Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hello, 查看 imx8ulp 参考手册中的 i.MX 8ULP 架构图,我们可以看到 PBridge2 是实时域内的 DSP 域的一部分。 我知道 M33 核心没有直接连接到 DSP 域,但我看到交叉开关(XBAR_RTD 和 XBAR_DSP)是连接的;是否可以从 M33 核心访问 DSP 设备? 当我尝试在 DPS 域中使用 LPSPI2 时,尽管按照 examples/evkmimx8ulp/dsp_examples/hello_world_usart 设置了时钟,但 M33 核心还是会挂起/崩溃;因此我假设如果它完全可以访问,那么就必须进行一些操作来映射 cm33 OS 中的 pbridge2 区域。 这里的动机是,imx8ulp 的 IO 比我们之前使用的 SoC 少得多,并且我们希望使用来自 CM33 核心的 LPSPI2 和 LPUART2(均连接到 DSP 域中的 pbridge2) 谢谢! Dominique 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 对于其他关注此事的人来说,在查看此示例后,我们能够访问LPSPI1: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/Test-LPUART2-DSP-domain-on-i-MX8ULP-M33/ta-p/2084372 (回顾我的差异,我猜我错过了对 Fusion_Init() 的调用?我们还花了很长时间才弄清楚如何正确挂起(深度睡眠),执行 Fusion_Deinit() 以及在恢复后重置 trdc,但最终一切都解决了) 谢谢! 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 谢谢〜我会再试一次! 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 是的,GPIO(PTA~PTC)都可以从 CM33 中使用;您只需要将 pinmux 设置为 GPIO。 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 好的,谢谢!我想测试 LPUART2 环回,所以我尝试将 RX 和 TX 作为 gpio 环路进行测试。但它不起作用。我想确认即使LPUART2 在 DSP 域中,CM33 也可以控制引脚,对吗? 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 我们放弃了这个,并为 SPI 实现了 gpio 位破解,而不是使用 LPSPI2。我仍然相信理论上这是可能的,但我只是不明白为什么 TRDC 配置不起作用。 如果您找到解决方案,我最终仍然会感兴趣,因为位拆解比 LPSPI 更慢/效率更低,但这不是目前的优先事项。 谢谢! 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 你好!你现在能驱动 Pbrigde2 外设吗? 我在void BOARD_SetTrdcGlobalConfig()中添加了一些配置,但结果是 LPUART2[ PCC_REG( kCLOCK_Lpuart2) ] 的寄存器为 0。这意味着外围设备不存在…… 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hi @daisukemizobuch  正如我在另一个案例中所说的那样,我们无法控制 dsp 核心之外的模块资源。 此致 志明 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 嗨@Zhiming_Liu ; 谢谢。期待您的回复。 此致 米佐 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hi @daisukemizobuch  @martinetd  让我花点时间来测试一下。 此致 志明 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 嗨@Zhiming_Liu ; 这方面有新的消息吗?如果您有任何新信息,我将非常感激。 此致 米佐 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 嗨@Zhiming_Liu ; 谢谢您的回复,很抱歉回复得这么慢。 我不确定我们是否同意我在这里所做的事情。 dsp_pdm_sai 示例 (examples/evkmimx8ulp/dsp_examples/pdm_sai) 当然控制 PDM,但它是从 dsp/main_dsp.c 控制的它运行在DSP核上,启动DSP核之后M33核不做任何事情。 我正在尝试直接从 M33 核心访问 DSP 外设,而无需启动 DSP 核心(我没有使用 XCC 修改或构建 DSP 图像的许可证,因此使用邮箱从 M33 控制 DSP 核心也不是解决方案)。 dsp pdm_sai 示例也完全没有从通用板配置修改 TRDC (MRC/MBC)。 我尝试向 TRDC Mbc 添加更多块,但没有成功。我尝试查看 trdc 示例(examples/evkmimx8ulp/driver_examples/trdc),看起来访问 PCC2->PCC_LPSPI2(0x2810_2034)时没有出现故障,但如果该寄存器为 0,LPSPI2 就无法工作。 我已附上我在 trdc 示例中尝试过的补丁,这是我按照您的建议设置 MDC 后(针对 PCC2 块)打印 PCC2->PCC_LPSPI2(以及用于健全性检查的 LPSPI1)得到的输出 TRDC example start other init XXXXXXX LPSPI1 80000000 @ 280300fc ; LPSPI2 0 @ 28102034 Set the MRC selected memory region not accessiable Violent MRC access at address: 0x40000000 The MRC selected region is accessiable now Set the MBC selected memory block not accessiable Violent MBC access at address: 0x28800000 The MBC selected block is accessiable now TRDC example Success 如果您能给我指明正确的方向,我将不胜感激。 谢谢! Dominique 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hi 请添加另一个 mbcidx 来映射 pcc2。dsp_pdm_sai 是一个很好的例子,展示了如何从 M33 控制 pdm(dsp 域)。 mbcBlockConfig.memoryBlockIdx = 2U;//PCC2 TRDC_MbcSetMemoryBlockConfig(TRDC, &mbcBlockConfig); 此致 志明 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 谢谢你的域名,我错过了。 不幸的是,当我尝试通过 LPSPI2 发送消息时,m33 核心仍然挂起。 我仔细查看了它挂起的位置, LPSPI_MasterTransferReadDataInFifoNoBuf()挂起,因为LPSPI_GetStatusFlags(LPSPI2)从未从 0 改变。 先说一下,在LPSPI_MasterTransferBlocking()的开头,我正在使用的示例(examples/evkmimx8ulp/driver_examples/lpspi/polling_b2b_transfer/master)已经调用了LPSPI_MasterInit() ,所以 LPSPI2->CR 应该是 1(启用),但事实并非如此;即使在LPSPI_Enable(base, true)之后它仍然保持在 0 所以我不确定我的问题是否出在 TRDC/MBC 上(如果是 MBC,我预计对 LPSPI2 寄存器的任何访问都会挂起或重置控制器,但事实并非如此——或者它只是忽略任何写入的内容,如果访问设置不正确,则始终返回 0?) 再往前追溯,PCC2 内存映射似乎没有映射? 手册说 PCC2 基地址:2810_2000h / PCC_LPSPI2 偏移量为 34h,如果存在(PR 位),则应至少包含 8000_0000h,但它为 0。(同时,2803_00FCh 处的 PCC_LPSPI1 此时包含 9200_0000h) 另一方面,我也没有看到任何明确映射 PCC0(2803_0000h)的东西,所以我不确定这里需要什么。 您觉得怎么样?我是否遗漏了 TRDC 设置之前(或之后)的其他内容? 谢谢! 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hi board.h 中有 TRDC_M33_DOMAIN_ID,你可以使用它。 /* non secure state can access LPSPI2(T-MBC3) for M33 */ mbcBlockConfig.memoryAccessControlSelect = TRDC_MBC_ACCESS_CONTROL_POLICY_ALL_INDEX; mbcBlockConfig.nseEnable = true; mbcBlockConfig.mbcIdx = 3U; mbcBlockConfig.domainIdx = TRDC_M33_DOMAIN_ID; mbcBlockConfig.slaveMemoryIdx = 0U; mbcBlockConfig.memoryBlockIdx = 13; TRDC_MbcSetMemoryBlockConfig(TRDC, &mbcBlockConfig); 参考 pdm_sai dsp 演示,我们需要从 PBRIDGE2 内存映射中获取 memoryBlockIdx。对于LPSPI2,memoryBlockIdx应该是13 此致 志明 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 抱歉重复更新,补丁实际上已附加... 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 你好@Zhiming_Liu 谢谢您的回复! 查看参考手册,就我而言,我想从 m33 访问 pbridge2 设备,因此我发现 MBC3 控制 Pbridge2 的 18 个 4k 块; (我不太确定TRDC_GetMbcHardwareConfig(TRDC, &mbcHwConfig, 3, 0) (以及更高的从属设备)是否都返回mbcHwConfig.blockNum=0;所以也许我遗漏了一些先决条件?但话又说回来,它不需要域名,所以我认为我没有正确理解这一点......) 忽略上述内容并根据手册,我尝试将对 TRDC_MBC_ACCESS_CONTROL_POLICY_ALL_INDEX + nseEnabled 的访问权限设置为所有域(域 0-7、从属 0、块 0-2),虽然这似乎没有失败,但也无济于事,我的 m33 程序在访问 LPSPI2 时仍然会挂起/崩溃 (我还删除了在 board.c 中找到的对 MBC3 的任何其他引用;并且还根据 dsp 示例在 Pcc2 上选择一个时钟,以便 pbridge2 进行设置) 我已附加适用于https://github.com/NXPmicro/mcux-sdk的差异b565979c2155efc49ffcc8cdaa1f932e19a4d0e5 和https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcux-sdk-examplesfc18ff0c12ba90fe71714eaa4244717efa18c61c 你知道缺少了什么吗? 回复:i.MX8ULP 从 m33 访问 pbridge2 Hi 您需要在BOARD_SetTrdcGlobalConfig 中设置 MBC 策略,引用 pbridge1,使用 domainIdx 来控制哪个域可以访问它。   ..... /* for DMA1, USB0, USB1, ENET, UDSHC0, USDHC1, UDSHC2, CAMM Master(default domain id is 1), default TRDC * configuration */ /* non secure state can access Pbridge1(MBC2_MEM1) for DMA1, USB0, USB1, ENET, UDSHC0, USDHC1, UDSHC2, CAMM * Master */ mbcBlockConfig.memoryAccessControlSelect = TRDC_MBC_ACCESS_CONTROL_POLICY_ALL_INDEX; mbcBlockConfig.nseEnable = true; /* non secure state can access the block for DMA1, USB0, USB1, ENET, UDSHC0, USDHC1, UDSHC2, CAMM Master */ mbcBlockConfig.mbcIdx = 2U; /* MBC2 */ mbcBlockConfig.domainIdx = 1U; /* MBC2_DOM1 */ mbcBlockConfig.slaveMemoryIdx = 1U; /* MBC2_DOM1_MEM1 */ TRDC_GetMbcHardwareConfig(TRDC, &mbcHwConfig, mbcBlockConfig.mbcIdx, mbcBlockConfig.slaveMemoryIdx); for (n = 0U; n < mbcHwConfig.blockNum; n++) { mbcBlockConfig.memoryBlockIdx = n; /* MBC2_DOM1_MEM1_BLK_CFG_Wx */ TRDC_MbcSetMemoryBlockConfig(TRDC, &mbcBlockConfig); } .... /* non secure state can access PCC1(PBridge1 slot 17) and ADC1(PBridge1 slot 34) for cortex-A35 */ mbcBlockConfig.memoryAccessControlSelect = TRDC_MBC_ACCESS_CONTROL_POLICY_ALL_INDEX; mbcBlockConfig.nseEnable = true; /* non secure state can access the block for cortex-A35 */ mbcBlockConfig.mbcIdx = 2U; /* MBC2 */ mbcBlockConfig.domainIdx = 7U; /* MBC2_DOM7 */ mbcBlockConfig.slaveMemoryIdx = 1U; /* MBC2_DOM7_MEM1 */ mbcBlockConfig.memoryBlockIdx = 17U; /* MBC2_DOM7_MEM1_BLK_CFG_W17 */ TRDC_MbcSetMemoryBlockConfig(TRDC, &mbcBlockConfig); mbcBlockConfig.memoryBlockIdx = 34U; /* MBC2_DOM7_MEM1_BLK_CFG_W34 */ TRDC_MbcSetMemoryBlockConfig(TRDC, &mbcBlockConfig); .... 此致 志明
View full article
操作方法:S32 Design Studio - 创建新的应用程序项目 使用 S32 Design Studio 中的新项目向导创建裸板项目。这个过程非常简单,但需要做出一些选择。您希望支持哪种处理器、工具链、SDK 和调试器是最重要的。但是,您还可以选择启用多少个核心、使用哪个 C 库、I/O 支持、FPU 支持、C/C++ 语言。所有这些都在用户手册中进行了解释,但默认设置应该适用于大多数用户。在本文档中,我们将引导您完成整个过程。 1.启动S32设计工作室 2.选择文件->新建->S32DS应用程序项目 或使用仪表板视图中的快捷按钮S32DS 应用程序项目 3. 输入项目名称。 4. 展开文件夹系列并选择所需的核心。例如“S32Z270(启动核心:M33)” 5.单击“下一步” 6. 请注意,有 I/O 支持、FPU 支持、语言、SDK 和调试器的选项。请注意,根据所选的处理器,调试器支持不同的选项。此外,一些家庭有多核项目。如果您想使用单核,只需选中第一个启动核心。 7.单击“完成”。新项目已生成。它包含一个示例裸板应用程序。无需任何更改即可构建和调试该项目。将您的内容添加到这个基础项目。
View full article
语义错误问题。I.MX RT1020 MCUXpressoIDE 我的开发环境: MCUXpressoIDE 11.7.1 和 SDK 2.xEVK_MIMXRT1020 2.13.0 问题如下, 当我开始构建我的项目时,控制台显示构建已完成并且没有错误。 图像正常创建 但正在调查问题标签。奇怪的事情。 出现许多语义错误。 我不明白为什么 IDE 工具会捕获这个错误。 所以,我已经重建了索引(<= project->c/c++ index->rebuild),结果相同。 如果有人遇到过类似的错误或问题并解决了它,我将非常感激您的帮助,以了解为什么会发生这种语义错误以及如何消除它。 回复:语义错误问题。I.MX RT1020 MCUXpressoIDE 说实话,更新到最新版本后问题变得更加严重。现在,它根本就无法构建。无论如何,我认为这个问题应该在单独的查询中解决,所以我单击了关闭按钮。谢谢你的建议。 回复:语义错误问题。I.MX RT1020 MCUXpressoIDE 你好@Seongyon_Jeong 感谢您的回复。 我看到您的 SDK 版本是 SDK 2_13_0,此 SDK 使用 MCUXpresso IDE v11.7.0 进行编译和测试。 我建议您根据兼容版本使用 SDK 和 MCUXPresso IDE。如果不兼容,可能会出现异常。 如果您已完成更新到最新版本,但仍然遇到问题,请告诉我,我会尽力帮助您解决问题。 BR mayliu 回复:语义错误问题。I.MX RT1020 MCUXpressoIDE SDK 2_13_0 => 11.7.0 但 MCUXpresso IDE v11.7.1 [Build 9221] [2023-03-28] 难道就没有问题吗? 无论如何,我会在更新到最新版本后再试一次。 回复:语义错误问题。I.MX RT1020 MCUXpressoIDE 你好@Seongyon_Jeong , 非常感谢您对我们的产品感兴趣并使用我们的社区。 您能否检查一下您的 MCUXPresso IDE 和 SDK 版本是否兼容? 您可以像下图所示那样打开SDK路径。 打开文件“MCUXpresso SDK MIMXRT1XXX-EVKB 发行说明” 它描述“MCUXpresso SDK 使用这些开发工具进行编译和测试:MCUXpresso IDE,版本为 XXXXXXX” 请确保您的 MCUXPresso 和 SDK 版本兼容。 我建议您更新到最新版本的 MCUXPresso IDE 和 SDK。   希望它能帮到你。 如果您对此仍有疑问,请告知我。 BR mayliu
View full article
如何:将自定义 SDK 添加到现有项目中 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 有时您希望在项目之间共享源代码,甚至更好的是,在平台之间共享源代码。假设我们正在为 S32K144 和 MPC5744P 开发具有相同功能的软件。在这种情况下,我们可以识别平台独立函数 - 通用的、平台特定的函数 - 与 MCU 本身无关,但与某些外设的工作方式(例如不同的 ADC 结果范围)有关 - 以及依赖于 MCU 的函数,如时钟初始化。附件是一个非常简单的 SDK,可以与 S32K144 和 MPC5744P(每个都有不同的 S32DS 版本)共享。 解压缩 my_sdk.zip 档案(例如 C:\NXP 文件夹)。您可以导入示例项目,但让我们从头开始。创建一个新的S32DS应用程序项目并选择MCU: 您可以使用默认项目配置并单击完成: 右键点击项目名称->属性,选择SDK->添加 填写“新 SDK”对话框中的名称、版本和描述字段,然后单击“位置”字段旁边的“更改”按钮。 在“更改 SDK 位置”对话框中,保持选中“定义新变量设置”,单击“浏览”并找到 my_sdk 路径: 现在我们可以从选定的 SDK 中选择文件(源、标题……),您可以选择所有可用的文件。如果您选择一个文件夹,那么该文件夹中的所有文件也将被选择。 不要忘记选择头文件: 如果您选择复制 - 文件将被复制到项目文件夹中,您可以进行本地更改。如果没有此选项(默认) - 更改将在依赖于此特定 SDK 的所有项目之间共享。 能够从 SDK 中单独选择要包含的文件以及复制到项目文件夹中的文件,为在项目中定制 SDK 的使用提供了很大的灵活性。 单击“确定”,然后单击“附加/分离...”将此 SDK 附加到您的项目中: 如果您希望将 SDK 用于新创建的项目(作为 SDK 选择列表中的选项) - 单击“Make global”按钮: 现在您可以看到项目中的更改: 另外,可以在 SDK 资源管理器(窗口 -> 显示视图 -> 其他...)中查看 SDK,其中可以使用函数和宏将功能拖放到代码中: 平台特定的代码由预处理器定义的宏过滤。那么,让我们定义一下我们使用的是 S32K144 还是 MPC5744P。右键单击项目名称 -> 属性 -> C/C++ 构建 -> 设置 -> -> 预处理器: 我们已经完成了——现在我们可以使用SDK函数——S32K144: 和 MPC5744P(启用中断是 MPC5744P 空项目的默认部分 - 这是唯一的区别): Eclipse IDE 使用和设置 SDK
View full article
将固件编程到 PNEV5180B 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当 PNEV5180B 无法与 Cockpit 配合使用时,您可以将固件重新编程到电路板上。以下步骤向您展示如何将固件重新编程到电路板。 1.如果您没有 MCUXpresso,请先从 NXP 网站下载 MCUXpresso。 适用于 ARM ® Cortex ® -M 内核的 MCUXpresso 软件和工具|恩智浦 2. 将 MCUXpresso IDE v10.0.0 安装到您的电脑上。 3. 配置 PNEV5180 板以使用外部电源 J101,然后为板供电。PNEV5180B 上有 10 针 ARM Cortex 接头,使用扁平电缆将 LPC-Link2 调试探测器连接到它 (J7),并通过 USB 迷你电缆将调试探测器连接到 PC 主机 - 调试探测器上的两个跳线都处于打开状态 (JP1 和 JP2)。 4.启动 MCUXpresso IDE 并从文件系统导入任何 LPC1769 项目。例如:SW3522.zip。给程序员正确的定义很重要。 SW3522 可从此处下载:适用于 PNEV5180B 的 NFC 阅读器库 v4.040.05.011646 R1,包括所有软件示例 5.导入SW3522后,您可以尝试构建示例并在您的主板上运行该示例。例如NfcrdlibEx1_BasicDiscoveryLoop。 单击主菜单上的 LinkServer GUI Flash 编程器图标。启动时,编程器工具将检查是否连接了 LPC-Link2 调试探针。 6. 浏览到 C:\nxp\NxpNfcCockpit_v4.0.0.0\firmware\Secondary_PN5180\BootLoader_And_Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.bin。 将基地址设置为 0x0。 7.闪存写入完成。 8. 此后,重置电路板并启动 NFCCockpit v4.0.0.0。该董事会将得到认可。 聚苯乙烯该板通过 VCOM 连接到 PC。如果存在任何驱动程序问题,请尝试重新安装 VCOM 驱动程序并重新启动 PC。VCOM 驱动程序可以在 C:\nxp\NxpNfcCockpit_v4.0.0.0\VCOM 中找到。 回复:将固件编程到 PNEV5180B 板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您的内容帮助我消除了很多疑虑,非常感谢...... 9apps
View full article
MCUXpresso IDE への MCUXpresso SDK のインポート <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MCUXpresso SDK パッケージは .zip としてダウンロードされますファイル。IAR や Keil などの 3 rd パーティ IDE を使用している場合、プロジェクト ファイルにアクセスするにはパッケージを解凍する必要があります。また、解凍した SDK フォルダーを MCUXpresso 構成ツールで使用できる必要があります。これが、ダウンロードしたSDKパッケージを解凍することがデフォルトの推奨事項である理由です。   ただし、MCUXpresso IDE を使用している場合は、圧縮された SDK または解凍された SDK を MCUXpresso IDE にインポートできます。圧縮されたSDKはディスク容量を節約し、解凍されたSDKフォルダよりも迅速にIDEにインポートできます。MCUXpresso の IDE パーツのサポートは、MCUXpresso SDK を IDE にインポートすることで拡張されるため、新しいデバイスを追加する必要がある場合に時間を節約できます。また、SDKパッケージはMCUXpressoをサポートしている必要があるため、SDKビルダーで最近(3月24日以降)作成され、パッケージでMCUXpressoが明示的にサポートされている必要があります。そうしないと、インポートしようとするとエラーが発生します。 MCUXpresso SDK の zip パッケージまたはフォルダを IDE にドラッグ アンド ドロップすると、その zip/フォルダのコピーが作成され、C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackages ディレクトリに配置されます。したがって、ダウンロードした元のコピーを削除して、ディスクスペースを節約できます。     インポートされた SDK が zip 圧縮されている場合、サンプル・プロジェクトを作成またはインポートすると、SDK ソース・ファイルは常にワークスペースにコピーされます。インポートされた SDK が解凍された場合は、SDK ソース ファイルをワークスペースにコピーするか (デフォルト)、SDK ファイルをリンクされた参照として直接参照するかを選択できます。 SDK を zip ファイルとしてインポートした場合は、後で MCUXpresso IDE 内から解凍できます。この解凍は最適化されているため、WinZipなどのプログラムを使用して解凍するよりもはるかに高速です。MCUXpresso IDE 内で解凍すると、MCUXpresso SDKPackages フォルダーにあった zip ファイルは、解凍が完了するとハード ドライブから自動的に削除されます。その後、MCUXpresso Config ツールを使用するときに、この解凍されたフォルダをその SDK の場所に使用できます。       また、SDK パッケージ (zip 形式または解凍済み) を既定の SDKPackages ディレクトリ (C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackage) に配置し、MCUXpresso IDE を再起動して、MCUXpresso SDK を追加することもできます。   最後に、Window -> Preferences -> MCUXpresso IDE -> SDK Options に移動して、MCUXpresso IDE が SDK ファイル (zip 圧縮または解凍済みの両方) を検索する追加のディレクトリを指定することもできます。これは、SDK のリポジトリをハード ドライブの特別な場所に保持する場合に便利です。ただし、デフォルトの場所の外部に保存されているSDKの場合、IDE内では「SDKの削除」機能は無効になっており、追加の検索パスはワークスペースごとにのみ保存されるため、別のワークスペースを選択した場合、パスを再度追加するまで新しいSDKフォルダについて認識されません。同じデバイスに対して異なる場所にある複数の SDK が見つかった場合、IDE はリスト上の優先順位で使用するパッケージを選択します (上位が優先されます)。   プリインストール部品のサポートとSDKのインポートの詳細については、MCUXpresso IDEユーザーズガイドのセクション4と 、この有益なトレーニングビデオを参照してください。
View full article
使用 Kinetis 的 KDS GCC 链接器文件重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本文档提供了在 MCU 内存映射中重新定位代码和数据的指导。作为此过程的一部分,它解释了如何通过编辑 Kinetis 架构的 GCC 链接器文件 (.ld) 来创建新的内存段和部分。   内容:   1.-简介 2.-初步背景 3.- Linker File (.ld) Overview 4.-重新定位代码 4.1.-先决条件 4.2.-在 ROM 中重新定位代码 4.3.-在 RAM 中重新定位代码 4.4.-将代码重新定位到特定的 RAM 地址 4.5.-在外部 RAM 中重新定位代码 5.-重新定位数据 6.- RAM 项目的链接器文件   顺祝商祺! 卡洛斯·门多萨 技术支持工程师 概述 回复:使用 KDS GCC 链接器文件为 Kinetis 重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好, Carlos_Mendoza ‌,我已经完成了将 PROGRAM_FLASH 中的应用程序重新定位到 BL_APP_VECTOR_TABLE_ADDRESS 的步骤(例如我的目标上是 0xA000,或者您的示例中是 0x8000)。然而, robertpoor的问题是关于为闪存中的 BCA(引导加载程序配置区域)定义一个应用程序部分。是否有更新的 MCUXpresso 文档描述如何使用托管链接器文件正确执行此操作?我发现的所有内容都没有涉及将数据重新定位到 FLASH或没有处理位于闪存偏移量 0x400 的闪存配置块(FlashConfig 部分)的情况。 Alice_Yang 的 使用 MCUXpresso IDE (https://community.nxp.com/docs/DOC-335283?commentID=61942#comment-61942) 重新定位代码和数据 仅提到将数据重新定位到 RAM 中。 回复:使用 KDS GCC 链接器文件为 Kinetis 重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Robert,   无需修改链接器脚本即可使您的应用程序可与 MCUBOOT 一起使用,您可以继续使用托管链接器脚本功能,只需在应用程序的开头添加偏移量,您只需打开项目属性,转到 C/C++ Build > MCU 设置并更改应用程序的 Flash 启动位置: VTOR 寄存器将被更新以匹配应用程序的新起始地址。 希望对您有帮助!   此致, 卡洛斯·门多萨 技术支持工程师 回复:使用 KDS GCC 链接器文件为 Kinetis 重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 卡洛斯: 谢谢你的信息。我仔细阅读了第 16.7 章并创建了一组链接脚本,但我尚未成功正确地重新定位目标程序的所有部分以供 KBOOT 协议加载。是否有更新的文档来解决重新定位 KBOOT 程序的问题? 一些具体问题: 程序需要将Bootloader配置区域放置在特定位置。我已经在内存映射中指定了这一点,但是哪个 .ldt 文件中需要什么代码?我目前在 boot_hdr.ldt 中有它。 哪个 .ldt文件负责重新定位 VTOR?那么该文件中应该包含什么内容呢?(我将其放在了 section_top.ldt 中,但我不相信这是正确的。) 以下是我目前所拥有的: /* boot_hdr.ldt: */ .bca : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.BootloaderConfig)) . = ALIGN(4); } > m_bootloader_cfg /* 节顶部.ldt */ .中断: { __VECTOR_TABLE = .; 。=对齐(4); 保持(*(.isr_vector))/* 启动代码 */ 。=对齐(4); } > m_中断 回复:使用 KDS GCC 链接器文件为 Kinetis 重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Robert, 你是对的,不建议将上述方法用于 MCUXpresso IDE。您可以在第16.7 章“修改生成的链接器脚本/内存布局”中找到有关如何将变量和函数放入 MCUXpresso 中的不同内存块的更多信息。 希望有帮助! 此致, 卡洛斯·门多萨 技术支持工程师 回复:使用 KDS GCC 链接器文件为 Kinetis 重新定位代码和数据 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在 MCUXpresso 中,似乎需要手动编辑 .ld文件不再是认可的技术,已被托管链接器/Freemarker/内存编辑器系统取代。是否有针对 MCUXpresso 的“重新定位代码...”文档的更新版本?
View full article
将 MCUXpresso SDK 导入 MCUXpresso IDE <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> MCUXpresso SDK 软件包以 .zip 格式下载文件。如果您使用 第三方 IDE(例如 IAR 或 Keil),则必须解压缩该包才能访问项目文件。此外,还必须为 MCUXpresso 配置工具提供解压缩的 SDK 文件夹。这就是为什么默认建议继续解压下载的 SDK 包。   但是,如果使用 MCUXpresso IDE,则可以将压缩或解压缩的 SDK 导入 MCUXpresso IDE。压缩的 SDK 将节省磁盘空间,并且可以比解压缩的 SDK 文件夹更快地导入 IDE。通过将 MCUXpresso SDK 导入 IDE,可以扩展 MCUXpresso 的 IDE 部件支持,因此如果您需要添加新设备,这可以节省一些时间。另请注意,您的 SDK 包必须支持 MCUXpresso,因此必须是最近在 SDK Builder 中创建的(3 月 24 日之后),并且包中明确支持 MCUXpresso,否则您在尝试导入它时会收到错误。 将 MCUXpresso SDK zip 包或文件夹拖放到 IDE 中时,会创建该 zip/文件夹的副本并将其放入 C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackages 目录中。因此,您可以删除已下载的原始副本以节省磁盘空间。     如果导入的 SDK 是压缩的,那么在创建或导入示例项目时,SDK 源文件总是会被复制到工作区中。如果导入的 SDK 已解压,那么您可以选择将 SDK 源文件复制到工作区(这是默认设置),或者可以直接将 SDK 文件作为链接引用进行引用。 如果将 SDK 作为压缩文件导入,则可以稍后从 MCUXpresso IDE 内部解压缩。此解压缩已经过优化,因此比通过 WinZip 等程序解压缩要快得多。在 MCUXpresso IDE 内部解压时,MCUXpresso SDKPackages 文件夹中的 zip 文件将在解压完成后自动从硬盘中删除。然后,您可以在使用 MCUXpresso 配置工具时将此解压缩的文件夹用作该 SDK 位置。       您还可以通过将 SDK 包(压缩或解压)放入默认 SDKPackages 目录( C:\Users\ \mcuxpresso\SDKPackage) 并重新启动 MCUXpresso IDE 来添加 MCUXpresso SDK。   最后,您还可以通过转到窗口 -> 首选项 -> MCUXpresso IDE -> SDK 选项来指定 MCUXpresso IDE 应该搜索 SDK 文件(压缩或解压)的其他目录。这对于将 SDK 存储库保存在硬盘驱动器上的特殊位置非常有用。但是,对于存储在默认位置之外的 SDK,IDE 内部的“删除 SDK”功能是禁用的,并且额外的搜索路径仅保存在每个工作区中,因此如果您选择另一个工作区,它将不会知道新的 SDK 文件夹,直到您重新添加路径。如果在不同位置为同一设备找到多个 SDK,IDE 会根据列表中的优先级选择要使用的包(顶部优先)。   有关预安装部件支持和导入 SDK 的更多详细信息,请参阅 MCUXpresso IDE 用户指南第 4 部分以及此信息丰富的培训视频。
View full article
基于 Android 13 测试 pstore/ramoops 平台 i.MX8MPlus EVK, Android 13 背景 客户发现我们已经启用了有关 pstore 和 ramoops 的所有配置,但他们无法在 Android 13 上的 /sys/fs/pstore 节点中获取 ramoops 日志。 解决方案 默认重启将重置所有硬件,包括 DDR 控制,因此这将导致存储在 RAM 中的日志丢失。 我们已经在ATF中包含了这样的代码,默认代码将使用imx_wdog_restart(true)来重置所有硬件。 void __dead2 imx_system_reset(void) { #ifdef IMX_WDOG_B_RESET imx_wdog_restart(true); #else imx_wdog_restart(false); #endif } 为了避免 DDR 重置,我们应该 在 vendor/nxp-opensource/arm-trusted-firmware/plat/imx/imx8m/imx8mp/include/platform_def.h 中注释 IMX_WDOG_B_RESET 结果 evk_8mp:/sys/fs/pstore # ls console-ramoops-0 dmesg-ramoops-0 pmsg-ramoops-0 Android i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano 回复:基于 Android 13 测试 pstore/ramoops 嗨, @Zhiming_Liu , 此方法可以在纯 Linux 操作系统(Yocto)上使用吗? 顺便问一下,有没有类似的方法来调试imx6?
View full article
将 Kinetis 协议分析器适配器与多个 USB-KW40Z BLE 嗅探器配合使用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您需要: USB-KW40Z 板(建议至少 3 个) Kinetis KW40Z连接软件 Kinetis Protocol Analyzer Adapter WireShark 请参阅 USB-KW40Z入门指南,获取有关如何使用嗅探器软件对开发板进行编程以及如何安装和使用 Kinetis 协议分析器适配器和 Wireshark 的详细教程。 为了获得最佳性能,至少需要 3 块板来持续监控所有 3 个 BLE 广告频道:37、38 和 39。如果你有更多,那就更好了。嗅探板数量少于 3 个将导致 BLE 嗅探器设置丢失一些广告包和连接事件。如果只有 1 或 2 个板,它们将必须在 3 个广告渠道之间跳转。 初始设置完成后,确保开发板已插入 USB 端口,然后启动 Kinetis 协议分析器适配器软件。 应用程序启动后,它会立即开始寻找嗅探器: 检测到嗅探器后,应用程序窗口应如下面的屏幕截图所示。每个插入的嗅探板都应显示单独的一行(下例中为 3 - COM32、COM34 和 COM33)。 将每个嗅探器设置在不同的广告频道(37、38 和 39)上,如果您要嗅探特定设备,请启用地址过滤器复选框并在相邻字段中输入设备的地址,如下面的屏幕截图所示。对所有嗅探器设备使用相同的设备地址。 按下窗口右上角的“鲨鱼鳍”按钮即可启动Wireshark。 Wireshark 启动后,选择 Kinetis 协议分析器适配器窗口中显示的 PCAP IF 并开始捕获数据包。本地连接 2 是示例中的 PCAP IF。 Wireshark 将开始显示捕获的数据包,并且嗅探器将捕获在任何广告渠道上发送到目标设备的连接请求数据包。 Useful tip: 您可以使用 Wireshark 中的btle.advertising_header.length != 0 或 btle.data_header.length != 0过滤器来过滤掉空的 BLE 数据包。 KW41Z31Z21Z
View full article
S32K3xx用NXP Model-Based Design Toolbox - バージョン1.4.0 製品リリースのお知らせ オートモーティブ・プロセッシング NXPモデルベース設計ツールボックス S32K3xx用 - バージョン 1.4.0RFP NXP SemiconductorsのModel-Based Design ToolsチームのAutomotive Processingは、S32K3xx用Model-Based Design Toolboxバージョン1.4.0のリリースを発表いたしました。このリリースでは、NXP S32K3xx自動車用マイクロプロセッサ向けに、MATLAB/SimulinkからS32K3xx 周辺機器およびアプリケーションのプロトタイピング用の自動コードを生成することをサポートしています。この新製品は、S32K310、S32K311、S32K312、S32K314、S32K322、S32K324、S32K328、S32K338、S32K341、S32K342、S32K344、S32K348、S32K358、S32K396のMCUとその一部の周辺機器をRTD MCALコンポーネント(ADC、PWM、MCL、DIO、CAN、SPI、UART、LIN、GPT)に基づいて追加でサポートします。BMSアプリケーション開発を可能にするために、ツールボックスはMC33775AおよびMC33772Cのバッテリ・セル・コントローラ(およびMC33665PHY)のサポートを提供します。このリリースでは、RTD、AMMCLib、MATLABのサポートも最新バージョンに更新しました。製品には、サポート対象のすべての機能を含む120を超える例が付属しています。これには、バッテリー・セル・コントローラー(BCC)とモーター制御のデモも含まれます。 対象読者: この製品は、Automotive SW – S32K3標準ソフトウェア・パッケージの一部です。 FlexNetの場所: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=14146527 テクニカル・サポート: S32K3xx用NXPモデルベース設計ツールボックスの問題は、NXPモデルベース・デザイン・ツール・コミュニティ・スペースを通じて追跡されます。 https://community.nxp.com/community/mbdt   リリース内容 NXP S32K3xx派生製品用MATLAB ®からの自動Cコード生成: S32K310 S32K311 S32K312 S32K314 S32K322 S32K324 S32K328 S32K338 S32K341 S32K342 S32K344 S32K348 S32K358 S32K396 次の周辺機器(MCALコンポーネント)のサポート: ADC PWM MCL LIN CAN SPI UART GPT DIO ボード初期化: S32K3xx用モデルベース設計ツールボックスは、ボード初期化ウィンドウで設定されたとおりに、コンポーネントの周辺機器の初期化関数呼び出しを生成します。ツールボックスは、クロックを初期化するための関数呼び出しを含むデフォルトの構成を提供し、その後にピンが続き、モデルに関連するプロジェクトで設定された残りの周辺機器のカスタム順序が続きます。さらに、ツールボックスには、初期化シーケンスを保存してファイルにエクスポートするオプションがあり、後で他のモデルでも使用できるようにすることができます。この方法により、他のモデルにも適用できる場合でも、ボードの初期化シーケンスを一度だけカスタマイズすることが可能です。そのようなファイルは、外部ボード初期化テンプレートとしてインポートできます。 カスタム・リンカー・ファイルとスタートアップ・コード: ツールボックスでは、ビルド・プロセス中に使用するカスタム・リンカー・ファイルとスタートアップ・コードを選択することができます。カスタム・リンカーを使用チェックボックスまたはカスタム・スタートアップ・コードを使用チェックボックスをオンにすると、この機能が有効になり、ユーザーは特定のファイルを参照できるようになります。 参照された構成のサポート S32K3xx用モデルベース設計ツールボックスでは、ユーザーがアプリケーションの構成を複数のモデルと共有できるようにするSimulink機能である参照構成の使用が可能になります。 MC33775AおよびMC33772Cバッテリー・セル・コントローラとMC33665PHYのサポート ツールボックスは、MC33775A、MC33772C、およびMC33665をサポートします。MC33775AとMC33772Cは、車載アプリケーション向けに設計されたリチウムイオン・バッテリー・セル・コントローラICで、差動セル電圧とバッテリー温度のADC変換を行います。一方、MC33665は、高速絶縁通信ネットワークを介してマイクロコントローラとバッテリー・セル・コントローラを接続するために設計されたトランシーバーの物理層トランス・ドライバーです。S32K3用MBDTに付属するすぐに実行可能な例では、MC33665トランシーバーを介してS32K344とMC33775AおよびMC33772Cの間で通信する方法を示しています。MC33775Aの場合、例では一次チェーンおよび二次チェーンの変換を実行し、MC33775Aからセル電圧の変換結果を読み取るようにバッテリー・セル・コントローラを構成する方法を示しています。MC33772Cの場合、例では電流を読み取るようにバッテリー・セル・コントローラを構成する方法を示しています。変換されたすべての値は、FreeMASTERアプリケーションを通じてユーザーに表示されます。 AUTOSARブロックセット(SW-C デプロイメント)のサポート 新しいRTDバージョンがサポートされました(3.0.0) 2つの動作モード:を提供: ベーシック – 周辺機器用に事前設定された構成を使用。ハードウェアの迅速な評価とテストに役立ちます アドバンスド – S32 Configuration ToolsまたはEB Tresosを使用して周辺機器/ピン/クロックを構成 車載用数値演算およびモーター制御ライブラリ・リリース 1.1.32を統合: 車載用数値演算およびモーター制御関数ライブラリ v1.1.32のすべての関数はシミュレーションおよび組み込みターゲットコード生成のためのブロックとしてサポートされています。 FreeMASTERの統合 ツールボックスがリアルタイム・データ視覚化ツールとどのように相互作用するか、また組み込みソフトウェア・アプリケーションのチューニングにどのように使用できるかを示すために、いくつかのSimulinkサンプル・モデルと関連するFreeMasterプロジェクトを提供しています。 MATLABバージョンのサポート 次のMATLABバージョンのサポートが追加されました: R2021a R2021b R2022a R2022b R2023a S32Design Studioの統合 ユーザーがSimulinkから生成されたコードをエクスポートし、S32Design Studioに直接インポートするための簡単なメカニズムを提供します。この機能は、モデルを既存のプロジェクトに統合する必要がある場合やデバッグの目的で役立ちます。 カスタム既定プロジェクト構成のサポート ツールボックスは、ユーザーがカスタムのデフォルト・プロジェクト構成を作成するためのサポートを提供します。カスタム・ボード設計を行う際に非常に役立ちます。構成を一度だけ作成すれば済みます。カスタム・デフォルト・プロジェクトとして保存された後、開発中のすべてのモデルに使用することができます。 コンポーネントをデフォルト設定に復元するためのサポート ツールボックスを使用すると、ユーザーはコンポーネントの構成(EB Tresos構成ツールを使用するモデルの場合)を、モデルが使用するデフォルト設定テンプレートに対応する設定に復元することができます。これにより、変更(加えられた場合)をデフォルト値に戻すことが可能です。 シミュレーションモード: 当社は以下のシミュレーション・モードをサポートしています(それぞれが検証と確認に役立ちます): ソフトウェア・イン・ループ(SIL) プロセッサー・イン・ループ(PIL) 外部モード サポートされているすべての周辺機器/機能の例: 120以上の例を追加しました。次のような例が含まれています: バッテリー・マネジメント・システム例 モーター制御アプリケーション(S32K396上のeTPUの例を含む) 通信(LIN、SPI、CAN、UART) AMMCLib タイマー制御(GPT) DIO FreeMASTER SIL/PIL/外部モード 新しい機能の詳細、特徴、使用方法については、添付のリリース・ノート・ドキュメントを参照してください。 MATLAB®の統合 NXPモデルベース設計ツールボックスは、MATLAB®およびSimulink®のエクスペリエンスを拡張し、NXPのS32K3xx MCUおよび評価ボード・ソリューションをすぐに評価して使用できるようにします: S32K3xx用NXPモデルベース設計ツールボックスバージョン 1.4.0は、インストールに関してMATLAB®環境と完全に統合されています:     対象者 このリリース(1.4.0)は、技術デモンストレーション、評価目的、およびS32K3xx MCUと評価ボードのプロトタイピングを目的としています。   便利なリソース 例、トレーニング、サポート:https://community.nxp.com/community/mbdt
View full article
s32k3如何恢复闪存? Hi NXP, 我正在开发用于更新应用程序的启动应用程序。当引导程序 pflash 遇到某些错误并触发 swt 重置 mcu 时,检查 plash 是否部分无法访问。如下图所示, 1. 这是一个 flash ecc 错误案例吗? 2.在这种情况下,jlink无法对闪存进行编程,您能否给出一些如何将闪存恢复到正常状态的建议? 回复:s32k3 如何恢复闪存? Hi @victory, 必须先读取闪存。 我可能会关注为什么闪烁会卡住以及为什么 MCU 必须由 WDOG 重置。 正在编程的闪存块不得被总线上的任何主机访问。 这可能需要禁用中断或将闪存驱动程序放入 SRAM。 此致, Daniel 回复:s32k3 如何恢复闪存? 我正在使用s32k312 有没有什么方法可以在不读取目标闪存区域的情况下检测错误,以了解该区域是否存在 ecc 错误并且无法访问? 回复:s32k3 如何恢复闪存? Hi @victory, 您能指定S32K3xx零件编号吗? 如果在闪存操作正在进行时重置 MCU,则无法定义闪存的内容,并且会出现 ECC 错误。 如果在读取操作期间检测到无法纠正的 ECC 错误,则会设置 MCRS[ERR] 标志。 可以抑制检测: 此致, Daniel 回复: s32k3如何恢复flash? 附加: 是否可以禁用 flash ecc 功能?
View full article
A1006"验证操作" 模式下的写权限 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我对恩智浦 A1006 在 "验证操作 "模式下的写入操作有些困惑。   在"sd276413 - Objective short data sheet A1006, Secure Authentication IC (1.3).pdf"第 9.3.1 节中指出:"根据集成电路的生命周期状态,内存写入操作仅限于某些特定的内存区域,不能进行任意的数据写入操作,只能进行不可逆的写入操作"。   “ sd276413——客观简短数据表 A1006,安全验证芯片 IC (1.3) .pdf” 和 “ d s374620-A1006 安全验证芯片 IC (2.0) .pdf” 均 指出,在 “身份验证操作” 中,“ 只能对用户内存进行写入操作,例如交易 “使用 数据” 更新” ,但没有 “交易” 的确切定义使用数据” 更新”。   问题在于,图 16 中的 “ ds374620-A1006 验证芯片 IC (2.0) .pdf” 指出,在 “身份验证操作” 期间,“ 将任意数据写入用户内存并 允许读取操作”。   A1006 没有像英飞凌 SLE95250 或恩智浦 A1007 那样的计数器。 我原计划在 "验证操作" "模式下使用每计数 1 位的计数器,因为我认为"只有不可逆转的写操作才有可能"。因为我认为在这种模式下 "只能进行不可逆的写操作"。 但如果可以"将任意数据写入用户存储器 在 "验证操作" "模式下 "向用户内存写入任意数据",那么我就无法在 A1006 中制作防篡改计数器。   有人能说明 A1006 在"Authentication Operation" 模式下的写入权限吗? 回复: A1006 Write permsiions in "Authentication Operation" mode 我需要 A1006 技术支持。如果您以前做过,请通过 FB 联系我 13922881086 Re: A1006 Write permsiions in "Authentication Operation" mode <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 对于这可能给您带来的不便,我们深表歉意,但由于本产品的信息属于保密协议(保密协议),因此该信息不公开,这不是共享此设备任何信息的安全渠道,目前,您正在公开提供保密协议下的信息。 您能否联系帮助您获取信息的人(销售人员或代理商),以获取有关您的请求的更多详细信息? 谢谢、 Estephania
View full article
lpcexpresso55s28 dev hid generic freertos の例 こんにちは、 私は LPC55S28 マイクロコントローラを使用しており、HID 汎用例のコードをプロジェクトに適応させています。ホストを待機させ、それ以上メッセージを送信しないようにしたい場合に、kUSB_DeviceHidEventSetReport で kStatus_USB_Busy を返すことによって、一種のフロー制御を実装しました。 ( ; devState < (( uint32_t )USB_DEVICE_IP3511_ENDPOINTS_NUM * 2U ); ++devState) { /* エンドポイント割り込みをチェックする */ if ( 0U != (interruptStatus & ( 0x01 UL << devState))) { USB_DeviceLpc3511IpInterruptToken(lpc3511IpState, ( uint8_t )devState, 0U , usbErrorCode); } }   interruptStatus と devState がそれぞれ 2 と 1 に更新されるため、この動作はすぐにトリガーされます。 バッファに新しいデータが含まれていない場合、このイベント情報が再度トリガーされないようにするにはどうすればよいですか?現在、kStatus_USB_Busy ステータスを返すたびに、重複したメッセージが処理されることになります。 ご協力いただければ幸いです。 Re: lpcexpresso55s28 dev hid generic freertos example オンラインでの認知度を高め、より多くのお客様を引き付けるには、適切なパートナーを選択することが不可欠です。リーズのNXPについてでは、 Webサイトの最適化、ローカル検索ランキングの管理、ビジネスに合わせた効果的なデジタル戦略の実装をお手伝いします。彼らは、トラフィックを促進し、エンゲージメントを高め、コンバージョンを促進するテクニックを専門としています。適切なアプローチを採用することで、企業はマーケットでより効果的に競争し、測定可能な成果を達成することができます。プロフェッショナルな SEO サポートに投資することで、長期的な成長とオンライン プレゼンスの強化が保証されます。
View full article
Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue Hello @nxp , I’m using the SB0401 Single-Channel ABS module IC with an NXP S32K31xEVB-Q48 MCU as the SPI master. I transmit the monitoring/module data once every 10 ms, but the SB0401 monitoring module appears to reset/restart repeatedly (about once every 50 ms). Along with this, my SPI “error count” increases on every SPI transfer. Below are the setup and my specific questions. HW/SW setup MCU (SPI Master): S32K31xEVB-Q48 (S32K31x family) Device: SB0401 (Single-Channel ABS module IC) Interface: SPI (LPSPI) (DMA based transfers) Periodic transmission: every 10 ms Observed issue: SB0401 monitoring module reset/restart every ~50 ms (see attached logs) Observed behavior The error counter increments for every SPI byte/word transfer. I read AR (seed) from SB0401 message 18 and calculate MR based on that AR. Despite sending frames periodically, the SB0401 monitoring module resets/restarts. Questions MR calculation vs AR (Message 18) My error count increases on every SPI transfer. I calculate MR using the AR value received from SB0401 message 18. Is it expected that an error counter would increment on every transfer in this condition, or does it indicate MR/AR logic is incorrect? Please confirm the correct MR computation flow/timing relative to AR (message 18) and any common pitfalls (e.g., using stale AR, wrong byte/bit extraction, timing window, counter alignment). ACK position when writing Message 0 If I write data into Message 0 at TxBuf[0], where should I check the acknowledgement? Example: For a write in TxBuf[0], does the ACK appear in RxBuf[0] (same word) or in RxBuf[1] (next word)? If there is a defined “ACK occurs in the following SPI word/frame” rule, please share the exact mapping. Reference SW / CDD driver Is there any reference CDD / example driver for SB0401 (C source or AUTOSAR-style CDD integration) that can be shared for guidance? If not shareable, can you recommend the official SB0401 software package / app note / reference implementation details to follow? Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue Hi Is possible to show your company and project information here? Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue Hi @guoweisun     yeah ok.     Company:  Ettiksoft technologies Pvt ltd.     project:  Two-wheeler single channel ABS.  Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue This part doesn't have CDD or other software drive and the reference schematic also need customer sign NDA then share. Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue Let me check again for the reference code about this special part. Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue For the example code I can't post here, could you please submit ticket from case port? Home Re: Single channel ABS SB0401 Monitoring Module Issue hello @guoweisun    ok.  Any other reference code is there, like this module behaviour. 
View full article
如何让 UJA1169 进入睡眠模式? 所有 FNMC、SDMC 和 SLPC 都设置为 0。 但是,当我发出进入睡眠模式的命令时,它会立即切换到待机模式。你知道为什么会发生这种情况吗? 我按照以下步骤进行了操作: 1。启用了唤醒引脚 上升沿 2。已禁用 CAN 唤醒 3.将 CMC 设置为离线 4.将 MC 设置为待机 5.将 MC 设置为睡眠 Re: How can I put the UJA1169 into Sleep mode? 发出睡眠命令后,我检查了主状态,发现是 0x14(收到非法睡眠模式命令)。 Re: How can I put the UJA1169 into Sleep mode? 你好,文真、 UJA1169(A) 只有在满足以下所有条件时才会进入睡眠模式: - 发出睡眠模式命令(通过 SPI,MC = 0b001)。 - 无唤醒事件待处理(所有事件状态位清零)。 - 至少一个常规唤醒源已启用(CAN 唤醒或 WAKE 引脚)。 - 睡眠模式未永久禁用(SLPC = 0)。 如果不满足其中任何一个条件,SBC 将不会进入睡眠模式。 取而代之的是,它会过渡到RESET模式,然后过渡到待机模式,并设置RESET源状态位 (RSS) 以指明原因(例如0b10100 = 收到非法睡眠模式命令)。 因此,在发出睡眠指令之前,请确认事件状态寄存器已清零,并仔细检查 WAKE 引脚的配置和使能位。 希望对您有所帮助。 BRs, Tomas
View full article
MIMXRT1180 how to output a pwm signal on the pin M16 - GPIO_AD_27 Hi guys,  I have a MIMXRT1189CVM8C. I am not able to output a simple PWM signal from the pin M16 - GPIO_AD_27. I have attached the screenshots of the MCUXpresso Config Tool which I set. Can someone help me, please? Re: MIMXRT1180 how to output a pwm signal on the pin M16 - GPIO_AD_27 Hi @silvio-vallorani , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. I suggest you can refer to SDK demo "evkmimxrt1180_pwm_cm33". 1: Pin Configuration : In MCUXpresso Config Tools, set pin M16 (GPIO_AD_27) to function as PWM2_B (submodule 1). 2: Add PWM Initialization Code Follow the SDK demo for PWM setup. The demo project uses PWM1 submodule 0, submodule 1, and submodule 2 to generate waveforms. You can adapt the same method for PWM2 Submodule 1.   Best Regards MayLiu Re: MIMXRT1180 how to output a pwm signal on the pin M16 - GPIO_AD_27 My new related question is about a function I need to implement, but I can't figure out how to do it cleanly and possibly totally in hardware. I have a periodic square signal generated by my application. I need to generate a new periodic square signal that is 8 time more fast and that perfectly sync with the signal above, every it's rise edge. In the Reference Manual I saw this block diagram: However, going into more detail about the behavior of PWM_EXT_SYNC I found this block diagram: It seems that the PWM peripheral is unable to simultaneously generate the PWM signal and synchronize with the external signal, is this true? Can you help me to find a good solution for my needs? Thank you very much, Silvio Re: MIMXRT1180 how to output a pwm signal on the pin M16 - GPIO_AD_27 Thank you @mayliu1 for your reply. I found the problem, it was related to the "fault disable" signals. I tryed to disable the beahviour that involve faults, using the "MCUX Config Tool" is not possible: if I uncheck all the "fault disable" signals, the generated code totally remove the PWM_SetupFaultDisableMap() call and the "fault disable map" register stay to it's all enabled by default. I think this is a buggy beahviour of the tool, beacouse if I uncheck all the "fault disable" signals from the tool and then I manually add the PWM_SetupFaultDisableMap() call with "0" as the mask, I obtain the expected behaviour. Anyway, on my code I finally leave enabled all the "fault disable" signals and I added XBAR signals to route "InputLogicHigh" on "Flexpwm2Faultx" signals and that's works fine. Now I have a new question, but I ask it as a separate message below. Re: MIMXRT1180 how to output a pwm signal on the pin M16 - GPIO_AD_27 Hi @silvio-vallorani , Thanks for your updated information. Q: It seems that the PWM peripheral is unable to simultaneously generate the PWM signal and synchronize with the external signal, is this true?   A: The FlexPWM module on i.MX RT1180 can simultaneously generate PWM outputs and synchronize its counter to an external signal. For more detailed information, I suggest you can refer to this Application Note : AN14196: Flex Pulse Width Modulator (FlexPWM) Usage on MCX N Series | NXP Semiconductors, especially Section 3.2.2 “Counter Synchronization”, which describes how the FlexPWM counter can be synchronized across modules or via external sources. Best Regards MayLiu
View full article
MCUXpresso 引脚工具功能组不能按预期工作 我一定误解了 Pins 工具中的 “功能组” 选项的用途,因为它的工作原理对我来说毫无意义。 我有一个项目支持两个截然不同的板。它们有大约 60 个% 相同的引脚分配。我的理解是,在 Pins 工具中设置两种配置的方法是为每种配置创建一个功能组。每个都有自己的前缀和自己的初始化函数——这部分很有意义,也符合我需要做的事情。 出错的地方在于我无法为不同组中的引脚分配不同的功能和标识符。我的初始配置的前缀是 EB6。我将其复制到辅助配置 EB2 中。我花了半个小时输入我对 EB2 组所做的所有更改,却发现它们覆盖了 EB6 组。 所有更改的标识符都抹去了原标识符。如果不是为了消除组间标识符的冲突,我很难理解为什么还要提供标识符前缀。 使用插针工具的正确方法是什么?如何定义两组不同的引脚配置以适应不同的版本配置? 谢谢! Scott Re: MCUXpresso Pins tool functional groups not working as expected 你好@scottm 如果初始化函数同时调用了这两个组,那么是的,它们将被覆盖。对于同一个引脚,只能在一个函数中调用一次。因此,如下所示的配置不会覆盖。 请在您这边试用,如果仍有任何问题,请随时联系我。谢谢。 BR 爱丽丝 BR 爱丽丝 Re: MCUXpresso Pins tool functional groups not working as expected 嗨,爱丽丝、 它不让我看你的全尺寸图片,但我认为这无论如何也解决不了问题。下面以 SDK 为例进行说明。在 PINS1 组中,我将 PIO1_4 指定为名为 RED_LED 的 GPIO。 在 PINS2 组中,我将 PIO1_4 指定为 GREEN_LED: 但这会覆盖 PINS1 的定义: 此外,尽管两个组都已配置,但我似乎只获得了 PINS1 的宏: 这是个小问题,但你认为我们是否可以更改功能组框的颜色,以便在暗色模式下也能阅读? 干杯, Scott Re: MCUXpresso Pins tool functional groups not working as expected 你好@scottm 我这边使用 P1_13 引脚进行了测试,并将其配置为两组。 在生成的代码中,不存在覆盖问题。您可以根据需要使用宏定义来调用这两个函数。以下是生成的两个函数:   BR 爱丽丝 Re: MCUXpresso Pins tool functional groups not working as expected 你好@scottm 是的,感谢您的分享。 在引脚视图中,我们可以添加更多的标识符,用分号 (;) 分隔。   谢谢!   BR 爱丽丝 Re: MCUXpresso Pins tool functional groups not working as expected 嗨,爱丽丝、 我又做了一些测试,默认初始化选项没有任何效果,但我想我确实发现了一些需要报告的东西。 如果在引脚视图中输入标识符,则不起作用--它会覆盖两个功能组,并且不会为输入的任何内容生成初始化: 但如果在路由详细信息中输入,似乎就能正常工作: 然后生成初始化代码和宏,并用分号将标识符合并。 Scott
View full article
无法在 LS1046 定制板上加载 bl31 日安 我们有一款基于 LS1046 的定制板(设计与 ls1046ardb 非常相似),带有 DDR4(8GBytes,非 ECC)模块 8ATF1G64AZ-3G2R1。 板和 DDR4 模块成功通过了 CodeWarrior QCVS 工具的校准程序。 RCW 和 ATF 是从恩智浦的 git 中克隆出来的,并经过移植以适应我们的板。 我们假设从 QSPI 启动并使用 BL1-> BL2-> BL31-> BL33 (Uboot) 方案,没有 OPTEE 也没有安全启动。(SN_EN=0 in RCW) 我们在启动 atf 时遇到了问题: VERBOSE: NUM of cluster = 0x1, Cores per cluster = 0x4 INFO:已配置 SMMU 缓存解锁。 信息:应用了勘误 A008850 早期阶段的 SoC 变通办法信息:应用了勘误 A010539 的 SoC 变通方案 信息:RCW 启动 SRC 是 QSPI 信息:应用了 DDR 的 SoC 变通方案勘误 A008511 信息:应用了 DDR 的 SoC 变通方法勘误 A009942 信息:应用了 DDR 的 SoC 变通方案勘误 A010165 详细:配置为 mult=1 的通用延迟计时器而且 div=25 VERBOSE:平台时钟 400000000 VERBOSE:DDR PLL1 1600000000 VERBOSE:DDR PLL2 400000000 VERBOSE:DDR PLL2 400000000 A009803 信息:时基 13 ms VERBOSE:解析 DIMM SPD (s) VERBOSE:控制器 0 VERBOSE:DIMM 0 VERBOSE:addr 0x51 VERBOSE:在写入芯片之前 54 VERBOSE:在写入芯片之前 81 VERBOSE:在写入芯片之前 55 VERBOSE:写入之前 addr VERBOSE:写入之前 addr VERBOSE:在写入芯片之前 81 VERBOSE:在写入芯片之前 55 VERBOSE:在写入之前 addr VERBOSE:在写入芯片之前芯片 81 VERBOSE:在写入之前 addr VERBOSE:校验和 0x847953d8 VERBOSE:n_ranks 1 VERBOSE:rank_density 0x2000000000 VERBOSE:容量 0x2000000000 VERBOSE:死亡 密度 0x5 VERBOSE:primary_sdram_width 64 VERBOSE:ec_sdram_width 0 VERBOSE:package_3ds 0 VERBOSE:rdimm 0 VERBOSE:mirrored_dimm 0 VERBOSE:mirrored_dimm 0 VERBOSE:rc0x0 VERBOSE:n_row_addr 16 VERBOSE:n_col_addr 10 BOSE:bank_addr_bits 0 VERBOSE:bank_group_bits 2 VERBOSE:edc_config 0 VERBOSE:burst_lengths_bitmask 0xc VERBOSE:tckmin_x_ps 625 VERBOSE:tckmax_ps 1600 VERBOSE:caslat_x 0x17ffc00 VERBOSE:taa_ps 13cd750 VERBOSE _ps 13750 VERBOSE:trp_ps 13750 VERBOSE:tras_ps 32000 VERBOSE:trc_ps 45750 VERBOSE:trfc1_ps 350000 VERBOSE:trfc2_ps 26 0000 VERBOSE:trfc4_ps 160000 VERBOSE:tfaw_ps 21000 VERBOSE:trdl_ps 2500 VERBOSE:trcdl_ps 5000 VERBOSE:trfc_slr_ps 0 VERBOSE:twr_ps 15000 VERBOSE:refresh_rate_ps 7800000 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE:dq_mapping 0x36 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE:dq_mapping 0x16 VERBOSE: dq_mapping 0x36 VERBOSE:dq_mapping 0x0 VERBOSE:dq_mapping 0x0 VERBOSE:dq_mapping 0x36 VERBOSE:dq_mapping 0x16 详细:dq_mapping 0x36 详细:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0x36 详细内容:dq_mapping 0xx16 VERBOSE:dq_mapping 0x36 VERBOSE:dq_mapping_ors 1 VERBOSE:使用控制器 0 完成 VERBOSE:cal cs VERBOSE:cs_in_use = 1 VERBOSE:cs_on_dimm [0] = 1 注意:UDIMM 8ATF1G64AZ-3G2R1 信息:解析 SPD 570 毫秒之后的时间 VERBOSE:综合配置详细:cs 0 VERBOSE:odt_rd_cfg 0x0 VERBOSE:odt_wr_cfg 0x4 VERBOSE:odt_rt_norm 0x3 VERBOSE:odt_rt_wr 0x0 VERBOSE:auto_precharge 0 VERBOSE:cfg 0 VERBOSE:cfg 0x0 VERBOSE:cfg 0x0 VERBOSE:odt_rt_cfg 0x0 VERBOSE:odt_rgg 0x0 VERBOSE tt_norm 0 x0 VERBOSE:odt_rt_wr 0x0 VERBOSE:auto_precharge 0 VERBOSE:cs 2 VERBOSE:odt_rd_cfg 0x0 VERBOSE:odt_cfg 0x0 VERBOSE:odt_rt_norm 0x0 VERBOSE:odt_rt_wr 0x0 VERBOSE:aut o_precharge 0 VERBOSE:cs 3 VERBOSE:odt_rd_cfg 0x0 VERBOSE:odt_wr_cfg 0x0 VERBOSE:odt_rtt_norm 0x0 VERBOSE:odt_rt_wr 0x0 VERBOSE:auto_precharge 0 VERBOSE:auto_precharge 0 VERBOSE:auto_precharge 0 VERBOSE:ctlr_init_ecc 0 VERBOSE:ap_en 0 BOSE:ctlr_intlv 0 VERBOSE:ctlr_intlv_mode 0 VERBOSE:ba_intlv 0x 0 VERBOSE:data_bus_used 0 VERBOSE:otf_burst_chop_en 1 VERBOSE:burst_length 0x6 VERBOSE:dbw_cap_shift 0 VERBOSE:分配绑定地址 VERBOSE:ctlr_intlv 0 VERBOSE:ctlr_intlv 0 VERBOSE:等级密度 0x20000000 详细:CS 0 VERBOSE:base_addr 0x0 VERBOSE SE:尺寸 0x20000000 VERBOSE:base 0x0 VERBOSE:按分配计算的内存总数为 0x2000000000 详细:计算控制器寄存器详细:跳过此速度的 CL 掩码 0x400 VERBOSE:跳过 caslat 0x400 VERBOSE:cs_use = 0x1 VERBOSE:cs0 VERBOSE:_config = 0x80040422 VERBOSE:cs [0] .bnds = 0x1ff VERBOSE: sdram_cfg[0] = 0xc5000008 VERBOSE: sdram_cfg[1] = 0x401140 VERBOSE: sdram_cfg[2] = 0x0 VERBOSE: timing_cfg[0] = 0x91550018 VERBOSE: VERBOSE: timing_cfg[2] = 0x490111 VERBOSE: timing_cfg[3] = 0x1111000 VERBOSE: timing_cfg[4] = 0x220002 VERBOSE: timing_cfg[5] = 0x3401400 VERBOSE:VERBOSE: timing_cfg[6] = 0x0 VERBOSE: timing_cfg[7] = 0x23300000 VERBOSE: timing_cfg[8] = 0x2334800 VERBOSE: timing_cfg[9] = 0x0 VERBOSE: dq_map[0] = 0x5b65b658 VERBOSE:dq_map[1] = 0xd96d96d8 VERBOSE: dq_map[2] = 0x5b65b658 VERBOSE: dq_map[3] = 0xd8000001 VERBOSE: sdram_mode[0] = 0x3030211 VERBOSE:sdram_mode[1] = 0x0 VERBOSE: sdram_mode[9] = 0x4000000 VERBOSE: sdram_mode[8] = 0x500 VERBOSE: sdram_mode[2] = 0x30211 VERBOSE: sdram_mode[3] = 0x0 VERBOSE: VERBOSE: sdram_mode[11] = 0x4000000 VERBOSE: sdram_mode[4] = 0x30211 VERBOSE: sdram_mode[5] = 0x0 VERBOSE: sdram_mode[12] = 0x400 VERBOSE:SDRAM_MODE[13] = 0x4000000 VERBOSE: SDRAM_MODE[6] = 0x30211 VERBOSE: SDRAM_MODE[7] = 0x0 VERBOSE: SDRAM_MODE[14] = 0x400 VERBOSE: SDRAM_MODE[15] = 0x4000000 VERBOSE:eor = 0x40000000 VERBOSE: interval = 0x18600000 VERBOSE: zq_cntl = 0x8a090705 VERBOSE: ddr_sr_cntr = 0x0 VERBOSE: clk_cntl = 0x4000000 VERBOSE: cdr[0] = 0x4000000 0x80000000 VERBOSE: cdr[1] = 0x80 VERBOSE: wrlvl_cntl[0] = 0x8675f61f VERBOSE: wrlvl_cntl[1] = 0x3e3e3e3e VERBOSE: wrlvl_cntl[2] = 0x3e3e3e26 VERBOSE: debug[28] = 0x46 INFO:对控制器编程前的时间为 821 ms VERBOSE:对控制器寄存器编程 VERBOSE:读取 debug[9] 为 0x10101010 VERBOSE:读取 debug[10] 为 0x10101010 VERBOSE:读取 debug[11] 为 0x10101010读取 debug[11] 为 0x10101010 VERBOSE: 读取 debug[12] 为 0x10101010 VERBOSE: cpo_min 0x10 VERBOSE: cpo_max 0x10 VERBOSE: debug[28] 0x700046 VERBOSE: 最佳 cpo_sample 0x37 注意:8 GB DDR4,64 位,CL=11,ECC 关闭 信息:DDR 驱动程序使用的时间 1259 毫秒信息:应用了勘误 A008850 后阶段的 SoC 变通方法 信息:RCW BOOT SRC 是 QSPI 详细内容:这张 BL 图片看到的内存:0x100000000-0x1000b000 VERBOSE:只读数据区域:0x1000b0000-0x10000 f000 VERBOSE:DRAM 区域 0:0x800000000-0xfbdffff VERBOSE:安全 DRAM 区域 0:0xf be000000-0xffffff mmap:va: 0x1000000 pa: 0x1000000 大小:0xf000000 attr: 0x40000000 va: 0x100000000 pa: 0x100000000 尺寸:0xb000 特性:0x2 粒度:0x40000000 va: 0x1000b000 pa: 0x1000b000 尺寸:0x4000 特性:0x42 粒度:0x40000000 va: 0x10000000 pa: 0x100000000 尺寸:0x19000 特性:0x40000000 va: 0x40000000 pa: 0x40000000 尺寸:0x800000 特性:0xa 粒度:0x40000000 va: 0x80000000 pa: 0x80000000 尺寸:0x7be00000 特性:0x1a 粒度:0x40000000 VA: 0xfbe00000 pa: 0xfbe00000 尺寸:0x420000 attrs: 0x420000 xa 粒度:0x40000 000 VERBOSE: Translation tables state: VERBOSE: Xlat regime:EL3 VERBOSE: Max allowed PA: 0xffffffffffff VERBOSE: Max allowed VA: 0xffffffffffff VERBOSE: Max mapped PA: 0xffffffff VERBOSE: Max mapped VA: 0xffffffffff VERBOSE: Initial lookup level: 0 VERBOSE: Entries @initial lookup level: 2 VERBOSE: Used 5 sub-tables out of 6 (spare. 1): [LV0] VA:0x0 size:0x8000000000 [LV1] VA:0x0 size:0x40000000 [LV2] VA:0x0 size:0x200000 [LV2] (省略 7 个无效描述符) [LV2] VA:0x1000000 PA:0x1000000 size:0x200000 DEV-RW-XN-S [LV2] VA:0x1200000 PA:0x1200000 size:0x200000 DEV-RW-XN-S .................................... ...... skip some mmu init ......... .................................... [LV2] VA:0xfa00000 PA:0xfa00000 size:0x200000 DEV-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc00000 PA:0xfc00000 size:0x200000 DEV-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe00000 PA:0xfe00000 size:0x200000 DEV-RW-XN-S [LV2] VA:0x10000000 size:0x200000 .................................... ...... 跳过一些 mmu init ......... .................................... [LV3] VA:0x10013000 PA:0x10013000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10014000 PA:0x10014000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10015000 PA:0x10015000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10016000 PA:0x10016000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10017000 PA:0x10017000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10018000 PA:0x10018000 size:0x1000 MEM-RW-XN-S [LV3] VA:0x10019000 size:0x1000 [LV3] (省略 486 个无效描述符) [LV2] VA:0x10200000 size:0x200000 [LV2] (省略 382 个无效描述符) [LV1] VA:0x40000000 size:0x40000000 [LV2] VA:0x40000000 PA:0x40000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0x40200000 PA:0x40200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0x40400000 PA:0x40400000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0x40600000 PA:0x40600000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0x40800000 size:0x200000 [LV2] (507 invalid descriptors omitted) [LV1] VA:0x80000000 PA:0x80000000 size:0x40000000 MEM-RW-XN-NS [LV1] VA:0xc0000000 size:0x40000000 [LV2] VA:0xc0000000 PA:0xc0000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-NS [LV2] VA:0xc0200000 PA:0xc0200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-NS .................................... ...... 跳过一些 mmu init ......... .................................... [LV2] VA:0xfbe00000 PA:0xfbe00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc000000 PA:0xfc000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc200000 PA:0xfc200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc400000 PA:0xfc400000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc600000 PA:0xfc600000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfc800000 PA:0xfc800000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfca00000 PA:0xfca00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfcc00000 PA:0xfcc00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfce00000 PA:0xfce00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfd000000 PA:0xfd000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfd200000 PA:0xfd200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfd400000 PA:0xfd400000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfd600000 PA:0xfd600000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfd800000 PA:0xfd800000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfda00000 PA:0xfda00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfdc00000 PA:0xfdc00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfde00000 PA:0xfde00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe000000 PA:0xfe000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe200000 PA:0xfe200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe400000 PA:0xfe400000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe600000 PA:0xfe600000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfe800000 PA:0xfe800000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfea00000 PA:0xfea00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfec00000 PA:0xfec00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xfee00000 PA:0xfee00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xff000000 PA:0xff000000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xff200000 PA:0xff200000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xff400000 PA:0xff400000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xff600000 PA:0xff600000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xff800000 PA:0xff800000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xffa00000 PA:0xffa00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xffc00000 PA:0xffc00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV2] VA:0xffe00000 PA:0xffe00000 size:0x200000 MEM-RW-XN-S [LV1] VA:0x100000000 size:0x40000000 [LV1] (省略 507 个无效描述符) [LV0] VA:0x8000000000 size:0x8000000000 NOTICE: BL2: v2.12.0(debug):lf-6.12.20-2.0.0-7-gcd1afe6cd-dirty 注意:BL2:版本:2025 年 12 月 25 日 13:34:49 信息:配置 TrustZone 控制器 VERBOSE:TrustZone:配置区域 0(TZC 接口 base=0x1500000 sec_attr=0x0,ns_devs=0x0) VERBOSE:TrustZone:配置区域(TZC 接口基础:0x1500000,region_no = 1)... VERBOSE:TrustZone:... base = fbe00000,top = ffdfffff, VERBOSE:TrustZone:... sec_attr = 0x3,ns_devs = 0x0) VERBOSE:TrustZone:配置区域(TZC 接口基础:0x1500000,region_no = 2)... VERBOSE:TrustZone:... base = ffe00000,top = ffffffff, VERBOSE:TrustZone:... sec_attr = 0x3,ns_devs = 0xffffffff) VERBOSE:TrustZone:配置区域(TZC 接口基础:0x1500000,region_no = 3)... VERBOSE:TrustZone:... base = 80000000,top = fbdfffff, VERBOSE:TrustZone:... sec_attr = 0x3,ns_devs = 0xffffffff) VERBOSE:TrustZone:配置区域(TZC 接口基础:0x1500000,region_no = 4)... VERBOSE:TrustZone:... base = 880000000,top = 9ffffffff, VERBOSE:TrustZone:... sec_attr = 0x3,ns_devs = 0xffffffff) 信息:BL2:正在进行平台设置 信息:BL2:正在加载图片 ID 3 VERBOSE:FIP 标头看起来不错。 VERBOSE:使用 FIP 信息:在地址 0xfbe00000 处加载图片 id=3 我们卡在这里了--据我所知,BL2 在将 BL31 加载到 0xfbe00000 时挂掉了。 进一步调查发现,在执行 io_read(image_handle,image_base,image_size,&bytes_read)过程中, ,特别是在调用 dev->funcs->read(entity,buffer,length,length_read)时,bl2 在 static int load_image(unsigned int image_id, image_info_t *image_data)中卡住了; 您能就如何解决这个问题提供一些建议吗? Re: Failed to load bl31 on LS1046 custom board 附加 LS1046ARDB LSDK2108 冗余信息: 信息: 配置 TrustZone 控制器 VERBOSE:TrustZone:配置区域 0(TZC 接口 Base=0x1500000 sec_attr=0x0,ns_devs=0x0) VERBOSE: TrustZone : Configuring region (TZC Interface Base: 0x1500000, region_no = 1)... VERBOSE: TrustZone : ... base = fbe00000, top = ffdfffff、 VERBOSE: TrustZone : ... sec_attr = 0x3, ns_devs = 0x0) VERBOSE:TrustZone:配置区域(TZC 接口基础:0x1sd-mmc 读取完成。 信息: 图像 id=3 已加载:0xfbe00000 - 0xfbe0a62d 信息: BL2:加载图像 ID 5 看来您的 TZC 与 LSDK2108 不一样。 谢谢! Re: Failed to load bl31 on LS1046 custom board 请您解释一下您的观点 -"似乎您的 TZC 与 LSDK2108" 不一样是什么意思? ATF 的所有内容都取自恩智浦 QorIQ 官方仓库-https://github.com/nxp-qoriq/atf 默认分支 - lf_v2.10。 第一眼看上去一切正常--在 DDR 区域内创建了 4 个内存区域。 Bl2 成功从 QSPI 读取 Bl31 映像并尝试加载到安全内存区 - INFO:正在加载地址为 0xfbe00000 的 id=3 图像,但由于不明原因加载失败。根据你在 ls1046ardb 中的日志,在 ardb 板上 bl31 我正在加载到相同的地址,但加载成功。 那么问题是为什么在我们的板上将 bl31 加载到同一个地址失败而在 ls1046ardb 上成功加载到同一个地址却失败了?
View full article
寻找"xio" 驱动程序源代码?属于恩智浦板 你好我一直在尝试模拟 NXP PNX8543/TV543 我一直在使用开源项目 QEMU 和 linux 内核源代码来实现这一目标,其中包含 PNX8550 的基本中断解决方案(https://git.riwo.eu/Opensource/linux-toradex-kernel/-/tree/9c9ab76c48ffc48648c8e5da40d57965fc65c030/arch/mips/pnx8550/common)。这和这个板使用的芯片足够相似(恩智浦 PNX8543)但是 现在我被困住了。 与名为 xio 的驱动程序有关的代码(<6>xio 驱动程序已加载)导致我的定制 QEMU 解决方案出现内核慌乱。通常情况下,我可以说 xio 属于某个供应商的系统,但我有理由相信 xio 与恩智浦的某些驱动程序有关,而这些驱动程序的源代码在谷歌上是找不到的。 如果我说得不对,请随时告诉我。 我想找到 xio 的源代码,但它不在 linux 内核源代码中,我认为它属于可以找到的恩智浦产品,但我很难找到或去哪里找。 (一般信息) Vmlinux 我想模仿来源:来自 与非 dump 的 Sony KDL-32BX300 2010 时代的电视。 (如果有人想确认,我可以发送 vmlinux 和提取的 rootfs)。 Re: Looking for "xio" driver source code? Belongs to a NXP board 如果我弄错了,xio 不属于恩智浦发布的任何产品,我深表歉意。 不过,让我认为 xio 属于 nxps 嵌入式软件的原因是 vmlinux"pnx85xx-xio 中的字符串"
View full article