1101175_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1101175_ja-JP

1101175_ja-JP

MCUXpresso IDE への MCUXpresso SDK のインポート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MCUXpresso SDK パッケージは .zip としてダウンロードされますファイル。IAR や Keil などの 3rd パーティ IDE を使用している場合、プロジェクト ファイルにアクセスするにはパッケージを解凍する必要があります。また、解凍した SDK フォルダーを MCUXpresso 構成ツールで使用できる必要があります。これが、ダウンロードしたSDKパッケージを解凍することがデフォルトの推奨事項である理由です。

 

ただし、MCUXpresso IDE を使用している場合は、圧縮された SDK または解凍された SDK を MCUXpresso IDE にインポートできます。圧縮されたSDKはディスク容量を節約し、解凍されたSDKフォルダよりも迅速にIDEにインポートできます。MCUXpresso の IDE パーツのサポートは、MCUXpresso SDK を IDE にインポートすることで拡張されるため、新しいデバイスを追加する必要がある場合に時間を節約できます。また、SDKパッケージはMCUXpressoをサポートしている必要があるため、SDKビルダーで最近(3月24日以降)作成され、パッケージでMCUXpressoが明示的にサポートされている必要があります。そうしないと、インポートしようとするとエラーが発生します。

180561_180561.pngimport.png

MCUXpresso SDK の zip パッケージまたはフォルダを IDE にドラッグ アンド ドロップすると、その zip/フォルダのコピーが作成され、C:\Users\\mcuxpresso\SDKPackages ディレクトリに配置されます。したがって、ダウンロードした元のコピーを削除して、ディスクスペースを節約できます。

180562_180562.pngimport2.png

 

 

インポートされた SDK が zip 圧縮されている場合、サンプル・プロジェクトを作成またはインポートすると、SDK ソース・ファイルは常にワークスペースにコピーされます。インポートされた SDK が解凍された場合は、SDK ソース ファイルをワークスペースにコピーするか (デフォルト)、SDK ファイルをリンクされた参照として直接参照するかを選択できます。


SDK を zip ファイルとしてインポートした場合は、後で MCUXpresso IDE 内から解凍できます。この解凍は最適化されているため、WinZipなどのプログラムを使用して解凍するよりもはるかに高速です。MCUXpresso IDE 内で解凍すると、MCUXpresso SDKPackages フォルダーにあった zip ファイルは、解凍が完了するとハード ドライブから自動的に削除されます。その後、MCUXpresso Config ツールを使用するときに、この解凍されたフォルダをその SDK の場所に使用できます。

 180566_180566.pngunzip.png

 

 

また、SDK パッケージ (zip 形式または解凍済み) を既定の SDKPackages ディレクトリ (C:\Users\\mcuxpresso\SDKPackage) に配置し、MCUXpresso IDE を再起動して、MCUXpresso SDK を追加することもできます。

 

最後に、Window -> Preferences -> MCUXpresso IDE -> SDK Options に移動して、MCUXpresso IDE が SDK ファイル (zip 圧縮または解凍済みの両方) を検索する追加のディレクトリを指定することもできます。これは、SDK のリポジトリをハード ドライブの特別な場所に保持する場合に便利です。ただし、デフォルトの場所の外部に保存されているSDKの場合、IDE内では「SDKの削除」機能は無効になっており、追加の検索パスはワークスペースごとにのみ保存されるため、別のワークスペースを選択した場合、パスを再度追加するまで新しいSDKフォルダについて認識されません。同じデバイスに対して異なる場所にある複数の SDK が見つかった場合、IDE はリスト上の優先順位で使用するパッケージを選択します (上位が優先されます)。

180567_180567.pngothersdk.png

 

プリインストール部品のサポートとSDKのインポートの詳細については、MCUXpresso IDEユーザーズガイドのセクション4と 、この有益なトレーニングビデオを参照してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:19 AM
更新者: