1115153_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1115153_zh-CN

1115153_zh-CN

将固件编程到 PNEV5180B 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

当 PNEV5180B 无法与 Cockpit 配合使用时,您可以将固件重新编程到电路板上。以下步骤向您展示如何将固件重新编程到电路板。

1.如果您没有 MCUXpresso,请先从 NXP 网站下载 MCUXpresso。

适用于 ARM ® Cortex ® -M 内核的 MCUXpresso 软件和工具|恩智浦

2. 将 MCUXpresso IDE v10.0.0 安装到您的电脑上。

3. 配置 PNEV5180 板以使用外部电源 J101,然后为板供电。PNEV5180B 上有 10 针 ARM Cortex 接头,使用扁平电缆将 LPC-Link2 调试探测器连接到它 (J7),并通过 USB 迷你电缆将调试探测器连接到 PC 主机 - 调试探测器上的两个跳线都处于打开状态 (JP1 和 JP2)。

IMG_20170718_092823.jpg

4.启动 MCUXpresso IDE 并从文件系统导入任何 LPC1769 项目。例如:SW3522.zip。给程序员正确的定义很重要。

SW3522 可从此处下载:适用于 PNEV5180B 的 NFC 阅读器库 v4.040.05.011646 R1,包括所有软件示例

1_import_project.png

5.导入SW3522后,您可以尝试构建示例并在您的主板上运行该示例。例如NfcrdlibEx1_BasicDiscoveryLoop。

单击主菜单上的 LinkServer GUI Flash 编程器图标。启动时,编程器工具将检查是否连接了 LPC-Link2 调试探针。

2_LPC_link.png

6. 浏览到 C:\nxp\NxpNfcCockpit_v4.0.0.0\firmware\Secondary_PN5180\BootLoader_And_Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.bin。

将基地址设置为 0x0。

2_select_file.png

7.闪存写入完成。

4_flash_done.png

8. 此后,重置电路板并启动 NFCCockpit v4.0.0.0。该董事会将得到认可。

cockpit.png

聚苯乙烯该板通过 VCOM 连接到 PC。如果存在任何驱动程序问题,请尝试重新安装 VCOM 驱动程序并重新启动 PC。VCOM 驱动程序可以在 C:\nxp\NxpNfcCockpit_v4.0.0.0\VCOM 中找到。

VCOM.png

回复:将固件编程到 PNEV5180B 板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您的内容帮助我消除了很多疑虑,非常感谢......

9apps

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 04:43 AM
更新人: