你好我一直在尝试模拟 NXP PNX8543/TV543
我一直在使用开源项目 QEMU 和 linux 内核源代码来实现这一目标,其中包含 PNX8550 的基本中断解决方案(https://git.riwo.eu/Opensource/linux-toradex-kernel/-/tree/9c9ab76c48ffc48648c8e5da40d57965fc65c030...。这和这个板使用的芯片足够相似(恩智浦 PNX8543)但是
现在我被困住了。
与名为 xio 的驱动程序有关的代码(<6>xio 驱动程序已加载)导致我的定制 QEMU 解决方案出现内核慌乱。通常情况下,我可以说 xio 属于某个供应商的系统,但我有理由相信 xio 与恩智浦的某些驱动程序有关,而这些驱动程序的源代码在谷歌上是找不到的。
如果我说得不对,请随时告诉我。
我想找到 xio 的源代码,但它不在 linux 内核源代码中,我认为它属于可以找到的恩智浦产品,但我很难找到或去哪里找。
(一般信息)
Vmlinux 我想模仿来源:来自 与非 dump 的 Sony KDL-32BX300 2010 时代的电视。
(如果有人想确认,我可以发送 vmlinux 和提取的 rootfs)。
如果我弄错了,xio 不属于恩智浦发布的任何产品,我深表歉意。
不过,让我认为 xio 属于 nxps 嵌入式软件的原因是 vmlinux"pnx85xx-xio 中的字符串"