Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32 闪存工具-QSPI/或非 闪存 你好、 我在刷新 S32G-VNP-RDB2 板时遇到了问题,我正在尝试通过 QSPI/或非 Flash 启动它 开关设置按默认设置进行,并更改 SW4 - 第 7 次关闭 我正在使用 S32 Flash 工具为 M7 Core 刷板 我的初始化设置为 选择目标和算法 - S32G2xxx 目标 - FLASH 算法 - MX25UW51245G 我已经用 1 启动了这个 过程 。)选择 COM 端口-测试连接- 板已连接 (成功) 2.) 擦除内存范围 -- 0x0 至 0x10000 3.) 将目标和算法上传到硬件 -- 加载算法文件 4.)将文件上传到设备-我已经添加了从 S32DS 的 IVT 工具生成的二进制文件(我不确定这是否适合上传) 5.) 获取闪存 ID 如果这些步骤有误,请纠正我,因为预期的 CAN 线路消息没有到来,但是当我在 Debug_RAM 中运行时能够看到 CAN 消息, 所以闪存问题和相关的二进制文件无法按预期运行,所以我们该如何检查和验证 Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 你好,@阿特金森 感谢您的回复。 可能是 IVT 设置和/或应用程序初始化部分出了问题。 默认 CAN 示例基于环回模式,您可能需要额外修改代码,使其能够发送 CAN 帧进行测试。 我建议直接共享检查问题的步骤/项目设置,如果不方便共享,我们可以创建一个支持案例以方便您。 BR 切宁 Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 您好@chenyin_h 感谢您的回复!! 1.)我目前使用自定义应用程序来发送 CAN 帧,该程序每 5 秒钟发送一次 CAN 消息,因此我使用 S32G 调试器进行了验证,结果与预期的一样工作正常。虽然我已经使用IVT工具生成了二进制文件,但我通过S32 Flash工具刷新了该二进制文件,但无法按预期运行,无法看到任何日志,也不知道如何进行验证。 2.)我不认为是代码的问题,因为通过调试器可以正常工作。 你能不能记下启动 S32G-VNP-RDB2 板 闪存设置的程序我不确定要为 S32G 板 构建二进制文件然后通过 S32G 刷新 3。) 既然我使用了自定义应用程序,我对任何通过 CAN_LLCE2 发送消息的示例应用程序都没问题,所以到目前为止,如果有任何示例应用程序运行这个我没问题,或者如果有任何能理解 M7 内核的应用程序被刷新和某些应用程序正在运行以对其进行验证。 能否向我推荐一个应用程序,作为验证目的的运行示例? Re: S32 Flash tool - QSPI/NOR Flash 你好,@阿特金森 感谢您的来信。 1.所以你的意思是,通过调试器运行的原始 elf 可以用来发送 CAN 帧,而生成的二进制文件(可能闪存到 QSPI?)开启板时无法按预期正常运行代码? 2。如果是这样,在闪存开机时,我建议先将调试器连接到板上,以检查代码卡在哪里。 3.这个测试是由演示程序还是您的自定义应用程序完成的? BR 切宁
View full article
DMAの例Lpspi_Ip_Transfer_S32K344を実行しようとしています DMA サンプル Lpspi_Ip_Transfer_S32K344 を実行しようとすると、以下のエラーが発生します。S32 Design Studio バージョン 3.5 と S32K3 リアルタイム・ドライバ AUTOSAR 4.4 バージョン 2.0.0 があります。 コンパイルしようとすると、#include "StandardTypes.h" などのインクルード ファイルが見つからないというエラー メッセージが表示されます。 spi 経由で DMA をサポートするにはどのバージョンを使用する必要があるか教えてください。 Re: Trying to run DMA example Lpspi_Ip_Transfer_S32K344 こんにちは@jnaus DMA を使用した RTD 2.0.0 では問題はありません。 「Dma」を追加した後、「コードを更新」をクリックするだけです。
View full article
[ABUSE] Post By: @JohnKlug / Board: imx-processors / Reported by: ustjxdlc ustjxdlc has reported the post Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone posted by @JohnKlug for the following reasons: Reason: Harassment Details: http://ph-ed-plus.nspu.ru/article/17938"> http://ru.ph-ed-plus.nspu.ru/article/17947"> https://escolesvalenciades.grupotecopy.es/val/node/1295"> https://escolesvalenciades.grupotecopy.es/val/node/1295"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-0"> https://enki.ua/applications/16928"> https://www.trustcirclenetworks.org/issues/2222"> http://www.batshaw.qc.ca/fr/node/164"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/advertisement/pharmacy-online-0"> http://03otvet.ru/voprosy/urologiya/pharmacy-online"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-1"> https://www.thebiketube.com/salsa-aryanna"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-19"> http://lsdsng.com/node/4269"> http://pi5ny.com/node/4953"> http://ph-ed-plus.nspu.ru/article/17938"> https://www.twelvestepjournaling.com/content/pharmacy-online"> http://pi5ny.com/node/4953"> http://sp-journal.ru/article/19179"> http://old.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-10"> http://www.hudebniburza.cz/dilo/pharmacy-online-7"> https://californiaweddingday.com/your-couple-name-2386"> http://www.gradspot.com/qa/pharmacy-online-7"> https://recruitment.kenet.or.ke/node/2040"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-19"> https://www.spinsheet.com/racing-team-log/pharmacy-online-3"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/evnementunique/pharmacy-online"> https://www.vgame.ca/node/46840"> http://03otvet.ru/voprosy/urologiya/pharmacy-online"> https://whs6570.com/node/2095"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-11"> https://www.intellectualpedia.org/audiologistwholesale-pharmacy-online-5"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-5"> https://actipedia.org/gallery/pharmacy-online"> http://www.hudebniburza.cz/dilo/pharmacy-online-7"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-0"> https://actipedia.org/gallery/pharmacy-online"> http://ysrp.bnl.bm/review/pharmacy-online-9"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-2"> http://ysrp.bnl.bm/review/pharmacy-online-9"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 Post author: @JohnKlug | Email Author Reported by: ustjxdlc | Email Reporter The reported post has 2 replies.
View full article
S32G-NVP 评估板启动时出现问题 你好 我目前的 S32G 评估板 (goldbox-vip) 遇到了问题,我通过 UART0 刷新软件(包括引导加载程序和应用程序),SW10 [1] 和 SW10 [2] 均处于关闭状态。 闪烁后,我将启动模式改为 "1",使 SW10[1] 为 "ON"。 当我连接调试器并且我的软件没有运行时,我看到板卡在RESET回路中。此外,绿色 LED D33(R268)闪烁后始终亮起。 这说明了什么?我怎样才能将板从RESET中解救出来? Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好@chenyin_h、 我通过 UART0 串行端口使用 S32 flashtool 刷新了二进制文件。在这种情况下,闪存没有问题,但是当我连接调试器时,我看到板一直在RESET。此外,D33 在闪烁后处于打开状态(通常情况下,D33 在闪烁后处于关闭状态)。 此外,当同一个 SW 闪入另一个金盒时,板会成功启动。已对此进行检查,以排除 SW 问题。 另外,正如你所提到的,我尝试通过SD卡刷新预版本的镜像。但是我们在终端中看不到任何启动日志。 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 谢谢你的帖子。 当 SJA1110 配置可用时 D33 会亮起,在刷新二进制文件之前,它不亮? 你是如何刷写创建的二进制文件的? 要测试板,你可以尝试插入 GoldBox 软件包中的 SD 卡,尝试通过 SD 启动板。(如果未找到,你可以将预先构建的电路板支持包映像刷写到空的 SD 卡上试一试) BR 切宁 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 感谢您的回复。 1.首先,我建议使用示波器测量 RESET_B、POR_B 等相应信号,检查它们是否不正确。 2。既然你可以在串行模式下使用 flashtool 刷新二进制文件,那么是否有可能使用调试器在串行模式下直接加载在 SRAM 中运行的 elf? BR 切宁 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@chenyin_h、 感谢您的回复 为了了解S32 GoldBox板的异常行为,我们进行了以下检查和观察: 或非 Flash 和 eMMC Erase & UART Flashing 完整的或非 Flash 和 eMMC 被抹掉了,板被刷入了 .bin文件。使用 S32 闪存工具成功完成闪存。但是,在启动期间,编程数据不会复制到 SRAM。尝试使用调试器加载 ELF 时,内核仍处于 “运行 RESET” 状态。 启动交换机配置验证 使用万用表验证了启动开关配置和信号连续性,结果发现它们是正确的。闪存并将 SW10 [1] 设置为开启后,S32闪存工具中的串行COM端口预计将断开连接,这表示启动模式发生了变化。但是,即使切换开关,COM 端口连接仍处于活动状态,这不是预期的行为。 SD 卡启动尝试 使用预建的 SD 卡映像对板进行了测试,可以启动。系统也无法从 SD 卡启动,表现出相同的 RESET 相关行为。 RESET电路和引脚验证 所有与RESET相关的电路和引脚(包括 RESET_B 和 POR_B)都经过测试,运行正常。 电源轨和测试点验证 对所有电压调节器和测试点进行了测量,电压均在预期范围内。 在两个独立的GoldBox板上观察到相同的持续RESET问题,并且支持的启动程序都无法使板摆脱这种RESET状态。 Re: Issue with booting of S32G-NVP Evaluation board 你好,@Yoga_Ujwala 感谢您的回复。 我已经提到了您创建的支持案例,让我们继续讨论吧 BR 切宁
View full article
如何使用 ICU 读取 PWM 数据? 我使用的是 S32K389 芯片。 我正在尝试使用 ICU 读取 PWM 输入数据,但没有成功。 如下图所示,PTF17 引脚被设置为 emios_1_ch_1_h 输入引脚。 然后,如下图所示,添加了一个元器件。 在 ICU 元器件中,ICUChannels、icuemiOS 和 ICUHWInterruptConfigList 设置为下图所示的值。 Mcl 元器件中的 emiosCommon 设置值的设置如下图所示。 IntCtrl 元器件的中断控制器设置值的设置如下图所示。 最后,对 Siul2_Port 元器件的 PortConfigSet 设置值进行了设置,如下图所示。 当我使用主函数中的 Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues 函数读取 PWM 数据时,它不起作用。 下面的代码是经过测试的源代码。 ==================================================================== #define INSTANCE_1(uint8)1U #defineCHANNEL_0 (uint8)0U eMios_Icu_Ip_DutyCycleTypeic_result_temp; int main(void) { /* 初始化时钟 */ Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); /* 使用 驱动程序驱动程序初始化所有引脚 */ Siul2_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_VS_0, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_VS_0); /* 安装 EmiosISR */ IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); /*Emios Mcl 启动*/ Emios_Mcl_Ip_Init(INSTANCE_1,&Emios_Mcl_Ip_Sa_1_Config_VS_0); /* 初始化 Icu驱动程序 */ Emios_Icu_Ip_Init(INSTANCE_1,&eMios_Icu_Ip_1_Config_PB_VS_0); /* 启动 eMIOS 通道的信号测量*/ Emios_Icu_Ip_StartSignalMeasurement(INSTANCE_1, CHANNEL_0); 同时(1) { Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues(INSTANCE_1,CHANNEL_0,&ic_result_temp); //如果被捕获 如果(ic_result_temp.PeriodTime) { /停止测量 Emios_Icu_Ip_StopSignalMeasurement(INSTANCE_1, CHANNEL_0); 打破; } delay(); } Exit_Example(TRUE); 返回(0U); } ==================================================================== Emios_Icu_Ip_GetDutyCycleValues 函数中的 EMIOS_ICU_DUTY_CYCLE 检查部分总是 EMIOS_ICU_NO_MEASUREMENT(eMios_Icu_Ip_axChState[eMios_Icu_Ip_u8IndexInChState[instance][hwChannel]].测量)。 谢谢! Re: How can I read PWM data using ICU? 你好@jeff_choi_0662 我也遇到了类似的问题,如果您解决了测量频率的问题,能否分享一下配置或代码?
View full article
[滥用] 发布者:@JohnKlug / 板:imx-processors / 举报人:qneymh qneymh 报告了 @JohnKlug 发表的帖子 Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone ,原因如下: 原因: 裸体或性活动 详情: < a href="https://www.player1.app/team/post/1925296612/1237"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> http://shop.ls-s.ru/product/10111"> http://old-liege.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-69"> https://tarantulerosdecorazon.com/galer%C3%ADa/pharmacy-online-6"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3337"> < a href="https://www.onlyhomebuyers.com/for-sale-by-owner-homes/sc/45"> https://spdm.dambo.me/forums/miscellaneous/advertisement/pharmacy-online-4"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3337"> < a href="https://www.jobwebby.com/domainasname-erma-gmbh/pharmacy-online-2"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-1"> https://rus.langnotes.ru/vocabularies/pharmacy-online"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-7"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-1"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> https://www.intimuscare.com/pharmacy-online-4"> https://darkmetalmush.net/history/pharmacy-online-0"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-6"> http://www.go4go.net/go/node/155437"> http://old-namur.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-41"> https://www.intellectualpedia.org/audiologistwholesale-pharmacy-online-4"> http://en.sp-journal.ru/article/19188"> https://gglabs.us/node/5698"> < a href="https://reflexologie-cerilly.fr/en/node/4236"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-6"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-1"> https://www.thebiketube.com/mutant-rosabella"> https://obzorpoker.info/forum/pharmacy-online-7"> http://www.alsongs.com.hk/node/15612"> https://theanubianwar.com/node/6400"> https://rahuldolas.com/forum/general-discussion/topic/723/pharmacy-online"> https://www.tundus.hu/receptek/kepek/pharmacy-online-0"> http://onlyforsalebyowner.com/for-sale-by-owner-homes/pr/76-0"> https://www.danduo168.com/en/artworks/692/pharmacy-online-3"> http://shop.ls-s.ru/product/10111"> https://investor18.ru/investors/pharmacy-online-13"> https://ng.nycc.org/content/pharmacy-online-4"> http://polden.info/story/pharmacy-online-13"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 帖子作者 @JohnKlug|Email Author 报告人:qneymh |Email Reporter 报告的帖子有 2 个回复。
View full article
NXP MCUのADC変換中に一時的な電圧降下が観測される こんにちは、 NXP MCU の ADC 測定で問題が発生していますが、この動作が想定されているものなのか、それともそれを軽減するための推奨される構成オプションがあるのかどうかを教えてください。 問題の説明 ADC 読み取りを実行すると、変換の開始時に ADC 入力で一時的な電圧降下が観察されます。その結果、測定された ADC 値は、予想される実際の定常入力電圧よりも低くなります。 この電圧降下は短時間ですが、特に ADC 値を使用して近接した電圧レベルを区別する場合、不正確な読み取りを引き起こすのに十分です。 補足事項 入力電圧は、外部で測定した場合(たとえば、変換前にマルチメーターまたはオシロスコープのプローブを使用して)安定しています。 ADC 変換の開始時に、ADC ピンの電圧が一時的に低下し、その後回復します。 ADC の結果は、安定した入力レベルではなく、この電圧低下を反映しているように見えます。 この動作は一貫して再現可能です。 環境 MCU: [S32K314] ADCインスタンス: [AdcHwUnit 1_1ch] ソフトウェア: [RTD R21-11 バージョン 4.0.0 P19 / SW32K3 IPCF D2312] ADCクロック: [160MHz] 入力ソース: 質問 ADC 変換中のこの一時的な電圧降下は、ADC サンプリング コンデンサまたは入力インピーダンスに関連する既知または予想される動作ですか? この影響を回避または軽減するための推奨設定 (サンプリング時間、電源切断遅延、その他の ADC 構成オプションなど) はありますか? このCASE、通常は追加の外部バッファリング (オペアンプなど) が必要ですか? この現象について詳細に説明している NXP のアプリケーション ノートや参考資料はありますか? あらゆるガイダンスやベストプラクティスをいただければ幸いです。 事前に感謝いたします。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@ハンツ モジュール クロックと ST パラメータに関連するチャネル サンプリング時間を自分で計算できます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは@センレント 返信ありがとうございます。主な問題は分圧器のソース インピーダンスが高いこと (R1000 = 33k、R1001 = 100k) であり、R1000 を 5k 未満に下げることが推奨される解決策であると理解しています。 念のため確認しますが、先ほどは誤ってS32K314と述べてしまいました。実際の MCU はS32K358です。 現在のハードウェア リビジョンでは、抵抗値を変更することは困難です。AN4373によれば、ADC の取得 (サンプリング) 時間を長くすると、ソース インピーダンスが高くなることもあります。 S32K358では、この分周器 (約 25 kΩ のテブナン ソース インピーダンス) で安定した 12 ビットの結果を得るには、取得時間を増やす (および/またはプリスケーラを介して ADCK を下げる) だけで十分でしょうか。 もしSOなら、推奨される最小取得時間(ADCK サイクルまたは µs 単位)はありますか?また、どの RTD/ADC パラメータがそれを制御しますか? ありがとうございます。 Re: Temporary Voltage Drop Observed During ADC Conversion on NXP MCU こんにちは つまり、分圧回路内の分圧抵抗器の抵抗値が大きすぎるためにサンプリング歪みが発生しているという問題です。 R1000 の抵抗値を 5K 未満に変更してもう一度試すことをお勧めします。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12217.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4373.pdf
View full article
RT1062 用户定义类 (0xFF) USB 主机示例 大家好 我想了解如何在 i.MX RT1062 MCU 上实现"User-defined" (或根据USB.org 称为 Vendor class)0xFF 类 USB 主机(裸机)。 我们的目标是将其与 " 设备 " 连接起来,后者是另一款可能运行 Zephyr RT 实时操作系统的 i.MX RT MCU。 据我所知,恩智浦 SDK Builder 网站上目前还没有能满足这一需求的直接示例项目。 有谁能给我指点迷津,或者给我指出这样的例子? 如果不存在这种用户自定义类主机,那么使用什么示例项目来适应这种用户自定义类主机最合适? 非常感谢! i.MX RT106x Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example @kennethkong852、 不知道这对您是否有帮助,我编写了这段代码,并在多个 106x 项目中积极使用: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Working-Custom-USB-example-using-Bulk-transfer-incl-code/m-p/1260056#M13727 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好 carstengroen, 感谢您的参考! 看来你是在106x上实现设备。 我对在 106x 上运行 Host 很感兴趣。 但是,你的工作对从设备端理解非常有帮助,这也将帮助我进行开发! 非常感谢你的指导! 此致, 肯 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 您说得对,MCUXpresso SDK 中没有直接的示例。但是,SDK 提供了 USB 主机堆栈和几个标准类示例以供参考。 合适的起点是裸机 HID 主机示例之一,如 host_hid_mouse_bm 或 usb_host_hid_mouse_keyboard 。 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/usb_examples/index.html Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好@Sam_Gao、 非常感谢您的参考和建议。 工程团队能否考虑提供一个确切的示例(MCUXpresso IDE)项目,作为实现 RT106x 用户自定义供应商类主机的良好骨架/模板? 非常感谢! 肯 Re: RT1062 User-Defined Class (0xFF) USB HOST Example 你好@kennethkong852 目前,没有关于该示例的专用的实现的计划。 顺便说一句,请参阅 AN14169:如何生成基于 i.MX RT 芯片的用户定义类 USB 设备。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14169.pdf
View full article
MWCT2D16S GPIO注入電流 NXPの専門家の皆様 MWCT2D16Sの場合、VDD_HV_A/Bは3V3、GPIO[71](PTC7)入力電圧は5V、電流制限抵抗10kを使用しているため、GPIO[71]には約0.17mAの電流が注入されます。 1.MWCT2D16S には MCU GPIO に内部ダイオードがありますか? 2.上記の適用において、自動車用ECUにリスクはありますか? MWCT2D16またはS32KがAN4731のNXP車載マイクロコントローラの注入電流の理解に記載されているのを見ないので、確認するために
View full article
[不正使用] 投稿者: @JohnKlug / ボード: imx-プロセッサ / 報告者: crmrni crmrni は、 @JohnKlug が投稿した 「Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone」という 投稿について、以下の理由で報告しました: 理由:詐欺または不正行為 詳細: %EB%%94%%91%%EC%%B4/%%98%%EA%%88%%B0%%EB%%91%%9D% 投稿リンク: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/mp/1627964#M203740 投稿者: @JohnKlug |メール著者 報告者: crmrni |メールレポーター 報告された投稿には 2 件の返信があります。
View full article
i.MX RT1170 首次启动失败。没有 JTAG,没有 UART。 我们有自己的定制 PCB,目前正在尝试将其升级。它没有反应,我们也不知道为什么。我想先介绍一下我们 PCB 的各种特长,然后再介绍一下我们尝试过的东西。 专业 我们使用的是外部 TCXO。目前处于关闭状态。 我们最终的 ROM 引导加载程序将是 flexSPI2 或非/与非(辅助引脚组)——但是 FLEXSPI_PIN_GROUP_SEL 目前为 0 根据参考手册 (IMXRT1170RM)-该芯片有一个 48MHz RC 振荡器,当外部 24MHz 晶体未准备就绪时,该振荡器可在启动期间为芯片生成 24MHz 时钟源。 我们有 USB 转 UART 和 JTAG。下面是 JTAG 原理图。 在 USB-to-UART桥接控制器上,我们短路了RX & TX,发现USB/UART外设没有问题。VDD_SOC_IN 为 1V。看起来 SoC 已完全开启,但我们在 JTAG 或非 blhost 中看不到任何东西。 使用 JTAG:它检测到了 JTAG ID — 0x088c601D —— 根据参考文档,这是正确的 ID。但随后显示"Failed to power up DAP" 。 使用 USB 至 UART:通过 blhost ping 没有响应。在 Windows 上看到的 COM 端口。 blhost -p COM4 -- get-property 0 错误:初始 ping 失败:未收到 ping 命令的响应。 没有这些工具,我们就无法检查 SoC 是否正常工作。应该没有图像,所以我们完全可以预料到它会进入串行下载器模式。 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好 问题似乎出在板初始启动期间,尽管检测到了 JTAG ID,但仍未建立通信。让我谈谈其中的要点: 1.电源问题:虽然您提到 VDD_SOC_IN 为 1V(这是正确的),但其他电源轨可能存在问题。在使用 RT1170 处理器的类似情况下,VDD_SNVS_DIG 电压不足会导致通信接口无法正常初始化。应检查该电压,因为 0.2V 读数将大大低于所需的工作电压。 2。启动模式配置:验证启动模式引脚是否已正确配置为串行下载器模式。如果未检测到有效映像,i.MX RT1170 应使用正确的启动引脚配置自动进入串行下载器模式。 3.检测到 JTAG 但无法启动 DAP:这通常表示电源相关问题或引脚配置不正确。您可以检测到正确的 JTAG ID (0x088C601D),但却无法启动 DAP,这表明芯片已部分正常工作。 4.对于 UART 通信:在与 ROM 引导加载程序通信时,尝试使用 sdphost 工具而不是 blhost。它们使用不同的协议,不能互换使用。ROM 引导加载程序和 MCUBoot 闪存加载程序使用不同的通信协议。 5。调试方法: -验证所有电源轨均处于适当的电压下 -根据硬件设计指南检查 JTAG 硬件设计 -使用 J-Link 控制器尝试不同的 JTAG 速度 (100-500kHz) -验证 UART 直接连接至没有中间元器件 的 TTL-USB 适配器。检测到 JTAG ID 但未能建立全面通信表明芯片已通电且部分运行,但无法完成初始化过程,可能是由于功率域或时钟配置问题。 此致 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. * VDD_SNVS_DIG 似乎还可以 * 启动模式引脚现在专门配置为串行下载器模式 * 用于 UART-仍然无法通信... * 对于 JTAG-我们尝试了各种速度,但仍然无法正常工作。 还有其他想法吗?其他有助于调试的信息? Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 你好@alex0、 是否可以分享您的示意图以供审查?看来它无法在 POR 状态下进入串行下载模式。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 您好, 遗憾的是,我们无法共享完整的原理图,但我们可以共享其中的一部分。您有什么特别好奇的事情吗?或者有什么调试步骤可以帮助调试问题的根源? 您说在 POR 状态下似乎无法进入串行下载模式,那么是什么阻止了它这样做呢?即什么检查会干扰/返回假值) 我在此分享一些可能相关的联系 Re: i.MX RT1170 First time booting failed. No JTAG, no UART. 另一个元器件获准共享 我们有什么可以为您提供更多见解的吗?
View full article
バックグラウンドデバッグモードドライバーパッケージ CPU16/32のトレーナー/開発者の皆さん、こんにちは。 私は学生と一緒に、Arduino IDE を使用して BDM インターフェース (USB->BDM) を設計し、Wurz の SBC EC376 を (単純に) 監視するプロジェクトを始めました。ドキュメント AN1230/D は見つかりましたが、5 ページにある「BDM ドライバ パッケージ」(BDMVx-y.ZIP) が見つかりません。 助けていただけますか? ありがとう、そしてよろしく... ウィナンド・ナイス Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは@Wijnand 、 ご投稿ありがとうございます。AN1230 は古すぎるため、関連する BDM ドライバ パッケージを見つけることができませんでした。 参考までに、BDM ドライバと関連情報を提供する以下のリンクがあります。 NXP(モトローラ)公式リリースではない、プライベートブログです。 Motorola 683xx MCU 用 BDM インターフェース\\ GDB デバッガーでの使用 役に立つことを祈ります。 BR セレステ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、セレステさん。 ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。 よろしく、Wijnand... Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、セレステさん。 ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。 よろしく、Wijnand... Re: Background Debugging Mode Driver Package こんにちは、Wijnandさん。 AN1230 ファイルはここにあります: http://archive.retro.co.za/archive/computers/Motorola/freeware.aus.sps.mot.com/mcu332/BDM-V090.ZIP ボードに付属のディスケット上のファイル (「ec376 ソフトウェア パッケージ」/「ec376 SWP」) とその他の付属ドキュメントを探しています。何かありましたらお知らせください。 ありがとう。
View full article
启用 dhcp 您好, 我能够为 S32K148 板分配静态 IP 地址和 PING。 在配置器中启用 dhcp。但我无法获取 IP 地址。 有什么步骤需要遵循,或者有什么真知灼见可以让它发挥作用? 并找到 test_dhcp.c还有 C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2\ S32DS\ software\ s32sdk_s32k1xx_rtm_3.0.0\ 中间件\ tcpip\ lwip\ test\ unit 中的 test_dhcp.h 这有什么意义?    回复: dhcp enablement 你好,我试图在 s32k314 上使用 DHCP,但无法获得 IP 地址。配置截图如下。请问还有哪些地方需要配置? Re: dhcp enablement 你好@rak14 无需使用 DHCP,只需知道哪些 IP 可用并分配一个即可。不能分配已使用的 IP,否则会导致 IP 冲突。 DHCP 使选择变得更容易,因为它会自动向节点请求一个可用的 IP。但要知道自动 IP,需要使用 IP 查找器。 Re: dhcp enablement @VaneB感谢您的快速回复。 是的,我已经在 PC 和板上设置了静态 IP 地址,PING 命令也运行良好。 但我需要将板连接到办公网络,而且应该在板上启用 dhcp,对吧? 我在配置器中选中了 dhcp,但仍然无法看到提供的 IP 地址。 简而言之,如何启用板载 DHCP 会有所帮助。 Re: dhcp enablement 你好@rak14 为确保万无一失,您需要事先在电脑上设置好 IP 地址,这样才能使示例正常运行。 在 Windows 系统中,可以通过 控制面板 > 网络和互联网 > 网络和共享中心 > 更改适配器设置 > 连接到板的网络适配器。 选择 Internet 协议版本 4 并单击属性;选择使用以下 IP 地址并配置 IP 地址和子网掩码。配置示例:IP - 192.168.0.10,子网掩码 - 255.255.255.0。 你做过这个过程吗? B.R. VaneB
View full article
Stop Mode Behavior on S08PB16 (Using CodeWarrior 11.1) In Stop Mode, all system clocks, including the crystal oscillator (if used), are typically halted to minimize power consumption. Because of this, external circuitry is often required to: • Control the duration of Stop Mode. • Issue a wake-up signal to the MCU when it's time to resume processing. Example Setup • MCU: S08PB16 • Development Kit: S08PB16-EVK • IDE: CodeWarrior 11.1 Enabling Stop Mode To enter Stop Mode correctly: 1. Enable Stop Mode in the System Options Register 1 (SYS_SOPT1). 2. If Stop Mode is disabled and a STOP instruction is executed, the MCU will trigger an illegal opcode reset. STOP Instruction The STOP assembly instruction: • Enables interrupts. • Halts processing and enters Stop Mode. Watchdog Behavior in Stop Mode The watchdog timer's behavior depends on the selected clock source: Bus Clock Counter does not increment LP, IRCLK, EXTCLK Counter is reinitialized to zero and starts counting again upon exiting Stop Mode
View full article
S32K388 FLEXCANがロジックアナライザーで受信できない エンジニアの皆さん、こんにちは。flexcan0とPTA6、PTA7を使って送信テストをしているのですが、ロジックアナライザでCANメッセージや波形信号を受信できません。私のプログラムをチェックしたりテストしたりしてもらえますか?CANレートは500kbpsです。 Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER こんにちは@vinmotion Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER ありがとうございます。しかし、私は NXP の初心者で、ポートを初期化するためにどの関数を呼び出せばいいのか分かりません。また、提供されている例ではそれが使用されていません。これらのピンはすでに設定していますが、初期化するにはどの関数を呼び出す必要がありますか? Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER こんにちは@vinmotion メイン プログラムがポートを初期化しませんでした。
View full article
LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux Hi, I am working with an LS1046ARDB and want to measure interrupt latency. My goal is to trigger an interrupt via an external signal generator (Input GPIO) and toggle another pin (Output GPIO) in response, measuring the delay with an oscilloscope. I am looking for accessible pins on the board headers that can be muxed as GPIOs. My idea is to use the IEEE-1588 Header (J11) but not sure if this will work and what I have to do. The Reference Manual states that EC2 pins can be configured as GPIO3 via the RCW (EC2=1). If I set EC2=1 in the RCW, will these signals be routed to J11? Are there other easily accessible Pins on the LS1046A RDB I can use for this? Thanks for your help QorIQ LS1 Devices Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux Thanks for your help! This should work. I found out the GPIO_2[1], GPIO_2[2], GPIO_2[3] correspond to TP14, TP13 and TP11 Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux You could use the GPIO muxed with SPI signals. GPIO_2[1], GPIO_2[2], GPIO_2[3] SPI interface is unused on RDB and terminated to test points. Please refer to "Table 3-8. SPI Signal configuration" in LS1046ARM for details.
View full article
FRDM-RW612 UART0/1 突然停止输出 您好 我正在使用无线 uart 演示版(SDK 25.09.00);开始时,uart1(Flexcom1 GPIO8/9)工作正常。虽然我重新连接了连接到 USB 适配器的电线,但 uart1(Flexcom1 GPIO8/9)无法打印。 我将 UART 改为 FLexcom3,所有打印都正常。 我改用 Flexcom0(GPIO2/3)也不行。 而且我RESET并重启了很多次,但它也不起作用。我认为 Flexcom0/1 可能是由于某种原因造成的物理损坏,如 ESD。 我使用以下方法将打印从 flexcom3 更改为 flexcom1 或 flexcom0: 1. frdmrw612_wireless_uart\source\pin_mux.c -- 第 65 行IO_MUX_SetPinMux(IO_MUX_FC3_USART_DATA); 改为 IO_MUX_SetPinMux(IO_MUX_FC1_USART_DATA) 2.frdmrw612_wireless_uart\ 板\ 板.h--第 30 行 #define DEBUG_CONSOLE_UART_INDEX 3 to #define DEBUG_CONSOLE_UART_INDEX 1 能帮我检查一下修改情况吗?如何确认 flexcom0/1 的串行端口功能是否受到物理损坏? 有人遇到过类似问题吗? 我衷心希望您能尽快回复。 Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 你好,里卡多 我用了别针。硬件不变。 能否请您帮我确认一下,我对软件代码的修改是否正确,是否将 Flexcom1(GPIO8/9)作为 UART? 詹姆斯 谢谢! Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 你好 能否请您说明一下 FRDM 上使用的物理连接?接头和针脚。 您对 HW 做了什么改动吗? 顺祝商祺! 里卡多 Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 嗨,里卡多、 我的意思是" ,我只是做了一个一般的操作,改变了接线(GPIO8/9 和 GND),将串行屏幕连接到 USB 适配器(uart 至 PC,如图)。 这是照片,谢谢。 Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 你好 希望你一切顺利。请说明一下" 是什么意思,我刚刚重新连接了连接到 USB 适配器的电线,但 uart1(Flexcom1 GPIO8/9)没有打印" ? 您能分享一下连接处的照片吗? 顺祝商祺! 里卡多 Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 你好 能否提供所需的信息? 在 FRDM 上,GPIO 8 和 GPIO 9 使用的接头和引脚是什么? 你可能知道,GPIO_50_ARD_D8连接到用于USB Type-C应用的 CC Logic | 恩智浦半导体。 GPIO_52_ARD_D9 应该可以正常工作,因为它不需要对 FRDM 进行任何硬件更改。 顺祝商祺! 里卡多 Re: FRDM-RW612 UART0/1 suddently stopped outputting 嗨,里卡多、 您的回复提醒了我。 我找到原因了。硬件没有损坏。板上有两组 GPIO8/9,但是 UART 功能或 SPI 功能是通过 SJ13 和 SJ16 选择的。最初,我连接到 J1 的引脚 2 和 4,这两个引脚对应 UART 功能引脚,是默认的硬件连接。后来,在拔出并重新插入后,我误以为 PCB 上 J2 的 GPIO/8/9 也是 RW612 的 GPIO8/9。此外,我将程序从 UART3 改为 UART0/1 也是正确的。连接正确的 TXD 和 RXD 后,UART0/1 现在可以正确输出。 谢谢! 詹姆斯
View full article
缩短 KW45 启动时间 我正在使用 KW45 MCU 进行开发。我发现从 NVIC_SystemReset()开始到 ResetISR()进入之间的持续时间约为 140 毫秒。时间是通过交替调节 KW45 的 GPIO 引脚电平来测量的。 请询问分析启动时间的方式以及花费时间的原因。谢谢。 Re: Shorten KW45 Boot time Hello 你能帮我们确认一下你使用的是 KW45B41Z-EVK 还是定制的 KW45 板吗? 在 KW45 参考手册中,图 23 中的图像显示了顶级启动流程,这可以帮助您将序列解释为花费上述时间的原因。 此外,在表 57 和表 58 中,启动配置描述了配置可用电源和时钟的启动速度:使用时钟 [32 MHz] 的普通启动或使用时钟 [96 MHz] 的快速启动 顺祝商祺! 路易斯 Re: Shorten KW45 Boot time 你好,路易斯、 感谢您的答复和指导。 我正在使用定制的 KW45 板,并且仍在弄清楚为什么需要 141 毫秒才能 RESET 自定义板。 我在 KW45B41Z-EVK 上尝试了同样的操作: 将 PIN PTD1 的输出电平设为低电平 调用 __NVIC_SystemReset() 在 ResetISR() 开始时将 PIN PTD1 的输出电平设置为高电平 大约只需要 17 毫秒。 顺祝商祺! 戴维 Re: Shorten KW45 Boot time 你好 你能帮我们确认一下你是否在两个板上测试相同的例子吗?您能否用 SDK 中的示例进行测试,并告诉我们是哪个示例和来自哪个 SDK? 既然你使用的是定制的KW45板,你能否帮助我们确认你的设计是否遵循恩智浦的推荐指南,我建议你查看这篇文章《首次使用KW45(汽车)或K32W1/MCXW71(物联网/工业)制作印刷电路板的最佳方法》,这篇文章包括KW45定制板必须具备的总体特征,包括KW45硬件设计建议公开中的建议,如这些元器件的变更或其他推荐材料的更动可能会影响启动时间。 你能帮我们提供有关定制板中使用的时钟的详细信息吗? 最诚挚的问候,路易斯 Re: Shorten KW45 Boot time 你好,路易斯、 非常感谢您的答复和进一步帮助。 我在两个板上运行了相同的代码,它执行了以下操作: 在调用 __NVIC_SystemReset() 之前将 GPIO 引脚的输出电平设置为低电平,并在 ResetISR() 开始时将引脚设置为高电平。 结果还是一样: EVK 大约需要 17 毫秒,自定义板需要 140 毫秒。 我们将暂时停留在固件层,尝试找出启动时间差异的原因,因为在自定义主板上除了硬件差异外,还启用了双映像启动。由于担心信息可能会使问题复杂化,所以没有提前提供。 感谢您提供详细的指导来检查定制板的电路设计,这为我们确定根本原因提供了更多指导。 顺祝商祺! 戴维 Re: Shorten KW45 Boot time 你好 感谢您分享这些信息。 根据 KW45参考手册;使用双映像启动产生的尝试从次映像启动,这将影响自定义板上反映的时差,该信息如图 25 流程图所示。 有关双映像启动的更多信息,请参阅第 15.2.3.1 章 最诚挚的问候,路易斯 Re: Shorten KW45 Boot time 你好 我们没有关于 KW45 启动时间的统计数据; 如果您需要,我们在参考手册中提供了使用第 15.2.3.1 章中填入地址的案例示例的说明。 最诚挚的问候,路易斯 Re: Shorten KW45 Boot time 你好,路易斯、 感谢您内容丰富的答复。 我们仍在进一步研究,寻找一种跟踪启动过程的方法。 请问你有关于启用双映像的 KW45 启动时间的统计数据吗? 最美好的祝愿, David
View full article
nta5332 復元 NTA5332 を開発用に使用する場合、NFC 読み取り/書き込み構成ファイルは I2C 経由で無効に設定されています。その後、I2C異常によりI2Cとの通信障害が発生しました。復旧後、NTA5332 との I2C 経由の通信はできなくなり、NFC の設定もできなくなります。工場出荷時の設定に復元する方法はありますか?I2C 異常により設定に問題が発生した疑いがあり、I2C 通信が利用できない状態が続いています。                 Re: nta5332 restore こんにちは、 あなたが説明している問題は NTA5332 に関係しているように思われます。当社のセンサ コミュニティは主に NXP のセンサ ソリューションに焦点を当てているため、このトピックは NFC 関連の質問を専門とする NFC コミュニティで取り上げたほうがよいでしょう。 質問をこちらに再投稿してください: https://community.nxp.com/t5/NFC/bd-p/nfc BRs、トーマス
View full article
EMIOS ハードウェアを介して ADC が BCTU をトリガーする問題について。 皆さん、こんにちは。フォーラムのチュートリアルに従ってADC、EMIOS、BCTUモジュールを設定しましたが、それらの接続関係がわかりません。そのため、設定したEMIOSがBCTUモジュールにトリガーソースを提供できず、ADCがデータを取得できません。設定したウォーターマーク関数「void BctuWatermarkNotif(void)」は、ADCが注入メソッド「Adc_Sar_Ip_StartConversion(ADCHWUNIT_1_INSTANCE, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL);」に設定されている場合にのみ、割り込みを1回だけトリガーすることがわかりました。以下が私のプロジェクトです。この原因を知りたいです。ご協力いただければ幸いです。ありがとうございます。 Re: 关于ADC通过EMIOS硬件触发BCTU的问题 こんにちは@jkx 次の例を参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-LLD-K344-Center-Aligned-PWM-Trigger-ADC-BCTU/ta-p/2034211 NXPアカウントの登録には、会社のメールアドレスをご利用いただくことをお勧めします。QQ、Gmail、163などの一般的なメールアドレスでアカウントを登録すると、テクニカルサポートへの優先アクセスが可能になります。
View full article