2264200_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2264200_ja-JP

2264200_ja-JP

DMAの例Lpspi_Ip_Transfer_S32K344を実行しようとしています

DMA サンプル Lpspi_Ip_Transfer_S32K344 を実行しようとすると、以下のエラーが発生します。S32 Design Studio バージョン 3.5 と S32K3 リアルタイム・ドライバ AUTOSAR 4.4 バージョン 2.0.0 があります。

コンパイルしようとすると、#include "StandardTypes.h" などのインクルード ファイルが見つからないというエラー メッセージが表示されます。

spi 経由で DMA をサポートするにはどのバージョンを使用する必要があるか教えてください。


jnaus_0-1765916948297.png


Re: Trying to run DMA example Lpspi_Ip_Transfer_S32K344

こんにちは@jnaus

DMA を使用した RTD 2.0.0 では問題はありません。

「Dma」を追加した後、「コードを更新」をクリックするだけです。

Senlent_0-1765961640703.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-17-2025 06:28 AM
更新者: