1641593_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1641593_zh-CN

1641593_zh-CN

启用 dhcp

您好,

我能够为 S32K148 板分配静态 IP 地址和 PING。

在配置器中启用 dhcp。但我无法获取 IP 地址。

有什么步骤需要遵循,或者有什么真知灼见可以让它发挥作用?

并找到 test_dhcp.c还有 C:\NXP\S32DS_ARM_v2.2\ S32DS\ software\ s32sdk_s32k1xx_rtm_3.0.0\ 中间件\ tcpip\ lwip\ test\ unit 中的 test_dhcp.h 这有什么意义?

rak14_0-1682599359951.png


  

回复: dhcp enablement

你好,我试图在 s32k314 上使用 DHCP,但无法获得 IP 地址。配置截图如下。请问还有哪些地方需要配置?

sw_ma_4-1765353875990.png


sw_ma_0-1765353779152.png

sw_ma_1-1765353811504.png

sw_ma_2-1765353843580.pngsw_ma_3-1765353860206.png

sw_ma_5-1765353890811.png






Re: dhcp enablement

你好@rak14

无需使用 DHCP,只需知道哪些 IP 可用并分配一个即可。不能分配已使用的 IP,否则会导致 IP 冲突。

DHCP 使选择变得更容易,因为它会自动向节点请求一个可用的 IP。但要知道自动 IP,需要使用 IP 查找器。

Re: dhcp enablement

@VaneB感谢您的快速回复。

是的,我已经在 PC 和板上设置了静态 IP 地址,PING 命令也运行良好。

但我需要将板连接到办公网络,而且应该在板上启用 dhcp,对吧?

我在配置器中选中了 dhcp,但仍然无法看到提供的 IP 地址。

简而言之,如何启用板载 DHCP 会有所帮助。

Re: dhcp enablement

你好@rak14

为确保万无一失,您需要事先在电脑上设置好 IP 地址,这样才能使示例正常运行。

在 Windows 系统中,可以通过

控制面板 > 网络和互联网 > 网络和共享中心 > 更改适配器设置 > 连接到板的网络适配器。

选择 Internet 协议版本 4 并单击属性;选择使用以下 IP 地址并配置 IP 地址和子网掩码。配置示例:IP - 192.168.0.10,子网掩码 - 255.255.255.0。

你做过这个过程吗?


B.R.

VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-11-2025 03:28 AM
更新者: