NXPの専門家の皆様
MWCT2D16Sの場合、VDD_HV_A/Bは3V3、GPIO[71](PTC7)入力電圧は5V、電流制限抵抗10kを使用しているため、GPIO[71]には約0.17mAの電流が注入されます。
1.MWCT2D16S には MCU GPIO に内部ダイオードがありますか?
2.上記の適用において、自動車用ECUにリスクはありますか?
MWCT2D16またはS32KがAN4731のNXP車載マイクロコントローラの注入電流の理解に記載されているのを見ないので、確認するために