2257501_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2257501_ja-JP

2257501_ja-JP

S32K388 FLEXCANがロジックアナライザーで受信できない

エンジニアの皆さん、こんにちは。flexcan0とPTA6、PTA7を使って送信テストをしているのですが、ロジックアナライザでCANメッセージや波形信号を受信できません。私のプログラムをチェックしたりテストしたりしてもらえますか?CANレートは500kbpsです。



Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER

こんにちは@vinmotion

Senlent_0-1765268786021.png


Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER

ありがとうございます。しかし、私は NXP の初心者で、ポートを初期化するためにどの関数を呼び出せばいいのか分かりません。また、提供されている例ではそれが使用されていません。これらのピンはすでに設定していますが、初期化するにはどの関数を呼び出す必要がありますか?

pinsrouting.png

Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER

こんにちは@vinmotion

メイン プログラムがポートを初期化しませんでした。

Senlent_0-1765265473631.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-10-2025 02:31 AM
更新者: