2259473_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2259473_ja-JP

2259473_ja-JP

バックグラウンドデバッグモードドライバーパッケージ

CPU16/32のトレーナー/開発者の皆さん、こんにちは。

私は学生と一緒に、Arduino IDE を使用して BDM インターフェース (USB->BDM) を設計し、Wurz の SBC EC376 を (単純に) 監視するプロジェクトを始めました。ドキュメント AN1230/D は見つかりましたが、5 ページにある「BDM ドライバ パッケージ」(BDMVx-y.ZIP) が見つかりません。

助けていただけますか?

ありがとう、そしてよろしく...

ウィナンド・ナイス

Re: Background Debugging Mode Driver Package

こんにちは@Wijnand

ご投稿ありがとうございます。AN1230 は古すぎるため、関連する BDM ドライバ パッケージを見つけることができませんでした。
参考までに、BDM ドライバと関連情報を提供する以下のリンクがあります。
NXP(モトローラ)公式リリースではない、プライベートブログです。
Motorola 683xx MCU 用 BDM インターフェース\\ GDB デバッガーでの使用
役に立つことを祈ります。

BR

セレステ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Re: Background Debugging Mode Driver Package

こんにちは、セレステさん。

ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。

よろしく、Wijnand...

Re: Background Debugging Mode Driver Package

こんにちは、セレステさん。

ご尽力ありがとうございました。リソースの一部 (BDM コンポーネント) がプロジェクトに役立つかどうかを調査します。目標は、たとえば S レコードをターゲットにアップロードするために使用できるシンプルな監視プログラムをデザインすることです。

よろしく、Wijnand...

Re: Background Debugging Mode Driver Package

こんにちは、Wijnandさん。

AN1230 ファイルはここにあります:
http://archive.retro.co.za/archive/computers/Motorola/freeware.aus.sps.mot.com/mcu332/BDM-V090.ZIP

ボードに付属のディスケット上のファイル (「ec376 ソフトウェア パッケージ」/「ec376 SWP」) とその他の付属ドキュメントを探しています。何かありましたらお知らせください。

ありがとう。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-13-2026 04:23 AM
更新人: