2256361_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2256361_ja-JP

2256361_ja-JP

EMIOS ハードウェアを介して ADC が BCTU をトリガーする問題について。

皆さん、こんにちは。フォーラムのチュートリアルに従ってADC、EMIOS、BCTUモジュールを設定しましたが、それらの接続関係がわかりません。そのため、設定したEMIOSがBCTUモジュールにトリガーソースを提供できず、ADCがデータを取得できません。設定したウォーターマーク関数「void BctuWatermarkNotif(void)」は、ADCが注入メソッド「Adc_Sar_Ip_StartConversion(ADCHWUNIT_1_INSTANCE, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL);」に設定されている場合にのみ、割り込みを1回だけトリガーすることがわかりました。以下が私のプロジェクトです。この原因を知りたいです。ご協力いただければ幸いです。ありがとうございます。

Re: 关于ADC通过EMIOS硬件触发BCTU的问题

こんにちは@jkx

次の例を参照してください。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-LLD-K344-Center-Aligned-PWM-Trigger-ADC-BCTU...

NXPアカウントの登録には、会社のメールアドレスをご利用いただくことをお勧めします。QQ、Gmail、163などの一般的なメールアドレスでアカウントを登録すると、テクニカルサポートへの優先アクセスが可能になります。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-08-2025 01:24 AM
更新者: