まず、LPCXpresso54608ボード のユーザーマニュアルをダウンロードします。ドキュメントをスキャンしたら、始めましょう!
LPCXpresso54608を接続します(以下に示すように)。プリロードされたOut of Boxデモが表示されます。このデモには、 Draupner TouchGFXが使用されています。スクリーンショットを以下に示します。
プリロードされたデモを探索したら、さらに詳しく知りたいと思うでしょう。
このためには、LPCXpresso54608開発ボード用のMCUXpressoソフトウェア開発キット(SDK)を構成してビルドする必要があります。
登録するか、ログイン資格情報を使用してサインインし、NXPからソフトウェアをダウンロードします。
LPCXpresso54608 の設定は、「LPCXpresso54608」と入力するか、boards>LPC>LPCXpresso54608 を選択するという 2 つの方法のいずれかで作成できます。
ボードを選択すると、「Select Configuration」または「Specify Additional Configuration Settings」の2つのオプションが表示されます。
(設定を指定する名前を付けると、複数の設定が識別しやすくなるため、設定を指定することをお勧めします)。
手記: デフォルトでは、SDK BuilderはWindowsのデフォルトのツールチェーンとしてIARを選択します。 このチュートリアルでは、開発ホストOSとしてWindowsを使用します。 これが目的のツールチェーンまたはOSでない場合は、「追加の構成設定を指定する」を選択してください
次のウィンドウが表示され、IAR、Keil、またはBothのSDKをダウンロードできます(「All toolchains」を選択)。 この段階では、ダウンロードに必要なミドルウェアを指定することもできます。 これらは「Select Optional Middleware」で選択または選択解除できます
選択したら、[SDK ビルダーに移動] を選択します。
ノート:パッケージのダウンロードが許可される前に、情報の更新を求められる場合があります。これが発生した場合は、上部の赤いリンクを選択して問題を解決します。情報が更新されたら、上部の「概要」をクリックし、「SDK Builder」を再度選択すると、元の画面に戻ることができます。
今すぐダウンロードを押す前に、最後にもう一度ファイルの名前を変更する機会があります。「今すぐダウンロード」を選択すると、ライセンス契約が表示され、同意するとダウンロードが開始されます。
パッケージ化された.zipをダウンロードしたらお気に入りのユーティリティを使用して、既知の場所に抽出します
--> IARがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここから続行してください。
--> KEIL がデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここで続行します。
--> MCUXpressoがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここから続行してください(2017年3月発売予定)
すぐに使えるデモ(Draupner)のソース/バイナリをどこでダウンロードできるか知っている人はいますか?私は最近、この特定のデモがプリロードされたこの正確な開発キット(OM13092 - LPCXpresso54608)を購入しました。これは、公式のスタートガイドとビデオのショーケースでもあります。ただし、このデモのソース/バイナリを見つけることができません。
このボードには、Sprinklerと呼ばれる別の新しいデモがあるようで、バイナリとソースは https://touchgfx.com/nxp-semiconductors/lpc5460x/ で利用できます。このデモのコンパイルに問題があり、"TouchGFX NXP LPC54608 Board Support Package - Installation V1.5" pdfの指示に従った後、次のエラー・メッセージが表示されます。
make: *** ターゲットを 'C:/nxp/TouchGFX_NPX_LPC54608_BSP/touchgfx/os/FreeRTOS8.2.0/OSWrappers.cpp' にするルールはありません。「TouchGFXPort/OS/OSWrappers.o」が必要です。止める。
リンクからダウンロードしたBSP https://touchgfx.com/nxp-semiconductors/lpc5460x/ 単にOSWrappers.cppファイルが含まれていません。インストールドキュメントまたはBSPが更新されていないかどうかわかりません。SDKビルダーサイトから生成してダウンロードしたSDKのバージョンは2.3.1です。スプリンクラー BSP が最新の SDK バージョンでサポートされなくなったか、最新の SDK がデモ ソースを壊した可能性があります。LPCExpresso54608の古いバージョンのSDKをどこで取得/生成するのかわかりません。NXPプラットフォームを使用するのはこれが初めてです。
上記のMCUExpressページはどこにありますか?"--> MCUXpressoがデフォルトのツールチェーンとして選択されている場合は、ここに進んでください(2017年3月発売予定)"
裏面JP1を確認してください、開いているはずです
こんにちは
MCUXpressoを待っています