本文档展示了使用S32K1xx RTD和S32配置工具创建简单“闪烁LED”应用的分步流程。此示例适用于通过USB(OpenSDA)连接到PC的S32K144EVB-Q100 EVB。
image.png
那么,你添加了 LPUART、GPIO 等驱动后,如何知道如何调用生成的代码来初始化它们?换言之,即如何知道(或在哪里可以查到)应该使用 Port_Ci_Port_Ip_Init 来初始化 GPIO 端口?以及如何知道(或在哪里可以查到)配置时钟需要调用 Clock_Ip_InitClock?
Andy