使用 SDK 的 CAN 通信 S32K144 DEMO 并进行修改,发送扩展帧 使用 SDK 的 CAN 通信 S32K144 DEMO 并进行修改后,发送扩展帧失败。我已经将 idType 更改为 CAN_MSG_ID_EXT,但 CAN 适配器仍然接收到标准帧。我发送的 ID 是 1FFFFFFF,但收到的 ID 是 7FF。如果专家能帮忙解决这个问题,我将不胜感激。 #include "Cpu.h" #include "delay.h" #include "uart.h" #include"key.h" #include"oled.h" #include "stdint.h" #include "stdbool.h" volatile int exit_code = 0; #define LED1(x) PINS_DRV_WritePin(PTD,16,!x); #define LED2(x) PINS_DRV_WritePin(PTD,15,!x); #define LED3(x) PINS_DRV_WritePin(PTD,1,!x); #define LED4(x) PINS_DRV_WritePin(PTD,0,!x); #define Rx_Filter 0x0 char IRQ_CAN0_RX; char IRQ_CAN1_RX; char IRQ_CAN2_RX; can_message_t recvMsg_CAN0; can_message_t recvMsg_CAN1; can_message_t recvMsg_CAN2; #define RX_MASK_ALL_EXT 0x1FFFFFFF #define RX_MAILBOX_CAN0 (0UL) #define TX_MAILBOX_CAN0 (1UL) #define RX_MAILBOX_CAN1 (2UL) #define TX_MAILBOX_CAN1 (3UL) #define RX_MAILBOX_CAN2 (4UL) #define TX_MAILBOX_CAN2 (5UL) /*CAN0回调函数*/ void CAN0_Callback_Func (uint32_t instance,can_event_t event,uint32_t buffIdx,void *flexcanState) { (无效)flexcan状态; //阻止此处诊断 (void)实例; (void)buffIdx; CAN_Receive(&can_pal0_instance, RX_MAILBOX_CAN0, &recvMsg_CAN0); //接收报文并重新注册回调函数 switch(event) //回调事件 { case CAN_EVENT_RX_COMPLETE: //接收完成事件 IRQ_CAN0_RX = 1; 休息; case CAN_EVENT_TX_COMPLETE: //发送完成事件 休息; 默认: 休息; } } void CAN1_Callback_Func (uint32_t instance,can_event_t event,uint32_t buffIdx,void *flexcanState) { (void)flexcanState; (void)实例; (void)buffIdx; CAN_Receive(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX_CAN1, &recvMsg_CAN1); 切换(事件) { case CAN_EVENT_RX_COMPLETE: IRQ_CAN1_RX = 1; 休息; case CAN_EVENT_TX_COMPLETE: 休息; 默认: 休息; } } void CAN2_Callback_Func (uint32_t instance,can_event_t event,uint32_t buffIdx,void *flexcanState) { (void)flexcanState; (void)实例; (void)buffIdx; CAN_Receive(&can_pal2_instance, RX_MAILBOX_CAN2, &recvMsg_CAN2); 切换(事件) { case CAN_EVENT_RX_COMPLETE: IRQ_CAN2_RX = 1; 休息; case CAN_EVENT_TX_COMPLETE: 休息; 默认: 休息; } } void CAN0_Init(void) { CAN_Init(&can_pal0_instance, &can_pal0_Config0); can_buff_config_t Rx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; can_buff_config_t Tx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; CAN_ConfigRxBuff(&can_pal0_instance, RX_MAILBOX_CAN0, &Rx_buffCfg, Rx_Filter); //注册接收配置和MSGID过滤器(如过滤器配置为0x1,则只接受msgid 0x1发来的报文) CAN_ConfigTxBuff(&can_pal0_instance, TX_MAILBOX_CAN0, &Tx_buffCfg); //配置发送 /*设置MSGID的掩码,掩码粗略可以理解为对11bit MSGID地址的过滤 如果位需要过滤设置为1,不过滤设置为0,例如掩码设置为0x7ff则过滤全部标准id,如果设置为0x7fe,则只接受0x01的报文(不存在某0x0的地址)*/ CAN_SetRxFilter(&can_pal0_instance, CAN_MSG_ID_EXT, RX_MAILBOX_CAN0, 0x1FFFFFFFU);//设置MSGID掩码, CAN_InstallEventCallback(&can_pal0_instance,&CAN0_Callback_Func,(void*)0); //注册回调函数 CAN_Receive(&can_pal0_instance, RX_MAILBOX_CAN0, &recvMsg_CAN0); //*****重点****此函数不仅有接收作用还有续订回调函数的作用。 } void CAN1_Init(void) { CAN_Init(&can_pal1_instance, &can_pal1_Config0); can_buff_config_t Rx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; can_buff_config_t Tx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; CAN_ConfigRxBuff(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX_CAN1, &Rx_buffCfg, Rx_Filter); CAN_ConfigTxBuff(&can_pal1_instance, TX_MAILBOX_CAN1, &Tx_buffCfg); CAN_SetRxFilter(&can_pal1_instance,CAN_MSG_ID_EXT,RX_MAILBOX_CAN1,0x1FFFFFFFU); CAN_InstallEventCallback(&can_pal1_instance,&CAN1_Callback_Func,(void*)0); CAN_Receive(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX_CAN1, &recvMsg_CAN1); } void CAN2_Init(void) { CAN_Init(&can_pal2_instance, &can_pal2_Config0); can_buff_config_t Rx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; can_buff_config_t Tx_buffCfg = { .enableFD= false, .启用BRS= false, .fdPadding= 0U, .id类型= CAN_MSG_ID_EXT, .isRemote假 }; CAN_ConfigRxBuff(&can_pal2_instance, RX_MAILBOX_CAN2, &Rx_buffCfg, Rx_Filter); CAN_ConfigTxBuff(&can_pal2_instance, TX_MAILBOX_CAN2, &Tx_buffCfg); CAN_SetRxFilter(&can_pal2_instance,CAN_MSG_ID_EXT,RX_MAILBOX_CAN2,0x1FFFFFFFU); CAN_InstallEventCallback(&can_pal2_instance,&CAN2_Callback_Func,(void*)0); CAN_Receive(&can_pal2_instance, RX_MAILBOX_CAN2, &recvMsg_CAN2); } int main(void) { /* 在这里编写局部变量定义 */ uint8_t pinstate; int MCU_Freq; uint8_t CANRXDATA_STR1[17]; uint8_t CANRXDATA_STR2[17]; /*** 处理器专家内部初始化。请勿删除此代码!!!***/ #ifdef PEX_RTOS_INIT PEX_RTOS_INIT(); /* 初始化所选的 RTOS。宏由 RTOS 元器件定义。*/ #endif /*** 处理器专家内部初始化结束。***/ CLOCK_SYS_Init(g_clockManConfigsArr, CLOCK_MANAGER_CONFIG_CNT,g_clockManCallbacksArr, CLOCK_MANAGER_CALLBACK_CNT); CLOCK_SYS_UpdateConfiguration(0U, CLOCK_MANAGER_POLICY_AGREEMENT); MCU_Freq = delay_init();//初始化延迟函数 PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS, g_pin_mux_InitConfigArr); //初始化IO I2C_MasterInit(&i2c1_instance, &i2c1_MasterConfig0);//初始化I2C外设,用于OLED通讯 LPUART_DRV_Init(INST_LPUART1, &lpuart1_State, &lpuart1_InitConfig0); //初始化构造 CAN0_Init(); CAN1_Init(); CAN2_Init(); oled_init(); //OLED配置参数初始化 OLED_TITLE((uint8_t*)"S32K144",(uint8_t*)"CAN");//OLED显示标题 u1_printf("初始化完成,MCU运行频率为%d Mhz \r\n",MCU_Freq); while(1) { /* 按键处理 */ pinstate = KEY_Proc (0); /*if(pinstate ==BTN1_PRES ) { can_message_t Tx_msg = { .cs = 0U, .id = 0x01, .data[0] = 0x0, .data[1] = 0x1, .data[2] = 0x2, .data[3] = 0x3, .data[4] = 0x4, .data[5] = 0x5, .data[6] = 0x6, .data[7] = 0x7, 长度 = 8 }; CAN_Send(&can_pal0_instance, TX_MAILBOX_CAN0, &Tx_msg); u1_printf("CAN0发送报文\r\n"); } 否则如果(pinstate ==BTN2_PRES) { can_message_t Tx_msg = { .cs = 0U, .id = 0x02, .data[0] = 0x20, .data[1] = 0x21, .data[2] = 0x22, .data[3] = 0x23, .data[4] = 0x24, .data[5] = 0x25, .data[6] = 0x26, .data[7] = 0x27, 长度 = 8 }; CAN_Send(&can_pal1_instance, TX_MAILBOX_CAN1, &Tx_msg); u1_printf("CAN1发送报文\r\n"); } 否则如果(pinstate ==BTN3_PRES) { can_message_t Tx_msg = { .cs = 0U, .id = 0x03, .data[0] = 0x30, .data[1] = 0x31, .data[2] = 0x32, .data[3] = 0x33, .data[4] = 0x34, .data[5] = 0x35, .data[6] = 0x36, .data[7] = 0x37, 长度 = 8 }; CAN_Send(&can_pal2_instance, TX_MAILBOX_CAN2, &Tx_msg); u1_printf("CAN2发送报文\r\n"); }*/ u1_printf("123456\r\n"); /* can_message_t Tx_msg = { .cs = 0U, .id = 0x03, .data[0] = 0x30, .data[1] = 0x31, .data[2] = 0x32, .data[3] = 0x33, .data[4] = 0x34, .data[5] = 0x35, .data[6] = 0x36, .data[7] = 0x37, 长度 = 8 }; CAN_Send(&can_pal1_instance, TX_MAILBOX_CAN1, &Tx_msg);*/ // 发送标准帧(用于对照) delay_ms(100); can_message_t std_msg0 = { .cs = 0U, .id = 0x1FFFF111U, .data[0] = 0x30, .data[1] = 0x31, .data[2] = 0x32, .data[3] = 0x33, .data[4] = 0x34, .data[5] = 0x35, .data[6] = 0x36, .data[7] = 0x37, 长度 = 8 }; status_t ret = CAN_Send(&can_pal2_instance, TX_MAILBOX_CAN2, &std_msg0); 如果(返回值 != 状态成功) { u1_printf("CAN2 发送 std_msg0 失败,返回值:%d\r\n",ret); } delay_ms(100); can_message_t Tx_msg0 = { .cs = 0U, .id = 0x1FFFFFFFU, .data[0] = 0x30, .data[1] = 0x31, .data[2] = 0x32, .data[3] = 0x33, .data[4] = 0x34, .data[5] = 0x35, .data[6] = 0x36, .data[7] = 0x37, 长度 = 8 }; CAN_Send(&can_pal2_instance, TX_MAILBOX_CAN2, &Tx_msg0); delay_ms(100); 如果 (IRQ_CAN0_RX ==1) { int i; u1_printf("CAN0 接收 ID:0x%x \r\n",recvMsg_CAN0.id); for(i=0; i { u1_printf("数据 %d : %x\r\n",i,recvMsg_CAN0.data[i]); if(i==recvMsg_CAN0.length-1) u1_printf("***************\r\n"); } IRQ_CAN0_RX=0; } 如果 (IRQ_CAN1_RX ==1) { int i; u1_printf("CAN1 接收 ID:0x%x \r\n",recvMsg_CAN1.id); for(i=0; i { u1_printf("数据 %d : %x\r\n",i,recvMsg_CAN1.data[i]); if(i==recvMsg_CAN1.length-1) u1_printf("***************\r\n"); } IRQ_CAN1_RX=0; } 如果 (IRQ_CAN2_RX ==1) { int i; u1_printf("CAN2 接收 ID:0x%x \r\n",recvMsg_CAN2.id); for(i=0; i { u1_printf("数据 %d : %x\r\n",i,recvMsg_CAN2.data[i]); if(i==recvMsg_CAN2.length-1) u1_printf("***************\r\n"); } IRQ_CAN2_RX=0; } /*OLED显示*/ sprintf((char*)CANRXDATA_STR1,"CAN0 %02X %02X %02X %02X", recvMsg_CAN2.data[0],recvMsg_CAN2.data[1],recvMsg_CAN2.data[2],recvMsg_CAN2.data[3]); // 格式点:删除(uint8_t)强转,格式符改为%08X sprintf((char*)CANRXDATA_STR2,"ID:%08X %02X %02X %02X %02X", recvMsg_CAN2.id,recvMsg_CAN2.data[4],recvMsg_CAN2.data[5],recvMsg_CAN2.data[6],recvMsg_CAN2.data[7]); OLED_ShowString(0,2,CANRXDATA_STR1,8,0); OLED_ShowString(0,3,CANRXDATA_STR2,8,0); /*sprintf((char*)CANRXDATA_STR1,"CAN1 %02X %02X %02X %02X",recvMsg_CAN1.data[0],recvMsg_CAN1.data[1],recvMsg_CAN1.data[2],recvMsg_CAN1.data[3]); sprintf((char*)CANRXDATA_STR2,"ID%02X %02X %02X %02X %02X",(uint8_t)recvMsg_CAN1.id,recvMsg_CAN1.data[4],recvMsg_CAN1.data[5],recvMsg_CAN1.data[6],recvMsg_CAN1.data[7]); OLED_ShowString(0,4,CANRXDATA_STR1,8,0); OLED_ShowString(0,5,CANRXDATA_STR2,8,0); sprintf((char*)CANRXDATA_STR1,"CAN2 %02X %02X %02X %02X",recvMsg_CAN2.data[0],recvMsg_CAN2.data[1],recvMsg_CAN2.data[2],recvMsg_CAN2.data[3]); sprintf((char*)CANRXDATA_STR2,"ID%02X %02X %02X %02X %02X",(uint8_t)recvMsg_CAN2.id,recvMsg_CAN2.data[4],recvMsg_CAN2.data[5],recvMsg_CAN2.data[6],recvMsg_CAN2.data[7]); OLED_ShowString(0,6,CANRXDATA_STR1,8,0); OLED_ShowString(0,7,CANRXDATA_STR2,8,0);*/ /*OLED显示*/ PINS_DRV_TogglePins(PTD, 1 << 0); PINS_DRV_TogglePins(PTD, 1 << 1); PINS_DRV_TogglePins(PTD, 1 << 15); PINS_DRV_TogglePins(PTD, 1 << 16); delay_ms(100); } /*** 请勿在此行之后编写任何代码,否则将在代码生成过程中删除。***/ /*** RTOS 启动代码。宏 PEX_RTOS_START 由 RTOS 元器件定义。请勿修改此代码!!!***/ #ifdef PEX_RTOS_START PEX_RTOS_START(); /* 启动所选的 RTOS。宏由 RTOS 元器件定义。*/ #endif /*** RTOS 启动代码结束。***/ /*** 处理器专家主程序结束。请勿修改此代码!!!***/ 为了(;;) { 如果(退出代码 != 0) { 休息; } } 返回退出代码; /*** 处理器专家主程序结束。请勿在下方编写代码!!!***/ } /*** 主程序结束。请勿修改此文本!!!***/ /* 主程序结束 */ /*! ** @} */ /* ** ################################################################### ** **此文件由 Processor Expert 10.1 [05.21] 创建 **适用于NXP S32K系列微控制器。 ** ** ################################################################### */ Re: Using the SDK's CAN communication S32K144 DEMO and making modifications, the sending of extended HI
在调用CAN_Send之前,请先调用CAN_ConfigTxBuff 。
请参阅“无法接收带有扩展 ID 的 CAN 帧”中的讨论
由于我不确定您使用的是哪个 SDK 版本,我建议您检查SRR位是否设置为 1。详情请参考:当 FlexCAN Tx 发送扩展 ID 时,是否应设置 SRR 位?
此致, 罗宾 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此帖解答了您的问题,请点击“接受为解决方案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------
View full article