こんにちは、NXP チームの皆様、
回路には3.3Vで動作するS32K324マイクロコントローラを使っています。マイクロコントローラ内のVREFHピン自体は3.3V(VDD_HV_A / VDD_HV_B)に接続されています。データシートに、VREFH電圧レベルに関する注記がありました。
hemanths_0-1688361073670.png
しかし、ハードウェアデザインガイドラインのドキュメントにはこのコメントは記載されていません。
hemanths_1-1688361175410.png
どなたか、データシートに記載されているノートの意義について説明してもらえますか?
ありがとうございます。
ヘマント
こんにちは、 @JulesW さん。
データシート(表3、動作条件)によると、VREFHは最低2.97Vに制限されているため、これは仕様外となります。
BR、ダニエル
VREHがVDD_HV_Aよりもはるかに低い場合、例えばVDD = 3.3Vの場合にVREFH = 2.5Vとなる場合はどうなるでしょうか?
ADCの結果は飽和状態になるだろう。
注入電流は、ピンあたり3mAに制限する必要があります。
danielmartynek_0-1688384914242.png
danielmartynek_1-1688385147391.png
BR、ダニエル
こんにちは、ダニエルさん。
ご回答ありがとうございます。
ADCの入力電圧がADCのVREFHよりも大きい場合、どうなりますか?マイクロコントローラのADCに過電圧保護や飽和機構があるかどうか?
こんにちは、ヘマントさん。
VREFH参照は必ずしもVDD_HV_A/VDD_HV_Bにコネクテッドする必要はありません。
しかし基準はVDD_HV_Aにクランプされるため、電圧はVDD_HV_A + 0.1Vを超えてはならず、0.1VはRF信号専用です。
HWDGの改訂版においてC、仕様書も見つけることができます:
danielmartynek_0-1688380987606.png
よろしくお願いいたします。
ダニエル