2385835_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2385835_ja-JP

2385835_ja-JP

IMX8M PlusでNXP DDRツールによるDDRテストを完了できません

こんにちは、

RPAツールをダウンロードして情報を更新しました。添付のスクリーンショットをご覧ください。

VDevrari_1-1782305197778.png 

そのスクリプトのおかげで、デバッグモードでPMICの情報を取得することができました。

デバッグログと.dsファイルはこちらです参考資料として保管してください。

デバッグログでメモリ容量が次のように表示されていることがわかりました。

チップセレクトあたりの密度:4096MB

コントローラーあたりの密度は4096MBです

しかし、私はLPDDR4 RAMを1GB容量(W66DP2RQQAGJ:デュアルダイパッケージ(DDP)32Mb x 16DQ x 8バンク×2チャネル、8 Gb(8,589,934,592ビット)の密度で使ったことがあります。

また、「ステップ1:DDRPHYトレーニング」で止まってしまいました。

Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus

こんにちは、私もConfigツールで同じ問題が発生しています。参考までにログを以下に示します。

よろしくお願いします

Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus

こんにちは、

そのメモリの設定に問題は見当たりません。

DDRツールやConfig Toolsを使って試した場合も、同じ問題が発生しますか?

よろしくお願いいたします。

Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus

こんにちは、

設定ツールで起きている問題はシリアルポート接続に問題があることを示しています。Cortex-Aコンソールに接続されているか、そしてボードがシリアルダウンロードモードで接続されているか確認してください。

回路図を教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。

Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus

こんにちは、

MSCALE_DDR_TOOLを使用することで、この問題は解決します。

IMX8MPのページへのリンクはこちらです

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8M-Family-DDR-Tool-Release/ta-p/110...

LPDDR用のRPAシートリンク

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8MPlus-m865S-DDR-Register-Programmi...

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-27-2026 02:28 AM
Updated by: