晚上好,
关于 FS26 - S32KXX 系列的兼容性,我有以下几个问题。
1-是否有一个可订购的 FS26 选件,既兼容 s32k344 又兼容 s32k396?
2. FS26 零件编号的倒数第三位和倒数第四位数字分别代表什么?(IEMFS2633HMDE4AD(指 E4)是否表示与特定微控制器兼容?
谢谢
你好,恩里科,
即使 S32K344 的电流消耗较低,但为 S32K396 编程的版本在电压设置、时序、监控阈值和功能安全配置方面仍然可能有所不同,因此不应假定它们可以互换。FS26 数据表中提供了详细的程序版本定义,尤其是在可订购的零件编号表、OTP 描述部分和数据表中引用的完整 OTP 内容表中。
BRs,托马斯
你好,恩里科,
不,目前没有一个预先编程、可订购的 FS26 零件编号能够原生支持这两种 MCU。
关于零件编号后缀(例如 MFS2633HMDE4AD 中的 E4),此后缀代表特定的 OTP/编程变体。它本身并不是一个通用的MCU兼容性字段。实际基本设备功能主要由部件号中的 FS26xyB/FS26xyD 部分定义,该部分定义了硅特性集(例如 VCORE 功能、跟踪器数量、LDT/FS1B 存在情况以及 ASIL B 与 ASIL D),而后缀标识了确切的编程版本。
BRs,托马斯