我正在尝试在 S32K358 微控制器上设置 FreeMASTER,但遇到了 UART 连接问题。我通过使用 Termite 进行测试,验证了 UART 在微控制器上是否正常工作,如下面的屏幕截图所示。
但是,当我配置 FreeMASTER 时,安装程序执行没有错误。但是当我打开FreeMASTER时,它显示一条错误消息,指出它无法连接到UART,如下图所示。
你能帮我解决这个问题吗?此外,如果可能的话,您能否提供设置基本 FreeMASTER 配置的详细步骤?我按照此链接中提到的说明进行操作:如何在 S32K3 RTD 0.9.0 中使用 FreeMASTER SDKs ,但仍然遇到下面显示的问题。
非常感谢您的帮助。
感谢您提供更新的版本信息。我以正常模式配置了 LPUART,并使用此版本成功将其与 FreeMaster 集成。虽然示例代码没有按预期工作(我不确定为什么),但问题已经解决,现在一切都可以通过更新的驱动程序正常运行。谢谢