Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K312ではFlexCANは動作しません。 こんにちはNXPの皆さん。 サンプルコード(FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312)でFlexCAN機能を試してみたいのですが、うまくいきません。 私は問題のクエリにロジックアナライザを使用していますが、CAN TX / RXピンは期待されていません、私を助けてください、多くの感謝。 1.MCUピン29(CAN-RX):常に奇妙な信号が表示されます。 2.MCUピン54(CAN-TX):常に高い。 環境: 1.SW32K3 FreeRTOS 10.6.0 バージョン 4.0.0 は S32K3 RTD 4.0.0 に基づいています 2.FlexCANの速度500KBpsを設定します 3.CANトランシーバー(TI TCAN1044)を使用しています 愛着: 20241223-FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312.7z 20241223-LA_CAN_screenshot.png Re:S32K312ではFlexCANについては機能しません。 こんにちはセンレント: すみません、私のせいです。ロジックアナライザーに関する問題を見つけました。スコープとLAを同時に使いましたが、 そしてスコープは正常で奇妙な波ではないので、LAの別のチャンネルを変更しましたが、波は完璧です、再び感謝します。 いってらっしゃい。 Re:S32K312ではFlexCANについては機能しません。 こんにちはNXPの皆さん。 あなたが修正してくれてありがとう。この日の朝、私は flexCAN プロトコルクロックを FIRC クロックソースとして 24Mhz に変更し、ビットレートを 500kbps に調整してみましたが、LA や PCAN-viewer で CAN バス機能について動作できるのですが、まだ CAN-RX の奇妙なデータ波が残っています。ちょうど今、私はテストのためにあなたの変更されたワークショップを使用しましたが、結果は同じです。CAN-RXピンのアイデアはありますか?感謝。 追伸。あなたの改造ワークショップからLAで波の写真を添付としてキャプチャしました。 Re:S32K312ではFlexCANについては機能しません。 こんにちはNXPの皆さん。 ちょうど今、あなたが推奨したExample_S32K358_FlexCAN_Ip_TXRX_ISR_rtd400から移植コードを変更しました、 GPIOが正常であることを確認しましたが、結果は同じ失敗です、できるだけ早く私を助けてください、ありがとう。 愛着: 20241223-test_CAN2.7z 20241223-20231223-CAN_transceiver_schematic.png Re:S32K312ではFlexCANについては機能しません。 こんにちはNXPの皆さん。 ご提案ありがとうございます。からS32K312と移植のサンプルコードの新しいプロジェクトを作成しました 「S32KXX AUTOSAR R21-11 RTD 4.0.0」D2311 Example Projects\FlexCAN_Ip_Example_S32K344"ですが、 結果は同じです。実は、CAN-RXの信号がいつも変な波を吐いているのが気になるところです。 ピンセッティングの問題など、何か問題があるのでしょうか?
記事全体を表示
FS26 FCCU1 单PWM监控 你好,有人能告诉我 FS2633D FCCU1 PWM 监控的配置应该是什么吗? 我已将 FCCU_CFG 配置为 110,以使用 FCCU1 PWM 监控和 FCCU2 上的输入电平监控。 即使我没有对 FCCU1 引脚施加任何 PWM 波,我也无法使重置正常工作。我的看门狗重置工作正常,因此重置连接中没有硬件问题。 此外,如果有人能给我一个 FCCU1 上有效 PWM 波的例子,或者仅仅从占空比和频率的角度进行解释,那就太好了,因为数据表有点令人困惑。如果能做到这一点,将会有很大帮助。 非常感谢您。 功能安全 电源解决方案 回复:FS26 FCCU1 单PWM监控 因此,当波形较低时,其黑白范围应为 51-80us,而当波形较高时,其黑白范围应为 6-10? 我是否正确或者有什么不同? 为什么 10-45 KHz 的“良好”PWM 范围与不良低频和不良高频不同,根据该范围,不良频率不应该小于 10KHz 且大于 45KHz 吗? 我错过了什么? 回复:FS26 FCCU1 单PWM监控 我的主要困惑是关于 PULSE_FCCU_HF 和 PULSE_FCCU_LF 时间。它们与波的占空比有关吗? 如果良好的频率范围在 10-45KHz 之间,那么不良频率怎么会大于 90KHz? 如果我只给出任意占空比的 30KHz(良好频率)的 PWM,是否不会出现故障?或者有什么不同?
記事全体を表示
EB tresos Studio 27.1 Activation Error Hello buddy: I tried to activate EB tresos Studio 27.1 using the EB Client Licese Administrator_1_5_1 software and reported an error as follows: Status: 4, Creating request Status: 5, Request created Status: 6, Context created Status: 7, Connected to remote server Status: 8, Request Sent Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 11, Done ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0). Connection to FlexNet Operations Server failed. You know why? Re: EB tresos Studio 27.1 Activation Error You said "I found out that the activation code has been updated" , updated by what? By email, your nxp comunity msg ? They sent you an email? I did not receive any msgs on this.  Re: EB tresos Studio 27.1 Activation Error Hi buddy: Update on the latest situation. Today, I found out that the activation code has been updated. But it did not arrive at the update time it had announced. I used the new activation code to activate EB. It worked. I think there might be a BUG. If you have a similar problem, you can watch over the next few days to see if the activation code changes. Re: EB tresos Studio 27.1 Activation Error It should be server side issue. I got same error with u: Hi, I have exact same issue: system issue me with a code below: 7D06-3C29-B753-21AB yesterday. But after I use above sn code active it, eb studio always says error: flxActAppActivationSend(50040,41247,10248) That activation request yields no right to a license. Connection to FlexNet Operations server failed. Need your help. Thanks, Thomson
記事全体を表示
FS26 FCCU1 single PWM monitoring Hi, can please someone tell me what should be the configuration for FS2633D FCCU1 PWM monitoring?  I have configured FCCU_CFG to 110 to use FCCU1 PWM monitoring and input level monitoring on FCCU2. I can't get the reset to working even if I don't apply any PWM wave to FCCU1 pin. My watchdog reset is working fine so no hardware issue in the reset connection.  Also, it would be great if someone can give me an example of a valid PWM wave on FCCU1 or just explain in terms of duty cycle and frequency because the datasheet makes it a bit confusing. It would be a great help if this can be done.  Thanks a lot. Functional Safety Power solution Re: FS26 FCCU1 single PWM monitoring HI : For example, tPULSE_FCCU_HF =8us, that means both high and low duration time is 8us, T=16us, corresponding PWM frequency is 62.5KHZ(50% duty cycle). “tPULSE_FCCU_HF”  means FCCU will report a failure if High or low pulse duration is smaller than 8us(typ), 6us(min), 10us(max). “tPULSE_FCCU_LF” means FCCU will report a failure if  High or low pulse duration is larger than 64us(typ), 51us(min), 80us(max). As a result: FCCU is 100% good when high or low duration time is within 10us~51us(frequency is within 9.8K~50K), there is some buffer considered, so  FCCU12_GF = 10KHZ~45KHZ. FCCU is 100% bad when high or low duration time is below 6us or above 80us(frequency is >83K or <6.25K), there is some buffer considered, so FFCCU12_BLF =5KHZ max and FFCCU12_BHF =90KHZ min. Re: FS26 FCCU1 single PWM monitoring So, when the wave is low it should b/w 51-80us and when its high it should be b/w 6-10? Am I correct or is it something different? And why the "good" PWM range of 10-45 KHz is different than the bad low and bad high frequency, shouldn't the bad frequency be less than 10KHz and greater than 45KHz according to that range? What am I missing? Re: FS26 FCCU1 single PWM monitoring 1:You can get the detection time here for the high or low level on PWN monitoring : 2:bad frequency are below showed: <5KHZ or >90KHZ Re: FS26 FCCU1 single PWM monitoring My main confusion is regarding the PULSE_FCCU_HF and PULSE_FCCU_LF time. Are they related to the duty cycle of the wave? And if good frequency range is between 10-45KHz then how is bad frequency is greater than 90KHz?  Will there be no fault if I just give a PWM of 30KHz (good frequency) of any duty cycle? Or is it something different? Re: FS26 FCCU1 single PWM monitoring Hi aad1tya We list all of the configuration information about FCCU PWM/lever monitoring in datasheet page188-190--->20.7.3 FCCU single PWM monitoring activated For example FCCU configure PWM frequency /level threshold : You can read them. Hope this could help you!
記事全体を表示
Layerscape Hardware Security Module(HSM) storage questions Hello, In the LSDK User Guide mentions that the SoCs can internally store keys using an HSM. "NXP SoCs such as LS1046A can store keys securely using built-in SoC capabilities - virtual HSM. With such devices, sensitive private keys never leave the device and cryptographic operations are performed on this virtual HSM"(LSDKUG-Rev21.08, CH 6.5.1). I could not find a reference to whether it is stored using secure non-volatile storage (SNVS), or if it is stored in volatile memory requiring a battery connected such as the with the "Battery Backed Security Monitor supply". Does the SoC need to keep some voltage after powering off to keep the keys stored securely? And just to confirm, this feature applies to all arm trusted firmware(TFA) enabled CPUs? QorIQ LS1 Devices Re: Layerscape Hardware Security Module(HSM) storage questions Hello @jvfausto  Hope this post finds you well, They are stored in a non-volatile memory. BR, Hector V Re: Layerscape Hardware Security Module(HSM) storage questions Hello @jvfausto  Hope this email finds you, This email is to inform that I keep working on the solution on this case. I’ll keep you informed on the process, Have a great day.   BR, Hector Villarruel
記事全体を表示
FS26 FCCU1シングルPWMモニタリング こんにちは、誰かが私にFS2633D FCCU1 PWM監視の構成を教えてください。 FCCU_CFG to 110 を FCCU1 PWM 監視と FCCU2 の入力レベル 監視を使用するように構成しました。 FCCU1ピンにPWM波を適用しないと、リセットが機能しません。ウォッチドッグのリセットは正常に機能しているため、リセット接続にハードウェアの問題はありません。 また、FCCU1の有効なPWM波の例をどなたか教えていただけると幸いです。または、データシートが少し混乱させるため、デューティサイクルと周波数の観点から説明してください。これができれば、とても助かります。 どうもありがとうございます。 機能安全 電源ソリューション 日時:FS26 FCCU1シングルPWMモニタリング では、波が低いときは白黒51-80us、高いときは白黒6-10になるべきなのでしょうか? 私は正しいですか、それとも何か違うのですか? また、10〜45 KHzの「良い」PWM範囲が悪い低周波数や悪い高周波と異なるのはなぜですか、その範囲に応じて、悪い周波数は10KHz未満で45KHzを超えるべきではありませんか? 何が足りないのか? 日時:FS26 FCCU1シングルPWMモニタリング 私の主な混乱は、PULSE_FCCU_HFとPULSE_FCCU_LF時間に関するものです。それらは波のデューティサイクルに関連していますか? また、良好な周波数範囲が10〜45KHzの場合、不良周波数はどのようにして90KHzを超えますか? 任意のデューティサイクルで30KHz(良好な周波数)のPWMを与えるだけで問題はありませんか?それとも何か違うのでしょうか?
記事全体を表示
是否可以使用 i.MX8MPlus 上为单 SPI 线和 QSPI 线设计的芯片? 回复:是否可以在 i.MX8MPlus 上使用设计用于单 SPI 线和 QSPI 线的芯片? 我们的设计中需要 SRAM,但是处理器上没有任何剩余的 SPI 线,因为处理器仅支持 3 个 SPI 接口并且它们已经被占用。因此,我们想知道是否可以通过处理器的 QSPI 端口(其中引脚与 NAND 引脚复用)连接单个 SPI SRAM。 回复:是否可以在 i.MX8MPlus 上使用设计用于单 SPI 线和 QSPI 线的芯片? 您的主板上有哪些启动闪存?
記事全体を表示
Is it possible to use a chip designed for single SPI line with QSPI lines on the i.MX8MPlus? Re: Is it possible to use a chip designed for single SPI line with QSPI lines on the i.MX8MPlus? We need SRAM in our design but we don't have any single SPI lines left from the processor due to the processor only supports 3 SPI interfaces and they are already occupied. Therefore we wonder if it's possible to connect a single SPI SRAM on the QSPI-port (where the pins are multiplexed with NAND-pins) from the processor.  Re: Is it possible to use a chip designed for single SPI line with QSPI lines on the i.MX8MPlus? Which boot flash have on your board?
記事全体を表示
BSDLファイルSPC5743RMLU5 こんにちはNXPの専門家、 SPC5743RMLU5用のbsdlファイルが必要です、どなたか助けていただけますか? ありがとうございます。 Re: SPC5743RMLU5 BSDLファイル 得た!迅速な対応ありがとうございました! Re: SPC5743RMLU5 BSDLファイル 要求されたファイルを添付しています。
記事全体を表示
RT1020 EVK , SDK wi-fi direct support is possible? Hello ,  It is simple question,  I reviewd all  example about wifi.   but I Can not find  the example of wi-fi direct funtionality   in  SDK 2.13.0 RT1020. So. Is there  any doc. or someting  about Entering wi-fi direct mode from Station mode? Do I have to  implement wi-fi direct using  Soft AP  of   wifi_cli example i.MXRT 102x Re: RT1020 EVK , SDK wi-fi direct support is possible? Hi @Seongyon_Jeong  It seems difficult to implement wifi direct feature base on RT1020 EVK board, the root causes are SW resouce limitation and adapation of some modules of M.2 interface, so we can find the SDK/example in RT1050/1060/11xx, but we can not support them in RT1020 EVK.  Sorry for inconvenient. B.R, Sam
記事全体を表示
RT1020 EVK、SDK Wi-Fiの直接サポートは可能? こんにちは それは簡単な質問です、 Wi-Fiに関するすべての例をレビューしました。だがしかし SDK 2.13.0 RT1020でWi-Fiダイレクト機能の例は見つかりません。 だから。何かドキュメントはありますか。または、ステーションモードからWi-Fiダイレクトモードに入ることについて何かありますか? wifi_cli例のソフトAPを使用してWi-Fiダイレクトを実装する必要がありますか i.MXRT 102倍
記事全体を表示
Change Gui Guider font size What is the proper #include for standard fonts in Gui Guider-1.8.1-GA? This works in custom code.     lv_obj_set_style_text_font(ui_Label_Timer, &lv_font_montserrat_12, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); But, changing font size results in a compilation failed.  This font has no issue in the UI editor.     lv_obj_set_style_text_font(ui_Label_Timer, &lv_font_montserrat_24, LV_PART_MAIN | LV_STATE_DEFAULT); Re: Change Gui Guider font size Hi @Johnny5  If you want to add lv_font_montserratMedium_12,  Please declare in file gui_guider.h BR Harry
記事全体を表示
i.MX8MPlusで、シングルSPIライン用に設計されたチップをQSPIラインで使用することは可能ですか? Re:i.MX8MPlusのQSPIラインで単一のSPIライン用に設計されたチップを使用することは可能ですか? デザインには SRAM が必要ですが、プロセッサが 3 つの SPI インターフェイスしかサポートしておらず、すでに使用されているため、プロセッサから SPI ラインが 1 つも残っていません。したがって、プロセッサからQSPIポート(ピンがNANDピンと多重化されている)に単一のSPI SRAMを接続することが可能かどうか疑問に思います。 Re:i.MX8MPlusのQSPIラインで単一のSPIライン用に設計されたチップを使用することは可能ですか? ボードにはどのブートフラッシュがありますか?
記事全体を表示
请让我知道当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 尊敬的恩智浦支持团队, 我目前正在使用 88W8887 并需要接入点模式的帮助。 当连接到接入点的 STA 设备断开连接时,STA 设备会发出“解除关联”。 有没有办法在发出“解除关联”时发出通知? 此外,当 AP 和 STA 之间的连接通过发出此“解除关联”时,是否有办法发出断开连接通知? 我正在使用“SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p64-15.100.19.p64-C4X15704_A2-MGPL”。 ・Linux 内核版本 v3.18.24 ・hostapd 版本:2.10 ・wpa_supplicant 版本:2.10 我将非常感激您对以下几点的指导: TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 WiFi 设备一起在 AP 模式下有效运行? 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? 感谢您的时间和帮助, 此致, 高地宏之 协议:Wi-Fi 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 非常感谢您的解决方案。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您的反馈,我们随时欢迎您。 如果对此案没有其他担忧,您介意将我之前的回复标记为解决方案吗?这样我们就可以结案了。 如果您将来有任何其他问题,请随时向我们创建新案例。 祝你有美好的一天~ 顺祝商祺! 克里斯汀。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 亲爱的克里斯汀, 非常感谢您的详细回复和指导。非常感谢您对当前系统限制的解释,以及对应用层日志分析和实现的建议。 针对 Linux 和 Android 平台的建议以及有关最新固件版本的信息非常有用。我将继续更新固件并查看推荐的故障排除文档。 也感谢您提供有关日志捕获和诊断连接问题的说明。我一定会参考它们。 再次对各位的鼎力支持表示感谢。如果将来我需要进一步的帮助,我期待您能继续提供帮助。 此致, 高地宏之 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您为我们创建案例。 请参阅我的内联回复: 1. 发出“解除关联”命令时,有什么方法可以发出通知吗?当 AP 和 STA 之间的连接因发出“解除关联”命令而断开时,有什么方法可以发出断开连接通知吗? ==>很抱歉造成不便。目前,从控制器方面来看,我们还没有这样的策略,当连接的 STA 与以 AP 模式工作的 88W8887 断开连接时,可以自动向最终用户报告/通知。您可以查看相关的 dmesg 日志、journal 日志,或者 Wi-Fi OTA 日志,并根据日志内容自行实现应用层的需求。 TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 Wi-Fi 设备一起在 AP 模式下有效运行? ==>对于 Linux 平台,您可以参考《在运行 Linux 操作系统的 i.MX 8M Quad EVK 上开始使用基于 NXP 的无线模块 - 用户手册》 对于Android平台,您可以参考: 在运行Android 14操作系统的i.MX 8M Quad EVK上使用基于NXP的无线模块入门指南 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? ==>我们的最新版本是: SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p69-15.100.19.p69-CS4X15711_A2-MGPL 您可以通过上面的链接下载并更新您的 FW。我们始终建议客户使用最新版本,因为它包含一些已知的修复并具有更好的兼容性。 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? ==>您可以参考i.MX 8M Quad EVK 上基于 NXP 的无线模块的功能配置指南 - 用户手册。 第 3 节 Wi-Fi 驱动程序调试包含一些 Wi-Fi 调试的指导步骤。 特别是对于连接问题,我们通常会捕获 dmesg、wpa_supplicant 日志和 Wi-Fi OTA 日志来查看发生了什么。 如何捕获 dmesg 日志: 在Linux终端上,直接执行:dmesg > log.log 它会将 dmesg 日志保存到 log.log 文件中并保存在您的主机平台上。 如何捕获 wpa_supplicant 日志: 您可以使用以下步骤启用请求者日志: 1. 启动开发板 2. 终止 wpa_supplicant 3.打开“vi /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service” 4. 在末尾添加 -ddd “ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -u -ddd” 5.重启开发板 6. 使用 nmcli 运行场景 7. 运行 journalctl -a -b 来捕获请求者日志 如何捕获 Wi-Fi OTA 日志使用 wireshark 或 Ominipeek 和支持监控模式的 Wi-Fi 卡来捕获 Wi-Fi OTA 日志。 为了解决连接问题,我们需要确定根本原因是来自我们这边还是来自远程那边。从驾驶员侧或 FW 侧。我们的Wi-Fi芯片端或者您的应用程序端。无论如何,一旦我们发现任何证据表明问题出在我们的 Wi-Fi 方面,我们就会尝试解决它。除了验证之外您不需要做任何事情。 如果需要我们的 Wi-Fi 芯片支持,请随时创建案例。 顺祝商祺! 克里斯汀。
記事全体を表示
It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi NXP: I'd like to try FlexCAN function in example code(FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312), but it can't work. I have using logic analyzer for quering issue, and CAN TX/RX pin are not expected, please help me, many thanks. 1.MCU pin29(CAN-RX):it always appears some strange signal. 2.MCU pin54(CAN-TX):always high. environment: 1.SW32K3 FreeRTOS 10.6.0 version 4.0.0 is based on S32K3 RTD 4.0.0 2.set speed 500KBps of FlexCAN 3.we're using CAN transceiver(TI TCAN1044) attachment: 20241223-FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312.7z 20241223-LA_CAN_screenshot.png Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi Senlent: Sorry,it's my fault.I found an issue about Logic analyzer. I used scope and LA at the same time, and scope is normal no strange wave, so I changed another channels of LA and wave is perfect,thanks again. have a good day. Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi@f-nelson Maybe this may be a hardware problem, such as the transceiver and its peripheral circuits, but this transceiver is not made by NXP, so I can't help you evaluate it. Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi NXP: many thanks for your modified. In this mornring, I tried to modify flexCAN protocol clock to 24Mhz as FIRC clock source and adjusted bit rate to 500kbps, and then it can works about CAN bus function by LA or PCAN-viewer, but it still has some strange data wave of CAN-RX. just now I used your modified workshop for testing and the result is the same. Do you have any ideas of CAN-RX pin? thanks. PS.I captured wave pictures by LA from your modify workshop as attachment. Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi@f-nelson Lot of error in your project and i made some modification in the attachments. Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi NXP: just now I changed porting code from Example_S32K358_FlexCAN_Ip_TXRX_ISR_rtd400 which your recommanded, and maked sure GPIO is normal, but the result is the same failed, please help me as soon as possible, thanks. attachment: 20241223-test_CAN2.7z 20241223-20231223-CAN_transceiver_schematic.png Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi NXP: thansk for your suggestion. I created new project of S32K312 and porting example code from "S32KXX AUTOSAR R21-11 RTD 4.0.0 D2311 Example Projects\FlexCAN_Ip_Example_S32K344",but the result is the same. in fact,I curious about CAN-RX signal is always outputing strange wave. Is it possible about pin setting issue or something else? Re: It can't work about FlexCAN in S32K312. Hi@f-nelson Please do not add FreeRTOS first, and then test whether the CAN function is normal. When the CAN function is normal, add FreeRTOS for testing. This is a demo base on RTD 4.0.0 and you can refer to first. Example S32K358 FlexCAN TXRX ISR S32DS35 RTD400 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K358-FlexCAN-TXRX-ISR-S32DS35-RTD400/ta-p/1981987
記事全体を表示
ISP_FLASH_TRIG_0 and ISP_SHUTTER_TRIG_0 meaning Hi everyone, I'm working with the NXP i.MX 8M Plus SoC and trying to understand the functionality of two ISP (Image Signal Processor) trigger signals: ISP_SHUTTER_TRIG_0 ISP_FLASH_TRIG_0 Re: ISP_FLASH_TRIG_0 and ISP_SHUTTER_TRIG_0 meaning @joanxie thank you for the info Re: ISP_FLASH_TRIG_0 and ISP_SHUTTER_TRIG_0 meaning they are defined by the ISP IP owner, why do you need to know this? SHUTTER  TRIG clock is for ISP shutter module, and flash trigger is for flash light control, this is all I can share with you in the public community
記事全体を表示
Please let me know how to notify when 'Disassociate' is issued from the connected device. Dear NXP Support Team, I am currently working with 88W8887 and require assistance with Access Point mode. When a STA device connected to the access point is disconnected, the STA device issues a 'Disassociate'. Is there a way to notify when this 'Disassociate' is issued? Additionally, is there a way to issue a disconnection notification when the connection between AP and STA is severed by issuing this "Disassociate"? I am using "SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p64-15.100.19.p64-C4X15704_A2-MGPL". ・Linux Kernel Version v3.18.24 ・hostapd Version:2.10 ・wpa_supplicant Version:2.10 I would greatly appreciate your guidance on the following points: Are there specific configurations or settings required for the TCC8971(Telechips) to operate in AP mode effectively with the Marvell 88W8887 WiFi device? Are there any firmware updates or specific versions that support AP mode more reliably? Any additional troubleshooting steps or tools that I can use to diagnose and resolve the connection issues? Thank you for your time and assistance, Best regards, Hiroyuki Kohchi Protocol: Wi-Fi Re: Please let me know how to notify when 'Disassociate' is issued from the connected device. Thank you very much for the solution. Re: Please let me know how to notify when 'Disassociate' is issued from the connected device. Hi, @Pioneer  Thanks for your feedback and you are always welcome. If no other concerns on this case, would you mind mark my previous reply as a solution? So that we can close this case. Please feel free to create new case to us if you have any other questions in the future. Have a nice day~ Best regards, Christine. Re: Please let me know how to notify when 'Disassociate' is issued from the connected device. Dear Christine, Thank you very much for your detailed response and guidance. I greatly appreciate your explanation of the current system limitations, as well as your suggestions regarding log analysis and implementation at the application layer. The recommendations for both Linux and Android platforms, along with the information about the latest firmware release, have been very helpful. I will proceed with updating the firmware and reviewing the recommended troubleshooting documents. Thank you also for the instructions on log capturing and diagnosing connection issues. I will definitely refer to them. Once again, I would like to express my gratitude for your thorough support. I look forward to your continued assistance should I need further help in the future. Best regards, Hiroyuki Kohchi Re: Please let me know how to notify when 'Disassociate' is issued from the connected device. Hi, @Pioneer  Thanks for creating case to us. Please see my inline reply: 1. Is there a way to notify when this 'Disassociate' is issued? Is there a way to issue a disconnection notification when the connection between AP and STA is severed by issuing this "Disassociate"? ==>Sorry for the inconvenience. Currently, from controller side, we do not have such kind of policy which can automatically report/notify to end users when the connected STA disconnected with our 88W8887 working in AP mode. You can check related dmesg logs, journal log, or Wi-Fi OTA logs. According to the logs implement the requirement in application layer by yourself.  Are there specific configurations or settings required for the TCC8971(Telechips) to operate in AP mode effectively with the Marvell 88W8887 Wi-Fi device? ==>For Linux platform, you can refer to  Getting Started with NXP-based Wireless Modules on i.MX 8M Quad EVK Running Linux OS - User manual For Android platform, you can refer to: Getting Started with NXP-based Wireless Modules on i.MX 8M Quad EVK Running Android 14 OS Are there any firmware updates or specific versions that support AP mode more reliably? ==>Our latest release is: SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p69-15.100.19.p69-CS4X15711_A2-MGPL You can download it through above link and update your FW. We always suggest customer to use latest release because it includes some known fixes and has better compatibility. Any additional troubleshooting steps or tools that I can use to diagnose and resolve the connection issues? ==>You can refer to Feature Configuration Guide for NXP-based Wireless Modules on i.MX 8M Quad EVK - User manual. In section 3 Wi-Fi driver debugging, it includes some guide steps for Wi-Fi debug. And specially for connection issues, we usually capture dmesg, wpa_supplicant journal logs and Wi-Fi OTA logs to see what happened.  How to capture dmesg logs: On Linux terminal, directly execute: dmesg > log.log  It will save the dmesg logs into log.log file and saved on your host platform. How to capture wpa_supplicant journal logs: You can use below steps to enable the supplicant logs: 1. boot up the board 2. killall wpa_supplicant 3. open "vi /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service"  4. add -ddd at end "ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -u -ddd" 5. reboot the board 6. Run the scenario using nmcli 7. run journalctl -a -b to capture the supplicant logs How to capture Wi-Fi OTA logsWith wireshark or Ominipeek and Wi-Fi card which supported monitor mode to capture Wi-Fi OTA logs. To resolve connection issue, we need to identify what's the root cause, is from our side or from remote side. From driver side or FW side. Our Wi-Fi chip side or your application side. Anyway, once we find any evidence shows that the issue is from our Wi-Fi side, we will try to fix it. And you do not need to do anything except validation. Please feel free to create case if need our support on our Wi-Fi chips. Best regards, Christine.
記事全体を表示
TX_CLK Signal Configuration in 100BASE-T1 Test Mode on SJA1110 Hi  We are currently testing the 100BASE-T1 test mode on the SJA1110 switch. During the tests, we found that the Jitter (SLAVE) requires an additional TX_CLK signal. The Software User Manual for the SJA1110 indicates that additional configuration is necessary to switch LOC_WAKE_IN to TX_CLK. We switching the PHY into different testmodes, and some of the test modes have passed. However, we still do not observe any signal on TX_CLK. We also reviewed the switch_config_sja1110evm example in S32 Design Studio, where only the test mode is configured. Could you please advise if any additional configuration is required to enable the TX_CLK signal? Thank you for your support. Re: TX_CLK Signal Configuration in 100BASE-T1 Test Mode on SJA1110 Hello, @steven-Yeh  Thanks for the post. Since this is SJA1110EVM related questions, which is not directly related with S32G, I suggest posting it in the following forum: https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/bd-p/other For them to provide more proper support. Sorry for your inconvenience. Best Regards Chenyin
記事全体を表示
S32K344 Hardware CRC issue Hi, there I used the crc of the S32K344 with hardware calculation type to calculate the CRC of the pflash, but I couldn't get the result. I don't know why. Please help me. the attached is my test code. RTD:3.0 S32DS:3.5   Re: S32K344 Hardware CRC issue Hi @ZDDL  Which is the expected result? I ask you to please test your code with just a value to verify the behavior. Also, have you already try the Crc_Ip_Example? My recommendation is to take a look at this example, which you might find useful. BR, VaneB
記事全体を表示
Dma transfer on S32K310  while i am testing the Dma function on S32K310, i find that the destination buffer is not updated. then tried to read the Dma status, this is the value of error register. this is how the variables initialized Re: Dma transfer on S32K310 thank you, good solution! Re: Dma transfer on S32K310 Hi @LeoYang-, As per the debug session that I checked with you, we can conclude that the cause is: somehow, the CH0_ES[ERR] bit was set before calling the Dma_Ip_Init() function, and after, the destination address and source address can't be written into the DADDR and SADDR registers by Dma_Ip_SetLogicChannelTransferList() function. This is the solution: write 1 to clear the CH0_ES[ERR] bit before calling the Dma_Ip_Init() function. Best regards, Dan
記事全体を表示