2166764_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2166764_ja-JP

2166764_ja-JP

uart デモが期待どおりに動作しません。

親愛なるみんな、

私は、 S32Z2 S32Z280-400 EVBボードで PDK Uart デモを実行しようとしています。これまでのところ、構成とビルドはスムーズに進み、エラーはまったく発生していません。
 
しかし、ちょっとした問題に遭遇しました。NXPデバッグプローブでデモを起動すると、アプリ自体は正常に起動しますが、 全く出力がない シリアルコンソールで。対話をテストするためにコンソールに「Hello」と入力してみましたが、アプリは応答しませんでした。
 
ここで同様の問題に遭遇した人はいるでしょうか、または試すことができるトラブルシューティングのヒントはありますか?
 
私のセットアップについて簡単に説明します。S32 Design Studio 3.6.2を使用しています。ボードは USB-A ケーブルで PC に直接コネクテッドされています。
 
ご協力本当にありがとうございました!

Re: uart demo not working as expect.

こんにちは、 BingBai_S

ご返信よろしくお願いします。

Uart_Example_S32Z2XX_R52 のデモを使用していますか?

BR

ジョーイ

Re: uart demo not working as expect.

私はS32Z/E PDKバージョン3.6.0を使用しています。一方、私はセミホスティング関数をテストしましたが、何かを printf() しようとしても何も出力されませんでした。

Re: uart demo not working as expect.

こんにちは、 BingBai_S

どのバージョンの RTD を使用していますか? また、Uart_Example_S32Z2XX_R52 のデモを使用していますか?

BR

ジョーイ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:32 PM
更新者: