2170336_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170336_ja-JP

2170336_ja-JP

K322でM7_1を接続できません

Design Studio 3.6.xでアプリケーションプロジェクトを作成するときK322の場合、

PEmicro と Debug_FLASH_PNE 構成を使用して、M7_0 コアをデバッグCAN。

M7_1 コアをデバッグしようとすると、このコアへの接続を確立できません。

コンソールにエラーメッセージが表示されます:

接続タイムアウトのため、セミホスティング ポートに接続できませんでした。正しいポート番号が設定されていることを確認してください。」

ステータスは常に 95% で停止します。

最後に、「エラー 138」というメッセージを含むエラー ウィンドウが表示されます。


他のコアの起動時にブレークポイントがないことを確認しました。

また、100 ピン K322 を使用していること、およびクロック設定が正しいことも確認しました。

両方の mex ファイルで確認しました。


誰か助けてくれませんか?

Re: cannot connect M7_1 on K322それが問題だった。
THX
Re: cannot connect M7_1 on K322

こんにちは@Micha4566465さん

起動グループ内の両方のコアをデバッグします。

danielmartynek_0-1758096453497.png


ご質問がありましたらお知らせください。


BR、ダニエル


Re: cannot connect M7_1 on K322

Design Studio 3.6.xでK322上のM7_1コアをデバッグするセミホスティング接続のタイムアウトと「エラー 138」により失敗します。この問題は、ポート番号の設定ミス、または 2 つのコア間の競合状態が原因で、M7_1 への接続が成功しない可能性が考えられます。これを修正するには、M7_1 に正しいセミホスティング ポートが設定されていることを確認し、デバッガーのKaiserMemberServicesから 2 番目のコアへの接続を妨げない方法で M7_0 を初期化することを検討してください。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:32 PM
更新者: