2170341_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2170341_zh-CN

2170341_zh-CN

imx95 MIPI 显示异常

Hello

1.环境为:yocto 版本:6.12.20

2.问题是:MIPI 显示异常,如附图所示。

3. 参考设备树是:kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-rm692c9.dtso

4.Add 驱动程序位置:kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-gnl-n91.c

1167ac76b15af49acd7d67f842174851.jpg

LinuxRe: imx95 MIPI display abnormality

你可以看到它们是两个不同的板,你可以看到板 dts 文件是分开的:

linux-imx/arch/arm64/启动/dts/freescale 在 lf-6.12.y 上线·nxp-imx/linux-imx · GitHub

这里是由 EVK 板提供的,还是你需要移植到 imx95-15x15-evk 上?

Re: imx95 MIPI display abnormality你好@Rita_Wang
1.我使用的是 imx95-15x15-evk。
2.文件系统 /etc/hostname 中的文件名(imx95-19x19-lpddr5-evk)有影响吗?
Re: imx95 MIPI display abnormality

你好@yrj

你在用哪个板?我明白你说过你在使用 imx95-15x15-evk 板,但在日志中我看到了 " imx95-19x19-lpddr5-evk 登录 ",你在使用这个板吗 X-IMX95LP5EVK-15

对于MIPI显示器,屏幕是从我们的恩智浦或其他公司购买的,你在这里将其移植到恩智浦板上吗?谢谢。

祝您有美好的一天

顺祝商祺!

Rita

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:33 PM
更新者: