Hello
1.環境:yoctoバージョン:6.12.20
2.問題は、添付画像に示すように、MIPI ディスプレイに異常があることです。
3. 参照デバイスツリーは次のとおりです: kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-rm692c9.dtso
4. ドライバの場所を追加します: kernel/drivers/GPU/drm/panel/panel-gnl-n91.c

これらが 2 つの異なるボードであり、ボードの dts ファイルが別々であることがわかります。
linux-imx/arch/arm64/boot/dts/freescale at lf-6.12.y · nxp-imx/linux-imx · GitHub
ここでは画面は EVK ボードに付属していますか、それともimx95-15x15-evk に移植する必要がありますか?
こんにちは@yrj 、
どのボードを使っていますか?imx95-15x15-evk ボードを使用しているとのことですが、ログには「imx95-19x19-lpddr5-evk ログイン」と記載されています。このボードは X-IMX95LP5EVK-15 を使用していますか?
MIPI ディスプレイの場合、画面は NXP から購入したものでしょうか、それともNXPについてから購入したものでしょうか。ここでそれを NXP ボードに移植するのですか?ありがとう。
良い一日をお過ごしください
よろしくお願いいたします。
リタ