Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Hi, I'm validating the external active-tamper loop on the i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) via U-Boot. From the board schematic, I've confirmed J20 (TAMPER header, 1x3) is wired as: - Pin 1 = TAMPER_IN4 (net SNVS.TAMPER_IN4, ball AJ13) - Pin 2 = GND - Pin 3 = TAMPER_OUT0 (net SNVS.TAMPER_OUT0, ball AP22) These are dedicated SNVS pins, not shared with SAI2/SAI3 like TAMPER_OUT1-4/IN0-3. Available U-Boot commands: tamper_pin_cfg, snvs_cfg (with sub-registers hp.lock, hp.secvio_intcfg, hp.secvio_ctl, lp.lock, lp.secvio_ctl, lp.tamper_filt_cfg, lp.tamper_det_cfg, lp.tamper_det_cfg2, lp.tamper_filt1_cfg, lp.tamper_filt2_cfg, lp.act_tamper1_cfg through lp.act_tamper5_cfg, lp.act_tamper_ctl, lp.act_tamper_clk_ctl, lp.act_tamper_routing_ctl1, lp.act_tamper_routing_ctl2), snvs_sec_status, snvs_clear_status. Since TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 form an active tamper pair, my questions: 1. Which lp.act_tamperN_cfg channel (1-5) corresponds to TAMPER_OUT0? 2. What values for lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2 route TAMPER_OUT0's pattern to be checked against TAMPER_IN4? 3. What value for lp.act_tamper_clk_ctl enables the pattern clock for this channel? 4. What value for lp.act_tamper_ctl globally enables active tamper detection for this channel? Goal: closing a jumper across J20 pins 1-3 should read as secure in snvs_sec_status, and opening it should trigger a violation. Is there a reference test procedure or app note for external active tamper validation on i.MX8DXL? Thanks!
查看全文
将自定义模型从 S32K3xx MBDT 1.5.0 迁移到 1.8.0,硬件设置错误 您好,NXP支持团队, 我们需要您的帮助,将现有的 Simulink 模型从 S32K3xx 的基于模型的设计工具箱 1.5.0 版迁移到 1.8.0 版。 我们的模型集成了我们自定义的 IOC 工具箱,之前一直使用 MBDT 1.5.0 版本。升级到 1.8.0 版本后,在使用 MATLAB/Simulink R2024b 时,我们的工程师在打开模型的硬件设置时遇到了错误。 重现步骤如下: 1. 安装适用于 S32K3xx 的 MBDT 版本 1.8.0。 2. 打开我们现有的演示模型,IOC_DemoPrj.slx。 3. 选择硬件 → 硬件设置。 “配置参数”对话框无法打开,并显示以下错误: 输出参数“out”(以及其他可能的参数)未赋值 在执行“mbd_s32k3.nxp.target.get_target_memory_entries”时 功能。 对话框中还提到了 getTargetHardwareDetailWidgets.p。请查看附件截图以获取完整信息。 我们已就此问题联系了 MathWorks 技术支持,案例编号为 #09014041。他们建议我们咨询 NXP,因为 MBDT 插件是由 NXP 开发的;根本原因尚未得到确认。 请问您能否帮我们解决以下问题? 1. 迁移流程:将模型从 MBDT 1.5.0 迁移到 1.8.0 的支持流程是什么?是否有迁移指南或转换工具可用,我们是否可以直接升级? 2. 错误诊断:get_target_memory_entries 错误是已知问题吗?是否有适用的补丁或解决方法? 3. 现有配置:该型号的硬件、目标内存或外设配置是否需要转换或重新生成?如果需要,在无法打开硬件设置的情况下,我们应该如何执行此操作? 4. 自定义 IOC 工具箱:这些版本之间的哪些更改可能需要更新我们的自定义模块、模型回调或构建集成?请指出相关的接口和建议的更改。 5. 诊断信息:您需要哪些模型文件、配置文件、日志和安装详细信息来确定这是迁移问题、安装/路径问题还是自定义工具箱集成问题? 我们的目标是保留现有的 IOC 功能,并进行必要的更改,以便使用 MBDT 1.8.0 成功配置、构建和运行模型。 谢谢。
查看全文
セーフティ機構 SM1。INTERCONNECT_EDC _GASKET SM1を有効にする必要があります。INTERCONNECT_EDC_GASKET私のプロジェクトのためのセーフティ機構です。コードを生成するためにAUTOSAR RTD 3.0.0とS32 Design Studio(S32DS)ツールを使っています。 以下の点を明確にしていただけますか? 1. S32DS内にこのセーフティ機構を有効にするオプションはありますか?もしあれば、どうやって有効にするか教えていただけますか? 2. S32DSでこのオプションが利用できない場合、有効にするための推奨される方法は何ですか?可能であれば、サンプルコードを共有してください。 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、@sandeepSingh18606 さん。 S32K3XXはセーフティ ペリフェラル ドライバを使いましょう。 https://www.nxp.com/docs/en/product-brief/S32K-SPDPB.pdf ドライバはS32K3xx Standard SWパッケージに含まれています: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D S32K3 Safety Peripheral ドライバ バージョン 1.0.3 は RTD 3.0.0 と互換性があります。 eMCEMドライバでは、利用可能なすべての故障を有効化できます。 danielmartynek_1-1789975567252.png SPDパッケージにはEB Tresosのデモが1枚含まれています。 S32DS には、利用可能な SPD の例が 1 つだけあります (SPD 1.0.6、RTD 7.0.0): https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-BIST-eMCEM-SPD106-v2-0-S32DS365-RTD700/ta-p/2373113 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET SPDは無料ではなく、パッケージ購入が必要だと思います。 SM1メカニズムはNXPによって実装されているため、ユーザーはこれを有効にするだけで済みます。しかし、NXP RTDはこの機能をサポートしていません。 SPDパッケージがない場合、推奨されるアプローチは何でしょうか? Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、@sandeepSingh18606 さん。 セーフティ ペリフェラル ドライバ (SPD) は無料で利用可能で、RTDの拡張版です。一方、Safety Software Framework(SAF)は有料のプレミアムソフトウェアです。 以下のドキュメントを参照してください: https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、@sandeepSingh18606 さん。 リストに載っていないのに、どうやってインストールしたのですか? まず、お使いのRTDリリースと互換性のあるバージョンが必要です。 SPDのリリースノートによると: SPD v1.0.3:このSPDバージョンはS32K3リアルタイムドライバーバージョン3.0.0と互換性がありますおよび 3.0.0P07。 SPD v1.0.4:このSPDバージョンはS32K3リアルタイムドライバーバージョン4.0.0およびS32K3リアルタイムドライバーバージョン3.0.0と互換性がありますP07(S32K324_MAPBGA257派生機種向けのTresosバージョン)。 最新バージョンであるv1.0.5およびv1.0.6は、より新しいRTDリリースとのみ互換性があります。 例えば、更新サイトのZIPパッケージをダウンロードしてください:S32K3_SPD_1.0.3_DS_updatesite.zip その後、S32 Design Studioの拡張機能の下で更新サイトを追加します。 ありがとうございました。 BR、ダニエル Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET それは「前の項目」タブにありますが、あなたのアカウントではそのタブが非アクティブになっているようです。 管理を担当しているチームに確認してみます。 できるだけ早くご連絡いたします。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、ダニエルさん。 現在、RTS 3.0.0を使用しています。ご提案いただいたように、SPD v1.0.3が必要なのですが、NXPのウェブサイトでこのバージョンを見つけることができません。 どこで見つけられるか、直接リンクを教えていただけませんか? Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、ダニエルさん。 確認ありがとうございます。 S32 Design StudioでSPDドライバーをインストールしようとしましたが、インストール後もS32DSの拡張機能やアップデートで見つかりません。 以下は、現在私のシステムにインストールされているRTDのスクリーンショットです。 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、サンディープさん。 今すぐアカウントをご確認ください。 お知らせ下さい。 ありがとうございます。 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET こんにちは、ダニエルさん。 今は以前のバージョンにアクセスできるようになりました。サポートありがとうございます。
查看全文
LPC54608 内部温度传感器 我尝试按照 LPC54608 用户手册中的说明配置内部温度传感器的 ADC,但我无法读取正确的值。我还使用了数据表中给出的斜率和偏移量值。 Re: LPC54608 Internal temperature sensor Hello 能否请您确认一下,您是否以ADC的示例作为基准?如果是,请指出是哪一种; 您是否已将输入 ADC 通道 0 和输入选择寄存器配置为 3,以便选择温度传感器? 更多详细信息,请参阅LPC546xx 用户手册[UM10912]中的第 44.6.2 章。 如果您能提供更多关于您如何配置ADC温度传感器的详细信息,那就太好了。 根据LPC546xx 产品数据手册第 7.22 章, “上电后,温度传感器的输出必须稳定下来才能用作精确的ADC输入。为了使ADC能够精确测量温度传感器的值,必须将ADC配置为单通道突发模式。九次(或更多次)转换突发信号的最后一个值可以提供精确的结果。”因此,可能是您的温度传感器尚未稳定,或者您需要在单通道突发模式下进行更多转换。 您还应该考虑优化ADC外部电路,以最大限度地减少与外部环境相关的ADC误差。 本应用笔记可以帮助您了解如何在应用中提高模拟数字变流器的精度。 此致敬礼,路易斯 Re: LPC54608 Internal temperature sensor 我的配置方式如下: 1. 清除 ADC、VREFP、VDDA、TS、ANA 并等待 20 微秒 2. ADC 时钟使能,AHBCLKCTRL0。 3. 使用 PRESETCTRL0 寄存器清除 ADC0 外设复位。 4. 在 INSEL 中设置温度通道 5. 启用ADC,并使用ctrl寄存器中的CLKDIV将时钟频率设置为15MHz。 5. 设置同步模式,12 位分辨率,BYPASS = 0,TSAMP = 0 6. 然后在 SEQA_CTRL 中配置序列 A,CHANNELS = 1,TRIGGER = 0,TRIGPOL = 0,SYNCBYPASS = 0,BURST = 0,SINGLESTEP = 0,LOWPRIO = 0,MODE = 0,SEQA_ENA = 1 7. 设置 CALIB = 1 并等待 CALIB = 0 8. 然后通过 START 位开始转换,读取结果 但每次结果都一样,并且 DATA VALID 没有被设置。
查看全文
SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 の FlexNet 利用権を申請してください。 こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 以下のアクセスを申請したいのです: SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 ターゲットMCU:S32K144 AUTOSAR MCAL: 4.2.x 既存の提案に提案された解決策はすでに採用しています NXPコミュニティのトピック: 1.nxp.com で「S32K1 MCAL」を検索してFlexeraと入力しました 公式製品ページを通じて。 2. また、直接リンクも試してみました。 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 をNXPアカウントにログインした状態で実行します。 しかし、「前へ」タブはまだグレー表示されており、直接 リンク先の表示: 商品が見つからなかったか、またはあなたに権限がありません。 このアイテムをダウンロードするには。」 また、NXPサポートCASEの作成も試みましたが、CASE ポータルには「CASE作成が無効」と表示されています。メールアドレスが原因で NXPについてと連携してはいけません。 どうやら私のNXPアカウントは現在アクセスできないようです このパッケージの権利/FlexNet権利について。 ぜひ追加でお願いできますか? SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 私のNXPアカウントに、またはアクセス方法を教えてください レガシーリリース? サポートありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: Request FlexNet entitlement for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 こんにちは@pikaqiu 今すぐお試しください: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-MCAL-D しかし、このソフトウェアは現在サポートおよびメンテナンスされていません。最新のRTDドライバの使用を推奨します。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
查看全文
LPC54608 Internal temperature sensor I tried to configure ADC for internal temperature sensor as given in LPC54608 user manual, but i couldn't read correct values. I used the slope, offset values given in data sheet also. Re: LPC54608 Internal temperature sensor Hello Could you help us confirm if you have used an example for the ADC as a base? If so, indicate which; Have you configured the input ADC Channel 0 and Input Select Register as 3 so you can select temperature sensor? For more detailed information, kindly refer to Chapter 44.6.2 in LPC546xx User manual[UM10912] If you could bring more details about, how did you configure the ADC temperature sensor, please. According to LPC546xx Product data sheet Chapter 7.22, "After power-up, the temperature sensor output must be allowed to settle to its stable value before it can be used as an accurate ADC input. For an accurate measurement of the temperature sensor by the ADC, the ADC must be configured in single-channel burst mode. The last value of a nine-conversion (or more) burst provides an accurate result." Therefore, it could be that your Temperature sensor is not settle yet or you need to make more conversions in single channel burst mode. You also should consider optimize the ADC external circuit to minimize the ADC error related to external environment. This Application Note can help you in How to Increase the Analog-to-Digital Converter Accuracy in an Application Best Regards, Luis Re: LPC54608 Internal temperature sensor I have configured in the following manner: 1. Cleared ADC, VREFP, VDDA, TS, ANA & wait for 20us 2. ADC clock enable, AHBCLKCTRL0. 3. Clear the ADC0 peripheral reset using the PRESETCTRL0 register 4. set temperature channel in INSEL 5. Enable ADC & set clock to 15MHz using CLKDIV in ctrl register 5. Set Synchronous mode , 12-bit resolution, BYPASS = 0, TSAMP = 0 6. then configures sequence A in SEQA_CTRL, CHANNELS = 1, TRIGGER = 0, TRIGPOL = 0, SYNCBYPASS = 0, BURST = 0, SINGLESTEP = 0, LOWPRIO = 0, MODE = 0, SEQA_ENA = 1 7. SET CALIB = 1 & waited till CALIB = 0 8. then started conversion by START bit, read result but result is same everytime & DATA VALID is not setting.
查看全文
LPC54608 内部温度センサー ユーザーマニュアルに記載されているように内部温度センサ用にADCを設定しようLPC54608が、正しい値を読み取ることができませんでした。データシートに記載されている傾きとオフセットの値も使用しました。 Re: LPC54608 Internal temperature sensor Hello ADCの例をベースに使ったことがあるか確認していただけますか?もしそうなら、どの作品かを示してください。 入力ADCチャネル0と入力選択レジスタを3に設定して温度センサーを選択できるようにしましたか? 詳細については、LPC546xxユーザーマニュアルの第44.6.2章[UM10912]をご参照ください。 もしADC温度センサーをどのように設定したのか、もう少し詳しく教えていただければ教えてください。 LPC546xx製品データシート第7.22章によると、 「電源アップ後、温度センサの出力は安定した値に落ち着くまで待たなければ、正確なADC入力として使用できません。ADCによる温度センサの正確な測定のためには、ADCをシングルチャネルバーストモードに設定する必要があります。9回以上の変換バーストの最後の値が正確な結果を提供します。」したがって、温度センサがまだ安定していないか、単一チャネルバーストモードでさらに変換が必要な可能性があります。 また、外部環境に関連するADC誤差を最小限に抑えるために、ADC外部回路の最適化も検討すべきです。 この応用ノートは、アプリケーションにおけるアナログ-デジタル変換器の精度を高める方法に役立ちます 敬具、ルイス Re: LPC54608 Internal temperature sensor 私は以下のように設定しました。 1. ADC、VREFP、VDDA、TS、ANAをクリアし、20μs待機します。 2. ADCクロック有効化、AHBCLKCTRL0。 3. PRESETCTRL0レジスタを使ってADC0ペリフェラルリセットをクリアする 4. INSELで温度チャネルを設定する 5. ADCを有効にし、制御レジスタのCLKDIVを使用してクロックを15MHzに設定します。 5. 同期モード、12ビット分解能、BYPASS = 0、TSAMP = 0 に設定します。 6. 次にシーケンスAをSEQA_CTRLで構成します。チャネル = 1、TRIGGER = 0、TRIGPOL = 0、SYNCBYPASS = 0、BURST = 0、SINGLESTEP = 0、LOWPRIO = 0、MODE = 0、SEQA_ENA = 1 7. CALIB = 1 に設定し、CALIB = 0 になるまで待機する 8. 次にSTARTビットで変換を開始し、結果を読み取る しかし、結果は毎回同じで、DATA VALID は設定されていません。
查看全文
申请 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 的 FlexNet 授权 您好,NXP支持团队, 我希望申请访问以下内容: SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 目标MCU:S32K144 AUTOSAR MCAL:4.2.x 我已经按照现有方案中建议的解决方案进行了操作。 NXP社区主题: 1.我在 nxp.com 上搜索了“S32K1 MCAL”,然后输入了 Flexera。 通过官方产品页面。 2. 我还尝试了直接链接 登录我的 NXP 帐户后,SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1。 然而,“上一页”选项卡仍然呈灰色,无法点击。 链接显示: “要么未找到该物品,要么您未获得授权。” 下载此项目。 我还尝试创建了一个 NXP 支持案例,但是案例提交失败。 门户网站显示“案例创建已禁用”,因为我的电子邮件地址 无法与任何公司关联。 我的NXP账户目前似乎没有访问权限。 此软件包的权利/FlexNet授权。 请问您能否帮忙添加 SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 请告知我如何才能访问我的NXP账户,或者告诉我如何才能获得访问权限。 旧版本发布? 非常感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: Request FlexNet entitlement for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 嗨@pikaqiu 立即尝试: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-MCAL-D 但是,该软件已停止支持和维护。我们建议使用最新的RTD驱动程序。 此致, Lukas
查看全文
Request FlexNet entitlement for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 Hello NXP Support Team, I would like to request access to: SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 Target MCU: S32K144 AUTOSAR MCAL: 4.2.x I have already followed the solution suggested in the existing NXP Community topic: 1. I searched for "S32K1 MCAL" on nxp.com and entered Flexera through the official product page. 2. I also tried the direct link for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 while logged into my NXP account. However, the "Previous" tab is still greyed out, and the direct link shows: "Either the item was not found, or you are not authorized to download this item." I also attempted to create an NXP Support Case, but the Case Portal shows "Case creation disabled" because my email address cannot be linked to a company. It appears that my NXP account does not currently have access rights / FlexNet entitlement for this package. Could you please help add SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 to my NXP account, or advise how I can obtain access to this legacy release? Thank you very much for your support. Best regards Re: Request FlexNet entitlement for SW32K14-MCAL421-RTMC-1.0.1 Hi @pikaqiu  Try it now: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K1-MCAL-D However, this SW is not supported and maintained anymore. We recommend to use latest RTD drivers.  Regards, Lukas
查看全文
error while installing mcuxpresso config tool in vscode Dear all I'm installing MCUxpresso for vscode but I have the following error when i try to install MCUXpresso config tool for vs code: [error] Could not get download URL for MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03: 200: OK. Skipping download... [error] Error occurred while installing MCUXpresso Configuration Tools: Could not get download URL for MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03. Skipping... *** Installation error *** my version of VScode is: Version: 1.118.1 (user setup) Commit: 034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e Date: 2026-04-29T17:36:44+03:00 Electron: 39.8.8 ElectronBuildId: 13870025 Chromium: 142.0.7444.265 Node.js: 22.22.1 V8: 14.2.231.22-electron.0 OS: Windows_NT x64 10.0.26200 This is the form automatically is open by VScode  _Ferrari__0-1778425696101.png Did you have similar problem ? How did you fix it ? Thank you very much for your help and cooperation best regards Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode Hi, The MCUXpresso Installer previously experienced a compatibility issue when downloading from nxp.com. This problem has been resolved in the latest release delivered a few days ago. Please update the MCUXpresso Installer using the auto-update feature and then retry the MCUXpresso Configuration Tools installation. AlexandraMaracine_0-1778479402779.png Thank you, Alexandra Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 Hi, I have followed your suggested solution, but the issue still persists. Today is 2026-09-20. I have confirmed that my MCUXpresso Installer has been updated to the latest version. However, I still get errors when installing MCUXpresso Configuration Tools and Secure Provisioning. Could you please help check this further? Thanks. 1.png 2.png Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 I update to Latest MCUXpresso Installer version,and also can't Install these.
查看全文
功能安全 SM1.INTERCONNECT_EDC_GASKET 我的项目中需要启用 SM1.INTERCONNECT_EDC_GASKET 安全机制。我使用的是 AUTOSAR RTD 3.0.0 和 S32 Design Studio (S32DS) 工具来生成代码。 请您澄清以下问题: 1. S32DS 中是否有启用此功能安全机制的选项?如果有,能否指导我如何启用? 2. 如果S32DS中没有此选项,那么启用它的推荐方法是什么?如果可以,请提供示例代码。 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 你好@sandeepSingh18606 , 为 S32K3xx 使用功能安全外围设备驱动程序。 https://www.nxp.com/docs/en/product-brief/S32K-SPDPB.pdf 驱动程序包含在 S32K3xx 标准软件包中: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D S32K3 功能安全外围设备驱动程序版本 1.0.3 与 RTD 3.0.0 兼容。 在 eMCEM 驱动程序中,可以启用所有可用的故障。 danielmartynek_1-1789975567252.png SPD 软件包包含一个 EB Tresos 演示程序。 对于 S32DS,目前只有一个 SPD 示例可用(SPD 1.0.6,RTD 7.0.0): https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-BIST-eMCEM-SPD106-v2-0-S32DS365-RTD700/ta-p/2373113 此致, 丹尼尔 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 你好@sandeepSingh18606 , 功能安全外围驱动器 (SPD) 可免费使用,它是 RTD 的扩展。而功能安全软件框架(SAF)是一款付费高级软件。 请参阅以下文档: https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 此致, 丹尼尔 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 我认为SPD不是免费的,需要购买套餐才能使用。 由于 SM1 机制由 NXP 实现,用户只需启用它即可。但是,NXP RTD 不支持此功能。 如果没有 SPD 软件包,推荐的方法是什么? Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 你好@sandeepSingh18606 , 如果列表中没有列出安装方法,你是如何安装的? 首先,你需要一个与你的RTD版本兼容的版本。 根据西雅图警察局发布的公告: SPD v1.0.3:此SPD版本与S32K3实时驱动程序3.0.0版兼容。以及 3.0.0P07。 SPD v1.0.4:此SPD版本与S32K3实时驱动程序4.0.0版和S32K3实时驱动程序3.0.0版兼容。P07(Tresos 版本,适用于 S32K324_MAPBGA257 衍生产品)。 较新的版本 v1.0.5 和 v1.0.6 仅与较新的 RTD 版本兼容。 下载更新站点 ZIP 包,例如:S32K3_SPD_1.0.3_DS_updatesite.zip 然后,在 S32 设计工作室的“扩展”下添加更新站点。 谢谢! BR,丹尼尔 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 嗨,丹尼尔, 谢谢你的确认。 我尝试在 S32 Design Studio 中安装 SPD 驱动程序,但即使安装后,我仍然无法在 S32DS 扩展和更新下找到它们。 以下是我的系统上当前安装的RTD的屏幕截图: Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 您可以在“上一页”选项卡中找到它,但该选项卡在您的帐户中似乎处于非活动状态。 我需要向负责管理这个项目的团队确认一下。 我会尽快回复您。 此致, 丹尼尔 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 嗨,丹尼尔, 我目前使用的是 RTS 3.0.0。根据您的建议,我需要 SPD v1.0.3,但我无法在 NXP 网站上找到此版本。 请问您能否告知我可以在哪里找到它,或者提供一个直接链接? Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 你好,桑迪普, 请立即查看您的账户。 请告诉我。 谢谢 Re: Safety Mechanism SM1.INTERCONNECT_EDC _GASKET 嗨,丹尼尔, 我现在可以访问之前的版本了。谢谢支持。
查看全文
カスタムモデルをS32K3xx MBDT 1.5.0から1.8.0へ移行中ハードウェア設定エラー NXPサポートチームの皆さん、こんにちは。 既存のSimulinkモデルをModel-Based Design Toolbox for S32K3xxバージョン1.5.0からバージョン1.8.0へ移行する際のご協力をお願いしています。 当社のモデルはカスタムIOCツールボックスを組み込み、以前はMBDT 1.5.0で動作していました。MATLAB/Simulink R2024bを使用して1.8.0にアップグレードした後、エンジニアはモデルのハードウェア設定を開く際にエラーに直面しました。 再現手順は以下のとおりです。 1. S32K3xxバージョン1.8.0用のMBDTをインストールする。 2. 既存のデモモデル、IOC_DemoPrj.slxを開きます。 3. ハードウェア→ハードウェア設定を選択します。 設定パラメータダイアログが開かず、次のエラーが表示されます。 出力引数「out」(およびその他の引数)に値が割り当てられていません 「mbd_s32k3.nxp.target.get_target_memory_entries」を使用した実行において 関数。 このダイアログには、getTargetHardwareDetailWidgets.p への参照も含まれています。メッセージ全文については、添付のスクリーンショットをご覧ください。 私たちはCASE #09014041でMathWorksのテクニカルサポートに連絡しました。彼らはMBDTアドオンがNXPが開発しているため、NXPに相談するよう勧めました。根本原因はまだ確認されていません。 以下の点についてご協力いただけますか? 1. 移行手順:MBDT 1.5.0から1.8.0へのモデル移行にはどのような手順が適用されていますか?移行ガイドや変換ユーティリティが利用可能で、直接アップグレードは可能ですか? 2. エラー診断:このget_target_memory_entriesエラーは既知の問題ですか?適用可能なパッチや回避策はありますか? 3. 既存構成:モデルのハードウェア、ターゲットメモリ、またはペリフェラルの設定は変換または再生が必要ですか?もしそうなら、ハードウェア設定が開けない場合、どのように実行すればよいでしょうか? 4. カスタムIOCツールボックス:これらのバージョン間で、カスタムブロックの更新、モデルコールバック、ビルド統合が必要な変更点は?関連するインターフェースと推奨変更点をご確認ください。 5. 診断情報:移行、インストール/パス、カスタムツールボックス統合の問題かを判断するために、どのようなモデルファイル、設定ファイル、ログ、インストールの詳細が必要ですか? 私たちの目標は、既存のIOC機能を維持しつつ、MBDT 1.8.0でモデルを成功裏に設定・構築・実行するために必要な変更を行うことです。 ありがとう。
查看全文
更正 i.MX8DXL EVK (J20) 上 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 活动防篡改循环的 snvs_cfg 值 您好, 我正在通过 U-Boot 验证 i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) 上的外部主动篡改循环。 根据电路板原理图,我已经确认 J20(防篡改接头,1x3)的接线方式如下: - 引脚 1 = TAMPER_IN4(网络 SNVS.TAMPER_IN4,焊球 AJ13) - 引脚 2 = 接地 - 引脚 3 = TAMPER_OUT0(网络 SNVS.TAMPER_OUT0,引脚 AP22) 这些是专用的 SNVS 引脚,不像 TAMPER_OUT1-4/IN0-3 那样与 SAI2/SAI3 共享。 可用的 U-Boot 命令:tamper_pin_cfg、snvs_cfg(及其子寄存器 hp.lock、hp.secvio_intcfg、hp.secvio_ctl、lp.lock、lp.secvio_ctl、lp.tamper_filt_cfg、lp.tamper_det_cfg、lp.tamper_det_cfg2、lp.tamper_filt1_cfg、lp.tamper_filt2_cfg、lp.act_tamper1_cfg 至 lp.act_tamper5_cfg、lp.act_tamper_ctl、lp.act_tamper_clk_ctl、lp.act_tamper_routing_ctl1、lp.act_tamper_routing_ctl2)、snvs_sec_status、snvs_clear_status。 由于 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 构成一个有效的防篡改对,我的问题是: 1. lp.act_tamperN_cfg 通道(1-5)中,哪个对应于 TAMPER_OUT0? 2. 要检查 lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2 路由 TAMPER_OUT0 的模式与 TAMPER_IN4 的匹配度,需要检查哪些值? 3. 要使该通道启用模式时钟,lp.act_tamper_clk_ctl 的值是多少? 4. lp.act_tamper_ctl 的全局值是多少才能启用此通道的主动篡改检测? 目标:将跳线连接到 J20 引脚 1-3 时,snvs_sec_status 应显示为安全状态;断开跳线时,应触发违规。 i.MX8DXL 是否有针对外部主动防篡改验证的参考测试程序或应用说明? 谢谢您!
查看全文
VS Codeでmcuxpresso設定ツールをインストール中にエラーが発生しました 親愛なるみんな VS Code 用の MCUxpresso をインストールしようとしていますが、VS Code 用の MCUXpresso 設定ツールをインストールしようとすると、次のエラーが発生します。 [エラー] MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした: 200: OK。ダウンロードをスキップします... [エラー] MCUXpresso設定ツールのインストール中にエラーが発生しました。 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした。 スキップ中... ***インストールエラー*** 私のVS Codeのバージョンは以下のとおりです。 バージョン: 1.118.1 (ユーザー設定) コミット: 034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e 日付: 2026年4月29日 17:36:44 +03:00 電子: 39.8.8 ElectronBuildId: 13870025 クロム: 142.0.7444.265 Node.js: 22.22.1 V8: 14.2.231.22-electron.0 OS: Windows_NT x64 10.0.26200 これはVScodeによって自動的に開かれるフォームです _Ferrari__0-1778425696101.png あなたも同じような問題を抱えていましたか? どうやって直したんですか? ご協力いただき、誠にありがとうございました。 よろしくお願いいたします Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode こんにちは、 MCUXpressoインストーラーは、以前nxp.comからダウンロードする際に互換性の問題が発生していました。この問題は、数日前にリリースされた最新版で解決済みです。MCUXpressoインストーラーを自動更新機能を使用して更新してから、MCUXpresso設定ツールのインストールを再度お試しください。 AlexandraMaracine_0-1778479402779.png ありがとうございました。 アレクサンドラ Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 こんにちは、 ご提案いただいた解決策を試してみましたが、問題は依然として解決していません。今日は2026年9月20日です。MCUXpressoインストーラーが最新バージョンにアップデートされていることを確認しました。しかし、MCUXpresso構成ツールとセキュアプロビジョニングをインストールする際に、依然としてエラーが発生します。 もう少し詳しく調べてもらえますか? ありがとう。 1.png 2.png Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 最新のMCUXpressoインストーラーバージョンにアップデートしましたが、これもインストールできません。
查看全文
about imx6q ddr stresstest I am running a DDR stress test on the i.mX6Q and need to know which Excel file to use. I have obtained `MX6Q_SabreSD_DDR3_register_programming_aid_v2.5.xlsx`; does this appear to be the correct file? I am currently using Samsung K4B4G16 256M×16 chips (4 chips totaling 2GB), but the test fails to complete, returning the error "No chip select is enabled." How can I resolve this issue? Thanks. Re: about imx6q ddr stresstest Hi @GavinChen  This RPA table is right for i.MX6Q. please share your RPA able. B.R
查看全文
1080p RTSP IPカメラ用のNXP i.MX プロセッサの推奨 こんにちは、皆さん 1080p RTSP IPカメラストリームを処理できる、最も安価なNXP i.MX プロセッサーを誰か教えてもらえますか? 私の要望は以下の通りです。 1つのRTSP IPカメラ入力 2 1080p解像度 3 約25~30 FPS 4 この問題を安定して扱える、最も低コストで i.MX プロセッサ/ボードを探しています 主な目的は、可能な限り低いハードウェアコストで1080pのRTSPカメラストリームを受信し、処理/表示することです。 もし同じようなケースで低コストの i.MX プロセッサを試したことがある方がいれば、ぜひおすすめや体験を共有してください。 よろしくお願いします! Re: Recommendation for NXP i.MX Processor for 1080p RTSP IP Camera こんにちは、 IPカメラを使った純粋な受信・表示アプリケーションとしては、i.MX8MMを検討してください。なぜなら、1080p60デコード対応の専用ハードウェアVPUが含まれているからです。 よろしくお願いいたします。
查看全文
关于 imx6q DDR 压力测试 我正在对 i.mX6Q 进行 DDR 压力测试,需要知道应该使用哪个 Excel 文件。 我已获取到 `MX6Q_SabreSD_DDR3_register_programming_aid_v2.5.xlsx` 文件;请问这是否是正确的文件? 我目前使用的是三星 K4B4G16 256M×16 芯片(4 颗芯片共 2GB),但测试未能完成,并返回错误“未启用芯片选择”。 我该如何解决这个问题? 谢谢。 Re: about imx6q ddr stresstest 嗨@GavinChen 此 RPA 表适用于 i.MX6Q。 请分享您的RPA能力。 B.R
查看全文
Migrating custom model from S32K3xx MBDT 1.5.0 to 1.8.0, Hardware Settings error Hi NXP Support Team, We need your assistance migrating an existing Simulink model from Model-Based Design Toolbox for S32K3xx version 1.5.0 to version 1.8.0. Our model incorporates our custom IOC toolbox and previously worked with MBDT 1.5.0. After upgrading to 1.8.0 while using MATLAB/Simulink R2024b, our engineer encounters an error when opening the model’s Hardware Settings. The steps to reproduce are: 1. Install MBDT for S32K3xx version 1.8.0. 2. Open our existing demo model, IOC_DemoPrj.slx. 3. Select HARDWARE → Hardware Settings. The Configuration Parameters dialog fails to open and displays this error: Output argument "out" (and possibly others) not assigned a value in the execution with "mbd_s32k3.nxp.target.get_target_memory_entries" function. The dialog also references getTargetHardwareDetailWidgets.p. Please see the attached screenshot for the full message. We contacted MathWorks Technical Support under case #09014041. They advised us to consult NXP because the MBDT add-on is developed by NXP; the root cause has not yet been confirmed. Could you please help us with the following? 1. Migration procedure: What is the supported process for migrating a model from MBDT 1.5.0 to 1.8.0? Is a migration guide or conversion utility available, and can we upgrade directly? 2. Error diagnosis: Is this get_target_memory_entries error a known issue? Are there any applicable patches or workarounds? 3. Existing configuration: Does the model’s hardware, target memory, or peripheral configuration need conversion or regeneration? If so, how should we perform this when Hardware Settings cannot open? 4. Custom IOC toolbox: Which changes between these versions could require updates to our custom blocks, model callbacks, or build integration? Please identify the relevant interfaces and recommended changes. 5. Diagnostic information: What model files, configuration files, logs, and installation details would you need to determine whether this is a migration, installation/path, or custom toolbox integration issue? Our goal is to retain the existing IOC functionality and make the changes necessary to configure, build, and run the model successfully with MBDT 1.8.0. Thanks.
查看全文
MCXW727CMFTBT — 工場出荷時のブランク状態のデバイスでSWD接続が失敗する(2台、同一の不具合) MCXW727CMFTBTサンプル(2ユニット、カスタムボード)にSWDデバッグ接続を確立することはできませんが、まったく同じプローブ/ケーブル/セットアップが同じ回路図、同じBOMのMCXW716Cに直接接続されます(回路図も同じBOM、MCUが異なるだけです)。 部品: MCXW727CMFTBT、HVQFN-48、日付コード9D2604、ロットPF2R73.00 ボード: カスタムPCB(10ピンCortex Debug SWD、ISPボタンなし)、工場出荷時の空白/未プログラム SDK: MCUXpresso SDK 26.06.00 — アプリケーションビルド/リンクは正常、故障はデバッグ接続段階のみです 兆候 NXP LinkServer 25.12.83と純正SEGGER J-Link Plusの両方で全く同じように失敗します。   LinkServer: Error: Wire Ack Fault - target connected? Ed:02: Failed on connect: Ee(42). No connection to chip's debug port J-Link: device MCXW727C_M33_0 / connect (VTref correctly read at 3.025V) ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0xFFFFFFFF LinkServer 独自の MCXW7XX 事前接続スクリプト (LS_preconnect_MCXW7XX.scp) は自動的にデバッグセッション要求を発行しますが、それでも失敗します。nxpdebugmbox (SPSDK) のマニュアルの「デバッグセッションの開始」も、同じ WIRE ACK FAULT で失敗します。 既に除外済み プローブ/ケーブル/アダプター:動作確認済み(同じ構成でMCXW716Cにも問題なく接続できます) MCUでのVDD_IO / P3V3:~3.3V、正解 SWDIO/SWDCLKの導通:良好 VDD_CORE(内部LDO):1.065V、範囲内 RESET_b は、ケーブルが抜かれた状態で、内部プルアップの約 3.3V (Ref.) の代わりに0Vを読み取ります。マニュアル§22.3.1)— 両方のユニットで 接続試行中にRESET_bを外部から3.3Vに強制的に設定(VTrefは3.025Vと正しく読み取られた):変化なし、依然として「Wrong DM-AP IDCODE 0xFFFFFFFF」で失敗します。 2台の別々の物理ユニット/2枚の別々の基板で再現可能 関連スレッド 全く同じエラー (DM-AP IDCODE 0xFFFFFFFF が間違っています) が、同じデバイス名で報告されていますが、シナリオが異なります (ボードは動作していましたが、消去/再プログラム サイクル後に壊れました)。FRDM -MCXW72 は接続されなくなりました。当社のユニットは一度もフラッシュされたことがないので、そのThreadが示すようにNBU/コア状態へのリンクがあるなら、顧客が一度も触ったことのないユニットにも影響が出るようです。 質問 初期生産版MCXW727CMFTBT(ロットPF2R73.00)において、標準のデバッグメールボックス手順以外で、空のデバイスへのSWDをブロックするような既知のエラー、ブート構成要件、またはデフォルトのライフサイクル状態はありますか? 両方のユニットで、RESET_bが静止時に0Vを読み取っている(内部プルアップに関する規定に反する)— このロットの製造上の問題か、それともPOR時にこのピンを駆動する別の要因が想定されているのか? このケースでUARTベースのISPを必要としない推奨の復旧手順はありますか?(うちのボードにはUSB-UARTブリッジが搭載されていません) ご要望があれば、完全なログ、オシロスコープのキャプチャデータ、その他役立つ情報を提供いたします。 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Thread Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) 迅速なご対応ありがとうございます! 念のため申し上げますが、私たちは両方のプローブをそれぞれ適切なツールを使ってテストしました。LinkServerとJ-Linkプローブを混用したわけではありません。 NXP MCU-Link Proは LinkServer 25.12.83経由でアクセス可能です。MCUXpresso for VS Codeのデバッグ/フラッシュ統合(LinkServerのgdbserver/flashプログラマーを内部で起動します)を通じて。これが私たちの普段の日常的な作業環境です。 結果:ワイヤーアクトリック故障 - ターゲット接続?/ Ed:02: 接続に失敗しました: Ee(42)。LinkServerがMCXW7XX固有の事前接続スクリプト(LS_preconnect_MCXW7XX.scp、デバッグセッション要求を発行)を自動的に実行する場合も含め、チップのデバッグポートに接続できません。 別の本物の SEGGER J-Link Plus (ファームウェアV11.00)+ J-Link アダプターCortexM(20ピン→10ピン0.05インチ)が、 J-Link Commander V9.74 経由で直接アクセスできます(LinkServer経由ではありません)。 結果: エラー: 接続時に誤った DM-AP IDCODE が検出されました: 0xFFFFFFFF、VTref は 3.025 V で正しく読み取られました。 この2回目のテストは、LinkServerやMCU-Link特有の問題を除外するために実施しました。このまさに同じJ-Link Plus+アダプター+ケーブル+ラボ電源の組み合わせで、ターゲットボードだけをMCXW716Cバリアント(同じPCBでMCUが違います)に交換した場合、 J-Link Commanderは正常に接続し、Cortex-M33コアを識別 します。つまり、プローブ、ケーブル、アダプター、ツールが正常に動作していることが確認されます。故障はMCXW727C部品/基板に特有のようです。 J-FlashやLinkFlashはまだ試していません。試したのはJ-Link Commander(接続)とLinkServerに内蔵されている「デバッグ」および「復元」フラッシュプログラマーモードのみです。もし問題をさらに絞り込むのに役立つのであれば、これらのどちらかを試してみたいと思います。 他に有用な情報やログがあればお知らせください。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。お元気でお過ごしでしょうか。 観察している挙動をよりよく理解するために、各CASEで外部のJ-Linkデバッガを使っているか確認していただけますか?それともMCU-Link Proでも試しましたか? さらに、SWD経由でアクセスするためにどのツール(LinkFlash、J-Flash、J-Link Commander)を使用しているかも教えてください。LinkserverはNXPデバッグプローブ(例:Σ30)のGDBサーバーを起動・管理するためのユーティリティです。したがって、J-LinkプローブはLinkserverに検出されないことが予想されます。J-Link Plusプローブは、J-Link Commander/J-Flashツールと連携してのみ検出され、使用可能です。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。追加情報を提供していただきありがとうございます。 Reset_b信号が0Vを読み取っているとおっしゃっていましたが、これはデバイスが常にリセット状態にあることを意味します。以上のことから、観察された行動をさらに分析するのに役立ついくつかの質問をしたいと思います。 MCUのPTD0/RESET_bピンに接続されたハードウェアや回路はありますか?それは浮いていますか? VDD_IO_Dレールは正しい電圧を測定していますか?この電源領域はリセットシステムに電圧を供給するためである。電源管理ハードウェアの推奨事項については 、AN14742 を参照してください。 RESET_bピンの抵抗値を測定できますか?もしそうなら、測定値を教えてください。 外部から強制リセットを行った際、外部電圧をリセットピンに直接接続しましたか? ご依頼いただいた情報をお知らせください。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @RomanVR さん、 サポートありがとうございます。以下は、当社のハードウェア構成に関する寸法と詳細です。 PTD0/RESET_b の回路: PTD0/RESET_b ピン (ピン 23) は、10 ピン SWD デバッグ ヘッダー (FTSH-105) のピン 10 に直接配線されています。PCB上のこのネットには外部プルアップ抵抗やデカップリングコンデンサはなく、完全にMCU内部のプルアップに依存しています。 VDD_IO_D レール電圧:レールはピンで直接3.28V を測定しており、これは AN14742 で想定される公称電圧の範囲内です。 RESET_bピンの抵抗値:基板の電源を切った状態で、RESETピンのGNDに対する抵抗値を測定したところ、異常に低い38オームでした。 外部リセットテスト:リセットラインに4.7kΩのプルアップ抵抗を外部から追加して3.3Vに接続し、ピンがハイになるかどうかをテストしました。しかし、効果はなく、SWD接続は依然として失敗しており、これはGNDに対する38オームのインピーダンスがプルアップ抵抗を完全に圧倒していることと一致します。 このまさに38オームのGNDに近い短絡電流が、工場出荷時のブランクMCXW727CMFTBTユニットの両方に存在しますが、MCXW716Cバリアントは同じPCBレイアウトで動作します。これはこのロット(ロットPF2R73.00)にシリコンや製造上の欠陥がある可能性を示しているのでしょうか?それとも内部ハードウェアの条件でこのラインが低下するのでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。情報ありがとうございます。 観測された測定値をより詳細に分析するために、基板の回路図を共有していただけますでしょうか? また、測定された抵抗値が低かったため、10kΩ~100kΩの範囲の外部プルアップ抵抗を追加してみてください。以下のコミュニティ投稿で推奨されているように: デバッグのための設計考慮事項。 また、RESET_bピンで観測されたリセット信号のオシロスコープ波形を共有していただけますでしょうか? Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 ご依頼いただいたテストはすべて、当社の3台目の、完全に未使用のユニット(これまで電源を入れたり、触ったりしたことが一度もない)で実施しました。 外部プルアップ抵抗(10kΩ、ご要望の10kΩ~100kΩの範囲内): RESET_b、電源なし、10 kΩプルアップが設置されている: 16 kΩ (健康 — 外部10 kΩと並列で単独で測定された内部~313 kΩと一致) RESET_b、ボードの電源投入直後、同じ10kΩプルアップ抵抗がそのまま残っている場合: 0.013Vに低下する SWD接続試行(同じ設定):やはり同じように失敗します — エラー:誤ったDM-AP IDCODEが検出されました:0xFFFFFFFF 電源投入時の RESET_b (PTD0) のオシロスコープ波形:当初報告したような平坦な線ではなく、より詳細な検査 (1ms/div、500mV/div) により、真の過渡現象が確認できます。ピンは約1V (3.3V ではなく) まで上昇し、わずかに上昇しながら約 1msの間その部分的なレベルを維持し、その後急激に低下して低いままになります。この同じ過渡現象は 外部10 kΩプルアップの有無に問わず存在し、デバッグコネクタだけでなくMCUピンに直接プローブしたことで確認されました。つまり、ケーブルやコネクタのアーティファクトではなく、ピンでの本物の信号です。タイムベースを100ms/divに広げ、さらに1s/divにすると、これは 一度き りのイベントであることが確認できます — リトライも繰り返しサイクルもありません。これはMCUがRESET_bを放出しようと失敗または部分的に試みた後、永久に停止したように見えます。繰り返しのブラウンアウトやウォッチドッグループ、あるいは最初の瞬間からピンが硬い0Vで保持されているわけではありません。 OSC1出力(ピン3、SIT8918BAアクティブオシレーター)のオシロスコープ: クリーンな32.000 MHzの方形波が存在し安定していることを確認しました。したがって、メインシステムクロックがEXTALに達したことが原因として除外されました。 追加データポイント — 公式FRDM-MCXW72ボード: この同じプローブを使って、問題なく本物のNXP FRDM-MCXW72評価ボードに接続しフラッシュできました。このボードのMCUマークは「MCXW72 / 7CMFTB / 3P57K / S1953603」と表示されており、故障しかけたカスタムボードユニットと同じ 部品番号(MCXW727CMFTB)およびマスクセット(3P57K )であることが確認できます。ただし、ロット/日付コード(S1953603とPF2R73.00)が異なります。これは、プローブ/ケーブル/治具に問題がないことを強く裏付けており、部品番号やマスクセット全般ではなく、ロットPF2R73.00に特有の問題であることを示唆しています。 概要: RESET_b は電源投入前は電気的に正常 (絶縁抵抗 313 kΩ / 外部プルアップ抵抗 16 kΩ) で、32 MHz 発振器も正常に動作していますが、電源投入と同時に RESET_b はほぼ 0V まで低下し、10 kΩ の外部プルアップ抵抗をかけてもその状態が維持され、リセットが保持された状態 (r/h/connect) を含め、SWD は接続できなくなります。これは、MCU自体が起動シーケンスの非常に早い段階でRESET_bをアクティブに低く保ち、決して離さないということを示しており、受動的または外部の電気的問題ではないということです。完全に未改造のユニットで再現可能であり、正常に動作するFRDM-MCXW72(同じプローブ)を陽性対照として使用した。 回路図の一部(RESET_b / SWDヘッダーネット、クロック部)を添付します。 次に何が一番役に立つか教えてください。接続試行中やその他のテスト中にSWDCLK/SWDIOのオシロスコープキャプチャを試してみます。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん、ご依頼いただいたテストを実施していただきありがとうございます。 ICの詳細な写真を共有していただけますか?お客様ご自身で作成された基板と、中古のFRDM基板の両方から取得します。 さらに、あなたの回路図についてですが、適切な電源構成が取られているかを確認するために、 AN14802 - MCX W71からMCX W72への移行ガイド と AN14742 - MCX W72の電源管理ハードウェア を参照することをお勧めします。サポートされていない電源モードの実装や電源設定の誤りを除外し、観測された動作を絞り込みます。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 AN14802/AN14742を回路図と照らし合わせて確認しました。ICの写真の前に1つ質問があります。 DCDC_LX:基板上でフローティング状態(外部インダクタなし)にしており、AN14742の「低コスト」構成に合致しています。しかしDC-DCを無効にするにはソフトウェア書き込みが必要で、私たちの空・プログラムされていないユニットでは絶対に書き込みがないため、DC-DCはLXをフロートさせたままハードウェアデフォルトで有効の状態を維持します。ただし、当社の稼働中のMCXW716C基板でも全く同じレイアウトが使用されています。 これ(DC-DC有効でLXフローティングの場合)は、コードが実行される前にブランクMCXW727Cで起動/SWDをブロックすることは現実的に可能でしょうか? 一時的にDCDC_LX GNDに接続するのは安全なテストでしょうか、それとも(内部スイッチノード、インダクタやスナビングなし)避けたほうがいいでしょうか? ICの写真を添付しました(カスタム基板+FRDM基板、チップのマーキング)。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。 設計でどのような電力構成アプローチを採用しているのか、確認していただけますか? 前の質問は重要な背景情報を提供しています。AN14742に記載されているように、「低コスト/バイパス」電源構成を使用している場合は、DCDC_LXピンをフローティング状態にしておくことが推奨されます。この電源構成を実装していない場合は、ピンをフローティング状態にしてはいけません。 このトピックに関連して、表58を参照することをお勧めします。MCXW72データシートの未使用インターフェースの接続を推奨し、供給構成に応じて未使用インターフェースの適切なピン接続を確保すること。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは@Rwaka。共有ドキュメントとの照合をありがとうございます。 VDD_CORE/VOUT_COREピンとVDD_LDO_COREピンでの信号のオシロスコープ測定を共有していただけますか? また、完全な回路図を共有できない場合は、以下のコミュニティ投稿を参照してください: KW47(オートモーティブ)またはMCX W72(IoT/インダストリアル)で初めてPCBを組み立てる最良の方法?記事の最後に、以下の2つのファイルが共有されています。 KW47 MCXW72 デザイン イン チェックリスト V3.xlsx: 設計がW72の適切な特性に完全に適合しているかどうかを判断するためのチェックリスト。 KW45 - MCX W71 - KW47 - MCX W72 最小BoMプレゼンテーション お客様May26.pdf:お使いの構成(LDOモード)に推奨される外部コンポーネントと接続に関するガイダンス。 指定された2つのファイル間で相互チェックを行い、その結果をお知らせください。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 確認ですが、当社のボードは「低コスト/バイパス」電源構成を採用しており、外部DC-DCインダクタは使用せず、DCDC_LXはフローティング状態になっています。 指示通り、表58(データシート)と照合しました。当社のレイアウトは、DC-DC関連のピンに関する推奨事項に準拠しています。 DCDC_LX: フローティング ✓ (「フロート」の推奨事項に一致) VSS_DCDC: GNDに接続済み ✓(「常にVSSに接続する」推奨事項に一致) 回路図のこの特定の箇所については、矛盾点は見つかりませんでした。表58に記載されているピンやエリアの中で、特に再確認してほしい箇所があればお知らせください。また、次に調査すべき別の角度があればお知らせください。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 見つけることができました!そこへ導いてくださった皆様に感謝いたします! 根本原因:カスタム基板上のVOUT_SYS/VDD_SYS(ピン22)にはデカップリングコンデンサが全くなく、完全にフローティング状態で、接続が全くありませんでした。ご紹介の公式FRDM-MCXW72回路図と比較すると、その基板はこのピンを4.7μF + 1.5μF + 0.1μFで並列に切り離しています(R36/LDO_SYS_BYPASSもDNPなので、VDD_SYSは完全に内部生成で、強くデカップリングされています)。 3台目の(これまで手を加えていなかった)ユニットのVDD_SYSとGNDの間に4.7µFのコンデンサを1個追加したところ、 SWDがすぐに接続され、フラッシュ書き込みも正常に動作するようになりました。 興味深いことに、MCXW716Cボードにも全く同じフローティングVDD_SYS(コンデンサなし)が存在し、それらは問題なく動作しています。つまり、これはW71とW72の電源管理ブロック間の実際の挙動の違い(AN14664で言及された新しいDC-DCランプ制御機能に関連している可能性がありますが、W71にはこの機能がありません)。ドキュメントの抜け穴というよりは、表58では「デカップリングコンデンサ以外は浮動」とVDD_SYS記載されていますが、最小値の指定はなく、W72特有の重要性を見落としがちです。 次回の基板改訂版では、VDD_SYSに適切なデカップリング(お客様の基準値に合わせる)を追加し、さらに他の2つのユニットについても確認します(これらのユニットは、以前のテストで発生したRESET_bの異常(今回の件とは無関係)も抱えていました)。 この件で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。表58/最小部品表の相互チェックに関するご提案は、まさに私たちが必要としていたものでした。本当にサポートに感謝しています。 よろしくお願いいたします!
查看全文
i.MX8DXL EVK (J20) の TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 アクティブタンパーループ用の正しい snvs_cfg 値 こんにちは、 U-Boot を介して、i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) 上の外部アクティブタンパーループを検証しています。 基板の回路図から、J20(TAMPERヘッダー、1x3)の配線が以下のようになっていることを確認しました。 - ピン 1 = TAMPER_IN4 (ネット SNVS.TAMPER_IN4、ボール AJ13) - ピン2 = GND - ピン3 = TAMPER_OUT0 (ネットSNVS.TAMPER_OUT0、ボールAP22) これらは専用のSNVSピンであり、TAMPER_OUT1-4/IN0-3のようにSAI2/SAI3と共有されていません。 使用可能な U-Boot コマンド: tamper_pin_cfg、snvs_cfg (サブレジスタ hp.lock、hp.secvio_intcfg、hp.secvio_ctl、lp.lock、lp.secvio_ctl、lp.tamper_filt_cfg、lp.tamper_det_cfg、lp.tamper_det_cfg2、lp.tamper_filt1_cfg、lp.tamper_filt2_cfg、lp.act_tamper1_cfg ~ lp.act_tamper5_cfg、lp.act_tamper_ctl、lp.act_tamper_clk_ctl、lp.act_tamper_routing_ctl1、lp.act_tamper_routing_ctl2 を含む)、snvs_sec_status、snvs_clear_status。 TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4はアクティブなタンパーペアを形成するため、私の質問は次のとおりです。 1. どのlp.act_tamperN_cfgチャネル(1-5)がTAMPER_OUT0に対応しているか? 2. lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2ルートTAMPER_OUT0のパターンの値をTAMPER_IN4と比較してチェックする価値は? 3. このチャネルのパターンクロックを可能にするlp.act_tamper_clk_ctlの値は何? 4. このチャネルのアクティブ改ざん検出を可能にするグローバルなlp.act_tamper_ctl価値は何でしょうか? 目標:J20ピン1~3間のジャンパーを閉じるとsnvs_sec_statusでセキュアと表示され、ジャンパーを開くと違反が発生するようにする。 i.MX8DXLにおける外部アクティブタンパー検証に関するリファレンステスト手順またはアプリケーションノートはありますか? よろしくお願いします!
查看全文