2363000_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2363000_ja-JP

2363000_ja-JP

VS Codeでmcuxpresso設定ツールをインストール中にエラーが発生しました

親愛なるみんな

VS Code 用の MCUxpresso をインストールしようとしていますが、VS Code 用の MCUXpresso 設定ツールをインストールしようとすると、次のエラーが発生します。

[エラー] MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした: 200: OK。ダウンロードをスキップします...
[エラー] MCUXpresso設定ツールのインストール中にエラーが発生しました。
MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした。
スキップ中...
***インストールエラー***

私のVS Codeのバージョンは以下のとおりです。

バージョン: 1.118.1 (ユーザー設定)
コミット: 034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e
日付: 2026年4月29日 17:36:44 +03:00
電子: 39.8.8
ElectronBuildId: 13870025
クロム: 142.0.7444.265
Node.js: 22.22.1
V8: 14.2.231.22-electron.0
OS: Windows_NT x64 10.0.26200

これはVScodeによって自動的に開かれるフォームです

_Ferrari__0-1778425696101.png_Ferrari__0-1778425696101.png

あなたも同じような問題を抱えていましたか?

どうやって直したんですか?

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

よろしくお願いいたします

Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode

こんにちは、

MCUXpressoインストーラーは、以前nxp.comからダウンロードする際に互換性の問題が発生していました。この問題は、数日前にリリースされた最新版で解決済みです。MCUXpressoインストーラーを自動更新機能を使用して更新してから、MCUXpresso設定ツールのインストールを再度お試しください。

AlexandraMaracine_0-1778479402779.pngAlexandraMaracine_0-1778479402779.png

ありがとうございました。

アレクサンドラ

Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920

こんにちは、
ご提案いただいた解決策を試してみましたが、問題は依然として解決していません。今日は2026年9月20日です。MCUXpressoインストーラーが最新バージョンにアップデートされていることを確認しました。しかし、MCUXpresso構成ツールとセキュアプロビジョニングをインストールする際に、依然としてエラーが発生します。

もう少し詳しく調べてもらえますか?
ありがとう。

1.png1.png 2.png2.png

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Monday
Updated by: