Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
TEA2016AAT The TEA2016AAT chip datasheet includes a RINGO software appendix: The TEA2016AAT datasheet appendix provides Ringo parameter settings/IC parameter settings in tabular form. The datasheet appendix can be obtained from NXP Semiconductors. Could you provide the appendix for this Ringo file? 71fa0bab2bc390474ac38057d2395563.png   Board Design Re: TEA2016AAT Hi Dong, Please refer to the Table 8 in the TEA2016AAT product data sheet (Rev. 1.3 — 12 January 2024): https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2016AAT.pdf BRs, Tomas
記事全体を表示
S32Gは4XイーサネットMACのMDIOインターフェースをサポートしています こんにちは、 tr651601によると、S32G2イーサネット(0.1).pdf • S32Gは4XイーサネットMACをサポートしています − パケット転送エンジン(PFE)と3x統合 − スタンドアロンイーサネットコントローラ(GMAC)としての1X 質問ですが、4X MACのMDIOインターフェース全体が45条をサポートできるのでしょうか? ありがとう~ モリス Re: S32G supports 4X Ethernet MACs MDIO interface @Bulat サポートありがとうございます!! モリス Re: S32G supports 4X Ethernet MACs MDIO interface はい、各MDIOインターフェースは第45条をサポートしています。 よろしくお願いいたします。 ブラート
記事全体を表示
TEA2016AAT TEA2016AAT芯片手册,上面的RINGO软件附录介绍:TEA2016AAT 数据手册附录以表格形式给出了 Ringo 参数设置 /IC 参数设置。数据手册附录可向恩智浦半导体公司索取 能提供一下这个ringo的附录吗??? 71fa0bab2bc390474ac38057d2395563.png   Board Design Re: TEA2016AAT 嗨,董, 请参阅 TEA2016AAT 产品数据手册(修订版)中的表 8。1.3 — 2024 年 1 月 12 日): https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2016AAT.pdf BRs,托马斯
記事全体を表示
外部MCUによるPNEV5190BP制御 - MISOが動作しない 我々のターゲットアプリケーションでは、PN5190B2チップを使用する必要があります。そのため、 PNEV5190BP開発キットの使用を開始しました。まずNFCコックピットツールで確認したところ、基本的な機能を確認することができました。 外部MCUとのインターフェースが必要なため、R7とR6を接続し、R5を取り外しました。 また、信号を3.3Vにするために、1.8Vを取り除き、R20を接続しました。 その後、GND、MOSI、MISO、CLK、VEN、CSをJP1ポートに接続しました。その他のピンはNCです。 この接続とSPIモード0構成でバージョン読み取り要求を送信していますが、期待される応答が得られず、MISOがハイのままです。 すべての信号を調べた結果、VENボタンを押してもMISOピンもIRQも変化していないことがわかりました。私は5V-2Aの外部電源を使用しています。さらに、MISOピンはチップセレクトピンと同様の動作を示すことも確認しました(CSピンがローになるとMISOはハイになり、その逆も同様です)。MCUはBLE SoC開発キットです。 GND、MOSI、MISO、CLK、CS、VEN、IRQピン以外に、外部に接続する必要のあるピンはありますか?NFC部分の起動が完了しておらず、何らかの未処理状態のままになっているのではないかと推測されます。 優先的に解決策をご提示ください。 Re: PNEV5190BP control with External MCU - MISO not behaving こんにちは、 @Habib_MS さん。 このアプリケーションノートをご指摘いただきありがとうございます。 現在、弊社側でも全く同じ接続経路を追跡しています。 ライブラリの移植作業も試してみました。しかしその前に、NFCチップがSPI経由で応答することを確認したかったのです。それは起こらない。 IRQピンはローのままで、VUPピンは約1Vの電圧を示します。 他に試せる入力項目はありますか? Re: PNEV5190BP control with External MCU - MISO not behaving こんにちは、 @tanmay_chauk さん、 外部MCUをPN5190に接続する方法(必要なハードウェアの改造を含む)については、 AN13425を参照してください。このアプリケーションノートはRT1170-EVK向けに作成されたものですが、ご自身のデザインの参考資料としてご利用いただけます。 他に質問がありましたら、お気軽にお知らせください。 BR ハビブ Re: PNEV5190BP control with External MCU - MISO not behaving こんにちは、 @tanmay_chauk さん、 より的確なサポートを提供するために、PN5190BPの写真と、コマンド送信時のIRQピンおよびVENピンを含むSPI信号のキャプチャ画像を共有していただけますでしょうか?ロジックアナライザまたはオシロスコープを使用できます。 BR ハビブ Re: PNEV5190BP control with External MCU - MISO not behaving この件に関して何か新しい情報はありますか?我々も同様の問題に直面しているようだ。また、アプリケーションノートに従い、R5をR7に、R19をR20に移動させました。さらに、電源投入時には赤色LED3が赤く点滅します。 Re: PNEV5190BP control with External MCU - MISO not behaving こんにちは、 これは役に立たないだろうか? https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/How-to-connect-external-PN5190-to-PNEV5190BP-Evaluation-Board/ta-p/2171639 BR トマス
記事全体を表示
RW612のWiFi経由でモバイルから照明制御のサンプルコードが必要です。 拝啓、 私たちはFRDM -RW612を使っており、RW612をWiFi受信機として使ってモバイルWi-Fiからのコマンドや照明制御に使う予定です。 同じサンプルコードを送れるか確認してください。 よろしくお願いします。 シーマ・ジョシ FRDMトレーニング Re: Need sample code for lighting control from Mobile through WiFi for RW612. こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。SDK、Zephyr、マターなど、さまざまなリポジトリから入手可能な例をチェックすることをお勧めします。 これらすべてのリソースは、 MCUXpresso for Visual Studio Code | NXP Semiconductors。 また、当社の アプリケーションコードハブから他のデモアプリケーションもチェックすることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 リカルド Re: Need sample code for lighting control from Mobile through WiFi for RW612. こんにちは、 基礎プロジェクトを提案してお手伝いできます。そこから始められます。 Wi-Fi対応のFRDM-RW612の場合、Wi-Fiインターフェースが稼働すれば Mongoose Networking Library をHTTP/WebSocketのウェブサーバーとして使えます。 以下はMongoose WizardがRW612用に生成したMCUXpresso + FreeRTOSの例で、すぐに試すことができます。 https://mongoose.ws/wizard/#/output?board=rw612-w&ide=MCUXpresso&rtos=FreeRTOS&file=README.md この例はシンプルなウェブダッシュボードに関するものですが、Wi-FiとMongooseの統合という確かな出発点を既に提供しています。ダウンロードするには、リンクを開き、 「設定」タブに移動し、 「ソースコードジェネレーター」セクションでローカルディレクトリを選択してから、右上隅にある青色の「C/C++コードを生成」ボタンをクリックしてください。次に、MCUXpressoでファイルを開きます。mongoose/mongoose_glue.hファイルを開き、WIZARD_WIFI_NAME と WIZARD_WIFI_PASS の値を変更して、Wi-Fi の認証情報を設定してください。次に、プロジェクトをビルドしてボードに書き込み、シリアルポートのログを確認してください。IPアドレスが表示されるはずです。 制御照明アプリケーションでは、HTTPエンドポイントやWebSocketハンドラを追加できます。例えば: GET /light/on GET /light/off ポスト/ライト これらのハンドラ内で、ボード固有のGPIO/PWM制御照明コードを呼び出します。モバイルアプリはWi-Fi経由でこれらのエンドポイントにコマンドを送信できます。 マングースのドキュメントは こちらです。 お知らせ:私はMongooseの開発チームの一員です。お役に立てば幸いです。
記事全体を表示
LVGLでカメラフレームをスムーズに表示するにはどうすればよいですか? こんにちは、私はMIMXRT1176DMAAチップを使用しています。このボードにはMIPIカメラとMIPI LCDが搭載されており、LCDは主にLVGL GUIの表示に使用されます。 現在、カメラの映像を画面に表示しつつ、カメラ映像の上にLVGLラベルを重ねて表示したいと考えています。私はLVGL Canvasを通じてカメラフレームを表示しようと試みましたが、この方法はカメラフレームをCanvasに転送する際の追加プロセッシングオーバーヘッドが発生し、CPU使用率が高くカメラフィードがカクつく結果となりました。 この問題の解決策があれば教えていただけませんか?例えば、LCDIFV2のレイヤー機能を使って異なるレイヤーのコンテンツを表示することは可能でしょうか?何かアドバイスをいただけると大変ありがたいです。 Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? こんにちは、 @Vinos さん。もし秘密でなければ、解決策は何だったのでしょうか? 敬具 Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? 解決しました。 Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? 試してみたところ、カメラ画面はLVGLタスクを閉じた状態でのみスムーズに動作することが分かりました。現在、Layer0はGUI、Layer1はカメラです。Layer0が閉じられ、Layer1が開かれたときに、Layer2を追加したいです。レイヤー3の中央には、円弧部分を除く全ての部分が透明な中空の円を配置する必要があります。 そこで、ARGB4444フォーマットを使用し、LCD上に四角形を描く簡単なテストを行いました(レイヤー0有効、レイヤー1無効、またはレイヤー0無効、レイヤー1有効)。しかし、得られた画像は透明ではなかった。LCDIFV2_SetLayerBlendConfig関数が呼び出されるたびに、LCDのレイヤー3には画像が表示されません。しかし、この関数をコメントアウトすると、LCDには期待どおりの不透明な画像が表示されます。 以下はコードです。SDKの例「lcdifv2_embedded_alpha_cm7」を参照してください #define LCD_WIDTH 480 #define LCD_HEIGHT 640 #define CENTER_LAYER 2 #define DEMO_FB0_ADDR ((uint32_t)s_frameBuffer[0]) AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN( uint8_t s_frameBuffer[1][LCD_HEIGHT][LCD_WIDTH][2], 32); void DEMO_FillFrameBuffer(void) { uint32_t x, y; for (y = 0; y < LCD_HEIGHT; y++) { for (x = 0; x < LCD_WIDTH; x++) { s_frameBuffer[0][y][x][0] = 0x11; s_frameBuffer[0][y][x][1] = 0x11; } } } void lcd_center_layer_init() { DEMO_FillFrameBuffer(); /* Layer 1: ARGB4444 */ const lcdifv2_buffer_config_t fb1Config = { .strideBytes = (LCD_WIDTH * 2), .pixelFormat = kLCDIFV2_PixelFormatARGB4444, }; const lcdifv2_blend_config_t blend1Config = { .alphaMode = kLCDIFV2_AlphaEmbedded, }; LCDIFV2_SetLayerBufferConfig(LCDIFV2, CENTER_LAYER, &fb1Config); LCDIFV2_SetLayerSize(LCDIFV2, CENTER_LAYER, 240, 240); LCDIFV2_SetLayerOffset(LCDIFV2, CENTER_LAYER, 0, 0); /* comment or not */ LCDIFV2_SetLayerBlendConfig(LCDIFV2, CENTER_LAYER, &blend1Config); LCDIFV2_SetLayerBufferAddr(LCDIFV2, CENTER_LAYER, DEMO_FB0_ADDR); LCDIFV2_EnableLayer(LCDIFV2, CENTER_LAYER, true); LCDIFV2_TriggerLayerShadowLoad(LCDIFV2, CENTER_LAYER); } 私のコードに何か誤りがありますか?ありがとう。 Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? こんにちは、 @Vinos さん。 以下のリンクをご確認ください: https://github.com/lvgl/lvgl/issues/262それはあなたの調査に非常に役立つと思います。 お役に立てば幸いです! エドウィン。 Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? ご提案ありがとうございます。2つ目の方法も試しましたが、LVGLでは背景が白で、上にラベルが付いています。実際の結果として、白い背景がラベル以外はカメラの画像を完全に覆っています。これらの白い背景をどうやって透明にできますか? Re: How to smoothly display camera frames in LVGL? こんにちは、 @Vinos さん。 このアプリケーションをどのように進めているのかは分かりませんが、私のおすすめは以下の通りです: 「SDK_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\csi\mipi_rgb」の例を参照してください。カメラで撮影した映像は、LVGLのフレームバッファと合成する必要があります。これを行う方法は2つあります。 1) カメラ出力バッファからLVGLのフレームバッファにカメラ画像をコピーします。これはmemcpyでも可能ですが、パフォーマンスが悪くなるので、代わりにDMAを使うことをおすすめします。 2) カメラの出力バッファとして別の LCDIFv2 レイヤーを直接使用し、LCDIFv2 がコピーなしでディスプレイ上の異なるレイヤーをハードウェア合成します。 BR、 エドウィン。
記事全体を表示
pn7220 antenna current Hello, could you advise how to configure the NFC antenna current for PN7220 via libnfc-nxp-rfExt.conf or other configuration files? Our tests show the antenna current is too high and needs to be reduced. Re: pn7220 antenna current Hello @zhangkai  Recommends to enable DPC , but before enable DPC,which needs to be  calibrated. Re: pn7220 antenna current Hello @zhangkai ,  If you only need to reduce/limit the current, you can do it in the same way as described here: https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/PN7642-Basic-RF-power-limitation-using-DPC/ta-p/2187514  BR TOma
記事全体を表示
PN7642 PN7642 GPTはGPIOピンのハードウェア入力キャプチャをサポートしていますか?もしそうなら、どのGPIOをGPTキャプチャチャネルに接続できますか?もしそうでなければ、125kHzのRFIDプロセッシングでASK/FSKエッジのタイムスタンプを付ける推奨方法は何でしょうか? Re: pn7642 こんにちは、 @AlexPIさん あなたの調子が良いといいのですが。 汎用タイマーはこの機能をサポートしていない場合があります。SCTimer/PWMモジュールを検討してみてはどうでしょうか;詳細については、セキュアユーザーマニュアル(NDAは必要であり、 Secure Access Rights | NXP Semiconductors)を運営しています。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
記事全体を表示
implementing I2c on the sci system on an MC9S12X256 16 BIT The MC9S12XS256 microcontroller does not have a dedicated I2C port, But can the SCI subsystem be used to communicate with I2c displays or similar accessories? Re: implementing I2c on the sci system on an MC9S12X256 16 BIT I2C can not communicate withSCI/LIN directly since they are different hardware pin defination. You may need to use a gateway to transfer the protocol if I2C is must with MC9S12 Re: implementing I2c on the sci system on an MC9S12X256 16 BIT Hi @fluffyflex, It can only be emulated using GPIOs: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5264.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN5264SW.zip Regards, Daniel Re: implementing I2c on the sci system on an MC9S12X256 16 BIT Thank you for that information!, I will utilize that to incorporate a simulated I2C. Regards
記事全体を表示
S32DS 3.5 请问如何获取S32DS3.5的工具链分类报告,含 TI/TD/TCL 分析和使用约束和已知限制说明这两个报告呢? Re: S32DS 3.5 Hi,lhy 这类文档具有安全属性,需要签署NDA,请通过内部支持系统提case。 https://support.nxp.com BR Joey Re: S32DS 3.5 谢谢
記事全体を表示
MCXC242VFMとMCXC244VFMのピン配置の違い こんにちは、 MCXC242VFMチップで基板を設計していますが、もしフラッシュやRAMが増えた場合に備えて、MCXC244VFMとピン同士で互換性のあるものにしたいと思っています。 MCUXpressoの設定ツールを見ると、MCXC242VFMとMCXC244VFMでいくつかのピンが異なるようですが、ピン配置の違いを詳細に説明したドキュメントは見つかりません。NXPのウェブサイトで調べられる唯一の情報は、製品選択ツールによるとMCXC242VFMはI2SがなくGPIOが24個と報告されているのに対し、MCXC244VFMはI2Sが1つ、GPIOが23個あるということです。私のプロジェクトでは、I2Sには興味がありません。 この2つのチップのピン配置とピン割り当ての違いを明確に記載した文書を誰か教えていただけませんか? 敬具 ミケーレ・ペルラ ボード設計 MCX C パッケージとIO|GPIO Re: MCXC242VFM vs MCXC244VFM pinout differences こんにちは、 @MichelePerla さん MCXC242VFMとMCXC244VFMの両方が32-QFNパッケージで利用可能ですが、完全にピンツーピン互換であるとは限りません。MCX C24XおよびMCX C44Xのリファレンスマニュアルにあるピン割り当て表を比較してください。 特に、両デバイス間ではいくつかのピン配置が異なっている。例えば、ピン5はMCXC242VFMにUSB_VDD、VOUT33はMCXC244VFMに、ピン6はMCXC242VFMのPTE16ですが、MCXC244VFMのVREGINです。ピン9にもアナログ/リファレンス関連の異なる定義があります。したがって、基板が両方のデバイスをサポートすることを意図している場合、回路図やPCB設計でこれらのピンを慎重に確認する必要があります。 MCXC242 RM: MCX C24X サブファミリ参照マニュアル Alice_Yang_2-1783650917873.png MCXC244 RM: MCX C44X サブファミリ参照マニュアル Alice_Yang_0-1783650899990.png お役に立てば幸いです。 BR アリス
記事全体を表示
RDDRONE-BMS772开发板配件 RDDRONE-BMS772开发板配件 抱歉,你没听懂我的意思。我目前的研究是关于电池状态估计,这需要测量真实电池的电压、电流和温度数据。因此,我不需要电池模拟器;我需要的是真正的电池。所以,我需要一块与我的开发板兼容的电池,以及一个特定型号的配套电池充电器。另外,链接中提到的 PEMicro 适配器和 SEGGER J-Link Mini 调试器是调试或编程开发板所必需的硬件吗?开发板能否直接连接到电脑进行调试和编程?这些适配器和调试器在市场上可以买到吗?此外,除了您提到的硬件之外,开发板是否还有其他必要的硬件元器件?如果是,请列出详细的配件类别及其对应的型号。非常感谢您对这些问题的详细解答。 抱歉,你没明白我的意思,我目前的研究是关于电池状态估计的,需要测量真实电池的电压和温度数据,所以我不需要电池模拟器,我需要真实的电池,所以我需要改装开发板的电池和对应电池充电器的具体型号;以及那个链接里提到的PEMicro适配器以及SEGGER J-Link迷你调试器是开发板或者烧录算法必须的硬件吗?开发板不能直接连接到电脑上进行调试和烧录程序吗?这些调试器和调试器在可以买到吗?还有,开发板除了你提到的这几个硬件以外还必须硬件吗?如果有的话请帮我列出详细的配件类别及其对应的型号;请您详细解答一下这些疑问,万分感谢。 Re: RDDRONE-BMS772 Development Board Accessories RDDRONE-BMS772开发板配件 亲爱的 Fan007, 对于电池状态估计研究,RDDRONE-BMS772 支持真正的 3S 至 6S 锂离子/锂聚合物电池组(6 V 至 26 V),并且不需要特定的电池型号。所选电池必须包含电池平衡连接器。 需要使用与所选电池化学成分和电芯数量兼容的充电器。RDDRONE-BMS772 无需专用的 电池管理系统 通信接口,因为必要时它可以断开充电路径。 对于固件开发和调试,NXP 建议使用外部 SWD 调试器,例如 PEMicro Universal Multilink 或 SEGGER J-Link Mini。RDDRONE-BMS772 没有板载 USB 调试接口,因此需要使用外部调试器。这些调试器在市场上均有销售。 对于电池特性分析和 SOC/SOH 算法开发,强烈建议使用可编程电子负载 (E-load) 进行受控充放电测试。   最诚挚的问候, 约瑟夫
記事全体を表示
i.MX95 是否支持 LPDDR5X 内存? i.MX95 是否支持 LPDDR5X 内存? 如果 MR8[1:0]=01 或 MR5 ID 不在您的支持列表中 i.MX95 如何检查是否受支持?查看MR登记册? Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory? 感谢您快速提交申请。 Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory? 正如你所说,“MR8[1:0] = 01 表示该设备仅支持 LPDDR5X”。 MR8[1:0]=00 支持 LPDDR5,MR8[1:0]=01 支持 LPDDR5x。 那么 MR8[1:0]=?? 应该支持 LPDDR5 和 LPDDR5x 吗? Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory? 是的,i.MX95 可以与许多 LPDDR5X 设备配合使用,但前提是这些设备也支持 LPDDR5 向下兼容模式。 i.MX95 不支持仅支持 LPDDR5X 的设备。 因此,检查内存是否受支持不仅仅是查看 MR8[1:0] 或 MR5 厂商 ID 的问题。 MR8[1:0] = 01 表示该设备仅支持 LPDDR5X 内存。 → 将其视为 不支持 对于 i.MX95,因为 NXP 表示不能使用仅支持 LPDDR5X 的设备。 MR5 制造商/设备 ID 不在 NXP 的验证列表中 → 是 未经恩智浦验证 但这本身并不等同于“不可能”。您仍然需要从内存数据手册中确认该器件是否支持 LPDDR5 模式,并符合支持的密度/组织/时序约束,然后在电路板设计中进行验证。
記事全体を表示
RDDRONE-BMS772 開発ボード アクセサリ RDDRONE-BMS772开发板配件 申し訳ありません、私の言っていることが伝わらなかったようですね。現在私が取り組んでいる研究は、バッテリーの状態推定に関するもので、そのためには実際のバッテリーの電圧、電流、温度のデータを測定する必要があります。したがって、バッテリーシミュレータは必要ありません。本物のバッテリーが必要だ。そこで、開発ボードに対応したバッテリーと対応するバッテリー・チャージャの特定モデルが必要です。また、PEMicroアダプターやSEGGER J-Link Miniデバッガは、デバッグや開発ボードのプログラミングに必要なハードウェアにリンクに記載されていますか?開発ボードを直接コンピュータに接続してデバッグやプログラミングはできないのでしょうか?これらのアダプターやデバッガはマーケットで入手可能ですか?さらに、あなたが挙げたハードウェア以外に、開発ボードに必要な他のハードウェアコンポーネントはありますか?もしそうであれば、詳細なアクセサリーカテゴリーとその対応モデルを記載してください。これらの質問に詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございました。 注意、私たちの意思は理解していません、私たちの現在の研究は電池の状態に関するものであり、実際の電池の電圧と温度のデータを測定する必要があるため、電池モジュールは必要ありません、私たちは必要としていますこれは真の電池であるため、適切なパネルの電池と電池充電器の特定の型名が必要です。また、ここで言及されている PEMicro アダプターと SEGGER も必要です。 Jリンクミニエディタは公開パネルまたは計算法に必須のハードウェアですか? 公開パネルに直接接続することはできませんこれらのアダプターとコントローラーは、市街にある場合もありますか?そうですね、公開パネルには、上記のハードウェアのほかに、必須のハードウェアもありますか?私は、詳細なアクセサリの種類とそれに対応する型名を列挙しました。これらの疑問を、時間とともに詳しく解決していきます。 Re: RDDRONE-BMS772 Development Board Accessories RDDRONE-BMS772开发板配件 Fan007様へ バッテリー状態推定研究のために、RDDRONE-BMS772は実際の3Sから6Sのリチウムイオン/リチウムポバッテリーパック(6Vから26V)をサポートしており、特定のバッテリーモデルを必要としません。選択するバッテリーには、セルバランスコネクタが含まれている必要があります。 選択したバッテリーの種類とセル数に対応した充電器が必要です。RDDRONE-BMS772は必要に応じて充電経路を切断できるため、専用のBMS通信インターフェースは必要ありません。 ファームウェアの開発およびデバッグには、PEMicro Universal MultilinkやSEGGER J-Link Miniなどの外部SWDデバッガの使用をNXPは推奨します。RDDRONE-BMS772にはオンボードUSBデバッグインターフェースが搭載されていないため、外部デバッガが必要です。これらのデバッガーは市販されている。 バッテリーの特性評価やSOC/SOHアルゴリズムの開発においては、制御された充放電試験を実施するために、プログラム可能な電子負荷(E-load)の使用を強く推奨します。   敬具、 ヨゼフ
記事全体を表示
PN7642 PN7642 GPT 是否支持 GPIO 引脚上的硬件输入捕获?如果可以,哪些GPIO可以连接到GPT捕获通道?如果不是,那么对于 125 kHz RFID 处理,推荐的 ASK/FSK 边沿时间戳标记方法是什么? Re: pn7642 你好@AlexPI 希望你一切都好。 通用定时器可能不支持此功能。或许您可以考虑使用 SCTimer/PWM 模块;有关此模块的更多信息,请参阅安全用户手册(需要签署 NDA,并且必须通过安全访问权限 | NXP 半导体申请)。 问候, 爱德华多。
記事全体を表示
pn7642 Does PN7642 GPT support hardware Input Capture on GPIO pins? If yes, which GPIOs can be connected to GPT capture channels? If not, what is the recommended method for timestamping ASK/FSK edges for 125 kHz RFID processing? Re: pn7642 Hello @AlexPI Hope you are doing well. General Purpose Timers may not support such feature. Perhaps you could consider the SCTimer/PWM module; more information on this can be found in the secure User Manual (NDA is required, and must be requested through the Secure Access Rights | NXP Semiconductors). Regards, Eduardo.
記事全体を表示
pn7220アンテナ電流 こんにちは、libnfc-nxp-rfExt.confやその他の設定ファイルを使ってPN7220のNFCアンテナ電流を設定する方法についてアドバイスいただけますか?我々のテスト結果によると、アンテナ電流が高すぎるため、低減する必要がある。 Re: pn7220 antenna current こんにちは、 @zhangkai さん。 DPCを有効にすることを推奨しますが、DPCを有効にする前に、キャリブレーションを行う必要があります。 Re: pn7220 antenna current こんにちは、 @zhangkai さん、 もし電流を減らす・制限だけが必要な場合は、ここで説明している方法と同じことができます:https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/PN7642-Basic-RF-power-limitation-using-DPC/ta-p/2187514  BR トーマ
記事全体を表示
S32 デザインスタジオライセンス問題 こんにちは、 最近ノートPCを交換し、新しいマシンにS32 Design Studioを再インストールしました。 しかし、ライセンスアクティベーションのエラーが発生しています。ライセンスが以前のノートPCに紐づいているため、ソフトウェアがアクティベートできません。 NXPライセンスマネージャーを通じて免許証を返却しようとしましたが、免許返却が不可能であるというメッセージが出ました。 古いマシンのライセンスを解除・解放して、新しいノートPCで有効化できるように手伝ってもらえますか?(私のライセンスキーは81B8-B707-440D-FE7Cです。 ご協力ありがとうございました。 dwjang_1-1782784942499.png dwjang_0-1782784925553.png Re: S32 Design Studio License Problem こんにちは、 利用可能なライセンス数が増加しました。
記事全体を表示
RDDRONE-BMS772 Development Board Accessories RDDRONE-BMS772开发板配件 I apologize, you didn't understand me. My current research is about battery state estimation, which requires measuring the voltage, current, and temperature data of a real battery. Therefore, I don't need a battery simulator; I need a real battery. So, I need a battery compatible with my development board and a specific model of the corresponding battery charger. Also, are the PEMicro adapter and SEGGER J-Link Mini debugger mentioned in the link necessary hardware for debugging or programming the development board? Can't the development board be directly connected to a computer for debugging and programming? Are these adapters and debuggers available on the market? Furthermore, besides the hardware you mentioned, are there any other necessary hardware components for the development board? If so, please list the detailed accessory categories and their corresponding models. Thank you very much for your detailed answers to these questions. 抱歉,你没理解我的意思,我目前的研究是关于电池状态估计的,需要测量真实电池的电压电流和温度数据,所以我不需要电池模拟器,我需要的是真实的电池,所以我需要适配开发板的电池和对应电池充电器的具体型号;并且那个链接里提到的PEMicro适配器以及SEGGER J-Link Mini调试器是开发板调试或者烧录算法必须的硬件吗?开发板不能直接连接到电脑上进行调试和烧录程序吗?这些适配器和调试器在市面上可以买到吗?还有,开发板除了你提到的这几个硬件之外还有别的必须硬件吗?如果有的话请帮我列出详细的配件类别及其对应的型号;请您详细解答一下这些疑问,万分感谢。 Re: RDDRONE-BMS772 Development Board Accessories RDDRONE-BMS772开发板配件 Dear Fan007, For battery state estimation research, the RDDRONE-BMS772 supports real 3S to 6S Li-ion/LiPo battery packs (6 V to 26 V) and does not require a specific battery model. The selected battery must include a cell-balancing connector.  A charger compatible with the selected battery chemistry and cell count is required. No dedicated BMS communication interface is needed, as the RDDRONE-BMS772 can disconnect the charging path when necessary. For firmware development and debugging, NXP recommends an external SWD debugger such as a PEMicro Universal Multilink or SEGGER J-Link Mini. The RDDRONE-BMS772 does not include an onboard USB debug interface, so an external debugger is necessary. These debuggers are commercially available. For battery characterization and SOC/SOH algorithm development, a programmable electronic load (E-load) is also highly recommended to perform controlled charge/discharge testing.    With Best Regards, Jozef
記事全体を表示
pn7220 天线电流 您好,请问如何通过 libnfc-nxp-rfExt.conf 或其他配置文件配置 PN7220 的 NFC 天线电流?我们的测试表明天线电流过高,需要降低。 Re: pn7220 antenna current 你好@zhangkai 建议启用 DPC,但在启用 DPC 之前,需要对其进行校准。 Re: pn7220 antenna current 你好@zhangkai , 如果您只需要降低/限制电流,您可以按照此处描述的方法进行操作: https://community.nxp.com/t5/NFC-Knowledge-Base/PN7642-Basic-RF-power-limitation-using-DPC/ta-p/2187514 BR 托马
記事全体を表示