2393062_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2393062_ja-JP

2393062_ja-JP

MCXC242VFMとMCXC244VFMのピン配置の違い

こんにちは、

MCXC242VFMチップで基板を設計していますが、もしフラッシュやRAMが増えた場合に備えて、MCXC244VFMとピン同士で互換性のあるものにしたいと思っています。

MCUXpressoの設定ツールを見ると、MCXC242VFMとMCXC244VFMでいくつかのピンが異なるようですが、ピン配置の違いを詳細に説明したドキュメントは見つかりません。NXPのウェブサイトで調べられる唯一の情報は、製品選択ツールによるとMCXC242VFMはI2SがなくGPIOが24個と報告されているのに対し、MCXC244VFMはI2Sが1つ、GPIOが23個あるということです。私のプロジェクトでは、I2Sには興味がありません。

この2つのチップのピン配置とピン割り当ての違いを明確に記載した文書を誰か教えていただけませんか?

敬具

ミケーレ・ペルラ

ボード設計MCX CパッケージとIO|GPIORe: MCXC242VFM vs MCXC244VFM pinout differences

こんにちは、 @MichelePerla さん

MCXC242VFMとMCXC244VFMの両方が32-QFNパッケージで利用可能ですが、完全にピンツーピン互換であるとは限りません。MCX C24XおよびMCX C44Xのリファレンスマニュアルにあるピン割り当て表を比較してください。

特に、両デバイス間ではいくつかのピン配置が異なっている。例えば、ピン5はMCXC242VFMにUSB_VDD、VOUT33はMCXC244VFMに、ピン6はMCXC242VFMのPTE16ですが、MCXC244VFMのVREGINです。ピン9にもアナログ/リファレンス関連の異なる定義があります。したがって、基板が両方のデバイスをサポートすることを意図している場合、回路図やPCB設計でこれらのピンを慎重に確認する必要があります。

MCXC242 RM: MCX C24X サブファミリ参照マニュアル

Alice_Yang_2-1783650917873.pngAlice_Yang_2-1783650917873.png

MCXC244 RM: MCX C44X サブファミリ参照マニュアル

Alice_Yang_0-1783650899990.pngAlice_Yang_0-1783650899990.png

お役に立てば幸いです。


BR

アリス


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-10-2026 02:30 AM
更新者: