2392799_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392799_zh-CN

2392799_zh-CN

RDDRONE-BMS772开发板配件 RDDRONE-BMS772开发板配件

抱歉,你没听懂我的意思。我目前的研究是关于电池状态估计,这需要测量真实电池的电压、电流和温度数据。因此,我不需要电池模拟器;我需要的是真正的电池。所以,我需要一块与我的开发板兼容的电池,以及一个特定型号的配套电池充电器。另外,链接中提到的 PEMicro 适配器和 SEGGER J-Link Mini 调试器是调试或编程开发板所必需的硬件吗?开发板能否直接连接到电脑进行调试和编程?这些适配器和调试器在市场上可以买到吗?此外,除了您提到的硬件之外,开发板是否还有其他必要的硬件元器件?如果是,请列出详细的配件类别及其对应的型号。非常感谢您对这些问题的详细解答。



抱歉,你没明白我的意思,我目前的研究是关于电池状态估计的,需要测量真实电池的电压和温度数据,所以我不需要电池模拟器,我需要真实的电池,所以我需要改装开发板的电池和对应电池充电器的具体型号;以及那个链接里提到的PEMicro适配器以及SEGGER J-Link迷你调试器是开发板或者烧录算法必须的硬件吗?开发板不能直接连接到电脑上进行调试和烧录程序吗?这些调试器和调试器在可以买到吗?还有,开发板除了你提到的这几个硬件以外还必须硬件吗?如果有的话请帮我列出详细的配件类别及其对应的型号;请您详细解答一下这些疑问,万分感谢。

Re: RDDRONE-BMS772 Development Board Accessories RDDRONE-BMS772开发板配件

亲爱的 Fan007,

对于电池状态估计研究,RDDRONE-BMS772 支持真正的 3S 至 6S 锂离子/锂聚合物电池组(6 V 至 26 V),并且不需要特定的电池型号。所选电池必须包含电池平衡连接器。
需要使用与所选电池化学成分和电芯数量兼容的充电器。RDDRONE-BMS772 无需专用的 电池管理系统 通信接口,因为必要时它可以断开充电路径。
对于固件开发和调试,NXP 建议使用外部 SWD 调试器,例如 PEMicro Universal Multilink 或 SEGGER J-Link Mini。RDDRONE-BMS772 没有板载 USB 调试接口,因此需要使用外部调试器。这些调试器在市场上均有销售。
对于电池特性分析和 SOC/SOH 算法开发,强烈建议使用可编程电子负载 (E-load) 进行受控充放电测试。
 
最诚挚的问候,
约瑟夫
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-10-2026 02:30 AM
更新者: