2392782_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392782_zh-CN

2392782_zh-CN

i.MX95 是否支持 LPDDR5X 内存?

i.MX95 是否支持 LPDDR5X 内存?

如果 MR8[1:0]=01 或 MR5 ID 不在您的支持列表中

i.MX95 如何检查是否受支持?查看MR登记册?

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?

感谢您快速提交申请。

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?

正如你所说,“MR8[1:0] = 01 表示该设备仅支持 LPDDR5X”。

MR8[1:0]=00 支持 LPDDR5,MR8[1:0]=01 支持 LPDDR5x。

那么 MR8[1:0]=?? 应该支持 LPDDR5 和 LPDDR5x 吗?

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?
  • 是的,i.MX95 可以与许多 LPDDR5X 设备配合使用,但前提是这些设备也支持 LPDDR5 向下兼容模式。
  • i.MX95 不支持仅支持 LPDDR5X 的设备。
  • 因此,检查内存是否受支持不仅仅是查看 MR8[1:0] 或 MR5 厂商 ID 的问题。
  • MR8[1:0] = 01 表示该设备仅支持 LPDDR5X 内存。 → 将其视为 不支持 对于 i.MX95,因为 NXP 表示不能使用仅支持 LPDDR5X 的设备。
  • MR5 制造商/设备 ID 不在 NXP 的验证列表中 → 是 未经恩智浦验证 但这本身并不等同于“不可能”。您仍然需要从内存数据手册中确认该器件是否支持 LPDDR5 模式,并符合支持的密度/组织/时序约束,然后在电路板设计中进行验证。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-10-2026 02:30 AM
更新者: