Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
s32ds license Expired Hello, Code: 4F70-F0A3-101C-3C96 I would like to kindly request the renewal of the S32DS 2018R1 license. Thank you for your support. Best regards. Re: s32ds license Expired Hi, your S32DS license has been extended. 
View full article
ヘルプが必要です:S32K312へのHSEファームウェアのフラッシュ こんにちは、NXP チームの皆様、 現在、 S32K312 用のHSEファームウェアの開発に取り組んでいます 。HSEファームウェアの BINファイルは 入手済みです が、S32K312にファームウェアを書き込む正しい手順が分かりません。 PEmicro でBINをフラッシュしようとしました が失敗しました。 S32 Design StudioのIVT設定 も試しました が、S32K312を選択すると 「プロセッサのサポートなし」 と表示されました 。 既に利用可能なサンプルや投稿を確認しましたが、HSEファームウェアの書き込み手順でまだ行き詰まっています。 HSE BINファームウェアをS32K312にフラッシュし、HSEを稼働させるための正確かつ最短の手順 を教えていただけます か? BINファイルをどこでどのようにフラッシュし、フラッシュ後に何をすべきか具体的にご案内してください. (ビンファイルをZipファイルで添付していますので、確認してください @nxp  よろしくお願いいたします。 ソヘル・ジャカティ Re: Help Required: HSE Firmware Flashing on S32K312 こんにちは、 @Mohmedsohel さん。 S32K3 MCUの汎用HSEデモ例に含まれているS32K344_HSE_FW_INSTALLデモは既に確認されましたか? また、S32 Config ToolsのIVTツールを使ってみたともおっしゃっていましたね。ただし、このツールはS32K3デバイスには対応していません。S32K3の場合、IVTは.sのProject_Settings → Startup_Code → startup_cm7もとでS32DSプロジェクトで直接変更可能です BR、VaneB
View full article
MCX W72製品ライフサイクルおよびEOL問い合わせ NXPチームの皆様、こんにちは。 MCX W72 / FRDM-MCXW72の新しい設計を評価しており、以下の情報をお願いしたいと思います 現在のライフサイクルステータス 予想される寿命/利用可能期間 計画されているEOLまたはNRNDステータス 既存のPCNまたはEOL通知 推奨される後継機種(該当する場合) 利用可能なライフサイクルのドキュメントがあればぜひ共有してください。 FRDMトレーニング Re: MCX W72 Product Lifecycle and EOL Inquiry MCX W72の製品の寿命とライフサイクル状況に関する説明と詳細な情報をありがとうございます。 Re: MCX W72 Product Lifecycle and EOL Inquiry こんにちは、お元気でお過ごしでしょうか。 MCX W72はNXPの 製品寿命プログラム (2040年)に含まれており、新しいデザインの推奨製品となっています。 この製品はNXPの標準 製品ライフサイクルに従い、現在完全に有効であり、将来のステータス変更はNXPの標準的な廃止通知プロセスを通じて通知されます。適用されるすべてのNXPの廃止および製品変更通知ポリシーは引き続き適用されます。 よろしくお願いします、 ソフィア。
View full article
emcem で提供されるインターフェースを用いてキャッシュ位置へのフォールトインジェクション チームの皆さん、こんにちは。 以下のクエリに追加の質問があります(eMcem_setupinjectionChannelの引数としてどの値を選ぶべきか - NXPコミュニティ😞 キャッシュの位置に2ビットのフォルトを注入する必要がありますが、リファレンス・マニュアルに記載されている通り意味がよくわからず、私たちはNXP s32K394マイクロコントローラを使用しています。 キャッシュに障害を注入し、以下のような2ビットのエラーをキャッシュに取得するために、以下の関数を2回呼び出す必要があります。 もし私のやり方が間違っているなら、このインジェクションのやり方の例コードを教えていただけませんか?現在、私たちのプロジェクトではSAFパッケージを使っています。もしすでにこれらのフォールトインジェクションコードが存在するなら、SAFモジュールに提供されているメモリテストインターフェース(EIM)を使ってあらゆる種類のフォールトを注入するために参照すべきファイルを教えてください。 Re: Fault Injection to cache location using an interface provide in emcem こんにちは、@Rudved_3366 さん。 このキャッシュインジェクションの例は見つかりませんでしたが、簡単に説明すると次のようになります。 CM7_0 Iキャッシュタグのダブルビットエラーを注入する前に、関連するIキャッシュエラーバンクエントリ(IEBRn)が利用可能でロック解除されていることを確認してください。 手元にあるS32K344でテストしたところ、以下のデータを注入しました。 if (eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_CH_3, 1, 2 ) != (Std_ReturnType)E_OK) { while (1U); } if (eMcem_InjectFault(EMCEM_EIM_CH_3) != (Std_ReturnType)E_OK) { while (1U); } 次に、ハンドラー内でEIMを無効にします。 void BusFault_Handler(void) { if(IP_EIM->EIMCR & EIM_EIMCR_GEIEN_MASK) { IP_EIM->EIMCR = EIM_EIMCR_GEIEN(0); } } リカバリコード(VTORが参照するベクターテーブル、例外ハンドラ、およびハンドラが呼び出すものなど)はキャッシュ可能な領域に含めてはならないことに注意してください。リカバリ中にエラーが再度注入されることを避けるためです。 次に、IEBRレジスタを再度読み込み、0を書き込んでクリアします。 キャッシュを無効にするには、APIを呼び出してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: Fault Injection to cache location using an interface provide in emcem こんにちは、 @danielmartynek さん、 上記のクエリも確認していただけますか?これはキャッシュアドレスへのフォールト注入に関するものです。
View full article
MCX W72 产品生命周期及停产查询 您好,NXP团队, 我们正在评估 MCX W72 / FRDM-MCXW72 用于新设计,并希望了解相关信息。 当前生命周期状态 预期寿命/可用性 任何计划中的EOL或NRND状态 现有 PCN 或 EOL 通知 推荐的后续设备(如适用) 请提供任何可用的生命周期文档。 FRDM 培训 Re: MCX W72 Product Lifecycle and EOL Inquiry 感谢您对MCX W72产品寿命和生命周期状态的澄清和详细信息。 Re: MCX W72 Product Lifecycle and EOL Inquiry 你好,希望你一切都好。 MCX W72 已纳入 NXP 的产品寿命计划,有效期至 2040 年,是新设计的推荐产品。 本产品遵循 NXP 标准产品生命周期:目前处于完全活跃状态,任何未来的状态变更都将通过 NXP 标准停产通知流程进行沟通,所有适用的 NXP 产品生命周期结束和产品变更通知政策将继续适用。 此致, 索菲亚。
View full article
RW610 PowerTableUtil.exe 实用程序缺失 您好,我正在寻找 UM12154 文档中提到的 PowerTableUtil.exe 文件。我找到了示例功率表电子表格,但没有找到工具本身。它应该在 RW610 产品页面上,但我找不到。非常感谢您的帮助! 产品:WiFi RW6XX Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 你好@allenandrew1357 , 您可以在设备官方产品页面的“安全软件”部分找到 PowerTableUtil.exe 实用程序: 请问您能否协助我们确认您是否拥有此部分的访问权限? 您需要通过安全访问权限申请访问权限,请按照此页面上的说明进行操作:安全访问权限 | NXP 半导体 BR 哈比卜 Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 我查看了安全部分,似乎我还没有申请访问权限。我已经提交了申请,一旦获得批准,我会更新结果。谢谢! Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 我申请了安全访问权限。它们今天早上获得了批准。但是,点击“安全软件”部分后,却没有任何结果。页面显示“没有信息可显示”。接下来该怎么做?有什么建议吗?您那边有这个文件吗? Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 好的,但我已经拥有安全访问权限了。请参见附件截图。我甚至确认 RW610 页面包含在“具有授权访问权限的产品列表”部分中。但我发现那里竟然没有一个安全的软件包。我担心的是,PowerTableUtil.exe 文件实际上并没有链接到软件部分。论坛上还有另一篇帖子详细描述了同样的问题,但最终是通过与 NXP 员工的私信解决的。请您进一步调查此事? Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 嗨@allenandrew1357 , 有关此流程的更多详细信息,请参阅安全访问权限常见问题解答。 BR 哈比卜 Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility 你好@allenandrew1357 , 请您协助我们联系贵公司的代理商或销售代表,以获取此文件? 由此造成的不便,我深表歉意。 BR 哈比卜
View full article
NAFE33352 数据手册令人困惑 再会, 我的任务是表征和测试 NAFE33352,以便将来可能使用,但在以下数据表中,我很难理解或找到某些信息。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NAFE33352.pdf 到目前为止,在粗略浏览了最重要的功能之后,我还有以下问题/疑问,排名不分先后: a) 7.6.3高压输入: 对于单端模拟测量,数据手册中指出 LVMUX 的配置方式如下: 高压输入正极:AI1P、Isense 高压输入正极:AI1N、Vsense 我在表 12 中找不到这些配置。稍加想象,第一个可能是 00010/b,假设 Vsense 是 VSNS。但第二种组合似乎并不存在。即使它们存在,我是否只需要将三个感知引脚接地即可? 除了以上方法,我还能如何测量 AI1P 和 AI1N 与 GND 的关系?我的应用需要两个单端通道。 b) 7.6.6低压多路复用器 (LV_MUX) 的模拟输入 表 12,VCM 是什么?图 1 中所示的 MUX 的 COM 输入是什么?COM 是差分 PGA 的共模输出电平吗?我可以将 COM 用作单端测量的参考吗? c) 5 方框图 为什么每个多路复用器有 2 个 LS 输入,它们分别代表什么?如何将 DAC 和 VSENSE 的 AMP 输出端连接在一起? d) 7.5.8电压源极性切换(交流激励) VIEX_CHOP 发生了什么事?本节中只提到了两次,但从未说明在哪里可以找到它,以及应该在哪个寄存器中设置它。 e) 7.14 CMD_MM,多通道多读命令 我该如何配置各个寄存器?我可以从中选择哪些通道?这款芯片不仅有双通道ADC吗?我可以在哪里找到本节中提到的 CH_CONFIGx 寄存器? 表 20 中提到了 DATA0...DATA7,最多可表示 8 个通道,但没有提供更多信息说明其含义?表 12 中的组合是否被视为通道? 或许我要找的信息就在数据手册的某个地方,但即使是这样,它也隐藏得很深,或者使用了不同的术语/缩写,这使得查找起来更加令人困惑和困难。 如果我想使用这款集成电路,我需要尽快订购一块评估板,但由于还有太多疑问,而且我也不知道是否能够用这款芯片实现我想要的功能,所以我无法订购。简而言之,就是一个模拟输入和两个独立的模拟输入通道。 希望能尽快收到您的回复。此致, 卢卡斯 SPI Re: Confusing datasheet NAFE33352 你好, a) AI1P 和 AI1N 可用作两个独立的单端输入(IN_SEL = 00100 和 00101)。将外部信号返回端连接到 AGND。它们共用同一个模数转换器(ADC),因此测量是顺序进行的。有效的配置如下: b)VCM 和 COM 是内部信号,不是外部参考引脚。对于单端测量,将信号返回端连接到 AGND。 c)这两个LS模块是正负MUX路径的内部电平转换器。它们不代表额外的外部输入。 d) 极性斩波功能通过 AI_CONFIG2 (0x22) 中的 AIO_CHOP[7:6] 进行配置。设置 AIO_CHOP = 11b 以使用两个平均 ADC 读数进行 DAC 极性斩波。 e) 该设备支持 8 个逻辑通道(CH0–CH7),共享同一个 ADC。每个逻辑通道都可以有自己的输入和 ADC 配置,通过 AI_MULTI_CH_EN 启用,并具有相应的 AI_DATA0–AI_DATA7 结果寄存器。 希望这能帮到你!
View full article
使用 emcem 中提供的接口向缓存位置注入故障 大家好, 我还有一个关于以下查询的问题( eMcem_setupinjectionChannel 的参数应该选择哪些值 - NXP 社区)。😞 我需要在缓存位置注入一个 2 位故障,但我不太确定参考手册中提到的具体含义,我们使用的是 NXP s32K394 微控制器: 我需要调用以下函数两次,以便将错误注入缓存,并获取缓存中如下所示的 2 位错误: 如果我的做法有误,能否请您分享一下如何进行这种注入的示例代码?目前我们的项目中使用的是 SAF 代码包,软件包,如果已经有针对这些的故障注入代码,请告诉我需要参考哪个文件才能使用 SAF 模块中提供的内存测试接口 (EIM) 注入各种类型的故障。 Re: Fault Injection to cache location using an interface provide in emcem 你好@Rudved_3366 , 我还没有找到这种缓存注入的例子,但简而言之就是: 在注入 CM7_0 指令缓存 标签双位错误之前,请验证相关的 指令缓存 错误库条目 (IEBRn) 是否可用且已解锁。 我在一台S32K344上进行了测试,这台机器就在我工作台上。我注入了: if (eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_CH_3, 1, 2 ) != (Std_ReturnType)E_OK) { while (1U); } if (eMcem_InjectFault(EMCEM_EIM_CH_3) != (Std_ReturnType)E_OK) { while (1U); } 然后,在处理程序中禁用 EIM。 void BusFault_Handler(void) { if(IP_EIM->EIMCR & EIM_EIMCR_GEIEN_MASK) { IP_EIM->EIMCR = EIM_EIMCR_GEIEN(0); } } 请注意,恢复代码(例如 VTOR 引用的向量表、异常处理程序以及处理程序调用的任何内容)不能位于可缓存区域中,因为我们不希望在恢复期间再次注入错误。 然后,再次读取 IEBR 寄存器,并通过向其写入 0 来清除它们。 调用 API 使缓存失效。 此致, 丹尼尔 Re: Fault Injection to cache location using an interface provide in emcem 你好@danielmartynek , 请您也查看一下上面关于缓存地址故障注入的查询。
View full article
Help Required: HSE Firmware Flashing on S32K312 Hi NXP Team, I am currently working on HSE firmware on the S32K312. I have the HSE firmware BIN file, but I am unable to understand the correct procedure to flash it onto the S32K312. I tried flashing the BIN using PEmicro, but it failed. I also tried using the IVT configuration in S32 Design Studio, but when I selected S32K312, it showed “No processor supported.” I have already gone through the available examples and posts, but I am still stuck at the HSE firmware flashing step. Could you please provide me with the correct and shortest procedure to flash the HSE BIN firmware on S32K312 and make HSE operational? Please guide me specifically on how and where the BIN file needs to be flashed and what needs to be done after flashing. (I have attached the Bin File in Zip File )so check it @nxp  Thanks & Regards, Sohel Jakati Re: Help Required: HSE Firmware Flashing on S32K312 Hi @Mohmedsohel  Have you already checked the S32K344_HSE_FW_INSTALL demo provided in the S32K3 MCUs for General Purpose HSE Demo Examples? Also, you mentioned that you tried using the IVT Tool from S32 Config Tools. However, this tool does not support S32K3 devices. For S32K3, the IVT can be modified directly in the S32DS project under Project_Settings → Startup_Code → startup_cm7.s BR, VaneB
View full article
[lf_v2026.04] uboot-imx patches to fix multi-block transfers in fsl_lpspi Hello, in the uboot-imx on i.MX93 with lf_v2025.04, SPI transfers through fsl_lpspi fail as soon as a full FIFO block follows another block, e.g. with an SPI TPM: => tpm2 get_capability 0x6 0x100 $loadaddr 20 lpspi_xfer_single: RX Timeout! Root cause: spi_xfer_single() queues an extra TCR after every block. The command occupies a TX FIFO entry and is loaded only after a delay. If the next block starts before that, one data word is not accepted and the RX loop waits for it until timeout. The attached series fixes this (applies also to lf_v2026.04): 1/3 widen FSR TXCOUNT/RXCOUNT masks (for parts with deeper FIFOs) 2/3 fix multi-block transfers (the actual fix) 3/3 make spi_xfer_single() a static function (no functional change) Tested on an i.MX93 board with an SPI TPM 2.0 (GPIO chip select). Note: the new code eventually deasserts chipselect only if it is muxed as GPIO, but we did not fully verify this. It would be great if this could be included in a future uboot-imx release. Thanks and Best Regards, Tycho Kirchner -- emlix GmbH Headquarters: Berliner Str. 12, 37073 Göttingen, Germany Phone +49 (0)551 30664-0,[email protected] District Court of Göttingen, Registry Number HR B 3160 Managing Directors: Heike Jordan, Dr. Uwe Kracke VAT ID No. DE 205 198 055 Office Berlin: Panoramastr. 1, 10178 Berlin, Germany Office Bonn: Bachstr. 6, 53115 Bonn, Germany Office München: Am Knie 16, 81241 München, Germany http://www.emlix.com emlix - your embedded Linux partner PS: @xiaoningwang appears to be the original author, maybe you would like to take a look. Re: [lf_v2026.04] uboot-imx patches to fix multi-block transfers in fsl_lpspi I have passed the patches to the development team, thanks for your suggestion.
View full article
Confusing datasheet NAFE33352 Good day, my task is to characterize and test the NAFE33352 for potential later use, but have difficulty following or locating some information in the following datasheet. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NAFE33352.pdf Until now, after just glancing over the most important functionalities, I have the following problems/questions in no specific order: a) 7.6.3 HV Input: For single-ended analog measurements the datasheet says to configure the LVMUX like this: HV input positive: AI1P, Isense HV input positive: AI1N, Vsense I can't find those configurations in Table 12. With a bit of fantasy, the first could be 00010/b, assuming Vsense is VSNS. But the second combination doesn't seem to exist. Even if they existed, do I just have to tie the three SENSE pins down to GND? How else can I measure AI1P and AI1N vs GND? I need two single-ended channels for my application. b) 7.6.6 Analog inputs to low-voltage multiplexer (LV_MUX) Table 12, what is VCM? The COM input of the MUX seen in Figure 1? Is the COM the common mode output level for the differential PGAs? Can I use COM as reference for my single-ended measurements? c) 5 Block diagram Why are there 2 LS inputs per MUX and what do the mean? How can the outputs of the AMPs of DAC and VSENSE be connected together? d) 7.5.8 Voltage sources polarity switching (AC excitation) What happened to VIEX_CHOP? It's only mentioned twice in this section but never where to find it and in which register to set it. e) 7.14 CMD_MM, multichannel multireading command How do I configure the respective registers, which channels can I choose from? Does this chip not only have a 2-channel ADC? Where can I find the CH_CONFIGx registers that are mentioned in the section? Also Table 20 mentions DATA0...DATA7 for up to 8 channels but no more information what this means? Are the combinations of Table 12 considered channels? It may be that some information I'm looking for is somewhere in the datasheet, but even if that is the case, it is well hidden or a different terminology/abbreviation is used, which makes it even more confusing and hard to find. If I want to use this IC, I would need to order an eval-board as soon as possible, but I can't with so many open questions and not knowing if it's even possible to do what I try to do with the chip. In a nutshell, one analog input and 2 independent analog input channels. Hoping to hear from you soon. Best regards, Lukas SPI Re: Confusing datasheet NAFE33352 Hello, a) AI1P and AI1N can be used as two independent single-ended inputs (IN_SEL = 00100 and 00101). Connect the external signal return to AGND. They share the same ADC, so measurements are sequential. The valid configurations are: b)VCM and COM are internal signals, not external reference pins. For single-ended measurements, connect the signal return to AGND. c)The two LS blocks are internal level shifters for the positive and negative MUX paths. They do not represent additional external inputs. d) The polarity-chopping function is configured through AIO_CHOP[7:6] in AI_CONFIG2 (0x22). Set AIO_CHOP = 11b for DAC polarity chopping with two averaged ADC readings. e) The device supports 8 logical channels (CH0–CH7) sharing the same ADC. Each logical channel can have its own input and ADC configuration, is enabled through AI_MULTI_CH_EN, and has a corresponding AI_DATA0–AI_DATA7 result register. Hope this helps!
View full article
RW610 PowerTableUtil.exe missing utility Hello, I'm looking for the PowerTableUtil.exe file referenced in the UM12154 document. I was able to find the sample power table spreadsheets but not the tool itself. Apparently it's supposed to be on the RW610 product page but I cannot find it there. Any help would be greatly appreciated Product: WiFi RW6XX Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility Hello @allenandrew1357, You can find the PowerTableUtil.exe utility in the Secure Software section of the device's official product page: Could you please help us confirm that you have access to this section? You would need to request access through Secure Access Rights by following the instructions from this page: Secure Access Rights | NXP Semiconductors BR Habib Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility I took a look at the secure section, seems like I have not requested access rights yet. I put in the request, I'll update once that goes through. Thanks! Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility I requested secure access rights. They were approved this morning. Still, when clicking on the Secure software section, there are zero available results. The page says "There is no information to display". Any suggestions on what to do from here? Does the file exist on your end? Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility Hi @allenandrew1357, For further details regarding this process, please refer to the Secure Access Rights FAQs. BR Habib Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility Ok but I already have secure access rights. See the attached screenshot. I even confirmed that the RW610 page is included in that "List of Products with Authorized Access Rights" section. Still, I see that there are 0 secure software packages there. My concern is that the PowerTableUtil.exe file isn't actually linked in the software section. There was another forum post detailing the same issue, but the resolution happened in a private DM with the NXP employee. Could you please look into this further? Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility Hello @allenandrew1357, Could you please assist us in contacting your distributor or sales representative to obtain access to this file? I apologize for the inconvenience this may cause.  BR Habib
View full article
[lf_v2026.04]uboot-imx パッチにより、fsl_lpspi のマルチブロック転送が修正されます。 こんにちは、 lf_v2025.04 を搭載した i.MX93 上の uboot-imx では、fsl_lpspiを介したSPI転送 SPI TPMの場合など、FIFOブロックが満杯になった直後に別のブロックが続くと、すぐにエラーが発生します。 => tpm2 get_capability 0x6 0x100 $loadaddr 20 lpspi_xfer_single: 受信タイムアウト! 根本原因:spi_xfer_single() は、ブロックごとに余分な TCR をキューに追加します。 このコマンドはTX FIFOエントリを占有し、一定時間経過後にのみロードされます。 次のブロックがそれより前に開始された場合、1つのデータワードは受け入れられません。 そして、RXループはタイムアウトになるまでそれを待ちます。 添付の一連の手順でこの問題を修正できます(lf_v2026.04にも適用されます)。 FSR TXCOUNT/RXCOUNTマスクを1/3拡張する(FIFOが深い部品の場合) 2/3 マルチブロック転送の修正(実際の修正) 3/3 spi_xfer_single() を静的関数にする(機能変更なし) SPI TPM 2.0(GPIOチップセレクト)を搭載したi.MX93ボードでテスト済み。 注: 新しいコードは、チップセレクトがGPIOとして多重化されている場合にのみ、最終的にチップセレクトを解除します。 しかし、我々はこれを完全に検証したわけではない。 今後のuboot-imxリリースにこの機能が組み込まれたら素晴らしいです。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 ティコ・キルチネル -- emlix GmbH 本部:ドイツ、ゲッティンゲン、ベルリナー通り12番地、37073 電話:+49 (0)551 30664-0,[email protected] ゲッティンゲン地方裁判所、登録番号 HR B 3160 マネージングディレクター:ハイケ・ジョーダン、ウーヴェ・クラッケ博士 VAT識別番号DE 205 198 055 ベルリンオフィス:パノラマストル。1, 10178 ベルリン、ドイツ オフィス ボン: Bachstr.6, 53115 ボン、ドイツ オフィス ミュンヘン: Am Knie 16, 81241 München, Germany http://www.emlix.com emlix - あなたの組み込みLinuxパートナー 追伸: @xiaoningwangさんが元の作者のようですので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。 Re: [lf_v2026.04] uboot-imx patches to fix multi-block transfers in fsl_lpspi パッチは開発チームに渡しました。ご提案ありがとうございました。
View full article
分かりにくいデータシートNAFE33352 良い一日、 私の任務は、将来的にNAFE33352を使用する可能性を考慮して、その特性を評価し、テストすることですが、以下のデータシートに記載されている情報の一部が理解しにくく、見つけるのに苦労しています。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NAFE33352.pdf これまで、最も重要な機能にざっと目を通しただけで、以下のような問題点/疑問点がいくつか浮かびました(順不同)。 a) 7.6.3HV入力: シングルエンドアナログ測定の場合、データシートにはLVMUXを次のように構成すると書かれています: HV入力ポジティブ:AI1P、Isense HV入力ポジティブ:AI1N、Vsense 表12にはその構成が見つかりません。少し空想的に考えれば、最初のものは00010/bで、VsenseがVSNSだと仮定すると考えられます。しかし、2番目の組み合わせは存在しないようだ。たとえ存在したとしても、3つのSENSEピンをGNDに結びつければいいのでしょうか? AI1PとAI1NをGNDと比べて、他にどのように測定できますか?私のアプリケーションにはシングルエンドチャネルが2つ必要です。 b) 7.6.6低電圧多重化器へのアナログ入力(LV_MUX) 表12、VCMとは何ですか?図1に示すMUXのCOM入力は?COMは、差動PGAのコモンモード出力レベルのことですか?COMをシングルエンドの測定基準として使えますか? c) 5 ブロック図 なぜ1つのマルチプレクサに2つのLS入力があるのですか?また、それは何を意味するのですか?DACとVSENSEのAMPの出力はどのようにコネクテッドできますか? d) 7.5.8電圧源の極性切り替え(交流励起) VIEX_CHOPに何が起こったのですか?このセクションでは2回しか言及されていませんが、どこにあるのか、どのレジスタに設定すればよいのかは一切説明されていません。 e) 7.14 CMD_MM、マルチチャネルマルチリーディングコマンド それぞれのレジスタはどう設定すればいいですか?どのチャンネルから選べますか?このチップは2チャネルADCだけ搭載していないのでしょうか?このセクションで言及されているCH_CONFIGxレジスターはどこで見つけられますか? また、表20にはDATA0...最大8チャネルのDATA7についても記載されていますが、これ以上の情報はありません。これは何を意味するのでしょうか?表12の組み合わせはチャネルと見なされますか? 私が探している情報がデータシートのどこかにある可能性もありますが、たとえそうであっても、隠し方が多かったり、異なる用語や略語が使われているため、さらに混乱し、見つけにくくなります。 このICを使いたいなら、できるだけ早く評価ボードを注文する必要がありますが、未解決の疑問が多く、チップでできることが可能かどうかも分からないのでできません。要するに、アナログ入力が1つ、アナログ入力チャネルが2つ独立しています。 近いうちにご連絡いただけることを楽しみにしています。よろしくお願いします、 ルーカス SPI Re: Confusing datasheet NAFE33352 こんにちは、 a) AI1PとAI1Nは独立した単端入力(IN_SEL = 00100および00101)として使用可能です。外部信号の戻り線をAGNDに接続します。同じADCを共有しているので、測定は順番です。有効な設定は以下のとおりです。 b) VCMとCOMは内部信号であり、外部基準ピンではありません。シングルエンド測定の場合は、信号リターンをAGNDに接続してください。 c) 2つのLSブロックは、正および負のMUXパス用の内部レベルシフターです。これらは追加の外部入力を表すものではありません。 d) 極性チョッピング機能は、AI_CONFIG2 (0x22) の AIO_CHOP[7:6] で設定されます。2つの平均化されたADC読み取り値を使用してDACの極性チョッピングを行うには、AIO_CHOP = 11b に設定します。 e) デバイスは同じADCを共有する8つの論理チャネル(CH0–CH7)をサポートしています。各論理チャネルは独自の入力およびADC構成を持ち、AI_MULTI_CH_ENで有効化され、対応するAI_DATA0–AI_DATA7の結果レジスタを持ちます。 お役に立てば幸いです!
View full article
RW610: VIT v4.11.0 returns INVALID_DEVICE despite successful model initialization — hardware ID 0x00 Hello Team, I am integrating Voice Intelligent Technology (VIT) into a custom board using an RW610 MCU. The model loads and all initialization APIs succeed, but VIT_Process() returns VIT_INVALID_DEVICE (11) Could you confirm whether the VIT library below supports my RW610 silicon, or whether a different library release is required? Item Configuration MCU NXP RW610 on a custom board Audio codec MAX98089 IDE MCUXpresso IDE - 24.12.0 RTOS FreeRTOS Debug output Semihosted printf VIT package release/24.12.00/CortexM33-RW61X Library libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.a Library version reported at runtime 0x00040b00 — v4.11.0 VIT API version 0x00030400 Model version reported at runtime 0x00040b00 — v4.11.0 Configured device VIT_RW610, numeric value 9 Operating mode VIT_WAKEWORD_ENABLE Library source: https://github.com/nxp-mcuxpresso/VIT/tree/release/24.12.00/CortexM33-RW61X  Model generation: I generated a replacement English model using NXP’s online model-generation tool with these settings: Device selected in the portal: RW612  Portal version: 24.12.00 I selected RW612 because I did not see an RW610 option in the portal. The generated VIT_Model_en.h declares v4.11.0. Only wake-word recognition is currently enabled in the application. The VIT initialization sequence is: 1. VIT_GetLibInfo() 2. VIT_SetModel() 3. VIT_GetModelInfo() 4. VIT_GetMemoryTable() 5. Assign aligned, statically allocated memory regions. 6. VIT_GetInstanceHandle() 7. VIT_ResetInstance() 8. VIT_SetControlParameters() 9. VIT_GetStatusParameters() 10. Start microphone capture and call VIT_Process(). All listed initialization calls succeed. Processing then returns error 11. Runtime Log: [VIT INFO] button request: ENTER EXCLUSIVE VIT / START [VIT INFO] exclusive mode: application tasks paused, speaker stopped; initializing VIT [VIT INFO] init: English model, wake-word-only; heap=37904 [VIT INFO] GetLibInfo OK [VIT INFO] library release=0x00040b00 API=0x00030400 features=0xe channels=1 requestedDevice=9 [VIT INFO] SetModel OK [VIT INFO] GetModelInfo OK [VIT INFO] VIT: available wake word: HEY NURSE [VIT INFO] GetMemoryTable OK [VIT INFO] memory region 0 needs=135934 reserved=144460 bytes [VIT INFO] memory region 1 needs=135894 reserved=157324 bytes [VIT INFO] memory region 2 needs=8854 reserved=17644 bytes [VIT INFO] memory region 3 needs=47079 reserved=49934 bytes [VIT INFO] GetInstanceHandle OK [VIT INFO] ResetInstance OK [VIT INFO] SetControlParameters OK [VIT INFO] GetStatusParameters OK [VIT INFO] instance: library=0x00040b00 model=0x00040b00 selectedDevice=9 features=0x4 [VIT INFO] ResetInstance OK [VIT INFO] VIT: listening, PCM48k stereo channel 0 -> PCM16k mono [VIT ERROR] Process failed: code=11 (INVALID_DEVICE); RED LED = VIT fault [VIT ERROR] RW61x identity: addr=0x45001114 raw=0x00007102 masked=0x00007100 libraryExpected=0x00007000 [VIT INFO] VIT: stopped Device-check observation Inspection of the linked library’s device-validation code indicates that, for device ID 9, it reads address 0x45001114, clears the lowest eight bits, and compares the result with 0x00007000. Does libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.a support RW610 devices that return 0x00007102 at address 0x45001114? Is the comparison against 0x00007000 a known compatibility limitation or issue in this release? Which VIT library release and matching API headers should I use for this RW610? Is a model generated with the portal’s RW612 selection supported on RW610, or is a separate RW610 model-generation option required? Please advise on the supported library/model combination and any further diagnostics needed. Thank you.
View full article
セキュアプロビジョニングツール - イメージ構築エラー こんにちは、SPTを使ってパッケージに署名しようとしています。 FCFB + DCD + IVT + app.bin (完全なブート可能なイメージ) を含むバイナリが 1 つあり、それに署名しようとしたところ成功しました。 しかし、IVTとapp.binのみを含むバイナリを選択した場合、なぜ「イメージのビルド」が無効になるのでしょうか?スクリーンショットも添付しました。 Re: Secure Provisioning Tool - Build image error 画像を添付しました。チェックしてください Re: Secure Provisioning Tool - Build image error こんにちは、 @Abhay2080 さん。 どのバージョンのSecure Provisioning Toolを使っているか教えていただけますか? さらに、添付ファイルに記載されている画像を確認できません。もう一度アップロードしてみていただけますか? よろしくお願いします、 パブロ Re: Secure Provisioning Tool - Build image error こんにちは、 @Abhay2080 さん。 あなたが共有してくれたバイナリを使ってSecure Provisioning Tool v26.09でいくつかのテストを実行したところ、以下の点に気づきました。 Secure Provisioning Tool User Guide v26.09のセクション5.2.2「ソース画像フォーマット」によると、S19ファイルに対してエントリポイントを明示的に指定できます。他の画像形式では、エントリポイントは割り込みベクターテーブルから取得されます(したがって割り込みベクターテーブルはアプリケーション画像の先頭にある必要があります)。 IVTやFCFBがない場合、ツールはアプリケーションコードの範囲外の0x601006C9にエントリポイントを検出します。さらに、開始アドレスは0x600D2D01から0x601006C9の範囲内にあることが想定されます。 Secure Provisioning Toolはアプリケーションイメージ内のオフセット0x4のエントリポイントを特定します。 エントリポイントを有効なアドレスに変更することで、画像を正常に構築できるかどうかテストしてもらえますか? よろしくお願いします、 パブロ Re: Secure Provisioning Tool - Build image error はい、うまくいきました。ありがとうございます。
View full article
cst 使用旧版 OpenSSL 生成无效的 RSA-PSS 签名。 当使用 cst 和 OpenSSL < 3.1 时,PSS 签名中使用的 salt 过长。像 i.MX91 这样的处理器期望 salt 的长度与 digest 的长度相同,但在 OpenSSL 3.1 之前,默认做法是让 salt 尽可能长。 但即使是较新的 OpenSSL 版本,使用默认设置也不好,因为它在签名验证期间会接受较短的盐值。 解决方法是调用 EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen,并将第二个参数设置为 RSA_PSS_SALTLEN_DIGEST。 请注意,OpenSSL 3.0 已于上个月停止维护。 安全 Re: cst creates invalid RSA-PSS signatures with old OpenSSL 你好, 感谢您的反馈,我会将此事报告给相关团队。 致以最诚挚的问候/Salduos, 阿尔多。
View full article
S32K344MINI-EVB:FlexCAN_IP_Example_S32K344 和 Can_Example_S32K344 配置错误 大家好, 我目前正在使用S32K344MINI-EVB (FRDM 汽车评估板),并且希望在基于NXP S32K3 系列的定制项目开发之前,获得基本外围驱动器的实践经验。 开发环境 S32 设计工作室 (S32DS) 3.5.8 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19_D2403 EB tresos 29 当前状态 我已成功导入并运行以下示例项目: SIUL2_DIO_IP_Example_S32K344 Dio_Example_S32K344 对于 AUTOSAR 和非 AUTOSAR 配置,项目均成功构建,并在 S32K344MINI-EVB 上产生了预期的输出。 问题 然后我导入了以下 CAN 示例项目: FlexCAN_IP_示例_S32K344 Can_Example_S32K344 在配置和构建这些项目时,我遇到了附件截图中所示的错误。 申请它 请问有人能提供一些建议吗? S32K344MINI-EVB 是否需要对电路板进行任何特定的修改? 是否还需要其他 FlexCAN、时钟、引脚或 EB Tresos 配置? 是否有关于如何在 MINI-EVB 上运行这些 CAN 示例的指南? 附图显示了配置/版本过程中遇到的错误。 感谢您的支持。 问候, 维尔 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 你好@Veereshh , S32K344 EVB 和 FRDM-A-S32K344(原名 S32K344MINI)的引脚排列非常相似。 1. 无 2. 是的。FlexCAN_IP_Example_S32K344 和 Can_Example_S32K344 这两个项目都只将 FlexCAN 配置为“环回”模式,这意味着没有配置任何引脚,FlexCAN_0 监听的是自身的消息。 在项目的 MEX 中,您必须: 将 FlexCAN 的“环回”模式更改为“正常/用户模式”。 添加 Siul2_Port(或 MCAL 中的 Port),并配置 PTA6 和 PTA7(FRDM-A-S32K344 中的 CAN_H CAN_L)。 在项目中添加端口初始化代码。 FRDM-A-S32K344 还使用 TJA1043 CAN 收发器,必须将 CAN_EN 和 CAN_STB 设置为 HIGH 才能使收发器正常工作。根据FRDM用户手册中的说明,这些信号被路由至PTC21和PTC20: 这些值也必须在您的项目中设置为 HIGH。您可以参考以下示例: [RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCAN 示例中断/轮询。 请注意,它们基于 RTD 6.0.0,而不是 RTD 4.0.0。 设置完成后,您可以使用连接到另一个 CAN 节点(PCAN USB 分析仪、另一个 MCU 等)的 J15.1 CANH 和 J15.2 CANL 来测试 CAN 通信。在我分享的示例中,使用了 PCAN-USB 分析仪。 此致, 朱利安 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 你好 很高兴这些信息对您有所帮助。 要通过中断操作 FlexCAN,必须安装中断处理程序: 另外,您看到的错误是因为当 FlexCAN 驱动程序使用轮询模式时,您必须为读取和写入调用指定 CanMainFunctionRWPeriods。如果使用中断模式,则必须从“CanHardwareObjetc > Can MainFunction RW Period Reference”中移除此容器。 此致, 朱利安 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 嗨,朱利安, 感谢您的支持。您的指导帮助我成功解决了最初的配置问题,并构建了 CAN 示例。为了帮助其他遇到同样问题的用户,我在下面分享了版本步骤和屏幕截图。   我还有一个问题。成功运行 Loopback 示例后,我配置了CAN_EN (PTC21)和CAN_STB (PTC20) ,然后按如下方式修改了 CAN 配置: 已禁用CAN 环回模式 将Can Rx 处理类型从轮询更改为中断 这些更改之后,会生成验证/版本错误。 请问从轮询模式切换到中断模式时,是否需要对 FlexCAN、IntCtrl_Ip、NVIC 或 RTD 进行任何额外的特定设置? 再次感谢您一直以来的支持。 成功版本 CAN 示例的步骤 导入Can_Example_S32K344项目。 打开 .mex 文件文件。 如果引脚工具尚未启用,请启用它。 将功能组重命名为PortContainer_0_VS_0 。 配置: CAN0_RX → PTA6 CAN0_TX → PTA7 在 MCAL 下添加PORT模块。   配置端口引脚设置并分配所需的 MSCR 值。 更新代码并解决验证错误。 生成代码并构建项目。 对电路板进行编程并验证 CAN 环回通信。 此致, 维尔 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 你好@Veereshh , CanIf(以及所有其他接口 AUTOSAR 模块,如 EthIf、WdgIf、LinIf、MemIf 等)均作为“短截线”模块提供,这意味着它们只是作为占位符提供,必须由客户应用程序或第三方堆栈(如 Vector)覆盖。 在已发布的示例中,CanIf.c文件已从构建路径中移除,CanIf API 已在 main.c 中声明: /*======================================================================== * GLOBAL FUNCTIONS ==========================================================================*/ void CanIf_ControllerBusOff(uint8 ControllerId) { (void)ControllerId; } void CanIf_ControllerModeIndication(uint8 ControllerId, Can_ControllerStateType ControllerMode ) { (void)ControllerId; (void)ControllerMode; } extern void CanIf_TxConfirmation(PduIdType CanTxPduId) { (void)CanTxPduId; CanIf_bTxFlag = TRUE; } extern void CanIf_RxIndication( const Can_HwType * Mailbox, const PduInfoType * PduInfoPtr ) { (void)Mailbox; (void)PduInfoPtr; CanIf_bRxFlag = TRUE; } 你能尝试排除 CanIf.c 吗?从路径中获取函数并在 main 函数内部声明? 此致, 朱利安 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 嗨@Julián_AragónM , 感谢您的澄清和持续支持。 根据您最新的指示,我: 在平台中断配置中安装了 FlexCAN 中断处理程序。 从CanHardwareObject > Can MainFunction RW Period Reference中删除了CanMainFunctionRWPeriods引用,因为正在使用中断模式。 代码重新生成后,配置成功完成,未出现验证错误。 我还参考了您分享的[RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCAN 中断/轮询示例,并将相应的设置应用到了我的 RTD 4.0.0 版本中。P19项目。 但是,配置成功生成后,我遇到了以下版本/链接器错误: 请问在 AUTOSAR CAN 示例中启用中断模式时,是否需要任何额外的CanIf 回调配置或应用程序级实现? 此致, 维尔 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 你好@Veereshh , 很高兴得知您的项目现在可以成功构建了。 第一个断开连接的问题似乎与“端口”驱动程序中的 UnTouchedPortPin 容器有关。在 RTD 4.0.0 及以下版本中,调试器引脚必须包含在 UnTouchedPortPin 容器内,以便保持连接。 摘自 PORT_UM.pdf: 为了能够使用调试功能,需要在端口驱动程序中使用机制 B 配置 JTAG 和 RESET 引脚。这意味着需要将以下引脚/功能添加到 UnTouchedPortPin 列表中: Reset_b 的 PortPin Mscr 设置为 5,SIUL2 实例设置为 SIUL2_0。 JTAG_TMS 的 PortPin Mscr 设置为 4,SIUL2 实例设置为 SIUL2_0。 JTAG_TDO 的 PortPin Mscr 设置为 10,SIUL2 实例设置为 SIUL2_0。 JTAG_TCK 的 PortPin Mscr 设置为 68,SIUL2 实例设置为 SIUL2_0。 JTAG_TDI 的 PortPin Mscr 设置为 69,SIUL2 实例设置为 SIUL2_0。 添加以下 4 个引脚即可: 4 10 68 69 至于“总线超重”的错误信息,可能是由多种原因造成的。请核对以下各项? S32K3 和 PCAN-USB 的 CAN 比特率相同(例如,500kbps 和 75% 采样点)。 CAN0_EN 和 CAN0_STB 引脚设置为高电平,从而启用板载 TJA1043 CAN 收发器。 CAN0_OUT 和 PCAN-USB 之间的连接正确。 此致, 朱利安 Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors 嗨,朱利安, 感谢您对 CanIf 短截线实现的解释。 我按照您的建议操作了:排除了CanIf.c从构建路径中,在 main.c 中声明了所需的CanIf 回调函数。做出这些更改后,项目构建成功,没有出现任何错误和警告。   然后我开始逐步调试。应用程序现在在端口初始化期间崩溃,具体发生在:   /* 初始化所有未使用的端口引脚 */ Port_Ipw_Init_UnusedPins(pConfigPtr);   内部: static inline void Port_Ipw_Init_UnusedPins(...)   调试器随后在以下位置中断:   在地址“0x0”处设置断点,此时没有可用的调试信息,或者在程序代码之外。   此外,PCAN-View 报告出现总线过载情况。 这是否表明端口配置(未使用的引脚配置)、中断配置或其他初始化步骤存在问题? 如有需要,我可以提供完整的项目供您审阅。 感谢您一直以来的支持。 顺祝商祺! 维尔
View full article
RW610:VIT v4.11.0 尽管模型初始化成功,但返回 INVALID_DEVICE 错误 — 硬件 ID 0x00 各位同事好, 我正在使用 RW610 MCU 将语音智能技术 (VIT) 内置到定制板中。模型加载成功,所有初始化 API 也都成功,但 VIT_Process() 返回 VIT_INVALID_DEVICE (11) 错误。 请确认以下 VIT 库是否支持我的 RW610 芯片,或者是否需要其他版本的库? 项目配置 MCU NXP RW610 芯片安装在定制板上 音频编解码器 MAX98089 IDE MCUXpresso IDE - 24.12.0 实时操作系统 FreeRTOS 调试输出 半托管printf VIT 代码包,软件包 版本/24.12.00/CortexM33-RW61X 库 libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.a 运行时报告的库版本 0x00040b00 — v4.11.0 VIT API 版本 0x00030400 运行时报告的模型版本 0x00040b00 — v4.11.0 已配置设备 VIT_RW610 ,数值为 9 工作模式 VIT_WAKEWORD_ENABLE 库来源: https://github.com/nxp-mcuxpresso/VIT/tree/release/24.12.00/CortexM33-RW61X 模型生成: 我使用 NXP 的在线模型生成工具,并按照以下设置生成了一个替换的英文模型: 门户中选择的设备:RW612 门户网站版本:24.12.00 我选择 RW612 是因为我在门户网站上没有看到 RW610 选项。 生成的 VIT_Model_en.h 文件声明版本为 v4.11.0。目前应用程序中仅启用了唤醒词识别功能。 VIT初始化顺序如下: 1. VIT_GetLibInfo() 2. VIT_SetModel() 3. VIT_GetModelInfo() 4. VIT_GetMemoryTable() 5. 分配对齐的、静态分配的内存区域。 6. VIT_GetInstanceHandle() 7. VIT_ResetInstance() 8. VIT_SetControlParameters() 9. VIT_GetStatusParameters() 10. 开始麦克风捕获并调用 VIT_Process()。 所有列出的初始化调用均成功。处理过程随后返回错误 11。 运行时日志: 【维生素信息】按钮请求:输入专属维生素/开始 [VIT 信息] 独占模式:应用程序任务已暂停,扬声器已停止;正在初始化 VIT [VIT 信息] 初始化:英文模型,仅唤醒词;堆内存=37904 [VIT 信息] 获取库信息成功 [VIT 信息] 库版本=0x00040b00 API=0x00030400 功能=0xe 通道=1 请求设备=9 [VIT 信息] 设置模型成功 [VIT 信息] 获取模型信息成功 [VIT 信息] VIT:可用唤醒词:嘿,护士 [VIT 信息] 获取内存表成功 [VIT 信息] 内存区域 0 需要 135934 字节,已保留 144460 字节 [VIT 信息] 内存区域 1 需要 135894 字节,已保留 157324 字节 [VIT 信息] 内存区域 2 需要 8854 字节,已保留 17644 字节 [VIT 信息] 内存区域 3 需要 47079 字节,已保留 49934 字节 [VIT 信息] 获取实例句柄成功 [VIT 信息] 重置实例成功 [VIT 信息] 设置控制参数成功 [VIT 信息] 获取状态参数成功 [VIT 信息] 实例:库=0x00040b00 模型=0x00040b00 选定设备=9 功能=0x4 [VIT 信息] 重置实例成功 [VIT 信息] VIT:正在监听,PCM48kHz 立体声通道 0 -> PCM16kHz 单声道 [VIT 错误] 进程失败:代码=11(无效设备);红色 LED 指示灯 = VIT 故障 [VIT 错误] RW61x 标识:地址=0x45001114 原始地址=0x00007102 掩码地址=0x00007100 库预期地址=0x00007000 [VIT 信息] VIT:已停止 设备检查观察 检查链接库的设备验证代码表明,对于设备 ID 9,它读取地址 0x45001114,清除最低八位,并将结果与 0x00007000 进行比较。 libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.a 是否支持在地址 0x45001114 返回 0x00007102 的 RW610 设备? 与 0x00007000 进行比较是否是此版本中已知的兼容性限制或问题? 我应该为这台 RW610 使用哪个 VIT 库版本和匹配的 API 头文件? 使用门户网站的 RW612 选择生成的模型是否支持 RW610,还是需要单独的 RW610 模型生成选项? 请告知支持的库/模型组合以及是否需要进一步诊断。 谢谢。
View full article
S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 および Can_Example_S32K344 の設定エラー コミュニティの皆様、こんにちは。 現在、 S32K344MINI-EVB (FRDM オートモーティブ 評価ボード)と協力しており、 NXP S32K3 ファミリをベースにしたカスタムプロジェクトの開発を始める前に、基本的なペリフェラル ドライバの実践形式の経験を積みたいと考えています。 開発環境 S32 Design Studio(S32DS)3.5.8 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19_D2403 EBトレソス29 現在の状況 以下のサンプルプロジェクトを正常にインポートして実行しました。 SIUL2_DIO_IP_Example_S32K344 Dio_Example_S32K344 AUTOSARおよび非AUTOSAR構成の両方で、プロジェクトは成功裏に建設され、S32K344MINI-EVBで期待された出力を生み出しました。 問題 次に、以下のCAN例プロジェクトをインポートしました。 FlexCAN_IP_Example_S32K344 Can_Example_S32K344 これらのプロジェクトの設定や構築中に、添付のスクリーンショットに示されたエラーに遭遇しました。 要求 どなたかアドバイスをいただけませんか: S32K344MINI-EVBには、基板固有の変更が必要ですか? FlexCAN、クロック、ピン、またはEBトレソの追加構成が必要ですか? これらのCAN例をMINI-EVBで動かすためのガイドはありますか? 添付のスクリーンショットは、設定/ビルド中に発生したエラーを示しています。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 ヴィール Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、 @Veereshh さん、 S32K344 EVBとFRDM-A-S32K344(旧S32K344MINI)のピン配置はほぼ同じです。 1. なし 2. はい。FlexCAN_IP_Example_S32K344およびCan_Example_S32K344プロジェクトはどちらもFlexCANを「ループバック」モードで構成しており、ピンは設定されておらず、FlexCAN_0は自身のメッセージをリッスンしています。 プロジェクトのMEX内では、以下のことを行う必要があります。 FlexCANの「ループバック」を「通常/ユーザーモード」に変更する Siul2_Port(またはMCALのPort)を追加し、PTA6とPTA7(FRDM-A-S32K344のCAN_HとCAN_L)の両方を設定します。 プロジェクトにポート初期化処理を追加してください。 FRDM-A-S32K344もまたTJA1043 CANトランシーバを使用しており、トランシーバを正常動作にするにはCAN_ENとCAN_STBをHIGHに設定する必要があります。これらはFRDMのユーザーマニュアルに記載されている通り、PTC21およびPTC20にルーティングされます。 これらはプロジェクト内でもHIGHに設定する必要があります。以下の例を参考にしてください:[RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCANの例割り込み/ポーリング。 これらはRTD 4.0.0ではなく、RTD 6.0.0に基づいていることに注意してください。 これを設定した後、J15.1 CANHとJ15.2 CANLを別のCANノード(PCAN USBアナライザーや別のMCUなど)に接続してCAN通信をテストできます。私が共有した例では、PCAN-USBアナライザーを使用しました。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは 情報がお役に立てて嬉しいです。 FlexCANを割り込み経由で動作させるには、割り込みハンドラをインストールする必要があります。 また、あなたが見ているエラーは、FlexCANドライバーがポーリングモードを使う場合、読み取りと書き込みの両方でCanMainFunctionRWPeriodsを指定しなければならないためです。割り込みモードを使用する場合、このコンテナは「CanHardwareObjetc > Can MainFunction RW Period Reference」から削除しなければなりません よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、ジュリアンさん。 サポートありがとうございます。あなたの指導のおかげで、元の設定問題を解決し、CANの例を作ることができました。同じ問題に直面している他のユーザーのために、ビルド手順とスクリーンショットを以下に共有しました。   もう一つ質問があります。Loopbackの例を成功裏に実行した後、 CAN_EN(PTC21) とCAN_STB( PTC20) を設定し、CAN構成を以下のように修正しました: 無効化 CAN ループバックモード CAN Rxプロセッシングタイプをポーリングから割り込みに変更 これらの変更後、検証エラー/ビルドエラーが発生します。 ポーリングモードから割り込みモードに切り替える際に、追加のFlexCAN、IntCtrl_Ip、NVIC、またはRTD固有の設定が必要かどうか教えていただけますか? 改めて、皆様の継続的なサポートに感謝いたします。 CAN例を成功裏に構築するための手順 Can_Example_S32K344プロジェクトをインポートします。 .mexファイルを開くファイル。 ピンツールが有効になっていない場合は有効にしてください。 機能グループを PortContainer_0_VS_0に改名。 設定: CAN0_RX → PTA6 CAN0_TX → PTA7 MCALの下にPORTモジュールを追加します。   PortPinの設定を行い、必要なMSCR値を割り当ててください。 コードを更新し、検証エラーを解決してください。 コードを生成し、プロジェクトをビルドします。 ボードをプログラムし、CANループバック通信を検証します。 よろしくお願いします、 ヴィール Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、 @Veereshh さん、 プロジェクトが正常にビルドされるようになったとのこと、良かったです。 最初の切断問題は「Port」ドライバーのUnTouchedPortPinコンテナに関するもののようです。RTD 4.0.0以降では、デバッガピンはUnTouchedPortPinコンテナ内に含めて接続を維持する必要があります。 PORT_UM.pdfより: デバッグ機能を使用するためには、JTAGピンとリセットピンをポートドライバで機構Bで設定する必要があります。つまり、以下のピン/機能がUnTouchedPortPinリストに追加される必要があります。 Reset_b の PortPin Mscr を 5 に設定し、SIUL2 Instance を SIUL2_0 に設定する JTAG_TMSのPortPin Mscrが4に設定され、SIUL2インスタンスがSIUL2_0に設定されている。 JTAG_TDOのPortPin Mscrが10に設定され、SIUL2インスタンスがSIUL2_0に設定されている。 JTAG_TCKのPortPin Mscrが68に設定され、SIUL2インスタンスがSIUL2_0に設定されている。 JTAG_TDIのPortPin Mscrが69に設定され、SIUL2インスタンスがSIUL2_0に設定されている。 以下の4本のピンを追加するだけで十分です。 4 10 68 69 Bus Heavyエラーメッセージについては、さまざまな理由が考えられます。以下の点を確認してもらえますか? CANビットレートはS32K3とPCAN-USBで同じです(例:500kbps、75%サンプルポイント)。 CAN0_ENおよびCAN0_STBピンはHIGHに設定されており、これによりTJA1043 CANトランシーバがオンボードに搭載されます。 CAN0_OUTとPCAN-USB間の接続は正常です。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、 @Veereshh さん、 CanIf(およびEthIf、WdgIf、LinIf、MemIfなど他のすべてのインターフェースAUTOSARモジュール)は「スタブ」モジュールとして提供されており、これは単なるプレースホルダーとして提供され、顧客アプリケーションや第三者スタック(例えばVector)によって上書きされる必要があります。 投稿された例では、CanIf.cファイルがビルドパスから削除され、CanIf APIがmain.c内で宣言されました。 /*======================================================================== * GLOBAL FUNCTIONS ==========================================================================*/ void CanIf_ControllerBusOff(uint8 ControllerId) { (void)ControllerId; } void CanIf_ControllerModeIndication(uint8 ControllerId, Can_ControllerStateType ControllerMode ) { (void)ControllerId; (void)ControllerMode; } extern void CanIf_TxConfirmation(PduIdType CanTxPduId) { (void)CanTxPduId; CanIf_bTxFlag = TRUE; } extern void CanIf_RxIndication( const Can_HwType * Mailbox, const PduInfoType * PduInfoPtr ) { (void)Mailbox; (void)PduInfoPtr; CanIf_bRxFlag = TRUE; } CanIf.cを除外してみてはどうでしょうか?パスから関数を宣言し、main関数内で関数を宣言する? よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、@Julián_AragónM さん。 ご説明と継続的なサポートに感謝します。 最新のご指示に従い、私は: プラットフォーム割り込み構成にFlexCAN割り込みハンドラをインストールしました。 CanHardwareObjectからCanMainFunctionRWPeriods参照を削除しました> Can MainFunction RWのピリオド参照を割り込みモードが使用されているためです。 コードを再生成したところ、検証エラーなく設定が正常に完了しました。 また、あなたが共有してくださった[RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCAN 割り込み/ポーリングの例も参照し、同等の設定を私のRTD 4.0.0に適用しました。P19プロジェクト。 しかし、設定ファイルが正常に生成された後、以下のビルド/リンカーエラーが発生しました。 AUTOSAR CANの例で割り込みモードを有効にする際に、追加の CanIfコールバック設定 やアプリケーションレベルの実装が必要かどうか教えていただけますか? よろしくお願いします、 ヴィール Re: S32K344MINI-EVB: FlexCAN_IP_Example_S32K344 and Can_Example_S32K344 Configuration Errors こんにちは、ジュリアンさん。 CanIfスタブの実装に関する説明をありがとうございました。 あなたの提案に従い、 CanIf.c を除外しました。ビルドパスから、必要なCanIf コールバックをmain.c で宣言します。これらの変更を加えた後、プロジェクトはエラーも警告も0件で正常にビルドされました。   それから、段階的にデバッグ作業を開始しました。アプリケーションはポート初期化中に、特に以下の場所で停止します。   /* 未使用のポートピンをすべて初期化します */ Port_Ipw_Init_UnusedPins(pConfigPtr);   内部: static inline void Port_Ipw_Init_UnusedPins(...)   デバッガーはその後、次の箇所で停止しました。   デバッグ情報がない、またはプログラムコード外のアドレス「0x0」でブレークします。   さらに、PCAN-Viewはバス負荷状態を報告しています。 これはポート設定(未使用ピンの設定)や割り込み設定、あるいは他の初期化ステップの欠落を示している可能性はありますか? 必要なら、レビューのためにプロジェクト全体をお見せします。 引き続きご支援いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 ヴィール
View full article