再会,
我的任务是表征和测试 NAFE33352,以便将来可能使用,但在以下数据表中,我很难理解或找到某些信息。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NAFE33352.pdf
到目前为止,在粗略浏览了最重要的功能之后,我还有以下问题/疑问,排名不分先后:
a) 7.6.3高压输入:
对于单端模拟测量,数据手册中指出 LVMUX 的配置方式如下:
高压输入正极:AI1P、Isense
高压输入正极:AI1N、Vsense
我在表 12 中找不到这些配置。稍加想象,第一个可能是 00010/b,假设 Vsense 是 VSNS。但第二种组合似乎并不存在。即使它们存在,我是否只需要将三个感知引脚接地即可?
除了以上方法,我还能如何测量 AI1P 和 AI1N 与 GND 的关系?我的应用需要两个单端通道。
b) 7.6.6低压多路复用器 (LV_MUX) 的模拟输入
表 12,VCM 是什么?图 1 中所示的 MUX 的 COM 输入是什么?COM 是差分 PGA 的共模输出电平吗?我可以将 COM 用作单端测量的参考吗?
c) 5 方框图
为什么每个多路复用器有 2 个 LS 输入,它们分别代表什么?如何将 DAC 和 VSENSE 的 AMP 输出端连接在一起?
d) 7.5.8电压源极性切换(交流激励)
VIEX_CHOP 发生了什么事?本节中只提到了两次,但从未说明在哪里可以找到它,以及应该在哪个寄存器中设置它。
e) 7.14 CMD_MM,多通道多读命令
我该如何配置各个寄存器?我可以从中选择哪些通道?这款芯片不仅有双通道ADC吗?我可以在哪里找到本节中提到的 CH_CONFIGx 寄存器?
表 20 中提到了 DATA0...DATA7,最多可表示 8 个通道,但没有提供更多信息说明其含义?表 12 中的组合是否被视为通道?
或许我要找的信息就在数据手册的某个地方,但即使是这样,它也隐藏得很深,或者使用了不同的术语/缩写,这使得查找起来更加令人困惑和困难。
如果我想使用这款集成电路,我需要尽快订购一块评估板,但由于还有太多疑问,而且我也不知道是否能够用这款芯片实现我想要的功能,所以我无法订购。简而言之,就是一个模拟输入和两个独立的模拟输入通道。
希望能尽快收到您的回复。此致,
卢卡斯
你好,
a) AI1P 和 AI1N 可用作两个独立的单端输入(IN_SEL = 00100 和 00101)。将外部信号返回端连接到 AGND。它们共用同一个模数转换器(ADC),因此测量是顺序进行的。有效的配置如下:
b)VCM 和 COM 是内部信号,不是外部参考引脚。对于单端测量,将信号返回端连接到 AGND。
c)这两个LS模块是正负MUX路径的内部电平转换器。它们不代表额外的外部输入。
d) 极性斩波功能通过 AI_CONFIG2 (0x22) 中的 AIO_CHOP[7:6] 进行配置。设置 AIO_CHOP = 11b 以使用两个平均 ADC 读数进行 DAC 极性斩波。
e) 该设备支持 8 个逻辑通道(CH0–CH7),共享同一个 ADC。每个逻辑通道都可以有自己的输入和 ADC 配置,通过 AI_MULTI_CH_EN 启用,并具有相应的 AI_DATA0–AI_DATA7 结果寄存器。
希望这能帮到你!