2418444_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2418444_ja-JP

2418444_ja-JP

セキュアプロビジョニングツール - イメージ構築エラー

こんにちは、SPTを使ってパッケージに署名しようとしています。

FCFB + DCD + IVT + app.bin (完全なブート可能なイメージ) を含むバイナリが 1 つあり、それに署名しようとしたところ成功しました。


しかし、IVTとapp.binのみを含むバイナリを選択した場合、なぜ「イメージのビルド」が無効になるのでしょうか?スクリーンショットも添付しました。

Re: Secure Provisioning Tool - Build image error

画像を添付しました。チェックしてください

Re: Secure Provisioning Tool - Build image error

こんにちは、 @Abhay2080 さん。

どのバージョンのSecure Provisioning Toolを使っているか教えていただけますか?

さらに、添付ファイルに記載されている画像を確認できません。もう一度アップロードしてみていただけますか?

よろしくお願いします、
パブロ

Re: Secure Provisioning Tool - Build image error

こんにちは、 @Abhay2080 さん。

あなたが共有してくれたバイナリを使ってSecure Provisioning Tool v26.09でいくつかのテストを実行したところ、以下の点に気づきました。

Secure Provisioning Tool User Guide v26.09のセクション5.2.2「ソース画像フォーマット」によると、S19ファイルに対してエントリポイントを明示的に指定できます。他の画像形式では、エントリポイントは割り込みベクターテーブルから取得されます(したがって割り込みベクターテーブルはアプリケーション画像の先頭にある必要があります)。

IVTやFCFBがない場合、ツールはアプリケーションコードの範囲外の0x601006C9にエントリポイントを検出します。さらに、開始アドレスは0x600D2D01から0x601006C9の範囲内にあることが想定されます。

Secure Provisioning Toolはアプリケーションイメージ内のオフセット0x4のエントリポイントを特定します。

エントリポイントを有効なアドレスに変更することで、画像を正常に構築できるかどうかテストしてもらえますか?

よろしくお願いします、
パブロ

Re: Secure Provisioning Tool - Build image errorはい、うまくいきました。ありがとうございます。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: