こんにちは、NXP チームの皆様、
現在、 S32K312 用のHSEファームウェアの開発に取り組んでいます 。HSEファームウェアの BINファイルは 入手済みです が、S32K312にファームウェアを書き込む正しい手順が分かりません。
PEmicro でBINをフラッシュしようとしました が失敗しました。 S32 Design StudioのIVT設定 も試しました が、S32K312を選択すると 「プロセッサのサポートなし」 と表示されました 。
既に利用可能なサンプルや投稿を確認しましたが、HSEファームウェアの書き込み手順でまだ行き詰まっています。
HSE BINファームウェアをS32K312にフラッシュし、HSEを稼働させるための正確かつ最短の手順 を教えていただけます か?
BINファイルをどこでどのようにフラッシュし、フラッシュ後に何をすべきか具体的にご案内してください.
(ビンファイルをZipファイルで添付していますので、確認してください
@nxp
よろしくお願いいたします。
ソヘル・ジャカティ
こんにちは、 @Mohmedsohel さん。
S32K3 MCUの汎用HSEデモ例に含まれているS32K344_HSE_FW_INSTALLデモは既に確認されましたか?
また、S32 Config ToolsのIVTツールを使ってみたともおっしゃっていましたね。ただし、このツールはS32K3デバイスには対応していません。S32K3の場合、IVTは.sのProject_Settings → Startup_Code → startup_cm7もとでS32DSプロジェクトで直接変更可能です
BR、VaneB