良い一日、
私の任務は、将来的にNAFE33352を使用する可能性を考慮して、その特性を評価し、テストすることですが、以下のデータシートに記載されている情報の一部が理解しにくく、見つけるのに苦労しています。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NAFE33352.pdf
これまで、最も重要な機能にざっと目を通しただけで、以下のような問題点/疑問点がいくつか浮かびました(順不同)。
a) 7.6.3HV入力:
シングルエンドアナログ測定の場合、データシートにはLVMUXを次のように構成すると書かれています:
HV入力ポジティブ:AI1P、Isense
HV入力ポジティブ:AI1N、Vsense
表12にはその構成が見つかりません。少し空想的に考えれば、最初のものは00010/bで、VsenseがVSNSだと仮定すると考えられます。しかし、2番目の組み合わせは存在しないようだ。たとえ存在したとしても、3つのSENSEピンをGNDに結びつければいいのでしょうか?
AI1PとAI1NをGNDと比べて、他にどのように測定できますか?私のアプリケーションにはシングルエンドチャネルが2つ必要です。
b) 7.6.6低電圧多重化器へのアナログ入力(LV_MUX)
表12、VCMとは何ですか?図1に示すMUXのCOM入力は?COMは、差動PGAのコモンモード出力レベルのことですか?COMをシングルエンドの測定基準として使えますか?
c) 5 ブロック図
なぜ1つのマルチプレクサに2つのLS入力があるのですか?また、それは何を意味するのですか?DACとVSENSEのAMPの出力はどのようにコネクテッドできますか?
d) 7.5.8電圧源の極性切り替え(交流励起)
VIEX_CHOPに何が起こったのですか?このセクションでは2回しか言及されていませんが、どこにあるのか、どのレジスタに設定すればよいのかは一切説明されていません。
e) 7.14 CMD_MM、マルチチャネルマルチリーディングコマンド
それぞれのレジスタはどう設定すればいいですか?どのチャンネルから選べますか?このチップは2チャネルADCだけ搭載していないのでしょうか?このセクションで言及されているCH_CONFIGxレジスターはどこで見つけられますか?
また、表20にはDATA0...最大8チャネルのDATA7についても記載されていますが、これ以上の情報はありません。これは何を意味するのでしょうか?表12の組み合わせはチャネルと見なされますか?
私が探している情報がデータシートのどこかにある可能性もありますが、たとえそうであっても、隠し方が多かったり、異なる用語や略語が使われているため、さらに混乱し、見つけにくくなります。
このICを使いたいなら、できるだけ早く評価ボードを注文する必要がありますが、未解決の疑問が多く、チップでできることが可能かどうかも分からないのでできません。要するに、アナログ入力が1つ、アナログ入力チャネルが2つ独立しています。
近いうちにご連絡いただけることを楽しみにしています。よろしくお願いします、
ルーカス
こんにちは、
a) AI1PとAI1Nは独立した単端入力(IN_SEL = 00100および00101)として使用可能です。外部信号の戻り線をAGNDに接続します。同じADCを共有しているので、測定は順番です。有効な設定は以下のとおりです。
b) VCMとCOMは内部信号であり、外部基準ピンではありません。シングルエンド測定の場合は、信号リターンをAGNDに接続してください。
c) 2つのLSブロックは、正および負のMUXパス用の内部レベルシフターです。これらは追加の外部入力を表すものではありません。
d) 極性チョッピング機能は、AI_CONFIG2 (0x22) の AIO_CHOP[7:6] で設定されます。2つの平均化されたADC読み取り値を使用してDACの極性チョッピングを行うには、AIO_CHOP = 11b に設定します。
e) デバイスは同じADCを共有する8つの論理チャネル(CH0–CH7)をサポートしています。各論理チャネルは独自の入力およびADC構成を持ち、AI_MULTI_CH_ENで有効化され、対応するAI_DATA0–AI_DATA7の結果レジスタを持ちます。
お役に立てば幸いです!