Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
DSP实现方式:微控制器或FPGA 大家好,我知道这个话题在这个子版块已经被反复讨论过了,但我只是想从这个领域的专家那里得到一些特定领域的建议。我想知道的是,如果我对通信领域的 DSP 应用感兴趣,并且想从事相关的实现工作,那么花时间学习微控制器编程是否值得?我是一名电子与计算机工程专业的本科生,所以我想知道我是否应该直接专注于FPGA,说实话,我对FPGA更感兴趣。我很困惑,因为我看到有人建议说,要使用现在越来越多地采用的片上系统 (SoC),确实需要具备嵌入式软件编程技能。 如果这个问题很重复,我真的非常抱歉!我一直没能找到关于此事的合适答案,现在我可能需要稍微调整一下优先事项。非常感谢您的建议! Re: DSP Implementation: Microcontrollers or FPGAs 你好@endros , 如果您主要对通信领域的 DSP 感兴趣,那么专注于 FPGA 绝对是值得的,特别是对于高吞吐量或实时实现而言。也就是说,掌握基本的嵌入式 C 技能仍然很有用,因为许多 SoC/FPGA 平台都涉及软件控制、驱动程序和系统集成。我会优先学习 FPGA/DSP 基础知识,但也会花足够的时间学习 MCU 编程,以便熟悉嵌入式工作流程。你不需要成为一名纯粹的嵌入式软件工程师,但也不应该完全忽视它。 希望对您有所帮助。 BR 塞莱斯特
查看全文
I.MX6 VPUエンコーディング機能 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> カメラ画像ストリームからH.264へのエンコードを行うためのi.mx6 VPUの評価を行っています。 私はi.MX6でのストリームエンコーディングは全くの初心者なので、センサの選択に惹かれました。私はその点に関して少し疑問を持っています。 1. VPUがH.264エンコーディングでサポートする最大解像度はどれくらいですか? 2. H.264エンコーディングにおいて、最大解像度でサポートされる最大フレームレートはどれくらいですか? 3. VPUがH.264エンコーディングでサポートする入力カラースペースは何ですか? 4. 例えば640×480ピクセルの解像度が低い場合、H.264エンコードで1920×1080ピクセルと比べてより高いフレームレートを得られるのでしょうか? 5. フレームレートはビットレートによって制限されますか? 6.IPUからVPUへストリームをルーティングしてエンコードすることは可能ですか? ありがとうございます グナ グラフィックスとディスプレイ i.MX6Quad Linux マルチメディア Yocto Project Re: I.MX6 VPU Encoding Features こんにちは、アルトゥール 1920x1080 30FPSの動画をデコードしながら、同時に1920x1080 30FPSの動画をエンコードすることは可能ですか?また、この情報が真実であるかどうかについて、文書に明記されていないのでしょうか? Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本当にありがとうございます Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 1.ホリソント解像度は1080ピクセルに制限されていますが、MJPEGのBPプロファイルでは最大8192x8192ピクセルまで画質が設定可能です。 2. ピクセル/秒と動作周波数の直接的な仕様はありません。さらに、VPUのスループットはエンコード処理とデコード処理で異なる。1つの1920x1080@30fpsストリームをエンコードし、1つの1920x1080@30fpsストリームと1つのD1@30fpsストリームをデコードすることができます。 アルトゥール Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> アルトゥール・ペトゥホフ、 ご回答ありがとうございます。 念のため確認ですが、VPUで1600 x 1200(UXGA)h264エンコーディングが@ 352Mhzでもできないということですか? VPUの動作周波数におけるスループットの計算方法は?266MHz動作時のスループットは約72,576,000ピクセル/秒だと読みました。これについて手伝ってもらえますか? Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Q1.VPUがH.264エンコードでサポートする最大解像度はどれくらいですか? Q2.H.264エンコーディングにおいて、最大解像度でサポートされる最大フレームレートはどれくらいですか? A1-2。i.MX6シリーズプロセッサのビデオ処理ユニット(VPU)は 最大1920x1080@30fpsの解像度/フレームレートでビデオストリームをエンコード/デコードします。 Q3.H.264エンコーディングにおいて、VPUがサポートする入力カラースペースは何ですか? A3. サポートされている入力カラースペースは、MJPEG コーデックを除き YUV4:2:0 です。 4:2:0、4:2:2、2:2:4、4:4:4、4:0:0をサポートしています。 Q4.例えば640×480ピクセルの解像度が低い場合、H.264エンコードで1920×1080ピクセルと比べてより高いフレームレートを得られるのでしょうか? A4. はい。 Q5.フレームレートはビットレートによって制限されますか? A5. エンコードされたビデオストリームのビットレートのことでしょうか?もしそうなら、答えはこうです:フレームレートとビットレートの間に直接的な関係はなく、結果となるビットレートは主に使用されるコーデックとエンコードプロファイルに依存します。 Q6.IPUからVPUへストリームをルーティングしてエンコードすることは可能ですか? A6. はい、システムメモリ内のフレームバッファを使用すれば可能です。例えば、IPUはカメラでキャプチャしたフレームをダブルバッファ方式を用いてシステムメモリに保存し、その後VPUがそこからフレームを取り出してエンコードする。 すてきな一日を、 アルトゥール ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:この記事があなたの質問への回答になっている場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ありがとう。私はそれを使って遊び始めました。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 答えは教えられない。 http://www.chipsnmedia.com/ に連絡してみて。 調べた参考文献も答えは出ていません。 http://www.chipsnmedia.com/data/goodsImages/1289972906&&CNM_Brochure_CODA960.pdf https://community.nxp.com/external-link.jspa?url=http %3A% 2F %2Fwww.chipsnmedia.com% 2Fsupport %2Fdown% 2Fcnm-codadx6-datashe… 船内で試してみることをおすすめします。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 杜武、 もしそうなら、640 x 480 @ 90fpsで実現することは可能でしょうか? ありがとうございます グナ Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> #1 最大ビットレートや最大クロック周波数は気にしません。 h264エンコードの場合、 1920*1080*30以下の通常の「幅*高さ*フレームレート」であれば問題ないと思います。 #2 i.MX プラットフォームにはDMAやキャッシュの整合性を扱う「物理メモリ 割り当てAPI」が必要です。 「IPU出力」と「VPU入力」が同じメモリと画像フォーマットを共有している場合、コピーや変換は不要です。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 杜武、 ご返信ありがとうございます。 いくつか疑問があります。 1.4と5については、 制限が幅×高さ×fpsの場合、VPUがサポートする最大ビットレートはどれくらいですか?ドキュメントには記載されていませんでした。私の知る限り、VPUの動作速度は最大352MHzまで上がることがあります。 2. 6の場合、 SDMAはこれに使えますか?はいの場合、何か制限事項はありますか? ありがとうございます グナ Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 略して: #1,2 1920x1080@30fps #3 YUV422(NV12)、YUV420 #4,5 制限値は「幅×高さ×フレームレート」だと思います。 #6 フォーマット変換かmemcpyが必要になるかもしれません。 詳細は以下をご覧ください。 http://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS&Parent_nodeId=1337699481071706174845&Parent_pageType…
查看全文
IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) Hello NXP team, I need help upgrading IMX95LPD5EVK-19CM from the factory BSP to LF_v6.18.2-1.0.0 for eIQ Neutron NPU YOLO inference. UUU eMMC flashing fails on both Linux and Windows with different libusb errors at SDPS:boot. Details below. --- ## 1. Hardware | Item | Detail | |------|--------| | Board | IMX95LPD5EVK-19CM (i.MX 95 19×19 EVK, SOM + baseboard) | | Yocto machine / hostname | imx95-a1-19x19-lpddr5-evk | | Silicon | i.MX 95 A1 | | Storage | 64 GB eMMC (factory pre-flashed Linux) | | Power | 12 V on J5, SW4 ON | | Debug | J31 USB-C → host (serial, 115200) | | Flash port | J8 USB1 OTG USB-C → host | | Camera | Logitech C920 on J7 (/dev/video13) | --- ## 2. Software versions ### Current (factory eMMC — Linux boots normally) | Component | Version | |-----------|---------| | BSP | LF6.12.34_2.1.0 | | Kernel | 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 | | Boot cmdline | root=/dev/mmcblk0p2 | | Neutron delegate | v1.0.0-be8bf399 | | libneutron_delegate.so | /usr/lib/libneutron_delegate.so | | Host converter (old) | eIQ Toolkit 1.17 / neutron-converter 2.1.3 | ### Target (downloaded, not yet flashed to eMMC) | Component | Version / file | |-----------|----------------| | BSP release | LF_v6.18.2-1.0.0 (SCR-6.18.2-1.0.0) | | Kernel (expected) | 6.18.2-1.0.0 | | Image package | LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 | | Boot image | imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all | | Rootfs | imx-image-full-imx95evk.wic (~11 GB) | | Neutron delegate (expected) | v1.0.0-7399a58e | | Host converter (ready on host) | eIQ Neutron SDK 3.0.1 (converter 3.0.1+0Xd5d7918e) | Reference: NXP forum engineer (Zhiming_Liu) validated YOLOv8m on i.MX95 with L6.18.2 + eIQ Neutron SDK 3.0.1 + delegate 7399a58e. --- ## 3. Application goal USB webcam person detection with YOLO (v8n / v11n) using: - INT8 TFLite export (Ultralytics) - neutron-converter --target imx95 - tflite_runtime + libneutron_delegate.so on board On current BSP (6.12.34): - NXP forum yolov8m_full_integer_quant_converted.tflite → SEGFAULT on NPU invoke (exit 139) - Custom yolov8n_neutron.tflite → invoke OK but 0 person detections - Headless backbone on NPU → constant garbage output (~1.13); CPU split pipeline works (56–90% detections) Conclusion: need L6.18.2 BSP on eMMC before NPU models converted with SDK 3.0.1 can be validated. --- ## 4. Host setup | Host | UUU version | Path | |------|-------------|------| | Ubuntu 24.04 (x86_64) | libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | /usr/local/bin/uuu | | Windows 10/11 | libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | uuu.exe (from mfgtools uuu_1.5.243 release) | Image directory on both hosts: LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 --- ## 5. Boot switch SW7 (per IMX95LPD5EVK-19CM QSG, 1=ON 0=OFF) | Mode | SW7-1 | SW7-2 | SW7-3 | SW7-4 | |------|-------|-------|-------|-------| | Serial Download (UUU) | 1 | 0 | 0 | 1 | | eMMC boot (normal) | 1 | 0 | 1 | 0 | eMMC boot (SW7=1010) works normally. Full power cycle performed before each SW7 change. --- ## 6. Flash procedure (eMMC via UUU) Board preparation (same for Linux and Windows): - SW7 = 1001 (Serial Download) - J8 (USB1 OTG) connected to host PC (not J31) - J31 connected for optional serial console - J5 12 V power connected - Board powered ON when uuu displays "Wait for Known USB Device" Command: uuu -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all imx-image-full-imx95evk.wic (Linux: sudo uuu ... | Windows: uuu.exe ... from image directory) --- ## 7. UUU errors — Linux (Ubuntu 24.04) sudo /usr/local/bin/uuu -b emmc_all \ imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all \ imx-image-full-imx95evk.wic Output: uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 Success 0 Failure 1 1:6-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all ... Notes: - lsusb briefly shows NXP USB device (1fc9:015d) in SDP mode - uuu sometimes prints "New USB Device Attached" then fails at SDPS: boot - Without sudo: permission denied (errno=13) - eMMC was not modified (flash did not complete) --- ## 8. UUU errors — Windows Host: Windows 10/11, PowerShell, uuu.exe 1.5.243 Working directory: C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 ### Attempt — flash_all (expected correct boot image) PS C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95> & '..\uuu (2).exe' -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all imx-image-full-imx95evk.wic uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 Success 0 Failure 1 1:3-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all ... Summary of USB errors across hosts: | Host | Boot image | libusb error | |------|------------|--------------| | Ubuntu 24.04 | flash_all | LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) | | Windows | flash_all | LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) | All failures occur at the same step: SDPS: boot (before eMMC write progress). --- ## 9. What works today - SW7=1010 → boots factory eMMC Linux (6.12.34) normally - SSH over eth0 works - USB webcam (/dev/video13) detected - libneutron_delegate.so present (be8bf399) - CPU-side inference validated; NPU output incorrect on current BSP --- ## 10. Questions for NXP 1. For SDPS:boot failures with uuu 1.5.243 on IMX95LPD5EVK-19CM (A1), device 1fc9:015d, SW7=1001, J8 — what causes LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) on Linux vs LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) / LIBUSB_ERROR_IO (-1) on Windows? 2. Are there known uuu 1.5.243 + IMX95 A1 compatibility requirements (driver, WinUSB/Zadig on Windows, udev rules on Linux)? 3. Confirm imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all + imx-image-full-imx95evk.wic is the correct pair for IMX95LPD5EVK-19CM eMMC flash (not sd-ecc unless ECC RAM). 4. Any known Neutron delegate differences between be8bf399 (6.12.34) and 7399a58e (6.18.2) affecting YOLOv8 INT8 models? 5. Is there an alternative supported method to flash L6.18.2 to eMMC if UUU USB path fails on both Linux and Windows? --- ## 11. Logs available on request - Full uuu verbose log: uuu -v -b emmc_all ... (Linux and Windows) - Host lsusb / Device Manager / dmesg when board enters SDP mode - Serial console log (factory eMMC boot — working) - Board: uname -r, strings libneutron_delegate.so, NPU test results on 6.12.34 Thank you for guidance on completing the eMMC upgrade to L6.18.2-1.0.0 for Neutron NPU development. Best regards Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) The A1 silicon of the i.MX 95 is no longer supported from our latest BSPs, 6.12.34 seems to be last one supporting A1. There is no workaround, you can't make the latest BSP work on A1 silicon, you need to upgrade your EVK with a new daughter card. The A1 silicon card is blue, the B0 silicon card is green. I didn't test a UUU download onto an old EVK using the 6.18.2 .wic image, but I expect that it fails the same way as it fails on your side. I'll do this in the next days. You could do a test with an SD-Card, program the .wic image on your PC to an SD-Card and try to run it on your EVK with boot mode set to SD-Card. Regards, Bernhard. Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) Hello, Thanks for response. i have another query regrading same board. I am trying to run an M7 application on IMX95LPD5EVK-19 following AN14748, but I cannot flash flash.bin with UUU. The board is detected briefly, then SDPS boot fails immediately. Hardware: IMX95LPD5BB-19 REV A1 (2024 NXP B.V.) Boot switch (SW7[1:4]): 1001 (Serial Download) Target: eMMC Host: Ubuntu Linux UUU: libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 SDKs tried (MCUXpresso SDK Builder): SDK_26.06.00_IMX95LPD5EVK-19 SDK_2.15.000_IMX95LPD5EVK-19 Both produce the same result. Command: cd IMX95LPD5EVK/build_/tmp/deploy/images/imx95-a1-19x19-lpddr5-evk sudo uuu -b emmc flash.bin   Error: Success 0 Failure 1 1:2-E3C50910 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: boot -f flash.bin   Steps followed (per AN14748): Set SW7 = 1001 with board powered off Connect USB to host Run sudo uuu -b emmc flash.bin Power-cycle board Fails at SDPS boot every time Questions: Which MCUXpresso SDK version is validated for IMX95LPD5BB-19 REV A1 M7 flashing? Is build target imx95-a1-19x19-lpddr5-evk correct for this hardware? Any known UUU issues or extra steps beyond AN14748 for this board revision? Should I use -b emmc or -b sd first, and which USB port should be used?
查看全文
IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Hi, The IMXRT EDMA API in the SDK seems to handle "happy case" interrupts correctly.  However, there doesn't seem to be any provision for handling error interrupts.  Not only that, but it appears there is one global DMA_ERROR_IRQHandler for all DMA.  So if you're using both DMA0 and DMA1, when things are "happy" the DMA0/DMA1 IRQHandler would be called and the SDK can distinguish which DMA got the happy interrupt.  However, if there's a DMA error, since there's one global error interrupt handler, there's no easy way to know which DMA (0 or 1 or whatever) the error happened on. As in my previous question about LPUART error IRQ handling.  Why isn't this baked into the SDK to handle DMA errors and call appropriate callbacks?  Now I have to figure out how to determine which DMA the error is on by hand and call special handling outside the SDK instead of just having it call a callback for me. For an SDK that is supposed to be usable in production code, there seem to be a lot of missing robustness features, and I'm betting most people are just assuming these errors are handled under the hood by the SDK, and they don't think about the fact that they really aren't. -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Dear @nxp16 , Which i.MX RT device are you using? When you mention DMA0 and DMA1, are you referring to two DMA channels rather than two DMA controller peripherals? Not all i.MX RT devices have two eDMA controllers. For example: i.MX RT1180 contains two eDMA controllers. In the startup file (for example, startup_mimxrt1189_cm33.c), you can find two DMA error handlers: DMA_ERROR_IRQHandler and DMA4_ERROR_IRQHandler. i.MX RT1050 contains only one eDMA controller. In the startup file (for example, startup_mimxrt1052.c), there is only one DMA error handler: DMA_ERROR_IRQHandler. In general, DMA errors are relatively infrequent events. From the hardware architecture perspective, channel error status is aggregated into a module-level error request, which triggers the DMA error interrupt. Therefore, the software must examine each channel's error status register (for example, CHn_ES) to determine which specific channel caused the error. Best Regards, Shelly Zhang Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Sorry, I meant channel.  I'm using IMXRT1172. Wouldn't DMA errors occur if there was a problem with whatever peripheral it was being used with?  I.e. if it was LPSPI with DMA wouldn't any SPI errors cause a DMA error?  If not, then do SPI errors when using DMA trigger a SPI error interrupt? Thanks, -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK I figured as much.  In that case, the SDK's transfer API is even less robust.  Having to handle peripheral and DMA errors outside the SDK requires quite a bit of extra work, including somewhat hacky overriding of the default IRQ handlers and making sure they still call into the SDK handlers after processing any errors.  The fact that this stuff isn't part of the SDK transfer API is very discouraging. Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Dear @nxp16 , No. A peripheral error occurring while using DMA does not necessarily mean that the DMA controller itself will report an error. In most cases, SPI errors and DMA errors are handled by two separate status and interrupt mechanisms. DMA reports only DMA-, bus-, or transfer-layer errors. Protocol-level or FIFO-related errors in LPSPI should be handled through the LPSPI peripheral's own status flags and error interrupts. Operating in DMA mode does not automatically convert all SPI errors into DMA errors. Best Regards, Shelly Zhang Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Dear @nxp16 , I understand your concern, and I agree that handling peripheral error conditions separately from the SDK transfer API can increase the amount of application-level code required. Thank you for the feedback. I will pass your comments to the SDK team. Best Regards, Shelly Zhang Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Actually, it's worse than I thought.  Using the EDMA LPSPI transfer API makes it impossible to catch SPI errors because the function that LPSPI_MasterTransferEDMA calls, LPSPI_PrepareTransferEDMA. disables ALL SPI interrupts.  So it's impossible to enable the error interrupts before calling it, because it disables them again, and it's too late afterward because the SPI EDMA transfer is already taking place.  This is a major bug in this API. -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Yes, that is exactly what I had to do for now as a workaround.  However, editing the SDK files is not really a good solution, as they can change on update of the SDK unfortunately. Thanks, -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK Dear @nxp16 , Thank you for pointing this out. I checked the implementation of LPSPI_PrepareTransferEDMA(LPSPI_Type *base),  and I do see that it calls LPSPI_DisableInterrupts(base, (uint32_t)kLPSPI_AllInterruptEnable): ShellyZhang_0-1784514572337.png As a workaround, you may consider modifying this section of the driver so that it does not disable the Transmit Error Interrupt and Receive Error Interrupt. In other words, instead of disabling kLPSPI_AllInterruptEnable , only disable the interrupts that are required for the EDMA transfer operation while keeping the error interrupts enabled. You can try removing LPSPI_IER_TEIE_MASK and LPSPI_IER_REIE_MASK. ShellyZhang_1-1784514923801.png
查看全文
Config Tools for i.MX Config Tools for i.MX 26.06  in this tool i.mx952 not working also 95 , error : cannot download the processor database. Re: Config Tools for i.MX Hi @onkarbhalerao, Thank you for contacting NXP Support. I have tested this on my side and did not observe any issues. Could you please double check your internet connection and try again? If the issue persists, you can manually download the required files using the MCUXpresso SDK Builder Best regards, Chavira
查看全文
I.MX6 VPU Encoding Features We are evaluating i.mx6 VPU for encoding to H.264 from camera image stream. As I am totally new to stream encoding in i.MX6, I am struck in choosing sensor. I am I have some doubts on that front. 1. What is the maximum resolution supported by VPU for H.264 encoding? 2. What is the maximum frame rate supported at maximum resolution for H.264 encoding? 3. What are input color space supported by VPU for H.264 encoding? 4. If you have less resolution say 640*480 pixels, can we get more frame rate compared to 1920*1080 pixels for H.264 encoding? 5. Is frame rate is limited by bit rate? 6. Is it possible to route stream from IPU to VPU for encoding? Thanks, Guna Graphics & Display i.MX6Quad Linux Multimedia Yocto Project Re: I.MX6 VPU Encoding Features Hi Artur is it possible to encode 1920x1080 30 FPS video while 1920x1080 30FPs video is decoded? Also no document specify this information if its true? Re: I.MX6 VPU Encoding Features Thank you so much Re: I.MX6 VPU Encoding Features 1. The horisontal resolution is limited to 1080 pixels except of the MJPEG BP profile where the maximum picture size can be up to 8192x8192 pixels. 2. There is no direct pixels/s vs operating frequency specification. Moreover, the VPU throughput is different for encoding and decoding operations. It can encode one 1920x1080@30fps stream and decode one 1920x1080@30fps stream plus one D1@30fps stream. Artur Re: I.MX6 VPU Encoding Features Artur Petukhov, Thank you for the response. Just to clarify, Does it mean that I cannot do 1600 x 1200 (UXGA) h264 encoding with VPU even if it runs @ 352Mhz? How to calculate the throughput for VPU operating frequency?. I read for 266Mhz operating the throughput is around 72,576,000 pixels/s. Can you help me on this? Re: I.MX6 VPU Encoding Features Q1. What is the maximum resolution supported by VPU for H.264 encoding? Q2. What is the maximum frame rate supported at maximum resolution for H.264 encoding? A1-2. The Video Processing Unit (VPU) of i.MX6 series processors can encode/decode a video streams at up to 1920x1080@30fps resolution/frame rate. Q3. What are input color space supported by VPU for H.264 encoding? A3. Supported input color space is YUV4:2:0 except of the MJPEG codec that supports 4:2:0, 4:2:2, 2:2:4, 4:4:4 and 4:0:0. Q4. If you have less resolution say 640*480 pixels, can we get more frame rate compared to 1920*1080 pixels for H.264 encoding? A4. Yes. Q5. Is frame rate is limited by bit rate? A5. Do you mean the bit rate of encoded video stream? If so, the answer is: there is no direct relation between frame rate and bit rate, the resulting bit rate mostly depends on the codec and encoding profile used. Q6. Is it possible to route stream from IPU to VPU for encoding? A6. Yes, it is possible using the frame buffer in system memory. For example, IPU stores the frames, captured by camera, to system memory using the double-buffer scheme, then VPU takes the frames to encode from there. Have a great day, Artur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: I.MX6 VPU Encoding Features Thank you. I am started playing with that. Re: I.MX6 VPU Encoding Features I can't give you the answer, you can contact the http://www.chipsnmedia.com/. All the reference I searched can't answer it either. http://www.chipsnmedia.com/data/goodsImages/1289972906&&CNM_Brochure_CODA960.pdf https://community.nxp.com/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwww.chipsnmedia.com%2Fsupport%2Fdown%2Fcnm-codadx6-datashe… I suggest you try it on board. Re: I.MX6 VPU Encoding Features Du wu, If that's the case, then is it possible to do 640 x 480 @ 90 fps? Thanks, Guna Re: I.MX6 VPU Encoding Features #1 I don't care the maximum bitrate or maximum clock freq, I just think any regular "width*height*fps" under "1920*1080*30" will be ok for h264 encoding. #2 The i.MX platform must have "physical memory allocator api" which handle DMA and cache coherent. If "IPU output" and "VPU input" share the same memory and the same image format, no copy or convertion is required. Re: I.MX6 VPU Encoding Features Du wu, Thank you for the reply. I have some doubts, 1. For 4 &5,       If the limit is width * height * fps, then what is the maximum bit rate supported by VPU?.I cound not find that in their doc. As far as I know, the speed of operation of VPU can go up to 352Mhz. 2. For 6,         Can SDMA be used for this? If Yes, Is there any limitation with that? Thanks, Guna Re: I.MX6 VPU Encoding Features for short: #1,2 1920x1080@30fps #3 YUV422(NV12), YUV420 #4,5 i think the limit is "width*height*fps". #6 i think you may need format convertion or memcpy. for detail: http://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS&Parent_nodeId=1337699481071706174845&Parent_pageType…
查看全文
S32K358 SWAP ABのMCAL-XDRC構成 以下の3つの質問に答えるのを手伝ってください。 1. 現在、SWAP機能を使用する必要があります。RMモジュール内のXDRCメモリ構成において、フラッシュBブロック:0x800000-0xbffffffを定義する必要はありますか? 2. HSEが占有しているフラッシュメモリ領域0x7D4000-0x7FFFFFをメモリ構成から削除する必要がありますか? 3. core0をOSを実行するプライマリコア、core2をアルゴリズムを実行するセカンダリコアと定義します。次に、Domain_Assgnment_0にCM7_0、CM7_1、GMAC、uSDHC、eDMAを割り当て、Domain_Assgnment_1にCM7_2を割り当てました。これは正しいでしょうか?実際のアプリケーションでは、使用されていないマスターコアを構成から省略できますか? Re: S32K358 SWAP AB的MCAL-XDRC配置 こんにちは、@scott071209 1.アプリケーションまたはブートローダーは、パッシブパーティション内の画像の詳細を消去、プログラム、検証、読み込みを行う必要があります。つまり、パッシブパーティションもXRDCでカバーされる必要があるということだ。 2. AB_SWAPファームウェアの場合、XRDCはリセット時に自動的に設定され、HSE FWアクティブフラッシュエリア、HSE FWパッシブフラッシュエリア、HSE FWデータフラッシュ、HSE UTESTエリアを保護します。この目的にはディスクリプタ12〜15が使われ、この構成はロックされているため、ユーザーが変更することはできません。詳細はHSEファームウェアのリファレンスマニュアルのセクションで確認できます: “14.6.3.3デフォルトのMRC 0構成(AB_SWAP)」 したがって、HSE資源を自社のXRDC構成でカバーする必要はありません。 3. はい、そのようなセットアップを利用できます。マスターが使われていない場合は、設定で省略できます。 ただし、HSEを使用する場合は、ドメイン3もHSE用に構成する必要があります。これはHSEリソースを保護するためではなく、HSEにユーザーデータへのアクセス権を与え、暗号操作を行うためのものです。 S32K358には4つのドメインがあり、HSEは常に利用可能な最高位のドメインに割り当てられます。S32K358の場合はドメイン3です。これは固定されているので、変更できません。RTDの新しいバージョンでは、HSEマスターはXRDC構成でリストにすら含まれていません。なぜなら再構成ができないからです。ドメイン3にHSEのみを配置したい場合は、このドメインにマスターを割り当てる必要はありません。HSE(健康・安全・環境)は既に自動的に組み込まれています。 以前のRTDバージョンでは、HSEを他のドメインに割り当てることが可能でしたが、そのような設定は効果がありませんでした。そのため、削除されました。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
查看全文
面向 i.MX 的配置工具 此工具中的 i.MX 26.06 配置工具 i.mx952 也无法工作,错误为:无法下载处理器数据库。 Re: Config Tools for i.MX 你好@onkarbhalerao , 感谢您联系恩智浦技术支持。 我这边已经测试过了,没有发现任何问题。 请您检查一下网络连接,然后重试。 如果问题仍然存在,您可以使用MCUXpresso SDK Builder手动下载所需文件。 此致, 查维拉
查看全文
IMXRT EDMAエラーIRQハンドラはSDKには実装されていません こんにちは、 SDK内のIMXRT EDMA APIは「ハッピーケース」割り込みを正しく処理しているようです。しかし、エラー割り込みを処理するための仕組みは見当たらないようだ。それだけでなく、すべてのDMAに対して1つのグローバルなDMA_ERROR_IRQHandlerが存在するようです。例えばDMA0とDMA1の両方を使っている場合、状況が「良好」な状態にあるときにDMA0/DMA1のIRQHandlerが呼び出され、SDKがどのDMAがハッピーインタラプトを受け取ったかを識別できます。しかし、DMAエラーが発生した場合、グローバルなエラー割り込みハンドラが1つしかないため、どのDMA(0、1、またはその他)でエラーが発生したかを簡単に知る方法はありません。 以前の質問で、LPUARTエラーIRQ処理について質問したのと同様です。なぜこれがSDKに組み込まれていて、DMAエラーを処理したり適切なコールバックを呼び出したりしないのでしょうか?今は、エラーがどのDMAにあるかを手作業で特定し、SDK外の特別な処理を呼ぶ方法を考えなければなりません。単にコールバックを呼んでもらうのではなく。 本番コードで使えるはずのSDKにしては、堅牢性の機能が欠けているように思えますし、多くの人はこれらのエラーがSDKによって処理されていると思い込んでいて、実際にはそうではないという事実を考えていないのだと思います。 -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK @nxp16様、 どのi.MX RTデバイスをお使いですか?DMA0とDMA1の話ですが、2つのDMAコントローラペリフェラルではなく、2つのDMAチャネルのことを指していますか? すべての i.MX RTデバイスに2つのeDMAコントローラーがあるわけではありません。例えば: i.MX RT1180には2つのeDMAコントローラが含まれています。スタートアップファイル(例:startup_mimxrt1189_cm33.c)には、DMA_ERROR_IRQHandlerとDMA4_ERROR_IRQHandlerの2つのDMAエラーハンドラがあります。 i.MX RT1050にはeDMAコントローラが1つしかありません。起動ファイル(例えば、startup_mimxrt1052.c)では、DMAエラーハンドラはDMA_ERROR_IRQHandlerという1つだけです。 一般的に、DMAエラーは比較的まれなイベントです。ハードウェアアーキテクチャの観点からは、チャネルエラーの状態はモジュールレベルのエラー要求に集約され、DMAエラー割り込みを引き起こします。したがって、ソフトウェアは各チャネルのエラーステータスレジスタ(例えばCHn_ES)を調べ、どの特定のチャネルがエラーを引き起こしたかを特定しなければなりません。 よろしくお願いいたします。 シェリー・チャン Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK すみません、チャネルのことを言いました。私はIMXRT1172を使用しています。 もし使っていた周辺機器に問題があった場合、DMAエラーは起こるのではないでしょうか?つまり、LPSPIとDMAを組み合わせた場合、SPIエラーが発生するとDMAエラーも発生するのではないでしょうか?そうでない場合、DMA使用時のSPIエラーはSPIエラー割り込みをトリガーしますか? ありがとうございます -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK @nxp16様、 いいえ。DMA使用中に周辺エラーが発生しても、必ずしもDMAコントローラ自体がエラーを報告するわけではありません。ほとんどの場合、SPIエラーとDMAエラーは2つの別々のステータスおよび割り込み機構で処理されます。 DMAは、DMA、バス、または転送層のエラーのみを報告します。LPSPIにおけるプロトコルレベルまたはFIFO関連のエラーは、LPSPIペリフェラル自身のステータスフラグやエラー割り込みを通じて処理されるべきです。DMAモードで動作させた場合でも、すべてのSPIエラーが自動的にDMAエラーに変換されるわけではありません。 よろしくお願いいたします。 シェリー・チャン Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK やはりそうだったか。その場合、SDKの転送APIはさらに堅牢性が低くなります。SDK外でペリフェラルやDMAエラーを処理しなければならない場合、デフォルトのIRQハンドラをやや巧妙にオーバーライドしたり、エラープロセッシング後もSDKハンドラーに呼び出すようにするなど、かなりの追加作業が必要です。これらの機能がSDKの転送APIに含まれていないのは非常に落胆します。 Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK @nxp16様、 ご懸念は理解できますし、SDKトランスファーAPIと別にペリフェラルエラーを扱うことで必要なアプリケーションレベルのコード量が増えることに同意します。ご意見ありがとうございます。皆さんのご意見はSDKチームにお伝えします。 よろしくお願いいたします。 シェリー・チャン Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 実際は、思っていたよりもひどい。EDMA LPSPI転送APIを使用すると、LPSPI_MasterTransferEDMAが呼び出す関数LPSPI_PrepareTransferEDMAがすべてのSPI割り込みを無効にするため、SPIエラーを捕捉できなくなります。そのため、エラー割り込みを呼び出し前に有効にすることは不可能で、再度無効化され、SPI EDMA転送がすでに進行中なので遅すぎます。これはこのAPIの重大なバグです。 -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK はい、今のところはそれが回避策として私が取らざるを得なかった方法です。しかし、SDKファイルの編集はあまり良い解決策ではありません。残念ながらSDKの更新時にファイルが変更される可能性があるからです。 ありがとうございます -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK @nxp16様、 ご指摘ありがとうございます。 LPSPI_PrepareTransferEDMA(LPSPI_Type *base)の実装を確認したところ、LPSPI_DisableInterrupts(base, (uint32_t)kLPSPI_AllInterruptEnable)が呼び出されていることが分かりました。 ShellyZhang_0-1784514572337.png 回避策として、このドライバのセクションを変更して、送信エラー割り込みや受信エラー割り込みを無効化しないようにすることも検討できます。つまり、 kLPSPI_AllInterruptEnable を無効にするのではなく、EDMA転送操作に必要な割り込みのみを無効にし、エラー割り込みは有効のままにする。 LPSPI_IER_TEIE_MASKを外してみてLPSPI_IER_REIE_MASKてみてください。 ShellyZhang_1-1784514923801.png
查看全文
i.MX8M Plus DDR4-3200 EVK Design file and DDR4 layout guide Hi , We want to design our product with i.MX8M Plus+DDR4.  Can NXP provide the design file(sch & .brd) of i.MX8M Pluse+DDR4-3200 and DDR4 layout giude doc to us? Re: i.MX8M Plus DDR4-3200 EVK Design file and DDR4 layout guide I am working on same approch.  FYI. The AI Robot Platform Based on i.MX 8M Plus  The "I-MX8MPLUS-ALROBOT-FORM" is DDR4 reference design.  You have to contact NXP to get access to those.  Re: i.MX8M Plus DDR4-3200 EVK Design file and DDR4 layout guide @seungyeon I already email and attach it to you, please have a check.
查看全文
SDK 中未实现 IMXRT EDMA 错误 IRQ 处理程序。 您好, SDK 中的 IMXRT EDMA API 似乎能够正确处理“正常情况”中断。然而,似乎没有任何处理错误中断的机制。不仅如此,似乎所有 DMA 都只有一个全局的 DMA_ERROR_IRQHandler。因此,如果您同时使用 DMA0 和 DMA1,当一切正常时,DMA0/DMA1 IRQHandler 将被调用,SDK 可以区分哪个 DMA 收到了正常中断。但是,如果出现 DMA 错误,由于只有一个全局错误中断处理程序,因此没有简单的方法可以知道错误发生在哪个 DMA(0 或 1 或其他)上。 就像我之前关于 LPUART 错误 IRQ 处理的问题一样。为什么 SDK 没有内置处理 DMA 错误并调用相应回调的功能?现在我必须手动确定错误发生在哪个 DMA 上,并在 SDK 之外调用特殊处理,而不是让它为我调用回调。 对于一个本应在生产代码中使用的 SDK 来说,似乎缺少很多健壮性功能,我敢打赌大多数人只是假设这些错误是由 SDK 在底层处理的,而没有考虑到它们实际上并没有被处理。 -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 尊敬的@nxp16 , 您使用的是哪款 i.MX RT 设备?当您提到 DMA0 和 DMA1 时,您指的是两个 DMA 通道,还是两个 DMA 控制器外设? 并非所有 i.MX RT 设备都具有两个 eDMA 控制器。例如: i.MX RT1180 包含两个 eDMA 控制器。在启动文件(例如 startup_mimxrt1189_cm33.c)中,您可以找到两个 DMA 错误处理程序:DMA_ERROR_IRQHandler 和 DMA4_ERROR_IRQHandler。 i.MX RT1050 仅包含一个 eDMA 控制器。在启动文件(例如 startup_mimxrt1052.c)中,只有一个 DMA 错误处理程序:DMA_ERROR_IRQHandler。 一般来说,DMA 错误是相对不常发生的事件。从硬件架构的角度来看,通道错误状态被聚合为模块级错误请求,从而触发 DMA 错误中断。因此,该软件必须检查每个通道的错误状态寄存器(例如,CHn_ES),以确定哪个特定通道导致了错误。 顺祝商祺! 张雪莉 Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 抱歉,我指的是频道。我使用的是 IMXRT1172。 如果与之连接的外设出现问题,难道不会发生DMA错误吗?也就是说,如果是 LPSPI 和 DMA,那么任何 SPI 错误都会导致 DMA 错误吗?如果不是,那么在使用DMA时,SPI错误是否会触发SPI错误中断? 谢谢! -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 尊敬的@nxp16 , 不。在使用DMA时发生的外围设备错误并不一定意味着DMA控制器本身会报告错误。大多数情况下,SPI 错误和 DMA 错误由两个独立的状态和中断机制处理。 DMA 只报告 DMA 层、总线层或传输层错误。LPSPI 中的协议级或 FIFO 相关错误应通过 LPSPI 外设自身的状态标志和错误中断来处理。以 DMA 模式运行并不会自动将所有 SPI 错误转换为 DMA 错误。 顺祝商祺! 张雪莉 Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 我猜也是这样。在这种情况下,SDK 的传输 API 就更不可靠了。必须在 SDK 之外处理外围设备和 DMA 错误,这需要相当多的额外工作,包括对默认 IRQ 处理程序进行一些变通的覆盖,并确保它们在处理任何错误后仍然调用 SDK 处理程序。令人沮丧的是,这些内容并未包含在 SDK 传输 API 中。 Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 尊敬的@nxp16 , 我理解您的担忧,我也同意将外围错误状态的处理与 SDK 传输 API 分开处理可能会增加所需的应用程序级代码量。感谢您的反馈。我会将您的意见转达给SDK团队。 顺祝商祺! 张雪莉 Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 实际上,情况比我想象的还要糟糕。使用 EDMA LPSPI 传输 API 无法捕获 SPI 错误,因为 LPSPI_MasterTransferEDMA 调用的函数LPSPI_PrepareTransferEDMA会禁用所有 SPI 中断。因此,在调用它之前不可能启用错误中断,因为它会再次禁用它们,而之后就太晚了,因为 SPI EDMA 传输已经开始了。这是该API的一个重大漏洞。 -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 是的,这正是我目前不得不采取的权宜之计。然而,编辑 SDK 文件并不是一个好的解决方案,因为不幸的是,它们可能会随着 SDK 的更新而改变。 谢谢! -m Re: IMXRT EDMA error IRQ handler is not implemented in the SDK 尊敬的@nxp16 , 谢谢你指出这一点。 我检查了LPSPI_PrepareTransferEDMA(LPSPI_Type *base) 的实现,发现它调用了LPSPI_DisableInterrupts(base, (uint32_t)kLPSPI_AllInterruptEnable): ShellyZhang_0-1784514572337.png 作为一种变通方法,您可以考虑修改驱动程序的这一部分,使其不禁用发送错误中断和接收错误中断。换句话说,不要禁用 kLPSPI_AllInterruptEnable ,而只需禁用 EDMA 传输操作所需的中断,同时保持错误中断启用即可。 您可以尝试移除LPSPI_IER_TEIE_MASK 和 LPSPI_IER_REIE_MASK。 ShellyZhang_1-1784514923801.png
查看全文
MCAL-XDRC Configuration of S32K358 SWAP AB Please help me answer these three questions: 1. I currently need to use the SWAP function. In the XDRC memory configuration within the RM module, do I still need to define the flash B-block: 0x800000-0xbfffff? 2. Does the flash space 0x7D4000-0x7FFFFF occupied by HSE need to be deleted from the memory configuration? 3. I define core0 as the primary core, running the OS, and core2 as the secondary core, running algorithms. Then, I allocated CM7_0, CM7_1, GMAC, uSDHC, and eDMA in Domain_Assgnment_0; and allocated CM7_2 in Domain_Assgnment_1. Is this correct? In practical applications, can the unused master core be omitted from the configuration? Re: S32K358 SWAP AB的MCAL-XDRC配置 Hi @scott071209  1. The application or bootloader will need to: erase, program, validate and read details about the image in passive partition. That means passive partition should be also covered by XRDC. 2. In case of AB_SWAP firmware, XRDC is automatically configured during reset to protect HSE FW active flash area, HSE FW passive flash area, HSE FW data flash and HSE UTEST area. Descriptors 12-15 are used for this purpose and this configuration is locked, so it can’t be modified by user. Details can be found in HSE Firmware reference manual in section: “14.6.3.3 Default MRC 0 configuration (AB_SWAP)” So, you don’t need to cover HSE resources by your own XRDC configuration. 3. Yes, you can use such setup. If a master is not used, you can omit it in the configuration. But if you use HSE, you will need to configure also domain 3 for HSE. This is not to protect HSE resources, this is to give access rights to HSE to access user data to be able to perform cryptographic operation. S32K358 has four domain and HSE is always assigned to highest available domain. In case of S32K358, it’s domain 3. It’s hardwired, this cannot be changed. In newer version of RTD, HSE master is not even available in the list in XRDC configuration because it can’t be reconfigured. If you want to have only HSE in domain 3, you do not need to assign any master to this domain. HSE is already there automatically. In older RTD versions, it was possible to assign HSE to other domains but such configuration had no effect. Therefore it was removed. Regards, Lukas
查看全文
i.MX用設定ツール このツールの i.MX 26.06 設定ツール i.mx952 も動作しません。エラー:プロセッサデータベースをダウンロードできません。 Re: Config Tools for i.MX こんにちは、 @onkarbhalerao さん。 NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。 こちら側でテストしてみましたが、特に問題は確認されませんでした。 インターネット接続をもう一度確認して、もう一度お試しいただけますか? 問題が続く場合は、MCUXpresso SDK Builderを使って必要なファイルを手動でダウンロードできます よろしくお願いします、 チャビラ
查看全文
I.MX6 VPU 编码特性 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我们正在评估 i.mx6 VPU 对从摄像头图像流编码为 H.264 的性能。 由于我对 i.MX6 的流媒体编码完全不熟悉,所以在选择传感器时遇到了困难。我对此有些疑问。 1. VPU 对 H.264 编码支持的最大分辨率是多少? 2. H.264 编码在最高分辨率下支持的最大帧速率是多少? 3. VPU 支持的 H.264 编码输入色彩空间有哪些? 4. 如果分辨率较低,例如 640*480 像素,与 1920*1080 像素相比,H.264 编码能否获得更高的帧速率? 5. 帧速率是否受比特率限制? 6.是否可以将流从IPU路由到VPU进行编码? 谢谢! 古纳 图形与显示 i.MX6 四核 Linux 多媒体 Yocto Project Re: I.MX6 VPU Encoding Features 你好,Artur 是否可以在解码 1920x1080 30FPS 视频的同时,对 1920x1080 30FPS 视频进行编码?此外,也没有任何文件说明此信息是否属实? Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 太感谢了 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 1.水平分辨率限制为 1080 像素,但 MJPEG BP 配置文件的最大图像尺寸可达 8192x8192 像素。 2. 没有直接的像素/秒与工作频率的关系规范。此外,VPU 的吞吐量对于编码和解码操作是不同的。它可以编码一个 1920x1080@30fps 流,并解码一个 1920x1080@30fps 流和一个 D1@30fps 流。 阿图尔 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 阿图尔·佩图霍夫 谢谢你的回复。 为了澄清一下,这是否意味着即使 VPU 运行频率为 352MHz,我也无法使用 VPU 进行 1600 x 1200 (UXGA) h264 编码? 如何计算VPU工作频率下的吞吐量?我查阅资料得知,266MHz 运行频率下的吞吐量约为72,576,000像素/秒。你能帮我解决这个问题吗? Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Q1.VPU对H.264编码支持的最大分辨率是多少? Q2.H.264编码在最高分辨率下支持的最大帧速率是多少? A1-2。i.MX6系列处理器的视频处理单元(VPU)可以 以最高 1920x1080@30fps 分辨率/帧速率对视频流进行编码/解码。 Q3.VPU支持的H.264编码输入色彩空间有哪些? A3. 支持的输入色彩空间为 YUV4:2:0,但 MJPEG 编解码器除外。 支持 4:2:0、4:2:2、2:2:4、4:4:4 和 4:0:0。 第四季度。如果分辨率较低,例如 640*480 像素,与 1920*1080 像素相比,使用 H.264 编码能否获得更高的帧速率? A4。是的。 Q5.帧速率是否受比特率限制? A5. 您指的是编码视频流的比特率吗?如果真是这样,答案是:帧速率和比特率之间没有直接关系,最终的比特率主要取决于所使用的编解码器和编码配置文件。 Q6.是否可以将流从IPU路由到VPU进行编码? A6. 是的,可以使用系统内存中的帧缓冲区。例如,IPU 使用双缓冲方案将摄像头捕获的帧存储到系统内存中,然后 VPU 从那里获取帧进行编码。 祝你有美好的一天, 阿图尔 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:如果此回复解答了您的问题,请点击“正确答案”按钮。谢谢你! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢。我开始玩那个了。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我无法给你答案,你可以联系http://www.chipsnmedia.com/ 。 我查阅的所有资料都无法解答这个问题。 http://www.chipsnmedia.com/data/goodsImages/1289972906&&CNM_Brochure_CODA960.pdf https://community.nxp.com/external-link.jspa?url=http %3A% 2F %2Fwww.chipsnmedia.com% 2Fsupport %2Fdown% 2Fcnm-codadx6-datashe… 我建议你在船上试试。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 杜武, 如果真是这样,那么有可能实现 640 x 480 @ 90 fps 的分辨率吗? 谢谢! 古纳 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> #1 我不在乎最大比特率或最大时钟频率。 我认为任何小于“1920*1080*30”的常规“宽度*高度*帧率”都适合h264编码。 #2 i.MX 平台必须具有“物理内存分配器 API”,该 API 可处理 DMA 和缓存一致性。 如果“IPU 输出”和“VPU 输入”共享同一内存和同一图像格式,则无需复制或转换。 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 杜武, 感谢您的回复。 我有些疑问。 1.对于 4 和 5, 如果限制条件是宽度*高度*帧率,那么VPU支持的最大比特率是多少?我在他们的文档中找不到相关信息。据我所知,VPU 的运行速度最高可达 352MHz。 2. 对于 6, SDMA 可以用于此吗?如果答案是肯定的,那么这样做有什么限制吗? 谢谢! 古纳 Re: I.MX6 VPU Encoding Features <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 简称: #1,2 1920x1080@30fps #3 YUV422(NV12)、YUV420 #4,5 我认为限制条件是“宽度*高度*帧率”。 # 6 我认为你可能需要进行格式转换或使用 memcpy 命令。 详情如下: http://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS&Parent_nodeId=1337699481071706174845&Parent_pageType…
查看全文
DSP Implementation: Microcontrollers or FPGAs Hi, I know this is a topic which has come up again and again on this sub, but I just needed some domain-specific advice from the people in the field here. What I wanted to know is that, if am interested in the DSP applications in Communications field and want to work on implementations for the same, is it worthwhile spending my time learning about microcontroller programming? Am an ECE undergrad, so I was wondering if I should directly focus on FPGAs, which are more interesting to me, honestly. I am confused because I have seen people recommend that you really do need embedded software programming skills to work with the SOCs that are being used more and more now. Really apologise if it's a redundant question! I just haven't been able to find a proper answer regarding the same, and am at a point right now where I might have to prioritise things just a tad bit. Would really appreciate any advice! Re: DSP Implementation: Microcontrollers or FPGAs Hello @endros , If your main interest is DSP for communications, focusing on FPGAs is definitely worthwhile, especially for high-throughput or real-time implementations. That said, having basic embedded C skills is still useful because many SoC/FPGA platforms involve software control, drivers, and system integration. I’d prioritize FPGA/DSP fundamentals, but spend enough time on MCU programming to be comfortable with embedded workflows. You don’t need to become a pure embedded software engineer, but you shouldn’t ignore it completely. Hope it helps. BR Celeste
查看全文
IMX95LPD5EVK-19CM:L6.18.2 版本的 UUU eMMC 闪存出现故障(Linux 和 Windows 系统均出现 LIBUSB 错误) 您好,NXP团队, 我需要帮助将 IMX95LPD5EVK-19CM 从工厂 BSP 升级到 LF_v6.18.2-1.0.0,以便进行 eIQ Neutron NPU YOLO 推理。UUU eMMC 刷写在 Linux 和 Windows 系统上均失败,在 SDPS:启动 处出现不同的 libusb 错误。详情如下。 --- 1. 硬件 | 项目 | 详情 | |------|--------| | 板 | IMX95LPD5EVK-19CM(i.MX 95 19×19 EVK,SOM + 基板)| | Yocto 机器/主机名 | imx95-a1-19x19-lpddr5-evk | | 硅 | i.MX 95 A1 | | 存储 | 64 GB eMMC(出厂预装 Linux 系统) | | 电源 | J5 接 12V,SW4 打开 | | 调试 | J31 USB-C → 主机(串口,115200) | | 闪存端口 | J8 USB1 OTG USB-C → 主机 | | 摄像头 | 罗技 C920,J7 接口 (/dev/video13) | --- 2. 软件版本 ### 当前版本(出厂 eMMC — Linux 正常启动) | 元器件 | 版本 | |-----------|---------| | BSP | LF6.12.34_2.1.0| | 内核 | 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 | | 启动命令行 | root=/dev/mmcblk0p2 | | Neutron 委托 | v1.0.0-be8bf399 | | libneutron_delegate.so | /usr/lib/libneutron_delegate.so | |主机变流器(旧)| eIQ 工具包 1.17 / 中子变流器 2.1.3| ### 目标(已下载,尚未刷写到 eMMC) | 组件 | 版本/文件 | |-----------|----------------| | BSP 版本 | LF_v6.18.2-1.0.0 (SCR-6.18.2-1.0.0) | | 内核(预期) | 6.18.2-1.0.0 | | 图像包 | LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 | | 启动镜像 | imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all| | 根文件系统 | imx-image-full-imx95evk.wic (约 11 GB) | | Neutron 委托(预期) | v1.0.0-7399a58e | | 主机变流器(主机端已准备就绪) | eIQ Neutron SDK 3.0.1(变流器 3.0.1+0Xd5d7918e)| 参考:NXP 论坛工程师 (Zhiming_Liu) 在 i.MX95 上使用 L6.18.2 + eIQ Neutron SDK 3.0.1 + delegate 7399a58e 验证了 YOLOv8m。 --- 3. 应用目标 使用 YOLO (v8n / v11n) 进行 USB 网络摄像头人脸检测: - INT8 TFLite 导出(Ultralytics) - 中子变流器 --target imx95 - 板载 tflite_runtime + libneutron_delegate.so 基于当前 BSP (6.12.34): - NXP 论坛 yolov8m_full_integer_quant_converted.tflite → NPU 调用时发生段错误(退出代码 139) - 自定义 yolov8n_neutron.tflite → 调用成功,但未检测到任何人 - 无头骨架构在 NPU 上运行 → 持续输出垃圾数据(~1.13);CPU拆分流水线工作正常(检测率56%–90%) 结论:在验证使用 SDK 3.0.1 转换的 NPU 模型之前,需要在 eMMC 上使用 L6.18.2 BSP。 --- 4. 主机设置 | 主机 | UUU 版本 | 路径 | |------|-------------|------| | Ubuntu 24.04 (x86_64) | Ubuntu 24.04 (x86_64) libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | /usr/local/bin/uuu | /usr/local/bin/uuu | /usr/local/bin/uuu | Windows 10/11 | libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | uuu.exe(来自 mfgtools uuu_1.5.243 版本) | 两台主机上的镜像目录: LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 --- ## 5. 启动开关 SW7(根据 IMX95LPD5EVK-19CM 快速入门指南,1=开,0=关) | 模式 | SW7-1 | SW7-2 | SW7-3 | SW7-4 | |------|-------|-------|-------|-------| |串行下载 (UUU) | 1 | 0 | 0 | 1 | | eMMC 启动(正常) | 1 | 0 | 1 | 0 | eMMC 启动(SW7=1010)工作正常。每次更改SW7之前,都需执行完整的电源循环。 --- ## 6. 闪存程序(通过 UUU 的 eMMC) 板准备(Linux 和 Windows 系统相同): - SW7 = 1001(序列号下载) - J8(USB1 OTG)连接到主机(不是 J31) - J31 连接可选的串行控制台 - J5 已连接 12V 电源 - 当 uuu 显示“等待已知的 USB 设备”时,板已通电 命令: uuu -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_allimx-image-full-imx95evk.wic (Linux:sudo uuu ... | Windows:uuu.exe ... 从镜像目录运行) --- ## 7. UUU 错误 — Linux (Ubuntu 24.04) sudo /usr/local/bin/uuu -b emmc_all \ imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all\ imx-image-full-imx95evk.wic 输出: 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失败 1 1:6-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all... 笔记: - lsusb 命令短暂显示 NXP USB 设备 (1fc9:015d) 处于 SDP 模式 - uuu 有时会打印“已连接新 USB 设备”,然后在 SDPS: 启动时失败。 - 未使用 sudo:权限被拒绝(错误号=13) - eMMC 未修改(闪存未完成) --- ## 8. UUU 错误 — Windows 主机:Windows 10/11,PowerShell,uuu.exe 1.5.243 工作目录:C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 ### 尝试 — flash_all(预期正确的启动映像) PS C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95> & '..\uuu (2).exe' -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_allimx-image-full-imx95evk.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失败 1 1:3-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all... 各主机USB错误汇总: | 主机 | 启动映像 | libusb 错误 | |------|------------|--------------| | Ubuntu 24.04 | flash_all | LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) | | Windows | flash_all | LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) | 所有故障都发生在同一步骤:SDPS:启动(在 eMMC 写入进度之前)。 --- 9. 如今哪些方法行之有效 - SW7=1010 → 正常启动出厂 eMMC Linux (6.12.34)。 - 通过 eth0 进行 SSH 连接正常 检测到 USB 网络摄像头 (/dev/video13) - libneutron_delegate.so 存在 (be8bf399) - CPU端推理已验证;当前电路板支持包。上的NPU输出不正确 --- 10.向恩智浦提出的问题 1.对于在 IMX95LPD5EVK-19CM (A1) 上,使用 uuu 1.5.243 版本,设备 1fc9:015d,SW7=1001,J8 时 SDPS:启动 失败的情况,Linux 上出现 LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) 错误的原因是什么?而 Windows 上出现 LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) / LIBUSB_ERROR_IO (-1) 错误的原因又是什么? 2. 是否有已知的 uuu 1.5.243+ IMX95 A1 兼容性要求(驱动程序、Windows 上的 WinUSB/Zadig、Linux 上的 udev 规则)? 3. 确认 imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all + imx-image-full-imx95evk.wic 是 IMX95LPD5EVK-19CM eMMC 闪存的正确配对(除非是 ECC RAM,否则不是 sd-ecc)。 4. be8bf399 (6.12.34) 和 7399a58e (6.18.2) 之间是否存在已知的中子代表差异,从而影响 YOLOv8 INT8 模型? 5. 如果在 Linux 和 Windows 系统上 UUU USB 路径均失败,是否有其他受支持的方法将 L6.18.2 刷写到 eMMC? --- 11.日志可应要求提供 - 完整的 uuu 详细日志:uuu -v -b emmc_all ...(Linux 和 Windows) - 当主板进入 SDP 模式时,运行主机 lsusb / 设备管理器 / dmesg 命令 - 串口控制台日志(工厂 eMMC 启动 — 正常) - 板:uname -r,字符串 libneutron_delegate.so,NPU 测试结果(版本 6.12.34) 感谢您对 Neutron NPU 开发中 eMMC 升级到 L6.18.2-1.0.0 的指导。 顺祝商祺! Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) i.MX 95 的 A1 芯片已不再受我们最新的 BSP 支持,6.12.34 似乎是最后一个支持 A1 的版本。 没有变通办法,你不能让最新的 电路板支持包。 在 A1 芯片上运行,你需要用新的子卡升级你的 EVK。A1硅卡为蓝色,B0硅卡为绿色。 我没有使用 6.18.2 .wic 文件在旧款 EVK 上测试过 UUU 下载。图片显示正常,但我预计它在您那边出现的问题与之前一样。我会在接下来的几天里完成这件事。你可以用SD卡做个测试,对.wic文件进行编程。将电脑上的镜像文件复制到 SD 卡上,然后尝试在 EVK 上运行该镜像文件,并将启动模式设置为 SD 卡。 问候, 伯恩哈德。 Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) 你好, 谢谢回复。我还有关于同一板的另一个问题。 我正在尝试运行一个 M7 应用程序 IMX95LPD5EVK-19 下列的 AN14748 ,但我无法刷机。 flash.bin 用 UUU。短暂检测到电路板后,SDPS 启动立即失败。 硬件: IMX95LPD5BB-19 修订版 A1 (2024 NXP BV) 启动开关(SW7[1:4]): 1001(序列号下载) 目标: eMMC 主持人: Ubuntu Linux UUU: libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 尝试过的 SDK(MCUXpresso SDK Builder): SDK_26.06.00_IMX95LPD5EVK-19 SDK_2.15.000_IMX95LPD5EVK-19 两者产生的结果相同。 命令: cd IMX95LPD5EVK/build_/tmp/deploy/images/imx95-a1-19x19-lpddr5-evk sudo uuu -b emmc flash.bin   错误: 成功 0 失败 1 1:2-E3C50910 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: 启动 -f flash.bin   执行步骤(根据 AN14748): 在电路板断电的情况下,将 SW7 设置为 1001 将 USB 连接到主机 跑步 sudo uuu -b emmc flash.bin 电源循环板 每次 SDPS 启动都失败 问题: 哪个 MCUXpresso SDK 版本经过验证? IMX95LPD5BB-19 REV A1 M7 闪烁? 构建目标 imx95-a1-19x19-lpddr5-evk 对这套硬件来说合适吗? 针对此电路板版本,是否存在已知的 UUU 问题或除 AN14748 之外的额外步骤? 我应该使用 -b emmc 或者 -b sd 首先,应该使用哪个USB端口?
查看全文
S32K358 SWAP AB的MCAL-XDRC配置 有3个问题请帮忙解答一下: 1. 目前我需要使用SWAP功能。在RM模块里的XDRC的memory congfig中还需要对flash B-block:0x800000-0xbfffff进行定义吗? 2. HSE占用的flash空间0x7D4000-0x7FFFFF需要在memory congfig里删除吗? 3. 我把core0定义为主核,跑OS。把core2定义为副核,跑算法。那么我在Domain_Assgnment_0里分配了CM7_0,CM7_1,GMAC,uSDHC,eDMA内容;在Domain_Assgnment_1中分配了CM7_2;这样对吗?实际应用中没有使用的master是不是可以不用出现在配置里? Re: S32K358 SWAP AB的MCAL-XDRC配置 嗨@scott071209 1.应用程序或引导加载程序需要:擦除、编程、验证和读取被动分区中映像的详细信息。这意味着被动分区也应该由 XRDC 覆盖。 2. 对于 AB_SWAP 固件,RESET 期间会自动配置 XRDC,以保护 HSE FW 活动闪存区域、HSE FW 无源闪存区域、HSE FW 数据闪存和 HSE UTEST 区域。描述符 12-15 用于此目的,并且此配置已锁定,因此用户无法修改。详细信息请参阅 HSE 固件参考手册的以下章节: “14.6.3.3默认 MRC 0 配置 (AB_SWAP)” 因此,您无需通过自己的 XRDC 配置来涵盖 HSE 资源。 3. 是的,您可以使用这样的设置。如果未使用主服务器,则可以在配置中省略它。 但是,如果您使用 HSE,则还需要为 HSE 配置功能域 3。这不是为了保护 HSE 资源,而是为了赋予 HSE 访问用户数据的权限,以便能够执行加密操作。 S32K358 有四个功能域,HSE 总是被分配到最高可用功能域。以 S32K358 为例,它是功能域 3。这是硬编码的,无法更改。在新版本的 RTD 中,HSE 主站甚至不在 XRDC 配置的列表中,因为它无法重新配置。如果您只想在功能域 3 中拥有 HSE,则无需为此功能域分配任何主服务器。HSE(健康、安全和环境)功能已自动启用。 在较早的 RTD 版本中,可以将 HSE 分配给其他域,但这种配置没有任何效果。因此它被移除了。 问候, 卢卡斯
查看全文
IMX95LPD5EVK-19CM:L6.18.2のUUU eMMCフラッシュが失敗(LinuxおよびWindowsでのLIBUSBエラー) NXPチームの皆様、こんにちは。 純正BSPからIMX95LPD5EVK-19CMをeIQ Neutron NPU YOLO推論のためにLF_v6.18.2-1.0.0にアップグレードするのに助けが必要です。UUU eMMCのフラッシュは、LinuxとWindowsの両方でSDPS:bootで異なるlibusbエラーで失敗します。詳細は下記をご覧ください。 --- ## 1. ハードウェア |アイテム|詳細 | |------|--------| |ボード|IMX95LPD5EVK-19CM(i.MX 95 19×19 EVK、SOM + ベースボード) | |Yocto マシン / ホスト名 |IMX95-a1-19x19-LPDDR5-EVK | |シリコン |i.MX 95 A1 | |ストレージ |64GB eMMC(工場出荷時の事前フラッシュ済みLinux) | |パワー|J5に12V、SW4オン | |デバッグ |J31 USB-C →ホスト(シリアル番号115200) | |フラッシュポート |J8 USB1 OTG USB-C →ホスト | |カメラ |J7上のLogitech C920(/dev/video13) | --- ## 2.ソフトウェアのバージョン ### 現在(純正eMMC — Linuxは通常起動) | コンポーネント | バージョン | |-----------|---------| | BSP | LF6.12.34_2.1.0| |カーネル |6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 | |Boot cmdline |root=/dev/mmcblk0p2 | |Neutron delegate |v1.0.0-be8bf399 | |libneutron_delegate.so |/usr/lib/libneutron_delegate.so | |ホストコンバータ(旧) |eIQツールキット1.17 / Neutronコンバーター2.1.3| ### ターゲット(ダウンロード済み、eMMCへの書き込みはまだ完了していません) |コンポーネント |バージョン / ファイル | |-----------|----------------| |BSPリリース |LF_v6.18.2-1.0.0 (SCR-6.18.2-1.0.0) | |カーネル(期待値) |6.18.2-1.0.0 | |画像パッケージ |LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 | |ブートイメージ |imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin flash_all| |根源 |imx-image-full-imx95evk.wic(~11 GB) | |Neutron代理(期待) |v1.0.0-7399A58E | |ホストコンバータ(ホストで準備完了) |eIQ Neutron SDK 3.0.1 (converter 3.0.1+0Xd5d7918e)| 参考:NXPフォーラムエンジニア(Zhiming_Liu)がi.MX95上でYoloV8mをL6.18.2+eIQ Neutron SDK 3.0.1+delegate 7399a58eで検証しました。 --- ## 3.アプリケーション目的 YOLO(v8n / v11n)でのUSBウェブカメラの人物検出方法: - INT8 TFLite エクスポート(Ultralytics) - Neutron コンバータ --ターゲットIMX95 - tflite_runtime + libneutron_delegate.SO 搭載 現在のBSP(6.12.34)では: - NXPフォーラム yolov8m_full_integer_quant_converted.tflite → NPU呼び出しでセグメンテーション違反 (終了コード139) - カスタム yolov8n_neutron.tflite → 呼び出しは成功しましたが、人物検出数は0です - NPU上のヘッドレスバックボーン → 常にガベージ出力(約1.13)CPU分割パイプラインは正常に動作する(検出率56~90%) 結論:SDK 3.0.1で変換されたNPUモデルを検証するには、eMMC上でL6.18.2 BSPが必要です。 --- ## 4. ホスト設定 | ホスト | UUU バージョン | パス | |------|-------------|------| | Ubuntu 24.04 (x86_64) | libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | /usr/local/bin/uuu | | Windows 10/11 | libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 | uuu.exe (mfgtools uuu_1.5.243 リリースより) | 両ホスト上のイメージディレクトリ: LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 --- ## 5.ブートスイッチSW7(IMX95LPD5EVK-19CM QSGごと、1=ON 0=OFF) | モード | SW7-1 | SW7-2 | SW7-3 | SW7-4 | |------|-------|-------|-------|-------| |シリアルダウンロード (UUU) | 1 | 0 | 0 | 1 | | eMMC ブート (通常) | 1 | 0 | 1 | 0 | eMMCブート(SW7=1010)は正常に動作します。SW7の交換前には必ず、電源の完全な投入サイクルを実施してください。 --- ## 6. フラッシュ手順 (UUU 経由の eMMC) 基板準備(LinuxとWindowsでも同様): - SW7 = 1001(シリアルダウンロード) - J8(USB1 OTG)はホストPCにコネクテッド(J31ではありません) - オプションのシリアルコンソール用にJ31コネクテッド - J5 12 V電源コネクテッド - 「既知のUSBデバイスを待機中」と表示されたときにボードが電源オン コマンド: uuu -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_allimx-image-full-imx95evk.wic (Linux: sudo uuu ... |ウィンドウズ:uuu.exe...画像ディレクトリより) --- ## 7.UUU errors — Linux (Ubuntu 24.04) sudo /usr/local/bin/uuu -b emmc_all \ imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all\ imx-image-full-imx95evk.wic 出力: NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失敗 1 1:6-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all... 注: - lsusb は、NXP USB デバイス (1fc9:015d) が SDP モードであることを短時間表示します。 - uuu は時々「新しい USB デバイスが接続されました」と表示した後、SDPS: ブートで失敗します - sudoなしの場合:権限が拒否されました(errno=13) - eMMCは変更されませんでした(フラッシュ書き込みが完了しませんでした) --- ## 8. UUUエラー — Windows ホスト: Windows 10/11、PowerShell、uuu.exe 1.5.243 作業ディレクトリ:C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95 ### 試行 — flash_all (正しいブートイメージが期待される) PS C:\Users\Hardware.Team\Downloads\LF_v6.18.2-1.0.0_images_IMX95> & '..\uuu (2).exe' -b emmc_all imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_allimx-image-full-imx95evk.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失敗 1 1:3-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9)] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all... 各ホストにおけるUSBエラーの概要: | ホスト | ブートイメージ | libusb エラー | |------|------------|--------------| | Ubuntu 24.04 | flash_all | LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) | | Windows | flash_all | LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) | すべての障害は同じステップで発生します:SDPS:ブート(eMMC書き込み処理前)。 --- ## 9. 今日通用するもの - SW7=1010 →通常、工場出荷時のeMMC Linux(6.12.34)を起動します - eth0上のSSH作業 - USBウェブカメラ(/dev/video13)を検出 - libneutron_delegate.so present(be8bf399) - CPU側の推論検証;現在のBSPでのNPU出力が不正確です --- ## 10.NXPへの質問 1.IMX95LPD5EVK-19CM(A1)、デバイス1fc9:015d、SW7=1001、J8でuuu 1.5.243を搭載したSDPS:ブート失敗の場合、LinuxでLIBUSB_ERROR_NO_DEVICE(-4)がLIBUSB_ERROR_PIPE(-9)/LIBUSB_ERROR_IO(-1)になる原因は何ですか? 2. 既知のuuu 1.5.243はありますか?+ IMX95 A1の互換性要件(ドライバ、WindowsのWinUSB/Zadig、Linuxのudevルール)について? 3. imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all + imx-image-full-imx95evk.wic が IMX95LPD5EVK-19CM eMMC フラッシュ (ECC RAM でない限り sd-ecc ではない) の正しい組み合わせであることを確認します。 4. be8bf399(6.12.34)と7399a58e(6.18.2)の間に、YOLOv8 INT8モデルに影響を与える既知のNeutronデリゲートの違いはありますか? 5. LinuxとWindowsの両方でUUUのUSBパスが失敗した場合に、L6.18.2をeMMCにフラッシュする代替の方法はありますか? --- ## 11.ログはご要望に応じて提供いたします。 - 完全なuuuu詳細ログ:uuu -v -b emmc_all...(LinuxおよびWindows) - ボードがSDPモードに入った際のホストLSUSB / デバイスマネージャー / dmesg - シリアルコンソールログ(工場出荷時のeMMC起動 — 動作中) - ボード:uname -r、文字列libneutron_delegate.so、NPUテスト結果は1934年12月6日 Neutron NPU開発のためのeMMCアップグレードをL6.18.2-1.0.0に完成させるためのご指導ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) i.MX 95のA1シリコンは、最新のBSPではサポートされなくなりました。6.12.34がA1をサポートする最後のバージョンと思われます。 回避策はありません。最新のBSPをA1シリコンで動かすことはできません。EVKを新しいドーターカードでアップグレードする必要があります。A1シリコンカードは青色、B0シリコンカードは緑色です。 6.18.2の.wicファイルを使用して古いEVKにUUUダウンロードをテストしていません。画像ですが、おそらくそちら側と同じように失敗すると思います。数日中にやります。SDカードでテストして、.wicをプログラムすることもできますPC上のイメージをSDカードにコピーし、ブートモードをSDカードに設定してEVKで実行してみてください。 よろしくお願いいたします。 ベルンハルト。 Re: IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) こんにちは、 ご回答ありがとうございます。同じ掲示板に関して、もう一つ質問があります。 IMX95LPD5EVK-19 follow AN14748 でM7アプリケーションを実行しようとしていますが、フラッシュできません flash.binUUUと共に。ボードは短時間検出されるが、その後すぐにSDPSの起動に失敗する。 ハードウェア: IMX95LPD5BB-19 REV A1 (2024 NXP B.V.) ブートスイッチ(SW7[1:4]): 1001(シリアルダウンロード) ターゲット: eMMC ホスト: Ubuntu Linux うーん: libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 試したSDKs(MCUXpresso SDK Builder): SDK_26.06.00_IMX95LPD5EVK-19 SDK_2.15.000_IMX95LPD5EVK-19 どちらも同じ結果を生み出す。 コマンド: cd IMX95LPD5EVK/build_/tmp/deploy/images/imx95-a1-19x19-lpddr5-evk sudo uuu -b emmc flash.bin   エラー: 成功 0 失敗 1 1:2-E3C50910 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)] SDPS: boot -f flash.bin   実施された手順(AN14748に基づく): ボードの電源をオフにした状態で、SW7を1001に設定します。 USBをホストに接続します 走る sudo uuu -b emmc flash.bin 電源サイクルボード SDPSの起動に毎回失敗する 質問: どのMCUXpresso SDKバージョンが IMX95LPD5BB-19 REV A1 M7のフラッシュに有効ですか? ビルドターゲット imx95-a1-19x19-lpddr5-evk このハードウェアには正しいですか? この基板改訂版に関して、既知のUUUに関する問題や、AN14748以外に追加の手順はありますか? 使うべきでしょうか -b emmc または -b sd まず、どのUSBポートを使用すればよいでしょうか?
查看全文
DSPの実装:マイクロコントローラまたはFPGA こんにちは、このサブで何度も話題になっている話題だと知っていますが、この分野の方々からドメイン特有のアドバイスが欲しかったのです。私が知りたかったのは、通信分野のDSPアプリケーションに興味があり、その実装に関わりたい場合、マイクロコントローラプログラミングを学ぶことに時間を費やす価値があるのかということです。私はECEの学部生なので、正直なところFPGAの方が興味があるので、直接集中すべきか悩んでいます。混乱しています。なぜなら、最近ますます使われているSOCを扱うには組み込みソフトウェアのスキルが必要だと勧める人を見たからです。 重複した質問でしたら、本当に申し訳ありません!それに関して適切な答えが見つからず、今は少し優先順位をつけなければならない状況にある。どんなアドバイスでもいただけると大変ありがたいです! Re: DSP Implementation: Microcontrollers or FPGAs こんにちは、 @endros さん。 通信分野のDSPに興味があるなら、特に高スループットやリアルタイムの実装にはFPGAに注力する価値があります。とはいえ、基本的な組み込みCスキルは依然として有用です。なぜなら、多くのSoC/FPGAプラットフォームはソフトウェア制御、ドライバ、システム統合を伴うからです。FPGA/DSPの基礎を優先しつつ、組み込みワークフローに慣れるためにMCUプログラミングにも十分な時間を割くべきです。純粋な組み込みソフトウェアエンジニアになる必要はありませんが、完全に無視すべきではありません。 お役に立てば幸いです。 BR セレステ
查看全文
Radar – Processing Chain – NXP Radar SDK 1 Table of Contents • Introduction • FMCW Radar Signal • The Radar Cube • Processing Chain Overview • Mapping the Processing Chain onto the S32R45 • Range FFT • Doppler FFT • Non-Coherent Combining • CFAR Detection • Clustering (DBSCAN) • Angle Estimation (MUSIC DoA) • NXP Radar SDK Integration • Tools and Ecosystem • Conclusion 2 Introduction In the previous articles of this series, we introduced the fundamentals of automotive radar in the Radar Overview and the hardware/software setup in Radar SW & HW Environment. Building on that foundation, this article follows the radar data on its journey through the complete processing chain — from digitized ADC samples to a final target list describing each object’s range, velocity, and angle. The chain is modeled and prototyped in MATLAB® using Radar Toolbox™ and deployed on the NXP S32R45 radar processor through the NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR. The key processing stages are distributed across the S32R45 Cortex-A53 cores, the SPT accelerator, the BBE32 DSP accelerator, and the LAX accelerator, using optimized kernels from the NXP Radar SDK. 3 FMCW Radar Signal Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW) radar transmits a continuous chirp whose frequency increases linearly over time. The received echoes are mixed with the transmitted signal, producing a beat frequency (also called intermediate frequency, IF) proportional to the round-trip delay, which directly encodes target range. iulianbulancea_0-1784543595345.png Figure 1: FMCW Radar Transmit and Receive Chirp Diagram The diagram plots frequency (vertical axis) against time (horizontal axis) and shows two piecewise-linear signals. The transmitted signal Tx (blue) rises linearly across the chirp, while the received signal Rx (orange) has the same shape but is delayed in time: Tx(t) = A Tx · cos( 2π f c t + 2π (f B / 2T) t² + φ 0 ) Rx(t) = A Rx · cos( 2π f c (t − t d ) + 2π (f B / 2T) (t − t d )² + φ 0 ) The relevant variables are summarized below: Symbol Meaning Tx(t) Transmitted signal (blue curve) Rx(t) Received signal (orange curve) t d Propagation delay between Tx and Rx IF Frequency difference between Tx and Rx during the chirp T Chirp (ramp) duration f c Chirp starting frequency f B Chirp bandwidth R 0 Range of detected target v Velocity of detected target The three key physical intuitions of FMCW radar are: Range comes from the beat frequency, since the propagation delay t d = 2(R 0 + v·t)/c produces a frequency offset IF = (2 f B )/(T·c) · R 0 during the linear ramp. Velocity comes from the phase evolution across successive chirps via the Doppler effect. A moving target introduces a Doppler frequency f v = (2 f c / c) · v. The chirps repeat at a fixed pulse repetition frequency (PRF), which must be high enough to capture this Doppler shift. Angle comes from the phase differences introduced across multiple receive antennas, enabling direction estimation and spatial separation of targets. Chirp parameters are chosen according to sensing requirements: the chirp duration must exceed the round-trip time to the farthest target plus the additional time needed for mixing and signal formation. 4 The Radar Cube After mixing and sampling, the acquired data is organized into a 3D structure called the radar cube, which is the input to the entire digital processing chain. For a single antenna, each chirp produces a sequence of time samples (fast time) arranged into a column — one column per chirp. Stacking chirps side by side forms a 2D matrix (samples × chirps), and repeating this for every receive antenna and stacking along a third dimension produces the cube: samples × chirps × antennas. iulianbulancea_0-1784543663487.png Figure 2: The radar cube Every subsequent stage operates on this cube, progressively collapsing its dimensions and transforming raw echoes into higher-level target information. 5 Processing Chain Overview The FMCW processing chain converts the radar cube into a compact target list through a sequence of well-defined stages. Before looking at each block in detail, the table below provides a roadmap of the inputs and outputs at every step: Stage Input Output Range FFT Radar cube Range cube Doppler FFT Range cube Range–Doppler cube Non-Coherent Combining Range–Doppler cube Range–Doppler map CFAR Detection Range–Doppler map Detections DBSCAN Clustering Detections Target clusters MUSIC DoA Clusters + antenna data (range, velocity, angle) iulianbulancea_0-1784543716938.png Figure 3: Processing Chain Overview The process begins at the ADC, where analog signals are digitized. Range and Doppler FFTs extract distance and velocity, forming a range–Doppler representation. Data from multiple antennas is then combined to improve robustness, CFAR detects potential targets using adaptive thresholding, DBSCAN groups detections into individual targets, and MUSIC DoA estimates each target’s angle — converting raw samples into structured outputs of range, velocity, and angle. 6 Mapping the Processing Chain onto the S32R45 A key advantage of the NXP platform is that each stage of the chain is mapped onto the most suitable compute resource of the S32R45. The FFT-based stages and Non-Coherent Combining run on the SPT accelerator, the CFAR detection runs on the BBE32 DSP, the clustering runs on the Cortex-A53 cores, and the linear-algebra-heavy MUSIC estimation is offloaded to the LAX accelerator: iulianbulancea_1-1784543746920.png Figure 4: Radar processing chain hardware mapping This mapping is what allows developers to prototype the entire chain in MATLAB and then deploy each stage to dedicated radar hardware without leaving the Model-Based Design environment. 7 Range FFT The first stage operates on the radar cube by processing the fast-time samples within each chirp. For every antenna and chirp, the time-domain signal — containing superimposed beat frequencies from multiple targets — is transformed into the frequency domain using an FFT, separating the frequency components that each correspond to a distinct propagation delay, and therefore a specific range. In this application, the radar front end does not perform in-phase and quadrature (I/Q) demodulation, so the acquired signal is purely real-valued. The resulting FFT spectrum is therefore symmetric, carrying redundant positive and negative frequency components. Since only the positive frequencies correspond to physically meaningful beat frequencies here, the negative-frequency half of the spectrum is discarded. The radar cube is thus converted into a set of range profiles, where each sample index becomes a range bin. The output preserves the chirp and antenna dimensions but now contains complex values indexed by range — magnitudes indicating reflection strength, and phases retained for later processing. iulianbulancea_2-1784543782860.png Figure 5: Range FFT output On the S32R45, this stage is executed on the SPT accelerator using the rangeFFT kernel provided by the NXP Radar SDK and exposed through the NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR. 8 Doppler FFT Building on the range-transformed data, the second stage processes the slow-time dimension by examining how the complex samples evolve across consecutive chirps. For a given range bin, a moving target produces a small phase difference between the corresponding Range FFT outputs of consecutive chirps. This progressive phase shift is a manifestation of the Doppler effect and encodes the target’s radial velocity. By analyzing these phase variations over time using a second FFT, the processing chain extracts the Doppler frequency components associated with motion. This step converts the phase evolution observed across successive Range FFT outputs into velocity information, effectively mapping stationary and moving targets into different Doppler bins. The output is a set of range–Doppler maps, one per antenna, where each cell represents a specific combination of distance and radial velocity and holds a complex value describing the target echo. The Doppler FFT output is shifted (typically via an FFT-shift operation) so that the zero-Doppler component is centered and negative Doppler frequencies appear first, giving a more intuitive velocity axis: negative values for targets moving in one direction, positive for the other. iulianbulancea_3-1784543808220.png Figure 6: Doppler FFT output As with the Range FFT, this stage is accelerated on the SPT accelerator through the Radar SDK dopplerFFT kernel. 9 Non-Coherent Combining At this point, each antenna provides its own range–Doppler map, differing mainly in phase due to the direction of arrival. These maps are combined across the antenna dimension, typically by computing magnitudes and aggregating them through averaging. The input is a set of complex-valued maps; the output is a single range–Doppler magnitude matrix in which the antenna dimension has been collapsed. This suppresses uncorrelated noise and reinforces consistent target reflections, producing a cleaner, more robust representation well suited for detection. iulianbulancea_4-1784543832714.png Figure 7: Non-Coherent Combining output Note: the pre-combining per-antenna data is retained, because it is required later for MUSIC direction-of-arrival estimation. This stage corresponds to the Non-Coherent Combining kernel ( NonCohComb ) of the NXP Radar SDK, executed on the SPT accelerator. 10 CFAR Detection The combined range–Doppler magnitude matrix is then scanned to identify potential targets. Each cell is evaluated against a locally adaptive threshold derived from its surrounding neighborhood: nearby training cells estimate the noise level, while guard cells are excluded to avoid contaminating the estimate with the target’s own energy. Through this process, the continuous-valued matrix becomes a discrete set of detections — cells whose magnitude significantly exceeds the estimated noise background. These are effectively points in range–velocity space representing likely target reflections. CFAR runs on the BBE32 DSP accelerator. 11 Clustering (DBSCAN) CFAR detections often include several neighboring points from the same physical target, as well as isolated points caused by noise. To organize them, DBSCAN clustering is applied in the range–velocity domain, grouping points based on spatial density. Taking the detection coordinates as input, DBSCAN forms clusters where dense regions correspond to real targets, while sparse detections are discarded as noise. The output is a set of target clusters, each consolidating a single target’s range and velocity. This stage runs on the Cortex-A53 cores. 12 Angle Estimation (MUSIC DoA) For each cluster, the detections are traced back to the complex per-antenna data from the range–Doppler stage. These per-antenna samples form vectors encoding the phase differences related to the direction of arrival. Combining multiple detections within a cluster, a covariance matrix is estimated to capture the spatial characteristics of the received signals. An eigenvalue decomposition separates signal and noise subspaces, and criteria such as AIC determine the number of significant sources. The MUSIC algorithm then scans possible directions and identifies those that best match the signal subspace. MUSIC has important practical limitations: the number of detectable signals must be strictly smaller than the number of antennas, otherwise the covariance matrix cannot be properly decomposed. It is also sensitive to low signal-to-noise ratio, correlated reflections, and array calibration errors — constraining its use in scenarios with many closely spaced targets or too few antenna elements. On the S32R45, the MUSIC implementation is offloaded to the LAX accelerator through the NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR, demonstrating how computationally intensive linear-algebra operations can be accelerated directly from MATLAB-generated code. The result is a direction-of-arrival estimate for each clustered target, completing its spatial characterization. 13 NXP Radar SDK Integration The NXP S32R45 Radar SDK (RSDK 1.2.0) provides optimized radar processing kernels designed for the S32R45 radar processor. Through the NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR, these kernels are callable directly from MATLAB and are automatically integrated into the generated application, so developers work at the algorithm level while the toolbox handles deployment to the accelerators. In the processing chain presented in this article, the Radar SDK supplies optimized implementations for: Range FFT — SPT accelerator ( rangeFFT ) Doppler FFT — SPT accelerator ( dopplerFFT ) Non-Coherent Combining — SPT accelerator ( NonCohComb ) CFAR — BBE32 DSP accelerator This lets developers prototype and validate the full chain in MATLAB while leveraging the S32R45 SPT, BBE32 DSP, and LAX hardware accelerators in the final deployed application, and it supports both standalone and Processor-in-the-Loop (PIL) execution. 14 Tools and Ecosystem This processing chain brings together products from both MathWorks and NXP. MathWorks MATLAB® Radar Toolbox™ MATLAB Coder™ Embedded Coder® NXP S32R45 radar processor (Cortex-A53 + SPT + BBE32 DSP + LAX) NXP S32R45 Radar SDK 1.2.0 NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR 1.0.0 NXP Model-Based Design Toolbox for SPT 1.9.0 S32 Design Studio 3.6.1 S32R45 – High-Performance Processor for Imaging Radar 15 Conclusion The FMCW radar processing chain transforms the raw radar cube into a compact set of target descriptors through a sequence of well-defined stages. Starting from time-domain samples, range and velocity are extracted with FFT operations, detections are found through adaptive thresholding and grouped into targets, and angle estimation leverages antenna diversity to determine direction. Each final target is characterized by the tuple (range, velocity, angle). By mapping these stages onto the S32R45 Cortex-A53, SPT, BBE32 DSP, and LAX resources through the NXP Radar SDK and the NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR, the entire chain can be prototyped in MATLAB and deployed to dedicated radar hardware within a single Model-Based Design workflow.
查看全文