Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
rt1180 闪存程序 您好, 我在 rt1180 上遇到了一个奇怪的问题,如果我使用 MCUXpresso 提供的默认配置在 M33 上创建一个新项目,编译并下载到 flash 中,程序运行正常,可以正确打印默认的“Hello Word”,所以一切都运行正常。 如果我在 M7 上用一个新项目做同样的事情,编译没问题,但是当我尝试调试时,结果却是这样: LinkServer RedlinkMulti 驱动程序 v24.12(2024 年 12 月 18 日 18:34:07 - crt_emu_cm_redlink 版本 869) 在 C:/Users/colombos/Documents/MCUXpressoIDE_24.12.148/workspace/MIMXRT1189_Project_m7/Debug\MIMXRT1189xxxxx.xml 中找到芯片 XML 文件 已重新连接到现有 LinkServer 进程。 ============= 脚本:RT1180_connect_M33_wake_M7_ITC.scp ============= RT1180 连接 M33 并唤醒 M7 至 ITC 脚本 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 ************ 运行 BootLoader 进入串口下载器模式 ************* PC = 1001BC6A,SP = 2001FFF4 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 R15 = 0x1001C086 ********** 初始化 CM33 ************ 将 0xE000E180 + 0x00000040 填充为 0xFFFFFFFF 将 0xE000E280 + 0x00000040 填充为 0xFFFFFFFF 将 0x201E0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x20200008 + 0x0001FFF8 填充为 0x00000000 ************* 启用 CM7 ************** ************ 准备计时器 ************* ******** 创建着陆区 ********* 将 0x303C0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x303E0000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x30400000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 将 0x30420000 + 0x00020000 填充为 0x00000000 ************* CM7 开球 ************** Resp1:0xE1D20206 Resp2:0x000000D6 TAP 0:5BA02477 AP 0:APID:74770001 ROM 表:00000002 TAP 0:5BA02477 AP 1:APID:44770002 ROM 表:80000003 TAP 0:5BA02477 核心 2:M7 APID:74770001 ROM 表:E00FD003* TAP 0:5BA02477 核心 3:M33 APID:74770001 ROM 表:E00FF003 APID = 0x74770001 ============= 脚本结束 =============================================== 探针固件:板载 MCU-LINK (r1E2) CMSIS-DAP V3.153 (NXP半导体) 序列号:OK1PG5OV03J1X VID:PID: 1FC9:0143 USB路径:0001:002a:00 在搜索到合适的内存后,使用核心 2 的内存 (30)模拟器已连接 调试接口类型 = CoreSight DP(DAP DP ID 5BA02477)通过 SWD TAP 0 DAP AP 2 上的处理器类型 = Cortex-M7(CPU ID 00000C27) 硬件断点数量 = 8 闪存补丁数量 = 0 硬件监视点数量 = 4 探针(0): 已连接&复位。DpID: 5BA02477。CPU ID:00000C27。信息: 调试协议:SWD。RTCK:已禁用。向量捕获:已禁用。 CoreSight调试ROM的内容: RBASE E00FD000: CID B105100D PID 000008E88C ROM(类型 0x1) ROM 1 E00FE000: CID B105100D PID 04000BB4C8 ROM(类型 0x1) ROM 2 E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C7 ROM(类型 0x1) ROM 3 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB00C Gen SCS (类型 0x0) ROM 3 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB002 Gen DWT (type 0x0) ROM 3 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00E Gen (类型 0x0) ROM 3 E0000000: CID B105E00D PID 04000BB001 Gen ITM (type 0x0) ROM 2 E0041000:CID B105900D PID 04001BB975 CSt ARM ETMv4.0 类型 0x13 跟踪源 - 内核 ROM 2 E0042000: CID B105900D PID 04004BB906 CSt 类型 0x14 调试控制 - 触发信号,例如电休克疗法 ROM 1 E0043000:CID B105900D PID 04001BB908 CSt CSTF 类型 0x12 跟踪链路 - 跟踪漏斗/路由器 CM7 修订版 7.0 DTCM:512KB ITCM:512KB LoUU:等级 2:LoC:等级 2 一级缓存类型:指令+数据 ICache 32K:WT:是 WB:是 RA:是 WA:是 集数:512 关联数:2 行大小:8 DCache 32K:WT:是 WB:是 RA:是 WA:是 集数:256 关联数:4 行大小:8 NXP:MIMXRT1189xxxxx 使用 SFDP JEDEC ID MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 检查了 SPI 接口的 v.2 外部闪存设备。 图像'iMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI 2024年12月18日 17:30:53' 打开闪存驱动程序 MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 发送 VECTRESET 以运行闪存驱动程序 驱动程序启动超时后(302 次 5 毫秒重试) 司机地址 起始时间:20000000 条目:2000009D 结束:2000075C 堆栈:20002760 邮箱:2000A760 驾驶员登记州 R0: 00000000 R1:00000000 R2:00000000 R3:00000000 R4:2000A760 R5:00000000 R6:00000000 R7:00000000 R8:00000000 R9:00000000 R10:00000000 R11:00000000 R12:00000000 SP:20002740 LR:FFFFFFF9(主线程异常) PC:E7FEE7FE xPSR:40000003 MSP:20002740 PSP:20002760 CFBP:00000001(CONTROL=0x0,FAULTMASK=0x0,BASEPRI=0x0,PRIMASK=0x1) MSP 中的堆叠异常信息 2000275C:xPSR:41000000 20002758:VECTPC:200000A2 20002754: LR: 2000009D 20002750: R12: 00000000 2000274C: R3: 00000000 20002748: R2: 00000000 20002744: R1: 00000000 20002740: R0: 00000000 异常登记 E000ED04:ICSR:00400803(ISRPENDING,VECTPEND=0(无),RETTOBASE,VECTACTIVE=3(硬故障)) E000ED08:VTOR:00000000 TBLBASE=0(编码),TBLOFF=0x0 E000ED28:MMFSR:01(IACCVIOL) E000ED29:BFSR:00 E000ED2A:UFSR:0001(未定义字符串) E000ED2C:HFSR:40000000(强制) E000ED30:DFSR:00000001(已暂停) E000ED3C:AFSR:00000000 E000ED24:SHCSR:00000000 E000ED34:MMAR:00000000 E000ED38:BFAR:00000000 E000EDFC:DEMCR:01000000(TRCENA) VECTPC 指令接近 41000000 40FFFFFC:(无法读取 - Nn(05)。DAP接入中的线路ACK故障) 40FFFFFE:(无法辨认) Flash Driver V.2 启动失败 - rc Ef(34): 初始化闪存超时。 芯片初始化失败 - Ef(34): 闪存初始化超时。 初始化闪存驱动程序 MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx 失败 请帮我解决这个问题。 我使用的是 MCUXpresso 24.12 build 148 和 SDK 24.12.00,然后我尝试将 MCU-Link 更新到 3.153 版本。 演示板是: SCH-5077 REV C3 700-5077 REV C1(用笔尖签名) 西蒙娜 Re: rt1180 program on flash 我认为这仍然是一个非常合理的问题。该产品已不再处于预生产阶段,但问题依然存在。我们应该如何配置设备以从外部闪存执行 M7 核心代码? Re: rt1180 program on flash 你好,希望你一切都好。 RT1180目前处于预生产阶段,请联系您的恩智浦代表了解更多详细信息。 此致, 奥马尔 Re: rt1180 program on flash 如果需要,这些项目
View full article
rt1180 program on flash Hi, i've a weird problem on rt1180, if i make a new project on M33 with default config proposed by MCUXpresso, compile and download into flash the program works with no problem, print the default "Hello Word" correcty so all things are done with no problem. If i do the same thing with a new project on M7 compile correcltly but when i try do debug this is the result: LinkServer RedlinkMulti Driver v24.12 (Dec 18 2024 18:34:07 - crt_emu_cm_redlink build 869) Found chip XML file in C:/Users/colombos/Documents/MCUXpressoIDE_24.12.148/workspace/MIMXRT1189_Project_m7/Debug\MIMXRT1189xxxxx.xml Reconnected to existing LinkServer process. ============= SCRIPT: RT1180_connect_M33_wake_M7_ITC.scp ============= RT1180 Connect M33 and Wake M7 to ITC Script DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 ************ runBootLoader to enter serial downloader mode ************* PC = 1001BC6A, SP = 2001FFF4 DpID = 5BA02477 APID = 0x74770001 R15 = 0x1001C086 ********** Initialize CM33 ************ Filling 0xE000E180 + 0x00000040 with 0xFFFFFFFF Filling 0xE000E280 + 0x00000040 with 0xFFFFFFFF Filling 0x201E0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x20200008 + 0x0001FFF8 with 0x00000000 ************* Enable CM7 ************** ************ Prepare Clock ************* ******** Creating Landing Zone ********* Filling 0x303C0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x303E0000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x30400000 + 0x00020000 with 0x00000000 Filling 0x30420000 + 0x00020000 with 0x00000000 ************* Kickoff CM7 ************** Resp1 : 0xE1D20206 Resp2 : 0x000000D6 TAP 0: 5BA02477 AP 0: APID: 74770001 ROM Table: 00000002 TAP 0: 5BA02477 AP 1: APID: 44770002 ROM Table: 80000003 TAP 0: 5BA02477 Core 2: M7 APID: 74770001 ROM Table: E00FD003* TAP 0: 5BA02477 Core 3: M33 APID: 74770001 ROM Table: E00FF003 APID = 0x74770001 ============= END SCRIPT ============================================= Probe Firmware: MCU-LINK on-board (r1E2) CMSIS-DAP V3.153 (NXP Semiconductors) Serial Number: OK1PG5OV03J1X VID:PID: 1FC9:0143 USB Path: 0001:002a:00 Using memory from core 2 after searching for a good core ( 30) Emulator Connected debug interface type = CoreSight DP (DAP DP ID 5BA02477) over SWD TAP 0 processor type = Cortex-M7 (CPU ID 00000C27) on DAP AP 2 number of h/w breakpoints = 8 number of flash patches = 0 number of h/w watchpoints = 4 Probe(0): Connected&Reset. DpID: 5BA02477. CpuID: 00000C27. Info: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled. Content of CoreSight Debug ROM(s): RBASE E00FD000: CID B105100D PID 000008E88C ROM (type 0x1) ROM 1 E00FE000: CID B105100D PID 04000BB4C8 ROM (type 0x1) ROM 2 E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C7 ROM (type 0x1) ROM 3 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB00C Gen SCS (type 0x0) ROM 3 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB002 Gen DWT (type 0x0) ROM 3 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00E Gen (type 0x0) ROM 3 E0000000: CID B105E00D PID 04000BB001 Gen ITM (type 0x0) ROM 2 E0041000: CID B105900D PID 04001BB975 CSt ARM ETMv4.0 type 0x13 Trace Source - Core ROM 2 E0042000: CID B105900D PID 04004BB906 CSt type 0x14 Debug Control - Trigger, e.g. ECT ROM 1 E0043000: CID B105900D PID 04001BB908 CSt CSTF type 0x12 Trace Link - Trace funnel/router CM7 Rev. 7.0 DTCM: 512KB ITCM: 512KB LoUU: Level 2: LoC: Level 2 Level 1 Cache Type: Instruction+Data ICache 32K: WT: Y WB: Y RA: Y WA: Y NumSets: 512 Assoc: 2 LineSize: 8 DCache 32K: WT: Y WB: Y RA: Y WA: Y NumSets: 256 Assoc: 4 LineSize: 8 NXP: MIMXRT1189xxxxx Inspected v.2 External Flash Device on SPI using SFDP JEDEC ID MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx Image 'iMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI Dec 18 2024 17:30:53' Opening flash driver MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx Sending VECTRESET to run flash driver AFTER driver startup timeout (302 5ms retries) Driver Addresses Start: 20000000 Entry: 2000009D End: 2000075C Stack: 20002760 Mailbox:2000A760 Driver Register State R0: 00000000 R1: 00000000 R2: 00000000 R3: 00000000 R4: 2000A760 R5: 00000000 R6: 00000000 R7: 00000000 R8: 00000000 R9: 00000000 R10: 00000000 R11: 00000000 R12: 00000000 SP: 20002740 LR: FFFFFFF9 (exception from main thread) PC: E7FEE7FE xPSR: 40000003 MSP: 20002740 PSP: 20002760 CFBP: 00000001 (CONTROL=0x0, FAULTMASK=0x0, BASEPRI=0x0, PRIMASK=0x1) Stacked Exception information at MSP 2000275C: xPSR: 41000000 20002758: VECTPC: 200000A2 20002754: LR: 2000009D 20002750: R12: 00000000 2000274C: R3: 00000000 20002748: R2: 00000000 20002744: R1: 00000000 20002740: R0: 00000000 Exception registers E000ED04: ICSR: 00400803 (ISRPENDING, VECTPEND=0(none), RETTOBASE, VECTACTIVE=3(hard fault)) E000ED08: VTOR: 00000000 TBLBASE=0(INCODE), TBLOFF=0x0 E000ED28: MMFSR: 01 (IACCVIOL) E000ED29: BFSR: 00 E000ED2A: UFSR: 0001 (UNDEFINSTR) E000ED2C: HFSR: 40000000 (FORCED) E000ED30: DFSR: 00000001 (HALTED) E000ED3C: AFSR: 00000000 E000ED24: SHCSR: 00000000 E000ED34: MMAR: 00000000 E000ED38: BFAR: 00000000 E000EDFC: DEMCR: 01000000 (TRCENA) VECTPC instructions near 41000000 40FFFFFC: (can't read - Nn(05). Wire ACK Fault in DAP access) 40FFFFFE: (can't read) Flash Driver V.2 startup failed - rc Ef(34): Timed-out initializing flash. chip initialization failed - Ef(34): Timed-out initializing flash. failed to initialize flash driver MIMXRT1180_SFDP_FlexSPI1_A_QSPI.cfx please help me to fix this issue. i'm using MCUXpresso 24.12 build 148 and SDK 24.12.00 then i've just tried to update MCU-Link to version 3.153 the demoboard is: SCH-5077 REV C3 700-5077 REV C1(is signed with a point with pen) Simone Re: rt1180 program on flash I think this is still a very valid question. The product is not in pre-production anymore, but the issue still remains. How should we configure the device to execute M7 core code from external flash. Re: rt1180 program on flash Hello, I hope you are well.  RT1180 is a product in pre-production, please contact your NXP representative for more detailed information.  Best regards, Omar Re: rt1180 program on flash if needed the projects
View full article
DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 Hello NXP Community, I am a beginner using Config Tools for i.MX 26.09 on Ubuntu with the FRDM i.MX 95 board. I need guidance on how to configure LPDDR4X, select the correct DDR preset, and run DDR tests. In the DDR Test window, the test remains in the Queued state, and I am unsure how to configure the serial connection or USB HID option. Could someone explain the correct step-by-step procedure, including prerequisites, running DDR tests, and integrating the generated configuration into the boot firmware? I have attached a screenshot for reference. Any official documentation or beginner-friendly tutorials would be appreciated. Thank you! Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC: Memory controller Performance Degraded During Write Traffic Description During processing of certain write transactions, the write performance is degraded. Workaround To prevent the write performance degradation, set bit 7 (value of 0x80) to register offset 0xf04 within the DDRC register space. Note: The "*_timing.c" file generated by DDR tool implements the workaround FYI for AN15053 DDR Quick Boot on i.Mx9 and AN14606 Running multiboards setups with config tools for i.mx DDR tool Do you use customer board or official evaluation kit? Can this error happend at low clock freq? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 Hi @deepak_k  Currently, the DDR Config Tool is not supported in an Ubuntu environment; therefore, please ensure that you run the Config Tool on Windows OS. For detailed usage instructions, Please refer to the User Guide for the Config Tool in the attachment. B.R
View full article
S32K344を使用してASM330LHH IMUデータをW25Q64JV外部フラッシュに記録する HIチーム 私はASM330LHH IMUセンサをS32K344 MCUとインターフェースし、取得したセンサデータ(例えば加速度センサやジャイロスコープの測定値)をS32 Design Studio(S32DS)3.6.8を使ってW25Q64JVSSIQ外部QSPIフラッシュメモリに保存する実装に取り組んでいます。 現在、IMUデータ取得と外部フラッシュストレージ機構の統合において課題に直面しています。 以下のトピックについてアドバイスをいただけるとありがたいです。 1. QSPIを通じた外部フラッシュ(W25Q64JV)イネーブルメント S32K344で QuadSPI(QSPI)ペリフェラル をW25Q64JV外部フラッシュとインターフェースするために設定する際の推奨手順は何ですか? すでに QSPI RTDドライバと設定モジュールはS32DS 3.6.8で使うはずです 初期化後にQSPI通信をどのように検証できますか? JEDEC IDを読み取り、外部フラッシュメモリが正しく検出されていることを確認するための推奨手順は何ですか? 2. ASM330LHHセンサーデータの外部フラッシュストレージとの統合 ASM330LHHセンサードライバーとW25Q64JVフラッシュドライバーを統合するための推奨ソフトウェアアーキテクチャは何ですか? 以下の手順に従うべきでしょうか? IMUセンサーを初期化してください。 加速度センサ/ジャイロスコープのデータを取得。 センサーサンプルをRAMにバッファリングしてください。 バッファリングされたデータを外部フラッシュメモリに書き込みます。 ページに合わせたFlash書き込み、セクター消去マネジメント、循環ログメカニズムの実装に関するベストプラクティスはありますか? タイムスタンプやセンサ記録は効率的なデータ取得を支援するためにどのように整理すべきでしょうか? 3. 保存データの検証と妥当性確認 外部フラッシュに保存されたIMUデータが元々取得したセンサーデータと一致していることを確認するための推奨される方法は何でしょうか? ページプログラムの各操作後に、読み戻し検証を実行する必要があるでしょうか? データの完全性を確保するために一般的に用いられる検証方法は以下の通りです: フラッシュメモリの読み書き検証 チェックサムまたはCRC検証 メモリダンプ分析 UART/CAN 診断ログ記録 保存された加速度センサやジャイロスコープのデータをリアルタイムセンサの読み取り値と比較して正確性を確認するにはどうすればよいのでしょうか?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 こんにちは、 @sharathkumar2026 さん、 1.FRDM-A-S32K344ボード用搭載のW25Q64 Winbondメモリとの通信例として、すでにアプリケーションコードハブ「QSPIフラッシュメモリ読み書きデモ(FRDM-A-S32K344)」があります。 この例では、JEDEC IDとステータスレジスタの読み出しによるデバイス識別、連続的なセクター消去、ページ書き込み、読み戻し、データ整合性検証を行い、GPIOを経由したRGBLEDフィードバックで動作進行状況や合格/失敗状態を示します。 S32DSから直接インポートできます: 2. ASM330LHHはサードパーティ製のデバイスなので、どのコマンドを送るか、データの読み方を知るには、そのデータシートやユーザーマニュアルを探す必要があります。 FreeMASTERの例を使ってモーションセンシングを確認することをお勧めします。これはLPI2C上でFXLS8964AF加速度センサから3軸加速度データを読み取るもので、S32K312をベースにしてFreeMASTERを使用していますが、参考として使うのも有用かもしれません。 3. これはアプリケーションが必要とする堅牢性のレベルによります。読み戻し検証は通常不要です。各操作後に返されたステータスを確認し、CRCを使用して各レコードを検証するだけで十分です。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
SAFフレームワークライセンスに関する問い合わせ こんにちは、 私たちはNXP S32Kシリーズを安全に重要な鉄道製品として評価し、S32K3セーフティソフトウェアフレームワーク(SAF)を検討しています。 ライセンスに関して、以下の質問があります。 SAFシングルプロジェクトライセンスは、複数の拠点(アメリカ、インド)から同じプロジェクトに取り組む複数のエンジニアが利用できますか? 同じプロジェクト内で、同じS32K3 MCUファミリを使った複数の基板があります。SAF単一プロジェクトライセンスは、同じプロジェクトに属している限り、すべてのボードで使用できますか? Re: SAF Framework License query こんにちは、 @beherehardik さん、 このトピックは当社のオンライン技術サポートの範囲外です。 もし御社にNXP FAEが割り当てられている場合は、直接連絡してください。それ以外の場合は、お近くの代理店にお問い合わせください。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 HI team I am working on an implementation where the ASM330LHH IMU sensor is interfaced with the S32K344 MCU, and the acquired sensor data (for example, accelerometer and gyroscope measurements) must be stored in a W25Q64JVSSIQ external QSPI Flash memory using S32 Design Studio (S32DS) 3.6.8. Currently, I am facing challenges in integrating the IMU data acquisition with the external Flash storage mechanism. I would appreciate guidance on the following topics: 1. External Flash (W25Q64JV) Enablement Through QSPI What are the recommended steps to configure the QuadSPI (QSPI) peripheral in S32K344 for interfacing with the W25Q64JV external Flash? I have already QSPI RTD drivers and configuration modules should be used in S32DS 3.6.8 How can the QSPI communication be validated after initialization? What is the recommended procedure to read the JEDEC ID and verify that the external Flash is detected correctly? 2. Integration of ASM330LHH Sensor Data with External Flash Storage What is the recommended software architecture for integrating the ASM330LHH sensor driver with the W25Q64JV Flash driver? What sequence should be followed to: Initialize the IMU sensor. Acquire accelerometer/gyroscope data. Buffer the sensor samples in RAM. Program the buffered data into external Flash memory. Are there any best practices for implementing page-aligned Flash writes, sector erase management, and circular logging mechanisms? How should timestamps and sensor records be organized to support efficient data retrieval? 3. Verification and Validation of Stored Data What is the recommended approach to verify that the IMU data stored in external Flash matches the originally acquired sensor data? Should read-back verification be performed after every page program operation? What validation methods are commonly used to ensure data integrity, such as: Flash read/write verification Checksum or CRC validation Memory dump analysis UART/CAN diagnostic logging How can the stored accelerometer and gyroscope data be compared against real-time sensor readings to confirm correctness?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 Hello @sharathkumar2026, 1. There is an already existing example for communicating with the on-board W25Q64 Winbond memory for the FRDM-A-S32K344 board in our Application Code Hub: QSPI Flash Memory Read/Write demo for FRDM-A-S32K344.  The example performs a device identification via JEDEC ID and status register readout, a continuous sector erase, page write, read-back, and data integrity verification, with RGB LED feedback via GPIO to indicate operation progress and pass/fail status. You can import it directly through S32DS:  2. The ASM330LHH is a third-party device, so you must look for its datasheet, or user manual in order to know which commands to send and how to read the data. I can recommend going over the Motion Sensing using FreeMASTER example. It reads 3-axis acceleration data from an FXLS8964AF accelerometer over LPI2C: It is based on S32K312, and uses FreeMASTER, however, it may prove useful to use it as reference. 3. This depends on the level of robustness your application needs. Read-back verification is usually not needed, simply check returned status after every operation and validate each record with CRC. Best regards, Julián
View full article
FRDM i.MX 95におけるDDR構成とテスト こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はUbuntu上でFRDM i.MX 95ボードを使用してi.MX 26.09用Config Toolsを使い始めたばかりの初心者です。 LPDDR4Xの設定方法、適切なDDRプリセットの選択方法、およびDDRテストの実行方法について指導が必要です。 DDRテストウィンドウでは、テストが「キューイング中」の状態のままになっており、シリアル接続またはUSB HIDオプションの設定方法がわかりません。 前提条件、DDRテストの実施、生成された設定をブートファームウェアに統合する手順など、正しいステップバイステップの手順を誰か説明してもらえますか? 参考のためにスクリーンショットを添付しました。公式のドキュメントや初心者向けのチュートリアルがあれば教えてください。 ご回答をお待ちしています。 Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC:メモリコントローラのパフォーマンス低下 書き込みトラフィック記述中に特定の書き込みトランザクションのプロセッシング中に書き込み性能が低下します。回避策:書き込みパフォーマンスの低下を防ぐには、ビット7(値0x80)をDDRCレジスタ空間内のレジスタオフセット0xf04に設定します。注: 「*_timing.c」DDRツールによって生成されたファイルは回避策を実装しています AN15053 i.Mx9 での DDR クイックブートと AN14606 i.mx DDR ツール用設定ツールを使用したマルチボード設定の実行に関する参考情報 顧客ボードや公式評価キットを使っていますか?このエラーは低クロック周波数でも起こり得ますか? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 こんにちは、 @deepak_k さん。 現在、DDR設定ツールはUbuntu環境ではサポートされていません。そのため、設定ツールはWindows OS上で実行してください。 詳細な使用方法については、添付ファイル内の設定ツールのユーザーガイドをご参照ください。 B.R
View full article
FRDM i.MX 95 上的 DDR 配置和测试 NXP社区的各位朋友,大家好! 我是一名新手,正在使用 Ubuntu 系统上的 i.MX 26.09 版本配置工具,搭配 FRDM i.MX 95 板。 我需要有关如何配置 LPDDR4X、选择正确的 DDR 预设以及运行 DDR 测试的指导。 在 DDR 测试窗口中,测试一直处于“已排队”状态,我不确定如何配置串行连接或 USB HID 选项。 能否请哪位解释一下正确的步骤,包括前提条件、运行 DDR 测试以及将生成的配置集成到启动固件中? 我附上了截图供您参考。任何官方文档或适合初学者的教程都将不胜感激。 谢谢! Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 ERR051301: DDRC: 内存控制器性能在写入流量期间下降 描述 在处理某些写入事务期间,写入性能下降。解决方法:为防止写入性能下降,将 DDRC 寄存器空间内寄存器偏移量 0xf04 的位 7(值为 0x80)设置为 0x80。注意:"*_timing.c"DDR 工具生成的文件实现了该变通方案。 供参考:AN15053 DDR 快速启动(适用于 i.MX9 和 AN14606),以及使用 i.MX DDR 配置工具运行多板设置 你们使用的是客户提供的评测板还是官方评测工具包?这种错误会在低时钟频率下发生吗? Re: DDR Configuration and Testing on FRDM i.MX 95 嗨@deepak_k 目前,DDR 配置工具在 Ubuntu 环境下不受支持;因此,请确保在 Windows 操作系统上运行配置工具。 有关详细使用说明,请参阅附件中的配置工具用户指南。 B.R
View full article
使用 S32K344 将 ASM330LHH IMU 数据记录到 W25Q64JV 外部闪存 大家好 我正在开发一个实现方案,其中ASM330LHH IMU 传感器与S32K344 MCU连接,并且必须使用S32 Design Studio (S32DS) 3.6.8将采集到的传感器数据(例如,加速度计和陀螺仪测量值)存储在W25Q64JVSSIQ 外部 QSPI Flash 存储器中。 目前,我在将IMU数据采集与外部闪存存储机制集成方面面临挑战。 我希望就以下几个方面获得指导: 1. 通过 QSPI 启用外部闪存 (W25Q64JV) 在 S32K344 中配置QuadSPI (QSPI) 外设以与 W25Q64JV 外部 Flash 连接时,推荐的步骤是什么? 我已经有了QSPI RTD驱动程序,并且需要在S32DS 3.6.8中使用配置模块。 初始化后如何验证QSPI通信? 读取 JEDEC ID 并验证外部闪存是否被正确检测到的推荐步骤是什么? 2. 将 ASM330LHH 传感器数据与外部闪存存储集成 将ASM330LHH 传感器驱动程序与W25Q64JV Flash 驱动程序集成,推荐的软件架构是什么? 应该按照什么顺序进行: 初始化IMU传感器。 获取加速度计/陀螺仪数据。 将传感器样本缓存到内存中。 将缓存的数据编程到外部闪存中。 对于实现页对齐闪存写入、扇区擦除管理和循环日志记录机制,有哪些最佳实践? 应如何组织时间戳和传感器记录以支持高效的数据检索? 3. 存储数据的验证和确认 验证存储在外部闪存中的 IMU 数据与原始采集的传感器数据是否匹配的推荐方法是什么? 每次页面程序操作后是否都应该执行回读验证? 常用的数据完整性验证方法有哪些?例如: 闪存读写验证 校验和或 CRC 验证 内存转储分析 UART/CAN诊断日志记录 如何将存储的加速度计和陀螺仪数据与实时传感器读数进行比较,以确认其正确性?   Re: Logging ASM330LHH IMU Data to W25Q64JV External Flash Using S32K344 你好@sharathkumar2026 , 1.在我们的应用程序代码中心,已经有一个与 FRDM-A-S32K344 板载 W25Q64 Winbond 存储器通信的示例: FRDM-A-S32K344 的 QSPI Flash Memory Read/Write demo 。 该示例通过 JEDEC ID 和状态寄存器读取执行设备识别、连续扇区擦除、页面写入、读取和数据完整性验证,并通过 GPIO 使用 RGB LED 反馈来指示操作进度和通过/失败状态。 您可以通过S32DS直接导入: 2. ASM330LHH 是第三方设备,因此您必须查找其数据手册或用户手册,才能知道要发送哪些命令以及如何读取数据。 我建议您参考一下使用 FreeMASTER 进行运动传感的示例。它通过 LPI2C 协议读取FXLS8964AF加速度计的三轴加速度数据:该示例基于 S32K312 协议,并使用了 FreeMASTER 库,但您可以将其作为参考。 3. 这取决于您的应用程序所需的健壮性级别。通常不需要回读验证,只需在每次操作后检查返回状态并使用 CRC 验证每个记录即可。 此致, 朱利安
View full article
S32DS S32K144 SDK 安装失败 Re: S32DS S32K144 SDK install fail 好的,谢谢 Re: S32DS S32K144 SDK install fail 你好@joshua9264 较新的 S32DS 版本不再支持 S32K1 的 S32 软件开发包 (SDK)。 如果您仍需要使用该 SDK 版本,请注意它已与 S32DS v3.4 捆绑,建议您使用最初开发和测试该软件的 IDE 版本,因为这有助于避免潜在的兼容性问题并简化设置过程。 BR、VaneB Re: S32DS S32K144 SDK install fail 哪里可以下载S32DS v3.4? 在下载页面S32 Design Studio IDE for Arm based MCU | NXP 半导体 只有 Java 类型的文件夹,没有 .exe 文件。 请指教
View full article
新しく組み立てられた i.MX8ULP 15 × 15 EVK ベースの SOM が SDPS ブート時に LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) エラーで失敗します。 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 i.MX8ULP EVK 15 × 15デザインに基づく新たに組み立てたSOMを紹介します。私は参照用のSOM(構造測定図)を使用し、部品を基板上に組み立てました。 UUUを使ってAndroidのプリビルドイメージをフラッシュしようとすると、プロセッサはシリアルダウンロードモードで検出されますが、初期のSDPS: bootコマンド中に動作が失敗します。 ソフトウェア環境 ホスト:Linux Androidイメージパッケージ: android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevk 表示されたUUUバージョン: libuuu_1.5.179-0-g02da3bf 想定されるストレージターゲット: eMMC USB検出 実行中: uuu -lsusb 表示: Connected Known USB Devices Path Chip Pro Vid Pid BcdVersion 3:1 MX8ULP SDPS: 0x1FC9 0x014A 0x0001 メインの点滅試行 Androidのイメージディレクトリから、私は次のように実行しました: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -a -e -t emmc -u trusty-dual このスクリプトはサポートされているAndroidパーティション機能を識別し、UUUスクリプトを生成し、UUUを呼び出します。その後、以下のエラーが発生します。 Success 0 Failure 1 HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) SDPS: boot -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx24274 上記のファイル名は、添付のスクリーンショットに表示されているとおりです。 その他の試み 私も試してみました: sudo uuu -b emmc u-boot-imx8ulp.imx 現在分かっていること UUUはSDPSプロトコルを用いてプロセッサをMX8ULPとして検出します。 この障害は、最初のブートイメージのダウンロード中に発生します。 キャプチャされた出力には、FastbootやeMMCパーティションのフラッシュへの進行状況は示されていません。 故障の原因がイメージ/設定、USB通信、基板のリセット、電源供給シーケンス、または組み立て上の問題によるものなのか、まだ特定できていません。 まだ、正確な組み立て済みプロセッサ、DDRおよびPMIC部品番号を参考BOMと照らす必要があります。 質問 上記のコマンドと 信頼できるデュアル イメージバリアントは、i.MX8ULP 15 × EVK設計に基づく新たに組み立てられたSOMの初期フラッシュに適切でしょうか? 工場出荷時のEVKでは既に完了している初期プロビジョニング手順やPMIC構成要件を、新たに組み立てられたコンポーネントに対して行う必要はありますか? SDPSのブート段階で、USB転送の失敗とリセットまたはブートイメージ実行の失敗を区別するための推奨される方法は何ですか? DDRの設定ミスマッチがこの段階でこの特定の故障を引き起こす可能性はありますか?DDR初期化が完了したかどうかを判断するのに役立つUART出力やその他の証拠は何ですか? ハードウェアの起動時に、どの電源レール、リセット信号、クロック、およびブート構成信号を最初にチェックすべきでしょうか? 完全なAndroidフラッシュを試みる前に、初期起動とDDRの動作を確認するための推奨される最小限の起動イメージや診断手順はありますか? よろしくお願いします。 Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- こんにちは、 1.あなたのコマンドは設計に合っており、trusty-dualは有効なAndroidブートローダーのバリアントです。 -i オプションを使用してテストすることをお勧めします。このオプションは U-Boot をロードして Fastboot に入るだけです。 sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i 2. いいえ、POR/コールドリセットと同じ電源投入シーケンスを使用します。 3. どちらの場合も、fastbootモードでボードがインターチェンジできなくてもLIBUSB_ERROR_NO_DEVICEエラーが表示されます。 4. いいえ、この段階では問題ないはずです。Cortex-A UARTデバッグポートを使ってください。ここでは、fastbootモードでボードが入れないかどうかを確認できます。 5. 基本的にすべて、電源入力の順序をドキュメントに沿ったものと、デザイン内のすべてのMISC信号、クリスタルやオシレーターの正しいクロック信号も確認してください。 6.ブートローダーだけをフラッシュしてU-bootに入ってみるのも手です。 sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i よろしくお願いいたします。 Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- こんにちは、ホルヘさん。 ご回答とトラブルシューティングのご提案をありがとうございました。 あなたが提案してくれたU-Boot専用のコマンドを試してみました。 sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i しかし、操作は依然として失敗し、U-Boot/Fastbootにアクセスできていません。 組み立てたSOMとi.MX8ULP 15 × 15 EVKリファレンスデザインの違いについて、以下の点を明確にしたいと思います。 EVK PMICの型番: PCA9460AUK 私のSOMに搭載されているPMIC: PCA9460BUKZ 私のSOMに搭載されているDDRメモリ: Micron MT53D512M32D1ZW 私の理解では、MT53D512M32D1ZWはLPDDR4とLPDDR4X操作をサポートしています。PCA9460BUKZを使用している際に両方の設定パスを有効にしましたが、これが正しい設定かどうか確信が持てません。 PMICのバリアントまたはその構成が故障の原因となっている可能性が疑われますが、これはまだ確認できていません。以下の点を明確にしていただけますか? このSOMはPCA9460AUKではなくPCA9460BUKZで起動できますか? これらのPMICバリアントの違いが、上記のコマンドを実行した際の失敗の説明になるのでしょうか? MT53D512M32D1ZWの場合、LPDDR4だけを有効にするべきでしょうか、それともLPDDR4X設定パスを有効にしるべきでしょうか? 両方のパスを有効にするのは適切でしょうか? 24MHzおよび32.768kHzの水晶発振器に関連する発振器ピンでは、どのくらいの電圧レベルが期待できるでしょうか?ハードウェアの起動時にこれらの測定値を確認したいと考えています。 このPMICとDDRの組み合わせには、どの正確なブートローダーイメージを使うべきでしょうか?Android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevkのプリビルドイメージを使えますか?それともカスタマイズされたイメージが必要ですか?適切なイメージファイル名と、信頼できるデュアルバリアントが引き続き適しているかを確認してください。 ご協力ありがとうございました。 Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- こんにちは、皆さん NXPの i.MX ボードでAndroidを動かそうとすると、持続的なブートループや失敗が発生しています。興味深いことに、標準のYoctoイメージをまったく同じボードにフラッシュすると、問題なく起動します。しかし、Androidに切り替えると初期起動時にクラッシュします。 以下に、起動ログ全体を添付しました。このログの解析を手伝って、何が故障しているのか教えていただけませんか?パーティションテーブル、U-Boot環境変数、または2つのオペレーティングシステム間のAVB構成の違いに関連しているのではないかと疑っていますが、専門家の意見をいただけると大変ありがたいです。     よろしくお願いします。    
View full article
S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 之前使用S32K144,安装S32 Design Studio for ARM v2018 R1后,之后使用一段时间就提示过期了,现在在使用fs65,发现需要学习一下实例代码,实例代码基于S32 Design Studio for ARM v2018 R1开发环境,安装的时候,激活码无法验证成功,离线也不行,但是我在view count找不到延期。 能否让我可以验证码能通过或者解除我的过期,谢谢! I previously used the S32K144 with S32 Design Studio for ARM v2018 R1, but after using it for a while, I received an expiration notice. I am now working with the FS65 and need to study the example code, which is based on the S32 Design Studio for ARM v2018 R1 development environment. However, I am unable to successfully validate the activation code—neither online nor offline—and I cannot find an option to extend the license. Could you please help me get the activation code validated or resolve the expiration issue? Thank you! Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 你好, 您的S32DS许可证已延期。请使用您之前的激活码重新激活S32DS。 Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 现在可以安装成功了,非常感谢支持!
View full article
哪里可以找到适用于 S32K3 的 AES_ACCEL 子系统 RM? 您好,NXP 我目前正在学习如何使用AES_ACCEL模块。我在S32K3 参考手册或HSE 参考手册中都找不到太多信息。文档中提到有专门的AES_ACCEL 子系统参考手册,但我没能在 NXP 网站上找到它。请问能否提供下载链接或告知下载地点? 提前致谢。 显龙 Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? 嗨@wuxianlong 我给你发了私信。 Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? 我的问题也一样,但是标出的答案对我没用。为什么不为社区提供更好的回复,而要发送私信呢? Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? 我正在尝试获取 S32K3xx 规范中提到的 AES_ACCEL 子系统参考手册。 我可以通过我的 NXP 帐户访问安全资源,但找不到该文档。我该如何找到它?
View full article
AMMCLIB 1.1.44を提供してください。S32DSプラグインはRTD 7.0.0と互換性があります。 こんにちは、S32 Design StudioにAMMCLIBプラグインをインストールした際にバージョン依存の問題に直面しました。 私は同僚と同じプロジェクトに取り組んでおり、両者ともRTDバージョン7.0.0とS32DSバージョン3.6以上を使用しています。私の同僚がAMMCLIB 1.1.44をインストールしました。正常に動作しています。しかし、S32DSの拡張機能とアップデートではAMMCLIB 1.1.46しか見つかりません。 バージョン1.1.46をインストールする際、プロンプトには、以下の依存関係が不足していることを示しています。 必要な依存関係が見落とされていること: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1は見つかりませんでした。 欠けている要件: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 は必要です com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) チームの開発環境の一貫性を維持するため、RTD 7.0.0 を引き続き使用したいと考えています。+ AMMCLIB 1.1.44、RTDプラグイン方法を通じてそれらを統合します。 以下の点を確認するのをご協力ください: 1. AMMCLIB 1.1.44用のS32DSプラグインのダウンロードリンク、過去の更新サイト、またはオフラインインストールパッケージを提供していただけますか?S32K3xx用ですか? 2. このプラグインは、具体的にどのS32DSバージョンとアップデートをサポートしていますか?RTD 7.0.0と互換性がありますか? 3.もし旧バージョンの公式ダウンロードがもう入手できない場合、同僚のすでにインストールされている1.1.44からプラグインを入手・インストールするサポート方法はありますか?環境? 必要なのはS32DSプラグイン/更新サイトインストールパッケージで、S32設定ツールを使ってAMMCLIBコンポーネントを追加しコードを生成することです。 添付ファイルは、インストール失敗を示すエラーメッセージのスクリーンショットです。ありがとう! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 こんにちは、 @feixingren1さん S32DS拡張およびアップデートを通じて利用可能なAMMCLibパッケージは、パッケージ名からも示すようにRTDに依存しています。つまり、特定のRTDバージョンに対応して設計されており、ソフトウェア依存関係もインストールする必要があります。あなたの場合、エラーメッセージはパッケージにRTD 7.0.1が必要であることを示しています。したがって、必要なRTDバージョンとその依存関係がS32DSのインストールに存在しない限り、インストールは完了できません。 あなたが特にAMMCLib v1.1.44に興味を持っているため、S32DS Extensions and Updates を通じて入手できるバージョンをインストールする必要はありません。代わりに、 オートモーティブ Math and モータ制御 Library Set for S32K3から、希望のバージョンのスタンドアロンパッケージを直接ダウンロードできます。 統合に関しては、NXP S32K3xx、MWCT2DxxS、MWCT20xxS Devices向けオートモーティブ数学・モータ制御ライブラリセットユーザーマニュアルには、ライブラリをS32 Design Studio for S32 Platformに単独で統合する方法を説明した専用セクションがあります。 BR、VaneB
View full article
Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 In a legacy LPC1768/9 MBED project I have to maintain, there is a linker script that narrows the usable RAM range on the top end by 32 bytes. In other words, whereas the true size of SRAM is 32k and the start address is 0x10000000, the imposed end address is 0x10007FE0 (instead of 0x10008000 as one would expect). The brief explanation given for this was "used by IAP functions". Is this true? Is there some fixed-address memory use of the IAP API? If so, does anyone have a documentation link or more explanation as to why this is? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 See paragraph 32.3.2.8 of "User manual" (UM10360): 32.3.2.8 RAM used by IAP command handler Flash programming commands use the top 32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated stack space is 128 bytes and it grows downwards. I don't know what is "on-chip RAM" means in that paragraph. According to memory map LPC1768, it could be either: or: "On-chip SRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF" or: "AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF". I think it's most likely the first range: 0x10000000 ... 0x10007FFF. But if you don't call IAP from your firmware, then you don't need to worry about these 32 bytes. Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 It's always intriguing to uncover the "why" behind these hardware-software interactions. My current "why" is usually focused on clearing lines in games. I've been really enjoying Geometry Dash lately, specifically the satisfying feeling of clearing rows and keeping the board from filling up. It's a nice way to unwind and keep my brain engaged with pattern recognition. Regarding your IAP functions query, does that narrow RAM range cause significant limitations in your project?
View full article
KEILとLID2634の互換性 コミュニティの皆さん、こんにちは。 LID2634ボードの購入手続きを進めております。 しかし、NXPファームウェアを書き込むには、KEIL MDK 5.36のライセンスが必要です。(私はこの分野は初心者です。) 問い合わせたところ、KEILは現在バージョン6を提供しているとのことでしたが、それ以前のバージョンで作業するには、KEILからプロフェッショナルライセンスを購入する必要があるとのことでした。 私の質問は以下の通りです。 1.KEILのプロフェッショナルライセンスは必須ですか、それともKEIL 5.36が必須ですか?そうでなければ、Essential/Communityライセンスで進めるべきでしょうか? 2. 文書にはKEIL 5.36バージョンしか記載されていなかった。購入前に、コンパイラやデバッガのオプションなど、互換性に関する他の事項も確認しておくべきでしょうか? 3. CASのサンプルコードのほとんどがPythonで書かれているようですが、これはKEILはファームウェアの書き込みにのみ使用し、残りのPythonベースのロジックはオンボードコンピュータに組み込むという意味でしょうか?NXPのMACレイヤー上で作業する予定がある場合。 4. また、ボードの設定、マルチタグやマルチアンカーの設定など、すぐに始められる設定例やgitリポジトリがあれば教えていただきたいです。 ありがとう Re: KEIL compatibility with LID2634 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、この製品の情報はNDA(秘密保持契約)に基づいており、公開されていません。この情報を共有する安全なチャネルではなく、同じ理由で私もデータを持っていません。 このため、代理店ネットワークに掲載されている当社の代理店のいずれかにご連絡いただくことをお勧めします。NXP。また、この製品やIC取得の際に直接のお問い合わせがいれば、直接連絡を取ってください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals The NXP zsdk information specifies that RW612 supports scantternet topology, which allows for a peripheral to be connected to multiple centrals nxp-zsdk/doc/wireless/release-notes/topics/bluetooth_radio_features.md at main · nxp-zephyr/nxp-zsdk · GitHub. How many connections are supported from a peripheral device to different BLE centrals? Are there any constraints across these connections? Shall they use same PHY, connection parameters or other traits ? Best regards Tonny Bing Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals You may check the datasheet for different topology.There are one antenna topology and two antenna topology using internal SPDT Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals Hello, Hope you are doing well. For our examples, we  have the CONFIG_BT_MAX_CONN=16 This match the "Maximum 16 Bluetooth LE connections" from the Relese Notes. Regards, Ricardo
View full article
S32R41:Cortex-M7ロックステップ機能の有効化と検証方法 NXPチームの皆様、こんにちは。 NXP S32R41の自動車用レーダーSoCを扱い、デバッグにはLauterbach TRACE32を使っています。 S32R41のCortex-M7コアのハードウェアロックステップ機能を有効にして検証する方法を理解したいです。 以下の質問について、教えていただけますか? ロックステップを有効にする方法: S32R41ではCortex-M7のロックステップモードはデフォルトで有効ですか?それとも設定が必要ですか?設定が必要な場合、具体的な手順は何でしょうか?ハードウェア設定、DCFレコード、起動ソフトウェア、または特定のレジスタで制御されますか? 構成レジスタ: S32R41固有のレジスタやビットフィールドは、ロックステップが有効かどうかを示しますか?レジスタ名、アドレス、ビット位置、期待値をご提供ください。 ロックステップの検証方法: Cortex-M7コアが独立モードではなく、実際にハードウェアのロックステップモードで動作していることを確認するにはどうすればよいですか?設定レジスタの確認だけで十分ですか、それとも追加のステータスレジスタが必要ですか? ロックステップエラー検出: どのレジスタがロックステップコンパレータの状態を示しますか?コンパレータが正しく動作しているか、またロックステップの不一致が検出されていないかをどうやって判断すればよいですか? TRACE32デバッグ:ロックステップ構成とステータスを検査するための推奨されるTRACE32コマンドシーケンスまたはデバッグ手順はありますか? ドキュメント: S32R41リファレンスマニュアル、セーフティマニュアル、またはロックステップの設定および検証手順を説明した他の公式文書の関連セクションを教えていただけますか? ロックステップ機能が正しく有効化されていること、そしてその動作がS32R41専用のドキュメント化された方法で検証できることを確認したいのです。 なお、私はS32R41について質問しており、S32K3ファミリについてはお願いしているので、S32R41に適用されるレジスタの定義や手順を教えていただけると助かります。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality こんにちは、 S32R41では、Cortex-M7プロセッサがハードウェアのロックステップコアペアとして実装されています。ロックステップ操作はS32R41のハードウェア構成の一部であり、アプリケーションソフトウェア、スタートアップコード、またはS32K3スタイルのUTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCFレコードによって有効化されるわけではありません。NXP S32R41の製品情報には、Cortex-M7の実装がロックステップコア構成であると明示的に記述されています。 1.ソフトウェアの有効化シーケンスは必要ありません 2. 設定はS32K3レジスタを使用して検証してはならない。 3. デバッガーの可視性は実用的なアーキテクチャ上の指標を提供する TRACE32論理的なCortex-M7プロセッサに接続されます。冗長なチェッカーコアを、独立してデバッグ可能な追加のCortex-M7として提示するわけではありません。したがって、各ロックステップペアの機能的なメンバーのみがデバッグ対象として表示されることが想定されます。 4. 同期不一致の報告 Cortex-M7のロックステップ比較ロジックで検出された不一致は、S32R41のセーフティ故障管理経路を通じて報告されます。アプリケーションは対応するFCCU故障およびその必要な反応をS32R41セーフティマニュアルに従って設定しなければなりません。 5. ロックステップを有効にするために特別なTRACE32コマンドは必要ありません。 6. 以下のS32R41関連文書を参照してください。 S32R41リファレンスマニュアル、特にCortex-M7、FCCUおよびリセット/故障管理の章; S32R41セーフティマニュアル、特にCortex-M7のロックステップ実行、ロックステップ比較、FCCU故障処理に関する安全機構; 該当するS32R41改訂版に関連するデバイス固有のFCCU故障マッピング、 サポートされたS32R41ソフトウェア/デバッグパッケージに付属していたTRACE32 S32R41の起動スクリプト。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B Hello NXP Community, I am working with a MIFARE Classic 1K card and an NXP PN7150 NFC controller running over the standard NCI protocol layer. I am trying to implement a provisioning feature where I write a custom secret password into Key B of a target sector (Sector 7), but the card chip consistently rejects the write command. Here is the exact state of my card and the implementation details: Current Sector 7 State: The sector is currently blank/unformatted. A read dump shows it is in the factory default state with access bits FF078069 and both Key A and Key B set to 0xFFFFFFFFFFFF. The Goal: I want to keep Key A as the read key, preserve the open access bit layout, and overwrite Key B with a personal custom key payload (0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06). The Issue: When I attempt to write the 16-byte raw block layout string (FFFFFFFFFFFFFF078069010203040506) to Block 3 (Sector 7 Trailer), the write transaction fails. Note: i did the card NDEF format with an App and access bytes are showing 7F078840 Any guidance would be greatly appreciated!   Kind Regards   Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B Hello @Saqib1 Hope you are doing well. Please consider that PN7150 is Not Recommended for New Designs; we recommend using PN7160 instead. Additionally, MIFARE Classic is also Not Recommended for New Designs; MIFARE DESFire Light can be considered. Before sending the write command make sure the authentication with Key A (FFFFFFFFFFFFh) on block 1Fh (Sector 7 trailer) is performed successfully. Now, after authentication on block 1Fh, please verify that the write command is being sent following the procedure described in the MIFARE Classic EV1 1K datasheet, section 12.3. The WRITE operation consists of two parts that must be sent sequentially: Part 1: Send the command byte and block address, including CRC: A0 + XX +CRC where XX is the block address (e.g., 1Fh for the Sector 7 Trailer). The card must respond with ACK before proceeding. Part 2: Only after receiving the ACK, send the 16 bytes of data including CRC: [16 bytes payload] + CRC. The card will respond with a final ACK to confirm the write was accepted. Regards, Eduardo. Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B Hello Eduardo, I am waiting for new card to recieve. As soon as i receive, i implement your suggested solution and get to you back. One more question was about CRC calculation. How could we approach with CRC calculation? Best Regards Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B Hello @EduardoZamora  I have written the code .the thing is i want to format it as NDEF morever continue to write the private key by self as it is the key requirement.Can you please jave a look over program flow    void RW_NDEF_MIFARE_Write_Next(uint8_t* pRsp, uint16_t Rsp_size, uint8_t* pCmd, uint16_t* pCmd_size) {     *pCmd_size = 0;   NDEF_MIFARE_t* TxT = &RfInterface.NDEF_MIFARE; NDef_MsgBuf_t* Msg = &RfInterface.Msg;       switch(Msg->Wr_State)     { case M_Wr_Init: { pCmd[0] = 0x40; pCmd[1] = 0x01; pCmd[2] = 0x10;   memcpy(&pCmd[3], KeyA, 6);   *pCmd_size = 9;   Msg->Wr_State = M_Wr_Authenticated; }         break;   case M_Wr_Authenticated: {         if (Rsp_size != 2) break;         if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               pCmd[0] = 0x10;             pCmd[1] = 0x30;             pCmd[2] = 0x01;             *pCmd_size = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Read_GPB;         }         break;   case M_Wr_Read_GPB: { if (Rsp_size != 18) break; if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               if (pRsp[3] != MIFARE_NFC_CLUSTER) break;             if (pRsp[4] != MIFARE_FUNCTION_CLUSTER) break;               pCmd[0] = 0x40;             pCmd[1] = 0x01;             pCmd[2] = 0x01;             *pCmd_size = 3;   Msg->Wr_Index = 0;             TxT->BlkNb = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;         }         break;   case M_Wr_Write_Data_1: { if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               /* Is NDEF write already completed ? */             if (Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index)             { if ( TxT->BlkNb ==7) {   pCmd[0] = 0x10; pCmd[1] = 0xA0; pCmd[2] = 0x07; *pCmd_size = 3; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2; }                 else { if (nfc_Use_Callback)     {  if  (NDEF_PushCb != NULL)  { NDEF_PushCb(Msg->Wr, Msg->Wr_Size);  } } } break;             }   if (( (TxT->BlkNb+1) % 4) == 0)             {                 /* Authenticate next block */                 pCmd[0] = 0x40;                 pCmd[1] = (TxT->BlkNb+1)/4;                 pCmd[2] = 0x01;                 *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;                 TxT->BlkNb++;             }             else             {                 pCmd[0] = 0x10;                 pCmd[1] = 0xA0;                 pCmd[2] = TxT->BlkNb;                 *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2;             }         }         break;   case M_Wr_Write_Data_2: { if (Rsp_size != 3) break; if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;   if(TxT->BlkNb == 7 && Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index ) { pCmd[0] = 0x10; memcpy(&pCmd[1], KeyA,6); memcpy(&pCmd[7], accessBytes, 4); memcpy(&pCmd[11], KeyB,6);   *pCmd_size = 17; TxT->BlkNb ++; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1; break;   }               /* First block to write ? */             if (TxT->BlkNb == 4)             {                 pCmd[0] = 0x10;                 //pCmd[1] = 0x00;                 //pCmd[2] = 0x00; memset(&pCmd[1], 0x00, 16);                   pCmd[3] = 0x03;                 if (Msg->Wr_Size > 0xFF)                 { pCmd[4] = 0xFF;                     pCmd[5] = (Msg->Wr_Size & 0xFF00) >> 8;                     pCmd[6] =  Msg->Wr_Size & 0xFF;                     memcpy(&pCmd[7], Msg->Wr, 10); Msg->Wr_Index = 10;                 }                 else                 {                     pCmd[4] = Msg->Wr_Size;                     //memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, 12);                     //Msg->Wr_Index = 12; uint16_t CopySize = Msg->Wr_Size; if (CopySize > 12) { CopySize = 12; }   memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, CopySize); Msg->Wr_Index = CopySize;                 }             }             else             {                 //pCmd[0] = 0x10;                 //memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, 16);                 //Msg->Wr_Index += 16; pCmd[0] = 0x10;   uint16_t Remaining = Msg->Wr_Size - Msg->Wr_Index; uint16_t CopySize = (Remaining > 16) ? 16 : Remaining;   memset(&pCmd[1], 0x00, 16); memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, CopySize);   Msg->Wr_Index += CopySize;             }               *pCmd_size = 17;             TxT->BlkNb++;             Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;         }         break;   default:         break;     } }
View full article
LPC1768におけるIAP RAM予約に関する説明 私が保守を担当している旧式のLPC1768/9 MBEDプロジェクトには、使用可能なRAM範囲の上限を32バイト狭めるリンカスクリプトがあります。つまり、SRAMの実際のサイズは32kで開始アドレスは0x10000000であるのに対し、強制的に設定された終了アドレスは0x10007FE0(予想される0x10008000ではなく)である。これに関する簡単な説明は、「IAP機能で使用される」というものだった。 これは本当ですか?IAP APIには、固定アドレスのメモリを使用する部分はありますか?もしそうなら、なぜそうなるのか、ドキュメントリンクやもっと詳しい説明をお持ちの方はいらっしゃいますか? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 「ユーザーマニュアル」(UM10360)の32.3.2.8段落を参照してください: 32.3.2.8 IAPコマンドハンドラが使用するRAM フラッシュメモリのプログラミングコマンドは、オンチップRAMの上位32バイトを使用します。ユーザー割り当てされたスタック領域の最大スタック使用量は128バイトで、その使用量は減少します。 その段落にある「オンチップRAM」が何を意味するのか分かりません。メモリマップLPC1768によると、それは以下のいずれかである可能性があります: または: "オンチップSRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF" または: "AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF"。 おそらく最初の範囲、0x10000000 ... 0x10007FFF だと思います。 しかし、ファームウェアからIAPを呼び出さない場合は、これらの32バイトについて心配する必要はありません。 Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 これらのハードウェアとソフトウェアの相互作用の「なぜ」を明らかにするのはいつも興味深いことです。私の現在の「なぜ」は、通常、ゲームでラインをクリアすることに集中しています。最近、 Geometry Dashをすごく楽しんでいます。特に、列を消してボードがいっぱいにならないようにする爽快感がたまりません。リラックスできるし、パターン認識で脳を活性化させるのに良い方法だ。IAP機能に関するご質問ですが、その狭いRAM範囲はプロジェクトにおいて重大な制約となりますか?
View full article