2420547_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2420547_ja-JP

2420547_ja-JP

KEILとLID2634の互換性

コミュニティの皆さん、こんにちは。

LID2634ボードの購入手続きを進めております。
しかし、NXPファームウェアを書き込むには、KEIL MDK 5.36のライセンスが必要です。(私はこの分野は初心者です。)
問い合わせたところ、KEILは現在バージョン6を提供しているとのことでしたが、それ以前のバージョンで作業するには、KEILからプロフェッショナルライセンスを購入する必要があるとのことでした。

私の質問は以下の通りです。
1.KEILのプロフェッショナルライセンスは必須ですか、それともKEIL 5.36が必須ですか?そうでなければ、Essential/Communityライセンスで進めるべきでしょうか?

2. 文書にはKEIL 5.36バージョンしか記載されていなかった。購入前に、コンパイラやデバッガのオプションなど、互換性に関する他の事項も確認しておくべきでしょうか?

3. CASのサンプルコードのほとんどがPythonで書かれているようですが、これはKEILはファームウェアの書き込みにのみ使用し、残りのPythonベースのロジックはオンボードコンピュータに組み込むという意味でしょうか?NXPのMACレイヤー上で作業する予定がある場合。

4. また、ボードの設定、マルチタグやマルチアンカーの設定など、すぐに始められる設定例やgitリポジトリがあれば教えていただきたいです。

ありがとう

Re: KEIL compatibility with LID2634

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、この製品の情報はNDA(秘密保持契約)に基づいており、公開されていません。この情報を共有する安全なチャネルではなく、同じ理由で私もデータを持っていません。

このため、代理店ネットワークに掲載されている当社の代理店のいずれかにご連絡いただくことをお勧めします。NXP。また、この製品やIC取得の際に直接のお問い合わせがいれば、直接連絡を取ってください。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。


よろしくお願いいたします。

リカルド

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: