Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
PN7150/NCI:カスタム埋め込みキーBでMIFARE Classic 1Kセクタートレーラーを更新できません こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私は MIFARE Classic 1K カードと、標準のNCIプロトコル層上で動作するNXP PN7150 NFCコントローラーを使っています。ターゲットセクター(セクター7 )のキーBにカスタムの秘密パスワードを書き込むプロビジョニング機能を実装しようとしていますが、カードチップが書き込みコマンドを常に拒否します。 私のカードの正確な状態と実装の詳細は以下のとおりです。 セクター7の現在の状態:セクターは現在空白/未フォーマットです。読み取りダンプは工場出荷時のデフォルト状態で、アクセスビット はFF078069 、キーAとキーBの両方が0xFFFFFFFFFFFFに設定されていることを示します。 目標: キーAを読み出しキーとして保持し、オープンアクセスビットの配置を維持しつつ、個人用のカスタムキーペイロード(0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06)でキーBを上書きしたいと考えています。 問題点: 16バイトの生ブロックレイアウト文字列( FFFFFFFFFFFFFF078069010203040506 )をブロック3 (セクター7トレーラー)に書き込もうとすると、書き込みトランザクションが失敗します。 注:アプリでNDEFフォーマットを行ったところ、アクセスバイトは7F078840と表示されています 何かアドバイスをいただければ大変ありがたいです!   敬具   Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B こんにちは、 @Saqib1さん あなたの調子が良いといいのですが。 PN7150は新しいデザインには推奨されていません。代わりに PN7160 を使用することを推奨します。さらに、MIFARE Classicは新しいデザインには推奨されません。 MIFARE DESFire Light も検討可能です。 書き込みコマンドを送信する前に、ブロック1Fh(セクター7トレーラー)でキーA(FFFFFFFFFFh)による認証が成功していることを確認してください。 次に、ブロック1Fhでの認証後、MIFARE Classic EV1 1K データシートのセクション12.3に記載された手順に従って書き込みコマンドが送信されているか確認してください。書き込み操作は、順番に送信されなければならない2つの部分から構成されます。 パート 1: コマンド バイトとブロック アドレス (CRC を含む) を送信します。A0 + XX + CRC で、XX はブロック アドレスです (例: セクター 7 トレーラーの場合は 1Fh)。カードは処理を進める前にACK応答を返す必要があります。 パート 2: ACK を受信した後のみ、CRC を含む 16 バイトのデータを送信します: [16 バイトのペイロード] + CRC。カードは書き込みが受理されたことを確認する最終確認応答(ACK)を送信します。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B こんにちは、エドゥアルドさん。 新しいカードが届くのを待っています。ご提案いただいた内容を受け取り次第、すぐに実行に移し、ご連絡いたします。もう一つ質問があったのは、CRCの計算方法についてでした。CRC計算にはどのようにアプローチすればよいでしょうか? よろしくお願いします Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B こんにちは、 @EduardoZamoraさん 私はコードを書きました。問題は、私がNDEFとしてフォーマットしたいことです。私字鍵はキー要件なので、自分で書き続けたいです。プログラムフローの確認をお願いできますか?   void RW_NDEF_MIFARE_Write_Next(uint8_t* pRsp, uint16_t Rsp_size, uint8_t* pCmd, uint16_t* pCmd_size) {     *pCmd_size = 0;   NDEF_MIFARE_t* TxT = &RfInterface.NDEF_MIFARE; NDef_MsgBuf_t* Msg = &RfInterface.Msg;   スイッチ(Msg->Wr_State)     { ケースM_Wr_Init: { pCmd[0] = 0x40; pCmd[1] = 0x01; pCmd[2] = 0x10;   memcpy(&pCmd[3], KeyA, 6);   *pCmd_size = 9;   Msg->Wr_State = M_Wr_Authenticated; } 壊す;   CASE M_Wr_Authenticated: {         if (Rsp_size != 2) break;         if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               pCmd[0] = 0x10;             pCmd[1] = 0x30;             pCmd[2] = 0x01;             *pCmd_size = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Read_GPB;      } 壊す;   CASE M_Wr_Read_GPB: { if (Rsp_size != 18) break; if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               if (pRsp[3] != MIFARE_NFC_CLUSTER) break;             if (pRsp[4] != MIFARE_FUNCTION_CLUSTER) break;               pCmd[0] = 0x40;             pCmd[1] = 0x01;             pCmd[2] = 0x01;             *pCmd_size = 3;   Msg->Wr_Index = 0;             TxT->BlkNb = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;      } 壊す;   ケースM_Wr_Write_Data_1: { if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;               /* NDEF の書き込みは既に完了していますか?*/             if (Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index)             { if ( TxT->BlkNb ==7 ) {   pCmd[0] = 0x10; pCmd[1] = 0xA0; pCmd[2] = 0x07; *pCmd_size = 3; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2; } それ以外 { if (nfc_Use_Callback)     {  if (NDEF_PushCb != NULL) { NDEF_PushCb(Msg->Wr, Msg->Wr_Size); } } } 壊す;        }   (((TxT->BlkNb+1) % 4) == 0) の場合             {                 /* 次のブロックを認証する */                 pCmd[0] = 0x40;                 pCmd[1] = (TxT->BlkNb+1)/4; pCmd[2] = 0x01;                 *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;                 TxT->BlkNb++;        } それ以外             {                 pCmd[0] = 0x10;                 pCmd[1] = 0xA0;                 pCmd[2] = TxT->BlkNb;                 *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2;        }      } 壊す;   CASE M_Wr_Write_Data_2: { if (Rsp_size != 3) break; if (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) break;   if(TxT->BlkNb == 7 && Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index ) { pCmd[0] = 0x10; memcpy(&pCmd[1], KeyA,6); memcpy(&pCmd[7], accessBytes, 4); memcpy(&pCmd[11], KeyB,6);   *pCmd_size = 17; TxT->BlkNb ++; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1; 壊す;   }               /* 最初に書き込むブロック?*/             if (TxT->BlkNb == 4)             {                 pCmd[0] = 0x10;                 //pCmd[1] = 0x00;                 //pCmd[2] = 0x00; memset(&pCmd[1], 0x00, 16);   pCmd[3] = 0x03;               if (Msg->Wr_Size > 0xFF)                 { pCmd[4] = 0xFF;                     pCmd[5] = (Msg->Wr_Size & 0xFF00) >> 8;                     pCmd[6] =  Msg->Wr_Size & 0xFF; memcpy(&pCmd[7], Msg->Wr, 10); Msg->Wr_Index = 10;          } それ以外                 {                     pCmd[4] = Msg->Wr_Size;                     //memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, 12);                     //Msg->Wr_Index = 12; uint16_t CopySize = Msg->Wr_Size; if (CopySize > 12) { コピーサイズ = 12; }   memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, CopySize); Msg->Wr_Index = CopySize;          }        } それ以外             {                 //pCmd[0] = 0x10;                 //memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, 16);                 //Msg->Wr_Index += 16; pCmd[0] = 0x10;   uint16_t Remaining = Msg->Wr_Size - Msg->Wr_Index; uint16_t CopySize = (Remaining > 16) ?16:残り   memset(&pCmd[1], 0x00, 16); memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, CopySize);   Msg->Wr_Index += CopySize;        }               *pCmd_size = 17;             TxT->BlkNb++;             Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;      } 壊す;   デフォルト: 壊す;    } }
View full article
KEIL compatibility with LID2634 Hello community, We are in progress of purchasing LID2634 board. But to flash the NXP firmware there is a need of KEIL MDK 5.36 license. (Am new to this). When enquired KEIL has version of 6 right now - but if I wish to work on backward versions I must buy Professional License from them. My questions are : 1. Is Professional License of KEIL is must, or KEIL 5.36 is must? Else should I go ahead with Essential/Community license? 2. Documents had mentioned only KEIL 5.36 version. Should I also ensure other things like compiler, debugger options for compatibility before purchase. 3. I see most of the CAS example samples are in python - Does that mean I will use KEIL only for flashing firmware and rest of the python based logics go inside onboard computer? If I'm planning to work on top of NXPs MAC layer. 4. I also wish to know any examples or git repo available on setting up the board, Multi Tag and Multi Anchor configured setups etc to quickly start with. Thanks Re: KEIL compatibility with LID2634 Hello, Hope you are doing well. Sorry for the inconvenience this might cause you but as the information of this product it's under NDA (Non-Disclosure Agreement) the information it's not public, this is not a secure channel to share any information of this device, and I do not have the data as well for the same reason. For this reason, I recommend you contacting one of our distributors available in the Distributor Network|NXP. Or if you have a direct contact who helped you with information about this product or getting the IC in a first place, please communicate directly with him/her. I apologize for the inconveniences this might cause you. Best Regards, Ricardo
View full article
Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 Hello, I encountered a version dependency issue when installing the AMMCLIB plugin in S32 Design Studio. I am collaborating with a colleague on the same project, and we are both using RTD version 7.0.0 and S32DS versions above 3.6. My colleague has installed AMMCLIB 1.1.44 and it is functioning normally; however, in my S32DS Extensions and Updates, I can only find AMMCLIB 1.1.46. When installing version 1.1.46, a prompt indicates that the following dependencies are missing: Missing required dependency: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1 could not be found. Missing requirement: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 requires com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) To maintain consistency in our team's development environment, we hope to continue using RTD 7.0.0 + AMMCLIB 1.1.44, integrating them through the RTD plugin method. Please assist in confirming: 1. Can you provide the download link, historical update site, or offline installation package for the S32DS plugin for AMMCLIB 1.1.44 for S32K3xx? 2. Which specific S32DS versions and updates are supported by this plugin? Is it compatible with RTD 7.0.0? 3. If the official download for the old version is no longer available, is there a supported method to obtain and install the plugin from a colleague's already installed 1.1.44 environment? What we need is the S32DS plugin/update site installation package, so as to use the S32 Configuration Tools to add the AMMCLIB component and generate code. The attachment is a screenshot of the error message indicating the installation failure. Thank you! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 Hi @feixingren1  The AMMCLib package available through S32DS Extensions and Updates is RTD-dependent, as indicated by the package name. This means that it is designed to work with specific RTD versions and has software dependencies that must also be installed. In your case, the error message indicates that the package requires RTD 7.0.1, so the installation cannot be completed unless the required RTD version and its associated dependencies are present in your S32DS installation. Since you are specifically interested in AMMCLib v1.1.44, there is no need to install the version available through S32DS Extensions and Updates. Instead, you can download the standalone package for the desired version directly from Automotive Math and Motor Control Library Set for S32K3. Regarding integration, the User Manual for Automotive Math and Motor Control Library Set for NXP S32K3xx, MWCT2DxxS, and MWCT20xxS Devices includes a dedicated section that explains how to integrate the library into S32 Design Studio for S32 Platform as a standalone package. BR, VaneB
View full article
请提供 AMMCLIB 1.1.44S32DS插件与RTD 7.0.0兼容 您好,我在 S32 Design Studio 中安装 AMMCLIB 插件时遇到了版本依赖问题。 我正在与一位同事合作进行同一个项目,我们都在使用 RTD 版本 7.0.0 和 S32DS 版本 3.6 以上。我的同事安装了 AMMCLIB 1.1.44它运行正常;但是,在我的 S32DS 扩展和更新中,我只能找到 AMMCLIB 1.1.46。 安装 1.1.46 版本时,提示信息表明缺少以下依赖项: 缺少必需的依赖项: 找不到 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 7.0.1。 缺少要求: com.nxp.AMMCLIB.S32K3xx.root.feature.feature.group 1.1.46.202609081018 需要 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.feature.feature.group [7.0.1,99.99.99) 为了保持团队开发环境的一致性,我们希望继续使用 RTD 7.0.0 版本。+ AMMCLIB 1.1.44,通过RTD插件方法集成它们。 请协助确认: 1. 能否提供适用于 AMMCLIB 1.1.44 的 S32DS 插件的下载链接、历史更新站点或离线安装包?适用于 S32K3xx? 2. 此插件支持哪些具体的 S32DS 版本和更新?它与RTD 7.0.0兼容吗? 3.如果旧版本的官方下载已不再可用,是否有受支持的方法可以从同事已安装的 1.1.44 版本中获取并安装该插件?环境? 我们需要的是 S32DS 插件/更新站点软件包,以便使用 S32 配置工具添加 AMMCLIB 元器件并生成代码。 附件是显示安装失败的错误信息的屏幕截图。谢谢你! Re: Please provide the AMMCLIB 1.1.44 S32DS plugin compatible with RTD 7.0.0 你好@feixingren1 通过 S32DS 扩展和更新提供的 AMMCLib 软件包是 RTD 相关的,正如软件包名称所示。这意味着它设计用于特定的 RTD 版本,并且具有必须安装的软件依赖项。就您的情况而言,错误信息表明该软件包需要 RTD 7.0.1 版本。因此,除非您的 S32DS 安装中存在所需的 RTD 版本及其相关依赖项,否则无法完成安装。 既然您对 AMMCLib v1.1.44 特别感兴趣,无需安装通过 S32DS 扩展和更新提供的版本。或者,您可以直接从S32K3 汽车数学和电机控制库集下载所需版本的独立组网 (SA)软件包。 关于集成,NXP S32K3xx、MWCT2DxxS 和 MWCT20xxS 器件的汽车数学和电机控制库集用户手册包含一个专用的章节,解释了如何将该库作为独立软件包内置到 S32 平台的 S32 设计工作室中。 BR,VaneB
View full article
Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) Hello NXP Community, I am bringing up a newly assembled SOM based on the i.MX8ULP EVK 15 × 15 design. I used the reference SOM and had the components assembled onto the board. When attempting to flash the Android prebuilt images using UUU, the processor is detected in serial download mode, but the operation fails during the initial SDPS: boot command. Software environment Host: Linux Android image package: android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevk UUU version displayed: libuuu_1.5.179-0-g02da3bf Intended storage target: eMMC USB detection Running: uuu -lsusb shows: Connected Known USB Devices Path Chip Pro Vid Pid BcdVersion 3:1 MX8ULP SDPS: 0x1FC9 0x014A 0x0001 Main flashing attempt From the Android image directory, I ran: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -a -e -t emmc -u trusty-dual The script identifies the supported Android partition features, generates the UUU script, and invokes UUU. It then fails with: Success 0 Failure 1 HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) SDPS: boot -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx24274 The filename above is shown as it appears in the attached screenshot. Other attempts I also tried: sudo uuu -b emmc u-boot-imx8ulp.imx What is currently known UUU detects the processor as MX8ULP using the SDPS protocol. The failure occurs during the initial boot-image download. The captured output does not show progression to Fastboot or eMMC partition flashing. I have not yet established whether the failure is caused by the image/configuration, USB communication, a board reset, power sequencing, or an assembly issue. I still need to verify the exact assembled processor, DDR, and PMIC part numbers against the reference BOM. Questions Is the command above and the trusty-dual image variant appropriate for initial flashing of a newly assembled SOM based on the i.MX8ULP 15 × 15 EVK design? Are any initial provisioning steps or PMIC configuration requirements needed for newly assembled components that would already have been completed on a factory EVK? What is the recommended way to distinguish a USB transfer failure from a reset or boot-image execution failure at this SDPS: boot stage? Could a DDR configuration mismatch cause this particular failure at this stage? What UART output or other evidence would help determine whether DDR initialization has been reached? Which power rails, reset signals, clocks, and boot configuration signals should be checked first during hardware bring-up? Is there a recommended minimal boot image or diagnostic procedure for checking initial boot and DDR operation before attempting a complete Android flash? Thank you. Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- Hello, 1. Your command is correct for your design, and trusty-dual is a valid Android bootloader variant. I suggest you use the -i option to test because it only loads U-Boot and enters Fastboot: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i 2. No, uses the same power-up sequence as POR/cold reset. 3. In both cases will show the LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE error, even if the board is not able to inter in fastboot mode. 4. No, this should not be an issue at this stage, use the Cortex-A UART debug port. Here you can see if the board is not able to enter in fastboot mode. 5. Basically all, check the power-up sequence aligned with the documentation and all MISC signals in your design, including the correct clock signals in crystals/oscillators.  6. You could try flashing just the bootloader and enter to U-boot. sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i Best regards. Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- Hello Jorge, Thank you for your response and troubleshooting recommendations. I tried the U-Boot-only command you suggested: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i However, the operation still fails, and I have not been able to reach U-Boot/Fastboot. I would like to clarify the following differences between my assembled SOM and the i.MX8ULP 15 × 15 EVK reference design: Reference EVK PMIC: PCA9460AUK PMIC installed on my SOM: PCA9460BUKZ DDR installed on my SOM: Micron MT53D512M32D1ZW My understanding is that the MT53D512M32D1ZW supports LPDDR4 and LPDDR4X operation. I enabled both configuration paths while using the PCA9460BUKZ, but I am unsure whether this is the correct configuration. I suspect that the PMIC variant or its configuration may be contributing to the failure, although I have not confirmed this. Could you please clarify the following? Can this SOM boot using the PCA9460BUKZ instead of the PCA9460AUK? Could the difference between these PMIC variants explain the failure when running the command above? For the MT53D512M32D1ZW, should I enable only the LPDDR4 or LPDDR4X configuration path? Is enabling both paths appropriate? What voltage levels should I expect at the oscillator pins associated with the 24 MHz and 32.768 kHz crystals? I would like to verify these measurements during hardware bring-up. Which exact bootloader image should I use for this PMIC and DDR combination? Can I use the prebuilt image from android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevk, or do I need a customized image? Please confirm the appropriate image filename and whether the trusty-dual variant remains suitable. Thank you for your assistance. Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- Hi everyone, I am experiencing a persistent boot loop/failure when trying to run Android on my NXP i.MX board. Interestingly, when I flash a standard Yocto image to the exact same board, it boots perfectly fine without any issues. However, switching over to Android causes it to crash during the early boot sequence. I have attached my complete boot log below. Could anyone help me analyze this log to point out what is failing? I suspect it might be related to partition tables, U-Boot environment variables, or AVB configuration differences between the two operating systems, but I would really appreciate an expert eye.     Thank you.    
View full article
Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? Hi,NXP I'm currently learning to use the AES_ACCEL​ module. I couldn't find much information in either the S32K3 Reference Manual​ or the HSE Reference Manual. The documentation mentions a dedicated AES_ACCEL Subsystem Reference Manual, but I wasn't able to locate it on the NXP website. Could you please provide a link or let me know where to download it? Thanks in advance. xianlong Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? Hi @wuxianlong  I sent you a private message. Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? I have the same question, but the marked solution is useless. Why not provide a better response for the community instead of a private message Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? I am trying to get access to the AES_ACCEL Subsystem Reference Manual as mentioned in the S32K3xx specification. I have access to Secure Resources via my NXP account, but can't see the document anywhere. How can I find it?
View full article
S32 Design Studio for ARM v2018 R1 has expired and can no longer be installed. Previously, I used S32K144 and installed S32 Design Studio for ARM v2018 R1. After using it for a while, it showed as expired. Now I'm using fs65 and I need to study some example code. The example code is based on the S32 Design Studio for ARM v2018 R1 development environment. During installation, the activation code could not be verified successfully, and offline installation didn't work either. However, I couldn't find the extension in the view count. Could you please allow me to pass the verification code or undo my expired account? Thank you! I previously used the S32K144 with S32 Design Studio for ARM v2018 R1, but after using it for a while, I received an expiration notice.I am now working with the FS65 and need to study the example code, which is based on the S32 Design Studio for ARM v2018 R1 development environment.However, I am unable to successfully validate the activation code—neither online nor offline—and I cannot find an option to extend the license. Could you please help me get the activation code validated or resolve the expiration issue?Thank you! Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 Hi,  your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code.  Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 The installation was successful. Thank you so much for your support!
View full article
KEIL 与 LID2634 的兼容性 大家好, 我们正在采购LID2634板。 但是要刷写 NXP 固件,需要 KEIL MDK 5.36 许可证。(我是新手)。 经询问,KEIL 目前有 6 版本——但如果我想使用旧版本,我必须从他们那里购买专业许可证。 我的问题是: 1.是必须持有 KEIL 专业执照,还是必须持有 KEIL 5.36 证书?否则我应该选择基础版/社区版许可证吗? 2. 文件只提到了 KEIL 5.36 版本。购买前是否也应该确认一下编译器、调试器选项等兼容性问题? 3. 我看到大多数 CAS 示例都是用 Python 编写的——这是否意味着我只需要使用 KEIL 来烧录固件,而其余基于 Python 的逻辑都放在板载计算机中?如果我计划在NXP的MAC层之上进行开发。 4. 我还想知道是否有关于设置板、多标签和多锚点配置设置等的示例或 git 仓库可供参考,以便快速入门。 谢谢 Re: KEIL compatibility with LID2634 你好, 希望你一切都好。很抱歉给您带来不便,但由于该产品的信息受保密协议(NDA)约束,因此不对外公开。这不是分享该设备任何信息的安全渠道,出于同样的原因,我也没有相关数据。 因此,我建议您联系我们代理商网络|NXP中的一家代理商。或者,如果您有直接联系人曾帮助您了解该产品的信息或最初帮助您获得集成电路,请直接与他/她联系。 由此给您带来的不便,我深表歉意。 顺祝商祺! 里卡多
View full article
RW612 BLE 外围设备与中央控制器的最大连接数 NXP zsdk 信息指定 RW612 支持 scantternet 拓扑,允许外围设备连接到多个中心设备nxp-zsdk/doc/wireless/版本-notes/topics/bluetooth_radio_features.md at main · nxp-zephyr/nxp-zsdk · GitHub 。 外围设备支持与不同的BLE中心设备建立多少个连接? 这些连接之间是否存在任何限制?它们是否应该使用相同的物理层、连接参数或其他特性? 此致敬礼,托尼·宾 Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals 您可以查阅数据手册了解不同的拓扑结构。有一种天线拓扑结构,还有一种是使用内部单刀双掷开关的双天线拓扑结构。 Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals 你好, 希望你一切都好。 例如,我们有: CONFIG_BT_MAX_CONN=16 这与发布说明中的“最多 16 个蓝牙低功耗连接”相符。 此致, 里卡多
View full article
新组装的基于 i.MX8ULP 15 × 15 EVK 的 SOM 在 SDPS 启动时失败,并出现 LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) 错误。 NXP社区的各位朋友,大家好! 我正在组装一个基于 i.MX8ULP EVK 15 × 15 设计的新 SOM。我使用了参考SOM,并将元器件组装到板上。 当尝试使用 UUU 刷写 Android 预构建镜像时,检测到处理器处于串行下载模式,但在初始SDPS: 启动命令期间操作失败。 软件环境 主机:Linux Android镜像包: android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevk 显示的 UUU 版本: libuuu_1.5.179-0-g02da3bf 目标存储介质:eMMC USB检测 跑步: uuu -lsusb 显示: Connected Known USB Devices Path Chip Pro Vid Pid BcdVersion 3:1 MX8ULP SDPS: 0x1FC9 0x014A 0x0001 主闪光尝试 我在 Android 镜像目录中运行了以下命令: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -a -e -t emmc -u trusty-dual 该脚本识别受支持的 Android 分区功能,生成 UUU 脚本,并调用 UUU。然后它报错: Success 0 Failure 1 HID(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4) SDPS: boot -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx24274 上面的文件名与附图中的文件名一致。 其他尝试 我还尝试了: sudo uuu -b emmc u-boot-imx8ulp.imx 目前已知 UUU使用SDPS协议检测到处理器为MX8ULP 。 故障发生在初始启动映像下载期间。 捕获到的输出结果没有显示进入 Fastboot 或 eMMC 分区刷写阶段的进展。 我尚未确定故障是由图像/配置、USB 通信、板 RESET、电源时序还是组装问题引起的。 我还需要核对组装好的处理器、DDR内存和电源管理芯片的零件编号与参考物料清单是否一致。 问题 上述命令和trusty-dual映像变体是否适用于基于 i.MX8ULP 15 × 15 EVK 设计的新组装 SOM 的初始烧录? 对于在工厂 EVK 上已经完成的新组装元器件,是否需要任何初始配置步骤或 PMIC 配置要求? 在SDPS: 启动阶段,如何区分 USB 传输失败与 RESET 或启动映像执行失败? DDR配置不匹配是否会导致此阶段出现这种特定故障?哪些 UART 输出或其他证据可以帮助确定 DDR 初始化是否已完成? 硬件启动过程中,应该首先检查哪些电源轨、复位信号、时钟和启动配置信号? 在尝试完整刷写 Android 系统之前,是否有推荐的最小启动映像或诊断程序来检查初始启动和 DDR 运行情况? 谢谢! Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- 你好, 1.您的命令对于您的设计是正确的,trusty-dual 是一个有效的 Android 引导加载程序变体。 我建议你使用 -i 选项进行测试,因为它只会加载 U-Boot 并进入 Fastboot 模式: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i 2. 不,它使用与 POR/冷复位相同的上电顺序。 3. 这两种情况下都会显示 LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE 错误,即使板无法进入 fastboot 模式。 4. 不,这在现阶段应该不是问题,请使用 Cortex-A UART 调试端口。在这里你可以看到板是否能够进入fastboot模式。 5. 基本上,请检查所有上电顺序是否与文档一致,以及设计中的所有其他信号,包括晶振(晶体振荡器)中的正确时钟信号。 6.您可以尝试只刷入引导加载程序并进入 U-boot 模式。 sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i 顺祝商祺! Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- 你好,豪尔赫, 感谢您的回复和故障排除建议。 我尝试了您建议的仅针对 U-Boot 的命令: sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8ulp -i 但是,操作仍然失败,我无法进入 U-Boot/Fastboot 系统。 我想澄清一下我组装的SOM与i.MX8ULP 15 × 15 EVK参考设计之间的以下区别: 参考 EVK PMIC: PCA9460AUK 我的SOM上安装的PMIC: PCA9460BUKZ 我的系统模块上安装的DDR内存: Micron MT53D512M32D1ZW 据我了解,MT53D512M32D1ZW 支持 LPDDR4 和 LPDDR4X 操作。我在使用 PCA9460BUKZ 时启用了两条配置路径,但我不太确定这是否是正确的配置。 我怀疑 PMIC 的型号或其配置可能是导致故障的原因,但我尚未证实这一点。请问您能否澄清以下问题? 该SOM能否使用PCA9460BUKZ而不是PCA9460AUK启动?这些PMIC型号之间的差异是否可以解释运行上述命令时出现的失败? 对于 MT53D512M32D1ZW,我应该只启用 LPDDR4 配置路径还是 LPDDR4X 配置路径?同时启用两条路径是否合适? 我应该预期24 MHz和32.768 kHz晶振的振荡器引脚上的电压等级是多少?我想在硬件启动过程中验证这些测量结果。 我应该使用哪个引导加载程序镜像来适配我的 PMIC 和 DDR 组合?我可以使用 android-14.0.0_2.2.0_image_8ulpevk 中的预编译镜像吗?还是需要定制镜像?请确认合适的镜像文件名,并说明trusty-dual版本是否仍然适用。 谢谢你的帮助。 Re: Newly assembled i.MX8ULP 15 × 15 EVK-based SOM fails at SDPS boot with LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (- 大家好, 我在NXP i.MX开发板上运行Android系统时,遇到了持续的启动循环/启动失败问题。有趣的是,当我将标准的 Yocto 镜像刷入同一块板子时,它启动完全正常,没有任何问题。但是,切换到 Android 系统后,系统会在启动初期崩溃。 我已将完整的启动日志附在下方。请问有人可以帮我分析一下这个日志,指出哪里出了问题吗?我怀疑这可能与两个操作系统之间的分区表、U-Boot 环境变量或 AVB 配置差异有关,但我非常希望得到专家的指点。     谢谢!    
View full article
S32K3用のAES_ACCELサブシステムRMはどこで入手できますか? こんにちは、NXP 現在、 AES_ACCELモジュールの使い方を学んでいます。S32K3リファレンスマニュアルやHSEリファレンスマニュアルにはあまり情報が見つかりませんでした。AES_ACCELサブシステムリファレンス・マニュアルドキュメントには専用が記載されていますが、NXPのウェブサイトでは見つけられませんでした。リンクを教えていただけるか、ダウンロードできる場所を教えていただけませんか? 前もって感謝します。 シアンロン Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? こんにちは@wuxianlong プライベートメッセージを送りました。 Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? 私も同じ疑問を持っていますが、マークされた解決策は役に立ちません。プライベートメッセージではなく、コミュニティに対してより良い対応を提供してみてはどうでしょうか。 Re: Where to find AES_ACCEL Subsystem RM for S32K3? S32K3xx仕様に記載されているAES_ACCELサブシステムリファレンスマニュアルにアクセスしようとしています。 NXPアカウントを通じてSecure Resourcesにアクセスできますが、ドキュメントはどこにも見られません。どうやって見つければいい?
View full article
S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality Hello NXP Team, I am working with the NXP S32R41 automotive radar SoC and using Lauterbach TRACE32 for debugging. I would like to understand how to enable and verify the hardware lockstep functionality of the Cortex-M7 cores on the S32R41. Could you please help clarify the following questions? How to enable Lockstep: Is the Cortex-M7 lockstep mode enabled by default on the S32R41, or does it need to be configured? If configuration is required, what are the exact steps to enable it? Is it controlled by hardware configuration, DCF records, startup software, or specific registers? Configuration registers: Which S32R41-specific registers and bit fields indicate whether Lockstep is enabled? Please provide the register names, addresses, bit positions, and expected values. How to verify Lockstep: How can I confirm that the Cortex-M7 cores are actually operating in hardware lockstep mode rather than independent mode? Is checking the configuration register sufficient, or are additional status registers required? Lockstep error detection: Which registers indicate the status of the lockstep comparator? How can I determine whether the comparator is functioning correctly and whether any lockstep mismatch has been detected? TRACE32 debugging: Is there a recommended TRACE32 command sequence or debugging procedure to inspect the lockstep configuration and status? Documentation: Could you point me to the relevant sections of the S32R41 Reference Manual, Safety Manual, or other official documentation describing the lockstep configuration and verification procedure? I want to ensure that the lockstep functionality is correctly enabled and that its operation can be verified using documented, S32R41-specific methods. Please note that I am specifically asking about the S32R41, not the S32K3 family, so I would appreciate register definitions and procedures applicable to the S32R41. Thank you for your support. Best regards Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality Hello, On the S32R41, the Cortex‑M7 processors are implemented as hardware lockstep core pairs. Lockstep operation is part of the S32R41 hardware configuration and is not enabled by application software, startup code, or an S32K3-style UTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCF record. The NXP S32R41 product information explicitly describes the Cortex‑M7 implementation as having a lockstep core configuration. 1. No software enable sequence is required 2. The configuration should not be verified using S32K3 registers 3. Debugger visibility provides a practical architectural indication TRACE32 connects to the logical Cortex‑M7 processor. It does not present the redundant checker core as an additional independently debuggable Cortex‑M7. Therefore, only the functional member of each lockstep pair is expected to appear as a debug target. 4. Lockstep mismatch reporting A mismatch detected by the Cortex‑M7 lockstep comparison logic is reported through the S32R41 safety fault-management path. The application must configure the corresponding FCCU fault and its required reaction in accordance with the S32R41 Safety Manual. 5. No special TRACE32 command is required to enable lockstep. 6. Please refer to the following S32R41-specific documents: S32R41 Reference Manual, particularly the Cortex‑M7, FCCU and reset/fault-management chapters; S32R41 Safety Manual, particularly the safety mechanisms covering Cortex‑M7 lockstep execution, lockstep comparison and FCCU fault handling; the device-specific FCCU fault mapping associated with the applicable S32R41 revision; the TRACE32 S32R41 startup scripts supplied with the supported S32R41 software/debug package. Best regards, Peter
View full article
S32DS S32K144 SDKのインストールに失敗しました Re: S32DS S32K144 SDK install fail はい、ありがとうございます。 Re: S32DS S32K144 SDK install fail こんにちは、@joshua9264さん S32K1用のS32ソフトウェア開発キット(SDK)は、新しいS32DSバージョンではサポートされなくなりました。 このSDKバージョンを使用する必要がある場合は、S32DS v3.4に既に同梱されていることに注意してください。潜在的な互換性の問題を回避し、セットアッププロセスを簡素化するために、ソフトウェアが最初に開発およびテストされたIDEバージョンと同じバージョンを使用することをお勧めします。 BR、VaneB Re: S32DS S32K144 SDK install fail S32DS v3.4はどこでダウンロードできますか? ダウンロードページにて、Arm®ベースMCU向けS32 Design Studio IDE | NXP Semiconductors .exe のない Java タイプのフォルダしかありません アドバイスをお願いします
View full article
S32 Design Studio for ARM v2018 R1 はライセンスが期限切れとなり、インストールできなくなりました。 以前はS32K144を使用しており、S32 Design Studio for ARM v2018 R1をインストールしていました。しばらく使用した後、期限切れと表示されました。現在はfs65を使用しており、いくつかのサンプルコードを学習する必要があります。サンプルコードは、S32 Design Studio for ARM v2018 R1開発環境に基づいています。インストール中にアクティベーションコードを正常に検証できず、オフラインインストールも機能しませんでした。しかし、ビュー数に拡張機能が見つかりませんでした。 認証コードを入力させていただくか、期限切れのアカウントを復元していただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。 以前はS32 Design Studio for ARM v2018 R1でS32K144を使用していましたが、しばらく使用した後、有効期限切れの通知を受け取りました。現在FS65を使用しており、S32 Design Studio for ARM v2018 R1開発環境に基づいたサンプルコードを研究する必要があります。しかし、オンラインでもオフラインでもアクティベーションコードを正常に認証できず、ライセンスを延長するオプションも見つかりません。 アクティベーションコードの認証、または有効期限切れの問題を解決するお手伝いをしていただけませんか?ありがとう! Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。 Re: S32 Design Studio for ARM v2018 R1过期后,无法再安装 インストールは無事完了しました。ご協力ありがとうございました!
View full article
LPC1768 上 IAP RAM 预留的说明 在我需要维护的旧版 LPC1768/9 MBED 项目中,有一个链接器脚本将可用 RAM 范围的上限缩小了 32 字节。换句话说,虽然 SRAM 的实际大小为 32k,起始地址为 0x10000000,但强制结束地址为 0x10007FE0(而不是人们所期望的 0x10008000)。对此给出的简要解释是“用于 IAP 功能”。 这是真的吗?IAP API 是否存在固定地址内存使用?如果是这样,请问有人能提供相关文档链接或更详细的解释吗? LPC17xx Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 请参阅《用户手册》(UM10360)第32.3.2.8段: 32.3.2.8 IAP 命令处理程序使用的 RAM Flash 编程命令使用片上 RAM 的前 32 个字节。用户分配的堆栈空间中,堆栈使用量的最大值为 128 字节,并且向下递增。 我不知道那段话里的“片上RAM”是什么意思。根据内存映射 LPC1768,它可能是以下两种情况之一: 或者:“片上 SRAM 0x10000000 ... 0x10007FFF” 或者:“AHB SRAM 0x2007C000 ... 0x20083FFF”。 我认为最有可能的是第一个范围:0x10000000 ... 0x10007FFF。 但是,如果您没有从固件中调用 IAP,那么您就无需担心这 32 字节。 Re: Explanation for IAP RAM reservation on LPC1768 探究这些硬件-软件交互背后的“为什么”总是一件很有趣的事情。我目前的“动力”通常集中在游戏中的清线上。我最近真的很喜欢玩《几何冲刺》 ,特别是消除方块行并防止板被填满的那种满足感。这是一种很好的放松方式,也能让我的大脑保持活跃,进行模式识别。关于您提出的 IAP 功能问题,较窄的 RAM 范围是否会对您的项目造成重大限制?
View full article
PN7150/NCI:无法使用自定义嵌入式键B更新 MIFARE Classic 1K 扇区尾部 NXP社区的各位朋友,大家好! 我正在使用MIFARE Classic 1K卡和 NXP PN7150 NFC 控制器,它们运行在标准的 NCI 协议层上。我正在尝试实现一个配置功能,将自定义密钥密码写入目标扇区(扇区 7 )的密钥 B ,但卡芯片始终拒绝写入命令。 以下是我的卡片的确切状态和实现细节: 当前第 7 区状态:该区目前为空白/未格式化。读取转储显示它处于出厂默认状态,访问位为FF078069 ,密钥 A 和键B 都设置为 0xFFFFFFFFFFFF。 目标:我希望保留密钥 A 作为读取密钥,保留开放访问位布局,并将密钥 B 替换为个人自定义密钥有效载荷(0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06)。 问题:当我尝试将 16 字节的原始块布局字符串( FFFFFFFFFFFFFF078069010203040506 )写入块 3 (扇区 7 尾部)时,写入事务失败。 注意:我使用应用程序对卡进行了 NDEF 格式化,访问字节显示为7F078840 非常感谢您的指导!   此致   Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B 你好@Saqib1 希望你一切都好。 请注意,PN7150 不建议用于新设计;我们建议改用PN7160 。此外,也不建议在新设计中使用 MIFARE Classic;可以考虑使用MIFARE DESFire Light 。 在发送写入命令之前,请确保使用密钥 A (FFFFFFFFFFFFh) 对块 1Fh(第 7 扇区尾部)进行身份验证已成功执行。 现在,在对块 1Fh 进行身份验证后,请验证写入命令是否按照MIFARE Classic EV1 1K数据手册第 12.3 节中描述的步骤发送。WRITE 操作由两个部分组成,必须按顺序发送: 第 1 部分:发送命令字节和块地址,包括 CRC:A0 + XX + CRC,其中 XX 是块地址(例如,1Fh 表示第 7 扇区尾部)。卡片必须先回复 ACK 才能继续执行。 第 2 部分:只有在收到 ACK 后,才发送包含 CRC 的 16 字节数据:[16 字节有效载荷] + CRC。该卡将以最终的 ACK 响应,以确认写入操作已被接受。 问候, 爱德华多。 Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B 你好,爱德华多, 我正在等待收到新卡。我一收到您的建议,就会立即实施并回复您。还有一个问题是关于CRC计算的。我们该如何进行CRC计算? 此致 Re: PN7150/NCI: Unable to update MIFARE Classic 1K Sector Trailer with Custom Embedded Key B 你好@EduardoZamora 我已经编写了代码。问题是,我想把它格式化成 NDEF 格式,并且继续自己写入私钥,因为这是关键要求。您能看一下程序流程吗?   void RW_NDEF_MIFARE_Write_Next(uint8_t* pRsp, uint16_t Rsp_size, uint8_t* pCmd, uint16_t* pCmd_size) { *pCmd_size = 0;   NDEF_MIFARE_t* TxT = &RfInterface.NDEF_MIFARE; NDef_MsgBuf_t* Msg = &RfInterface.Msg;   switch(Msg->Wr_State)     { case M_Wr_Init: { pCmd[0] = 0x40; pCmd[1] = 0x01; pCmd[2] = 0x10;   memcpy(&pCmd[3], KeyA, 6);   *pCmd_size = 9;   Msg->Wr_State = M_Wr_Authenticated; } 休息;   案例 M_Wr_Authenticated: { 如果 (Rsp_size != 2) 则跳出循环; 如果 (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) 则跳出循环;   pCmd[0] = 0x10; pCmd[1] = 0x30; pCmd[2] = 0x01; *pCmd_size = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Read_GPB;      } 休息;   案例 M_Wr_Read_GPB: { 如果 (Rsp_size != 18) 则跳出循环; 如果 (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) 跳出循环;   如果 (pRsp[3] != MIFARE_NFC_CLUSTER) 则跳出循环; 如果 (pRsp[4] != MIFARE_FUNCTION_CLUSTER) 则跳出循环;   pCmd[0] = 0x40; pCmd[1] = 0x01; pCmd[2] = 0x01; *pCmd_size = 3;   Msg->Wr_Index = 0;             TxT->BlkNb = 3;               Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;      } 休息;   case M_Wr_Write_Data_1: { 如果 (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) 跳出循环;   /* NDEF 写入是否已完成?*/ 如果 (Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index) { 如果 ( TxT>BlkNb ==7) {   pCmd[0] = 0x10; pCmd[1] = 0xA0; pCmd[2] = 0x07; *pCmd_size = 3; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2; } 别的 { 如果 (nfc_Use_Callback) { 如果 (NDEF_PushCb != NULL) { NDEF_PushCb(Msg->Wr, Msg->Wr_Size); } } } 休息;        }   如果 (( (TxT->BlkNb+1) % 4) == 0) { /* 验证下一个区块 */ pCmd[0] = 0x40; pCmd[1] = (TxT->BlkNb+1)/4; pCmd[2] = 0x01; *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;                 TxT->BlkNb++;        } 别的 { pCmd[0] = 0x10; pCmd[1] = 0xA0; pCmd[2] = TxT->BlkNb; *pCmd_size = 3;                 Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_2;        }      } 休息;   case M_Wr_Write_Data_2: { 如果 (Rsp_size != 3) 则跳出循环; 如果 (pRsp[Rsp_size-1] != 0x00) 跳出循环;   if(TxT->BlkNb == 7 &&Msg->Wr_Size <= Msg->Wr_Index ) { pCmd[0] = 0x10; memcpy(&pCmd[1], KeyA,6); memcpy(&pCmd[7], accessBytes, 4); memcpy(&pCmd[11], KeyB,6);   *pCmd_size = 17; TxT->BlkNb ++; Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1; 休息;   }   /* 要写入的第一个代码块?*/ 如果 (TxT>BlkNb == 4) { pCmd[0] = 0x10; //pCmd[1] = 0x00; //pCmd[2] = 0x00; memset(&pCmd[1], 0x00, 16);   pCmd[3] = 0x03; 如果 (Msg->Wr_Size->0xFF) { pCmd[4] = 0xFF; pCmd[5] = (Msg->Wr_Size & 0xFF00) -> -> 8; pCmd[6] = Msg->Wr_Size & 0xFF; memcpy(&pCmd[7], Msg->Wr, 10); Msg->Wr_Index = 10;          } 别的 { pCmd[4] = Msg->Wr_Size; //memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, 12); //Msg>Wr_Index = 12; uint16_t CopySize = Msg->Wr_Size; 如果(CopySize > 12) { CopySize = 12; }   memcpy(&pCmd[5], Msg->Wr, CopySize); Msg->Wr_Index = CopySize;          }        } 别的 { //pCmd[0] = 0x10; //memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, 16); //Msg>Wr_Index += 16; pCmd[0] = 0x10;   uint16_t 剩余数量 = Msg->Wr_Size - Msg->Wr_Index; uint16_t CopySize = (剩余 > 16) ?16:剩余;   memset(&pCmd[1], 0x00, 16); memcpy(&pCmd[1], Msg->Wr + Msg->Wr_Index, CopySize);   Msg->Wr_Index += CopySize;        }   *pCmd_size = 17;             TxT->BlkNb++;             Msg->Wr_State = M_Wr_Write_Data_1;      } 休息;   默认: 休息;    } }
View full article
S32R41:如何启用和验证 Cortex-M7 锁步功能 您好,NXP团队, 我正在使用 NXP S32R41 汽车雷达 SoC,并使用 Lauterbach TRACE32 进行调试。 我想了解如何在 S32R41 上启用和验证 Cortex-M7 内核的硬件锁步功能。 请问您能否帮忙解答以下问题? 如何启用锁步模式: S32R41 是否默认启用 Cortex-M7 锁步模式,还是需要手动配置?如果需要配置,具体步骤是什么?它是通过硬件配置、DCF 记录、启动软件还是特定寄存器来控制的? 配置寄存器:哪些S32R41特有的寄存器和位域指示是否启用了锁步功能?请提供寄存器名称、地址、位位置和预期值。 如何验证硬件锁步模式:如何确认 Cortex-M7 内核确实运行在硬件锁步模式而不是独立模式下?检查配置寄存器是否足够,还是需要额外的状态寄存器? 锁步错误检测:哪些寄存器指示锁步比较器的状态?如何确定比较器是否正常工作以及是否检测到任何锁步不匹配? TRACE32 调试:是否有推荐的 TRACE32 命令序列或调试程序来检查锁步配置和状态? 文档:能否指出 S32R41 参考手册、功能安全手册或其他官方文档中描述锁定步骤配置和验证程序的相关章节? 我希望确保锁定步进功能已正确启用,并且可以使用已记录的、S32R41 特定方法验证其运行情况。 请注意,我特指S32R41 ,而不是 S32K3 系列,因此我希望得到适用于 S32R41 的寄存器定义和程序。 感谢您的支持。 顺祝商祺! Re: S32R41: How to Enable and Verify Cortex-M7 Lockstep Functionality 你好, 在 S32R41 上,Cortex-M7 处理器以硬件锁步内核对的形式实现。锁步操作是 S32R41 硬件配置的一部分,并非通过应用程序软件、启动代码或 S32K3 风格的 UTEST_MISC[LOCKSTEP_EN] DCF 记录启用。NXP S32R41 产品信息明确描述了 Cortex-M7 实现采用锁步内核配置。 1.无需软件启用序列 2. 不应使用 S32K3 寄存器验证配置。 3. 调试器可见性提供了实际的架构指示 TRACE32 连接到逻辑 Cortex-M7 处理器。它没有将冗余的检查器核心作为额外的、可独立调试的 Cortex-M7 呈现出来。因此,只有每个锁步对的功能成员才会作为调试目标出现。 4. 锁步不匹配报告 Cortex-M7 锁步比较逻辑检测到的不匹配将通过 S32R41 功能安全故障管理路径报告。应用程序必须按照 S32R41 功能安全手册配置相应的 FCCU 故障及其所需的响应。 5. 无需特殊的 TRACE32 命令即可启用锁步。 6. 请参阅以下与 S32R41 相关的文档: S32R41 参考手册,特别是 Cortex-M7、FCCU 和复位/故障管理章节; S32R41 功能安全手册,特别是涵盖 Cortex-M7 锁步执行、锁步比较和 FCCU 故障处理的安全机制; 与适用的 S32R41 版本相关的设备特定 FCCU 故障映射; TRACE32 S32R41 启动脚本随受支持的 S32R41 软件/调试软件包一起提供。 顺祝商祺! Peter
View full article
RW612 BLE ペリフェラルセントラル最大接続 NXP zsdk 情報によると、RW612はscantternetトポロジーをサポートしており、ペリフェラルを複数のセントラルにコネクテッドにしています。 nxp-zsdk/doc/wireless/release-notes/topics/bluetooth_radio_features.md(main · nxp-zephyr/nxp-zsdk ·GitHub)。 ペリフェラルから異なるBLEセントラルへの接続数は何回対応されていますか? これらの接続には何か制約がありますか?それらは同じPHY、接続パラメータ、またはその他の特性を使用するべきでしょうか? トニー・ビングより Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals 異なるトポロジーについてはデータシートをご確認ください。内部SPDTを使用した1アンテナトポロジーと2アンテナトポロジーがあります。 Re: RW612 BLE peripheral maximum connections to centrals こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。 例として、 CONFIG_BT_MAX_CONN=16 これはリリースノートの「最大16個のBluetooth LE接続」と一致します。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
S32DS S32K144 SDK install fail Re: S32DS S32K144 SDK install fail OK,thank you Re: S32DS S32K144 SDK install fail Hi @joshua9264  The S32 Software Development Kit (SDK) for S32K1 is no longer supported in the newer S32DS versions. If you still need to work with this SDK version, please note that it is already bundled with S32DS v3.4,, it is recommended to use the same IDE version in which the software was originally developed and tested, as this helps avoid potential compatibility issues and simplifies the setup process. BR, VaneB Re: S32DS S32K144 SDK install fail Where to download S32DS v3.4? In the download page S32 Design Studio IDE for Arm based MCUs | NXP Semiconductors There's only java type foldes with no .exe Please advice
View full article
RT1xxx ENET: ラップアラウンド値を変更するためにATCORを書き込むと、修正カウンタはリセットされますか? こんにちは、 ETETペリフェラルの補正カウンターはATCORの書き込み時にリセットされるのかもしれません。 あるいは、ATCORの値が変更された場合にのみリセットされるのかもしれません。 よろしくお願いいたします 最大 i.MXRT 102x i.MXRT 105x Re: RT1xxx ENET: Does Correction Counter reset when writing ATCOR to change the Wrap-Around value? こんにちは、 @mastupristi さん、 ATCOR値が更新されても、新しい値はすぐに有効になるわけではなく、1回の修正期間中は古い値が使用されます。更新されたATCOR値は、補正カウンターがリセットされ、新しい補正期間が開始された後にのみ適用されます。 BR ハビブ
View full article