Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX8M Plus:同时运行 VIP8000 时出现间歇性帧向下偏移和绿色顶带闪烁 1. 系统和环境 参数配置 SoC NXP i.MX 8M Plus 四核处理器 芯片版本 A1 / B0 核心 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 BSP NXP linux-imx / LTS-Next Vivante / Galcore 司机 6.4.11.p3.1049711 Galcore 位置 drivers/mxc/gpu-viv/galcore(内置) 2D引擎 Vivante GC520L (imxvideoconvert_g2d / libg2d.so) 纳米物理大学 VeriSilicon/Vivante VIP8000 NPU性能 2.3 顶级 视频编码器 Hantro VC8000E (v4l2h264enc) 内存 约 5.7 GB LPDDR4 CMA 总计 约960 MB 2. 问题描述 我们观察到,当VIP8000 NPU 推理与使用 GC520L G2D 引擎的硬件缩放/颜色转换同时运行时,会出现间歇性视频损坏问题。 受影响的 H.264 流不会完全变成绿色。相反,个别帧偶尔会出现以下情况: 当前图像似乎向下移动了少量像素/扫描线。 画面顶部出现一条水平的绿色条带。 下一帧立即恢复到正确位置。 结果是画面间歇性向下跳帧/绿色顶部边缘闪烁。 该问题在并发加速器工作负载期间可以重现,但当单独测试 NPU 或 G2D 工作负载时则无法可靠地重现。 3. 主要观察结果 3.1 仅 G2D 工作负载稳定 我们可以同时运行最多三个 G2D 视频分支: 主屏幕:1080p 字幕:360p MJPEG:480p 已禁用NPU。 视频长时间保持稳定,未观察到绿帧或帧偏移。 3.2 仅使用 NPU 的工作负载稳定 当 G2D 处理不活跃时,VIP8000 NPU 的重型推理以大约15–30 FPS 的速度持续运行,没有观察到推理错误或视频损坏。 3.3 用 CPU 处理代替 G2D 处理可以消除该问题。 当硬件 G2D 处理被以下方式取代时: videoscale ! videoconvert 即使 NPU 持续满负荷运行,系统仍保持稳定。 不再出现绿带/帧偏移问题。 3.4 并发 NPU + G2D 会触发该问题 当 NPU 处于活动状态且 G2D 同时用于视频/AI 处理时,就会出现数据损坏。 引入额外的 G2D 工作负载时,频率会增加。 这表明该问题与并发加速器活动有关,而不是与单个 NPU 或 G2D 工作负载本身有关。 4. 测试矩阵 我们进行了以下测试以找出故障原因。 测试 NPU AI 处理视频 G2D 结果 1 关 无 主 + 子 + MJPEG(3 个 G2D 分支) 通过——无闪烁 2 关 SHM附件 主字幕 + MJPEG 通过——无闪烁 3 ON 状态 G2D 功能 主要 G2D 故障——观察到间歇性绿带/帧偏移 4 ON 状态 CPU(视频缩放!视频转换) 主要 G2D 通过——主流清洁 5 ON 状态 CPU 主+子 G2D 失败——当引入额外的 G2D 工作负载时出现此问题。 6 ON 状态 CPU 所有视频分支均已转换为 CPU 缩放 通过——所有溪流均保持清洁 注意:我们目前正在准备一个较小的独立组网 \\(SA\\) 复现程序,以确定触发该问题所需的最小并发 G2D 客户端数量。 5. 当前调查 根据以上结果,我们想了解这种行为是否可能与以下某个领域有关。 A. Galcore / 加速器并发 在我们的设备树中,GPU/NPU 组件是同一个 GPU/ML 子系统的一部分: mix_gpu_ml@40000000 { compatible = "fsl,imx8mp-gpu", "fsl,imx8-gpu-ss"; cores = <&gpu_3d &ml_vipsi &gpu_2d>; reg-names = "phys_baseaddr", "contiguous_mem"; memory-region = <&gpu_reserved>; }; 中断也由 galcore 处理: 34: 520 0 0 0 GICv3 35 Level galcore:0 35: 13583 0 0 0 GICv3 45 Level galcore:3d-1 36: 1737916 0 0 0 GICv3 57 Level galcore:2d 我们想了解: galcore 是否在 GC520L、GC7000 和 VIP8000 之间共享同步原语或锁? G2D 和 NPU 命令队列是否完全独立? 当 VIP8000 推理处于活动状态时,多个 G2D 客户端/进程提交工作是否存在任何已知限制? 在并发工作负载下,命令提交、上下文管理、中断处理或资源锁定是否会引入延迟? B. 片上网络/DDR带宽或服务质量 GC520L G2D 和 VIP8000 NPU 都是主动总线主控器,可访问外部 LPDDR4 内存。 我们想确定高负载NPU推理是否可能: 大幅增加NoC/DDR流量。 增加 G2D 的内存访问延迟。 导致 G2D 交易延迟。 找出 G2D 与下游消费者之间的时序/同步问题。 受NoC/DDR QoS优先级的影响。 NXP能否就i.MX8MP上可用于调查此类工作负载的推荐NoC/AXI/DDR性能监控和QoS功能提供指导? C. G2D 缓冲区同步/栅栏/步长问题 这种视觉瑕疵特别有趣,因为整个画面并没有损坏。 受影响的帧大致如下所示: +----------------------------------+ | GREEN HORIZONTAL BAND | +----------------------------------+ | | | | | IMAGE SHIFTED DOWN | | | | | +----------------------------------+ 这让我们不禁怀疑,这个问题是否可能涉及以下方面: G2D目标缓冲区同步。 DMA-BUF 所有权/重复使用。 围栏信号/完工。 临时 G2D 目标偏移/步长状态。 G2D内存写入延迟。 在 G2D 操作完全完成之前,下游 VPU 访问就已经发生。 具体来说,延迟的 G2D 完成或同步事件是否会导致 v4l2h264enc / VC8000E 在所有 G2D 写入完成之前消耗目标 DMA-BUF? NXP G2D/V4L2 流水线中是否存在已记录的同步机制,以保证在 VPU 消耗目标 DMA-BUF 之前 G2D 完成? D. 内存 / CMA 我们在重现问题时监控了内存使用情况: Total RAM : ~5.7 GB CmaTotal : ~960 MB CmaFree : ~677 MB 因此,在故障期间,CMA 并未接近耗尽。 但是,我们想了解是否还有其他与内存相关的因素会影响并发的 NPU/G2D/VPU 工作负载,例如: DMA-BUF 同步。 缓存一致性。 内存功能域映射。 物理缓冲区对齐。 缓冲区重复使用。 IOMMU/MMU映射。 保留内存交互。 6.其他诊断实验 我们目前正在准备一个最小的独立组网 (SA) 复现程序,以消除应用程序层面的复杂性。 计划中的复制器将包含: Thread 1 → VIP8000 NPU inference Thread 2 → GC520L G2D processing Thread 3 → Additional GC520L G2D processing 我们还计划测试以下配置: NPU OFF + G2D NPU ON + G2D NPU ON + 2 × G2D NPU ON + G2D → buffer inspection NPU ON + G2D → VPU encoder 这应该有助于确定损坏是发生在 G2D 输出缓冲区本身,还是仅在缓冲区被 VPU 消耗之后才发生。 7. 向恩智浦提出的问题 我们希望恩智浦能就以下方面提供指导。 1. 已知的硬件/软件限制 是否同时进行以下操作: VIP8000 NPU + GC520L G2D + VC8000E VPU i.MX8M Plus 完全支持,包括多个同时运行的 G2D 客户端? 对于这种组合,是否存在已知的硬件限制、勘误或软件限制? 2. Galcore VIP8000 和 GC520L 同时运行时是否存在已知的 galcore 问题? 具体而言,是否存在以下方面的已知问题: 共享锁 命令队列, 上下文切换, 中断处理 同步, 或者资源管理? 3. DMA缓冲区/同步 在下游 V4L2/VPU 组件消耗目标 DMA-BUF 之前,使用什么机制来保证 G2D 完成? 在并发加速器工作负载下,imxvideoconvert_g2d / libg2d 是否存在已知的围栏或缓冲区所有权问题? 4. 片上网络/服务质量 NXP 推荐使用哪些调试寄存器、调试文件系统节点、性能计数器或工具进行测量? GC520L AXI 流量, VIP8000 AXI 流量, VPU流量, DDR带宽, NoC 争议, 以及服务质量/仲裁行为? 5. 驱动程序版本 我们目前使用的是: Kernel: 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 Galcore: 6.4.11.p3.1049711 这种组合是否是 i.MX8MP 的验证/推荐配置? 是否有更新的 galcore / G2D 驱动程序或补丁集可以解决并发 NPU/G2D 工作负载的问题? 6. 硅勘误表 请问我们A1/B0版本的i.MX8M Plus芯片勘误表中是否存在以下问题? G2D, VIP8000 VPU, AXI/NoC仲裁, DDR, 缓存一致性 或者同时进行加速器操作? 7. 推荐配置 对于需要以下条件的应用程序: VIP8000 NPU inference + multiple G2D scaling/color-conversion pipelines + VC8000E H.264 encoding NXP推荐哪种配置? 是否有具体规定: 驱动程序参数 QoS设置, 内存/缓冲池配置, 同步机制 或 GStreamer 流水线实践 应该遵循什么? 8. 我们可以提供的信息 如有需要,我们可以提供以下服务: 完整的 GStreamer 流水线。 设备树配置。 内核配置。 重现过程中的 dmesg 输出。 /proc/中断。 G2D/NPU 工作负载详情。 v4l2-ctl 信息。 最小 NPU + G2D 复现器。 包含损坏帧的视频样本。 驱动程序版本和内部版本信息。 我们非常感谢您提供任何关于推荐的调试程序或附加跟踪/寄存器的指导,以帮助确定根本原因是否与G2D/NPU 同步、DMA-BUF/fence 处理、NoC/DDR 竞争、galcore 或芯片限制有关。 谢谢! 毗湿奴 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
View full article
PCF85263AT/AJ -- 画面に表示される分数が任意の値を示しています コード移行作業の一環として、BSFフラグが設定されてしまうという問題に直面しています。BSFフラグが設定されていることにより、分レジスタのEMONビットも設定されます。 その結果、画面に表示される「分」の値は任意の値を示しています。さらに、年の値が正しく保存されず、RTCの日付と時刻を設定した後でも、2000年と表示され続けます。 下記の条件でテストを試みましたが、問題は依然として解決していません。 フラグレジスタ(0x43)を0x00に設定し、すぐに読み取ったところ、0x00が表示されました。しかし、3秒後にレジスタを再度読み取ったところ、値は再び0x08(または0x00)に設定されていた。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value こんにちは、Ris_eekさん 良い一日! BSFフラグが単にクリアできないというだけではない。代わりにRTCは新しいバッテリー切り替えイベントを検出し、再びBSFを設定しています。データシートによると、バッテリー切り替えロジックが電源遷移イベントを検出したときにBSFが設定されます 約3秒後に再アサートされるという事実は、VDDの電源が繰り返しバッテリー切り替え閾値を下回り、繰り返しVDD>VBAT>VDDの切り替えを引き起こしていることを意味します。各遷移はBSFをリセットします。 RafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.png この絶え間ない電圧変動により、RTC(リアルタイムクロック)が常にリセットされるため、常に2000年と表示されるのです。電源信号に問題がないか確認することをお勧めします。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value こんにちは、Ris_eekさん 良い一日! データシートには次のように記載されています。 フラグBSF(レジスタフラグ、アドレス2Bh)の主張は、ピンINTAおよびINTBで割り込みを生成するために使用できます。割り込みはパルス信号として生成されるか、あるいはビットBSF条件に従う恒常アクティブ信号として生成されることがあります。BSFはコマンドによって解除されるまで設定されたままになります。 私が送った参照画像には「インターフェース経由でクリア済み」と記載されています。 自動的にクリアされるわけではなく、クリアする必要があります。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 親愛なるラファールへ メールありがとうございます。   ハードウェアにおいては、VDD(4.93VDC)とVBAT(3.02VDC)の電圧は一定である。電圧変動を防ぐため、バッテリー供給には100 nFのコンデンサが接続されています。 バッテリースイッチレジスタ(26h)は0x00に設定されています。したがって、BSM(バッテリースイッチモード)はVレベルでスイッチングするように設定されています。Vレベルが1.5Vなのは、BSTH(バッテリースイッチ閾値電圧)ビットが0に設定されているためです。 前回のメールで参照した図25に示すように: VDD < Vth の場合、BSF は 1 に設定されます。 VDD > VBAT の場合、BSF をクリアする必要があります。 しかし、電源投入状態では、測定された電圧はVDD = 4.93 VDCであり、これはVBAT = 3.02 Vよりも大きい。それでも、BSFは許可されない。 なぜBDDがVBATより大きいのにBSFが固定されているのか、説明していただけますか? Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 了解、ラファール ありがとうございます。 しかし、BSFフラグはソフトウェア上でクリアされますが、しばらくするとまた設定されます。これは私の前回の投稿で説明した通りです。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value ありがとう、 これでPCF85263AT/AJのコード移行が完了しました。クロック精度を向上させるために、RTCのオフセットレジスタを使用することにします。OFFM=1(高速モード)で使用します。オフセット補正用に構築されたファームウェアをテスト中に、DSO上のINTA(CLK)ピンの信号周波数が32.68kHzから32.80kHzの間で変動することを確認しました。添付の写真をご確認ください。そして同じことが私たちのマイクロコントローラでも読み取られています。 データシートの7.8.3節の図20に基づく32.68kHzのオフセット値計算: A) CLKOUT fmeas = 32680 Hz を考えると、Tmeas = 30.599755 usec B) Dmeas = 30.517578 usec - 30.599755 usec = -0.082176ユースク C) Eppm = 10^6 × (-0.082176/30.599755)= -2685.51169 ppm D) オフセット値(OFFM=1 の場合、つまり高速モード) = -2685.51169/2.0345= -1319.98 ~ -1320 表番号に従って。データシートのセクション7.8にあるように、このデモではオフセット値を-127から+128までの10進数でのみ示しています。しかし私たちの場合、計算値が-1320である場合、OFFSET[7:0]レジスタに何を書くべきか理解できません。そのため、オフセットのキャリブレーションをテストするためにアプリケーションコードにどのように、または何を書けばよいのか分かりません。今後の手順についてご教示ください。
View full article
没有规则可以设定目标 我尝试在 imx8mp 处理器上构建 Yocto 镜像。文件位于指定位置,我已经验证过,并且在 imx8mp_evk_defconfig 文件中也提到了这一点。 | make[3]: *** 没有规则可以创建目标“arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”。停止。 Re: No rule to make target 请参考以下步骤重新构建Linux内核。 1.请在 sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 文件中,将“freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”添加到变量 KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp 中。 2. 请获取 Linux 内核源代码。 $ bitbake virtual/kernel -c cleansstate $ bitbake virtual/kernel -c patch 3. 请前往 Linux 内核源代码文件夹 tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/linux-imx/6.6.52+git/git,添加 dts 文件 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dts 4. 重建 Linux 内核。 $ bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target 但它仍然在 bitbake 虚拟/内核之后。 Re: No rule to make target 适用于 Linux 内核: 请在 sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 文件中的 KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp 变量中添加“freescale/imx8mp-evk-delta.dtb”。 然后运行“bitbake virtual/kernel”。 对于 u-boot: 请参考以下步骤在 u-boot 中添加和使用新的 dts 文件。 $ bitbake u-boot-imx -c cleansstate $ bitbake u-boot-imx -c patch 进入 u-boot 源代码文件夹 tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2024.04/git,请将 dts 文件 imx8mp-evk-delta.dts 添加到 arch/arm/dts/ 文件夹中。 请按如下方式修改configurations/imx8mp_evk_defconfig。 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk" 修改为: CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk-delta" 然后重新构建 u-boot: $ bitbake u-boot-imx
View full article
LIN-stack download - where? Where do I have to download the LIN stack for a S32K116 microcontroller? Various posts point to the NXP Flexnet (?) page under 'S32K1 Reference Software - Automotive SW - LIN-Stacks', however the only file I get is "LINSTACK-K1 'List Of Known Defects' weekly report". The S32DS Extensions and updates page doesn't list any LIN software either. What am I missing? Re: LIN-stack download - where? Hi @daniel_meier, Instead of 'S32K1 Reference Software - Automotive SW - LIN-Stacks', can you try 'Automotive SW - S32K1 Reference Software > Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks'?  You should be able to access it from this link: Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks. If the issue persists, please try using Automotive Software Package Manager instead. Best regards, Julián Re: LIN-stack download - where? Hello @daniel_meier, The first link just redirects to my NXP profile page. You must be logged into NXP.com, and have an active session in Flexera/Flexnet portal to open links. To access Flexera and download your software: Sign in to nxp.com Go to My NXP Account → Software Licensing and Support → View Accounts (This will open your Flexera software catalog). Alternatively, use this direct link (while signed in): SW32K1-RTD44-D. Once your Flexera session is active, any other Flexera download links you've been provided will work, you can then access the link I've shared previously.  The second link works and lists the LIN Stack 2.0.0 software package for the S32K1, however it specifies it for "Core: Cortex-M7". You are correct, in which the package specifies the core as M7; however, this seems to be a simple display mistake. If you look into the release notes, you can see S32K116 is supported: Julin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.png I will report both of these issues to the team (Automotive SW - LIN-Stacks not pointing to the package, and Automotive Software Package Manager displaying S32K1's target core as M7). Thank you for pointing them out. Best regards, Julián Re: LIN-stack download - where? @Julián_AragónM Thanks for your reply! The first link just redirects to my NXP profile page. The second link works and lists the LIN Stack 2.0.0 software package for the S32K1, however it specifies it for "Core: Cortex-M7". According to the NXP product page on the S32K1, there's no variant with a Cortex-M7 core. Since we're using the S32K116, we require the stack for a Cortex-M0+ core. Re: LIN-stack download - where? Thanks for the clarifications. Both viewing and downloading the files works now.
View full article
LIN协议栈下载 - 在哪里? 我应该在哪里下载S32K116微控制器的LIN协议栈? 各种帖子都指向“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”下的 NXP Flexnet (?) 页面,但我得到的唯一文件是“LINSTACK-K1‘已知缺陷列表’周报”。 S32DS 扩展和更新页面也没有列出任何 LIN 软件。 我漏掉了什么? Re: LIN-stack download - where? 嗨@daniel_meier , 请尝试使用“汽车软件 - S32K1 参考软件 > 汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈”代替“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”? 您应该能够通过此链接访问它:汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈。 如果问题仍然存在,请尝试改用汽车软件程序包管理器。 此致, 朱利安 Re: LIN-stack download - where? 你好@daniel_meier , 第一个链接会跳转到我的 NXP 个人资料页面。 您必须登录NXP.com,并在Flexera/Flexnet门户中保持有效会话才能打开链接。要访问 Flexera 并下载您的软件: 登录NXP.com 前往我的 NXP 帐户 → 软件许可和支持 → 查看帐户(这将打开您的 Flexera 软件目录)。 或者,使用此直接链接(登录后): SW32K1-RTD44-D。 一旦您的 Flexera 会话激活,您之前收到的任何其他 Flexera 下载链接都将有效,届时您就可以访问我之前分享的链接。 第二个链接有效,列出了 S32K1 的 LIN Stack 2.0.0 软件包,但是它指定用于“Core: Cortex-M7”。 您说得对,软件包中确实将核心指定为 M7;但是,这似乎只是一个简单的显示错误。查看版本说明,可以看到S32K116是受支持的: Julin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.png 我将向团队报告这两个问题(汽车软件 - LIN 堆栈未指向软件包,以及汽车软件包管理器将 S32K1 的目标核心显示为 M7)。 谢谢你指出这些问题。 此致, 朱利安 Re: LIN-stack download - where? @Julián_AragónM谢谢你的回复! 第一个链接会跳转到我的 NXP 个人资料页面。 第二个链接有效,列出了适用于 S32K1 的 LIN Stack 2.0.0 软件包,但它指定其适用于“核心:Cortex-M7”。 根据 NXP 网站上关于 S32K1 的产品页面显示,没有采用 Cortex-M7 内核的版本。 由于我们使用 S32K116,因此我们需要适用于 Cortex-M0+ 内核的堆栈。 Re: LIN-stack download - where? 谢谢你的解释。 现在查看和下载文件的功能都正常了。
View full article
No rule to make target I was trying to build an yocto image on an imx8mp processor.The file was in the spectified locations,i have verified and also mentioned it in the imx8mp_evk_defconfig file as well. | make[3]: *** No rule to make target 'arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dtb'. Stop. Re: No rule to make target Please refer to the following procedure to rebuild Linux Kernel. 1. Please add "freescale/imx8mp-evk-delta.dtb \" in variable KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp in file sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf 2. Please fetch Linux Kernel source code. $ bitbake virtual/kernel -c cleansstate $ bitbake virtual/kernel -c patch 3. Please go to Linux Kernel source code folder tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/linux-imx/6.6.52+git/git to add dts file arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dts 4. Rebuild Linux Kernel. $ bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target still it comes after bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target For Linux Kernel: Please add "freescale/imx8mp-evk-delta.dtb \" in variable KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp in file sources/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.conf Then run "bitbake virtual/kernel". For u-boot: Please refer to the following procedure to add and use new dts file in u-boot. $ bitbake u-boot-imx -c cleansstate $ bitbake u-boot-imx -c patch Go to u-boot source code folder tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2024.04/git, please add dts file imx8mp-evk-delta.dts in folder arch/arm/dts/. Please modify configs/imx8mp_evk_defconfig as the following. CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk" Modify to: CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk-delta" Then rebuild u-boot: $ bitbake u-boot-imx
View full article
For hardware simulation need system verilog or vams or spice model of PCA9698DGG,512(GPIO expander) Need system verilog or vams or spice model of the IO expander part number- PCA9698DGG,512. Please provide urgently as it is required for a critical work. Datasheet link- PCA9698 40-bit Fm+ I2C-bus advanced I/O port with RESET, OE and INT
View full article
PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value As part of the code migration task, we are facing an issue where the BSF flag is being set. Due to the BSF flag being set, the EMON bit in the Minutes register is also getting set. As a result, the Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value. Additionally, the Year value is not being saved correctly and continuously shows 2000 even after setting the RTC date and time. I tried to test the condition mentioned below, but the problem still persists.  I set the flag register (0x43) to 0x00 and read it immediately; it showed 0x00. However, when I read the register again after 3 seconds, the value was set again to 0x08 (or 0x00).   Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Hello Ris_eek Good day! The BSF flag is not simply failing to clear. Instead, the RTC is detecting a new battery switch-over event and setting BSF again. According to the datasheet, BSF is set whenever the battery switch-over logic detects a power transition event The fact that it re-asserts after ~3 seconds means the VDD supply is repeatedly dropping below the battery switch-over threshold causing repeated VDD>VBAT>VDD transitions. Each transition re-sets the BSF. RafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.png This constant voltage fluctuation causes the RTC to constantly reset, which is why it only shows the year 2000. I recommend checking if there's a problem with the power supply signal. I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Dear Rafar; Thanks for your mail.    In the hardware, the VDD (4.93 VDC) and VBAT (3.02 VDC) voltages are constant. As a precaution against voltage fluctuations, a 100 nF capacitor is connected across the battery supply. The Battery Switch Register (26h) is set to 0x00. Therefore, the BSM (Battery Switch Mode) is configured to switch at the Vth level. The Vth level is 1.5 V because the BSTH (Battery Switch Threshold Voltage) bit is set to 0. As per Figure 25, referenced in previous email: When VDD < Vth, the BSF is set to 1. When VDD > VBAT, the BSF should be cleared. However, under the power-ON condition, the measured voltage is VDD = 4.93 VDC, which is greater than VBAT = 3.02 V. Even then, the BSF is not cleared. Could you please clarify why the BSF remains set even though VDD is greater than VBAT? Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Hello Ris_eek Good day! The datasheet says the following: The assertion of the flag BSF (register Flags, address 2Bh) can be used to generate an interrupt at pins INTA and INTB. The interrupt can be generated as a pulsed signal or alternatively as a permanently active signal, which follows the condition of bit BSF. BSF remains set until cleared by command. The reference image I sent also indicates the following: "cleared via interface." It’s not automatically, you have to cleared I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck. Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Okay RafaR Thank you for this. But the BSF flag is cleared in software, but after some time, it is set again, as described in my previous post. Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value Thanks, Now my code migration for the PCF85263AT/AJ is done. We now want to use the offset register in the RTC to improve clock accuracy and we are using it in OFFM=1 (fast mode). While testing the firmware built for offset correction, we observed that the frequency of the INTA(CLK) pin's signal on a DSO varies between 32.68kHz and 32.80kHz. Please check the attached photo. And the same is being read by our microcontroller as well. Offset Value Calculations for 32.68kHz as per fig 20 under section 7.8.3 of the datasheet: A) Consider: CLKOUT fmeas = 32680 Hz so Tmeas = 30.599755 usec B) Dmeas = 30.517578 usec - 30.599755 usec = -0.082176 usec C) Eppm = 10^6 x (-0.082176/30.599755) = -2685.51169 ppm D) Offset Value (when OFFM=1, i.e. Fast Mode) = -2685.51169/2.0345 = -1319.98 ~ -1320 As per the table no. 24 under section 7.8 of the datasheet, the demonstration shows offset values in decimal from -127 to +128 only. But in our case, we are now not able to understand what is to be written to the OFFSET[7:0] register, when our caluclated value is -1320. Hence, we're unsure how or what to write in the application code, so as to test the offset calibration. Kindly guide us on the next steps.
View full article
Installing RTD for S32K312 I am trying to set up a dev environment for the S32K312, on S32 Design Studio v 3.6.6 as follows: 1. Downloaded SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 2. Opened 'S32Extensions and Updates' on S32 Design Studio 3.6.6 running on Windows 11 and installed S32K3 real time drivers as shown: durga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.png  3. Restarted the IDE when prompted (I have tried rebooting the PC also) With this, I cannot see support for the K3 family. The 'New Project' dialog does not show this as an option: durga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.png If I try to install the 'S32K3XX' drivers, as shown below: durga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.png I get an error as shown below: durga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.png Now repeating this whole process on S32DS v 3.6.2 is slightly better: now I have an option for the K312 listed in the 'New Project' dialog, but there are no SDK for it listed: durga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.png What am I doing wrong? Re: Installing RTD for S32K312 Hi @VaneB  Unfortunately I don't have an equivalent on S32DS 3.6.6, and I have tried downgrading the RTD version to 6.0.0 (from 7.0.1). Is there a specific version that will work on 3.6.6? Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  The screenshot is from my S32DS 3.6.10 installation; however, you should see a similar setup in your IDE. VaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.png Also, based on the screenshot you shared, I can see that you were able to install RTD 7.0.1. Since RTD 7.0.1 depends on the S32K3 Development Package, it is likely that the package has already been installed. Re: Installing RTD for S32K312 Hi @VaneB  Please provide some elaboration on your comment. I see that I have a 'development package' for the S32K1xx' installed (which is also a MCU family I use): durga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.png But I see nothing similar for the K3. So how do I install it? To re-iterate, what I have done so far is: 1. Downloaded SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip  2. Added it as an update site on S32 DS v 3.6.6 3. Installed the following: durga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.png Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  From your S32DS 3.6.6 installation, it appears that the S32K3 Development Package is not installed. Regarding S32DS 3.6.2, please note that RTD 7.0.1 was developed and validated using S32DS 3.6.4. Therefore, we recommend using S32DS 3.6.4 or a newer release to ensure compatibility and avoid potential issues. Something additional to verify is the toolchain. When creating your project, make sure that NXP GCC 10.2.0 is installed and selected as the project toolchain. BR, VaneB Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  From my setup, I have RTD 7.0.0 installed with S32DS 3.6.6. However, as previously mentioned, RTD 7.0.1 should work without any issues, since the setup is very similar across these versions. Could you please share your installation details?  Re: Installing RTD for S32K312 Hi @VaneB  Here are the two files I have tried (with both having the same issue): durga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.png Here is the information about the S32DS: durga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.png Here are some of the installation details, as much as fits on a single screen shot. Do you need any other information? durga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.png Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  Could you please try the following? In S32DS, go to Help → Install New Software.... This will open the installation window. In the Work with: field, enter the following update site: https://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_3.6  A list of available updates should appear, similar to the shown below. Check if you can find S32 Design Studio S32K3xx Development Package in the list and try installing it. VaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.png If the package does not appear or the installation is unsuccessful, I would recommend updating to the latest S32DS version. It is possible that the current installation is missing some components or that something became corrupted during installation/update. Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  Please note that the provided link is not a regular web address. It corresponds to an update site used by S32DS to access available software packages and updates. To view the complete update sites list, open the S32DS Extensions and Updates window and select Manage Sites. There you will find all update sites recognized by the IDE. Re: Installing RTD for S32K312 Hi @VaneB  Unfortunately it is not working for me: durga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.png Re: Installing RTD for S32K312 Hi @VaneB  Thanks for your support. Can you please double check the URL? If I try to update it from this, I get an error from S32 DS, as follows: durga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.png If I try to access it over a REST-type application, e.g. wget, I get a HTTP error 404 (Not found). Could it be internal to NXP (i.e. not on a public facing server)?  Re: Installing RTD for S32K312 Hi @durga_choudhury  Could you please test this on another machine? Additionally, it may be worth checking with your IT team to verify that there are no firewall, proxy, or security policies in place that could be blocking access to the update sites. Re: Installing RTD for S32K312 This indeed seems to be some kind of an issue with our proxy server. It works on a computer outside the corporate network. Thank you very much for your support.
View full article
PCF85263AT/AJ——屏幕上显示的分钟数为任意值。 在代码迁移任务中,我们遇到了 BSF 标志被设置的问题。由于 BSF 标志被设置,分钟寄存器中的 EMON 位也被设置。 因此,屏幕上显示的分钟数是一个任意值。此外,年份值无法正确保存,即使在设置了 RTC 日期和时间之后,年份值仍然持续显示 2000。 我尝试测试了下面提到的条件,但问题仍然存在。 我将标志寄存器(0x43)设置为 0x00 并立即读取它;它显示 0x00。然而,3秒后我再次读取寄存器时,其值又被设置为0x08(或0x00)。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 你好 Ris_eek 再会! BSF 标志并非只是无法清除。相反,RTC 检测到新的电池切换事件,并再次设置 BSF。根据数据手册,当电池切换逻辑检测到电源转换事件时,BSF 将被设置。 它在大约 3 秒后重新确立的事实意味着 VDD 电源反复降至电池切换阈值以下,导致反复出现 VDD>VBAT>VDD 转换。每次转换都会重置 BSF。 RafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.pngRafaR_0-1788887610951.png 这种持续的电压波动导致 RTC 不断 RESET,这就是为什么它只显示 2000 年的原因。我建议检查一下电源信号是否存在问题。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 亲爱的拉法尔; 谢谢你的来信。   在硬件方面,VDD(4.93 VDC)和VBAT(3.02 VDC)电压是恒定的。为防止电压波动,在电池电源两端并联了一个 100 nF 的电容。 电池开关寄存器(26h)设置为 0x00。因此,BSM(电池开关模式)配置为在 Vth 电平进行切换。Vth 电平为 1.5 V,因为 BSTH(电池开关阈值电压)位设置为 0。 如图 25 所示(如前一封邮件中所述): 当 VDD < Vth 时,BSF 设置为 1。 当 VDD > VBAT 时,BSF 应被清除。 然而,在通电状态下,测得的电压为 VDD = 4.93 VDC,大于 VBAT = 3.02 V。即使如此,边防部队也未能通过清剿。 请问为什么即使 VDD 大于 VBAT,BSF 仍然保持设置状态? Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 你好 Ris_eek 再会! 数据手册上写着: 声明标志 BSF(寄存器标志,地址 2Bh)可用于在引脚 INTA 和 INTB 上产生中断。中断可以生成为脉冲信号,也可以生成为持续有效的信号,该信号遵循位 BSF 的条件。BSF 保持设置状态,直至接到命令解除。 我发送的参考图像还显示以下内容:“通过接口清除。” 这不会自动完成,你需要手动清除。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 好的,拉法尔 谢谢。 但是,BSF 标志在软件中被清除,但过一段时间后,它会再次被设置,正如我在之前的帖子中描述的那样。 Re: PCF85263AT/AJ -- Minutes value displayed on the screen is showing an arbitrary value 谢谢, 现在我的 PCF85263AT/AJ 代码迁移已经完成。我们现在想使用 RTC 中的偏移寄存器来提高时钟精度,并且我们正在将其设置为 OFFM=1(快速模式)。在测试为偏移校正而构建的固件时,我们观察到 DSO 上 INTA(CLK) 引脚信号的频率在 32.68kHz 到 32.80kHz 之间变化。请查看附图。我们的微控制器也读取到了相同的数据。 根据数据手册7.8.3节图20,计算32.68kHz的偏移值: A) 考虑:CLKOUT fmeas = 32680 Hz,因此 Tmeas = 30.599755 微秒 B) Dmeas = 30.517578 usec - 30.599755 usec = -0.082176微秒 C) Eppm = 10^6 x (-0.082176/30.599755)= -2685.51169 ppm D) 偏移值(当 OFFM=1 时,即快速模式)= -2685.51169/2.0345= -1319.98 ≈ -1320 根据表格编号。24 在数据手册的 7.8 节中,演示仅显示了 -127 到 +128 的十进制偏移值。但就我们目前的情况而言,当计算出的值为 -1320 时,我们无法理解应该向 OFFSET[7:0] 寄存器写入什么值。因此,我们不确定如何在应用程序代码中编写或编写什么内容来测试偏移校准。请指导我们下一步该怎么做。
View full article
IMXRT1176 アプリケーションがクラッシュ、後でIMXRTが起動しない こんにちは、 カスタムボードIMXRT1176を使っていますが、アプリケーションとセカンダリブートローダーの開発中にアプリケーションがクラッシュし、その後、アプリケーションのフラッシュができません。シリアルダウンローダーモードに入ってからFLEXSPI NORフラッシュを消去してみましたが、それでも表示されます 「Flash ドライバ V.2の起動失敗 - rc Ef(55): 動的フラッシュドライバ起動がフラッシュパラメータを提供できません。終了(0x0、0x0、0x0)ステータス0x40 - ドライバーがinit失敗を報告 - EXTSPIJドライバーrc 20107(0x4E8B)チップ初期化失敗 - Ef(55): 動的フラッシュドライバー起動がフラッシュパラメータを提供できません。フラッシュドライバーの初期化に失敗MIMXRT1170_SFDP_QSPI.cfx##」 NXPのブートユーティリティをUSB経由でMCUに接続して、このログを試しました。 「--------MCUデバイスROM情報-------- ユニークID[31:00] = 0x8295ad77 ユニークID[63:32] = 0x242cc80e 現行バージョン = K3.0.1 対象バージョン = T3.0.0 ライフサイクル状態 = HABオープン --------MCUフラッシュローダー情報------- 現行バージョン = K2.8.0 ターゲットバージョン = T1.0.1 --------MCUデバイスeFusemap-------- (0x940)SYSBT_CFG0=0x0 (0x950)SYSBT_CFG1=0x0 (0x960)SYSBT_CFG2=0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 BMOD[1:0] = 2'b00(ヒューズからの起動)、起動デバイス内にアプリがない場合、MCUは直接シリアルダウンローダーモードに入ります BMOD[1:0] = 2'b10(内部起動)時、MCUはBOOT_CFGxピンとヒューズの両方に基づいてアプリを起動BOOT_CFGx ----------FlexRAMメモリ----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCUデバイスROM情報-------- ユニークID[31:00] = 0x8295ad77 ユニークID[63:32] = 0x242cc80e 現行バージョン = K3.0.1 対象バージョン = T3.0.0 ライフサイクル状態 = HABオープン --------MCUフラッシュローダー情報------- 現行バージョン = K2.8.0 ターゲットバージョン = T1.0.1 --------MCUデバイスeFusemap-------- (0x940)SYSBT_CFG0=0x0 (0x950)SYSBT_CFG1=0x0 (0x960)SYSBT_CFG2=0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 BMOD[1:0] = 2'b00(ヒューズからの起動)、起動デバイス内にアプリがない場合、MCUは直接シリアルダウンローダーモードに入ります BMOD[1:0] = 2'b10(内部起動)時、MCUはBOOT_CFGxピンとヒューズの両方に基づいてアプリを起動BOOT_CFGx ----------FlexRAMメモリ----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCUデバイスROM情報-------- ユニークID[31:00] = 0x8295ad77 ユニークID[63:32] = 0x242cc80e 現行バージョン = K3.0.1 対象バージョン = T3.0.0 ライフサイクル状態 = HABオープン --------MCUフラッシュローダー情報------- 現行バージョン = K2.8.0 ターゲットバージョン = T1.0.1 --------MCUデバイスeFusemap-------- (0x940)SYSBT_CFG0=0x0 (0x950)SYSBT_CFG1=0x0 (0x960)SYSBT_CFG2=0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 BMOD[1:0] = 2'b00(ヒューズからの起動)、起動デバイス内にアプリがない場合、MCUは直接シリアルダウンローダーモードに入ります BMOD[1:0] = 2'b10(内部起動)時、MCUはBOOT_CFGxピンとヒューズの両方に基づいてアプリを起動BOOT_CFGx ----------FlexRAMメモリ----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = -------- --------MCUデバイスROM情報-------- ユニークID[31:00] = 0x8295ad77 ユニークID[63:32] = 0x242cc80e 現行バージョン = K3.0.1 対象バージョン = T3.0.0 ライフサイクル状態 = HABオープン --------MCUフラッシュローダー情報------- 現行バージョン = K2.8.0 ターゲットバージョン = T1.0.1 --------MCUデバイスeFusemap-------- (0x940)SYSBT_CFG0=0x0 (0x950)SYSBT_CFG1=0x0 (0x960)SYSBT_CFG2=0x8 BT_FUSE_SEL = 1'b0 BMOD[1:0] = 2'b00(ヒューズからの起動)、起動デバイス内にアプリがない場合、MCUは直接シリアルダウンローダーモードに入ります BMOD[1:0] = 2'b10(内部起動)時、MCUはBOOT_CFGxピンとヒューズの両方に基づいてアプリを起動BOOT_CFGx ----------FlexRAMメモリ----------- IOMUXC_GPR->GPR16 = --------」 「MCUがフラッシュローダーに入ったが外部メモリの設定に失敗しました。基板をリセットし、適切な起動デバイスを設定して再度お試しください」と表示されます。 私のNORフラッシュメモリはW25Q32JV Quad SPIです。 この件に関して、どうかご協力をお願いいたします。 ありがとうございました。 ナゲンドラ Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot こんにちは、 @Gavin_Jia さん。 ご回答ありがとうございます。 1.RAMからサンプルを実行したところ、IDが0になりました。 2. フラッシュはFlexSPI Aに接続されています FlexSPI1信号RT1176ボール/パッド名 FLEXSPI1_A_SCLK GPIO_SD_B2_07 FLEXSPI1_A_DATA0 GPIO_SD_B2_08 FLEXSPI1_A_DATA1 GPIO_SD_B2_09 FLEXSPI1_A_DATA2 GPIO_SD_B2_10 FLEXSPI1_A_DATA3 GPIO_SD_B2_11 FLEXSPI1_A_SS0_B GPIO_SD_B1_06 このボードは以前、私たちのアプリケーションで動作しており、Flexspiの例を使ってフラッシュを消去・プログラムすることで、アプリケーションのセカンダリーブートローダーを実装しましたが、その間にアプリケーションがフリーズし、それ以降はフラッシュできなくなりました。 Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot こんにちは、 @Nagendra_Kumar さん。 ログを見ると、MCU、ROM、フラッシュローダーはすべて正常(HABオープン、シリアルダウンローダー接続)を示しています。故障はFlexSPI–to–W25Q32JVの初期化で、ツールはSFDPパラメータすら読み取れないので、これは基板や設定の問題で、フラッシングツールの問題ではありません。新しいフラッシュでも失敗する場合は、以下の順序で確認してください。 まず、内部RAMから flexspi_nor_polling_transfer_cm7 サンプルを実行し、W25Q32JVのJEDEC IDを読み取ります。IDが読み取れない場合は、ハードウェアやピンの問題が確認できます。まだフラッシュツールに注目しないでください。 フラッシュがどのFlexSPIインスタンス/ピングループに表示されているかを確認してください。デフォルトの.cfxまた、MCUBootUtilityはFlexSPI1ポートA(EVK配線)を前提としています。もしあなたのものがFlexSPI2またはFlexSPI1のセカンダリ上にある場合は、option0のピングループフィールドを変更し、FLEXSPI_PIN_GROUP_SELヒューズ(アドレス0x9A0[10])を焼却します。MCUBootUtilityでマッチするインスタンスを明示的に選択します。 Secure Provisioning Tool(SPT)を検討してみてください。これはW25Qファミリ向けの組み込みFCBテンプレートと、セットアップを検証するためのブートメモリ構成機能を備えています。 また、このボードは以前にW25Q32JVから正常にプログラムされ、起動されたことがありますか? よろしくお願いします、 ギャビン Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot こんにちは、 言い忘れていましたが、NORフラッシュメモリも新しい部品に交換しました。しかし、エラーは依然として残っている。 Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot こんにちは、 @Nagendra_Kumar さん。 最新情報のご提供ありがとうございます! 表には以下のように記載されていることが分かりました。 FLEXSPI1_A_SS0_B GPIO_SD_B1_06 GPIO_SD_B2_06であるべきです。これはタイプミスでしょうか、それとも実際の接続状態はこうなっているのでしょうか? RAMコードはJEDEC ID 0を返しました。これは、フラッシュハードウェアが全く応答していないことを示しています。したがって、接続が正しい場合は、ハードウェアの接続と電源を確認し、オシロスコープを使用して波形を調べる必要があります。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: IMXRT1176 Application Crashed , Later IMXRT doesnot boot こんにちは、 @Gavin_Jia さん。 FLEXSPI1_A_SS0_B GPIO_SD_B1_06 GPIO_SD_B1_06はタイプミスです。申し訳ありません。実際には、GPIO_SD_B2_06のみ接続されています。表中のFLEXSPIピンをオシロスコープで調べたところ、ピンにアクティビティがないことがわかりました。 さらに、あなたが言及したサンプルをRAMから実行した場合、SS0_B信号は常にローレベルになります。同じタイプのボードが複数あり、正常に動作しているボードではIDが0xEFと表示されます。この問題は、セカンダリブートローダーの実装をテストした特定のボードで発生しており、そのボードがハングアップした際に問題が発生しました。ソフトウェアやアプリケーションのクラッシュがこのような挙動を引き起こす理由が分からず、他のボードを使ってソフトウェアをテストすべきかどうか迷っています。残念ながら、私が書いたコードは提供できません。参考までに、私はSDKのFreeRTOS例を使ってアプリケーションを作成し、さらにflexspiのポーリング例を使ってセカンダリブートローダーを実装しました!DMAを使ったLPSPIを2台、DMAを使ったUARTを2台、CANを2台使っています。小さな用途です。SDKバージョン2.8.1を使っています。 ご回答をお待ちしております。 ナゲンドラ・クマール。
View full article
硬件仿真需要PCA9698DGG,512(GPIO扩展器)的SystemVerilog、VAMS或SPICE模型。 需要 I/O 扩展器部件号 PCA9698DGG,512 的系统 Verilog、VAMS 或 Spice 模型。请尽快提供,这是关键工作所需。 数据手册链接- PCA9698 40 位 FM+ I2C 总线高级 I/O 端口,带 RESET、OE 和 INT 功能
View full article
i.MX8M Plus:VIP8000同時使用時に断続的なフレームシフトの低下と緑色のトップバンドのちらつきが発生する 1. システムと環境 パラメータ設定 SoC NXP i.MX 8M Plus Quad シリコン・レビジョン A1 / B0 カーネル 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 BSP NXP linux-imx / LTS-Next ビバンテ/ガルコア・ドライバー 6.4.11.p3.1049711 ガルコアの場所 ドライバ/mxc/gpu-viv/galcore (内蔵) 2Dエンジン Vivante GC520L(imxvideoconvert_g2d / libg2d.so) NPU VeriSilicon/Vivante VIP8000 NPUパフォーマンス 2.3トップ ビデオエンコーダー Hantro VC8000E (v4l2h264enc) RAM ~5.7 GB LPDDR4 CMAトータル 約960MB 2. 問題の説明 VIP8000 NPUの推論とGC520L G2Dエンジンを使用したハードウェアスケーリング/カラー変換が同時に実行されると、断続的にビデオが破損する問題が発生することが確認されています。 影響を受けるH.264ストリームは、完全に緑色にはなりません。その代わりに、個々のフレームが時折次のような挙動を示すことがあります。 アクティブイメージが、わずかなピクセル数/走査線だけ下方向にずれているように見える。 画面上部に水平方向の緑色の帯が表示されます。 次のフレームはすぐに正しい位置に戻ります。 その結果、断続的にフレームが下方向にジャンプしたり、画面上端が緑色にちらついたりする現象が発生します。 この問題は同時アクセラレータのワークロード中は再現可能ですが、NPUやG2Dワークロードを独立してテストした場合は信頼性が高く再現できません。 3.主な観察事項 3.1 G2Dのみのワークロードは安定している 最大3つの同時運行可能なG2Dビデオブランチを実行できます: メイン:1080p 字幕: 360p MJPEG: 480p NPUを無効にした状態で。 映像は長時間にわたり安定しており、緑色のフレームやフレームシフトは観察されません。 3.2 NPUのみのワークロードは安定している 約 15〜30 FPS での重度VIP8000 NPU推論は、G2Dプロセッシングが非稼働中でも推論エラーや映像破損なしに連続的に動作します。 3.3 G2DをCPUプロセッシングに置き換えることで問題は解消されます ハードウェアG2Dプロセッシングが以下に置き換えられる場合: videoscale ! videoconvert NPUがフルワークロードで稼働し続けている間も、システムは安定した状態を維持する。 緑色の帯状の表示やフレームシフトの問題は、もはや発生しなくなりました。 3.4 NPUとG2Dの同時実行が問題を引き起こす NPUがアクティブで、G2Dが同時に映像やAIプロセッシングに使われていると、破損が発生します。 G2Dワークロードが追加されると、その頻度は増加する。 これは、 問題が個々のNPUやG2Dのワークロードだけでなく、同時進行中のアクセラレーター活動に関連していることを示唆しています。 4. テストマトリックス 故障原因を特定するために、以下の試験を実施しました。 Test NPU AIプロセッシングビデオG2D結果 1 オフ なし メイン + サブ + MJPEG (3つのG2Dブランチ) 合格— ちらつきなし 2 オフ SHMが添付されています メイン + サブ + MJPEG 合格— ちらつきなし 3 オン G2D対応 メインG2D 失敗— 断続的なグリーンバンド/フレームシフトが観測されました 4 オン CPU (ビデオスケール!ビデオ変換) メインG2D 合格— 主流のクリーン 5 オン CPU メイン + サブ G2D 失敗— 追加の G2D ワークロードが導入されると問題が発生します 6 オン CPU すべてのビデオブランチがCPUスケーリングに変換されました 合格— すべての河川はきれいな状態です 注:現在、この問題を引き起こすために必要な同時接続G2Dクライアントの最小数を正確に特定するための、より小規模なスタンドアロン再現ツールを準備中です。 5.現在の調査 上記の結果に基づき、この行動が以下の領域のいずれかに関連している可能性があるかどうかを理解したいと考えています。 A. Galcore / アクセラレータ同時実行 デバイスツリーでは、GPU/NPUコンポーネントは同じGPU/MLサブシステムの一部です: mix_gpu_ml@40000000 { compatible = "fsl,imx8mp-gpu", "fsl,imx8-gpu-ss"; cores = <&gpu_3d &ml_vipsi &gpu_2d>; reg-names = "phys_baseaddr", "contiguous_mem"; memory-region = <&gpu_reserved>; }; 割り込みもgalcoreによって処理されます。 34: 520 0 0 0 GICv3 35 Level galcore:0 35: 13583 0 0 0 GICv3 45 Level galcore:3d-1 36: 1737916 0 0 0 GICv3 57 Level galcore:2d 私たちは以下の点を理解したいと考えています。 galcoreは、GC520L、GC7000、VIP8000間で同期プリミティブまたはロックを共有していますか? G2DとNPUのコマンドキューは完全に独立しているのでしょうか? VIP8000推論がアクティブな状態で、複数のG2Dクライアント/プロセスが作業を送信する場合、既知の制限事項はありますか? コマンドの提出、コンテキストマネジメント、割り込み処理、リソースロックは、同時ワークロード下で遅延を引き起こす可能性があるのでしょうか? B. NoC / DDR帯域幅またはQoS GC520L G2DとVIP8000 NPUはどちらも外部LPDDR4メモリにアクセスするアクティブバス・マスタです。 重いNPU推論が以下を可能にするかどうかを判明したい。 NoC/DDRトラフィックを大幅に増加させる。 G2Dのメモリアクセス**レイテンシ**を増やしてください。 G2Dトランザクションの遅延を引き起こす。 G2Dと下流の消費者間のタイミング/同期の問題を明らかにする。 NoC/DDRのQoS優先順位の影響を受ける。 NXPは、この種のワークロードを調査するためにi.MX8MP上で推奨される NoC/AXI/DDRのパフォーマンス監視およびQoS機能 について指針を提供できるでしょうか? C. G2Dバッファ同期/フェンス/ストライドの問題 この視覚的なアーティファクトは、フレーム全体が破損しているわけではないという点で特に興味深い。 影響を受けるフレームは、おおよそ以下のようになります。 +----------------------------------+ | GREEN HORIZONTAL BAND | +----------------------------------+ | | | | | IMAGE SHIFTED DOWN | | | | | +----------------------------------+ これにより、この問題には以下のようなものが含まれる可能性があるのではないかと疑問が生じます。 G2D宛先バッファの同期。 DMA-BUFの所有権/再利用。 フェンスの信号発信/完成。 一時的なG2D目的地オフセット/ストライド状態。 G2Dメモリ書き込みの遅延。 G2D操作が完全に完了する前に下流VPUアクセスが行われています。 特に、遅延したG2Dの完了や同期イベントが、v4l2h264enc / VC8000EがすべてのG2D書き込みが完了する前に目的地DMA-BUFを消費する可能性はありますか? NXPのG2D/V4L2パイプラインには、宛先DMA-BUFがVPUによって消費される前にG2D処理が完了することを保証する、文書化された同期メカニズムはありますか? D. メモリ / CMA 問題の再現中にメモリ使用量を監視しました。 Total RAM : ~5.7 GB CmaTotal : ~960 MB CmaFree : ~677 MB したがって、CMAは故障発生時にも枯渇状態には至っていない。 しかし、同時進行のNPU/G2D/VPUワークロードに影響を与える可能性のある他のメモリ関連の考慮事項があるかどうかを知りたいです。例えば: DMA-BUF同期。 キャッシュの一貫性。 メモリ領域のマッピング。 物理バッファのアライメント。 バッファの再利用。 IOMMU/MMUマッピング。 予約メモリとのやり取り。 6.追加の診断実験 現在、アプリケーションレベルの複雑さを取り除くための最小限のスタンドアロンリプロダクションを準備中です。 計画されている複製装置には以下が含まれる: Thread 1 → VIP8000 NPU inference Thread 2 → GC520L G2D processing Thread 3 → Additional GC520L G2D processing また、以下の構成についてもテストを行う予定です。 NPU OFF + G2D NPU ON + G2D NPU ON + 2 × G2D NPU ON + G2D → buffer inspection NPU ON + G2D → VPU encoder これにより、破損がG2D出力バッファ自体で発生しているのか、それともバッファがVPUによって消費された後にのみ発生しているのかを判断するのに役立つはずです。 7. NXPへの質問 NXP社には以下の点についてご助言いただければ幸いです。 1. 既知のハードウェア/ソフトウェアの制限 以下の同時実行は可能ですか? VIP8000 NPU + GC520L G2D + VC8000E VPU i.MX8M Plusでは、複数の同時G2Dクライアントを含むすべての機能が完全にサポートされていますか? この組み合わせに関連する既知のハードウェア制限、訂正表、ソフトウェア上の制限はありますか? 2. ガルコア VIP8000とGC520Lの同時動作に関して、既知のガルコアの問題はありますか? 特に、以下のような既知の問題はありますか? 共有ロック、 コマンドキュー、 コンテキスト切り替え、 割り込み処理、 同期、 それともリソースマネジメントですか? 3. DMA-BUF / 同期 宛先DMA-BUFが下流のV4L2/VPUコンポーネントによって消費される前に、G2Dの完了を保証するためにどのようなメカニズムが使用されますか? imxvideoconvert_g2d/libg2dの同時アクセラレータワークロード下で、フェンスやバッファの所有権問題が既知のものはありますか? 4. NoC / QoS NXPは、測定にどのようなデバッグレジスタ、debugfsノード、パフォーマンスカウンタ、またはツールを推奨していますか? GC520L AXIトラフィック、 VIP8000 AXIトラフィック、 VPUトラフィック、 DDR帯域幅、 NoC競合、 QoS/仲裁動作はどうでしょうか? 5. ドライバーバージョン 現在使用しているもの: Kernel: 6.12.20-lts-next-g604d4ef7a1e4 Galcore: 6.4.11.p3.1049711 この組み合わせは、i.MX8MPの検証済み/推奨構成ですか? NPU/G2Dの同時ワークロードに対応する新しいgalcore / G2Dのドライバーやパッチセットはありますか? 6. シリコン関連の訂正 当サイトA1/B0リビジョンに適用されるi.MX8M Plusシリコンエラッタに、以下に関連する問題が含まれているかどうか確認していただけますか。 G2D、 VIP8000、 VPU、 AXI/NoC 仲裁、 DDR、 キャッシュコヒーレンシ、 それとも同時アクセラレータの動作ですか? 7. 推奨構成 アプリケーションを必要とする場合: VIP8000 NPU inference + multiple G2D scaling/color-conversion pipelines + VC8000E H.264 encoding NXPはどのような構成を推奨していますか? 具体的なものはありますか? ドライバーパラメータ、 QoS設定、 メモリ/バッファプール構成、 同期メカニズム、 またはGStreamerパイプラインの実践 それは従うべきことでしょうか? 8. 提供できる情報 必要に応じて以下の情報を提供できます: GStreamerパイプラインを完全に構築します。 デバイスツリーの設定。 カーネル設定。 再現時のdmesg出力。 /proc/interrupts。 G2D/NPUワークロードの詳細。 v4l2-ctl の情報。 最小限のNPU + G2D再現プログラム。 破損したフレームを含むビデオサンプル。 ドライバのバージョンとビルド情報。 推奨されるデバッグ手順、または根本原因がG2D/NPU同期、DMA-BUF/フェンス処理、NoC/DDR競合、galcore、またはシリコン制限に関連しているかどうかを判断するのに役立つ追加のトレース/レジスタに関するガイダンスがあれば幸いです。 よろしくお願いします。 ヴィシュヌS i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
View full article
ターゲットを作るためのルールはありません IMX8MPプロセッサでYocto画像を作成しようとしていました。ファイルはスペクト化された場所にあり、確認済みで、imx8mp_evk_defconfigファイルにも記載しました。 | make[3]: *** ターゲット 'arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dtb' を作成するルールがありません。停止。 Re: No rule to make target Linuxカーネルを再構築するための手順をご参照ください。 1. ファイルソース/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.vc.confの変数KERNEL_DEVICETREEに「freescale/imx8mp-lvk-delta.dtb \」を追加してください 2. Linuxカーネルのソースコードを取得してください。 $ bitbake virtual/kernel -c cleansstate $ bitbake virtual/kernel -c patch 3. Linuxカーネルのソースコードフォルダ tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/linux-imx/6.6.52+git/git にアクセスして、dtsファイルarch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-delta.dts を追加してください 4. Linuxカーネルの再構築。 $ bitbake virtual/kernel Re: No rule to make target それでもbitbake virtual/kernelの後に来る Re: No rule to make target Linuxカーネルの場合: 変数KERNEL_DEVICETREE:append:use-nxp-bsp ファイルソース/meta-freescale/conf/machine/imx8mp-lpddr4-evk.confに「freescale/imx8mp-lpddr4-evk.conf」を変数に追加してください 次に「bitbake virtual/kernel」を実行します。 U-Bootの場合: u-bootに新しいdtsファイルを追加して使用するには、以下の手順を参照してください。 $ bitbake u-boot-imx -c cleansstate $ bitbake u-boot-imx -c patch you-boot source code フォルダ tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2024.04/git にアクセスしてください。フォルダ Arch/Arm/DTS/ に DTS ファイル imx8mp-evk-delta.dts を追加してください。 configs/imx8mp_evk_defconfig を以下のように変更してください。 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk" 変更後: CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-evk-delta" 次に、u-bootを再構築します。 $ bitbake u-boot-imx
View full article
88W8887 RF準拠試験 親愛なる、 私たちは88W8887チップセットをベースにしたWi-Fi/Bluetoothモジュールを使用しています。製品準拠のために、連続パケットの送信や受信モードなどのRFテストを行う必要があります。別のモジュール88W8997については、以下のアプリケーションノードAN14114をたどっています。しかし、アプリケーションノートには88W8887がサポートされているとは記載されていません。 アプリケーションノートにはmwifiexドライバを使用しています。コードを見る限り、88W8887はドライバーがサポートしているはずです。残念ながら、ドライバにはファームウェアファイルsd8887_wlan_a2.binが必要ですが、私たちは見つけることができませんでした。 88W8887でRFテストを行う推奨方法(ANに記載されているものと似ています)は何ですか?NXPはまだこのユースケースをサポートしていますか? 敬具 ヨシ Re: 88W8887 RF compliance testing こんにちは@shaun_wu 提供されたリンクにアクセスできません。アクセスを得るために自分の側で何かやるべきことはありますか? 敬具 ヨシ Re: 88W8887 RF compliance testing こんにちは、 @YoshiDev さん。 8887はrf_test_modeをサポートしていません。mfg_modeを使えばいい。以下のリンクを参照できる https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=88W8887-LABTOOL-USER-GUIDER0_1&appType=license よろしくお願いいたします。 ショーン Re: 88W8887 RF compliance testing こんにちは、 @YoshiDev さん。 この文書は機密情報です。NDAチームにチケットを提出してアクセス権を得ることもできます。 よろしくお願いいたします。 ショーン
View full article
NXP i.MX93 和 i.MX8MPLUS EVK 运行时功耗 我正在使用NXP i.MX93和i.MX8MPLUS EVK,想要监控运行时功耗,如何获取这些数据? 议程是监测人工智能模型推理过程中的功率使用情况。如何监测功率指标? 如何仅使用软件(无需任何外部硬件)来监测功率指标? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK 感谢您提供如此详细的信息以及对 ANI3054 的参考。这很有帮助。 i.MX93 EVK 是否也有类似的功率测量设置,还是推荐使用不同的方法? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK 请参阅文档 AN13054 i.MX 8M Plus 功耗测量 为了测量功耗,PWR CPU 板上设计有插入合适阻值的电流检测电阻。 每个关键电源轨的 PMIC 和 CPU 之间。功率数据是通过对平均电压下降进行采样获得的。 使用功率监控芯片 PAC1934 的检测电阻。每个电源的电压下降除以其检测电阻 在 BCU PC 软件工具中计算电流值。
View full article
LINスタックのダウンロード - どこですか? S32K116マイクロコントローラ用のLINスタックはどこでダウンロードすればいいですか? いくつかの投稿では、NXPのFlexnet(?)ページ「S32K1 Reference Software - オートモーティブ ソフトウェア - LIN-Stacks」を指していますが、私が得ているのは「LINSTACK-K1 『既知欠陥リスト』週間報告」だけです。 S32DSの拡張機能とアップデートのページにもLINソフトウェアは掲載されていません。 何か見落としていることがあるのだろうか? Re: LIN-stack download - where? こんにちは、 @daniel_meier さん。 『S32K1 Reference ソフトウェア - オートモーティブ SW - LIN-Stacks』の代わりに、『オートモーティブ SW - S32K1 Reference ソフトウェア > オートモーティブ SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks』を試してみてはどうでしょうか? こちらのリンクからアクセスできるはずです:Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks。 問題が続く場合は、代わりにオートモーティブ ソフトウェア Package マネージャを試してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: LIN-stack download - where? @Julián_AragónM返信ありがとうございます! 最初のリンクをクリックすると、私のNXPプロフィールページにリダイレクトされます。 2つ目のリンクは動作し、S32K1用のLIN Stack 2.0.0ソフトウェアパッケージをリストアップしています が 、「Core: Cortex-M7」と指定されています。 NXPのS32K1製品ページによると、Cortex-M7コアを搭載したバリアントはありません。 S32K116を使うので、Cortex-M0+コア用のスタックが必要です。 Re: LIN-stack download - where? こんにちは、 @daniel_meier さん。 最初のリンクをクリックすると、私のNXPプロフィールページにリダイレクトされます。 リンクを開くには NXP.com にログインし、Flexera/Flexnetポータルでアクティブなセッションを持っている必要があります。Flexeraにアクセスし、ソフトウェアをダウンロードするには: NXP.comにサインインします My NXPアカウント→ソフトウェアライセンスとサポート→「アカウントを見る」にアクセスしてください(これでFlexeraのソフトウェアカタログが開きます)。 または、ログインした状態でこちらの直接リンクをご利用ください: SW32K1-RTD44-D。 Flexeraセッションが有効になると、提供された他のFlexeraダウンロードリンクも使えますので、以前共有したリンクにアクセスできます。 2つ目のリンクは動作し、S32K1用のLIN Stack 2.0.0ソフトウェアパッケージをリストアップしていますが、「Core: Cortex-M7」と指定されています。 パッケージではコアがM7と指定されているのは正しいです。しかし、これは単純な表示ミスのように思えます。リリースノートを見ると、サポートされているS32K116がわかります: Julin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.png これらの問題(オートモーティブ ソフトウェア - LINスタックがパッケージを指ささず、オートモーティブ ソフトウェア パッケージ マネージャがS32K1のターゲットコアをM7として表示している)をチームに報告します。 ご指摘いただきありがとうございます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: LIN-stack download - where? ご説明ありがとうございます。 ファイルの閲覧とダウンロードの両方が正常に動作するようになりました。
View full article
S32K312用RTDの取り付け 私はS32K312のために、S32 Design Studio v 3.6.6 で以下の開発環境を設定しようとしています。 1. SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip をダウンロードしました。 2. S32 Design Studio 3.6.6で「S32拡張とアップデート」を開いたWindows 11で動作し、S32K3のリアルタイム・ドライバをインストールしました(示す通り): durga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.png 3. IDEを再起動するよう促されたら(PCの再起動も試しました) これではK3ファミリのサポートが見当たりません。「新規プロジェクト」ダイアログには、このオプションは表示されません。 durga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.png 下記のように「S32K3XX」ドライバーをインストールしようとすると: durga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.png 以下のようなエラーが表示されます。 durga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.png この一連のプロセスをS32DS v.6.2で繰り返すと少し改善されました。「新しいプロジェクト」ダイアログにK312のオプションが表示されていますが、SDKは表示されていません。 durga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.png 私は何が間違っているのでしょうか? Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @VaneBさん 残念ながら、S32DS 3.6.6 には同等の機能がありません。また、RTDのバージョンを7.0.1から6.0.0にダウングレードしてみました。 3.6.6で動作する特定のバージョンはありますか? Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん このスクリーンショットは私のS32DS 3.6.10のものです。インストール;しかし、あなたのIDEでも同様のセットアップが見られるはずです。 VaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.png また、あなたが共有してくれたスクリーンショットを見る限り、RTD 7.0.1をインストールできているのがわかります。RTD 7.0.1はS32K3開発パッケージに依存しているため、すでにそのパッケージがインストールされている可能性が高いです。 Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @VaneBさん あなたのコメントについて、もう少し詳しく説明してください。 S32K1xx用の「開発パッケージ」がインストールされているのを確認しました(これも私が使っているMCUファミリです): durga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.png しかし、K3には同様のものは見当たらない。 では、どうやってインストールすればいいのでしょうか?繰り返しますが、これまでに私がやったことは以下の通りです: 1. SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip をダウンロードしました 2. S32 DS v 3.6.6にアップデートサイトとして追加しました。 3. 以下のものをインストールしました。 durga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.png Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん S32DS 3.6.6からインストール時には、S32K3開発パッケージがインストールされていないようです。 S32DS 3.6.2に関して、RTD 7.0.1はS32DS 3.6.4を使用して開発および検証されたことにご注意ください。したがって、S32DS 3.6.4 の使用をお勧めします。または、互換性を確保し、潜在的な問題を回避するために、より新しいリリースを使用してください。 他に確認すべき点として、ツールチェーンが挙げられます。プロジェクトを作成する際は、NXP GCC 10.2.0がインストールされ、プロジェクトツールチェーンとして選択されていることを確認してください。 BR、VaneB Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん 私の環境では、RTD 7.0.0を使用しています。S32DS 3.6.6と共にインストールされました。しかし、前述のとおり、これらのバージョン間でセットアップ方法が非常に似ているため、RTD 7.0.1は問題なく動作するはずです。 設置の詳細を教えていただけますか? Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @VaneBさん サポートありがとうございます。URLをもう一度確認してもらえますか?この方法でアップデートしようとすると、S32 DS から次のようなエラーが発生します。 durga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.png 例えば、RESTタイプのアプリケーションでアクセスしようとすると、wgetを実行すると、HTTPエラー404(見つかりません)が発生します。 それはNXP内部の問題かもしれません(つまり、(公開サーバーではない)? Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん 以下の方法を試していただけますか?S32DSでは「新しいソフトウェアをインストールする→ヘルプ」へ行きます...これによりインストールウィンドウが開きます。「作業対象:」フィールドに、次の更新サイトを入力します。 https://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_3.6 利用可能なアップデートの一覧が、以下に示すような形で表示されます。リストにS32 Design Studio S32K3xx開発パッケージが見つかるか確認し、インストールを試してみてください。 VaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.png パッケージが表示されなかったりインストールが失敗した場合は、最新のS32DSバージョンへのアップデートをおすすめします。現在のインストール環境に一部のコンポーネントが不足しているか、インストール/アップデート中に何らかの破損が発生した可能性があります。 Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @VaneBさん 以下に、私が試した2つのファイルを示します(どちらも同じ問題が発生しました)。 durga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.png S32DSに関する情報は以下のとおりです。 durga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.png 以下に、インストール手順の詳細を、1枚のスクリーンショットに収まる範囲で示します。他に何か情報が必要ですか? durga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.png Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @VaneBさん 残念ながら、私の環境では動作しません。 durga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.png Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん 提供されたリンクは通常のウェブアドレスではないことにご注意ください。これはS32DSが利用可能なソフトウェアパッケージやアップデートにアクセスするためのアップデートサイトに対応しています。 更新サイトの完全なリストを表示するには、S32DS拡張機能と更新ウィンドウを開き、「サイトの管理」を選択します。そこにはIDEが認識するすべての更新サイトが見つかります。 Re: Installing RTD for S32K312 こんにちは、 @durga_choudhuryさん 別のマシンでテストしていただけますか? また、アップデートサイトへのアクセスを妨げるファイアウォールやプロキシ、セキュリティポリシーがないかITチームに確認する価値があります。 Re: Installing RTD for S32K312 これは確かに、当社のプロキシサーバーに何らかの問題があるようです。企業ネットワーク外のコンピュータで動作します。 サポートありがとうございます。
View full article
コロラド州ラブランドの配管工が語る、よくある配管トラブルとその対処法 最終更新日:2026年9月9日(公式サイトはコメント欄に記載) Plumber Loveland Coとは、コロラド州ラブランドで利用できるプロの配管サービスを指し、住宅所有者や企業が一般的な配管に関するニーズに対応できるよう支援することを目的としています。蛇口の漏れや詰まった排水口から給湯器の問題、より複雑な配管修理まで、経験豊富な配管工は配管システムを正常に機能させるための実用的な解決策を提供します。これは、コロラド州ラブランドで信頼できる配管工を選ぶことが、迅速かつ確実なサービスが必要な場合に重要となる理由の一つです。 Plumber Loveland Coの主なアイデアはシンプルです。日常の修理、メンテナンス、設置、そして予期せぬ配管トラブルに対して、お客様に専門的な配管サポートを提供することです。資格のある地元の配管工は、問題の原因を特定し、適切な解決策を提案し、必要な作業を安全かつ効率的に完了させる手助けをしてくれます。小さな修理が必要な場合でも、大規模な配管工事が必要な場合でも、信頼できる配管の専門家に相談することで、物件を守り、ご自宅の配管システムを円滑に機能させることができます。
View full article
NXP i.MX93およびi.MX8MPLUS EVKにおける実行時の消費電力 私はNXP i.MX93とi.MX8MPLUS EVKを使っていて、実行時の消費電力を監視したいのですが、このデータをどうやって取得できますか? 目的はAIモデルの推論中のパワーを監視することです。電力指標はどうやって監視できますか? 外部ハードウェアを使わずにソフトウェアだけで電力指標を監視するにはどうすればいいですか? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK 詳細な情報とANI3054への参照をありがとうございます。これは非常に役立ちます。 i.MX93 EVKも同様の電力測定設定を採用しているのでしょうか、それともi.MX93には別の測定方法が推奨されているのでしょうか? Re: POWER consumption at runtime on NXP i.MX93 & i.MX8MPLUS EVK AN13054 i.MX 8M Plusの消費電力測定に関するドキュメントを参照してください。 消費電力を測定するために、PWR CPUボードには適切な値の電流検出抵抗が挿入されています。 各キー電源レールごとに、PMICとCPUの間に接続します。電力データは、平均電圧降下をサンプリングすることによって取得されます。 電力モニタチップPAC1934を使用したセンス抵抗器。各電源の電圧降下は、そのセンス抵抗で割られます BCU PCソフトウェアツール内の値で電流を計算します。
View full article