2412046_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2412046_ja-JP

2412046_ja-JP

S32K312用RTDの取り付け

私はS32K312のために、S32 Design Studio v 3.6.6 で以下の開発環境を設定しようとしています。

1. SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip をダウンロードしました。

2. S32 Design Studio 3.6.6で「S32拡張とアップデート」を開いたWindows 11で動作し、S32K3のリアルタイム・ドライバをインストールしました(示す通り):

durga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.pngdurga_choudhury_0-1788877584959.png

3. IDEを再起動するよう促されたら(PCの再起動も試しました)


これではK3ファミリのサポートが見当たりません。「新規プロジェクト」ダイアログには、このオプションは表示されません。


durga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.pngdurga_choudhury_1-1788877756997.png


下記のように「S32K3XX」ドライバーをインストールしようとすると:

durga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.pngdurga_choudhury_2-1788877862245.png

以下のようなエラーが表示されます。

durga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.pngdurga_choudhury_3-1788877910412.png

この一連のプロセスをS32DS v.6.2で繰り返すと少し改善されました。「新しいプロジェクト」ダイアログにK312のオプションが表示されていますが、SDKは表示されていません。

durga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.pngdurga_choudhury_4-1788878190320.png


私は何が間違っているのでしょうか?

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @VaneBさん


残念ながら、S32DS 3.6.6 には同等の機能がありません。また、RTDのバージョンを7.0.1から6.0.0にダウングレードしてみました。


3.6.6で動作する特定のバージョンはありますか?

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

このスクリーンショットは私のS32DS 3.6.10のものです。インストール;しかし、あなたのIDEでも同様のセットアップが見られるはずです。

VaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.pngVaneB_0-1788893776567.png

また、あなたが共有してくれたスクリーンショットを見る限り、RTD 7.0.1をインストールできているのがわかります。RTD 7.0.1はS32K3開発パッケージに依存しているため、すでにそのパッケージがインストールされている可能性が高いです。

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @VaneBさん


あなたのコメントについて、もう少し詳しく説明してください。


S32K1xx用の「開発パッケージ」がインストールされているのを確認しました(これも私が使っているMCUファミリです):


durga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.pngdurga_choudhury_0-1788891225434.png


しかし、K3には同様のものは見当たらない。


では、どうやってインストールすればいいのでしょうか?繰り返しますが、これまでに私がやったことは以下の通りです:


1. SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip をダウンロードしました

2. S32 DS v 3.6.6にアップデートサイトとして追加しました。

3. 以下のものをインストールしました。

durga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.pngdurga_choudhury_1-1788891394005.png


Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

S32DS 3.6.6からインストール時には、S32K3開発パッケージがインストールされていないようです。

S32DS 3.6.2に関して、RTD 7.0.1はS32DS 3.6.4を使用して開発および検証されたことにご注意ください。したがって、S32DS 3.6.4 の使用をお勧めします。または、互換性を確保し、潜在的な問題を回避するために、より新しいリリースを使用してください。

他に確認すべき点として、ツールチェーンが挙げられます。プロジェクトを作成する際は、NXP GCC 10.2.0がインストールされ、プロジェクトツールチェーンとして選択されていることを確認してください。


BR、VaneB

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

私の環境では、RTD 7.0.0を使用しています。S32DS 3.6.6と共にインストールされました。しかし、前述のとおり、これらのバージョン間でセットアップ方法が非常に似ているため、RTD 7.0.1は問題なく動作するはずです。

設置の詳細を教えていただけますか?

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @VaneBさん


サポートありがとうございます。URLをもう一度確認してもらえますか?この方法でアップデートしようとすると、S32 DS から次のようなエラーが発生します。

durga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.pngdurga_choudhury_0-1789063889394.png


例えば、RESTタイプのアプリケーションでアクセスしようとすると、wgetを実行すると、HTTPエラー404(見つかりません)が発生します。

それはNXP内部の問題かもしれません(つまり、(公開サーバーではない)?

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

以下の方法を試していただけますか?S32DSでは「新しいソフトウェアをインストールする→ヘルプ」へ行きます...これによりインストールウィンドウが開きます。「作業対象:」フィールドに、次の更新サイトを入力します。

https://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_3.6

利用可能なアップデートの一覧が、以下に示すような形で表示されます。リストにS32 Design Studio S32K3xx開発パッケージが見つかるか確認し、インストールを試してみてください。

VaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.pngVaneB_0-1789057150680.png

パッケージが表示されなかったりインストールが失敗した場合は、最新のS32DSバージョンへのアップデートをおすすめします。現在のインストール環境に一部のコンポーネントが不足しているか、インストール/アップデート中に何らかの破損が発生した可能性があります。

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @VaneBさん


以下に、私が試した2つのファイルを示します(どちらも同じ問題が発生しました)。

durga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.pngdurga_choudhury_0-1789048352154.png

S32DSに関する情報は以下のとおりです。

durga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.pngdurga_choudhury_1-1789048467186.png

以下に、インストール手順の詳細を、1枚のスクリーンショットに収まる範囲で示します。他に何か情報が必要ですか?

durga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.pngdurga_choudhury_2-1789048687291.png


Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @VaneBさん


残念ながら、私の環境では動作しません。

durga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.pngdurga_choudhury_0-1789083559046.png


Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

提供されたリンクは通常のウェブアドレスではないことにご注意ください。これはS32DSが利用可能なソフトウェアパッケージやアップデートにアクセスするためのアップデートサイトに対応しています。

更新サイトの完全なリストを表示するには、S32DS拡張機能と更新ウィンドウを開き、「サイトの管理」を選択します。そこにはIDEが認識するすべての更新サイトが見つかります。

Re: Installing RTD for S32K312

こんにちは、 @durga_choudhuryさん

別のマシンでテストしていただけますか?

また、アップデートサイトへのアクセスを妨げるファイアウォールやプロキシ、セキュリティポリシーがないかITチームに確認する価値があります。

Re: Installing RTD for S32K312

これは確かに、当社のプロキシサーバーに何らかの問題があるようです。企業ネットワーク外のコンピュータで動作します。

サポートありがとうございます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: