2411987_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411987_zh-CN

2411987_zh-CN

LIN协议栈下载 - 在哪里?

我应该在哪里下载S32K116微控制器的LIN协议栈?
各种帖子都指向“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”下的 NXP Flexnet (?) 页面,但我得到的唯一文件是“LINSTACK-K1‘已知缺陷列表’周报”。

S32DS 扩展和更新页面也没有列出任何 LIN 软件。

我漏掉了什么?

Re: LIN-stack download - where?

嗨@daniel_meier ,

请尝试使用“汽车软件 - S32K1 参考软件 > 汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈”代替“S32K1 参考软件 - 汽车软件 - LIN 堆栈”?

您应该能够通过此链接访问它:汽车软件 - S32K1_S32M24X - LIN 堆栈。

如果问题仍然存在,请尝试改用汽车软件程序包管理器。

此致,
朱利安

Re: LIN-stack download - where?

你好@daniel_meier ,

第一个链接会跳转到我的 NXP 个人资料页面。

您必须登录NXP.com,并在Flexera/Flexnet门户中保持有效会话才能打开链接。要访问 Flexera 并下载您的软件:

  • 登录NXP.com
  • 前往我的 NXP 帐户 → 软件许可和支持 → 查看帐户(这将打开您的 Flexera 软件目录)。
  • 或者,使用此直接链接(登录后): SW32K1-RTD44-D。

一旦您的 Flexera 会话激活,您之前收到的任何其他 Flexera 下载链接都将有效,届时您就可以访问我之前分享的链接。

第二个链接有效,列出了 S32K1 的 LIN Stack 2.0.0 软件包,但是它指定用于“Core: Cortex-M7”。

您说得对,软件包中确实将核心指定为 M7;但是,这似乎只是一个简单的显示错误。查看版本说明,可以看到S32K116是受支持的:

Julin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.png

我将向团队报告这两个问题(汽车软件 - LIN 堆栈未指向软件包,以及汽车软件包管理器将 S32K1 的目标核心显示为 M7)。

谢谢你指出这些问题。

此致,
朱利安

Re: LIN-stack download - where?

@Julián_AragónM谢谢你的回复!

第一个链接会跳转到我的 NXP 个人资料页面。

第二个链接有效,列出了适用于 S32K1 的 LIN Stack 2.0.0 软件包,但它指定其适用于“核心:Cortex-M7”。

根据 NXP 网站上关于 S32K1 的产品页面显示,没有采用 Cortex-M7 内核的版本。

由于我们使用 S32K116,因此我们需要适用于 Cortex-M0+ 内核的堆栈。

Re: LIN-stack download - where?谢谢你的解释。
现在查看和下载文件的功能都正常了。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: