S32K116マイクロコントローラ用のLINスタックはどこでダウンロードすればいいですか?
いくつかの投稿では、NXPのFlexnet(?)ページ「S32K1 Reference Software - オートモーティブ ソフトウェア - LIN-Stacks」を指していますが、私が得ているのは「LINSTACK-K1 『既知欠陥リスト』週間報告」だけです。
S32DSの拡張機能とアップデートのページにもLINソフトウェアは掲載されていません。
何か見落としていることがあるのだろうか?
こんにちは、 @daniel_meier さん。
『S32K1 Reference ソフトウェア - オートモーティブ SW - LIN-Stacks』の代わりに、『オートモーティブ SW - S32K1 Reference ソフトウェア > オートモーティブ SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks』を試してみてはどうでしょうか?
こちらのリンクからアクセスできるはずです:Automotive SW - S32K1_S32M24X - LIN Stacks。
問題が続く場合は、代わりにオートモーティブ ソフトウェア Package マネージャを試してください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
@Julián_AragónM返信ありがとうございます!
最初のリンクをクリックすると、私のNXPプロフィールページにリダイレクトされます。
2つ目のリンクは動作し、S32K1用のLIN Stack 2.0.0ソフトウェアパッケージをリストアップしています が 、「Core: Cortex-M7」と指定されています。
NXPのS32K1製品ページによると、Cortex-M7コアを搭載したバリアントはありません。
S32K116を使うので、Cortex-M0+コア用のスタックが必要です。
こんにちは、 @daniel_meier さん。
最初のリンクをクリックすると、私のNXPプロフィールページにリダイレクトされます。
リンクを開くには NXP.com にログインし、Flexera/Flexnetポータルでアクティブなセッションを持っている必要があります。Flexeraにアクセスし、ソフトウェアをダウンロードするには:
Flexeraセッションが有効になると、提供された他のFlexeraダウンロードリンクも使えますので、以前共有したリンクにアクセスできます。
2つ目のリンクは動作し、S32K1用のLIN Stack 2.0.0ソフトウェアパッケージをリストアップしていますが、「Core: Cortex-M7」と指定されています。
パッケージではコアがM7と指定されているのは正しいです。しかし、これは単純な表示ミスのように思えます。リリースノートを見ると、サポートされているS32K116がわかります:
Julin_AragnM_0-1789052260795.pngJulin_AragnM_0-1789052260795.png
これらの問題(オートモーティブ ソフトウェア - LINスタックがパッケージを指ささず、オートモーティブ ソフトウェア パッケージ マネージャがS32K1のターゲットコアをM7として表示している)をチームに報告します。
ご指摘いただきありがとうございます。
よろしくお願いします、
ジュリアン