Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
s32设计工作室许可证已过期 您好。 我的S32设计工作室许可证即将到期。 能否续签许可证? 许可证代码为 085B-C474-AA78-FC99。 谢谢! Re: s32 design studio license expired 你好, 您的S32DS许可证已延期。 Re: s32 design studio license expired 你好, 我刚刚查看了您的账户,许可证有效期至 2030 年。您可以等到许可证真正过期后再操作,或者退回现有许可证并使用旧代码重新激活。 Re: s32 design studio license expired 您好。 ssong_0-1789444671642.png 看起来还没有扩展。您能再检查一遍吗?谢谢。 Re: s32 design studio license expired 您好,NXP技术支持,希望您一切安好。我的 S32DS 许可证已过期,这阻碍了我目前的开发工作。您能否帮忙延长一下? 我的激活 ID: 406C-B408-57DB-0C62 。 产品:S32 Design Studio for ARM v2.2。 非常感谢。
View full article
关于 HSE FW 2.40.0 和 2.55.0 中 GCM IV 长度支撑的问题 你好, 我有一个关于 S32K358 上 HSE 的 GCM 操作的问题。 在 HSE 服务 API 参考手册的 AEAD 服务描述中,HSE FW 2.40.0 和 2.55.0 都对 GCM 进行了如下规定: GCM: 1 <= ivLength <= 2^32-1。建议大小为 12 字节或更大。 但是,HSE FW 2.40.0 手册包含以下附加说明,而 HSE FW 2.55.0 手册中没有此说明: 在 GCM 操作中,建议使用正好 12 字节的 IV 值。对于任何非 12 字节的 IV 大小,GCM 加密操作生成的认证标签可能不正确。在 GCM 解密操作中,身份验证检查可能会失败。 在此,我想澄清以下几点: 1. 当 IV 长度不是 12 字节时,HSE FW 2.40.0 中 GCM 操作能否正常使用? 2. 当使用 12 字节以外的 IV 长度时,HSE FW 2.40.0 和 2.55.0 在 GCM 操作方面是否存在行为差异? 3. 当使用 12 字节以外的 IV 长度时,HSE FW 2.40.0 和 2.55.0 的 GCM 操作可靠性是否存在差异? 在我们的测试中,即使 IV 长度不是 12 字节,GCM 加密和解密也能成功执行,并且认证结果也正确。 因此,我想确认 HSE FW 2.40.0 是否完全支持使用 12 字节以外的 IV 长度,以及在这种情况下与使用 HSE FW 2.55.0 相比是否存在任何功能差异。 谢谢你的解释。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 嗨@wodudwo 从技术上讲,ivLength 可以配置为不同的长度;但是,不建议这样做,因为不能保证其行为可靠。正如您正确指出的那样,文档中说明,对于 GCM 解密操作,当使用 12 字节以外的 IV 长度时,身份验证检查可能会失败。 虽然使用不同长度的静脉输液管进行的测试可能通过了,但这并不能保证手术一定会成功。换句话说,某个测试用例的成功结果不应被解释为表明该配置完全受支持或在所有情况下都能稳定运行。 此外,如果您查看这两个固件版本的发行说明,您会发现限制列表包含相同的建议:使用正好为 12 字节的 IV 值。 虽然从 HSE 固件 2.55.0 版本开始,HSE 服务 API 参考手册中已删除该注释,但限制本身仍然存在。 BR,VaneB Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 嗨@wodudwo 如 HSE 服务 API 参考手册中所述,建议的 IV 长度在1<= ivLength <= 2∧32-1 的范围内,建议为 12 字节或更大。 参考实现可在 hse_crypto.c 文件中找到。( S32K3 通用 HSE 演示示例)和 hse_sessionkeys_example.c(HSE 演示应用程序)。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 您好,谢谢您的澄清。 关于使用 12 字节以外的 IV,我还有一个问题。 我理解,当使用非 12 字节的 IV 时,身份验证标签的生成/验证可能不可靠。 在这种情况下,无论认证标签如何,加密/解密操作本身是否可以被认为是可靠的? 例如,如果使用 16 字节的 IV 进行 GCM 加密,即使认证标签可能不可靠,能否保证生成的密文正确且一致? 换句话说,这种限制是专门针对身份验证标签的生成/验证,还是使用 12 字节以外的 IV 也会影响实际加密/解密操作的可靠性/正确性? 谢谢! Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 您好,感谢您的回复。 但是,我想澄清一下我之前的问题中没有提到的一点。 如果 GCM 使用非 12 字节的 IV,例如 16 字节的 IV: 1. 加密操作生成的密文是否能保证正确可靠? 2. 解密操作恢复的明文是否能保证正确可靠? 我理解,对于非 12 字节的 IV,身份验证标签的生成/验证可能不可靠。 我的问题是,这种限制是否也适用于实际的加密/解密结果(密文/明文),还是这种限制仅与认证标签有关。 您能否具体解释一下这一点?
View full article
FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 の S32K312 FreeRTOS ビルドに関する問題 チームの皆さん、こんにちは。 NXPのウェブサイトから以下のRTDおよびFreeRTOSパッケージをダウンロードしました: SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.tar SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.tar 私はWindowsシステムを使っており、S32 Design Studio(V3.6.10)でFreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312プロジェクトを正常にインポート・開くことができました。 しかし、アプリケーションをビルドしようとすると、「添付のスクリーンショット(BE1)に示 されているFreeRTOSConfig.hファイルが見つかりません」というエラーが出 #include ます。 さらに、プロジェクトの.mexファイルを開くとファイル、Config Tools に以下のエラーが表示されます (添付のMexファイルを参照) 「このツールは選択したプロセッサをサポートしていません。」 以下の点について教えていただけますか? これらのRTDやFreeRTOSパッケージには、 S32 Design Studio の特定のバージョンが必要ですか? S32K312に追加のアップデートやプラグイン、デバイスサポートパッケージをインストールする必要がありますか? FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312サンプルアプリケーションをビルドし実行する正しい手順は何ですか? 私の最終目標は、 S32K312 EVB上でFreeRTOSを動作させることです。推奨されるセットアップとインストールの手順についてアドバイスをいただけますか? 参考までに、ビルドエラーのスクリーンショット(BE1とMex)を添付しました。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 プラモド・ジャダブ Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 迅速なアップデートありがとうございます。提供いただいたRTDバージョンで問題が解決しました。 Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 こんにちは、 SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zipにはCryptoドライバーのみが含まれています。FreeRTOSを追加する前に、まずRTDベースのパッケージをインストールする必要があります。 PetrS_0-1788946493548.png RTDとFreeRTOSが正常にインストールされたら、サンプルから新しいプロジェクトを作成するだけです。 PetrS_1-1788946542398.png 読み込みが完了したら、mexファイルを開き、「コードの更新」ボタンをクリックしてください。欠落しているドライバなども追加されるはずです。 その後、デモを作ることができます プロジェクトエクスプローラーのウィンドウでプロジェクトを右クリックし、「コード更新」と「プロジェクト構築」を選択することもできます。 PetrS_0-1788946711279.png BR、ペトル
View full article
minimal configuration to negotiate higher current limit on USB I have a device that can be powered over USB with an MCXN947 processor on it.  I don't currently have the USB configured, just pulling 5V.  However, I would like to raise the current limit which seems to default to 100mA. What's the minimal configuration I can do to raise the current limit?  In MCUXpresso config tools, I tried setting up USBFS.  It requires at least one interface, so I tried to set up DFU.  I managed to get things to build mostly, but the config tools generate a file timer_queue.c that defines a SysTick_Handler that conflicts with the FreeRTOS port.c SysTick_Handler. 1) Is there something better I can do to try to raise the current limit? 2) If setting up this DFU interface is as good as anything else, how should I resolve conflicts between autogenerated code and the FreeRTOS port? Re: minimal configuration to negotiate higher current limit on USB Hello @robert_hines  Yes, a USB device must declare its required power in the bMaxPower field during USB enumeration. To draw more than 100 mA, I recommend configuring your device as a USB HID or USB CDC device, as these are generally easier to implement than DFU.   Thank you.   BR Alice
View full article
HSE FW 2.40.0および2.55.0におけるGCM IV長サポートに関する質問 こんにちは、 S32K358のHSEにおけるGCMの動作について質問があります。 HSEサービスAPIリファレンスマニュアルのAEADサービス説明において、HSE FW 2.40.0および2.55.0の両方でGCMについて以下の事項が明記されています。 GCM: 1 <= ivLength <= 2^32-1。推奨サイズは12バイト以上です。 しかし、HSE FW 2.40.0のマニュアルには、HSE FW 2.55.0のマニュアルには記載されていない以下の注記が追加されています。 GCM操作においては、IV値として正確に12バイトを使用することを推奨します。12バイトを超える任意のIVサイズに対して、GCM暗号化操作によって生成される認証タグが正しくない場合があります。GCM復号操作では、認証チェックが失敗することがあります。 この点に関して、以下の点を明確にしたいと思います。 1. IV長が12バイトでない場合、HSE FW 2.40.0でGCM操作を通常使用できますか? 2. 12バイト以外のIV長を使用した場合、HSE FW 2.40.0と2.55.0の間でGCM操作に挙動的な違いはありますか? 3. IV長が12バイト以外の場合、HSE FW 2.40.0と2.55.0の間でGCM動作の信頼性に違いはありますか? 私たちのテストでは、IV長が12バイトでなくてもGCM暗号化と復号が成功し、認証結果も正確でした。 したがって、HSE FW 2.40.0で12バイト以外のIV長の使用が完全にサポートされているかどうか、またこの場合のHSE FW 2.55.0使用と機能的に違いがあるのかを確認したいと思います。 ご説明いただきありがとうございます。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、 @wodudwo さん。 技術的には、ivLengthは異なる長さで設定可能ですが、しかし、その動作が信頼性を保証するわけではないため推奨されません。ご指摘の通り、ドキュメントにはGCM復号操作では、12バイト以外のIV長を使うと認証チェックが失敗する可能性があると記載されています。 異なる長さの点滴チューブを使用したテストに合格したとしても、手術が必ず成功するとは限りません。言い換えれば、特定のテストケースで成功した結果が、その構成が完全にサポートされている、あるいはすべてのシナリオで一貫して動作するという指標と解釈すべきではありません。 さらに、両方のファームウェアバージョンのリリースノートを確認すると、制限事項のリストに同じ推奨事項が記載されていることがわかります。それは、IV値を正確に12バイトにすることです。 この注記はHSE FW 2.55.0からHSEサービスAPIリファレンスマニュアルから削除されましたが、制限自体は変更されていません。 BR、VaneB Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは。ご説明ありがとうございます。 12バイト以外のIV(初期化ベクトル)の使用に関して、もう一つ質問があります。 非12バイトのIVを使う場合、認証タグの生成や検証が信頼性に欠ける可能性があることは理解しています。 この場合、認証タグに関係なく暗号化/復号操作自体は信頼できると見なせるのでしょうか? 例えば、GCM暗号化に16バイトのIVが使われた場合、認証タグが信頼性がなくても、結果として得られる暗号文は正確かつ一貫性が保証されるのでしょうか? つまり、制限は認証タグの生成・検証に特有なのか、それとも12バイト以外のIVを使うことで、実際の暗号化・復号操作の信頼性や正確性にも影響が出るのでしょうか? よろしくお願いします。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、 @wodudwo さん。 HSEサービスAPIリファレンスマニュアルに記載されているように、推奨されるIV長は 1<= iv∧ の範囲内であり、推奨12バイト以上が推奨されます。 リファレンス実装はhse_crypto.cで入手できます。( S32K3汎用HSEデモ例)およびhse_sessionkeys_example.c(HSEデモアプリ)。 Re: Question about GCM IV Length Support in HSE FW 2.40.0 and 2.55.0 こんにちは、ご返信ありがとうございます。 しかし、前回の質問で触れられなかった点について、一点だけ明確にしておきたいと思います。 GCMに12バイト以外のIV(例えば16バイトのIV)が使用される場合: 1. 暗号化操作によって生成された暗号文は、正確かつ信頼できることが保証されていますか? 2. 復号操作によって復元された平文は、正確かつ信頼できるものであることが保証されていますか? 12バイトのIVでない認証タグの生成や検証が信頼性が低いことは理解しています。 私の質問は、この制限が実際の暗号化・復号結果(暗号文/平文)にも適用されるのか、それとも認証タグだけに限られるのかということです。 この点について具体的に説明していただけますか?
View full article
i.MX 95:M7とA55間の動的TRDC/システムマネージャーリソース割り当ておよびGPIO共有 こんにちは、チームのみなさん。 私たちは i.MX 95プラットフォームを開発しており、まずM7コアからMIPI DSIペリフェラルを使用し、その後実行時にリソースをA55コアに引き渡したいと考えています。 私たちの理解では、周辺リソースとその所有権は 、 System Managerツール を通じて生成・設定 された mx95evk.cfg ファイル内の各論理マシン/プロセッサごとに最初に定義されています。 以下の点について明確にしておきたいと思います。 動的リソースハンドオーバー: 実行時にM7からA55へMIPI DSIペリフェラルリソースを動的に移すことは可能でしょうか?例えば、M7は最初にMIPI DSIを所有・使用し、その後リリースし、その後A55が所有権を取得し同じペリフェラルを使用します。 動的リソース配分: ランタイムハンドオーバーがサポートされている場合、リソースの所有権やアクセス権限を動的に変更するための推奨されるメカニズムやAPIは何ですか?これはSystem Manager、TRDC、または他の仕組みで処理されるのでしょうか? GPIO共有: 同じGPIOポート/リソースをM7とA55の両方が同時にアクセスすることは可能でしょうか?もし可能なら、GPIOリソースを安全に共有するためにTRDCの設定要件やソフトウェア同期メカニズムを実装する必要がありますか? i.MX 95におけるM7とA55間の動的ペリフェラルハンドオーバーやリソース共有の実装方法について、推奨される方法についてのご指針をいただけるとありがたいです。 Re: i.MX 95: Dynamic TRDC/System Manager Resource Allocation and GPIO Sharing Between M7 and A55 こんにちは、 i.MX 95では、MIPI DSIリソースは当初M7で使用され、後にA55に引き継がれます。リソースアクセスと所有権はSystem Manager/TRDCの設定で設定し、実際のランタイムハンドオーバーはソフトウェアで処理すべきです。TRDCはどの論理マシン/ドメインが周辺機器にアクセスできるかを制御しますが、M7とA55間の同期は管理しません。したがって、M7はまずすべてのDSI操作を完了し、ペリフェラルの使用を停止し、A55が制御を取る前にMU/IPCなどのコア間機構を通じてA55に通知すべきです。同様に、GPIOリソースは適切なTRDC構成を通じてM7とA55の両方にアクセス可能ですが、同時アクセスはソフトウェアによる同期が必要です。DSIのユースケースでは、同時に1つのコアだけがペリフェラルをアクティブに使い、ハンドオーバーはMU/IPCで行うのが推奨されます。 Re: i.MX 95: Dynamic TRDC/System Manager Resource Allocation and GPIO Sharing Between M7 and A55 AEチームと話し合った結果、以下のアップデート内容をご参照ください。 i.MX 95では、リソース所有権とTRDC権限は、SM構成ファイル(mx95evk.cfg)でビルド時に静的に定義されます。→はconfig_.h)を生成し、MIXが起動するとシステムマネージャー(SM)によって適用されます。*実行時に周辺機器の所有権を論理マシン(LM)から別の論理マシンへ移すSCMI/SMメッセージはありません。 しかし、SMのドキュメントでは「ディスプレイを別のLMへ引き継ぐこと」がSM_SCMI_PERM_EXCLUSIVEモデルの正確な動機として挙げられています。したがって、引き継ぎは可能ですが、所有権を「移動」するだけでは不可能です。 Q1 & Q2 — MIPI DSI M7 → A55 ハンドオーバー:やり方 LMM(論理マシン管理)SCMIプロトコルは、LMの起動・リセット・シャットダウン・サスペンド・ウェイクのみを行い、RESOURCE_ASSIGNやメッセージOWNERSHIP_TRANSFERはありません。代わりに、時間分割ハンドオフを使用してください。 mx95evk.cfgで両方のLMに最初にアクセス権を付与してください。デフォルトでは、EVK の設定により、MIPI_DSI、MIPI_PHY、DC_DISPENG、BLK_CTRL_DISPLAYMIX、ディスプレイのクロック/電源 (PD_DISPLAY、CLK_DISP*)が AP (LM2) の所有者としてのみ割り当てられます。M7 を優先的に使用するには、これらを M7 LM (LM1) にも追加する必要があります。 SM管理リソース(クロック、電源、リセット)をSM_SCMI_PERM_EXCLUSIVE(api=all)としてマークし、2つのLMからのリクエストが静かに集約・上書きされないようにします。 ハンドオーバー時にM7はDSI/DCIFを静止し、アプリケーションレベルのIPC(MUメールボックスまたはSCMI通知)を通じてA55に信号を送ります。A55(Linux/DRM DSI+DPUスタック)は同じIPを表示します。 ハンドオフシーケンスはお客様のソフトウェア責任(時間的区分)です。SMは、両方のLMが事前にアクセス許可されているため、HWがどちら側からも運転可能であることを保証しています。TRDCの所有権は実行時に書き換えられず、SMプログラムのみがTRDCを実行し、MIX電源投入時の静的設定からのみ可能です。 これを制御するTRDC設定(.cfgファイルに記載): MDAC_am=... — マスタードメイン割り当て(バス・マスタをドメインIDにマッピング) MBC_am=s.b— メモリブロックチェック — ここでペリフェラルアクセスがゲートされます MRC_am=… — メモリ領域チェック(DDRなどの大規模メモリ領域) 各LMはDIDにバインドされます。例:SMは2、AP(LM2)は3、M7(LM1)は4でした。 Q3 — M7とA55の間でGPIOを共有 はい、TRDCはM7ドメインとA55ドメインの両方に同じGPIOインスタンスへの同時アクセスを許可できます(両方のDIDでMBCブロックを有効にすること)。しかし、重要な注意点と、支持される2つのパターンがあります。 注意点:i.MX 95 GPIOにはハードウェア仲裁機能がなく、PDR/DR/GDIRレジスタは物理的に共有されるため、両コアレースから非調整の読み書き・修正・書き込みが可能です。 パターンA(分離ピン+ソフトウェア同期):慣例に従って各コアに特定のピンを割り当てます(設定では既にLMごとにピンが分割されています)。データ/方向レジスタバンクは依然として共有されているため、ハードウェアセマフォ/MUを使用して同時RMWを保護するか、コアが同じレジスタバンクに同時にアクセスしないようにしてください。 パターンB(SM仲裁、真に共有されたインスタンスに推奨): SMが所有し、文書化された役割は 「共有アクセスの仲裁 」とされる常時接続 GPIO1 を経由します。IOMUXC/IOMUX_GPRも同様にSMによって調停されます。Pinmux/daisyは、エージェントごとの権限を持つSCMIピン制御プロトコルを介して設定されます。GPIOデータ操作は直接MMIOで行われます。 Re: i.MX 95: Dynamic TRDC/System Manager Resource Allocation and GPIO Sharing Between M7 and A55 チームの皆さん、こんにちは。 私たちは i.MX 95の19x19 EVK を使っており M7とA55/Linux 間のLVDSディスプレイハンドオーバーを以下のアーキテクチャで実装しようとしています。 M7: 当初はLVDSディスプレイを所有し、制御する。 A55/Linux: その後、Linux起動後にディスプレイの制御を奪います。 現在の実装 開発の初期段階として、LVDSディスプレイをM7によって初期化および制御するように設定しました。M7はディスプレイの初期化に成功し、フレームバッファを青色で埋め尽くし、それがLVDSパネルに正しく表示されます。 以下のリソースをデフォルトのA55所有権から M7に変更しつつ、A55へのアクセスは提供しました。 DC DC0 DC1 DC_CMDSEQ DC_DISPENG DC_DISPENG_INT DC_FL0 DC_FL1 DC_INT_CTL DC_PIXENGINE DC_XPC DC_YUV0 DC_YUV1 DC_YUV2 DC_YUV3 BLK_CTRL_DISPLAYMIX LVDS MIPI_PHY LDB_PLL CLOCK_DISP1PIX ビデオPLL1 PIN_I2C2_SCL PIN_I2C2_SDA LPI2C2 観察された行動 現在の動作は以下のとおりです。 M7は起動し、ディスプレイの初期化に成功した。 青色で塗りつぶされたフレームバッファは、LVDSパネル上に正しく表示されます。 M7の動作中は、ディスプレイは表示されたままになります。 その後、A55/Linuxの起動プロセスが始まります。 Linuxカーネルが起動すると、ディスプレイが真っ白になります。 次のデバイスツリーを使用する場合:fdtファイル imx95-19x19-evk-it6263-lvds1.dtbLinuxはカーネル起動時に常に進行が止まります。 カーネルパニックやコンソール上の明確なエラーメッセージは確認されませんでした。起動プロセスが進行しなくなる。 資源所有権調査 私たちの理解によれば、リソース所有権は System Managerの設定 を通じて静的に設定されており、SCMIメッセージを通じて論理マシン間で所有権を動的に移譲することはできません。 そこで、表示資源をM7とA55の両方に割り当てられるかどうかを調査しました。 しかし、重要なDCリソースの中には、二重所有を支持していないものもあります。特に以下の通りです: DC DC_XPC DC_YUV0 DC_YUV1 DC_YUV2 DC_YUV3 DC_FL0 DC_FL1 DC_2DBLIT これにより、LinuxがDRM/DPUやIT6263/LVDSの初期化時にM7専用の表示リソースにアクセスしようとしている可能性が示唆されます。 質問 以下の点を明確にしていただけますか? 1. DC 、 DC_XPC 、 DC_YUV *、 DC_FL* 、または DC_2DBLIT などのリソース がM7独占的に所有されている場合 、Linuxがハングすることは予想されます か?   2. Linuxの起動時およびDRM/DPU、IT6263/LVDSの初期化時にA55/Linuxがアクセスするディスプレイリソースは? 特に、以下の人々が正確にどのようなリソースにアクセスしているのかを理解したいと思います: LinuxのDRM/DPU ディスプレイコントローラ(DC) IT6263ドライバ LVDS/LDBドライバ ディスプレイクロック/PLL構成 3. 以下のシーケンスを可能にするサポートされたSystem マネージャのリソース所有設定はありますか? M7はLVDSディスプレイを初期化し、駆動します。 A55/Linuxは正常に起動します。 その後、A55/Linuxがディスプレイの制御を引き継ぎます。 両方の論理マシンはハンドオーバーに必要なリソースにアクセスできます。 4. DアドレスリソースがM7とA55間で共有できない場合、M7のディスプレイとA55/Linuxの共存またはディスプレイハンドオーバーの推奨アーキテクチャは何でしょうか?   5. A55/Linuxは、起動初期段階でディスプレイを積極的に駆動することを意図していなくても、DCリソース階層全体の所有権を必要とするのでしょうか?   6. このユースケースで、以下の部分で追加の構成変更が必要か? System マネージャリソース構成 TRDCの権限 SCMI構成 Linuxデバイスツリー ディスプレイ/LVDS構成 7. Linuxのブートハングは、特にIT6263/LVDSディスプレイパスの初期化時に、A55/LinuxがM7が所有するディスプレイリソースにアクセスしようとした際に起こる可能性はありますか?     現段階の主な目的は、 早期起動時やDRM/DPU、IT6263/LVDS初期化時にLinuxがアクセスする正確な表示リソース を特定し、それらのリソースがM7の所有権と共存できるかどうかを判断することです。 参照のために System Managerの設定ファイル(.cfg)とLinuxのブートログを添付しています 。 サポートされているリソース所有権構成、表示リソースの依存関係、または実装のための推奨アーキテクチャに関するガイダンス M7/A55 LVDSディスプレイの引き継ぎ 大変ありがたく思います。   よろしくお願いします。   Re: i.MX 95: Dynamic TRDC/System Manager Resource Allocation and GPIO Sharing Between M7 and A55 この問題を解決するためのAN15131があり、このANにはソースコードも添付されています。 ただし、このANのステータスは「ウェブ出版保留中」で、nxp.com ではリリースされていません。 数日お待ちください。
View full article
Wrynose SDKのPowerPCサポート こんにちは、 私たちはDunfellからWrynose Yocto SDKへのT4240rdbベースのボードを移行しようと考えています。Wrynose SDKでPowerPCのボードはサポートされていますか? もし無理なら、PowerPCボードのサポートを得るための選択肢は何でしょうか。 ありがとうございます スッバラオ・ナラジャラ タレスグループのシニアエンジニア Re: PowerPC support for Wrynose SDK こんにちは、 PowerPC/T4240RDBボードはNXP Wrynose Yocto SDKではサポートされていません。これはダンフェル以外のすべての新しいNXP Yoctoリリースに適用されるよく知られた制限です。 WrynoseでPowerPCがサポートされていない理由 NXPのWrynose SDK(Yocto 6.0)は ARMベースの i.MX およびLayerscapeプロセッサ専用です。QorIQ Tシリーズ(T4240を含む)は Power Architecture(e6500コア)を使用しており、これは新しいYocto SDKリリースには引き継がれていません。これはNXPのより広範な戦略と一致している。 「QorIQ SDKは、QorIQ PowerPCベースのPシリーズおよびTシリーズプロセッサファミリー向けの、完全機能かつ成熟したYoctoベースのソフトウェアキットです...Layerscape SDKはLayerscapeファミリープロセッサのハイブリッドUbuntuベースのソフトウェアキットであり、今後はLayerscapeプラットフォーム上で最新のソフトウェアを提供する主要な配信手段となるでしょう。」 T4240RDBにおける最後の公式NXP対応YoctoリリースはDunfell(Yocto 3.1)です。新しいYoctoのリリース(Scarthgap、Wrynoseなど)にはT4240RDBや他のPowerPC Tシリーズボードは含まれていません。 既知のビルドエラーもglibcレベルでこれを裏付けています — ポストDunfell Yoctoでe6500 PowerPC64アーキテクチャ向けにビルドしようとすると、以下のような結果が出ます。 configure: error: The e6500 subspecies of powerpc64 is not supported. 選択肢 オプション1:ダンフェルに滞在する(T4240RDBに推奨) QorIQ Yocto SDKのダンフェル支部は、今もT4240RDBの最新の公式サポートYoctoリリースです。以下でアクセスできます: https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk/tree/dunfell これは、安定しサポートされたYocto環境を必要とするPowerPC T-Seriesの顧客にNXPが推奨する道です。 オプション2:コミュニティ/アップストリームソースを使用する NXPのPower Architecture PシリーズおよびTシリーズお客様向けの公式ガイダンスは、新しいカーネルおよびU-Bootバージョンについては 、上流のコミュニティソース を活用することです。 「今後は、Power ArchitectureベースのPシリーズおよびTシリーズプラットフォームを利用するお客様には、kernel.org や denx.de(uBoot)などのコミュニティソースから直接イネーブルメントソフトウェアを入手することを推奨します。」 つまり、メインラインソースを使ってT4240RDB向けの新しいカーネル(例:5.xや6.x)を構築できますが、これは手動の統合作業が必要であり、NXPがサポートするSDKではありません。 オプション3:ARMベースのレイヤースケーププラットフォームへの移行 もし新しいYocto SDK(Wrynoseを含む)が必須条件であれば、唯一の方法は ハードウェアプラットフォームを ArmベースのLayerscape® プロセッサ(例:LX2160A、LS1046A、LS1088A)に移行することです。これらはWrynoseおよびFUTUREのNXP Yoctoリリースで完全にサポートされています。これは大規模なハードウェア再設計の取り組みではあるが、NXPの長期的なロードマップに沿ったものである。 オプション4:NXPプロフェッショナル/プレミアムサポート カスタムBSP作業や新しいYoctoベースラインへのT4240RDB移植が必要な場合、NXPは プロセッサーおよびマイクロコントローラのプロフェッショナルサポートを提供しており、Linux/Yoctoのレシピ支援やNXPエンジニアへの直接アクセスも可能です。   よろしくお願いします。
View full article
Use NPU with yolov5 on iMX8MP I am trying to run yolov5 on Verdin iMX8M Plus SOM. I have connected a USB webcam to the Yavia Development Board. It is running only on the CPU I have the NPU enabled and I am running on 5.15 The yolov5 logs output is # python3 detect.py --source 2 detect: weights=yolov5s.pt, source=2, data=data/coco128.yaml, imgsz=[640, 640], conf_thres=0.25, iou_thres=0.45, max_det=1000, device=, view_img=False, save_txt=False, save_csv=False, save_conf=False, save_crop=False, nosave=False, classes=None, agnostic_nms=False, augment=False, visualize=False, update=False, project=runs/detect, name=exp, exist_ok=False, line_thickness=3, hide_labels=False, hide_conf=False, half=False, dnn=False, vid_stride=1 YOLOv5 🚀 v7.0-295-gac6c4383 Python-3.10.13 torch-2.2.2 CPU Fusing layers... YOLOv5s summary: 213 layers, 7225885 parameters, 0 gradients, 16.4 GFLOPs [ WARN:[email protected]] global /usr/src/debug/opencv/4.6.0.imx-r0/git/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1405) open OpenCV | GStreamer warning: Cannot query video position: status=0, value=-1, duration=-1 1/1: 2... Success (inf frames 640x480 at 30.00 FPS) [ WARN:[email protected]] global /usr/src/debug/opencv/4.6.0.imx-r0/git/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (2180) open OpenCV | GStreamer warning: cannot link elements 0: 480x640 1 person, 2571.6ms 0: 480x640 2 persons, 1 cell phone, 2471.2ms 0: 480x640 1 person, 2592.1ms 0: 480x640 1 person, 2523.1ms 0: 480x640 1 person, 2413.3ms 0: 480x640 1 person, 2483.8ms 0: 480x640 1 person, 2499.5ms Any pointers on how can I get the NPU detected. Thanks and Regards i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Use NPU with yolov5 on iMX8MP Hello! @Kianou  Sure, please take a look to the updated link: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10166.pdf Best regards, Salas. Re: Use NPU with yolov5 on iMX8MP Hi, Manuel_Salas I found  IMX-MACHINE-LEARNING-UG  is not foud now.  Is it still availble? Best Regards, kian Re: Use NPU with yolov5 on iMX8MP Hi! Sorry for the delay in response. I checked the hardware acceleration section of iMX machine learning users guide. I looked at the examples in /usr/bin/tensorflow-lite-2.10.0/examples/ and is working on the NPU. How can I get yolov5 to detect the NPU? Also are there any examples which use realtime camera feed or how can I edit the existing ones to use a camera? Re: Use NPU with yolov5 on iMX8MP Hello @kanakshilledar  You can check the IMX-MACHINE-LEARNING-UG in section 7.1 Hardware acceleration on i.MX 8 Series. Best regards. Salas.
View full article
NX3DV42GUおよびls1046AのFITレート こんにちは、NX3DV42GUとLS1046Aの2つの材料のFITデータはどこで見つけられますか?ありがとう。 Re: FIT rate for NX3DV42GU and ls1046A この情報は一般には公開しておらず、メールで提供されたものです。   今後この情報に関するご要望は、当サイトのチケットシステムを利用してください。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME?tid=sbmenu サポートチケットの下 - チケットを送信してください   これにより、適切な追跡と担当チームによる迅速な対応が確保されます。
View full article
codewarrior debug tool communications failed(Cable is not connected or has no power!)) I use codewarrior5.7 debug tool (hiwave6.1) componet->set connection ,then hiwave report an error.Both lights of my PE Mutilink debugger are on, and my target motherboard (MC9S12XEG128)is powered on and functioning properly(FSEC register 0xBE unsecuring).I can't figure out why this error was reported. IMG_20260909_095432_edit_1310040129208432.jpg   IMG_20260909_095505_edit_1310069972736031.jpg   IMG_20260909_100139.jpg   IMG_20260909_100555.jpg    IMG_20260909_105348_edit_1313635564413612.jpg #MC9S12XE #hiwave #codewarrior #PE multilink Re: codewarrior debug tool communications failed(Cable is not connected or has no power!)) Hi, Looking at your HiWave console output and driver information, we can see that the P&E 68HC12 Interface Libraries version 2.62 is currently installed on your PC. This is an older version of the P&E interface driver that does not fully support the USB Multilink Universal hardware you are using. When HiWave tries to establish the BDM connection, the library fails to communicate correctly with the USB-ML-UNIVERSAL, which is why you are seeing "Communication failed (Cable is not connected or has no power!)." The good news is that your hardware is working fine. Your PC recognises the USB Multilink Universal correctly in Device Manager, and the FSEC register value of 0xBE confirms your MC9S12XEG128 is in the unsecured state, so there are no security-related obstacles here. The issue is purely a software driver version mismatch. What to do Please follow these steps to resolve the problem: Close CodeWarrior and HiWave completely. Disconnect the USB Multilink Universal from your PC. Go to the P&E Micro support page and download the patch called "Patch for (S)12(X) 3rd Party Software" from FAQ #211:  https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?id=211 Follow the installation instructions included in the patch (there is a readme file). The patch replaces the P&E interface DLL in your CodeWarrior installation folder. Reconnect the USB Multilink Universal and reopen HiWave. Try the connection again. How to confirm the patch is applied Once you reconnect and attempt the connection, check the HiWave console window. You should see a line like: P&E driver version: 68HC12 Interface Libraries Version X.XX If the version number is higher than 2.62, the patch was applied successfully. Please let us know this new version number along with whether the connection now works. Next step We will wait to hear back from you after you apply the patch. If the connection still does not work after the update, please also let us know your exact Windows version, and we will guide you through the next diagnostic step. Or, you can also try to download last pemicro drivers and reinstall them. I do not know what will help. I had similar issue a few days ago and I just described what I did. Of course standard PC restart. BTW, I am confused of info CW5.7. The last version is CW v5.2 which is compatible with W11.If you have CW v5.1 then it is not compatible with W11 so download of the version v5.2 is necessary. Loading via HiWave has no limitations. One more info is that this version does not contain support for all derivatives and following patch should be used… How-to Add missing derivatives to CodeWarrior Classic HCS12(X) 5.2 (Unofficial Method) - NXP Community Best regards, Ladislav
View full article
SWUpdate A/B OTA with U-Boot on i.MX8M Plus Hi NXP Team, I am implementing OTA on i.MX8M Plus LPDDR4 EVK using: Yocto Wrynose Linux 6.18.20 U-Boot 2026.04 SWUpdate 2026.05.1 Current Progress SWUpdate integrated successfully into Yocto. Successfully generated .swu packages. SWUpdate package installation is working. Hardware compatibility checking is working. Successfully updated /etc/ota-version using SWUpdate. rawfile handler is working. Now I want to implement production-level A/B OTA with automatic rollback and signed updates. Questions Could you please guide me on the recommended NXP approach for: A/B rootfs partition layout. U-Boot bootcount/bootlimit based rollback. SWUpdate integration with U-Boot environment. Correct fw_env.config / libubootenv configuration. Signed .swu package verification. Anti-rollback/version protection. Secure Boot + SWUpdate integration. Currently, the OTA update completes, but SWUpdate reports: Cannot initialize environment from /etc/fw_env.config Cannot persistently store update state Is there an NXP reference design, application note, or example for SWUpdate + A/B + U-Boot rollback + signed OTA on i.MX8M Plus? Thanks. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Yocto Project Re: SWUpdate A/B OTA with U-Boot on i.MX8M Plus Hello, We do not provide a standard EVK A/B update framework out of the box. A/B update, rollback policy, and power-fail-safe boot selection are system-level features you must implement using U-Boot + SWUpdate. The closest references are: AN12900 - Secure OTA prototype for Linux using CAAM and Mender or SWUpdate. AN13872 - Enabling SWUpdate. meta-swupdate-imx - NXP Yocto layer with SWUpdate. Best regards. Re: SWUpdate A/B OTA with U-Boot on i.MX8M Plus Hey vp1, While I do not have an exact answer, I would like to make you aware that Torizon now supports any i. MX SoCs. It's deployed in many critical i.MX8MPlus products worldwide (mostly on Toradex SoMs). It does feature highly reliable OTA (default is OSTree but can be changed)  It includes out-of-the-box secure boot, anti-rollback, vulnerability management (for EU CRA compliance), and more.  The OS is free and open source; we are happy to help if you like. Contact us if you like to give it a try on the i.MX8M Plus LPDDR4 EVK or your own HW. www.torizon.io  Sorry for the pitch, i work for Torizon and this seemed relevant.  Re: SWUpdate A/B OTA with U-Boot on i.MX8M Plus Thanks for the information. I would like to get some guidance on the recommended OTA architecture for our i.MX 8M Plus evk. For our i.MX 8M Plus evk, we need a secure OTA solution with: A/B or fail-safe updates Signed/authenticated OTA packages Secure Boot integration Anti-rollback Automatic recovery after failed/power-interrupted updates Key rotation/revocation Preservation of device identity/configuration Factory recovery and update logging For these requirements, could you please suggest which approach is recommended for the i.MX 8M Plus evk? Specifically, should we continue with the U-Boot + A/B + SWUpdate approach discussed in this thread, or would you recommend another solution such as RAUC, Mender, or an NXP-supported OTA architecture?
View full article
S32K312 SM 实现 ‘DCF_CLIENT_TVF’ 此SM描述了TVF在出现差异时的情况,客户端向DCM报告错误,但我没有在DCM中看到相应的故障。 jiajun_x_0-1788919523840.png jiajun_x_1-1788919877767.png F Re: S32K312 SM implementation 你好, “客户端向 DCM 报告错误”这一说法并不意味着存在专门的 FCCU/DCM 故障映射条目。根据功能安全手册,DCF 客户端 TVF/奇偶校验差异通过 DCMEC(DCF 错误计数)和 DCMSRRx(DCF 扫描报告)寄存器报告给设备配置模块。 因此,预期的诊断可见性似乎是通过 DCMEC/DCMSRRx 而不是通过 FCCU 故障图。 petervlna_0-1788935708237.png 顺祝商祺! Peter
View full article
KW47B42ZB7 Fuse write issue Lu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.png As shown, I cannot write to fuse 0xa, but I have successfully written to fuse 0x1f. I don't know why Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue Hi @Christine_Li , Does it mean that the fuse-program command of blhost cannot be used to program the lifecycle in kw47? Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue Hi, @Lu888  Thanks for creating case to us. From your provided info, I think you can execute fuse-read command means you are not in "After OEM Open" state. But according to: KW47SRM.pdf The reason is: The RO in the following table indicates that user cannot use MGMT_FUSE_PROGRAM to write the lifecycle fuses, instead, he can use MGMT_ADVANCE_LIFECYCLE or MGMT_SET_RETURN_FA_MODE. Christine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.png If you want to change lifecycle, you can use this command: MGMT_ADVANCE_LIFECYCLE in SB3 file. Christine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.png Best regards, Christine. Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue Hi, @Lu888  Can you please help to check what is your board's lifecycle currently? You can use below command on your board which already been executed previous commands: Christine_Li_0-1789109774271.pngChristine_Li_0-1789109774271.png blhost -p com4 fuse-read 0xa 4 I want to know whether your board already been changed into OEM-Closed. Because I found  that according to this AN: KW47 Managing Lifecycles you are using correct commands to change lifecycle. Which is conflict with my previous comment. Best regards, Christine. Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue Hi, @Lu888  Did you get any chance to read my previous comment? Anything else I can do for you on this case? Please do not hesitate to let me know if still have any thing I can do for you on this thread. Best regards, Christine.
View full article
NX3DV42GU 和 ls1046A 的 FIT 率 您好,请问哪里可以找到NX3DV42GU和ls1046A这两种材料的FIT数据?谢谢。 Re: FIT rate for NX3DV42GU and ls1046A 我们不会公开分享这些信息,这些信息是通过电子邮件提供的。   如果您以后有任何关于此信息的需求,请使用我们的工单系统。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME?tid=sbmenu 在“支持工单”下 - 提交工单   这有助于确保正确跟踪和相关团队及时响应。
View full article
codewarrior调试工具通信失败(电缆未连接或无电源!) 我使用 CodeWarrior 5.7 调试工具(Hiwave 6.1)。组件 > 设置连接后,Hiwave 报告错误。我的 PE Multilink 调试器的两个指示灯都亮着,目标主板(MC9S12XEG128)已通电并正常工作(FSEC 寄存器 0xBE 处于未加密状态)。我无法弄清楚为什么会出现这个错误。 IMG_20260909_095432_edit_1310040129208432.jpg   IMG_20260909_095505_edit_1310069972736031.jpg   IMG_20260909_100139.jpg   IMG_20260909_100555.jpg    IMG_20260909_105348_edit_1313635564413612.jpg #MC9S12XE #hiwave #codewarrior #PE 多链路 Re: codewarrior debug tool communications failed(Cable is not connected or has no power!)) 您好, 查看您的 HiWave 控制台输出和驱动程序信息,我们可以看到P&E 68HC12 接口库版本 2.62当前已安装在您的 PC 上。这是旧版本的 P&E 接口驱动程序,它不完全支持您正在使用的 USB Multilink Universal 硬件。当 HiWave 尝试建立 BDM 连接时,该库无法与 USB-ML-UNIVERSAL 正确通信,这就是为什么您会看到“通信失败(电缆未连接或无电源!)”的提示。 好消息是你的硬件运行正常。您的电脑在设备管理器中正确识别了 USB Multilink Universal,并且 FSEC 寄存器值为 0xBE,表明您的 MC9S12XEG128 处于非安全状态,因此这里不存在任何安全相关的障碍。问题完全是软件驱动程序版本不匹配。 该怎么办 请按照以下步骤解决此问题: 完全关闭 CodeWarrior 和 HiWave。 断开 USB Multilink Universal 与电脑的连接。 请前往 P&E Micro 支持页面,从 FAQ #211 下载名为“(S)12(X) 第三方软件补丁”的补丁: https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?id=211 请按照补丁中包含的安装说明进行操作(其中包含一个自述文件)。该补丁会替换 CodeWarrior 安装文件夹中的 P&E 接口 DLL。 重新连接 USB Multilink Universal 并重新打开 HiWave。 请重新连接。 如何确认补丁已应用 重新连接并尝试连接后,检查 HiWave 控制台窗口。你应该会看到类似这样的一行: P&E 驱动程序版本:68HC12 接口库版本 X.XX 如果版本号高于 2.62,则补丁已成功应用。请与我们联系,告知我们新的版本号,以及连接是否正常。 下一步 我们会在您贴上补丁后等待您的反馈。如果更新后连接仍然无法正常工作,请与我们联系您的确切 Windows 版本,我们将指导您完成下一步诊断。 或者,您也可以尝试下载最新的 Pemicro 驱动程序并重新安装。我不知道什么方法会有帮助。几天前我也遇到过类似的问题,我刚才描述了我的解决方法。当然是标准的电脑重启。 顺便问一下,我对 CW5.7 的信息感到困惑。最新版本是 CW v5.2,与 W11 兼容。如果您使用的是 CW v5.1,则与 W11 不兼容,因此需要下载 v5.2 版本。通过 HiWave 加载没有任何限制。还有一点需要说明的是,此版本不支持所有衍生版本,需要使用以下补丁…… 如何向 CodeWarrior Classic HCS12(X) 5.2 添加缺失的派生函数(非官方方法) - NXP 社区 顺祝商祺! 拉迪斯拉夫
View full article
FIT rate for NX3DV42GU and ls1046A Hello, where can I find the FIT data of the two materials, NX3DV42GU and ls1046A?  thank you. Re: FIT rate for NX3DV42GU and ls1046A We do not share this information publicly, it has been provided via email.    For any future requests regarding this information, please use our ticketing system. https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME?tid=sbmenu  Under the Support Tickets - Submit a ticket   This helps ensure proper tracking and a timely response from the responsible team.
View full article
KW47B42ZB7 ヒューズ書き込みの問題 Lu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.png ご覧の通り、私は0xaを融合させることはできませんが、0x1fを融合させるために書くことには成功しています。理由がわからない Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue こんにちは、 @Christine_Li さん。 blhostのfuse-programコマンドはkw47のライフサイクルをプログラムするのに使えないということですか? Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue こんにちは、 @Lu888 私たちにCASEを作ってくれてありがとう。 あなたの情報からすると、ヒューズ読み取りコマンドを実行できるのは「OEMオープン後」の状態ではないということです。 しかし、それによると: KW47SRM.pdf 理由は以下のとおりです。 以下の表のROは、ユーザーがライフサイクルヒューズを書き込むためにMGMT_FUSE_PROGRAMを使うことはできず、代わりにMGMT_ADVANCE_LIFECYCLEまたはMGMT_SET_RETURN_FA_MODEを使用できることを示しています。 Christine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.png ライフサイクルを変更したい場合は、SB3ファイルのMGMT_ADVANCE_LIFECYCLEコマンドを使えます。 Christine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.png よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue こんにちは、 @Lu888 御社のボードの現在のライフサイクルを教えてもらえますか? すでに実行済みのボード上の以下のコマンドを使えます: Christine_Li_0-1789109774271.pngChristine_Li_0-1789109774271.png blhost -p com4 fuse-read 0xa 4 お使いのボードが既にOEMクローズド版に変更されているかどうかを知りたいです。 このANによると、 KW47 ライフサイクルの管理 ライフサイクルを変更するために正しいコマンドを使用しています。これは私の以前のコメントと矛盾しています。 よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue こんにちは、 @Lu888 私の前のコメントは読んでいただけましたか? この事件で他に何かできることはありますか? このスレッドでまだ何かできることがあれば、遠慮なく教えてください。 よろしくお願いいたします。 Christine。
View full article
S32K312 SM implementation ‘DCF_CLIENT_TVF' This SM describes TVF in case of discrepancies, the client reports errors to DCM, but I did not see the corresponding fault in DCM. jiajun_x_0-1788919523840.png jiajun_x_1-1788919877767.png F Re: S32K312 SM implementation Hello, The statement "client reports errors to DCM" does not imply a dedicated FCCU/DCM fault-map entry. According to the Safety Manual, DCF client TVF/parity discrepancies are reported to the Device Configuration Module through the DCMEC (DCF Error Count) and DCMSRRx (DCF Scan Report) registers. Therefore, the expected diagnostic visibility appears to be through DCMEC/DCMSRRx rather than through the FCCU fault map. petervlna_0-1788935708237.png Best regards, Peter
View full article
S32K312 SM実装 「DCF_CLIENT_TVF」このSMはTVFについて説明しています。不一致がある場合、クライアントはDCMにエラーを報告しますが、DCMには対応する故障が見られませんでした。 jiajun_x_0-1788919523840.png jiajun_x_1-1788919877767.png F Re: S32K312 SM implementation こんにちは、 「クライアントがDCMにエラーを報告する」という記述は、FCCU/DCM専用の障害マップエントリが存在することを意味するものではありません。セーフティマニュアルによると、DCFクライアントのTVF/パリティの不一致は、DCMEC(DCFエラーカウント)およびDCMSRRx(DCFスキャンレポート)レジスタを通じてデバイス構成モジュールに報告されます。 したがって、期待される診断情報は、FCCUの故障マップではなく、DCMEC/DCMSRRxを通じて得られるものと思われる。 petervlna_0-1788935708237.png よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
MFRC630 和 CLRC663 可以互换吗? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 目前我们的产品使用了两颗 CLRC663。它们的阻抗匹配度为 50 欧姆,因此无法利用 CLRC663 的“大电流”能力。展望未来,我们希望节省生产成本,只使用一个 CLRC663(因为它必须支持 14443 和 15693)和一个 MFRC630(第二个读卡器只需要 mifare)。 我已成功在两款产品上测试了我们自己的库,它们似乎都能正常工作,即使是“可变”的uid芯片类型也是如此。 出色地。所以这应该不是软件问题。我猜测MFRC630只是固件版本与CLRC630不同,所以才不支持ISO15693。 封装尺寸和引脚排列相同 我唯一想知道的就是匹配方面的问题。 与 mifare 匹配的 CLRC663 能否在不改变匹配网络的情况下,被即插即用的 MFRC630 取代? NFC 控制器解决方案 NFC 前端解决方案 Re: MFRC630 and CLRC663 Interchangeability? 我假设你已经找到了答案,但为了方便可能看到这条信息的人,这里有一份应用笔记( https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11256.pdf ),其中指出无需进行任何更改。 我目前也在做一个使用 MFRC630 的项目,但为了开发,我使用的是 CLRC663,因为有相应的开发板。项目完成后,我将在此处发布一篇帖子,确认迁移是否像应用笔记中所说的那样顺利。 Re: MFRC630 and CLRC663 Interchangeability? 你好@jof , 是的,这些集成电路是“调谐”兼容的。虽然芯片相同,但MFRC660仅支持MIFARE技术(ISO 14443,A型),而CLRC663支持所有技术,包括A型、B型、ISO15693等。 BR 托马斯
View full article