2412209_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2412209_ja-JP

2412209_ja-JP

KW47B42ZB7 ヒューズ書き込みの問題

Lu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.pngLu888_0-1788925610415.png

ご覧の通り、私は0xaを融合させることはできませんが、0x1fを融合させるために書くことには成功しています。理由がわからない

Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue

こんにちは、 @Christine_Li さん。

blhostのfuse-programコマンドはkw47のライフサイクルをプログラムするのに使えないということですか?

Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue

こんにちは、 @Lu888

私たちにCASEを作ってくれてありがとう。

あなたの情報からすると、ヒューズ読み取りコマンドを実行できるのは「OEMオープン後」の状態ではないということです。

しかし、それによると:

KW47SRM.pdf

理由は以下のとおりです。

以下の表のROは、ユーザーがライフサイクルヒューズを書き込むためにMGMT_FUSE_PROGRAMを使うことはできず、代わりにMGMT_ADVANCE_LIFECYCLEまたはMGMT_SET_RETURN_FA_MODEを使用できることを示しています。

Christine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.pngChristine_Li_0-1788944686191.png

ライフサイクルを変更したい場合は、SB3ファイルのMGMT_ADVANCE_LIFECYCLEコマンドを使えます。

Christine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.pngChristine_Li_1-1788944712390.png


よろしくお願いいたします。

Christine。


Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue

こんにちは、 @Lu888

御社のボードの現在のライフサイクルを教えてもらえますか?

すでに実行済みのボード上の以下のコマンドを使えます:

Christine_Li_0-1789109774271.pngChristine_Li_0-1789109774271.pngChristine_Li_0-1789109774271.png

blhost -p com4 fuse-read 0xa 4

お使いのボードが既にOEMクローズド版に変更されているかどうかを知りたいです。

このANによると、 KW47 ライフサイクルの管理

ライフサイクルを変更するために正しいコマンドを使用しています。これは私の以前のコメントと矛盾しています。


よろしくお願いいたします。

Christine。


Re: KW47B42ZB7 Fuse write issue

こんにちは、 @Lu888

私の前のコメントは読んでいただけましたか?

この事件で他に何かできることはありますか?

このスレッドでまだ何かできることがあれば、遠慮なく教えてください。


よろしくお願いいたします。

Christine。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: