2412224_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2412224_ja-JP

2412224_ja-JP

FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312 の S32K312 FreeRTOS ビルドに関する問題

チームの皆さん、こんにちは。

NXPのウェブサイトから以下のRTDおよびFreeRTOSパッケージをダウンロードしました:

  • SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.tar
  • SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.tar

私はWindowsシステムを使っており、S32 Design Studio(V3.6.10)FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312プロジェクトを正常にインポート・開くことができました。

しかし、アプリケーションをビルドしようとすると、「添付のスクリーンショット(BE1)に示 されているFreeRTOSConfig.hファイルが見つかりません」というエラーが出 #include ます。

さらに、プロジェクトの.mexファイルを開くとファイル、Config Tools に以下のエラーが表示されます (添付のMexファイルを参照)

「このツールは選択したプロセッサをサポートしていません。」

以下の点について教えていただけますか?

  1. これらのRTDやFreeRTOSパッケージには、 S32 Design Studio の特定のバージョンが必要ですか?
  2. S32K312に追加のアップデートやプラグイン、デバイスサポートパッケージをインストールする必要がありますか?
  3. FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312サンプルアプリケーションをビルドし実行する正しい手順は何ですか?
  4. 私の最終目標は、 S32K312 EVB上でFreeRTOSを動作させることです。推奨されるセットアップとインストールの手順についてアドバイスをいただけますか?

参考までに、ビルドエラーのスクリーンショット(BE1とMex)を添付しました。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
プラモド・ジャダブ

Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312

迅速なアップデートありがとうございます。提供いただいたRTDバージョンで問題が解決しました。

Re: S32K312 Freertos build issue for the FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312

こんにちは、

SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zipにはCryptoドライバーのみが含まれています。FreeRTOSを追加する前に、まずRTDベースのパッケージをインストールする必要があります。

PetrS_0-1788946493548.pngPetrS_0-1788946493548.pngPetrS_0-1788946493548.png

RTDとFreeRTOSが正常にインストールされたら、サンプルから新しいプロジェクトを作成するだけです。

PetrS_1-1788946542398.pngPetrS_1-1788946542398.pngPetrS_1-1788946542398.png

読み込みが完了したら、mexファイルを開き、「コードの更新」ボタンをクリックしてください。欠落しているドライバなども追加されるはずです。
その後、デモを作ることができます
プロジェクトエクスプローラーのウィンドウでプロジェクトを右クリックし、「コード更新」と「プロジェクト構築」を選択することもできます。

PetrS_0-1788946711279.pngPetrS_0-1788946711279.pngPetrS_0-1788946711279.png

BR、ペトル



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: