Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
FRDM-A-S32K344ボードのオンボードエミュレーターは、どのようにしてcomsis-dapやjlinkをサポートしていますか? NXPはFRDM-A-S32K344ユニバーサル開発ボードを立ち上げました。しかし、**搭載**エミュレーターはcomsis-dapやjlinkをサポートしておらず、**Zephyr**ファームウェアの書き込み、デバッグ、VSCode開発などの一般的な**アプリケーション**での利用が大きく妨げられています。FUTUREこの点での支援計画はありますか?
記事全体を表示
GCC10.2工具链安装失败 屏幕截图 2026-07-27 091847.png Re: GCC10.2工具链安装失败 你试过重启电脑再测试一次吗?
記事全体を表示
SE050脆弱性報告   SE050に関する技術サポートの質問があります。私たちはSE050を使用する製品をマーケットに投入しており、この製品は現場でのソフトウェアアップデートを受けません。EUサイバーレジリエンス法(CRA)に基づき、当社は使用するコンポーネントの脆弱性を監視し、悪用された脆弱性や重大なインシデントを規定の期限内に報告する義務を負っています。   教えていただけますか: - NXPはSE050に対して脆弱性開示やセキュリティ通知プロセス(例:メーリングリスト、セキュリティアドバイザリーページ、PSIRTフィードなど)を運営しており、私たちが登録または監視できるか? - SE050の既知の脆弱性およびその状況(修正済み、緩和済み、適用不可)は、この特定の製品ラインがフィールドアップデートをサポートしていない場合、どのようにお客様に伝えられますか? 手動で確認するのではなく、事前に通知を受け取る方法はありますか? SE050 Re: SE050 vulnerability reporting こんにちは、 @djdirkj さん。 [製品セキュリティの脆弱性|NXPセミコンダクターズ|https://www.nxp.com/support/support/product-security-vulnerability:PSIRT]PSIRTチームは脆弱性を報告し、評価し、適切な解決策を見つけ、製品の影響を受けた購入者(直接お客様や遠隔地)に連絡し、彼らが購入者に通知します。 誤りや緩和策は訂正表やユーザーガイダンスに記載されています。誰でも、製品ページのウェブサイトで「アラートを受け取る」オプションをクリックすることで、文書の更新情報を入手できます。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
Legacy Software License Codewarrior 10.4.1 Hello, is there a way to use codewarrior 10.4.1 for legacy devices like Power Quicc III with a free license at this time 2026? Re: Legacy Software License Codewarrior 10.4.1 Hello, There is no free/Special Edition available for CodeWarrior for Power Architecture (the tool supporting PowerQUICC III, e.g., MPC85xx family). PowerQUICC III devices (MPC8540, MPC8548, MPC8560, MPC8572, etc.) are supported by CodeWarrior Development Studio for Power Architecture v10.x, which requires a paid license (Basic, Standard, or Professional suite). The paid options through NXP are: CW Development Suite – Basic – Lowest tier, includes Power Architecture (Eclipse, Windows & Linux hosts), but may have code/data size limitations. CW Development Suite – Professional – Full-featured, no size limitations, includes Classic and Eclipse IDEs, Linux and Windows. CW Development Suites for Networked Applications – Specifically targets PowerQUICC I/II/II Pro/III, QorIQ P/T-series, and Layerscape.   Regards
記事全体を表示
圧力センサの導入RDK358BMU推奨。 RD-K358BMU RDK358BMU評価ボードの作成に取り組んでおり、圧力センサの導入計画を進めています。 以下の情報をご協力いただけますか? 1.RDK358BMUで使用する際の推奨される圧力センサーの部品番号は何ですか? 2. NXPのリファレンスデザインで使用または検証された特定の圧力センサーはありますか? 3. センサーインターフェース、接続情報、起動に必要なソフトウェア設定も共有していただけますか? BMUとの圧力センサ統合に関するドキュメントやアプリケーションノートも教えていただけると助かります。 Re: Pressure sensor recommendation for RDK358BMU pressure sensor bring-up. こんにちは、 @shweta_jagadale さん。 1. & 2.RDK358BMUは高集積バッテリー圧力モニターセンサーNBP8-9xを使用しています。 3. 圧力センサーの接続やプログラミングについては、圧力センサーのデータシートを参照してください。 RD-K358BMUユーザーガイドには圧力センサーホースポートも説明されています。 最後に、RD-K358(S32K358)に必要なソフトウェア関連のすべては、当社の自動車ソフトウェアパッケージマネージャーからご覧いただけます。 また、ホストMCU用のアプリケーションソフトウェアがNBP8 – KE15Z FreeMASTERデモに接続されています。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
S32dsライセンスの有効期限が切れました 2107-4B0B-EBCA-A774 ARM v2.2用S32デザインスタジオ 申請延長激活時間 申请延長激活 Re: S32ds license expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
記事全体を表示
i.MX95 FRDM + OX05B1S:室内照明下での眼鏡の青/紫色の反射 ボード/セットアップ: - SoC: NXP FRDM i.MX95 - カメラセンサー:OmniVision OX05B1S(MIPI CSI経由で接続) - パイプライン/ソフトウェア:libcamera(v0.5.2)+ NXP Neo IPA(nxpneo)+ GStreamer(imxvideoconvert_g2d) - BSP:i.MX Linux BSP 説明: FRDM i.MX95に搭載されたOX05B1Sカメラからライブ映像をストリーミング配信する際、一部のメガネに、オフィス内の照明下で濃い青紫色のグレアスポットが現れることがあります(添付画像参照)。 この反射面(例えば眼鏡)に見られる濃い青や紫のまぶしさをどう解決すればよいのでしょうか?この問題を解決するために、i.MX95で推奨されるNeo ISPチューニングパラメータまたは利用可能なチューニングツールバージョンは何ですか? photo_04.jpg photo_07.jpg Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting こんにちは、 @JosephAtNXP さん。 迅速なご対応と、レンズフレア、トーンマッピング、ブラックレベル設定に関する貴重なご意見をありがとうございました。 現在、ISPチューニングに第三者機関は利用しておりません。NXPが提供したチューニングファイルを使っており、OX05B1SセンサはBSP内の/usr/share/libcamera/ipa/nxp/neo/ox05b1s.yamlにあります。 NXP社は、この特定の照明アーティファクトを軽減する、OX05B1S用の最新のチューニングファイルを提供することは可能でしょうか? 更新されたファイルが利用できない場合、既存のox05b1s.yamlファイルで手動で調整すべきパラメータの具体的な変更点を教えていただけませんか? ご指導をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 アカシュ・H Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting こんにちは、 NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。 添付画像から判断すると、黒い斑点は特定の角度から撮影されたレンズフレアのようで、おそらく眼鏡のブルーライトフィルターによって反射されたものと思われます。 ダークトーンはISPのトーンマッピングやブラックレベル設定によるものかもしれません。ISPにセンサーの調整をおすすめします。 JosephAtNXP_0-1785175157838.png あなたのプロジェクトでは、センサはあなた自身が調整していますか、それとも第三者が調整していますか? よろしくお願いします。 Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting こんにちは、 @akashhalli さん。 uGuzzi IPAで試してみて、結果を共有していただけますか? 使用しているBSPも併せて教えてください。最新のBSPで試してみて、結果に違いがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting こんにちは、 @JosephAtNXP さん。 現在使っているBSPは Linux 6.12.49_2.2.0です。 uGuzzi IPAでのテストに関しては、残念ながら使用していたカメラが故障してしまい、現在は依頼された検査を行うことができません。正常に動作するカメラシステムを使用してテストを再度実施し、結果が分かり次第共有いたします。 最新のBSP(フィリピン中央銀行)の基準も確認し、相違点が見られた場合はご報告いたします。 よろしくお願いいたします。 アカシュ Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting こんにちは、 @akashhalli さん。 私の提案を試してみる機会はありましたか?フォローアップのための技術的なケースを作成してもらえますか? よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
FRDM-A-S32K344 板载仿真器如何支持 comsis-dap 或 jlink? 恩智浦半导体推出了FRDM-A-S32K344通用开发板。然而,板载模拟器不支持 comsis-dap 和 jlink,这严重阻碍了它在 Zephyr 固件烧录、调试和 VSCode 开发等一般应用程序中的使用。未来是否有这方面的支持计划?
記事全体を表示
SE050漏洞报告   我有一个关于SE050的技术支持问题。我们将推出一款使用 SE050 的产品,该产品在现场不会获得软件更新。根据欧盟网络弹性法案 (CRA),我们有义务监测我们使用的组件中的漏洞,并在规定的时间内报告已被积极利用的漏洞和严重事件。   请问您能告诉我们以下信息吗: - NXP 是否针对 SE050 运行漏洞披露或网络安全通知流程(例如邮件列表、网络安全公告页面或 PSIRT 信息流),我们可以订阅或监测? - 鉴于该特定产品线不支持现场更新,如何将已知的漏洞及其状态(已修复、已缓解、不适用)传达给使用 SE050 的客户? - 是否有办法接收主动通知,而不是手动查看? SE050 Re: SE050 vulnerability reporting 嗨@djdirkj , [产品网络安全漏洞 | 恩智浦半导体 | https://www.nxp.com/support/support/product-security-vulnerability:PSIRT ]PSIRT 团队可以接到漏洞报告,他们会进行评估,找到合适的解决方案,并与受影响的产品购买者(直接客户和分销商)沟通,然后分销商再通知他们的购买者。 错误及补救措施记录在勘误表和用户指南中。任何人都可以通过点击产品页面上的“接收提醒”选项来接收这些文档的更新信息,从而了解文档的更新情况。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool Hello. I am currently testing OTFAD configuration on an RT1010 EVK board. I would like to configure OTFAD using MCUXpresso Secure Provisioning Tool 26.03 and build the project to generate binary files. The build results are: MIMXRT1011_Project.bin MIMXRT1011_Project_hab.bin otfad_keyblobs.bin unsigned_MIMXRT1010_flashloader.bin These are the four files. When I perform a write operation using MCUXpresso Secure Provisioning Tool 26.03 and read the flash memory, the program includes data presumed to be FCB at the 0x0400 region. However, it appears that there is no file corresponding to the FCB among the built files. Is it possible to generate a file containing FCB information during the build process? i.MXRT 101x Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool Thank you for your reply. I created the FCB by referring to the link you provided. I have one more question. In which document can I find the explanation regarding the key data for Region 0 info in the OTFAD settings? The parts I am curious about are the User key data and counter data sections. Could you please explain it to me? Thank you. TnseoRnr_0-1785208042935.png Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool Hi @TnseoRnr, Please see the following link from the SPT Documentation, which specifies the process to create a complete FCB from the simplified configuration: https://mcuxpresso.nxp.com/secure/26.03/05_user_interface.html#spi-nor It also mentions that the FCB can be generated from MCUXpresso via the Peripherals tool if you prefer to do so. One last note, keep in mind that there is a newer version of SPT available (v26.06), so I would suggest you continue development on the latest version. BR, Edwin. Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool Hi @TnseoRnr, If you mean how these fields would be used on the OTFAD configuration you are creating, perhaps this link might help: https://mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-otfad-encrypted-image-unsigned-with-user-keys That said, if you are looking for the inner workings or a more in-depth explanation of how these keys are used, you would need to request access to the RT1010 secure files, and look in the Security Reference Manual, which precisely explains the security features of the RT1010 in detail. You will be prompted to download this file, or request access if needed, by clicking on the "Secure" checkbox of the documentation section of the RT1010 product page: https://www.nxp.com/products/i.MX-RT1010#documentation BR, Edwin.
記事全体を表示
MCUXpresso Secure Provisioning ToolからFCBデータを構築する方法 こんにちは、 現在、RT1010 EVKボードでOTFADの設定をテストしています。 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 26.03を使用してOTFADを設定し、バイナリファイルを生成するプロジェクトをビルドしたいと考えています。 ビルド結果は以下のとおりです。 MIMXRT1011_プロジェクト.bin MIMXRT1011_Project_hab.bin otfad_keyblobs.bin unsigned_MIMXRT1010_flashloader.bin これらが4つのファイルです。 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 26.03 を使用して書き込み操作を実行し、フラッシュメモリを読み取ると、プログラムは 0x0400 領域に FCB と思われるデータを含めます。 しかし、ビルドされたファイルの中にFCBに対応するファイルが見当たらないようです。 ビルドプロセス中にFCB情報を含むファイルを生成することは可能ですか? i.MXRT 101x Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool ご返信よろしくお願いします。 あなたが提供してくれたリンクを参考に、FCBを作成しました。 もう一つ質問があります。 OTFAD設定のリージョン0情報のキーデータに関する説明はどのドキュメントで見られますか? 私が気になっているのは、ユーザーキーデータとカウンターデータセクションです。 説明してもらえますか? よろしくお願いします。 TnseoRnr_0-1785208042935.png Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool こんにちは、 @TnseoRnr さん。 SPTドキュメントの以下のリンクをご覧ください。簡易設定から完全なFCBを作成する手順が明記されています:https://mcuxpresso.nxp.com/secure/26.03/05_user_interface.html#spi-nor また、FCBはペリフェラルツールを使ってMCUXpressoから作成できるとも書かれています。 最後に一つ、SPTの新しいバージョン(v26.06)が存在することを覚えておいてください。最新バージョンの開発を続けることをお勧めします。 BR、 エドウィン。 Re: how i can build FCB data from MCUXpresso Secure Provisioning Tool こんにちは、 @TnseoRnr さん。 これらのフィールドが作成中の OTFAD 構成でどのように使用されるかという意味であれば、おそらく次のリンクが参考になるでしょう: https://mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-otfad-encrypted-image-unsigned-with-user-keys とはいえ、これらの鍵の内部構造やより詳細な説明を求める場合は、RT1010のセキュアファイルへのアクセスを申請し、RT1010のセキュリティ機能を詳細に説明したセキュリティリファレンスマニュアルを参照する必要があります。 このファイルのダウンロードやアクセス申請は、RT1010製品ページのドキュメントセクションの「Secure」チェックボックスをクリックすることで表示されます。 https://www.nxp.com/products/i.MX-RT1010#documentation BR、 エドウィン。
記事全体を表示
i.MX95 FRDM + OX05B1S:室内光照下眼镜上的蓝/紫色 AR 镀膜反射 板/设置: - SoC:NXP FRDM i.MX95 - 摄像头传感器:OmniVision OX05B1S(通过 MIPI CSI 连接) - 管道/软件:libcamera (v0.5.2) + NXP Neo IPA (nxpneo) + GStreamer (imxvideoconvert_g2d) - BSP:i.MX Linux BSP 描述: 当使用 FRDM i.MX95 从 OX05B1S 摄像机传输实时视频时,在室内办公室照明下,一些眼镜会出现深蓝色/紫色的眩光点(见附图)。 如何解决反射表面(如眼镜)上出现的这种深蓝色/紫色眩光伪影?针对 i.MX95,推荐使用哪些 Neo ISP 调优参数或调优工具版本来解决这个问题? photo_04.jpg photo_07.jpg Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting 你好@JosephAtNXP , 感谢您的快速回复以及对镜头光晕、色调映射和黑电平配置的深入见解。 我们目前未使用第三方进行互联网服务提供商 (ISP) 的调优。我们正在使用 NXP 提供的 OX05B1S 传感器的调谐文件,该文件位于我们的 电路板支持包 中的 /usr/share/libcamera/ipa/nxp/neo/ox05b1s.yaml。 NXP 是否有可能提供一个更新的 OX05B1S 调谐文件,以缓解这种特定的照明问题? 如果没有更新的文件,能否指导我们手动调整现有 ox05b1s.yaml 文件中的哪些参数来解决这个问题? 期待您的指导。 问候, 阿卡什·H Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 从附图来看,这些暗点像是从特定角度捕获的镜头光晕,可能是被眼镜中的蓝光滤镜反射出来的。 暗色调可能是 ISP 色调映射或黑电平配置的结果。我建议ISP对传感器进行调优。 JosephAtNXP_0-1785175157838.png 在您的项目中,传感器是由您自己调校还是由第三方调校? 此致 Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting 嗨@akashhalli , 请您尝试使用 uGuzzi IPA,并分享一下结果好吗? 请分享一下您正在使用的电路板支持包。请尝试使用最新的电路板支持包,如果结果有所不同,请分享。 此致, Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting 你好@JosephAtNXP , 我们目前使用的 BSP 是Linux 6.12.49_2.2.0 。 关于使用 uGuzzi IPA 进行测试,我们所使用的摄像头不幸损坏,因此我们目前无法进行所要求的测试。我们将使用可正常工作的相机设备重复测试,并在结果出来后分享给大家。 我们还会参考最新的BSP,如果发现任何差异,我们会及时通知您。 问候, 阿卡什 Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting 嗨@akashhalli , 你有没有机会测试一下我的建议?请您创建一个技术案例以便跟进? 此致,
記事全体を表示
i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Board/Setup:  - SoC: NXP FRDM i.MX95   - Camera Sensor: OmniVision OX05B1S (connected via MIPI CSI)  - Pipeline / Software: libcamera (v0.5.2) + NXP Neo IPA (nxpneo) + GStreamer (imxvideoconvert_g2d)  - BSP: i.MX Linux BSP Description: When streaming live video from the OX05B1S camera on the FRDM i.MX95, some of the eyeglasses exhibit a dark blue/purple glare spot under indoor office lighting (see attached images). How can we resolve this dark blue/purple glare artifact on reflective surfaces (like glasses)? What are the recommended Neo ISP tuning parameters or tuning tool version available for i.MX95 to fix this? photo_04.jpg photo_07.jpg Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Hi @JosephAtNXP, Thank you for the quick response and the insights regarding the lens flare, tone mapping, and black level configurations. We do not currently use a third party for ISP tuning. We are using the tuning file provided by NXP for the OX05B1S sensor, which we found located at /usr/share/libcamera/ipa/nxp/neo/ox05b1s.yaml in our BSP. Is it possible for NXP to provide a newly updated tuning file for the OX05B1S that mitigates this specific lighting artifact? If an updated file isn't available, could you guide us on the exact parameter changes we should manually adjust in our existing ox05b1s.yaml file to fix this issue? Looking forward to your guidance. Regards, Akash H Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, From the attached image, the dark spots seem like lens flares captured from a specific angle and reflected probably by blue light filters in your glasses. Dark tones might be product of ISP tone mapping or black level configs. I would suggest ISP tuning the sensor, JosephAtNXP_0-1785175157838.png In your projects, are sensors tuned by you or third parties? Regards Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Hi @akashhalli, Could you please try with uGuzzi IPA and share the results? Please share the BSP you are using as well. Try with latest BSP and share if you see any different results. Regards, Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Hi @akashhalli, Did you get any chance to test my suggestions? Could you please create a technical case for follow up? Regards, Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting Hi @JosephAtNXP , The current BSP we are using is Linux 6.12.49_2.2.0. Regarding testing with uGuzzi IPA, the camera we were using has unfortunately gone bad, so we are currently unable to perform the requested test. We will repeat the test with a working camera setup and share the results once it is available. We will also check with the latest BSP and update you if we observe any differences. Regards, Akash
記事全体を表示
レガシーソフトウェアライセンス Codewarrior 10.4.1 こんにちは、 2026年現在、Power Quicc IIIのような旧型デバイスで、無料ライセンスを使ってCodeWarrior 10.4.1を使用する方法はありますか? Re: Legacy Software License Codewarrior 10.4.1 こんにちは、 PowerQUICC IIIをサポートするツール(例:MPC85xxファミリー)のためのCodeWarrior for Power Architectureには無料または特別版はありません。 PowerQUICC IIIデバイス(MPC8540、MPC8548、MPC8560、MPC8572など)は CodeWarrior Development Studio for Power Architecture v10.xでサポートされており、 有料ライセンス (Basic、Standard、またはProfessionalスイート)が必要です。 NXPを通じて利用できる有料オプションは以下のとおりです。 CW開発スイート – Basic – 最下位クラスで、Power Architecture(Eclipse、Windows、Linuxホスト)を含みますが、コードやデータサイズの制限がある場合があります。 CW開発スイート – プロフェッショナル – フル機能でサイズ制限なし、ClassicおよびEclipse IDEs、LinuxおよびWindowsを含みます。 ネットワークアプリケーション向けCW開発スイート – 特にPowerQUICC I/II/II Pro/III、QorIQ P/Tシリーズ、Layerscapeを対象としています。   よろしくお願いします。
記事全体を表示
Pressure sensor recommendation for RDK358BMU pressure sensor bring-up. RD-K358BMU  I am working on the RDK358BMU evaluation board and am planning the pressure sensor bring-up. Could you please help with the following information: 1. What is the recommended pressure sensor part number for use with the RDK358BMU? 2. Is there a specific pressure sensor used or validated in the NXP reference design? 3. Could you also share the sensor interface, connection details, and any software configuration required for bring-up? Any reference documentation or application notes related to pressure sensor integration with the BMU would also be appreciated. Re: Pressure sensor recommendation for RDK358BMU pressure sensor bring-up. Hi @shweta_jagadale, 1. & 2. RDK358BMU uses the Highly Integrated Battery Pressure Monitor Sensor NBP8-9x.  3. You can refer to pressure sensor datasheet for more information about connection and programming of the pressure sensor.  The RD-K358BMU User Guide also describes the pressure sensor hose port. Lastly, you can find all of the related SW needed for the RD-K358 (S32K358) from our Automotive Software Package Manager. There is also the Application Software for the Host MCU connected to the NBP8 – KE15Z FreeMASTER demo. Best regards, Julián 
記事全体を表示
T2080 ATMUのPCIe1用セットアップ 私は2枚のT2080をPCIe接続で連結しています。1台はRCとして、もう1台はEPとして設定しています。私はRCからEPへのトラフィック(読み取り/書き込み)のみをテストしています。PCIe2またはPCIe4間の接続テストを実行すると、テストは正しく機能し、EPに書き込まれたデータはEPからの読み取り時に正しくエコーバックされます。このテストは、EP社のT2080のDRAMへのマッピングを行うだけのものです。つまり、ATMUレジスタ、LAW、TLBは正しく設定されています。 しかし、PCIe1を使用するとテストは失敗します。3つのコントローラセットアップすべてで設定はまったく同じです。SWは単にコンパイルされ、コントローラに適切なメモリ変更を加えてバスをPCIe4からPCIe1に変更します。バス上にPCIeアナライザを設置しています。書き込みと読み込みが想定どおりに完了していることが確認できました。しかし、読み戻されたデータは、RCが前のステップで書き込んだデータとは一致しない。RCからエミュレータを使用して侵入し、PCIeバスを介してEP DRAM(BAR1)にマッピングされたメモリ空間を調べると、繰り返しパターンが見られます。T2080 EPプロセッサに侵入してDRAMを調べると、DRAM開始時に書き込まれた元の値からは変わっていません。PCIe1の何が違うのか。PCIe1がSR-IOVをサポートしていることは知っていますが、有効にしていません。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 私もPCIe設定を進めているときに似たような問題に遭遇し、ドキュメントを丁寧に確認したことで大きな違いがありました。別のプロジェクトに関連する情報を整理する際に、ハードウェアのリファレンス情報の一部をPinal Assessor Portalと比較しました。セットアップがスムーズに進むことを願っています。最終的に問題が解決した方法を教えていただけると嬉しいです。この話題を持ち出してくれてありがとう。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 T2080 ATMUのPCIe1向け設定に関する詳細情報は、ハードウェア構成や最適化を検討しているすべての人にとって有益な情報となる。議論は有益で、さらに関連情報はダラス評価データ を通じてさらに参考にすることができます。設定方法や技術的な更新を追跡することで、システム性能の理解を深めるのに役立ちます。ここで共有された洞察に感謝します。同様の話題でのさらなる議論を楽しみにしています。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 PCIe1用のT2080 ATMU構成は、特にシステムハードウェアやパフォーマンスチューニングに取り組む人にとって興味深い構成トピックに見えます。信頼できる技術的およびドキュメント関連情報をユーザーが見つけるのに役立つ詳細なリソースを共有することは有用です。参考資料として、体系的に整理された公開情報リソースを調べる上で、セジウィック裁判所の審理記録が役立ちました。明確な説明と共有された経験があれば、複雑なセットアップも他の人が理解しやすく、トラブルシューティングしやすくなります。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?欲しい隠しレジスターは何かあります(NXPが過去にいくつか変更するように言ったので存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 [NXP] はい。通常レジスタとPCIeコンフィギュレーション空間のダンプが必要です。RCとEPの両方についてこの作業を実施してください。PCIeオフセットについては、T2080RMの表2-5「CCSRブロックベースアドレスマップ」を参照してください。さらに、LAWレジスタのレジスタダンプも必要です。 PEXアナライザーのダンプで具体的に何を求めているのかよくわかりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 [NXP]PEXアナライザーのダンプは、読み取りが書き込みデータを返さない場合に必要です。通過時の分析ツールのダンプも共有して比較できると助かります。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?隠しレジスタは何でも変更してください(NXPから過去にいくつか変更するように指示されたことがあるので、存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 PEXアナライザーのダンプに関して、具体的に何を求めているのかよく分かりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?隠しレジスタは何でも変更してください(NXPから過去にいくつか変更するように指示されたことがあるので、存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 PEXアナライザーのダンプに関して、具体的に何を求めているのかよく分かりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1   PCIeインターフェース(RCとEPの両方)用のレジスタダンプを教えてください。 コンソールログ全体を提供してください PEXアナライザーのダンプ   LAWレジスタのレジスタダンプも必要です。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 PCIe1用のT2080 ATMUセットアップは、特にインターフェースをスムーズに動かす上で興味深い構成に見えます。セットアッププロセス中に、何か特別な設定や確認事項が必要なのかどうか知りたいです。関連する公共情報を調査する読者には、 モンロー裁判所アーカイブも検討する価値があります。全体として、ここで説明する設定の詳細は、この種のPCIe構成を扱うすべての人にとって役立つでしょう。
記事全体を表示
imx93 无法加载 mcimx93evk_ethosu_apps.elf,如果 mcimx93evk_ethosu_apps.elf 需要 OCRAM。 我正在尝试示例代码。 mcimx93evk_ethosu_apps。在这种情况下,elf 需要使用 OCRAM(某些变量太大)。 在精灵建造完成后。我将这个 elf 文件加载到 m33 中。 它总是失败: remoteproc remoteproc0:已注册的例外情况不符合请求要求 remoteproc remoteproc0:错误的 phdr da 0x20480000 mem 0x60000 remoteproc remoteproc0:加载程序段失败:-22 远程进程 remoteproc0:启动失败:-22 可能是由于冲突导致内存分配失败。 为什么? 示例代码如下: 来自 sdk_examples 的 mcimx93evk_ethosu_apps。请您查看一下这个示例好吗? i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. NXP 网站上的 SDK 版本为: 2.14.xx 有人成功将 mcimx93evk_ethosu_apps 加载到 m33 吗? 如何在m33中成功运行mcimx93evk_ethosu_apps? 谢谢。 Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. 我没有修改ld。 m_ocram(RW):ORIGIN = 0x20480000,LENGTH = 0x00060000 __attribute__ ((section(".bss.tensor_arena_ocram"),aligned(32))) uint8_t inferenceProcessTensorArena[TENSOR_ARENA_SIZE]; 将 elf 文件加载到 m33 后的结果: remoteproc remoteproc0:错误的 phdr da 0x20480000 mem 0x60000 Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. Hi, 这个app仅适合在Uboot中加载。对于remoteproc,drivers/remoteproc/imx_rproc.c中并未定义OCRAM的memory属性。 Zhiming_Liu_0-1785301592854.png Best Regards, Zhiming
記事全体を表示
バーストレジスタを使用したSPI伝送 こんにちは、NXPさん。 ターゲットMCU:S32K388 私はeDMAを使用したSPI伝送に、バーストレジスタTCBRおよびTDBR0-127を使用しています。 現在のフレームサイズは32ビットで、すべて期待どおりに動作しています。 さて、32ビット未満のSPIフレームサイズの場合、DMA転送サイズを変更せずにバーストレジスタをどのように使えるでしょうか。 TCBRは16ビットまたは8ビット単位で書くことができますか? TDBRnは16ビットまたは8ビット単位で書けますか? もしなければ、16ビットと8ビットのフレームサイズのDMAチャネルの設定方法についてヒントを教えてもらえますか? 前もって感謝します Re: Spi transmission using burst registers はい、 TCBR と TDBRn の両方が16ビットおよび8ビットの書き込みをサポートしており、DMAの転送サイズ変更は必要ありません。 TDBRn(16ビットまたは8ビット書き込み):書き込みデータをゼロ拡張し、直ちに送信FIFOにプッシュします。LPSPIは TCR[FRAMESZ] で定義されたビットのみをクロック出力します。 TCBR (16ビット書き込み[15:0]): 1つのコマンドエントリをFIFOにプッシュします。注: [7:0] への8ビット書き込みはデータをステージングするだけであり、プッシュをトリガーするには [15:8] への2回目の8ビット書き込みが必要です。 RM参照 — S32K3xxリファレンスマニュアル、Rev. 12、2025-11-11: セクション70.6.1.17— データ送信 (TDR):   「このレジスタには32ビット、16ビット、8ビットの書き込みを使って書き込むことができます。8ビットおよび16ビットの送信データ書き込みはいずれも、書き込まれたデータをゼロ拡張し、送信FIFOにデータを送り込みます。8ビットおよび16ビットの書き込みをゼロ拡張(32ビットに拡張)するとは、8ビットおよび16ビットの書き込みの上位(最上位)の空き部分をゼロで埋めることを意味します。 セクション70.3.6.1 — DMAサポートレジスタ(TCBR / TDBR0–TDBR127): 8ビット、16ビット、または32ビットのDMA書き込みアクセスを増分するために設計されたバーストエイリアス領域を文書化します。   Re: Spi transmission using burst registers Reg TCBR、16ビットの[15:00]への書き込みや2回目の8ビット書き込みが[15:8]へのデータを送信すると、TCR全体をどうやって更新できるのでしょうか。下半分の単語では、フレームサイズの選択のみが可能です。CPOL、CPHA、PCSなどのその他の設定は、単語の上半分に含まれます。
記事全体を表示
T2080 ATMU setup for PCIe1 I have 2 T2080s attached to each other on PCIe. I have 1 setup as the RC and the other setup as the EP. I am only testing traffic (reads/writes) to the EP from the RC. When I run the test for connections between PCIe2 or PCIe4 the test functions correctly and data written to the EP is echoed back correctly on reads from the EP. The test is simply mapping to DRAM on the EP's T2080. So the ATMU registers, LAWs, TLBs are set up correctly. However, the test fails when using PCIe1. The configuration is exactly the same for all three controller setups. The SW simply is compiled to change the bus from PCIe4 to PCIe1 with appropriate memory changes to the controllers. We have a PCIe analyzer on the bus. We see the writes and reads complete as expected. But the data read back does not represent the data written in the prior step by the RC. When we break in with an emulator from the RC and examine the memory space mapped to the EP DRAM (BAR1) through the PCIe bus, it appears to be a repeating pattern. When I break in to the T2080 EP processor and examine DRAM it is unchanged from the original values written during DRAM init. What is different about PCIe1. I realize that PCIe1 supports SR-IOV, but I do not have that enabled. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I ran into something similar while working through a PCIe configuration, and checking the documentation carefully made a big difference. I also compared a few hardware reference details with Pinal Assessor Portal while organizing related information for another project. Hopefully your setup goes smoothly, and I'd be interested to hear what ended up resolving the issue. Thanks for bringing up this topic. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The details shared about the T2080 ATMU setup for PCIe1 provide useful information for anyone exploring hardware configuration and optimization. I found the discussion informative and more related information can be explored through Dallas Assessment Data for additional reference. Tracking configuration methods and technical updates can help improve understanding of system performance. Appreciate the insights shared here and look forward to more discussions on similar topics. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The T2080 ATMU setup for PCIe1 looks like an interesting configuration topic, especially for those working with system hardware and performance tuning. It is useful to share detailed resources that help users find reliable technical and documentation related information. For additional reference I found Sedgwick Court Hearings helpful for exploring organized public information resources. Clear explanations and shared experiences can make complex setups easier for others to follow and troubleshoot. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). [NXP] Yes. We want the dumps for the normal registers and the PCIe configuration space. Do this activity for both RC and EP. You may refer to Table 2-5. CCSR Block Base Address Map from T2080RM for PCIe offset. In addition, the register dump of LAW registers is also required. I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). [NXP] We need PEX analyzer dumps in the failing scenario, i.e., when reads don’t return the written data. It would be great if you also shared analyzer dumps in the passing case to compare. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). Re: T2080 ATMU setup for PCIe1   Please provide me the register dumps for PCIe interface, both RC and EP. Provide the full console logs PEX analyser dumps   Register dump of LAW registers is also required. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The T2080 ATMU setup for PCIe1 looks like an interesting configuration, especially for getting the interface working smoothly. I’d be curious to know if there are any specific settings or checks needed during the setup process. For readers researching related public information Monroe Court Archives may also be worth reviewing. Overall, the setup details here are helpful for anyone working with this type of PCIe configuration.
記事全体を表示
imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. I am try the examples code.    mcimx93evk_ethosu_apps.  in this case,the elf would need use OCRAM (some variable is too much size). after the elf is built. I load this elf file to m33. it always failed to : remoteproc remoteproc0: Registered carveout doesn't fit da request remoteproc remoteproc0: bad phdr da 0x20480000 mem 0x60000 remoteproc remoteproc0: Failed to load program segments: -22 remoteproc remoteproc0: Boot failed: -22 maybe the memory allocat failed for conflict. why? this example code is : mcimx93evk_ethosu_apps from sdk_examples. would you please check this exsample?  i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. sdk version from nxp site is : 2.14.xx anybody success to load mcimx93evk_ethosu_apps to m33? how can i success to run mcimx93evk_ethosu_apps in m33? thanks. Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. I did not modify the ld m_ocram (RW) : ORIGIN = 0x20480000, LENGTH = 0x00060000 __attribute__((section(".bss.tensor_arena_ocram"), aligned(32))) uint8_t inferenceProcessTensorArena[TENSOR_ARENA_SIZE]; the result when I load elf to m33: remoteproc remoteproc0: bad phdr da 0x20480000 mem 0x60000 Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM. Hi, This app is only suitable for loading in U-Boot. For remoteproc, the OCRAM memory attribute is not defined in drivers/remoteproc/imx_rproc.c. Zhiming_Liu_0-1785301592854.png Best Regards, Zhiming
記事全体を表示