Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LX2160A:接收器上未使用的 SerDes 通道的下拉值 你好, 芯片: LX2160A 应用笔记 AN5407 规定,如果未使用 SerDes 通道,则应将其下拉: 如果某些 SerDes 通道未连接,请将其接收器引脚拉低至 GND。 请问下拉菜单的值是多少?或者我应该将接收器引脚直接连接到 GND? 谢谢。 Re: LX2160A: Pull down value on receiver for SerDes lanes not used 你好, AN5407 中的“将接收器引脚拉低至 GND”的说法故意含糊不清——NXP 的澄清是,直接将 0 Ω 连接到 GND 是正确且首选的方法。 SerDes 掉电 即使 RX 引脚连接到 GND,如果 SerDes 模块仍然通电,AN5407 还建议通过固件掉电未使用的通道:在 PBI 阶段配置通用控制 0 寄存器以掉电未使用的 SerDes 通道。如果整个 SerDes 模块已经掉电,则无需单独掉电各个通道。 此致
View full article
使用 flex-installer "lsdk2606" 版本在 Debian "imx95-15x15-frdm" 系统上发布 "Weston.Service" 你好, 我使用 flex-installer 版本“ lsdk2606 ”安装了 Debian 镜像。 剧透 (高亮部分可供阅读) sudo flex-installer -i auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm sudo flex-installer -i auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm 我的imx95-15x15-frdm 然后,我按照标准流程继续安装。 剧透 (高亮部分可供阅读) debian-post-install-pkg debian-post-install-pkg 安装完所有软件包并重启后,启动时出现以下错误: 剧透 (高亮部分可供阅读) [失败] 启动 weston.service - W…nd compositor 作为系统服务失败。 [失败] 启动 weston.service - W…nd compositor 作为系统服务失败。 剧透 (高亮部分可供阅读) root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service × weston.service - Weston,一个 Wayland 排版器,作为系统服务 已加载: 已加载 (/usr/lib/systemd/system/weston.service;已启用;预设:已启用) 活动状态:失败(结果:退出代码),自 2026 年 7 月 20 日星期一 13:51:20 UTC 起;19 秒前 调用:67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add 触发者:● weston.socket 文档:man:weston(1) man:weston.ini(5) http://wayland.freedesktop.org/ 进程:408 ExecStart=/usr/bin/weston --log= ${XDG_RUNTIME_DIR} /weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE) 主进程 ID:408(退出代码=1,状态=1/失败) 内存峰值:3.5M CPU:49毫秒 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: 正在启动 weston.service - Weston,一个 Wayland 合成器,作为系统服务... 7 月 20 日 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): 用户 root(uid=0) 的会话已由 (uid=0) 打开 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:主进程已退出,代码=已退出,状态=1/失败 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:失败,结果为“退出代码”。 7 月 20 日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: 启动 weston.service 失败 - Weston,一个 Wayland 合成器,作为系统服务。 root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service×weston.service - Weston,一个 Wayland 合成器,作为系统服务已加载:已加载 (/usr/lib/systemd/system/weston.service;已启用;预设:已启用)活动状态:失败(结果:退出代码)自 2026 年 7 月 20 日星期一 13:51:20 UTC 起;19 秒前 调用:67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add 触发者:● weston.socket文档: man:weston(1) man:weston.ini(5) http://wayland.freedesktop.org/进程:408 ExecStart=/usr/bin/weston --log= ${XDG_RUNTIME_DIR} /weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE) 主进程 ID:408 (code=exited, status=1/FAILURE) 内存峰值:3.5M CPU:49ms 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: 正在启动 weston.service - Weston,一个 Wayland 合成器,作为系统服务... 7月20日 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): 用户 root(uid=0) 的会话已由 (uid=0) 打开 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:主进程已退出,代码=已退出,状态=1/失败 7月20日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service:失败,结果为“退出代码”。7 月 20 日 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: 启动 weston.service 失败 - Weston,一个 Wayland 合成器,作为系统服务。 剧透 (高亮部分可供阅读) root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.log 日期:2026年7月20日 UTC [12:34:22.150]韦斯顿 14.0.2 https://wayland.freedesktop.org 错误报告请提交至: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/ 版本:LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+ [12:34:22.153]命令行:/usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so [12:34:22.153]操作系统:Linux,6.12.49,#5 SMP PREEMPT 2026年5月28日星期四 13:07:26 KST,aarch64 [12:34:22.153]飞行记录仪:已启用 [12:34:22.155]使用配置文件“/etc/xdg/weston/weston.ini” [12:34:22.156]输出重绘窗口最大为 16 毫秒。 [12:34:22.158]正在加载模块“/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so” [12:34:22.162]模块加载失败:libdisplay-info.so.1:无法打开共享对象文件:没有该文件或目录 [12:34:22.162]致命错误:创建合成器后端失败 root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.logDate:2026-07-20 UTC[12:34:22.150]weston 14.0.2https://wayland.freedesktop.org错误报告至:https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/Build:LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+[12:34:22.153]命令行:/usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so[12:34:22.153]操作系统:Linux,6.12.49,#5 SMP PREEMPT 2026 年 5 月 28 日星期四 13:07:26 KST,aarch64[12:34:22.153]飞行记录仪:已启用[12:34:22.155]使用配置文件“/etc/xdg/weston/weston.ini”[12:34:22.156]输出重绘窗口最大为 16 毫秒。[12:34:22.158]正在加载模块“/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so”[12:34:22.162]模块加载失败:libdisplay-info.so.1:无法打开共享对象文件:没有该文件或目录[12:34:22.162]致命错误:创建合成器后端失败 我也遇到了同样的错误(我不知道是否相关),但是我的屏幕上什么都没显示。 剧透 (高亮部分可供阅读) it6263 3-004c:未能清除 DDC FIFO it6263 3-004c:读取 EDID 失败 it6263 3-004c:清除 DDC FIFO 失败;it6263 3-004c:读取 EDID 失败 Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe root@imx95-15x15-frdm:~# ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so linux-vdso.so.1 (0x0000ffffac56c000) libweston-14.so.0 => /usr/lib/libweston-14.so.0 (0x0000ffffac410000) libwayland-client.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-client.so.0 (0x0000ffffac3e0000) libpixman-1.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0x0000ffffac330000) libwayland-server.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-server.so.0 (0x0000ffffac2f0000) libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0x0000ffffac2b0000) libudev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libudev.so.1 (0x0000ffffac250000) libdisplay-info.so.1 => 未找到 libgbm.so.1 => /usr/lib/libgbm.so.1 (0x0000ffffac220000) libseat.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libseat.so.1 (0x0000ffffac1f0000) libinput.so.10 => /lib/aarch64-linux-gnu/libinput.so.10 (0x0000ffffac170000) libc.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000ffffabfb0000) /lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000ffffac520000) libxkbcommon.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libxkbcommon.so.0 (0x0000ffffabf40000) libffi.so.8 => /lib/aarch64-linux-gnu/libffi.so.8 (0x0000ffffabf10000) libm.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6 (0x0000ffffabe60000) libcap.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libcap.so.2 (0x0000ffffabe30000) libsystemd.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x0000ffffabd00000) libmtdev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libmtdev.so.1 (0x0000ffffabcd0000) libevdev.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libevdev.so.2 (0x0000ffffabc90000) libwacom.so.9 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwacom.so.9 (0x0000ffffabc60000) libgudev-1.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgudev-1.0.so.0 (0x0000ffffabc30000) libgobject-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x0000ffffabba0000) libglib-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x0000ffffaba10000) libatomic.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libatomic.so.1 (0x0000ffffab9e0000) libpcre2-8.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x0000ffffab920000) Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe Hello root@imx95-15x15-frdm:~# find /usr -name "libdisplay-info*" /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.2 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.0.2.0 /usr/share/doc/libdisplay-info2 Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe 请运行以下命令并分享输出结果? 查找 /usr -name "libdisplay-info*" 谢谢! Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe 谢谢你的更新。 我可以看到 libdisplay-info 存在于系统中,但是 Weston 日志正在查找 libdisplay-info.so.1,而安装的库似乎是 libdisplay-info.so.2。 请运行以下命令并分享输出结果? ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so 这将有助于验证是否存在库版本不匹配或其他缺失的依赖项。
View full article
标记细节 请解释标记的含义 04 01 616 适用于 MPN:PCA9553DP/01,118
View full article
NXPモデルベース設計を用いて完全なベアメタルオペレーティングシステムを開発することは実現可能でしょうか? こんにちは、チームのみなさん。 私の目的は、MATLAB/Simulink、Embedded Coder、NXP MBDTを用いて、NXP S32G3向けの完全なベアメタルオペレーティングシステム/ソフトウェアプラットフォームを開発する実現可能性を評価することです。 目標は、Simulinkで完全なソフトウェアスタックを開発し、Embedded Coderを使ってCコードを生成し、生成されたコードを外部オペレーティングシステムやRTOS、AUTOSAR BSWに依存せずに直接S32G3 Gold Boxにデプロイすることです。 特に、NXP MBDTを用いて、Cortex-AコアとCortex-Mコアの両方をS32G3上で実装し、生成されたソフトウェアがシステムの初期化、スケジューリング、割り込み管理、メモリ管理、ハードウェア抽象化、周辺機器初期化、IPCメカニズム、その他オペレーティングシステムで通常提供されるサービスとして技術的に実装できるかどうかを理解したいです。 Boot ROMはハードウェア上に常駐しており、アプリケーションより先に実行されると理解しています。私の意図としては、ハードウェアの起動プロセス以降のすべての処理を、可能な限りNXP MBDTワークフローを通じてSimulinkで生成されたコードを使用して実装することです。 したがって、私の主な質問は次のとおりです。 1. NXP Model-Based Design ToolboxとMATLAB/Simulink、Embedded Coderを組み合わせて、Cortex-AおよびCortex-Mの両方を対象としたS32G3向けのベアメタルソフトウェアプラットフォーム(OS風フレームワーク)を開発することは技術的に実現可能か?MBDTのワークフローに制限がある場合、どの部分が手書きのCやアセンブリを必要とするのかを明確に教えていただけますか? MBDTはNXPによって開発されたものだと理解しています。しかし、もしこの質問にNXP MBDTチームがより適切に回答できる場合は、適切な連絡先やサポートチャネルをご案内していただけるとありがたいです。 ご指導ありがとうございました。
View full article
Performance degradation in Facemesh Landmark model ptq conversion We were using Google's FaceMesh model released by NXP after ptq in this repo: nxp-demo-experience-demos-list/downloads.json at lf-6.12.3_1.0.0 · nxp-imx-support/nxp-demo-experience-demos-list But this model is based on Google's old FaceMesh model, which had 468 landmark points. Now we want to move to Google's new FaceMesh model, which has 478 landmark points. We want to run this on iMX 95 FRDM board NPU. So, we wanted to quantize this. We are using NXP's eIQ-neutron-sdk-linux-3.1.3 to quantize this model. After this quantization, we are seeing significant degradation in model performance, almost unusable for actually using it. Initially we were quantizing it with MIN-MAX option. That model was unusable. Then we tried using percentile option and found a better performance with percentile set to 95 (even though this was regressor outputs). But this is still not giving great performance 1) When NXP created the ptq file for old FaceMesh(468) model which option did they use, MIN-MAX? Or percentile? 2) Is there anything else we need to check when the performance degrade drastically after quantization 3) we profiled with the CelebA dataset used the serialize_image.py in scripts dir with model options specific options, should we run the full media pipe and create the calibration dataset or make changes in serialize script  options supplied serialize_image.py:  -i            //218 x 178 front facing RGB images  -o -f bin -t float32 -m 0to1 -s 256, 256 -layout NHWC -co RGB tflite-profiler: --input  --dataset --output tflite-quantizer: --input  --profile  --quantize-inputs=false      --quantize-outputs=false --quantization-calibration-method= //MinMax or Percentile Re: Performance degradation in Facemesh Landmark model ptq conversion Hi @dhilshad, Thank you for contacting NXP Support! 1) Unfortunately, we do not have that information available at this time. 2) This behavior is expected. Quantization is only one part of the deployment process; converting and optimizing a model for execution on embedded hardware involves several additional steps, such as graph optimization, operator mapping, hardware-specific transformations, and runtime validation. As a result, model behavior and performance can vary even when the model is already quantized. For new designs and evaluations, I recommend using eIQ Olive, as it provides a more modern framework for model optimization and deployment on NXP i.MX platforms. It includes updated workflows and improved support for current machine learning deployment scenarios. Please refer to the following tutorials and documentation for more information: https://eiq.nxp.com/learning-hub/tools/olive/index.html These resources cover the recommended workflows and best practices for deploying machine learning models on i.MX devices. Best regards, Chavira Re: Performance degradation in Facemesh Landmark model ptq conversion Hi @Chavira , Thanks for the replay. And pointing out to the documentation Just to clarify here, our main concern is the accuracy of the model . In case of FaceMesh model, we see that the output landmark points are not accurate enough for our application. As I said earlier, we had found that keeping a 95 percentile cutoff was giving a slightly better result than the MIN MAX. But still not comparable to the accuracy we see in the NXP's ptq model (FaceMesh 468).  We have one more observation: 1) We tried by giving just 8 samples from our production environment as representative dataset. This was slightly improving the result. Then we added 250 images from the same environment and profiled and quantized. But this caused the accuracy to degrade.  Do you have any idea why this kind of behaviour might come? 2) Also, has NXP already converted the Google's new FaceMesh model (with 478 landmark) model to ptq?
View full article
IPCF version issue I'm using the following RTD version: SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_QLP01&04; IPCF version: SW32K3_IPCF_4.2.1_D2504; EB version: 29.0. When importing into Excample... An error occurred in the project: IPCF_AutosarOS_S32K358_M7_0, with the following content: Errors (11061) Plug in with a module Os TS T40D34M413R184" is not instald - cannot create module configurations for project IPCF AutosarOS S32K358 M7 0" 0 (11061) Plug in with a module "pc TS T40D34M4210R0 is not installed cannot create module configurations for project "IPCF AutosarOS $32K358 M7 0" 0 (11061) Plug in with a module Resource TS T40D34M5010Ro is notinstaled -cannet create module configurations for prcject IPCF AutosarOS $32K358 M7 0° @ (11061) Plug in with a module 'BaseNXP TS T40D34M50I0RO is notinstalled - cannot create module configurations for prgject IPCF AutosarOS $32K358 M7 0 @ (11061) Plug-in with a module "Mcu TS T40D34M5010R0 "is not installed - cannot create module configurations for project 'IPCF AutosarOS $32K358 M7 0" How can I solve this problem using the appropriate IPCF or EB version? Re: IPCF版本问题 Hi @liyongfeng  Could you please let me know which plugin versions are currently installed in your EB tresos environment? Also, could you try reinstalling the RTD package and verify whether the issue persists afterward? BR, VaneB
View full article
我的NFC卡出了问题,需要帮助。 我最近在亚马逊上购买了 ACR122U-A9 和 13.56MHz RFID 近距离 ID 卡钥匙扣,可写入可重写 CUID 钥匙扣标签,兼容 MIFARE Classic 1K。我安装了 MWT V.1.6.8424.424.63,它读取了大约 4 个标签后就停止了,要么显示无法读取卡,要么读取到 63 到 64 时就停止了。请问有人能帮忙吗?我对科技真的不太擅长。 NFC读卡器库 Re: I need help with my NFC card 您好,先生, 感谢您使用我们的设备。 关于 ACR122U-A9 的使用,我注意到官方页面上提到,不建议在新设计中使用此读卡器。我的建议是迁移到推荐且受支持的版本。 关于您安装的 MW,能否请您说明一下您是从哪里获得的中间件?因为我在官方页面上找不到它。 我想了解一下您所说的“与 MIFARE Classic 兼容的标签能够像 4 个标签一样工作”是什么意思。MIFARE Classic 卡仅支持 ISO14443-3 命令,请查看数据表以获取正确的命令说明。 如果您能提供更多关于您项目的信息,我或许可以给出更好的建议,因为出于安全原因,我们也不推荐使用MIFARE Classic卡。
View full article
i.MX8M Plus — ECSPI/SPI NOR 上のセカンダリイメージブート (IMG_CNTN_SET1_OFFSET): OP で ROM がフォールバックするか i.MX8M Plus -- ECSPI/SPI NOR 上のセカンダリ イメージ ブート (IMG_CNTN_SET1_OFFSET): OPEN 構成では ROM がフォールバックしますか? ==== セットアップ ==== - SoC:i.MX8M Plus(カスタムSMARCモジュール) - ブートデバイス: ECSPI2 / CS1 上のシリアル NOR (Winbond W25Q128、16 MiB)。これはFlexSPIではなく、レガシーのeCSPIコントローラーです。 - セキュリティ:OPEN構成(デバイスがHABクローズドでない)。 - ヒューズ IMG_CNTN_SET1_OFFSET (ヒューズ読み取り 2 1) = 0x00000000。 - フラッシュマップ: プライマリブートローダーは0x000000、セカンダリコピーは0x400000 (4 MiB) にあります。 文書化されたSPIマッピングによると: 「SPIの場合:ヒューズが10より大きい場合はセカンダリブートが無効になります。n == 0の場合はオフセット = 4 MB、n == 2の場合は1 MB、その他でn <= 10の場合は1 MB * 2^nとなります。」 ヒューズ n = 0 (工場出荷時のデフォルト設定、書き込み不要) の場合、セカンダリオフセットは正確に 0x400000 になります。 ==== 問題点 ==== バイト単位で同一で、cmp.bで検証済みのプライマリイメージのコピーを0x400000に配置し、プライマリブートヘッダーを無効化(sf erase 0 0x1000)してリセットしました。 ROMはセカンダリイメージにフォールバックしないため、ボードは起動不能状態になります(USB SDP経由でのみ復旧可能)。 また、プライマリボディ内部の穴を消去する(sf erase 0x100000 0x40000)ことも試みましたが、結果は同じでした。 ==== 質問 ==== 1. SPI/ECSPI NORで、ROMがIMG_CNTN_SET1_OFFSETの二次映像に切り替わるのは具体的に何をトリガーするのか? これは無効なプライマリブートヘッダーやイメージ解析失敗、それとも特定のHAB認証失敗なのでしょうか? 2. セカンダリイメージブートは、OPEN(非セキュア)構成でも機能しますか、それともデバイスがHABで閉じられている場合にのみ機能しますか? 3. 同じリセットにフォールバックするのか、それとも電源のオンオフ/2回目のリセット(永続ブート方式)が必要なのか? 4. 0x400000 のセカンダリ イメージは、別々に構築されたブート可能なイメージ (そのオフセット用の独自の IVT/ブート データ) である必要があります。 それとも、プライマリとバイト単位で同一のコピーで十分なのでしょうか? ==== ロジックアナライザによる証拠(リセット中にキャプチャされたSPIバス) ==== リセット中に、Saleae Logic Pro 16を使用してECSPI2バス(CLK、MOSI、MISO、CS)を500 MS/sでプローブし、すべてのSPIトランザクションをデコードしました。比較のために、FlexSPI NORから起動し、セカンダリへのフォールバックも正常に行われるi.MX8QMモジュールでも同様のテストを実施しました。 ---- i.MX8M Plus (ECSPI NOR)、プライマリが破損しています ---- ROMは0x03のREADコマンドのみを発行し、オフセット0から厳密に順次読み取ります。 0x03 00 00 FC -> 0x0000FC を読み込む 0x03 00 04 EC -> 0x0004EC を読み込む 0x03 00 08 DC -> 0x0008DC を読み込む ...(64 KiBブロックあたり約50回の読み取り、増加傾向)... 0x03 00 13 xx -> ここで読み取りカウントが減少(0x100000-0x140000 の領域が消去され、MISO=0xFF) 0x03 00 18 xx -> 穴を越えて直線的に続く ...最大で約0x1A69E8まで... ROMはプライマリ領域全体を直線的に読み取り、消去/無効領域をそのまま通過し(0xFFを取得)、0x400000または0x800000(セカンダリ領域)への読み取りは決して行いません。 キャプチャ全体(2500万サンプル、デコードされたトランザクション654件)には、「0x03 40 xx xx」はどこにも存在しません。 完全に消去されたヘッダーの場合、ROMは0xFFをロードし実行し、同期アボートでクラッシュします。フォールバックは一切ありません。 ---- i.MX8QM (FlexSPI NOR) は比較のために使用しています -- セカンダリフォールバックは正常に動作します ---- プライマリコンテナヘッダーのみが無効化された場合(FCBは0x000400にそのまま残された場合)、QM ROMは次の動作をします。 0x0B 00 04 00 -> 高速読み取り FCB @0x000400、MISO: 46 43 46 42 ("FCFB" マジック、FlexSPI 設定有効) ...FCB構成データを読み込む... 0x0B 00 10 00 -> 高速読み取りプライマリコンテナ @0x001000、MISO: FF FF FF FF (無効!) 0x0B 40 10 00 -> 高速読み取りセカンダリコンテナ@0x401000、MISO:有効な<-- ROMスイッチ、同じリセット 0x0B 40 30 00、0x0B 40 40 00、... -> 2次画像全体を読み込みます(0x40xxxxで~90リード) QM ROMはFCBを読み取り、FlexSPIを設定し、0x001000のプライマリコンテナをチェックし、0xFFを認識します。 そして直ちに(同じリセットで)0x401000のセカンダリコンテナに切り替わります。これはうまくいきます。 代わりに最初の4MB(FCBを含む)をすべて消去すると、QM ROMは2回だけの読み込みを行います 0x000400で、0xFFを得て撤退しません。つまり、撤退が作戦するには有効なFCBが必要です。 - - 比較 - - i.MX8M Plus (このボード): コントローラ:eCSPI(レガシーSPI) オペコードを読みます:0x03 READ FCBの現状:いいえ(eCSPIにはFCBの概念はありません) 破損したプライマリでセカンダリーを読み取る:いいえ ― バスは「0x03 40 xx xx」を表示しません。 結果:レンガ(ロード0xFF ->クラッシュ) i.MX8QM(参考文献): コントローラー:FlexSPI オペコードを読んでください:0x0B 速読 FCBの提示:はい(0x400、魔法の「FCFB」) 破損したプライマリで二次を読み取る:はい -- 「0x0B 40 10 00」、同じリセット 結果:セカンダリーブーツ成功 ==== 要約 ==== バスキャプチャから、i.MX8M Plus の IMG_CNTN_SET1_OFFSET セカンダリイメージの起動が確認できる。 FlexSPI専用であるか、HABクローズド構成によって制限されているかのどちらかで、有効になりません。 OPEN構成のeCSPI NORの場合。 NXPの皆さん、確認いただけますか: - i.MX8M Plus上で、eCSPI(FlexSPIとは異なる)NORがセカンダリイメージブートにサポートされているかどうか; - トリガーがHAB-auth-failure(閉じた設定のみ)か、無効なヘッダー(開設定も含む)か; - フォールバックが同じリセットか電源サイクルが必要か; - セカンダリはそのオフセットのために別途構築する必要があるのか、それともバイト同一のコピーで問題ないのか。 よろしくお願いします。 Re: i.MX8M Plus — Secondary image boot (IMG_CNTN_SET1_OFFSET) on ECSPI/SPI NOR: does ROM fall back i こんにちは、 @djordje_nodさん。 お元気でお過ごしのことと思います。 Q1.ECSPI NORにおいて、ROMがセカンダリROMにフォールバックするトリガーは何ですか? OPENモードでは、ROM/HABがイメージ認証を行いますが、すべての認証エラーは無視され、イメージは実行されます。 閉鎖モード(SEC_CONFIGフューズ)では、主イメージのHAB認証が失敗すると、ROMはPERSIST_SECONDARY_BOOT(SRC_GPR10[30])を1に設定し、ソフトウェアリセットを実行します。 Manuel_Salas_0-1785176534778.png Q2。OPEN構成でセカンダリイメージブートは動作しますか? OPENモードでは、ROMはHABエラーを無視するため、PERSIST_SECONDARY_BOOTを自律的に設定することはありません。 Q3。同じリセットですか、それとも2回目のリセットですか? プライマリブートはHAB認証に失敗します(クローズドモード)---->ROMセットSRC_GPR10[30] = 1---->ソフトウェアリセットを引き起こします。 次のリセットサイクルで、ROMはパーシステントビットを読み取り、それが1であることを確認し、プライマリオフセットではなくセカンダリオフセットからロードします。 Q4。0x400000でバイト同一のコピーか、別途ビルドされたイメージか? IVT/ブートデータフィールドにはフラッシュアドレスではなくRAMアドレスが含まれているため、バイト単位で同一のコピーで十分です。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
サポート要望:i.MX8MプラスLVDS出力を用いたHD-SDIインターフェース 拝啓、 私たちは NXP i.MX8M Plus プロセッサをベースにしたシステムを設計しており 、 HD-SDIインターフェース の実装について皆様のご指導をいただきたい と考えています。 私たちの要件は、3つのHD-SDI出力をサポートすることです。 i.MX8M PlusのLVDSインターフェースを使用し、以下のデバイスを使ってHD-SDIに変換する予定です。 LMH0340SQE/NOPB – LVDS-HD-SDIシリアライザ LMH0324RTWT 1対3 HD-SDI分配アンプ 2台 i.MX8M PlusのLVDSインターフェース が 、3つのHD-SDI出力を生成するこのアーキテクチャに対応している か確認していただけます か? もしこの方法が推奨されない場合やサポートされていない場合、i.MX8M Plusプロセッサを使い続けながら3つのHD-SDIインターフェースを実装する代替案をご提案いただけます か?私たちはi.MX8M Plusをデザインに残したいと考えています。なぜなら、他のシステム要件をすべて満たすからです。 このインターフェースを成功裏に実装するためのリファレンス・デザインやアプリケーションノートのご提案をいただけるとありがたいです。 サポートありがとうございます。ご指導をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 サムドラランカイア・ジャンパニ アナログ(ADC|CMP|DAC|OpAmp) ボード設計 MCXA MCX C Re: Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output こんにちは、 残念ながら、私はこの種の使い方にあまり慣れていません。あなたが共有した部分を調べたところ、FPGAで使うことが期待されているようで、LVDSチャネルでは使えそうでないようで、このインターフェースがその用途に使えるかはわかりません。 i.MX8MPの別のブリッジや他のインターフェース、あるいはその間の別のレイヤー(FPGA)を使うのが解決策かもしれません。 よろしくお願いいたします。 アルド。
View full article
IMX95EVK-19-REV-A1 フラッシュの問題 NXP様、 Linuxイメージ(6.18.20_2.0.0/ 6.18.2_1.0.0/6.12.49_2.2.0)を IMX95LP5-19 EVK REV A1のeMMC/SDカードにフラッシュしようとしていますが、 どれも 成功しません。 コマンドプロンプトには[HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) ] SDPS: boot -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all と表示されます。 IMX95LPD5EVK-19CM:L6.18.2のUUU eMMCフラッシュが失敗(LinuxおよびWindowsでのLIBUSBエラー) 上記のリファレンスでは、公式サイトではA1シリコンは現在のイメージをサポートしていません(6.12.34にはパッチが付IMX95EVKいません)。そこで、適切な画像を含む未公開の公式リンクがあるのか気になっています。 ご返信をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 BR/デビッド こちらは参考 文献IMX95LPD5EVK-19CMです:L6.18.2のUUU eMMCフラッシュが失敗(LinuxおよびWindowsでLIBUSBエラー発生) Re: IMX95EVK-19-REV-A1 flash problem A1シリコン:推奨BSPはLF 6.6.52_2.2.xです。 デモイメージL6.6.52_2.2.2_MX95をダウンロードしてください。 そして、imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all イメージを使用します。 先ほど以下のコマンドを確認したところ、正常に動作しました。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all
View full article
MTC40F2046S1RC64BD2 この部品番号: MTC40F2046S1RC64BD2がX線に敏感かどうか確認していただけますか? Re: MTC40F2046S1RC64BD2 それは事実ではありません。X線照射は一般的な検査手順であり、損傷を引き起こすことはありません。安全保証のために、適合証明書(COC)を持つ販売者を見つけることをお勧めします。
View full article
i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Hi Team, Could someone pls suggest how to implement and validate SPDIF Protocol in i.MX8M plus? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example For the simplest i.MX 8M Plus S/PDIF implementation, use the i.MX Audio Board / MCIMX8M-AUD as the closest NXP reference hardware, not the base i.MX 8M Plus EVK alone. The audio board is documented as supporting i.MX 8M Plus and providing S/PDIF I/O with RCA and TOSLINK connectors, with TOSLINK support up to 192 kHz. Recommended simple approach: Use optical S/PDIF first if possible Easiest hardware path: i.MX8MP SPDIF_OUT → optical TOSLINK transmitter module. For receive: optical TOSLINK receiver module → i.MX8MP SPDIF_IN . This avoids coaxial 75 Ω line-drive, transformer/coupling, and grounding concerns. Use the i.MX 8M Plus S/PDIF pins through IOMUX The i.MX 8M Plus audio subsystem includes SPDIF input and output . The reference manual shows IOMUX options for AUDIOMIX_SPDIF1_OUT and AUDIOMIX_SPDIF1_IN on selectable pads. In Linux, the corresponding IOMUX definitions include MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF_OUT and MX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__AUDIOMIX_SPDIF_IN . If you need coaxial RCA Do not treat the SoC pin like a direct RCA line driver. Add the proper 75 Ω S/PDIF coax output network / coupling per the selected transmitter/interface circuit. Optical is usually the simpler and safer first implementation. Reference material to look at MCIMX8M-AUD / i.MX Audio Board : best NXP reference for S/PDIF I/O with RCA and TOSLINK on the i.MX 8M family. i.MX 8M Plus Reference Manual : pinmux / IOMUX setup for AUDIOMIX_SPDIF1_IN and AUDIOMIX_SPDIF1_OUT . i.MX 8M Plus datasheet : S/PDIF timing parameters are documented, including clock high/low timing. For the simplest design, route AUDIOMIX_SPDIF1_OUT/IN to optical TOSLINK modules and use the MCIMX8M-AUD as the NXP reference point for S/PDIF I/O behavior. Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Hi Yipingwang, Could you please guide me with any reference schematics to implement SPDIF in Simplest way. Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example Use the existing Linux ALSA Audio XCVR / S/PDIF driver on i.MX8M Plus; you normally do not implement the S/PDIF protocol from scratch. The i.MX8M Plus Audio XCVR supports eARC, ARC, and S/PDIF modes, and the Linux S/PDIF support exposes one playback device for Tx and one capture device for Rx through ALSA.  Suggested implementation path: Enable the kernel driver Enable: CONFIG_SND_IMX_SPDIF Menu path: Copy Device Drivers   -> Sound card support     -> Advanced Linux Sound Architecture       -> ALSA for SoC audio support         -> SoC Audio for Freescale i.MX CPUs           -> SoC Audio support for i.MX boards with S/PDIF The documented DT bindings are under Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.txt and Documentation/devicetree/bindings/sound/imx-audio-spdfif.txt .  Configure the device tree For i.MX8M Plus, use the xcvr audio block and enable the sound card / DAI link. A representative configuration is: sound-xcvr {     compatible = "fsl,imx-audio-card";     model = "imx-audio-xcvr";     pri-dai-link {         link-name = "XCVR PCM";         cpu {             sound-dai = <&xcvr>;         };     }; }; &xcvr {     #sound-dai-cells = <0>;     pinctrl-names = "default";     pinctrl-0 = <&pinctrl_xcvr>;     status = "okay"; }; For Tx pin muxing, one documented example uses MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF1_OUT .  Check board routing / jumpers If using the NXP audio board, set the physical routing for the intended S/PDIF path. For i.MX8M Plus, J1500=1-2 routes the coaxial connector to i.MX8M Plus, and J1500=4-5 routes the optical connector to i.MX8M Plus.  If routing through CPLD / HDMI card, J2511=1-3 is documented as “i.MX 8M Plus to CPLD to HDMI card.”  Use ALSA / IEC958 correctly The S/PDIF Tx driver supports 32, 44.1, and 48 kHz sample rates, with S16_LE and S24_LE formats; for 24-bit output, the file must use 32 bits per channel frame with only the 24 LSBs valid.  If the path expects IEC958 subframes rather than raw PCM, do the PCM-to-IEC958 conversion in user space, for example using an ALSA PCM plugin.  Validation steps: aplay -l arecord -l Use these to identify the S/PDIF playback / capture card and device IDs. The documentation shows the S/PDIF device appearing as an ALSA card such as imxspdif [imx-spdif], device 0: S/PDIF PCM .  Tx validation: aplay -D hw: , audio48k24S.wav The reference validation method uses an external optical S/PDIF receiver, such as an M-Audio Transit USB sound card with WaveLab, then records the stream externally and plays it back to check correctness.  Rx validation: arecord -D hw: , -c 2 -d 20 -r 48000 -f S24_LE record.wav The sample rate passed to arecord must match the incoming S/PDIF stream sample rate.  For Rx, the application flow is to open the S/PDIF Rx PCM device, wait for the internal DPLL to lock to the input bit stream, get the input sample rate, set channel / format / rate parameters, then prepare and trigger capture.  For protocol-level checks, use: iecset -c iecset is the standard utility documented for setting or dumping IEC958 status bits, and the driver also exposes channel-status handling through the ALSA control interface.  For i.MX8M Plus EVK-style validation, NXP also documents loopback-style Linux testing using the imxaudioxcvr card, for example recording from imxaudioxcvr and playing to wm8960audio : arecord -Dsysdefault:CARD=imxaudioxcvr -c2 -r48000 -fS32_LE -twav | \ aplay -Dsysdefault:CARD=wm8960audio In short: enable the i.MX S/PDIF / XCVR ALSA driver, configure the xcvr device tree and board routing, then validate Tx/Rx with aplay , arecord , iecset , and an external optical/coax S/PDIF source or sink.
View full article
ls1021a eTSEC 送信タイムアウト 私はLS1021A IoTと、このCPUをベースにしたプロトタイプ基板を持っています。どちらの場合も、弊社独自のブートローダーを使用しています。 IOTボードでは完璧に動作しますが、私のボードではイーサネットポートで送信タイムアウトが発生します。数回のpingが送信され、その後送信タイムアウトが発生し、さらにpingが送信されます。このため、TFTPはほとんど利用できません。 もちろん、ハードウェアの違いはあります。私たちのMACはBCM54616Sに接続され、その後LAN9514に接続されています。自動交渉の上限は100FDです。ループバックモードでもTXタイムアウトが発生します。 データを送信するためには、ボードのTBI PHYでビットSGMII_ANビットを設定しなければなりませんでしたが、IOTでは不要でした(IOTは1000FDで交渉可能です)。 なぜTXがこんなに断続的に起こるのか分かりません。この速度制限と関係があるのでしょうか? Re: ls1021a eTSEC tx timeout こんにちは、 100FD SGMIIの場合、プロトタイプ基板上のブートローダーで以下の項目を確認してください。 LS1021AのeTSECをSGMII 100Mbpsに設定する ECNTRL[TBIM] = 1 ECNTRL[SGMIIM] = 1 ECNTRL[R100M] = 1 MACCFG2[I/F Mode] = 01 (10/100モードの場合) LS1021Aのリファレンスマニュアルには、SGMII 100Mbpsの場合、 R100M = 1 設定することが明記されています。 内部のTBI PHYをリセットしプログラムするRMは、SGMIIがTBIレジスタセットを使用していること、そしてSGMIIを含むすべてのインターフェースモードでTBIをリセットすることが重要であると述べています。 SGMII_AN ビットは設定したままにしてください。TBI の SGMII_AN ビットは「1 に設定する必要があります」と記載されています。このビットを設定した後にしか基板が送信しないのは驚くことではありません。このPHY/MACモードのブートローダー初期化が不完全であることを示唆しています。 100 Mbps での 1G スタイルの SGMII AN 動作に頼らないでください。LS1021A では、100 Mbps SGMII 動作時に「SGMII リンクが正常ではありません」というメッセージが表示されたり、リンクのサイクル後に断続的にパケットが送信されないという報告が知られていますが、1G 動作では問題ありません。それは、あなたのTXタイムアウトの正確な根本原因を証明するものではありませんが、100FD SGMIIの設定が有力な容疑者であることを示唆しています。 ループバックの結果が重要です。もし「ループバックモード」が外部PHYループバックやSGMII側ループバックであれば、100FDのSGMII/TBIセットアップは関与可能です。内部MAC/eTSECループバックの場合、外部BCM54616S/LAN9514パスはほとんど関係ないので、eTSECの初期化、ディスクリプタリングの処理、キャッシュの一貫性、およびTXの停止/エラー状態に焦点を当てます。 デバッグを行うには、タイムアウトが発生したときにeTSEC TXの停止状態を確認してください。RMは、eTSECがTxBDリングからの送信フレームを処理しなくなったときに送信停止ビットを設定すると述べています。繰り返し可能な原因には、バスエラー、無効なBD/データアドレス、修正不能なBD/データ読み取りエラー、長さ 0 の Ready = 1 などのTxBDプログラミングエラーなどがあります。また、見ているかどうかも確認してください IEVENT_BSY ;NXPの資料では、BSYはバッファ不足やソフトウェアがBDリングに十分速く対応できないことによるRXフレームのドロップと説明されており、これは純粋なSGMIIの電気的症状ではなくソフトウェア/BDリングの症状です。 推奨される分離シーケンス: 1. 必要に 応じて、 外部 PHY を 100FD に 強制し 、 銅線に対する自動ネゴシエーションを無効にします 。2. LS1021Aの MAC / eTSEC を SGMII 100Mbps に 強制的に設定する : TBIM = 1 、 SGMIIM = 1 、 R100M = 1 、 MACCFG2 I / F モード = 10 / 100。3. SGMII モードを設定した後、 TBIを リセット / 再初期化します 。4. TBI SGMII_AN = 1 に設定します 。 5. TBI リンク / AN ステータス 、 eTSEC ECNTRL / MACCFG2 、 および PHY SGMII 側 ステータス を確認します 。6.タイムアウト時に、 IEVENT 、 TXハルトレジスタ、 DMAステータス、およびTXBDリングの内容をダンプします。 敬具 Re: ls1021a eTSEC tx timeout 言い忘れていましたが、私のポートはSGMIIモードに設定されています。 Re: ls1021a eTSEC tx timeout こんにちは、 詳細な調査結果をありがとうございます。ご指摘いただいた回避策(1ミリ秒の遅延、手動によるDMAフラッシュ、 dma-coherent 削除)の組み合わせは、キャッシュエイリアスの問題の典型的なパターンです。以下に、根本原因の説明と推奨される解決方法を示します。 根本原因:TX記述子領域上のキャッシュされた仮想エイリアス LS1021A ENET DMAはキャッシュ整合性のないバス・マスタであり、CPUキャッシュの可視性を持たずにDDRを直接読み込みます。LS1021A上のgianfarの正しい運用モデルは、非コヒーレントなソフトウェア管理モデルです。すなわち、ディスクリプタをキャッシュされていないメモリに割り当て、CPUがディスクリプタフィールドを更新するたびに明示的な dma_sync_* 呼び出しを行います。 LPAEの変更によって最も可能性が高いのは、記述子の物理アドレス範囲のページテーブルエントリに、誤ったキャッシュ属性(デバイスまたは通常のキャッシュ不可ではなく、通常のライトバック)が付与されたことです。これにより、同じ物理メモリに対して異なるキャッシュ性を持つ2つの仮想エイリアスが作成されます。割り当てパス( dma_alloc_noncoherent 経由)はキャッシュされていない状態をマッピングしますが、send関数のパケットごとのTXディスクリプタ更新パスはキャッシュされたエイリアス経由でアクセスします。CPUは更新されたディスクリプタフィールドをキャッシュラインに書き込みますが、それらはDDRに到達せず、ENET DMAは古いデータを読み取ってアンダーランを起こします。 なぜあなたの3つの回避策はすべて同じ欠陥を隠蔽しているのか 1 ms遅延/メッセージ挿入:低負荷時にCPU書き込みバッファが自然に消耗する十分なレイテンシを追加します。タイミング依存で、トラフィックや周波数の変化により故障します。 send 関数で dma_flush 手動で指定すると、DMA がディスクリプタを読み取る前に、PoC へのキャッシュのクリーンアップが強制されます。これは正しい動作ですが、領域が実際にキャッシュされていない場合は不要です。 enet デバイス ノードから dma-coherent 削除すると、カーネルは送信前に各 TX ディスクリプタに対して dma_map_single() / dma_sync_single_for_device() を呼び出し、明示的にキャッシュをクリアします。これも正しく、LS1021A-IOT が送信パスのフラッシュなしで確実に動作した理由を説明しています。 送信パスのフラッシュがないことが、欠けている要素です。LS1021A-IOTは dma-coherent 削除しても動作しました。これは、カーネルのDMAマッピングレイヤーが同期を自動的に挿入したためです。一方、プロトタイプにはそのパスがありません。LPAEの変更により、同期を再導入することなく記述子領域のキャッシュ属性が変更されたためです。 DDR3LとDDR4/周波数の違い これは根本原因ではありません。異なるDRAMの種類や周波数が書き込みレイテンシやバッファのドレインタイミングを変えるため、プロトタイプでは故障がより目立つのですが、根本的な欠陥はアーキテクチャ的なもので、十分な負荷がかかると両方の基板に存在します。 推奨される修正方法 正しく、かつ矛盾のない解決策は、以下の2つを組み合わせることです。 enetデバイスノードから dma-coherent 離しておきましょう(非コヒーレントモデル)。これにより、カーネルDMAレイヤーは、 dma_alloc_noncoherent を介して割り当てられたディスクリプタのDMA所有権が転送される前に、 dma_sync_single_for_device() 自動的に発行します。 TX 送信パスにおいて、各パケットに TX 記述子フィールド ( status 、 data_length 、 data_pointer ) が書き込まれる箇所に、明示的な dma_sync_single_for_device() 呼び出しを追加します。これは手動で追加したフラッシュですが、 TDAR を書く前に正式には dma_sync_single_for_device(dev, desc_dma_addr, sizeof(txbd), DMA_TO_DEVICE) として配置する必要があります。これにより、MMUがディスクリプタ領域をどのように属性付けしても、モデルは明示的かつ正確になります。 別途、ENET記述子に使用される物理アドレス範囲に割り当てられた AttrIndx / TEX+C+B フィールドについて、LPAE MMUライブラリの変更を監査します。ディスクリプタプールは、Device-nGnRnE(厳密な順序付け)またはNormal Non-cacheableとしてマッピングする必要があります。Normal Writebackは使用しないでください。カーネルの ptdump デバッグインターフェースで、割り当て後にディスクリプタプールの仮想アドレスを確認することで、実際に使われている属性を検証できます。 あなたが追加したDMAフラッシュは回避策ではなく、正しい仕組みです。本当の欠陥は、そもそも送信パスにそれが存在していなかったことであり、LPAEの変更によってその領域の実効的なキャッシュ可能性が変わったため、この欠陥が露呈した。   よろしくお願いします。 Re: ls1021a eTSEC tx timeout 送信機能にメッセージを追加したり、1ミリ秒の遅延を設けたりすることで、データの損失なく正しく転送することが可能になります。 送信関数内のTXディスクリプタにDMAフラッシュを追加したところ、改善されました。ただし、ディスクリプタはキャッシュされていないメモリに割り当てられるため、これは必要ないはずです。LPAEサポートを追加したMMUライブラリの欠陥かもしれません。 そういえば、ずいぶん前にenetデバイスノードのdma-coherentプロパティを削除したところ、LS1021A-IOTが動作するようになったことを思い出しました。これは、ディスクリプタ用にキャッシュされていないメモリを割り当てながら、DMAフラッシュを強制的に実行します。しかし、送信関数には、各パケットのTX記述子を更新するキャッシュフラッシュ機能がありませんでした。なぜ私のプロトタイプでは動作しないのか分かりません(周波数の違い、DDR3LとDDR4の違い,...)
View full article
i.MX8M Plus - Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 协议实现示例 大家好, 请问有人能指导一下如何在 i.MX8M plus 中实现和验证 Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 协议吗? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 对于最简单的 i.MX 8M Plus S/PDIF 实现,请使用 i.MX 音频板 / MCIMX8M-AUD 作为最接近的 NXP 参考硬件,而不是仅使用基本的 i.MX 8M Plus EVK。音频板的文档显示其支持 i.MX 8M Plus,并提供带有 RCA 和 TOSLINK 连接器的 S/PDIF I/O,TOSLINK 支持高达 192 kHz。 推荐的简易方法: 如果可以,请优先使用光纤 S/PDIF 接口。 最简单的硬件路径:i.MX8MP SPDIF_OUT → 光纤 TOSLINK 发射器模块。 接收:光纤 TOSLINK 接收器模块 → i.MX8MP SPDIF_IN。 这样就避免了同轴 75 Ω 线路驱动、变压器/耦合和接地问题。 通过 IOMUX 使用 i.MX 8M Plus 的 S/PDIF 引脚 i.MX 8M Plus 音频子系统包括Sony Philips数字接口格式(SPDIF) 输入和输出。 参考手册显示了可选择的焊盘上的 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT 和 AUDIOMIX_SPDIF1_IN 的 IOMUX 选项。 在 Linux 中,相应的 IOMUX 定义包括 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF_OUT 和 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_RX__AUDIOMIX_SPDIF_IN 。 如果您需要同轴RCA接口, 不要将 SoC 引脚当作直接 RCA 线路驱动器使用。 根据所选的发射器/接口电路,添加合适的 75 Ω S/PDIF 同轴输出网络/耦合。 光学方式通常是更简单、更安全的首选方案。 可供参考的资料 MCIMX8M-AUD / i.MX 音频板:NXP 为 i.MX 8M 系列提供 S/PDIF I/O 的最佳参考级产品,带有 RCA 和 TOSLINK 接口。 i.MX 8M Plus 参考手册:AUDIOMIX_SPDIF1_IN 和 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT 的 pinmux / IOMUX 设置。 i.MX 8M Plus 数据手册:记录了 S/PDIF 时序参数,包括时钟高/低时序。 对于最简单的设计,将 AUDIOMIX_SPDIF1_OUT/IN 连接到光纤 TOSLINK 模块,并使用 MCIMX8M-AUD 作为 NXP S/PDIF I/O 行为的参考点。 Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 王一平您好, 请问能否提供一些参考电路图,以便我以最简单的方式实现Sony Philips数字接口格式 (SPDIF) 功能? Re: i.MX8M Plus - SPDIF Protocol Implementation Example 在 i.MX8M Plus 上使用现有的 Linux ALSA Audio XCVR / S/PDIF 驱动程序;通常情况下,您不会从头开始实现 S/PDIF 协议。i.MX8M Plus 音频 XCVR 支持 eARC、ARC 和 S/PDIF 模式,Linux S/PDIF 支持通过 ALSA 公开一个用于 Tx 的播放设备和一个用于 Rx 的捕获设备。 建议的实施路径: 启用内核驱动程序: 配置_SND_IMX_SPDIF 菜单路径: 复制 设备驱动程序 -> 声卡支持 -> 高级 Linux 音频架构 -> ALSA 用于 SoC 音频支持 -> 适用于飞思卡尔 i.MX CPU 的 SoC 音频           -> 为带有 S/PDIF 的 i.MX 板提供 SoC 音频支持。 记录的 DT 绑定位于 Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,Sony Philips数字接口格式(SPDIF).txt 和 Documentation/devicetree/bindings/sound/imx-audio-Sony Philips数字接口格式(SPDIF)if.txt 下。 配置 i.MX8M Plus 的设备树,使用 xcvr 音频模块并启用声卡/DAI 链路。典型的配置如下: sound-xcvr { 兼容 = "fsl,imx-audio-card"; 型号 = "imx-audio-xcvr"; pri-dai-link { 链接名称 = "XCVR PCM"; 中央处理器 { sound-dai = <&xcvr>;         }; }; }; &xcvr { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_xcvr>; 状态 = "正常"; }; 对于 Tx 引脚复用,一个有记录的示例使用 MX8MP_IOMUXC_SPDIF_TX__AUDIOMIX_SPDIF1_OUT。 检查电路板布线/跳线。如果使用 NXP 音频板,请设置预期 S/PDIF 路径的物理布线。对于 i.MX8M Plus,J1500=1-2 将同轴连接器连接到 i.MX8M Plus,J1500=4-5 将光纤连接器连接到 i.MX8M Plus。如果通过 CPLD / HDMI 卡进行路由,则 J2511=1-3 的文档为“i.MX 8M Plus 到 CPLD 到 HDMI 卡”。 正确使用 ALSA / IEC958 S/PDIF 发送驱动程序支持 32、44.1 和 48 kHz 采样率,以及 S16_LE 和 S24_LE 格式;对于 24 位输出,文件必须使用每通道帧 32 位,并且只有 24 个最低有效位有效。如果路径需要的是 IEC958 子帧而不是原始 PCM,则在用户空间中进行 PCM 到 IEC958 的转换,例如使用 ALSA PCM 插件。 验证步骤: aplay -l 记录 -l 使用这些信息来识别 S/PDIF 播放/采集卡和设备 ID。文档显示 S/PDIF 设备显示为 ALSA 卡,例如 imxspdif [imx-spdif],设备 0:S/PDIF PCM。 交易验证: aplay -D hw: , audio48k24S.wav 参考验证方法使用外部光纤 S/PDIF 接收器,例如带有 WaveLab 的 M-Audio Transit USB 声卡,然后外部录制音频流并回放以检查正确性。 处方验证: arecord -D hw: , -c 2 -d 20 -r 48000 -f S24_LE record.wav 传递给 arecord 的采样率必须与输入的 S/PDIF 流采样率相匹配。对于 Rx,应用程序流程是打开 S/PDIF Rx PCM 设备,等待内部 DPLL 锁定到输入比特流,获取输入采样率,设置通道/格式/速率参数,然后准备并触发捕获。 对于协议级检查,请使用: iecset -c iecset 是用于设置或转储 IEC958 状态位的标准实用程序,并且该驱动程序还通过 ALSA 控制接口公开通道状态处理。 对于 i.MX8M Plus EVK 风格的验证,NXP 还记录了使用 imxaudioxcvr 卡进行环回式 Linux 测试的方法,例如从 imxaudioxcvr 录制音频并播放到 wm8960audio: arecord -Dsysdefault:CARD=imxaudioxcvr -c2 -r48000 -fS32_LE -twav | \ aplay -Dsysdefault:CARD=wm8960audio 简而言之:启用 i.MX S/PDIF / XCVR ALSA 驱动程序,配置 xcvr 设备树和板路由,然后使用 aplay、arecord、iecset 和外部光纤/同轴 S/PDIF 源或接收器验证 Tx/Rx。
View full article
Marking details Please advise the meaning of marking 04 01 616 for MPN : PCA9553DP/01,118
View full article
Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installer "lsdk2606" version Hello, I installed the Debian image using flex-installer version "lsdk2606" using Spoiler (Highlight to read) sudo flex-installer -i auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm sudo flex-installer -i auto -d /dev/sdX -m imx95-15x15-frdm on my imx95-15x15-frdm Then, I followed the standard procedure to continue the installation using  Spoiler (Highlight to read) debian-post-install-pkg debian-post-install-pkg After installing all the packages and rebooting, I encounter this error at startup: Spoiler (Highlight to read) [FAILED] Failed to start weston.service - W…nd compositor, as a system service. [FAILED] Failed to start weston.service - W…nd compositor, as a system service. Spoiler (Highlight to read) root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service × weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/weston.service; enabled; preset: enabled)      Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-07-20 13:51:20 UTC; 19s ago  Invocation: 67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107add TriggeredBy: ● weston.socket        Docs: man:weston(1)              man:weston.ini(5)              http://wayland.freedesktop.org/     Process: 408 ExecStart=/usr/bin/weston --log=${XDG_RUNTIME_DIR}/weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE)    Main PID: 408 (code=exited, status=1/FAILURE)    Mem peak: 3.5M         CPU: 49ms Jul 20 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: Starting weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service... Jul 20 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0) Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: Failed to start weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service. root@imx95-15x15-frdm:~# systemctl status weston.service× weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/weston.service; enabled; preset: enabled)     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-07-20 13:51:20 UTC; 19s ago Invocation: 67b22b0fa1484ce681d8b2acdc107addTriggeredBy: ● weston.socket       Docs: man:weston(1)             man:weston.ini(5)             http://wayland.freedesktop.org/    Process: 408 ExecStart=/usr/bin/weston --log=${XDG_RUNTIME_DIR}/weston.log --modules=systemd-notify.so (code=exited, status=1/FAILURE)   Main PID: 408 (code=exited, status=1/FAILURE)   Mem peak: 3.5M        CPU: 49ms Jul 20 13:51:19 imx95-15x15-frdm systemd[1]: Starting weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service...Jul 20 13:51:19 imx95-15x15-frdm (weston)[408]: pam_unix(weston-autologin:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILUREJul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: weston.service: Failed with result 'exit-code'.Jul 20 13:51:20 imx95-15x15-frdm systemd[1]: Failed to start weston.service - Weston, a Wayland compositor, as a system service. Spoiler (Highlight to read) root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.log Date: 2026-07-20 UTC [12:34:22.150] weston 14.0.2 https://wayland.freedesktop.org Bug reports to: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/ Build: LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+ [12:34:22.153] Command line: /usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so [12:34:22.153] OS: Linux, 6.12.49, #5 SMP PREEMPT Thu May 28 13:07:26 KST 2026, aarch64 [12:34:22.153] Flight recorder: enabled [12:34:22.155] Using config file '/etc/xdg/weston/weston.ini' [12:34:22.156] Output repaint window is 16 ms maximum. [12:34:22.158] Loading module '/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so' [12:34:22.162] Failed to load module: libdisplay-info.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory [12:34:22.162] fatal: failed to create compositor backend root@imx95-15x15-frdm:~# cat /run/user/0/weston.logDate: 2026-07-20 UTC[12:34:22.150] weston 14.0.2https://wayland.freedesktop.orgBug reports to: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/Build: LSDK-25.12_DEBIAN-13_LF-6.12.20-168-g2ddc741+[12:34:22.153] Command line: /usr/bin/weston --log=/run/user/0/weston.log --modules=systemd-notify.so[12:34:22.153] OS: Linux, 6.12.49, #5 SMP PREEMPT Thu May 28 13:07:26 KST 2026, aarch64[12:34:22.153] Flight recorder: enabled[12:34:22.155] Using config file '/etc/xdg/weston/weston.ini'[12:34:22.156] Output repaint window is 16 ms maximum.[12:34:22.158] Loading module '/usr/lib/libweston-14/drm-backend.so'[12:34:22.162] Failed to load module: libdisplay-info.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory[12:34:22.162] fatal: failed to create compositor backend I'm getting this error too (I don't know if it's related), but nothing is showing up on my screen. Spoiler (Highlight to read) it6263 3-004c: failed to clear DDC FIFO it6263 3-004c: Failed to read EDID it6263 3-004c: failed to clear DDC FIFOit6263 3-004c: Failed to read EDID Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe root@imx95-15x15-frdm:~# ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so linux-vdso.so.1 (0x0000ffffac56c000) libweston-14.so.0 => /usr/lib/libweston-14.so.0 (0x0000ffffac410000) libwayland-client.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-client.so.0 (0x0000ffffac3e0000) libpixman-1.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpixman-1.so.0 (0x0000ffffac330000) libwayland-server.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwayland-server.so.0 (0x0000ffffac2f0000) libdrm.so.2 => /usr/lib/libdrm.so.2 (0x0000ffffac2b0000) libudev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libudev.so.1 (0x0000ffffac250000) libdisplay-info.so.1 => not found libgbm.so.1 => /usr/lib/libgbm.so.1 (0x0000ffffac220000) libseat.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libseat.so.1 (0x0000ffffac1f0000) libinput.so.10 => /lib/aarch64-linux-gnu/libinput.so.10 (0x0000ffffac170000) libc.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000ffffabfb0000) /lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000ffffac520000) libxkbcommon.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libxkbcommon.so.0 (0x0000ffffabf40000) libffi.so.8 => /lib/aarch64-linux-gnu/libffi.so.8 (0x0000ffffabf10000) libm.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6 (0x0000ffffabe60000) libcap.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libcap.so.2 (0x0000ffffabe30000) libsystemd.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x0000ffffabd00000) libmtdev.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libmtdev.so.1 (0x0000ffffabcd0000) libevdev.so.2 => /lib/aarch64-linux-gnu/libevdev.so.2 (0x0000ffffabc90000) libwacom.so.9 => /lib/aarch64-linux-gnu/libwacom.so.9 (0x0000ffffabc60000) libgudev-1.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgudev-1.0.so.0 (0x0000ffffabc30000) libgobject-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 (0x0000ffffabba0000) libglib-2.0.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x0000ffffaba10000) libatomic.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libatomic.so.1 (0x0000ffffab9e0000) libpcre2-8.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x0000ffffab920000) Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe Thank you for the update. I can see that libdisplay-info is present on the system, but the Weston log is looking for libdisplay-info.so.1, while the installed library appears to be libdisplay-info.so.2. Could you please run the following command and share the output? ldd /usr/lib/libweston-14/drm-backend.so This will help verify whether there is a library version mismatch or another missing dependency. Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe Could you please run the following command and share the output? find /usr -name "libdisplay-info*" Thanks Re: Issue "Weston.Service" on the "imx95-15x15-frdm" Debian using flex-installe Hello root@imx95-15x15-frdm:~# find /usr -name "libdisplay-info*" /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.2 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libdisplay-info.so.0.2.0 /usr/share/doc/libdisplay-info2
View full article
S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff I developed the program in S32DS. When trying to transmit CAN frames, only a short low-level pulse  is output on the TX pin, and the subsequent ID and data bits are truncated, so complete frames cannot be sent. No data is received by the USB-CAN analyzer, and the FlexCAN controller directly enters the bus-off state. I have checked clock configuration and register values, and tested different CAN channels, but the problem remains unsolved. I want to figure out which configuration parameter is set incorrectly. Thanks for your help. Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hi Julián, Thank you for your reply. I'd like to correct and add some important details to my earlier message, which was written in a hurry. Board: This is a third-party board (not an NXP EVB), model S32K148_REV2_Q144. Worth noting: I found errors in the seller's schematic (labeled transceiver position didn't match the actual PCB silkscreen), so the reference design documentation for this board may not be fully reliable. Official CAN example: I did try building Can_example_S32K148, but hit environment issues unrelated to CAN itself (missing toolchain/include paths, and finally a version mismatch error between Port_Ci_Port_Ip.h and Port_Ci_Port_Ip_Cfg.h — "different vendor ids"/"AutoSar Version Numbers are different"). This looks like an RTD package version mismatch with my own project, not an IDE version issue. I'll try to resolve it, but I don't think it's central to the hardware problem. New evidence (from my own project you already reviewed): I've done deeper verification with a logic analyzer since my last message: MB8 content is 100% correct — read directly from registers right after CDD_CanTransmit(): CS=0x0C080000 (CODE=0xC pending, DLC=8), ID=0x00400304 (>>18 = 0x10, matches config), DATA=0x01020304/0x05060708 (matches my 8-byte payload exactly). TX signal at the pin is correct too — probing PTE5 and the transceiver's TXD input simultaneously (200MHz logic analyzer), the two waveforms are identical, confirming the PCB trace is fine. But transmission aborts after only ~8-9 bit transitions (roughly SOF + a few arbitration bits), and the controller enters Bus-Off shortly after (ESR1 confirms FLTCONF=11, TXERRCNT increments each attempt). CANH/CANL show zero activity, even with the USB-CAN analyzer properly connected and 120Ω termination enabled (bus not floating). As a control test, I ran the same setup (floating vs. terminated) on a different, known-working STM32 board — CANH showed proper transitions once terminated. On my S32K148 board under identical terminated conditions, CANH/CANL remain completely flat. Same result on CAN1 (different pins/transceiver). Since MCU-side TXD is confirmed correct up to the transceiver input, but CANH/CANL never respond even with proper termination, I suspect the transceiver output stage (or something shared between both channels, e.g. supply transient behavior — I haven't been able to check this with a scope, only a logic analyzer). Questions: Does "TXD correct at transceiver input, but CANH/CANL completely flat under proper termination" more strongly suggest a transceiver hardware fault, or are there other common board-level issues (enable/standby circuit, supply decoupling) that could cause this exact symptom? Is it expected for FlexCAN to abort after only the first few arbitration bits (rather than completing the full frame and failing at the ACK slot) when there's no real bus activity? Want to confirm my understanding of the bit-monitoring mechanism. For the RTD version mismatch in the example project — is there a way to check which RTD version matches a given S32 Configuration Tool release, so I can get a matching example package? Thanks again for your help. Best regards, April Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hi Julián, I’m really surprised and thankful for your reply to my question.   I am using a self-designed hardware board; only the power supply circuit differs from the official EVB schematic, while the rest of the circuits are consistent with the reference design. I have tested the official CAN example project. I only configured CAN0 pins without enabling and configuring the PORT module inside the MCAL layer, and the project keeps failing to compile repeatedly.   The specific compile error is: " f../board/Port_Ci_Port_Ip_Cfg.h:47:10: fatal error: Port_Ci_Port_Ip_Types.h: No such file or directory".   I have this header file available in my self-configured project files, yet after importing this official example project, this header file is not generated automatically during code generation. Could this missing header file error be caused by mismatched IDE software versions? At present I’m developing on S32DS for S32 Platform, and I am downloading S32DS for ARM 2.2.2 to switch the development environment. Looking forward to your guidance.   Best regards,   April Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello @April, From your project, configuration and routine seem to be correct. Could you please share if you are using an S32K148EVB from NXP, or if this is a custom design? Have you tried testing the Can_example_S32K148 project included within the RTD? You can simply add the CAN0 pins and disable loop back mode to enable Tx/Rx and test the routine.  Lastly, have you confirmed that both nodes (S32K148 and CAN analyzer) are set to the same bit timing and protocol configuration (CAN vs CAN FD)? You can use the following tool to calculate the values: MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx: CAN / CAN FD bit timing calculation. If you are using a custom design, you can refer to the S32K148 EVB's schematic and Hardware Design Guidelines for S32K1xx for the CAN interface design and recommendations. Best regards, Julián Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello @April, 1. Yes, this points to a transceiver fault, rather than module configuration. Can you check which transceiver is being used in your custom design? I'd recommend checking STB, EN, S, RS, WAKE, INH, or similar pins against the actual mounted transceiver. S32K148 EVB uses a UJA1132HW, however, if you are using something like a TJA1043, you must configure it to Normal mode (STB_N = high EN = high). 2.  Yes, early abort after a few arbitration bits is plausible if the transceiver is not actually driving the bus. 3. Usually, the "different vendor ids"/ "AutoSar Version Numbers are different" errors show up when importing a project, and trying to update the configuration with a different RTD / S32 Config Tool version, however, if you simply imported the example from "File -> New -> S32DS Project From Example", there should not be any compatibility issues: Julin_AragnM_0-1784738938507.png From the project you've shared, I can see you are using S32K1 RTD 3.0.0 QLP04, however, when I imported the project, I can see from properties that GCC 11.4 is configured: Julin_AragnM_1-1784739211073.png From RTD release notes, 3.0.0 QLP04 only supports NXP GCC 10.2: Julin_AragnM_3-1784739259075.png I'm not sure how you imported and compiled the project, but please make sure you have at least S32DS 3.6.4, and only one RTD package installed. S32DS does not support multiple RTD versions installed simultaneously. Best regards, Julián Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello @April, Thank you for the additional information. 1. Regarding TJA1051, it is true this transceiver only has the S pin in order to configure normal mode, however, please check if you are using TJA1051T/E derivative, as this has an additional EN pin you must drive HIGH: Julin_AragnM_0-1784829788604.png 2. The 'File not found' error is most likely caused by a wrong Port configuration, and consequently, wrong code generation by the tool. The error you've shared in the Port container is caused because the 'Pins' functional group name should be named after 'Port container name' + 'Peripheral functional group name', in your case 'PortContainer_0_VS_0' Julin_AragnM_2-1784829995267.png Julin_AragnM_1-1784829932110.png Before requesting RMA, can you please test the project I've attached? It is a simple test code in MCAL, which enables Rx in interrupt, and Tx in polling mode. After 10 successful echoed frames, the green led is toggled.  I've tested the routine through the J11 CAN header, with a PCAN-USB analyzer, with the following settings: Julin_AragnM_3-1784830112924.png I can see the frames successfully being echoed, and the green led toggled every 10 frames: Julin_AragnM_4-1784830143208.png Since I've used S32K148-EVB, there is no need for transceiver enablement, however, in your setup, check that the TJA1051 is correctly enabled (and if it also needs EN pin to be enabled). Best regards, Julián Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hi Julián, Thanks again for your patience with this — a few updates since my last message. Transceiver check: I looked more closely and confirmed it's a TJA1051, not a UJA1132-series SBC. This one only has a single enable pin (S pin), which is hardwired to ground on my board (= Normal mode), so the multi-pin STB_N/EN logic you mentioned doesn't really apply here — that part of the control circuit already looks correct. Cross-check with a second, independent project: I built and ran a completely different CAN demo for this board (from the reseller, using the older Processor Expert/S32 SDK stack — can_pal — instead of RTD/AUTOSAR). Pressing the button correctly calls CAN_Send(), but I noticed the return value is consistently STATUS_BUSY (0x002), meaning the previous transmission never actually completes. And just like with my RTD project, the USB-CAN analyzer receives nothing at all, on all three channels. So now I have two completely independent driver stacks giving me the same result, which makes me fairly confident this isn't a software/config issue on my end. Regarding the official example project: I switched the GCC version back to 10.2 as you suggested, but I'm still hitting the same "file not found" errors during the build. I dug into it a bit more and I now suspect it might be related to the Port module (MCAL layer) not being fully configured — there seems to be a validation error tied to how the Port module and the Pins tool's functional group are linked, but I haven't been able to get it configured correctly no matter what I try.  April_4-1784786142962.png they are form example: April_0-1784785801363.png April_1-1784785825602.png This is from the project I built myself earlier: April_2-1784786013234.png April_3-1784786034737.png Given everything so far — control pin wiring looks correct, TXD is confirmed correct at the pin, and two independent software stacks show consistent "no bus activity" / stuck transmission behavior across all three channels — do you think this is solid enough to treat as a hardware fault and proceed with an RMA, or is there anything else worth checking first? Thanks again for all your help with this. Best regards, April Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello @April, I'm really glad everything works as expected now!  May I know the reason for the previous error? Was it simple HW connections?  Have a nice day as well! Best regards, Julián Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello @Julián_AragónM, Haha,It wasn’t wiring issues. The original TJA1051 transceiver module was defective and caused the BusOff issue. Again, thank you so much for all your help ! ^_^ Best regards, April Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff Hello Julián, I can’t wait to tell you that everything works perfectly now! I’m absolutely thrilled to share the good news. I’ve ordered brand new MCU boards and CAN transceivers for retesting, and the communication runs flawlessly this time. It turns out the constant BusOff error I ran into before was purely a hardware fault. I also loaded up the test project you attached, and it works great too. Your sample code can send and receive CAN frames smoothly just as you described. I really appreciate all the patient guidance you gave me these days. I was totally stuck and helpless troubleshooting this issue alone, and your detailed replies pulled me out of the mess. Wish you good health, smooth work, and happiness every day! Best regards, April
View full article
支持请求:使用 i.MX8M Plus LVDS 输出的 HD-SDI 接口 尊敬的先生, 我们正在设计一个基于NXP i.MX8M Plus处理器的系统,希望您能指导我们实现HD-SDI 接口。 我们的需求是支持三个 HD-SDI 输出。我们计划使用i.MX8M Plus 的LVDS 接口,并使用以下设备将其转换为 HD-SDI: LMH0340SQE/NOPB – LVDS 转 HD-SDI 串行器 2 × LMH0324RTWT – 1 对 3 HD-SDI 分配放大器 请问i.MX8M Plus的LVDS接口是否与该架构兼容,能够生成三个HD-SDI输出? 如果此方案不被推荐或支持,能否请您提供一个替代方案,以便在继续使用i.MX8M Plus处理器的情况下实现三个 HD-SDI 接口?我们希望在设计中保留 i.MX8M Plus,因为它满足我们所有其他系统要求。 我们非常感谢您能提供任何建议以及任何可能有助于我们成功实现此接口的参考设计或应用说明。 感谢您的支持。我们期待您的指导。 顺祝商祺! 萨穆德拉兰凯亚·詹帕尼 模拟(ADC|CMP|DAC|运算放大器) 电路板设计 MCXA MCXC Re: Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output 你好, 很遗憾,我对这种使用场景不太熟悉。我研究了您分享的那部分内容,发现它似乎是用于 FPGA 而不是 LVDS 通道,所以我不太确定您是否可以使用此接口。 或许使用不同的桥接器或 i.MX8MP 中的其他接口,甚至在中间添加另一层(FPGA)会是一个解决方案。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。
View full article
i.MX8M Plus — ECSPI/SPI NOR 接口上的辅助镜像启动 (IMG_CNTN_SET1_OFFSET):ROM 是否会回退到 OP 模式 i.MX8M Plus -- ECSPI/SPI 或非 上的辅助映像启动 (IMG_CNTN_SET1_OFFSET):ROM 是否会回退到 OPEN 配置? ==== 设置 ==== - SoC:i.MX8M Plus(定制SMARC模块) - 引导设备:ECSPI2 / CS1 上的串行 NOR(Winbond W25Q128,16 MiB)。这是传统的 eCSPI 控制器,不是 FlexSPI。 - 安全性:开放式配置(设备未关闭 HAB)。 - 熔丝 IMG_CNTN_SET1_OFFSET(熔丝读取 2 1)= 0x00000000。 - Flash 映射:主引导加载程序位于 0x000000,辅助副本位于 0x400000(4 MiB)。 根据已记录的SPI映射: “对于 SPI:如果熔丝位大于 10,则禁用辅助启动;n == 0 -> 偏移量 = 4 MB;n == 2 -> 1 MB;其他情况且 n <= 10 -> 1 MB * 2^n。” 当熔丝 n = 0(出厂默认值,无需烧录)时,二级偏移量应正好为 0x400000。 ==== 问题 ==== 我们在 0x400000 处放置了一个字节相同的、经 cmp.b 验证的主映像副本,然后使主启动头失效(sf erase 0 0x1000)并重置。 ROM 无法回退到备用映像——主板已变砖(只能通过 USB SDP 恢复)。 我们还尝试擦除主体内部的一个孔(sf erase 0x100000 0x40000),结果相同。 ==== 问题 ==== 1. 在 SPI/ECSPI NOR 上,是什么触发 ROM 在 IMG_CNTN_SET1_OFFSET 处切换到辅助映像? 是无效的主启动头/镜像解析失败,还是具体的 HAB 认证失败? 2. 辅助映像启动在开放(非安全)配置下是否有效,还是仅在设备 HAB 关闭时有效? 3. 是否恢复到之前的重置状态,还是需要断电重启/第二次重置(持久启动方式)? 4. 位于 0x400000 的辅助映像必须是单独构建的可引导映像(具有该偏移量的独立虚拟镜像/引导数据)吗? 或者,使用与原文件完全相同的字节副本就足够了? ==== 逻辑分析仪证据(RESET 期间捕获的 SPI 总线信号) ==== 我们使用 Saleae Logic Pro 16 以 500 MS/s 的速度探测 ECSPI2 总线(CLK、MOSI、MISO、CS),并在 RESET 期间解码每个 SPI 事务。为了进行比较,我们对从 FlexSPI 或非 启动并成功回退到辅助电源的 i.MX8QM 模块进行了同样的测试。 ---- i.MX8M Plus (ECSPI NOR),主控芯片已损坏 ---- ROM 只发出 0x03 READ 命令,严格从偏移量 0 开始顺序读取: 0x03 00 00 FC -> 读取 0x0000FC 0x03 00 04 EC -> 读取 0x0004EC 0x03 00 08 DC -> 读取 0x0008DC ……(每个 64 KiB 数据块约 50 次读取,呈严格递增趋势)…… 0x03 00 13 xx -> 读取计数在此处下降(擦除空洞 0x100000-0x140000,MISO=0xFF) 0x03 00 18 xx -> 线性地继续经过孔洞 ... 最高可达 ~0x1A69E8 ... ROM 会线性读取整个主区域,直接读取已擦除/无效区域(得到 0xFF),并且永远不会读取 0x400000 或 0x800000(辅助区域)。 在完整的捕获数据(2500 万个样本,654 个解码交易)中,任何地方都没有“0x03 40 xx xx”。 如果头完全擦除,ROM 会加载 0xFF,执行它,然后因同步中止而崩溃——没有任何回退机制。 作为对比,i.MX8QM(FlexSPI NOR)——备用方案确实有效—— 当仅主容器头失效(FCB 保持不变,地址为 0x000400)时,QM ROM 会执行以下操作: 0x0B 00 04 00 -> 快速读取 FCB @0x000400,MISO:46 43 46 42(“FCFB”魔数,FlexSPI 配置有效) 读取FCB配置数据…… 0x0B 00 10 00 -> 快速读取主容器 @0x001000,MISO:FF FF FF FF(无效!) 0x0B 40 10 00 -> 快速读取辅助容器 @0x401000,MISO:有效 <-- ROM 已切换,相同 RESET 0x0B 40 30 00, 0x0B 40 40 00, ... -> 加载整个二级镜像(在 0x40xxxx 处读取约 90 次) QM ROM 读取 FCB,配置 FlexSPI,检查 0x001000 处的主容器,发现为 0xFF, 然后立即(相同 RESET)切换到 0x401000 处的辅助容器。这样可行。 如果我们擦除前 4 MB 的全部数据(包括 FCB),QM ROM 只会进行 2 次读取操作。 在 0x000400 处,得到 0xFF,并且不会回退——因此需要有效的 FCB 才能启用回退。 - - 比较 - - i.MX8M Plus(本主板): 控制器:eCSPI(传统SPI) 读取操作码:0x03 读取 FCB 存在:否(eCSPI 没有 FCB 概念) 读取损坏的主服务器上的辅助服务器:否 -- 总线从未显示“0x03 40 xx xx” 结果:砖块(加载 0xFF -> 崩溃) i.MX8QM(参考): 控制器:FlexSPI 读取操作码:0x0B 快速读取 FCB 存在:是(0x400,魔法值“FCFB”) 读取损坏主盘上的辅助盘:是 -- "0x0B 40 10 00", 相同RESET 结果:辅助设备启动成功 ==== 摘要 ==== 从总线捕获信息来看,IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助映像在 i.MX8M Plus 上启动。 似乎仅支持 FlexSPI,或者受 HAB 关闭配置的限制,并且无法启用。 适用于 OPEN 配置中的 eCSPI NOR。 NXP能否确认: - i.MX8M Plus 是否支持 eCSPI(而非 FlexSPI)或非 进行二次映像启动; - 触发条件是 HAB-auth-failure(仅限已关闭配置)还是任何无效标头(也包括已打开配置); - 回退方案是采用相同的重置方式还是需要断电重启; - 是否必须为该偏移量单独构建辅助副本,或者字节相同的副本也可以。 谢谢! Re: i.MX8M Plus — Secondary image boot (IMG_CNTN_SET1_OFFSET) on ECSPI/SPI NOR: does ROM fall back i 你好@djordje_nod 希望你一切都好。 Q1.什么原因导致 ROM 回退到 ECSPI NOR 的辅助模式? 在 OPEN 模式下,ROM/HAB 执行映像认证,但所有认证错误都会被忽略,并且仍然允许执行映像。 在 CLOSED 模式(SEC_CONFIG 融合)下,当 HAB 对主映像的认证失败时,ROM 将 PERSIST_SECONDARY_BOOT (SRC_GPR10[30]) 设置为 1 并执行软件复位。 Manuel_Salas_0-1785176534778.png Q2. 在 OPEN 配置下,辅助镜像启动是否正常工作? 在 OPEN 模式下,ROM 永远不会自动设置 PERSIST_SECONDARY_BOOT,因为它会忽略 HAB 错误。 Q3:第一次 RESET 还是第二次 RESET? 主启动失败 HAB 认证(关闭模式)----> ROM 设置 SRC_GPR10[30] = 1 ----> 触发信号软件复位。 在下一个 RESET 周期,ROM 读取持久位,发现它是 1,于是从辅助偏移量而不是主偏移量加载数据。 Q4. 是字节相同的副本,还是位于 0x400000 的单独构建的映像? 由于 IVT/启动数据字段包含的是 RAM 地址,而不是闪存地址,因此字节相同的副本就足够了。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
S32K148 FlexCAN 出力SOFパルスのみバスオフに入ります 私はこのプログラムをS32DSで開発しました。CANフレームを送信しようとする際、TXピンには短い低レベルパルスのみが出力され、その後のIDやデータビットが切り詰められるため、完全なフレームを送信できません。USB-CANアナライザーにはデータが受信されず、FlexCANコントローラは直接バスオフ状態に入ります。 クロック設定やレジスタ値を確認し、さまざまなCANチャネルも試しましたが、問題は解決していません。どの設定パラメータが誤って設定されているのかを突き止めたい。ご協力いただきありがとうございます。 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 お返事ありがとうございます。先ほどのメッセージは急いで書いたため、いくつか重要な点を訂正し、追加したいと思います。 取締役会: これはサードパーティ製のボード(NXP EVBではありません)、モデルS32K148_REV2_Q144です。注意点として、販売者の回路図に誤り(ラベル付けされたトランシーバ位置が実際のPCBシルクスクリーンと一致しない)を見つけたため、この基板の**リファレンス・デザイン** **ドキュメント**は完全に信頼できるとは限りません。 公式CANの例: ビルドCan_example_S32K148試みましたが、CAN自体とは無関係な環境問題(ツールチェーンやインクルーパスの欠如、Port_Ci_Port_Ip.hとPort_Ci_Port_Ip_Cfg.hのバージョンミスマッチ—「異なるベンダーID」や「AutoSarバージョン番号が異なる」など)に遭遇しました。これは自分のプロジェクトとRTDパッケージのバージョンが不一致しているのであって、IDEの問題ではありません。解決しようと思いますが、ハードウェアの問題の中心ではないと思います。 新たな証拠(既にレビューいただいた私のプロジェクトから):前回のメッセージ以降、ロジックアナライザを使ってより詳細な検証を行いました。 MB8 の内容は 100% 正しいです。CDD_CanTransmit() の直後にレジスタから直接読み取った結果は次のとおりです。CS=0x0C080000 (CODE=0xC 保留中、DLC=8)、ID=0x00400304 (>>18 = 0x10、設定と一致)、DATA=0x01020304/0x05060708 (私の 8 バイトのペイロードと完全に一致)。 ピンのTX信号も正確で 、PTE5とトランシーバのTXD入力を同時に探査(200MHzロジックアナライザ)すると、2つの波形は同一であり、PCBトレースは問題ないことが確認できます。 しかし、送信はわずか8〜9ビットの遷移( おおよそSOF + 数ビットの仲裁ビット)で中止され、コントローラーは間もなくバスオフに入ります(ESR1がFLTCONF=11を確認し、TXERRCNTは各試みごとに増分します)。 CANH/CANLは、USB-CANアナライザーを正しく接続し、120Ω終端を有効にしていても(バスがフローティングしていない状態)でも、活動はゼロです。対照実験として、同じ設定(フローティング状態と終端状態)を別の正常に動作することが確認されているSTM32ボードで実行したところ、終端状態になるとCANHは適切な遷移を示しました。私のS32K148ボードでは、同一の終端条件下において、CANH/CANLは完全に平坦なままです。 CAN1でも同じ結果でした(ピンやトランシーバが違う)。 MCU側のTXDはトランシーバ入力まで正確であることが確認されていますが、CANH/CANLは適切な終端をしても応答しません。したがって、トランシーバの出力段階(または両チャネルで共有されている何か、例えば電源の過渡的な挙動については、オシロスコープでは確認できず、ロジックアナライザでしか確認できていません。 質問: 「TXDはトランシーバー入力で修正されるが、適切な終端でCANH/CANLは完全にフラット」というのは、トランシーバーのハードウェア故障を強く示唆するのでしょうか?それとも、他に一般的な基板レベルの問題(有効化/スタンバイ回路、電源デカップリング)がこの症状を引き起こす可能性があるのでしょうか? 実際のバスアクティビティがない場合、FlexCANは最初の数ビットのアービトレーション処理が完了した時点で(フレーム全体を完了してACKスロットで失敗するのではなく)処理を中止するのが想定される動作でしょうか?ビット監視メカニズムに関する私の理解を確認したいです。 サンプルプロジェクトのRTDバージョンの不一致についてですが、どのRTDバージョンが特定のS32構成ツールのリリースと一致しているか確認する方法はありますか?そうすれば、一致するサンプルパッケージを入手できます。 ご協力ありがとうございました。 よろしくお願いいたします、エイプリル Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 私の質問にご回答いただき、本当に驚き、そして感謝しています。   私は自作のハードウェアボードを使っています。公式のEVB回路と異なるのは電源回路のみであり、それ以外の回路はリファレンス・デザインと整合しています。 公式のCAN例プロジェクトもテストしました。MCALレイヤー内のPORTモジュールを有効化および設定せずにCAN0ピンのみを設定したところ、プロジェクトのコンパイルが繰り返し失敗します。   具体的なコンパイルエラーは次のとおりです。 「 f ../board/Port_Ci_Port_Ip_Cfg.h:47:10: fatal error: Port_Ci_Port_Ip_Types.h: そのようなファイルまたはディレクトリはありません"。   自分で設定したプロジェクトファイルにはこのヘッダーファイルが存在するのですが、公式のサンプルプロジェクトをインポートした後、コード生成時にこのヘッダーファイルが自動的に生成されません。 このヘッダーファイルの欠如エラーは、IDEソフトウェアのバージョンが不一致であることが原因かもしれませんか?現在は S32プラットフォーム用のS32DSで開発しており、開発環境を切り替えるために ARM 2.2.2用のS32DS をダウンロードしています。 ご指導をお待ちしております。   よろしくお願いいたします。   4月 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 プロジェクトを見る限り、設定と手順は正しいようです。NXPのS32K148EVBを使っているのか、それともカスタムデザインなのか教えていただけますか? RTDに含まれているCan_example_S32K148プロジェクトをテストしてみましたか?CAN0ピンを追加し、ループバックモードを無効にしてTx/Rxを有効にしてルーチンをテストするだけで済みます。 最後に、両方のノード(S32K148とCANアナライザー)が同じビットタイミングとプロトコル構成(CAN対CAN FD)に設定されているか確認しましたか?以下のツールを使って値を計算できます:MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx: CAN / CAN FD ビットタイミング計算。 カスタム設計を使用する場合は、S32K148 EVBの回路図およびS32K1xxのハードウェア設計ガイドラインを参照して、CANインターフェース設計や推奨事項を確認できます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 1. はい、これはモジュール構成ではなくトランシーバの故障を示しています。カスタム設計で使われているトランシーバは確認できますか? I'd recommend checking STB, EN, S, RS, WAKE, INH, or similar pins against the actual mounted トランシーバ. S32K148 EVBはUJA1132HWを使用しますが、 TJA1043のようなものを使用する場合は、ノーマルモード( STB_N = high、 EN = high)に設定する必要があります。 2. はい、トランシーバが実際にバスを駆動していない場合、数ビットの仲裁後の早期中止は可能です。 3. 通常、「異なるベンダーID」や「AutoSarバージョン番号が異なる」というエラーは、プロジェクトをインポートし、異なるRTDやS32設定ツールのバージョンで設定を更新しようとした際に発生しますが、単に「File -> New -> S32DS Project From Example」から例をインポートした場合は、互換性の問題は起きないはずです。 Julin_AragnM_0-1784738938507.png 共有してくれたプロジェクトから、S32K1 RTD 3.0.0を使っているようですねしかし、プロジェクトをインポートしたところ、プロパティからGCC 11.4が設定されていることがわかります: Julin_AragnM_1-1784739211073.png RTDリリースノートより、3.0.0QLP04はNXP GCC 10.2のみをサポートしています: Julin_AragnM_3-1784739259075.png プロジェクトをどのようにインポートしてコンパイルしたのかはわかりませんが、少なくともS32DS 3.6.4がインストールされていることを確認してください。RTDパッケージは1つだけインストールされていました。S32DSは複数のRTDバージョンを同時にサポートしていません。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 この件に関して、引き続きご辛抱いただきありがとうございます。前回のメッセージ以降、いくつか更新情報があります。 トランシーバーチェック: よく見てみたら、UJA1132シリーズSBCではなく TJA1051であることが確認されました。このモデルはイネーブピン(Sピン)が1つだけで、ボードのアースにハードワイヤードされている(=ノーマルモード)ので、あなたが言及したマルチピンSTB_N/ENのロジックはここではあまり当てはまりません。制御回路のその部分はすでに正しく見えます。 別の独立したプロジェクトと照合してください: このボード用に全く異なるCANデモを作って実行しました(リセラーから、RTD/AUTOSARの代わりに古いプロセッサ Expert/S32 SDKスタック(can_pal)を使って)。ボタンを正しく押すとCAN_Send()が呼び出されますが、戻り値が常にSTATUS_BUSY(0x002)であることに気づきました。これは、前回の送信が実際には完了していないことを意味します。そして私のRTDプロジェクトと同様に、USB-CANアナライザーは3つのチャネルすべてで何も受信しません。つまり、完全に独立した2つのドライバースタックが同じ結果になっているので、これはソフトウェアや設定の問題ではないとかなり自信を持っています。 公式の例プロジェクトについて: ご提案通りGCCバージョンを10.2に戻しましたが、ビルド中に同じ「ファイルが見つかりません」エラーが出ます。さらに調べてみたところ、ポートモジュール(MCALレイヤー)が完全に設定されていないことに関係しているのではないかと疑っています。ポートモジュールとピンツールの機能グループの連携に関連した検証エラーがあるようですが、どんなに試しても正しく設定できていません。 April_4-1784786142962.png これらは例です。 April_0-1784785801363.png April_1-1784785825602.png これは私が以前自分で作ったプロジェクトからのものです。 April_2-1784786013234.png April_3-1784786034737.png これまでの状況を踏まえると、コントロールピンの配線は正確で、ピンのTXDも正確であることが確認され、2つの独立したソフトウェアスタックでも3つのチャネルすべてで一貫して「バス活動なし」/送信動作が止まっていることを示しています。これをハードウェアの故障として扱いRMAを進めるに値すると思いますか?それとも他に最初に確認すべき点はありますか? この件に関してご協力いただき、改めて感謝申し上げます。 よろしくお願いいたします、エイプリル Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 追加情報ありがとうございます。 1. TJA1051に関して、このトランシーバはノーマルモードを設定するためにSピンのみを持っていますが、TJA1051T/E微分を使っている場合は、 HIGHを駆動しなければならない追加のENピンがあるので確認してください。 Julin_AragnM_0-1784829788604.png 2. 「ファイルが見つかりません」エラーは、ポート設定の誤り、ひいてはツールによるコード生成の誤りが原因である可能性が最も高いです。あなたが共有したポートコンテナのエラーは、「ピン」機能グループ名が 「ポートコンテナ名」+「ペリフェラル機能グループ」の後に名前付けされるべきであり、あなたの場合は「PortContainer_0_VS_0」と呼ばれています。 Julin_AragnM_2-1784829995267.png Julin_AragnM_1-1784829932110.png RMAを依頼する前に、添付したプロジェクトをテストしてもらえますか?これはMCALのシンプルなテストコードで、Rxを割り込みモードで、Txをポーリングモードで有効にします。10回のフレームのエコーが正常に完了すると、緑色のLEDが点滅します。 J11 CANヘッダーとPCAN-USBアナライザーでルーチンを以下の設定でテストしました: Julin_AragnM_3-1784830112924.png フレームが正常にエコーされているのが見え、緑色のLEDは10フレームごとに切り替えられていました: Julin_AragnM_4-1784830143208.png 私はS32K148-EVBを使っているのでトランシーバーのイネーブルメントは不要ですが、あなたの環境ではTJA1051が正しく有効になっているか(そしてENピンも有効化が必要かどうか)を確認してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @April さん。 すべてが期待通りに動作するようになって本当に嬉しいです! 先ほどのエラーの原因を教えていただけますか?単純なハードウェア接続だったのでしょうか? あなたも良い一日をお過ごしください! よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、ジュリアンさん。 すべてが完璧に動作していることをお伝えするのが待ちきれません!この朗報をお伝えできて、本当に嬉しいです。再テスト用に新しいMCUボードとCANトランシーバーを注文しましたが、今回は通信が完璧に動作しています。以前発生していた頻繁なBusOffエラーは、完全にハードウェアの故障だったことが判明しました。 添付していただいたテストプロジェクトも読み込んでみましたが、こちらも問題なく動作しました。サンプルコードは、あなたが説明した通り、CANフレームをスムーズに送受信できます。 この数日間、あなたが私に与えてくれた忍耐強い指導に本当に感謝しています。この問題の解決に一人では全く手詰まりで途方に暮れていましたが、あなたの詳細な回答のおかげで窮地から抜け出すことができました。 皆様のご健康と、仕事の順調な進行、そして毎日の幸せをお祈り申し上げます! よろしくお願いします、 4月 Re: S32K148 FlexCAN Only Output SOF Pulse then Enter BusOff こんにちは、 @Julián_AragónM さん、 ハハ、配線の問題じゃなかったよ。元のTJA1051トランシーバーモジュールは欠陥があり、BusOffの問題を引き起こしました。 改めて、たくさんの助けを本当にありがとうございます!^_^ よろしくお願いします、 4月
View full article