2399233_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2399233_zh-CN

2399233_zh-CN

i.MX95 FRDM + OX05B1S:室内光照下眼镜上的蓝/紫色 AR 镀膜反射
板/设置:
- SoC:NXP FRDM i.MX95
- 摄像头传感器:OmniVision OX05B1S(通过 MIPI CSI 连接)
- 管道/软件:libcamera (v0.5.2) + NXP Neo IPA (nxpneo) + GStreamer (imxvideoconvert_g2d)
- BSP:i.MX Linux BSP

描述:
当使用 FRDM i.MX95 从 OX05B1S 摄像机传输实时视频时,在室内办公室照明下,一些眼镜会出现深蓝色/紫色的眩光点(见附图)。


如何解决反射表面(如眼镜)上出现的这种深蓝色/紫色眩光伪影?针对 i.MX95,推荐使用哪些 Neo ISP 调优参数或调优工具版本来解决这个问题?


photo_04.jpgphoto_04.jpgphoto_07.jpgphoto_07.jpg

Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting

你好@JosephAtNXP

感谢您的快速回复以及对镜头光晕、色调映射和黑电平配置的深入见解。

我们目前未使用第三方进行互联网服务提供商 (ISP) 的调优。我们正在使用 NXP 提供的 OX05B1S 传感器的调谐文件,该文件位于我们的 电路板支持包 中的 /usr/share/libcamera/ipa/nxp/neo/ox05b1s.yaml。

NXP 是否有可能提供一个更新的 OX05B1S 调谐文件,以缓解这种特定的照明问题?

如果没有更新的文件,能否指导我们手动调整现有 ox05b1s.yaml 文件中的哪些参数来解决这个问题?

期待您的指导。

问候,
阿卡什·H

Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting

您好,

感谢您对恩智浦半导体产品的关注,

从附图来看,这些暗点像是从特定角度捕获的镜头光晕,可能是被眼镜中的蓝光滤镜反射出来的。

暗色调可能是 ISP 色调映射或黑电平配置的结果。我建议ISP对传感器进行调优。

JosephAtNXP_0-1785175157838.pngJosephAtNXP_0-1785175157838.png

在您的项目中,传感器是由您自己调校还是由第三方调校?

此致

Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting

@akashhalli

请您尝试使用 uGuzzi IPA,并分享一下结果好吗?

请分享一下您正在使用的电路板支持包。请尝试使用最新的电路板支持包,如果结果有所不同,请分享。

此致,

Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting

你好@JosephAtNXP

我们目前使用的 BSP 是Linux 6.12.49_2.2.0

关于使用 uGuzzi IPA 进行测试,我们所使用的摄像头不幸损坏,因此我们目前无法进行所要求的测试。我们将使用可正常工作的相机设备重复测试,并在结果出来后分享给大家。

我们还会参考最新的BSP,如果发现任何差异,我们会及时通知您。

问候,
阿卡什

Re: i.MX95 FRDM + OX05B1S: Blue/Purple AR coating reflection on eyeglasses under indoor lighting

@akashhalli

你有没有机会测试一下我的建议?请您创建一个技术案例以便跟进?

此致,

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: