Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
SE051C2: すべてのセキュアオブジェクト操作が 0x6985 を返す一方、GetRandom は同じ認証情報に対して動作します。 ## 問題点を一行で表すとこうなります **SE051C2では、アプレットのオブジェクトストアに触れるすべてのコマンドが返されます **0x6985(条件が満たされていません)** — 一方で「GetRandom」は*同じ*で成功します 会議、武装プラットフォームSCP03チャネルを通じても含まれます。 ## 私たちの質問 **Q1.この部分は「強制プラットフォームSCP」/制限付き/輸送状態ですか? どちらのサンプルも納品時の状態のままで、片方は工場から出荷されたばかりの新品です。もしSE051C2が オブジェクトストアはプラットフォームSCP03キーがNXPからローテーションされるまでロックされます デフォルトで、それなら以下のすべての観察を正確に説明できる。もしそうなら、 その州を離れるための文書化された手続きはありますか? **Q2.オブジェクト操作は顧客キー(回転)プラットフォームSCP03が必要ですか? デフォルトのプラットフォームキーは?**私たちのチャネルはデフォルトで認証しています。 明らかにトラフィックを運ぶが、その上のすべてのオブジェクトの指令は拒否される。 **Q3.もしQ1/Q2がイエスなら、まずどうやってUNIQUE_IDを読み取るのでしょうか?** これはまさに鶏と卵の関係であり、我々の行く手を阻むものだ。私たちのプラットフォーム鍵導出は次のようになります チップは入力としてUIDですが、「ReadObject(UNIQUE_ID)」自体は拒否されたものの一つです 命令。新品部品に対する作業手順の順序はどのようになっていますか? **Q4.アプレットを報告できるGET DATA / GET STATUSの通知はありますか? ライフサイクル/VCの状態は?**ステートレスコマンドは私たちにとっては*確かに*動作します、SOもしそのようなクエリが存在するなら 推測するのではなく、自分たちでパーツの状態を確認できます。 **Q5.この部分が通常のオブジェクト作成を拒否するのはなぜでしょうか?明らかに機能しているのに。 他の人にとってはどうでしょうか?DeleteAll/0x6985Thread(m-p/1648349)では、ステップ1は `Se05x_API_WriteUserID(...FACTORY_RESET...)`が**0x9000**を返し — WriteSecureObjectがプラットフォームSCP03のみでデフォルトセッションで成功しています。それは まさに、我々にとって失敗に終わる種類の指揮系統だ。つまりオブジェクト書き込みは本質的にそうではありません セッションゲート。違いはバリエーションや構成(SE051C2とSE050の違い)なのか、それとも プラットフォームキーはまだNXPのデフォルトですか? **Q6.m-p/1716555 は同じ根本原因ですか?そこで別のユーザーが報告しています 「Se05x_API_WriteUserID」が返す「SM_ERR_CONDITIONS_OF_USE_NOT_SATISFIED」――私たちとまったく同じ 症状――そしてその疑問は答えが出ていないようです。 **Q7.`kSE05x_ECCurve_NIST_P256` は明示的な `Se05x_API_CreateECCurve` を必要としますか? SE051C2 ですか、それとも内蔵されていますか?** (些細なことですが、試してみたところ、CreateECCurve でさえも 拒否した。) ## 測定対象 |チェック|結果|意味 | |---|---|---| |「Se05x_API_SELECT」アプレット |**0x9000** |IoT applet selected | |『Se05x_API_GetRandom』(単純) |実エントロピー |セッション+輸送作業| |プラットフォームSCP03認証 |**成功** |デフォルトのキーセットが一致 | |**ランダムに話せ、SCP03チャネル越し** |**成功、本物のエントロピー** |暗号化 + C-MAC + 復号検証済み | |連続して2回目のラップコマンド |**成功** |コマンドカウンターが同期を保つ | |「WriteECKey」NIST P-256(生成) |**0x6985** | |'WriteECKey' secp256k1 (import) |**0x6985** |「CreateCurve_secp256k1」は最初に呼ばれます | |『WriteECKey』 Ed25519(インポート) |**0x6985** |組み込みの曲線、CreateCurveは不要 | |『ReadObject(UNIQUE_ID)』 |**0x6985** |政策論争は関係ない | |「WriteBinary_Ver」(ファイルポリシー付き) |**0x6985** |ファイルオブジェクトも失敗する | |『CreateECCurve(NIST_P256)』 |**0x6985** |曲線を作ることさえ拒否されます | |「CheckObjectExists」 |**0x6985** |対象のテストすらできない | **「GetRandom」コマンドだけが動作します。**すべてのオブジェクトストア操作は以下を返します 0x6985 — 通常のサンプルと SCP03 で包装されたサンプルの両方で発生。 ## 実験により既に否定済み 1. **その部分ではありません。**新品のSE051C2も全く同じように動作する。 2. **交通費やセッション費用は含まれません。**SELECT は 0x9000 を返します。GetRandom は実数を返します。 同一セッションにおけるエントロピー。 3. **壊れたり欠落したりしたプラットフォームSCP03チャネルはない。**認証は成功しました デフォルトのキーセットと、決定的に「GetRandom」が発行された**武装された チャネル**は実エントロピーを返し、2回目の連続(コマンドカウンター)も同様です。同期)を組み合わせる。 暗号化+C-MAC+応答復号化のすべてが検証されました。失敗するオブジェクトコマンド 機能が証明されたチャネルで運ばれています。 4. **欠損キーポリシーではありません。**実際の `Se05xPolicy_t` を渡しました すべての `WriteECKey` に対して、(`ALLOW_SIGN|VERIFY|KA|READ|WRITE|GEN`、authID 0) を実行します。変更なし。 (そもそも読みUNIQUE_ID理由は説明できません — 「ReadObject」はポリシーを取らないからです。) 5. **曲線が欠落しているわけではありません。**`CreateCurve_secp256k1`はsecp256k1の前に呼び出されます。 インポート、Ed25519は組み込み、`Se05x_API_CreateECCurve(NIST_P256)`も** 0x6985を返します。 6. **命令のご注文ではない。**プレーンセッションでも、0x6985 認証済みのSCP03チャネル。 7. **ミドルウェア認証ビルド構成ではありません。**再構築 `SSS_HAVE_SE05X_AUTH_PLATFSCP03=1`、`SSS_HAVE_SE05X_AUTH_NONE=0`および `SSSFTR_SE05X_AuthSession=1`(以前はNONE/0でした)。変更なし。 ## 環境 * 部品番号: **SE051C2** — サンプル2個、うち1個は工場出荷時の新品、動作は同一 * ホスト: STM32L562、ベアメタル、TrustZoneセキュアワールド、I2C1 @ 100 kHz、T=1 * ミドルウェア: ベンダー提供の NXP Plug & Trust `Se05x_API_*` をカスタム 上で使用 `smCom_TransceiveRaw`トランスポート(独自のT=1フレーミング - SELECTとGetRandomが証明) それは動作します)。フルミドルウェアで、**ナノパッケージではありません**。 * プラットフォームSCP03:NXPのデフォルトキー;認証は成功し、トラフィックを運びます SE050 Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti こんにちは、 @winetime さん、 platformSCPを有効にせずに同じ手順を試してみましたか?SE051Cは デフォルトで必須プラットフォームSCPを必要としません。この問題に関するAPDUコマンドログを共有していただければ、さらに確認するかもしれません。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti こんにちは カン、 ありがとう のために の 素早い 返事。 はい — プラットフォームSCPなしでテストされたもので、それが私たちの通常のCASEです。 私たちのオブジェクト操作は実行 before se051_scp03_open() が呼ばれているため、すでにプレーンセッション上にあり、そこで失敗します。その後、SCP03プラットフォームを起動しても何の意味もありません — 同じように0x6985 どちら やり方も。 以下はAPDUログです。通常のセッション、SCP03なし(CLA=0x80、なし 0x04 セキュアメッセージングビット。応答は単純な 状態 言葉、 ない (包装済み)     TX (11): 80 04 00 27 06 41 04 20 00 F0 30 RX(2):69 85   それは CheckObjectExists (INS 04 MGMT、P2 27、TAG_1オブジェクトID 0x2000F030) — 読み取り専用存在テスト — CONDITIONS により拒否されました ない 満足。 オブジェクトストアコマンドを試行するたびに、どのオブジェクトIDでも、同じ0x6985が返されます。 CheckObjectExists、 WriteBinary_Ver (ファイルポリシー付き) WriteECKey (生成およびインポート; P-256、secp256k1 CreateCurve_secp256k1 まず、そしてEd25519) CreateECCurve(NIST_P256)、 ReadObject(UNIQUE_ID) 。 同じ平野会で、 仕事 大丈夫: 選択 IoTアプレットの→ 0x9000 ランダムを取得 → 実エントロピー SO、輸送手段とアプレットの選択は良好です。object-store commands are refusedのみです。 質問: 工場出荷時のSE051C2が拒否する原因は何でしょうか CheckObjectExists 通常のセッションで?我々は全く同じ行動を目にする の上 二 サンプル、 1つ ブランド 新しい そして 一度もない 書かれた に。 アプレットのライフサイクル/構成状態を報告するGET DATA(またはそれに類する)クエリはありますか?無状態の命令は 私たちのために機能し、 SO 私たちは CAN 走   逃げて  報告 戻せない。 セットアップ:SE051C2、STM32L562ベアメタルホスト、I2C 100kHz、自社のT=1フレーミング(SELECTとGetRandomが証明)、フルPlug & Trustミドルウェア Se05x_API_*, not nanoパッケージ。 Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti こんにちは、 @Kan_Li さん。この件はこれでクローズします。**それは我々の側であり、診断は間違っていた。 始める。**誰かの助けになればと思い、解決案を投稿します。   部品自体は問題ありません。ブートAPDUトレース全体を計測した際、 個々の結果では、クリーンな電源投入により 83 個の APDU が生成され、そのうち 80 個が 0x9000 — オブジェクトでした。 作成、secp256k1キー生成、 ` ReadObject` 、 ECDSA署名はすべて正常に動作しています。 0x9000以外の応答は無害であり、既に弊社独自のコードで処理済みです。   80 01 0B 04 CreateECCurve(secp256k1) -> 6985 曲線は既に存在します 80 01 61 00 WriteECKey -> 6A80 オブジェクトが存在します。タイプが間違っています。 80 04 00 27 CheckObjectExists -> 9000 80 04 00 28 DeleteSecureObject -> 9000 80 01 61 00 WriteECKey -> 9000 は削除後に成功します   **私が実際に見ていたもの。 ** SEはすでにウェッジ状態にあり、私の テストブートが開始され、以前のセッションによってそこに残されました。 0x6985 — ` GetRandom` 、 ` GetVersion` 、 ` GetFreeMemory`を含む—そして状態は MCUリセット、T=1インターフェースリセット、そして自身が0x9000を返す再「SELECT」です。ただ 電源を切ると解消されます。つまり、私が報告したすべての測定値はウェッジのものであって、 ブロックされた機能であり、私の「GetRandom」は唯一機能するコマンドであり、「GetVersion」は 「拒否された」という主張はどちらも、そのことの産物だった。騒音で申し訳ありません。   念のため申し添えておくと、正常なブーツの場合、この部分は以下のように報告します。   * ` GetVersion` → ` 07 02 00 3F FF FF FF` —アプレット** 7.2.0 ** 、 AppletConfig ` 0x3FFF` * ` GetFreeMemory(PERSISTENT) ` → ` 0x3E0C` = ** 15,884バイト**空き * プラットフォームSCP03は**OEF 0005A8FA (SE051C)**のデフォルトキーセットで認証します**   **それでもコメントする価値があるかもしれない点が1つあります** 。それは私が理解していない部分だからです。 理解しました。これは私たちにとって配送上の問題となります。   ウェッジ状態でもGPのセキュリティドメインコマンドは動作し続けます — 「80 50 00 00」 INITIALIZE UPDATEと` 84 82 33 00` EXTERNAL AUTHENTICATEはどちらも0x9000を返しますが、IoTは アプレットが全てを拒否します。その形状のアプレットエラー状態は文書化されていますか? 電源を切らずにそれを検出または消去する方法はありますか? 展開済みのデバイス セキュア素子を独立して電源サイクルできないため、ホストがアプレットを駆動できる場合 この状態に陥った場合、そこから抜け出す方法を知る必要がある。   先ほどは迅速なご対応ありがとうございました。
記事全体を表示
IMX93はmcimx93evk_ethosu_apps(SDK2.14)でエルフをロードできません SDK2.14のデモを試してみたいです: mcimx93evk_ethosu_apps エルフの後に 。このエルフをm33にロードします。 失敗した: remoteproc remoteproc0: 登録されたカーブアウトがDAリクエストに合いません [ 236.970879] rproc-virtio: rproc-virtio.1.車載のプローブエラー-12で失敗 [ 236.984471] リモートプロック リモートプロック0: 登録されたカブアウトがこの申請に合致しません [ 236.992036] Rproc-virtio: rproc-virtio.2.車載のプローブがエラー-12で失敗 何が起こったのか分からない。 Re: imx93 cannot load elf in mcimx93evk_ethosu_apps (sdk2.14) こんにちは、@bighero77 さん。 NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。 READMEファイルによると、あなたのユースCASEに必要なアプリケーションはethosu_apps_rpmsgであり、ethosu_appsではありません。 README抜粋: 4. Test process --------------- 4.1 Example ethosu_apps_rpmsg is built as .out or .elf and installed in rootfs. In Linux command line, user can run the following command to do inference for the model. #./inference_runner -d /dev/ethosu0 -n mobilenet_v1_1.0_224_pb_int8_vela.tflite -i stopwatch.bmp -l labels.txt -o output_data_detection -t 1080000000 When the examples runs, the log and inference result would be seen on the terminal as below. Send Ping Send version request Send capabilities request Capabilities: version_status:1 version:{ major=0, minor=0, patch=0 } product:{ major=6, minor=0, patch=0 } architecture:{ major=1, minor=0, patch=6 } driver:{ major=0, minor=16, patch=0 } macs_per_cc:8 cmd_stream_version:0 custom_dma:false Create network Create inference Wait for inferences Inference status: success Detected: jinrikisha, confidence:70 Detected: horse cart, confidence:70 Detected: academic gown, confidence:70 Detected: howler monkey, confidence:70 For other demos, such as face recognition, please refer to the user manual. 4.2 Example ethous_apps is built as .bin. In U-Boot prompt, user can run the following command to do inference for the conv2d op model. u-boot=> tftp 0x80000000 ethosu_apps.bin;cp.b 0x80000000 0x201e0000 0x20000;bootaux 0x201e0000 0 When the example runs, the log and inference result would be seen on the terminal as below. Initialize Arm Ethos-U Inference status: success ドキュメントによると、もしLinuxから/dev/ethosu0を使って推論を実行するのが目標なら、このアプリethosu_apps_rpmsg正しいです。 よろしくお願いします、 アレハンドロ・ガルシア
記事全体を表示
NXP RFEP24-300 回路図 私はRFEP24-300を使用している旧式システムの作業をしています。偏見や権力は存在するようだが、ゲームは存在しないようだ。パレットのトラブルシューティングをしたいのですが、関連書類がありません。コピーをいただけますか? そうでなければ、適切な冷却が行われずに運転されていた可能性もある。最終段階が正常に機能しているかどうかを確認する方法はありますか? Re: NXP RFEP24-300 schmatic こんにちは、 お問い合わせいただきありがとうございます。 お問い合わせいただいた件についてですが、RFEP24-300は既に製造中止となっており、サポートも終了しておりますのでご了承ください。 ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。ご理解いただけますようお願い申し上げます。 Re: NXP RFEP24-300 schmatic こんにちは、 サポートがなくなったのにデザインパッケージはまだ有効です。RFEP24-300の製品ページのDesign Resources欄で、プリント基板および回路図, Rev 0, 2018年6月のZipファイルが無料でNXPアカウントをダウンロードできます。アーカイブされたページは、パーツ自体が手放された後もデザインファイルを長く保持し続けることが多いです。ただし、ファイナルにピンを付ける前に、パレットは3段で41.6dBなので、プリドライバやドライバが故障しても出力コネクタから見ると同じように見えます。この回路図は、各段の待機電流を示しています。
記事全体を表示
S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way Setup S32K396, no HSE FW ever installed, no secure boot, no ADKP. FS26 with 200ms watchdog What happened I was installing the AB_SWAP pink image over the MU interface 1. Programmed the HSE FW usage flag in UTEST at 0x1B000000. No other UTEST location touched. SBAF had not programmed it itself despite `FW_USAGE_FLAG_PROGRAM` being set in my boot config. 2. Wrote 0xA5 into DCMRWP1 (0x402AC400) bits 31 to 24 and issued a functional reset. 3. Ran the handshake on MU0 ch0: got 0xFF00F00F, replied 0xF0F00F0F, got 0xDADABABA, wrote the pink image address. so SBAF started programming the firmware. 4. Sometime after that, everything halted. Nothing more on the UART console. I power-cycled after ~5 minutes. Since then the board produces no console output at all, and I can no longer debug it the way I normally do: J-Link reports "Locked S32K3xx device detected" and asks for the ADKP. Or reports "Power-up of DAP failed" (See attached file). So I cannot read GPR3, DCMRWP1 or UTEST any more. I never provisioned an ADKP and never requested a life-cycle advance. Questions 1. Could the LC have advanced by itself? 2. Or is this recovery mode? In JTAG recovery mode on a CUST_DEL device, can a J-Link connection present as "locked / password required"? Figure 12 in the HSE_B Firmware Reference manual shows that path as waiting for a debugger without authentication. 3. What can I still test before scrapping the part? Above all: is there any way to read the current LC state over the debug interface when the host core is not released? Or is it possible another debug method using Trace32 would work better? Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 1) No, it cannot. It can be programmed either by user directly to UTEST (when HSE FW is not used) or with using of HSE service (when HSE FW is used). 2) I don’t think so, although I don’t have experience with J-Link. It is possible "Locked S32K3xx device detected" message Yes, the "Locked S32K3xx device detected" message can be a false positive caused by hardware (typically power) rather than an actual security lock. I would recommend to discuss it with Segger: https://www.segger.com/support/technical-support/ Even the device would be in JTAG recovery mode, if still in CUST_DEL life cycle, you still should be able to connect by debugger, download SW and so. 3) I would try to attach or attach just after POR, possibly erase application SW. Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way What I've noticed now is that the 'RESET_RECOVERY_MODE' bit was not set in the BCW. Could not setting this bit in the BCW explain this behavior? Im a bit confused as to what setting this bit does. Will setting this bit enable recovery mode or disable it? In `Table 119. BCW bit mapping` in the HSE reference manual its written that 'RESET_RECOVERY_MODE' is "Used to disable entry into recovery mode because of consecutive resets. See Disable Entry into Reset Recovery Mode for more detail". Then In the chapter `2.6.1.3.3 Disable entry into reset recovery mode` in the HSE reference manual "Entry into recovery mode" is only true while 'RESET_RECOVERY_MODE == 1 AND DCMRWP1 (SBAF_REC_DIS_FRST or SBAF_REC_DIS_DRST) == 0'.  Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way Thank you for your reply, David. Okay. I have reached out to Segger regarding the possibility of a falsely locked device and am awaiting a response. I connected using the J-Link debugger after a POR while shorting the reset pin. This is the log from that sequence: In this case, the HSE firmware is not installed, nor is the device locked. The error that remains from both scenarios is the DAP error. SEGGER J-Link Commander V9.18 (Compiled Feb 11 2026 16:34:58) DLL version V9.18, compiled Feb 11 2026 16:33:51 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V10 compiled Jan 30 2023 11:28:07 Hardware version: V10.10 J-Link uptime (since boot): N/A (Not supported by this model) S/N: 50116795 License(s): GDB VTref=4.509V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>connect Please specify device / core. : S32K396_M7_0 Type '?' for selection dialog Device> Please specify target interface: J) JTAG (Default) S) SWD T) cJTAG TIF>S Specify target interface speed [kHz]. : 4000 kHz Speed> Device "S32K396_M7_0" selected. Connecting to target via SWD ConfigTargetSettings() start ConfigTargetSettings() end - Took 46us InitTarget() start SDA_AP detected Unlocking device if necessary... Device is not locked. Proceeding without the unlock procedure. Checking if debug access is already enabled... Debug access is not enabled yet. Performing enable debug access sequence... Debug access enabled Checking if HSE firmware is installed... HSE firmware not installed Checking if Cortex-M7_0 and Cortex-M7_1 are operating in lockstep mode Lock step mode enabled InitTarget() end - Took 45.5ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 DPIDR: 0x6BA02477 CoreSight SoC-400 or earlier AP map detection skipped. Manually configured AP map found. AP[0]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[1]: APB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[2]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[3]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[4]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[5]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[6]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[7]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[4]: Skipped ROMBASE read. CoreBaseAddr manually set by user AP[4]: Core found ConfigTargetSettings() start ConfigTargetSettings() end - Took 15us InitTarget() start SDA_AP detected Unlocking device if necessary... Device is not locked. Proceeding without the unlock procedure. Checking if debug access is already enabled... Core already enabled Checking if HSE firmware is installed... HSE firmware not installed Checking if Cortex-M7_0 and Cortex-M7_1 are operating in lockstep mode Lock step mode enabled InitTarget() end - Took 18.2ms Found SW-DP with ID 0x6BA02477 DPIDR: 0x6BA02477 CoreSight SoC-400 or earlier AP map detection skipped. Manually configured AP map found. AP[0]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[1]: APB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[2]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[3]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[4]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[5]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[6]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[7]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000) AP[4]: Skipped ROMBASE read. CoreBaseAddr manually set by user AP[4]: Core found ****** Error: DAP error while reading AIRCR. Error occurred: Could not connect to the target device. For troubleshooting steps visit: https://kb.segger.com/J-Link_Troubleshooting
記事全体を表示
PMIC Safety Configuration by MCU Hello NXP, From the FS26 Safety Manual, we understand that the fault reactions for the output regulators can be configured by the MCU during initialization. Could you please clarify whether this configuration requirement applies only to the output regulator fault reactions, (RSTB , FS0B & 01) of  PS_BUCK_PRE PS_CORE PS_LDO1 PS_LDO2 PS_LDO_REF PS_TRK1 PS_TRK2 or whether the fault reactions for the internal voltage monitoring functions (e.g., VANA, VDIG, and other internally monitored supply rails) also need to be configured by the MCU during initialization? If the internal voltage monitoring fault reactions are not configurable by the MCU, can we assume that these reactions are fully managed internally by the FS26 PMIC? can you list which fault reaction does not required to be configured by the MCU and which requires  FSBC+PMIC Functional Safety Re: PMIC Safety Configuration by MCU You can refer to below picture showed: guoweisun_0-1785720521280.png ABIST can check VANA VDIG automatically not need configure. guoweisun_1-1785720570149.png
記事全体を表示
通过MCU进行PMIC功能安全配置 您好,NXP, 根据 FS26 功能安全手册,我们了解到,输出调节器的故障反应可以在初始化期间由 MCU 配置。 请问此配置要求是否仅适用于输出调节器故障响应(RSTB、FS0B 和 01)? PS_BUCK_PRE PS_CORE PS_LDO1 PS_LDO2 PS_LDO_REF PS_TRK1 PS_TRK2 或者, MCU在初始化期间是否也需要配置内部电压监测功能(例如VANA、VDIG和其他内部监控的电源轨)的故障响应? 如果 MCU 无法配置内部电压监控故障反应,我们是否可以假设这些反应完全由 FS26 PMIC 在内部管理? 能否列出哪些故障响应不需要由MCU配置,哪些需要配置? FSBC+PMIC 功能安全 Re: PMIC Safety Configuration by MCU 您可以参考下图: guoweisun_0-1785720521280.png ABIST 可以自动检查 VANA VDIG,无需配置。 guoweisun_1-1785720570149.png
記事全体を表示
MCUによるPMICセーフティ構成 こんにちは、NXPさん。 FS26セーフティマニュアルから、出力レギュレータの故障反応は初期化時にMCUによって設定できることが理解されています。 この構成要件が出力レギュレーターの故障反応にのみ適用されるのか、明確にしていただけますか(RSTB, FS0B & 01) PS_BUCK_PRE PS_CORE PS_LDO1 PS_LDO2 PS_LDO_REF PS_TRK1 PS_TRK2 また、 内部電圧監視機能 (例: VANA、VDIG、その他の内部監視供給レール)の故障反応も初期化時にMCUによって設定される必要があるのか? 内部電圧監視の故障反応がMCUで設定できない場合、これらの反応はFS26 PMICが内部で完全に管理していると考えてよいでしょうか? どの故障反応がMCUで設定不要で、どの回路が設定が必要かをリストアップできますか? FSBC+PMIC 機能安全 Re: PMIC Safety Configuration by MCU 以下の写真を参照してください: guoweisun_0-1785720521280.png ABISTはVANAのVDIGを自動的にCANチェックできます。設定は不要です。 guoweisun_1-1785720570149.png
記事全体を表示
S32K396:设备锁定/在通过 MU 安装 HSE 固件后中途停止,并要求输入 ADKP 设置 S32K396,从未安装过 HSE 固件,没有安全启动,没有 ADKP。 FS26 带 200 毫秒看门狗 发生了什么 我正在通过 MU 接口安装 AB_SWAP 粉色镜像。 1. 在 UTEST 中,将 HSE FW 使用标志编程到 0x1B000000。UTEST其他地点未受影响。尽管我的启动配置中已设置了 `FW_USAGE_FLAG_PROGRAM`,但 SBAF 并未自行对其进行编程。 2. 将 0xA5 写入 DCMRWP1 (0x402AC400) 的第 31 位到第 24 位,并发出功能RESET。 3. 在 MU0 ch0 上运行握手:收到 0xFF00F00F,回复 0xF0F00F0F,收到 0xDADABABA,写入 粉色图片地址。于是SBAF开始编写固件。 4. 此后不久,一切都停止了。UART 控制台上没有其他信息了。大约5分钟后,我重启了电源。 从那以后,该板完全没有控制台输出,我再也无法像往常那样进行调试了:J-Link 报告“检测到锁定的 S32K3xx 设备”,并要求提供 ADKP。或者报告“DAP 启动失败”(见附件)。所以我现在无法读取 GPR3、DCMRWP1 或 UTEST 了。 我从未配置过 ADKP,也从未申请过生命周期预付款。 问题 1. LC有可能自行发展吗? 2. 或者这是恢复模式?在 CUST_DEL 设备的 JTAG 恢复模式下,J-Link 连接是否可以显示为 “已锁定/需要密码”?HSE_B 固件参考手册中的图 12 显示该路径正在等待调试器,但没有进行身份验证。 3. 在报废该零件之前,我还能测试些什么?最重要的是:当主机内核尚未发布版本时,是否有办法通过调试接口读取当前的 LC 状态?或者,使用 Trace32 的另一种调试方法是否会更有效? Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 1)不,不可能。用户可以直接对 UTEST 进行编程(当未使用 HSE 固件时),也可以使用 HSE 服务进行编程(当使用 HSE 固件时)。 2)我不这么认为,虽然我没有使用 J-Link 的经验。可能会出现“检测到锁定的 S32K3xx 设备”消息 是的,"检测到锁定的 S32K3xx 设备"消息可能是由硬件(通常是电源)引起的误报,而不是真正的网络安全锁。我建议和塞格尔讨论一下: https://www.segger.com/support/technical-support/ 即使设备处于 JTAG 恢复模式,但仍处于 CUST_DEL 生命周期中,您仍然可以通过调试器连接、下载软件等等。 3)我会尝试在 POR 后立即连接或连接,可能会擦除应用程序软件。 Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 我现在注意到的是,BCW 中没有设置“RESET_RECOVERY_MODE”位。BCW 中该位设置错误是否能解释这种现象? 我有点不明白这个设置是做什么用的。设置此位是启用还是禁用恢复模式? 在表 119 中。在 HSE 参考手册的 BCW 位映射中写道,“RESET_RECOVERY_MODE”用于“禁用因连续 RESET 而进入恢复模式”。有关更多详细信息,请参阅“禁用进入RESET恢复模式”。 然后,在“2.6.1.3.3”章节中禁用 HSE 参考手册中的“进入重置恢复模式”选项。“进入恢复模式”仅在“RESET_RECOVERY_MODE == 1 AND DCMRWP1 (SBAF_REC_DIS_FRST or SBAF_REC_DIS_DRST) == 0”时为真。 Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 谢谢你的回复,大卫。 好的。 我已经就设备可能被错误锁定一事联系了 Segger 公司,目前正在等待回复。 我在进行 POR 操作后,通过短接 RESET 引脚,使用 J-Link 调试器进行了连接。这是该序列的日志: 在这种情况下,HSE固件尚未安装,设备也未被锁定。两种情况下遗留的错误都是 DAP 错误。 SEGGER J-Link Commander V9.18(编译于 2026 年 2 月 11 日 16:34:58) DLL 版本 V9.18,编译于 2026 年 2 月 11 日 16:33:51 通过 USB 连接到 J-Link...成功 固件:J-Link V10,编译于 2023 年 1 月 30 日 11:28:07 硬件版本:V10.10 J-Link 运行时间(自启动以来):不适用(此型号不支持) 序列号:50116795 许可证:GDB VTref=4.509V 输入“connect”建立目标连接,输入“?”获取帮助 J-Link>连接 请指定设备/核心。 : S32K396_M7_0 输入“?”以打开选择对话框 设备> 请指定目标接口: J) JTAG(默认) S) SWD T) cJTAG TIF>S 指定目标接口速度[kHz]。 :4000 kHz 速度> 已选择设备“S32K396_M7_0”。 通过SWD连接到目标 ConfigTargetSettings() 开始 ConfigTargetSettings() 结束 - 耗时 46 微秒 InitTarget() 开始 检测到 SDA_AP 必要时解锁设备…… 设备未锁定。不执行解锁程序,直接继续。 正在检查调试访问权限是否已启用…… 调试访问权限尚未启用。正在执行启用调试访问序列... 已启用调试访问权限 正在检查HSE固件是否已安装…… HSE固件未安装 检查 Cortex-M7_0 和 Cortex-M7_1 是否以同步模式运行 已启用锁定步进模式 InitTarget() 结束 - 耗时 45.5 毫秒 找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP DPIDR:0x6BA02477 CoreSight SoC-400 或更早版本 已跳过AP地图检测。已找到手动配置的AP地图。 AP[0]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[1]: APB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[2]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[3]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[4]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[5]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[6]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[7]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[4]: 跳过 ROMBASE 读取。用户手动设置 CoreBaseAddr AP[4]:核心已找到 ConfigTargetSettings() 开始 ConfigTargetSettings() 结束 - 耗时 15 微秒 InitTarget() 开始 检测到 SDA_AP 必要时解锁设备…… 设备未锁定。不执行解锁程序,直接继续。 正在检查调试访问权限是否已启用…… 核心已启用 正在检查HSE固件是否已安装…… HSE固件未安装 检查 Cortex-M7_0 和 Cortex-M7_1 是否以同步模式运行 已启用锁定步进模式 InitTarget() 结束 - 耗时 18.2 毫秒 找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP DPIDR:0x6BA02477 CoreSight SoC-400 或更早版本 已跳过AP地图检测。已找到手动配置的AP地图。 AP[0]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[1]: APB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[2]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[3]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[4]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[5]: AHB-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[6]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[7]: MEM-AP(IDR:未设置,地址:0x00000000) AP[4]: 跳过 ROMBASE 读取。用户手动设置 CoreBaseAddr AP[4]:核心已找到 ****** 错误:读取 AIRCR 时出现 DAP 错误。 发生错误:无法连接到目标设备。 如需故障排除步骤,请访问: https://kb.segger.com/J-Link_Troubleshooting
記事全体を表示
S32K396: デバイスがロックされ、MU経由のHSEファームウェアのインストールが途中で停止した後、ADKPを要求します 設定 S32K396、HSE FWは一切インストールされておらず、セキュアブートもADKPもありません。 FS26(ウォッチドッグタイマー200ms) どうしたの AB_SWAPピンクのイメージをMUインターフェース経由でインストールしていました 1. UTESTでHSE FW使用フラグを0x1B000000にプログラムしました。他のUTEST拠点は一切影響を受けていません。ブート設定で`FW_USAGE_FLAG_PROGRAM`が設定されているにもかかわらず、SBAFはそれをプログラムしていませんでした。 2. DCMRWP1 (0x402AC400) のビット 31 から 24 に 0xA5 を書き込み、機能リセットを実行しました。 3. MU0 ch0 でハンドシェイクを実行: 0xFF00F00F を受信し、0xF0F00F0F に応答し、0xDADABABA を受信し、書き込みました。 ピンク色の画像のアドレス。SO、SBAFはファームウェアのプログラミングを始めました。 4. その後しばらくして、すべてが停止した。UARTコンソールにはそれ以上の情報はありません。約5分後に電源を入れ直しました。 それ以来、ボードはコンソール出力を一切出さず、通常のデバッグ方法もできません。J-Linkは「S32K3xxデバイスがロックされました」と表示し、ADKPを求めます。または、「DAPの電源投入に失敗しました」というレポートが表示されます(添付ファイルを参照)。SO、GPR3、DCMRWP1、UTESTはもう読めません。 私はADKPをプロビジョニングしたことも、ライフサイクルアドバンスを要求したこともありません。 質問 1. LCは単独で前進できたのか? 2. これはリカバリーモードでしょうか?CUST_DELデバイスのJTAGリカバリモードで、J-Link接続は次のように表示されます。 「ロック/パスワードが必要」?HSE_B Firmware リファレンス・マニュアルの図12は、認証なしでデバッガを待つ経路を示しています。 3. 部品を廃棄する前にまだ何を試せますか?まず最初に、ホストコアが解放されていない場合にデバッグインターフェース上で現在のLC状態を読み取る方法はありますか?それとも、Trace32を使った別のデバッグ方法の方がうまくいく可能性はありますか? Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 1) いいえ、それはできません。HSE FWが使用されていない場合、ユーザーが直接UTESTにプログラムするか、HSE FWを使用する場合にHSEサービスを使用することでプログラムできます。 2) 私はそうは思いませんが、J-Linkの経験はありません。「ロックされたS32K3xxデバイスが検出されました」というメッセージが表示される可能性があります。 はい、「ロックされたS32K3xxデバイスが検出されました」というメッセージは、実際のセキュリティロックではなく、ハードウェア(通常は電源)による誤検知である可能性があります。セッガー氏と話し合うことをお勧めします。 https://www.segger.com/support/technical-support/ デバイス自体がJTAGリカバリーモードに入っているのであれば、もしまだCUST_DELライフサイクル中であれば、デバッガで接続したり、ソフトウェアをダウンロードしたりできるはずです。 3) POR直後に添付するか添付し、場合によってはアプリケーションを消去するのが良いでしょう。 Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way 今気づいたのは、BCWで「RESET_RECOVERY_MODE」ビットが設定されていなかったことです。BCWでこのビットを設定できなかったことがこの挙動の説明になるのでしょうか? この設定が何をするのか、少し混乱しています。このビットを設定すると、リカバリーモードが有効になりますか、それとも無効になりますか? 表119において。HSEの参考マニュアルには「RESET_RECOVERY_MODE」は「連続リセットのために回復モードへのエントリ ーを無効 化するために使用される」と書かれています。詳細については、「リセットリカバリーモードへのアクセスを無効にする」を参照してください。 次に、第2.6.1.3.3章ではHSEのリファレンスマニュアルにある「Entry into recovery mode」は「Entry into recovery mode」は「RESET_RECOVERY_MODE == 1 AND DCMRWP1 (SBAF_REC_DIS_FRST または SBAF_REC_DIS_DRST) == 0' の時にのみ有効です。 Re: S32K396: device locked / asks for ADKP after HSE FW install over MU stopped mid-way ご返信ありがとうございます、デイビッドさん。 わかった。 デバイスのロックが誤って行われた可能性についてSegger社に問い合わせており、現在回答待ちです。 PORの後にリセットピンをショートさせながらJ-Linkデバッガを使って接続しました。そのシーケンスのログは以下の通りです: この場合、HSEファームウェアはインストールされておらず、デバイスもロックされていません。どちらのシナリオでも残るエラーは、DAPエラーです。 SEGGER J-Link Commander V9.18 (コンパイル日時: 2026年2月11日 16:34:58) DLLバージョンV9.18、コンパイル日時:2026年2月11日 16:33:51 USB経由でJ-Linkに接続しています...わかった。 ファームウェア:J-Link V10 2023年1月30日 11:28:07 コンパイル ハードウェアバージョン:V10.10 J-Linkの稼働時間(起動後):該当なし(このモデルではサポートされていません) S/N:50116795 ライセンス:GDB VTref=4.509V ターゲット接続を確立するには「connect」と入力し、ヘルプを表示するには「?」と入力してください。 J-Link>接続 デバイス/コアを指定してください。 :S32K396_M7_0 選択ダイアログには「?」と入力してください 装置> ターゲットインターフェースを指定してください: J) JTAG(デフォルト) S) SWD T) cJTAG TIF> ターゲットインターフェース速度[kHz]を指定します。 <デフォルト>:4000kHz スピード> デバイス「S32K396_M7_0」が選択されました。 SWD経由でターゲットに接続 ConfigTargetSettings() 開始 ConfigTargetSettings() 終了 - 46マイクロ秒かかりました InitTarget() 開始 SDA_APが検出されました 必要に応じてデバイスのロックを解除します... デバイスはロックされていません。ロック解除の手順を経ずに続行します。 デバッグアクセスがすでに有効かどうか確認中... デバッグアクセスはまだ有効になっていません。デバッグアクセスの有効化シーケンスを実行しています... デバッグアクセス有効 HSEファームウェアがインストールされているかどうか確認しています... HSEファームウェアがインストールされていません Cortex-M7_0とCortex-M7_1がロックステップモードで動作しているか確認 ロックステップモード有効 InitTarget() エンド - 45.5msかかりました 身分証0x6BA02477で見つけたSW-DP DPIDR:0x6BA02477 CoreSight SoC-400以前 APマップ検出がスキップしました。手動で設定されたAPマップが見つかりました。 AP[0]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[1]: APB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[2]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[3]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[4]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[5]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[6]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[7]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[4]: ROMBASEの読み込みをスキップしました。ユーザーが手動で設定するCoreBaseAddr AP[4]: コア発見 ConfigTargetSettings() start ConfigTargetSettings() end - 15us をかかった InitTarget() start SDA_AP検出 必要なら解除装置を... デバイスはロックされていません。ロック解除の手順を経ずに続行します。 デバッグアクセスがすでに有効かどうか確認中... コアはすでに有効化されています HSEファームウェアがインストールされているかどうか確認しています... HSEファームウェアがインストールされていません Cortex-M7_0とCortex-M7_1がロックステップモードで動作しているか確認 ロックステップモード有効 InitTarget() エンド - 18.2ms かかりました 身分証0x6BA02477で見つけたSW-DP DPIDR:0x6BA02477 CoreSight SoC-400以前 APマップ検出がスキップしました。手動で設定されたAPマップが見つかりました。 AP[0]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[1]: APB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[2]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[3]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[4]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[5]: AHB-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[6]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[7]: MEM-AP (IDR: 未設定、アドレス: 0x00000000) AP[4]: ROMBASEの読み込みをスキップしました。ユーザーが手動で設定するCoreBaseAddr AP[4]: コア発見 ****** エラー: AIRCR の読み取り中に DAP エラーが発生しました。 エラーが発生しました:ターゲットデバイスに接続できません。 トラブルシューティングの手順については、 https://kb.segger.com/J-Link_Troubleshootingを参照してください。
記事全体を表示
Understanding I²C Buffers and Static Voltage Offset (SVO): Why Your Bus May Fail I²C communication is widely used due to its simplicity, but when the system grows (more devices, longer traces, different voltage domains), communication issues may appear. One common root cause is the incorrect use of I²C buffers or level translators. This post explains: How I²C logic levels really work Why buffers are needed Types of I²C Buffer Technologies How Static Voltage Offset (SVO) works Common design mistakes to avoid How I²C logic levels really work I²C does not use fixed voltages like 0 V or 5 V to define logic states. Instead, it uses thresholds relative to VCC: Logic 0 (LOW): below ~30% of VCC Logic 1 (HIGH): above ~70% of VCC Undefined region: between 30%–70% → signal is unreliable ErikaC_0-1780606331928.png ErikaC_0-1785342135078.png In real systems, signal levels may not behave ideally. Due to: Different driver strengths Load variations Buffer offset behavior You may observe three voltage levels, even though the protocol only defines two logic states. This can lead to misinterpretation of signals. ErikaC_1-1780606357974.png We will explore this behavior in more detail in the following sections, especially when analyzing how I²C buffers and offset mechanisms work. Why buffers are needed You should consider an I²C buffer when: Bus capacitance exceeds ~400 pF Long PCB traces or cables are used Multiple devices are connected Different voltage domains are required Isolation between sections is needed Buffers divide the system into smaller segments and improve signal integrity. For a deeper understanding, refer to the training: The Ins and Outs of I²C Bus Buffers Types of I²C Buffer Technologies Different buffer architectures solve these challenges in different ways: Static Offset: Introduces a fixed voltage offset on one side of the bus, enabling direction detection. Incremental Offset: Adds a small dynamic voltage shift (~100 mV), allowing symmetrical bidirectional operation. Amplifier: Boosts sink current instead of shifting voltage, helping weak drivers control heavier loads. In this post, we will focus specifically on Static Offset buffers, as they are widely used and often misunderstood in system design. Static Offset Buffer Characteristics Static Offset buffers are commonly used due to their robust behavior: Fully bidirectional and support multi-master operation, including clock stretching and do not generate any ‘glitches’. Isolate bus segments electrically, preventing capacitance and loading on one side from affecting the other side. Each side operates independently with its own rise time and pull-up network. Regenerate signals, producing clean LOW levels independent of the input LOW amplitude. Use a fixed Static Voltage Offset (SVO), creating a slightly higher LOW level on one side of the buffer. This offset allows the buffer to determine the origin of a LOW signal and prevents latching. Weaknesses of Static Offset Buffers Require specific design rules due to their special offset voltage levels. Static Offset ports cannot be connected together on the same bus segment. Only one offset port should exist per bus segment. Add propagation delay, which must be considered in timing analysis. Multiple buffers can reduce the maximum achievable I²C bus speed The main challenge in I²C buffers is that the bus is bidirectional. Both master and slave can pull the line LOW. By introducing a fixed voltage offset, the buffer can distinguish which side initiated the LOW condition and correctly propagate the signal across the bus. How Static Voltage Offset (SVO) works Static Voltage Offset introduces an intentional voltage offset, so a LOW level is not always represented by 0 V. Instead, the buffer creates two valid LOW levels, both within the I²C specification. To achieve this, the input and output logic levels on the special side of the buffer are intentionally designed to be different. ErikaC_0-1785263036476.png   The key concept is that the special output LOW voltage (VOL) is set slightly higher than the corresponding input HIGH threshold (VIH): For example: Special output VOL ≈ 0.7 V Special input VIH ≈ 0.55 V When the buffer drives the special side LOW at approximately 0.7 V, that voltage is still considered a valid LOW by other I²C devices on the bus. However, for the buffer's own special input, 0.7 V is interpreted as a HIGH because it is above its VIH threshold. As a result, the buffer's output cannot feed back into its own input, preventing the latching condition commonly found in simple bidirectional buffers. ErikaC_1-1785263096789.png This enables the buffer to distinguish between two conditions: State 1: The voltage is between the special input threshold (VIL) and the offset level (VOL/SVO). This indicates that the LOW originated from one side of the buffer. State 2: The voltage is pulled much closer to 0 V, below the special threshold. This indicates that the LOW originated from the opposite side of the buffer. By monitoring these voltage levels, the buffer can determine where the LOW signal originated (Side A or Side B). Once the direction is identified, the buffer can correctly propagate the signal to the other side while avoiding feedback, latching, and communication conflicts. But, How Does the Buffer Determine the Signal Direction? The Buffer uses an internal voltage offset to automatically determine the direction of I²C signal propagation. The offset appears on the opposite side of the device that is actively pulling the bus LOW, allowing the buffer to identify the signal source and maintain proper bidirectional operation. ErikaC_0-1785352884818.png The buffer continuously monitors the voltage present on both sides and compares it against the internal offset thresholds. Case 1: LOW originated from the Non-Offset side (A → B) A device on Side A pulls the line LOW. The buffer propagates this LOW to Side B while adding the static offset: Side A = LOW Side B = LOW + Offset ErikaC_0-1785340210113.png As a result: Input = LOW Output = OFFSET The presence of the offset voltage indicates that the signal originated from the Non-Offset side and is being propagated toward the Offset side. ErikaC_0-1785341778973.png   Case 2: LOW originated from the Offset side (B → A) A device on Side B pulls the line LOW. The buffer recognizes that the voltage has been driven below the offset threshold and propagates a true LOW toward Side A: Side B ≈ LOW Side A ≈ LOW As a result: Input = LOW Output = LOW The absence of an offset on the output indicates that the signal originated from the Offset side and is being propagated toward the Non-Offset side. ErikaC_1-1785341802204.png   INPUT OUTPUT DIRECTION LOW LOW B SIDE TO A SIDE LOW OFFSET A SIDE TO B SIDE   Common design mistakes to avoid When using I²C buffers that implement Static Voltage Offset (SVO), it is important to carefully consider both device selection and system-level design. This is because not all buffers use the same offset value. Typically, the SVO can vary between approximately 0.1 V and 0.6 V, depending on the internal design of each device. This variation directly affects how LOW levels are interpreted and how signals are propagated between segments of the bus, which can ultimately impact the reliability of bidirectional communication. Another important aspect is that the offset is not always located on the same side of the buffer. In some devices, the offset is applied on Side B, while in others it is on Side A. There are even cases where the offset may dynamically change sides depending on the operating conditions. For this reason, it is essential to fully understand the internal behavior of the selected buffer in order to avoid unexpected system behavior. The easiest way to verify this is by reviewing the device datasheet and identifying whether it specifies a parameter such as the VOL–VILC difference, which represents the difference between the LOW-level output voltage and the LOW-level input voltage during a contention condition. Voltage contention occurs when both sides of the buffer attempt to pull the line LOW at the same time but with different voltage levels or drive strengths. ErikaC_4-1780606435484.png Due to this variability, there is a very important design rule: SVO-based buffers must never be directly connected to each other, whether in series or in parallel. This means that you should not connect two buffer sides that both introduce a voltage offset, as their LOW levels will not align correctly. The reason for this limitation is that it can lead to errors in LOW-level propagation. In such cases, a LOW signal may propagate correctly in one direction but fail in the opposite direction, breaking the bidirectional behavior of the I²C bus, which is essential for proper communication. ErikaC_0-1780606934177.png   These diagrams show correct implementations of SVO-based I²C buffers. In these configurations, only one side of the system introduces a static voltage offset, allowing the buffer to properly distinguish the origin of the LOW signal. This ensures correct bidirectional communication, stable signal propagation, and prevents contention or oscillation issues. ErikaC_5-1780606454839.png     ErikaC_6-1780606463739.png   ErikaC_7-1780606471571.png   ErikaC_8-1780606485773.png These diagrams illustrate incorrect configurations where two SVO-based buffers are directly connected. In this case, both sides introduce different LOW offset levels, preventing proper alignment of logic thresholds. As a result, the buffer may fail to correctly detect the signal origin, leading to incomplete LOW propagation, loss of bidirectional behavior, and potential communication failures. ErikaC_9-1780606500895.png   ErikaC_10-1780606511051.png   I2C
記事全体を表示
i.MX95 LPI2C 上的动态 I2C 从机地址配置 各位专家好, 我正在使用i.MX95平台,并在 Linux 下以 I2C 从模式使用 LPI2C 控制器。 目前,I2C 从机地址在设备树中是静态定义的。我的要求是根据外部 GPIO 输入(例如,板 ID 或地址选择 GPIO)动态确定从设备地址,而不是将其硬编码到设备树中。 我想知道: i.MX95 LPI2C 硬件是否支持在运行时动态更改 I2C 从机地址? Does the NXP 电路板支持包/Linux LPI2C 从设备驱动程序是否支持在启动后更新从设备地址,还是需要修改驱动程序? 从 SoC 或 电路板支持包 的角度来看,是否有推荐的机制在从设备注册之前或期间,根据外部 GPIO 选择从设备地址? 是否有任何参考实现或示例演示动态 I2C 从机地址配置? 任何指导或建议都将不胜感激。 BR, 阿伦·库马尔 Re: Dynamic I2C Slave Address Configuration on i.MX95 LPI2C 你好, 1. 是的,使用 i.MX95 的 LPI2C 模块可以实现。 2. 不,需要修改驱动程序。 当前 NXP 电路板支持包 Linux 驱动程序支持主模式和从模式,但从机地址只需从设备树中读取一次。 3. 修改驱动程序以读取 GPIO 地址并在探测期间更改线路的最佳方法。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/b096ce610e956cc2596006343df8a2a26ed6e019/drivers/i2c/busses/i2c-imx-lpi2c.c 4. 我们有一个使用 i2c-imx-lpi2c.c 的从属 DTS 示例。驱动程序无法在运行时使用 GPIO 更改地址。您可以点击以下链接查看: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/74521e3f425001c27a54323ee8de4f7c59ee88dc/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-i2c-spi-slave.dts 顺祝商祺!
記事全体を表示
T Embedにはどのようなポートがありますか? 標準モデルのTエンベッドを持っていますが、どのポートか全く分かりません(もう一つのポートで、USB-Cではありません)。公式サイトではGroveポートと書いてあり、LilygoのWikiサイトではQwiicポートと書かれています。どなたか助けていただけませんか? Re: What kind of port does the T Embed have? こんにちは、 このデバイスはNXP製品ではないので、Lilygoのサポートに直接連絡して部品番号を共有することをお勧めします。ピン図やBOMのページを確認してみると良いでしょう。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
i.MX95 LPI2Cにおける動的I2Cスレーブアドレス構成 こんにちは、専門家の皆様。 私はiについて取り組んでいます。MX95 プラットフォームで、 Linux上でLPI2CコントローラをI2Cスレーブモードで 使用しています。 現在、I2Cスレーブアドレスはデバイスツリー内で静的に定義されています。私の要件は、デバイスツリーにアドレスをハードコーディングするのではなく、外部GPIO入力(例えば、ボードIDやアドレス選択GPIO)に基づいてスレーブアドレスを動的に決定することです。 知りたいのは以下の点です。 i.MX95 LPI2Cハードウェアは、実行時にI2Cスレーブアドレスを動的に変更することをサポートしていますか? NXP BSP/Linux LPI2Cのスレーブドライバーは、起動後にスレーブアドレスを更新できるのでしょうか?それともドライバーの変更が必要でしょうか? SoCまたはBSPの観点から、スレーブ登録前または登録中に外部GPIOに基づいてスレーブアドレスを選択するための推奨されるメカニズムはありますか? 動的なI2Cスレーブアドレス設定を示すリファレンス実装やサンプルはありますか? 何かご助言や推奨される方法があれば、ぜひお聞かせください。 BR、 アルン・クマール Re: Dynamic I2C Slave Address Configuration on i.MX95 LPI2C こんにちは、 1. はい、i.MX95のLPI2Cモジュールで可能です。 2. いいえ、ドライバの改造は不要です。 現在のNXP BSP Linuxドライバはマスターモードとスレーブモードの両方をサポートしていますが、スレーブアドレスはデバイスツリーから一度だけ読み込みます。 3. このモモディットドライバーがプローブ中にGPIOアドレスを読み取り、ラインを変更する最良の方法。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/b096ce610e956cc2596006343df8a2a26ed6e019/drivers/i2c/busses/i2c-imx-lpi2c.c 4. i2c-imx-lpi2c.c を使用するスレーブ DTS のサンプルがあります。ただし、GPIOを使って実行時にアドレスを変更することはできません。次のリンクからご覧いただけます: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/74521e3f425001c27a54323ee8de4f7c59ee88dc/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-i2c-spi-slave.dts よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working Hi @PavelL, I was able to run the example TCP/IP stack example project previously with the following configuration: • S32KDS version 3.6.5 • RTD (Real-Time Drivers) version 7.0.0 • TCP/IP Stack version 4.0.0 However, after upgrading to the following versions and did the same setup procedure, it is not working: • S32KDS version 3.6.8 • RTD (Real-Time Drivers) version 7.0.1 • TCP/IP Stack version 5.0.0 I have attached my project. Thanks for the help again. Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working Hello @James_Zhang_SE , I need time for investigation. I'll do my best to reply within this week. Thank you for your understanding. Best regards, Pavel Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working Hello @James_Zhang_SE , I apologize for delayed response caused by my workload. The root cause is EthIf_Cfg.c , as we've already discussed in this thread S32K388 tcpip stack 4.0.0 missing lwip folder while compiling The example is working now on my S32K388EVB-Q289. Anyway, I did lots of changes in your project but the most critical is the EthIf_Cfg file. All modified files can be found in the attached zip. You may check the changes by yourself. Please notice that provided code is without any warranty. Once you replace files by the patch, please do not forget to do Update Code. Best regards, Pavel Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working Hi Pavel, Thank you so much for your help! After applying the same steps as before, I was able to ping and test the TCP loopback. I have a few quick questions: For the Ethif Config fix and RTD workarounds, will they be added in future releases of the driver and example project? Since I'm not too familiar with this stack. When something is not working, do you have a suggested systematic way to debug? Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working Hello @James_Zhang_SE , Thank you for sharing your current status.   If my previous post helped to solve the issue, please mark it as a solution, as this may help other users facing a similar problem.   Regarding point 1:   I have reported the EthIf_Cfg issue to the responsible software team. The release date of the fix is not known yet. There is still an internal discussion about where the RTD workaround should be implemented, whether in the MAC driver or in the clock configuration area. For now, we need to accept the current situation and apply the workaround manually.   Regarding point 2:   My usual debug flow is to check the pin configuration, clock configuration, interrupt configuration, FIFO sizes and the required RTD workaround code. The gPTP examples are also a very good reference, because they provide functional Ethernet-related configurations that can be used for comparison. Best regards, Pavel
記事全体を表示
Dynamic I2C Slave Address Configuration on i.MX95 LPI2C Hello Experts, I am working on the i.MX95 platform and using the LPI2C controller in I2C slave mode under Linux. Currently, the I2C slave address is defined statically in the Device Tree. My requirement is to determine the slave address dynamically based on an external GPIO input (for example, a board ID or address-select GPIO) instead of hardcoding it in the Device Tree. I would like to know: Does the i.MX95 LPI2C hardware support changing the I2C slave address dynamically at runtime? Does the NXP BSP/Linux LPI2C slave driver support updating the slave address after boot, or would it require driver modifications? Is there any recommended mechanism from the SoC or BSP perspective to select the slave address based on an external GPIO before or during slave registration? Are there any reference implementations or examples demonstrating dynamic I2C slave address configuration? Any guidance or recommended approach would be appreciated. BR, Arun Kumar Re: Dynamic I2C Slave Address Configuration on i.MX95 LPI2C Hello, 1. Yes, is possible with LPI2C module of i.MX95. 2. No, driver modifications are needed. The current NXP BSP Linux driver supports both master and slave modes but, the slave address is read once from the Device Tree. 3. The best approach for this modify driver to read the GPIO address and change line during probe. https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/b096ce610e956cc2596006343df8a2a26ed6e019/drivers/i2c/busses/i2c-imx-lpi2c.c 4. We have an slave DTS example that uses i2c-imx-lpi2c.c driver but the address cannot be changed in runtime using GPIOs. You can take a look in the next link: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/74521e3f425001c27a54323ee8de4f7c59ee88dc/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-i2c-spi-slave.dts Best regards.
記事全体を表示
S32K388 TCP/IP 协议栈 5.0.0 无法正常工作 嗨@PavelL , 我之前使用以下配置成功运行了 TCP/IP 协议栈示例项目: • S32KDS 版本 3.6.5 • RTD(实时驱动程序)版本 7.0.0 • TCP/IP协议栈版本4.0.0 但是,升级到以下版本并执行相同的设置步骤后,却无法正常工作: • S32KDS 版本 3.6.8 • RTD(实时驱动程序)版本 7.0.1 • TCP/IP协议栈版本5.0.0 我已附上我的项目。再次感谢你的帮助。 Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working 你好@James_Zhang_SE , 我需要时间进行调查。我会尽力在本周内回复。 感谢您的理解。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working 你好@James_Zhang_SE , 由于工作繁忙,回复有所延迟,敬请谅解。 根本原因是 EthIf_Cfg.c正如我们之前在这个帖子中讨论过的,S32K388 TCP/IP 堆栈 4.0.0 在编译时缺少 lwip 文件夹 该示例现在在我的 S32K388EVB-Q289 上运行正常。 总之,我对你的项目做了很多修改,但最关键的是 EthIf_Cfg 文件。所有修改后的文件都可以在附件的压缩包中找到。您可以自行查看更改。 请注意,所提供的代码不提供任何担保。 用补丁替换文件后,请不要忘记执行代码更新。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working 你好,帕维尔, 非常感谢您的帮助!按照之前的步骤操作后,我能够 ping 通并测试 TCP 回环地址。我有几个问题想问一下: 对于 Ethif 配置修复和 RTD 变通方案,它们是否会在驱动程序和示例项目的未来版本中添加? 由于我对这个技术栈不太熟悉。当出现故障时,您是否有系统性的调试方法建议? Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working 你好@James_Zhang_SE , 感谢您分享您的最新情况。   如果我之前的帖子帮助您解决了问题,请将其标记为解决方案,因为这可能会帮助其他遇到类似问题的用户。   关于第一点:   我已经将 EthIf_Cfg 问题报告给了相关的软件团队。修复程序的发布日期尚未确定。目前内部仍在讨论 RTD 变通方案应该在何处实施,是在 MAC 驱动程序中还是在时钟配置区域中。目前,我们只能接受现状,并手动应用变通方案。   关于第二点:   我通常的调试流程是检查引脚配置、时钟配置、中断配置、FIFO 大小以及所需的 RTD 变通代码。gPTP 示例也是一个很好的参考,因为它们提供了可用于比较的功能性以太网相关配置。 顺祝商祺! 帕维尔
記事全体を表示
S32K388 TCP/IPスタック5.0.0が動作しません こんにちは、 @PavelL さん。 以前は、以下の設定でTCP/IPスタックのサンプルプロジェクトを実行することができました。 • S32KDS バージョン 3.6.5 • RTD(リアルタイム・ドライバ)バージョン7.0.0 • TCP/IPスタック バージョン 4.0.0 しかし、以下のバージョンにアップグレードして同じセットアップ手順を実行したところ、動作しなくなりました。 • S32KDS バージョン 3.6.8 • RTD (リアルタイム・ドライバ) version 7.0.1 • TCP/IPスタック バージョン 5.0.0 プロジェクトを添付しました。改めてご協力ありがとうございました。 Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working こんにちは、 @James_Zhang_SE さん、 調査に時間が必要です。今週中に返信できるよう最善を尽くします。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working こんにちは、 @James_Zhang_SE さん、 業務量が多く返信が遅れてしまい、申し訳ございません。 根本原因はEthIf_Cfg.cです。、このThreadですでに議論したように、tcpip stack 4.0.0 S32K388コンパイル中に lwip フォルダが欠けています このサンプルは、私のS32K388EVB-Q289で現在正常に動作しています。 とにかく、あなたのプロジェクトに多くの変更を加えましたが、最も重要なのは EthIf_Cfg ファイルです。すべての修正ファイルは添付のzipファイルで見つけることができます。変更内容はご自身で確認していただいても構いません。 提供されたコードには一切保証が付いておらず、保証もございませんのでご注意ください。 パッチでファイルを置き換えた後は、必ずコードの更新を行ってください。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working こんにちは、パベルさん。 ご助力ありがとうございます!以前と同じ手順を適用した後、pingを実行してTCPループバックをテストすることができました。いくつか簡単な質問があります。 Ethif Configの修正やRTDの回避策については、FUTUREのドライバやサンプルプロジェクトのリリースで追加されるのでしょうか? [[ ## completed ##]] 私はこのスタックにあまり詳しくないので。何かがうまく動作しない場合、体系的なデバッグ方法を提案していただけますか? Re: S32K388 TCP/IP stack 5.0.0 not working こんにちは、 @James_Zhang_SE さん、 現在の状況をお知らせいただきありがとうございます。   もし前回の投稿が問題解決の助けになったなら、解決策としてマークしてください。同じような問題に直面している他のユーザーの助けになるかもしれません。   1点目について:   EthIf_Cfg問題を担当ソフトウェアチームに報告しました。修正プログラムのリリース日はまだ未定です。RTDの回避策をMACドライバーかクロック設定領域で実装すべきかについては、社内でまだ議論が続いています。今のところは現状を受け入れ、手動で回避策を適用する必要があります。   2点目について:   私の通常のデバッグ手順は、ピン構成、クロック構成、割り込み構成、FIFOサイズ、および必要なRTD回避コードを確認することです。gPTPの例も非常に参考になります。なぜなら、比較に利用できる機能的なイーサネット関連構成を提供しているからです。 よろしくお願いいたします。 パベル
記事全体を表示
I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 20 chip dac need  to be controled  at the same time , I want to use flexio  to work as special spi,  to control the dac device. deltails as below: one  cs , one clk,  20 mosi,   use 20 pins,  to  output dac values to  20 dac devices at the  same time , can you give the  mcuexpross code  and project ? thanks! 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time Is  the  question two hard  lead to  there is nobody  can give  any suggestions  ? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 1、 cs pull low level 2、flexio transmit 20 channel mosi evrytime, every channel transmit one bit,  one transmit use one shift register, 3、transmit 8 times use all the 8 shift registers , and every channel transmit  8 bits。 4、step 2 、3 is one  dma  transmit.  use  3 times of dma to transmit 24bit  data every channel, because  the dac chipi is  24bits. 5、pull cs high。 can  this work ok? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time is   there anybody ? Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time the  chip i use is mcxn947. 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time Hi @justdomyself  For a similar implementation, I recommend checking the FlexIO QSPI application note AN14175 and the FlexIO SPI DMA examples in the MCUXpresso SDK. The AN14175 example demonstrates how to use FlexIO timers and shifters to create custom serial interfaces, which is closer to your requirement of driving 20 DAC channels simultaneously with one clock and multiple data outputs. The FlexIO SPI DMA example is also useful for understanding the basic FlexIO timer, shifter, and DMA configuration. BR Harry 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time Where is the project code for AN14175 located? Where can I download it? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time Hi @justdomyself  Search | NXP Semiconductors Please search AN14175 in the NXP official website. And you can click the Associated File: AN14175SW to download the software. Harry_Zhang_0-1785384066285.png BR Harry 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time An error occurred during import: justdomyself_0-1785394860116.png An error occurred during compilation: justdomyself_1-1785394889652.png An error occurred during debugging: justdomyself_2-1785394917545.png When executing BOARD_PowerMode_OD, the debug function crashes immediately with the error shown in the image above. Could you provide a newer, working project? My software version: MCUXpresso IDE v25.6 [Build 136] [2025-06-27] 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time Hi @justdomyself  You can download the SDK version corresponding to AN14175. BR Harry
記事全体を表示
我想使用 Flexio 作为特殊的 SPI,同时输出 20 位 MOSI 信号。 需要同时控制 20 个芯片 DAC,我想使用 Flexio 作为特殊的 SPI 来控制这些 DAC 设备。如下所示: 一个 cs, 一声钟响, 使用 20 个 MOSI 板,通过 20 个引脚同时向 20 个 DAC 设备输出 DAC 值,请问可以提供 MCUEXPROS 代码和项目吗? 谢谢您! 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 这个问题太难了,是不是没人能给出任何建议? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 1、cs拉低级别 2、每次传输20通道MOSI,每个通道传输一位,一次传输使用一个移位寄存器。 3、传输8次,使用全部8个移位寄存器,每个通道传输8位。 4、步骤 2、3 是一次 DMA 传输。使用 3 倍的 DMA 来传输每个通道的 24 位数据,因为 DAC 芯片是 24 位的。 5、拉高 cs。 这样可以吗? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 有人在吗? Re: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 我使用的芯片是mcxn947。 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 嗨@justdomyself 对于类似的实现,我建议查看 FlexIO QSPI 应用笔记 AN14175 和 MCUXpresso SDK 中的 FlexIO SPI DMA 示例。 AN14175 示例演示了如何使用 FlexIO 定时器和移位器创建自定义串行接口,这更接近于您使用一个时钟和多个数据输出同时驱动 20 个 DAC 通道的要求。 FlexIO SPI DMA 示例对于理解 FlexIO 定时器、移位器和 DMA 的基本配置也很有用。 BR 哈里 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time AN14175    对应的工程代码在哪个位置?从哪下载? 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 导入的时候报错: justdomyself_0-1785394860116.png 编译的时候报错: justdomyself_1-1785394889652.png debug 的时候报错: justdomyself_2-1785394917545.png 执行 BOARD_PowerMode_OD   。debug直接崩溃报上图错误。 能不能给个新一点的可以用的工程,  我的软件版本:MCUXpresso IDE v25.6 [Build 136] [2025-06-27] 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 嗨@justdomyself 搜索 | 恩智浦半导体 请在NXP官方网站上搜索AN14175。 您可以点击关联文件:AN14175SW 下载该软件。 Harry_Zhang_0-1785384066285.png BR 哈里 回复: I want to use flexio to work as a special spi, 20bit mosi output at the same time 嗨@justdomyself 您可以下载与 AN14175 对应的 SDK 版本。 BR 哈里
記事全体を表示
T Embed 使用的是哪种接口? 我有一台标准的 T 型嵌入式开发板,但我不知道它用的是哪种接口(不是 USB-C 接口),因为官方网站说它是 Grove 接口,而 Lilygo Wiki 网站说它是 Qwiic 接口。请问有人可以帮帮我吗? Re: What kind of port does the T Embed have? 你好, 由于该设备并非 NXP 产品,我建议您直接联系 Lilygo 支持部门,提供元器件零件编号,您可以与他们一起查看引脚图或物料清单。 顺祝商祺!
記事全体を表示