2399711_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2399711_ja-JP

2399711_ja-JP

MCUによるPMICセーフティ構成

こんにちは、NXPさん。

FS26セーフティマニュアルから、出力レギュレータの故障反応は初期化時にMCUによって設定できることが理解されています。

この構成要件出力レギュレーターの故障反応にのみ適用されるのか、明確にしていただけますか(RSTB, FS0B & 01)
PS_BUCK_PRE

PS_CORE
PS_LDO1
PS_LDO2
PS_LDO_REF
PS_TRK1
PS_TRK2


また、
内部電圧監視機能 (例: VANA、VDIG、その他の内部監視供給レール)の故障反応も初期化時にMCUによって設定される必要があるのか?

内部電圧監視の故障反応がMCUで設定できない場合、これらの反応はFS26 PMICが内部で完全に管理していると考えてよいでしょうか?


どの故障反応がMCUで設定不要で、どの回路が設定が必要かをリストアップできますか?



FSBC+PMIC機能安全Re: PMIC Safety Configuration by MCU

以下の写真を参照してください:

guoweisun_0-1785720521280.pngguoweisun_0-1785720521280.png

ABISTはVANAのVDIGを自動的にCANチェックできます。設定は不要です。

guoweisun_1-1785720570149.pngguoweisun_1-1785720570149.png



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: